Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
시스템 설계 및 동역학 모델링
실험 검증 및 결과
기술적 장점 및 향후 응용 분야

준직접 구동(QDD) 기술을 기반으로 한 인간-외골격 상호작용 힘 추정

CubeMars / Mar 25,2025

인간-로봇 상호작용 분야에서 외골격 기술은 재활, 보행 보조 및 신체 능력 증강을 위한 핵심 솔루션으로 부상하고 있습니다. 그러나 효율적이고 정밀한 인간-외골격 상호작용을 구현하는 것은 여전히 중요한 과제로 남아 있으며, 특히 힘 추정 및 제어 측면에서 어려움이 큽니다. 기존 방식은 상호작용 힘을 측정하기 위해 힘 센서에 의존하며, 이는 시스템의 복잡성과 비용을 증가시킵니다. 본 연구에서는 준직접 구동(QDD) 기술을 기반으로 한 힘 추정 방법을 제안하며, 액추에이터의 고유한 동역학 특성을 활용함으로써 추가적인 힘 센서 없이도 상호작용 힘을 추정할 수 있도록 합니다.


Human-Exoskeleton Interaction Force Estimation Based on Quasi-Direct Drive (QDD) Technology


시스템 설계 및 동역학 모델링


연구팀은 QDD 기술을 활용한 고관절 외골격을 개발하여 자연스러운 인간 동작에 대한 제약을 최소화하면서 보조 토크를 제공합니다. 시스템 설계의 핵심은 낮은 감속비 액추에이터를 사용하여 관절을 직접 구동함으로써 역구동성(backdrivability)과 사용자 편안성을 향상시키는 데 있습니다. 본 연구에서는 를 사용합니다 CubeMars AK10-9 V1.1 로봇 액추에이터, 높은 토크 밀도와 낮은 기계적 임피던스를 갖추고 있어 QDD 기반 시스템에 적합합니다.


센서 없이 상호작용 힘을 추정하기 위해, 연구진은 회전 관성, 마찰 토크, 기어 전달 특성 등 요인을 포함한 액추에이터의 종합적인 동역학 모델을 구축했습니다. 이 모델은 전류 및 각속도 측정을 기반으로 실시간 토크 추정을 가능하게 하며, 궁극적으로 외골격과 사용자 간의 상호작용 힘을 도출합니다.


실험 검증 및 결과


연구팀은 먼저 제어된 환경에서 액추에이터 성능을 특성화하고, 이후 보행 실험에서 시스템을 검증하기 위해 테스트 플랫폼을 개발했습니다. 테스트에서는 피험자가 고관절 외골격을 착용한 채 러닝머신 위에서 걸으며, 보조 토크 수준을 6 Nm, 8 Nm, 10 Nm로 조절했습니다.


실험 결과, 제안된 힘 추정 방법은 평균 절대 오차(MAE)가 2.78±0.58 N에 불과하여 정격 출력 힘의 6.4%에 해당하는 것으로 나타났습니다. 기존의 힘 센서 기반 방법과 비교했을 때, 이 접근법은 높은 정확도를 유지하면서 하드웨어 의존도를 줄여 시스템 효율성과 신뢰성을 향상시켰습니다. 또한 모델 기반 오픈 루프 토크 제어 방법은 추적 정확도를 개선하여 명목 제어 방법 대비 오차를 23% 감소시켰습니다.


기술적 장점 및 향후 응용 분야


본 연구의 주요 기여는 다음과 같습니다:


1、힘 센서에 대한 의존도를 줄여 시스템의 복잡성과 비용을 낮추면서 외골격의 실용성을 향상시킵니다.


2、토크 제어 전략을 개선하여 더 안정적인 보행 보조와 향상된 사용자 보행 편안함을 제공합니다.



3、시스템의 역구동성(backdrivability)을 개선하여 외골격이 정상적인 보행을 방해하지 않고 자연스럽게 인간의 동작에 적응할 수 있도록 합니다.


이 기술은 외골격 시스템의 미래 개발에 대한 새로운 통찰을 제공하며, 특히 재활 훈련, 산업 지원, 노인 이동 지원과 같은 분야에서 활용될 수 있습니다. 향후 연구에서는 개인화된 파라미터 최적화를 더욱 개선하여 상호작용 힘 추정 정확도를 높이고 더 다양한 사용자에 적응할 수 있을 것입니다.



관련 기사
BLDC 모터 선택 방법: 완벽한 선정 가이드
BLDC 모터 선택 방법: 완벽한 선정 가이드
로봇에 적합한 BLDC 모터를 선택하는 방법을 알아보세요. 토크, 속도, 전압, 크기 등 주요 성능 요소를 비교해 설명합니다.
Sep 14,2026
재활 로봇용 모터 선택 방법: 부드러운 토크와 낮은 코깅이 핵심이다
재활 로봇용 모터 선택 방법: 부드러운 토크와 낮은 코깅이 핵심이다
재활 로봇용 모터 선정 시 부드러운 토크와 저코깅이 핵심입니다. 손, 외골격, 하지 스트레칭 등 장비별 선정 포인트를 상세히 설명하고 실제 사례를 소개합니다.
Apr 28,2026
생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근
생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근
최근 몇 년간, 생체 모방형 팔 기술은 눈에 띄는 발전을 이루었다. 최신 연구 결과는 혁신적인 의수 제어 방식인 근운동 인터페이스(Myokinetic Interface)를 제시했다. 이 획기적인 기술은 근육 수축으로 인한 자석 이동을 이용하여 사용자의 의도를 해독하며, 절단 환자에게 완전히 새로운 제어 방식을 제공한다. 이 연구는 기술의 임상적 실현 가능성을 보여줄 뿐만 아니라, 미래의 인간-로봇 상호작용 연구를 위한 기초를 마련한다.
Sep 20,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내