Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
DIY 전동 휠체어를 만드는 이유
1.사랑이라는 구동력
2.모터라는 구동력
전동 휠체어를 만드는 방법: 완전한 단계별 가이드
전동 휠체어 시스템 아키텍처
전동 휠체어 성능
수동 휠체어에서 전동 휠체어로: 추진 방식의 진화
전동 휠체어의 맞춤화 트렌드
전동 휠체어 모터 선정의 핵심 요소
요약

듀얼 모터 전동 휠체어를 처음부터 제작하여 이동이 제한된 아내에게 자유를 되찾아준 방법

CubeMars / Apr 02,2026

DIY 전동 휠체어를 만드는 이유

 

많은 사람들에게 휠체어는 단순한 이동 수단일 뿐이다. 하지만 Osi의 아내 Christina에게 그것은 “자유롭게 이동할 수 있는 것”을 의미한다.

 

Christina는 근이영양증을 앓고 있다. 그녀는 걷는 능력을 잃었고, 팔을 드는 것과 같은 간단한 움직임조차 매우 어렵다. 대부분의 사람들에게 산책을 하거나 즉흥적으로 어딘가에 가는 것은 별다른 생각 없이 할 수 있는 선택이지만, 그녀에게는 모든 외출이 타인의 도움과 동행에 의존해야 하며, “혼자 외출할 자유”는 이루기 어려운 사치가 되었다.

 

Osi는 이를 받아들이지 않았다.

 

그는 “제한된 이동성”이 “제한된 삶”을 의미하는 것을 원하지 않았다. 그는 Christina가 작은 세계에 갇히는 대신 여전히 밖으로 나가 삶에 참여할 수 있기를 바랐다. 그래서 그는 결심했다 — Christina를 위한 전동 휠체어를 만들기로.

 

그것은 접이식이어야 하고 운반과 보관이 쉬울 만큼 충분히 가벼워야 했다; 작은 경사도 무리 없이 오를 수 있도록 안정적이고 충분한 출력을 제공해야 했다; 일상적인 잦은 사용을 고려해 약 10km의 주행 거리와 고속 충전 기능이 필요했다; 무엇보다도, 손의 움직임이 제한된 상태에서도 Christina가 독립적으로 조작하고 이동할 수 있도록 가벼운 무선 원격 제어를 지원해야 했다.

 

이 겉보기에는 먼 이야기처럼 보였던 아이디어를 한 걸음씩 현실로 만든 것은 서로 완전히 다르지만 똑같이 중요한 두 가지 “구동력”이었다.

 

1.사랑이라는 구동력

 

첫 번째 구동력은 감정에서 비롯된다. 그것은 사랑하는 사람이 다시 자유롭게 움직일 수 있기를 바라는 Osi의 희망이며, 결코 타협하지 않는 의지이다.

 

하지만 그들은 곧 이 도전이 단순히 “전동 휠체어를 만드는 것”보다 훨씬 더 복잡하다는 것을 깨달았다.

 

시장에 있는 기존 제품들은 자동차에 쉽게 싣기에는 너무 무겁거나, 크기 때문에 식탁에 편하게 앉을 수 없거나; 간단한 경사도 오르지 못할 만큼 출력이 부족하거나; 또는 팔을 들 수 없는 사용자에게는 사실상 사용할 수 없을 정도로 조작이 복잡했다.

 

이것은 기능이 부족한 문제가 아니었다 — 애초에 이런 제품들은 Christina와 같은 사람을 위해 설계된 적이 없었던 것이다.

 

그래서 처음부터 이 휠체어는 다시 정의되었다. 그것은 수천 명의 일반적인 요구를 충족할 필요가 없었고, 단 한 사람의 삶의 리듬에 완벽하게 맞으면 충분했다.

 

2.모터라는 구동력

 

“사랑”이 이 아이디어를 탄생시켰다면, 그것을 현실로 만든 것은 엔지니어링과 기술이었다.

 

요구 사항이 명확해지자, 도전 과제도 구체적으로 드러났다:

 

가벼운 구조를 유지하면서 어떻게 충분한 출력을 제공할 것인가?

 

경사면에서도 휠체어를 안정적이고 신뢰성 있게 유지하려면 어떻게 해야 하는가?

 

제한된 공간에서 효율적이고 제어 가능한 구동 시스템을 어떻게 구현할 것인가?

 

결국 이 모든 질문의 핵심은 하나의 중요한 요소로 귀결된다: 구동 시스템의 설계이다.

 

구동 시스템에서 모터는 더 이상 단순한 액추에이터가 아니다; 그것은 전체 장치의 성능 한계를 정의하는 “핵심”이다. 모터는 휠체어가 경사를 부드럽게 오를 수 있는지, 안정적으로 이동할 수 있는지를 결정할 뿐만 아니라, 제어 정밀도, 에너지 효율, 전체 구조의 컴팩트성에도 직접적인 영향을 미친다. 다시 말해, 이 휠체어가 얼마나 멀리 갈 수 있는지, 얼마나 안정적인지, 그리고 얼마나 쉽게 사용할 수 있는지는 모터의 선택과 활용 방식에 크게 좌우된다.

 

이러한 이유로, 이 시점부터 이 프로젝트는 더 이상 단순히 “아내를 위한 휠체어 만들기”가 아니다. 그것은 더 구체적인 단계로 들어섰다: Christina에게 진정으로 적합한 전동 구동 시스템을 처음부터 구축하고, 그녀만을 위한 휠체어를 만드는 것이다.

 

전동 휠체어를 만드는 방법: 완전한 단계별 가이드

 

 

전동 휠체어 시스템 아키텍처

 

Osi가 개발한 전동 휠체어는 주로 메인 제어 유닛, 구동 모터, 기계 구조, 전원 공급 시스템으로 구성되어 있다.

 

이 중 두 개의 ESP32 기반 무선 마이크로컨트롤러가 시스템의 핵심 역할을 하며, 모터 제어와 원격 조작을 담당한다; 좌우 바퀴에 통합된 AKA10-9 KV60 액추에이터는 동력을 제공하며, 차동 제어를 통해 전진, 조향, 제동을 가능하게 한다.

 

휠체어 프레임은 사용자를 지지하고 모든 기능 모듈을 연결하여 안정적인 이동 플랫폼을 형성한다; 하단에 위치한 두 개의 맞춤형 배터리는 전체 시스템에 지속적이고 안정적인 전력을 공급하여 효율적이고 신뢰성 있는 스마트 이동을 가능하게 한다.


aka10-9-kv60-electric-wheelchair-1


전동 휠체어 성능

 

실제 사용에서 이 맞춤형 전동 휠체어는 다음과 같은 기능과 성능을 달성한다:


접이식

주행 속도

주행 거리

무선 조작 지원

고속 충전 지원

예

5.3km/h

12.5km

예

예


실제 사용에서 이러한 정확한 사양은 단순한 기술적 지표가 아니라, Christina가 제약에서 벗어날 수 있는 기반이 된다:


  • 진정한 이동의 자유

고도로 통합된 액추에이터를 통해 기계 구조를 크게 단순화함으로써, 이 휠체어는 원터치 접이를 구현한다. 이제 그것은 이동의 부담이 아니라, 트렁크에 쉽게 들어가는 동반자가 되어 Christina가 언제 어디서든 새로운 여정을 시작할 수 있게 한다.


  • 느린 삶의 리듬

최고 속도 5.3km/h는 성인의 빠른 보행 속도와 일치한다. 이는 절대적인 안전을 보장할 뿐만 아니라 Christina가 가족과 나란히 가장 자연스러운 리듬으로 걸을 수 있게 한다. 그녀는 더 이상 “밀려가는” 존재가 아니라, 삶의 진정한 동반자가 된다.


  • 주행 거리 불안 해소

12.5km의 주행 거리와 고속 충전 기술로, 즉흥적인 외출도 부담 없이 가능하다. Christina에게 있어 추가되는 매 1km는 세상을 탐험할 수 있는 자신감을 의미한다.


  • 손끝으로 제어

Christina의 손 힘이 제한되어 있기 때문에, 무선 제어 기능은 이 휠체어의 “핵심”이 되었다. 더 이상 무거운 조이스틱을 힘들게 움직일 필요 없이, 손끝의 작은 움직임만으로도 정밀하게 휠체어를 조작할 수 있다. 이 순간, 그녀는 마침내 자신의 방향을 결정할 권리를 되찾았다.


수동 휠체어에서 전동 휠체어로: 추진 방식의 진화


재활 및 이동 보조 분야에서 휠체어는 수동에서 전동 추진으로 큰 변화를 겪어왔다. 초기의 수동 휠체어는 주로 사용자의 상체 힘에 의존해 이동했다. 단순한 구조와 낮은 비용 덕분에 기본적인 이동 수단으로 널리 사용되었다. 그러나 이러한 인력 기반 방식은 장시간 사용, 복잡한 지형, 고하중 상황에서 명확한 한계를 가진다. 사용자에게 피로를 유발할 뿐만 아니라 효율성과 편의성에 대한 높은 요구를 충족시키기 어렵다.


모터 기술과 제어 시스템의 발전으로 전동 휠체어는 점차 주류 솔루션이 되었다. 모터 구동 시스템을 도입함으로써 휠체어는 자동화된 이동을 구현할 수 있으며, 사용자의 신체적 부담을 크게 줄이는 동시에 이동 제어의 정밀도와 안정성을 크게 향상시킨다. 공학적 관점에서 이는 단순한 추진 방식의 업그레이드가 아니라, 휠체어가 순수 기계 구조에서 메카트로닉 시스템으로 진화했음을 의미한다.


수동 휠체어와 전동 휠체어 비교


카테고리

수동 휠체어

전동 휠체어

구동 방식

수동

전동

조작 정밀도

낮음

높음

장시간 사용

피로 발생

무리 없음

기능성

없음

스마트 제어 및 추가 기능 지원


비교에서 알 수 있듯이, 전동 휠체어는 사용자 경험을 크게 향상시킬 뿐만 아니라, 그 핵심적인 장점은 구동 시스템이 가져오는 성능의 도약에 있다. 이는 “모터 및 구동 시스템 설계”를 제품 경쟁력을 결정하는 핵심 요소로 만든다. 구동 시스템은 전동 휠체어의 핵심이며, 동력 출력의 핵심 구성 요소인 모터의 성능은 차량의 전체적인 출력, 조작 경험, 그리고 주행 거리를 직접적으로 결정한다.


전동 휠체어의 맞춤화 트렌드


사용자 요구가 지속적으로 증가함에 따라, 전동 휠체어는 더 높은 지능화, 더 높은 통합도, 더 높은 효율, 그리고 더 강화된 안전성을 향해 발전하고 있다. 기존의 표준화된 제품은 점점 더 다양한 사용 시나리오의 요구를 충족시키기 어려워지고 있다. 점점 더 많은 사용자들이 맞춤형 전동 휠체어를 선택하고 있으며, 이는 개인 간 차이와 사용 환경의 높은 다양성에 기인한다.


한편으로, 사용자는 체형, 신체 상태, 장기 사용 요구 측면에서 큰 차이를 보인다. 표준화된 설계는 종종 이상적인 지지와 편안함을 제공하지 못하는 반면, 맞춤형 솔루션은 인체공학적 적합성을 효과적으로 향상시키고 장기적인 사용자 경험을 개선할 수 있다. 다른 한편으로, 사용자의 환경은 크게 다르다(예: 실내, 실외, 또는 복잡한 지형), 이는 파워트레인, 조작 성능, 안정성에 대한 서로 다른 요구를 만들어내며 — 이러한 추세는 구동 시스템이 “필요에 따른 구성” 방향으로 더욱 발전하도록 촉진한다. 동시에, 스마트 제어 및 상호작용 기술의 발전과 함께, 원격 제어 및 데이터 모니터링과 같은 개인화된 기능 조합에 대한 사용자 요구도 지속적으로 증가하고 있다.


산업 발전 관점에서 보면, 맞춤화 추세는 시장 데이터에 의해서도 확인된다. “Wheelchair Market Growth Scenario 2025–2035”에 따르면, 개인화된 구성, 다기능성, 높은 편안함을 갖춘 제품에 대한 소비자 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 기업들이 조정 가능하고 맞춤화된 솔루션을 지속적으로 출시하도록 유도하고 있다. 또한, 또 다른 산업 연구에 따르면 글로벌 휠체어 시장은 2025년 약 89억 달러에서 2033년까지 218억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 11.8%에 달한다. 이러한 맥락에서 “맞춤화와 향상된 편안함”은 시장 성장의 핵심 동력으로 자리 잡았다.


이러한 흐름 속에서, 모터는 더 이상 단순한 액추에이터가 아니라 휠체어의 전체 성능과 적응성을 결정하는 핵심 구성 요소가 되었다. 토크 출력, 제어 정밀도, 시스템 통합 측면에서의 성능은 맞춤형 전동 휠체어의 동력 성능, 사용자 경험, 그리고 지능화 수준에 직접적인 영향을 미친다.


기술적으로, 이러한 추세는 구동 시스템을 모듈화 및 플랫폼 기반 설계로 발전시키고 있다. 고도로 통합된 액추에이터는 기존의 “모터 + 드라이버 + 감속기” 분리형 구성을 점차 대체하고 있으며, 이는 시스템 복잡성을 줄일 뿐만 아니라 설치 효율성과 신뢰성을 크게 향상시킨다. 동시에 CAN 버스를 기반으로 한 분산 제어 아키텍처가 주류가 되면서 시스템 전체에 더 높은 확장성과 향상된 안정성을 부여하고 있다.


따라서 이는 모터 자체에 더 높은 요구를 제시한다. 모터는 높은 토크 밀도와 높은 효율을 제공해야 할 뿐만 아니라, 구조적 컴팩트성, 환경 적응성, 장기 운용 신뢰성 사이의 균형도 유지해야 한다. 이러한 요소들은 맞춤형 전동 휠체어 구동 시스템 설계의 핵심 과제를 구성한다.


전동 휠체어 모터 선정의 핵심 요소


높은 토크 밀도와 고도로 통합된 구동 솔루션이 필요한 응용 분야에서, AKA10-9 KV60의 통합형 액추에이터는 전동 휠체어에 신뢰할 수 있는 기술적 지원을 제공한다.


  • 토크 출력 능력


모터는 시동, 가속, 경사 등판을 지원하기 위해 충분한 토크를 제공해야 하며, 다양한 하중 조건에서도 안정성을 유지해야 한다.


토크 출력 능력 측면에서, AKA10-9 KV60은 높은 토크 밀도와 뛰어난 동력 전달 성능을 갖추고 있다. 행성 기어 감속 설계와 결합되어, 이 액추에이터는 시동, 가속, 경사 등판 시 안정적이고 충분한 구동력을 제공한다.


강력한 토크 출력 덕분에, 이 전동 휠체어는 다양한 도로 조건에서도 안정적인 작동을 유지하며 제한된 설치 공간 내에서 효율적인 동력 전달을 실현한다. 이는 전체 장치의 경량화를 가능하게 할 뿐만 아니라, 등판 능력과 주행 거리 성능을 크게 향상시킨다.


  • 에너지 효율 및 주행 거리

고효율 모터는 에너지 손실을 효과적으로 줄여 주행 거리를 연장하며, 이는 전체 시스템 성능을 향상시키는 핵심 요소이다.


에너지 효율 및 주행 거리 측면에서, 고효율 브러시리스 모터와 최적화된 구동 솔루션은 에너지 손실을 효과적으로 줄여 휠체어의 주행 거리를 연장하고, 발열을 최소화하며, 시스템 신뢰성을 향상시켜 더 긴 작동 시간을 가능하게 한다.


  • 제어 정밀도

전동 휠체어는 저속 제어에 대한 요구가 높으며, 모터는 부드러운 시동과 정밀한 속도 조절을 지원해야 사용자 경험을 향상시킬 수 있다.


제어 정밀도 측면에서, AKA10-9 V3.0은 다양한 폐루프 제어 모드를 지원하여 위치, 속도, 가속도의 동기 제어를 가능하게 한다. 이는 더 부드러운 시동과 보다 정밀한 저속 조작을 제공하여 전동 휠체어의 편안함과 안전 요구를 충족한다.


  • 통신 및 통합 능력

CAN 버스와 같은 산업용 통신 프로토콜을 지원하는 모터는 시스템 통합과 기능 확장을 용이하게 하여 전체 시스템 안정성을 향상시킨다.


통신 및 통합 능력 측면에서, AKA10-9 V3.0의 절연 CAN 인터페이스 설계는 간섭 저항성과 통신 안정성을 향상시킬 뿐만 아니라, 시스템 통합과 기능 확장을 위한 견고한 기반을 제공한다. 2+5핀 플러그인 인터페이스 설계는 전원 및 신호 연결을 통합하여 연결 신뢰성을 향상시키고 진동 저항성을 강화하여 이동 장치에서의 장기 운용에 적합하다.


AKA10-9 KV60 액추에이터 주요 사양

모델

모터 크기

모터 무게

최대 토크

무부하 속도

하중 용량

AKA10-9 KV60

∅100*70mm

1060g

53Nm

320rpm

50 kg


aka10-9-kv60-actuator


요약


이 처음부터의 창조 과정을 되돌아보면, 이 휠체어의 의미는 이미 단순한 기술적 성취를 훨씬 넘어섰다.


Osi가 처음에는 체계적인 공학 배경이 부족했음에도 불구하고, 아내의 독립적인 이동 능력을 회복시키기 위해 처음부터 시작하여 제어 시스템과 저수준 코드까지 탐구하며 전체 구동 솔루션을 하나씩 구축해 나갔다는 것은 상상하기 어렵다. 이것은 단순히 긴 제작 과정이 아니라 하나의 용기 있는 선택이었다: 기존의 표준화된 제품이 사랑하는 사람의 요구를 충족시키지 못했을 때, 그는 타협하지 않고 스스로 해결책을 만들어냈다. 현실에서 비롯된 이 순수한 동기는 차갑고 생명 없는 부품에 가장 진실되고 감동적인 힘을 불어넣었다.


더 넓은 관점에서 보면, Osi의 시도는 전체 이동 보조 산업의 진화 경로를 반영한다. 수동 휠체어에서 전동 휠체어로의 발전은 본질적으로 추진 시스템의 세대적 도약을 의미한다. 전기 모터의 도입은 휠체어를 인간의 힘에만 의존하던 기계적 도구에서 자동화 기능을 갖춘 지능형 전기기계 시스템으로 변화시켰다. 이는 사용자의 신체적 부담을 크게 줄였을 뿐만 아니라, 정밀한 전자 제어를 통해 원격 제어 및 자동 장애물 회피와 같은 기능에 무한한 가능성을 열어주었다.


오늘날 맞춤화 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데, 모터의 역할은 근본적인 변화를 겪고 있다. 그것은 더 이상 단순히 명령을 수행하는 수동적인 구성 요소가 아니라, 장치의 전체 성능과 사용자 경험을 결정하는 핵심 요소로 진화하고 있다. Osi의 실제 사례가 보여주듯이: 높은 토크 밀도, 다중 루프 제어 기능, 안정적인 통신 인터페이스를 갖춘 통합형 액추에이터는 매우 제한된 공간 내에서 가장 효율적인 동력 출력을 구현할 수 있으며, 주행 거리, 조작성, 시스템 신뢰성 간의 완벽한 균형을 달성한다.


미래를 바라볼 때, 파워트레인 시스템의 진화는 멈출 기미가 없다. 지능형 제어 기술과 개인화된 요구가 깊이 결합됨에 따라, 전동 휠체어 구동 시스템은 더 높은 효율, 더 높은 통합도, 더 강한 환경 적응성을 향해 계속 발전할 것이다. 이것은 단순한 기술적 도약이 아니라, 공감의 연속이다 — Osi와 Christina와 같은 더 많은 가정에 고성능 구동 솔루션을 제공하고, 재활 보조 기기를 통해 자유를 재정의할 새로운 가능성을 열어가는 것이다.

관련 기사
BLDC 모터란 무엇인가?
BLDC 모터란 무엇인가?
무브러시 DC 모터(Brushless DC Motor, BLDC 모터)는 로봇 전용으로 자주 사용되는 모터 유형입니다. 직류 전원(DC)으로 구동되며, 전통적인 DC 모터처럼 브러시를 사용하지 않고 전자식 정류 방식으로 동작합니다. 오늘날 BLDC 모터는 전통적인 DC 모터보다 선호되며, 특히 고효율과 긴 수명이 요구되는 응용, 예를 들어 로봇 분야에 적합합니다.
Sep 15,2023
로봇공학 애호가를 위한 사례 연구: 등반 로봇 LORIS
로봇공학 애호가를 위한 사례 연구: 등반 로봇 LORIS
로봇공학 분야에서, 새로운 돌파구는 무한한 창의력과 상상력을 불러일으킵니다. 오늘은 카네기멜론대학교(CMU)에서 개발한 혁신적인 4족 보행 등반 로봇 — LORIS(경사면 관찰용 경량 로봇)를 소개합니다. 로봇 애호가라면, 이 로봇은 미래 로봇이 복잡한 환경과 상호작용하고 탐색할 수 있는 방식을 보여주는 흥미로운 사례입니다.
Aug 01,2024
Innerunning 짐벌 모터 G60
Innerunning 짐벌 모터 G60
Innerunning 짐벌 모터 G60은 대형 중공 샤프트 설계를 채택하여 전기 슬립 링과 통합할 수 있어 케이블 통과가 용이합니다.
Aug 22,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내