Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
재활 로봇이란 무엇인가?
재활 로봇 모터란 무엇인가?
재활 로봇 모터의 정의
재활 로봇 모터의 주요 기술적 특징
왜 "토크 평활성"이 재활 로봇의 생명선인가?
코깅 효과가 재활 로봇에 미치는 영향
CubeMars 액추에이터, 재활 로봇 지원 사례 심층 분석
의료용 재활 로봇 – 자율 스트레칭 재활 장치
의료용 재활 로봇 – AI 외골격 프로젝트
재활 로봇 모터 추천 선정표
요약

재활 로봇용 모터 선택 방법: 부드러운 토크와 낮은 코깅이 핵심이다

CubeMars / Apr 28,2026

재활 로봇이 현대 의료 재활을 재정의하고 있습니다


고령화 가속화와 운동 손상 인구 증가에 따라 전통적인 수동 물리 치료에 의존하던 재활 방식은 지능형, 자동화, 맞춤형 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서 재활 로봇은 의료 로봇 분야에서 가장 빠르게 성장하는 응용 분야 중 하나가 되었습니다.


이러한 장치는 모터 구동 및 제어 시스템을 통해 인체 관절이나 근육의 반복적이고, 제어 가능하며, 안전한 훈련 동작을 구현하며, 다음 분야에 널리 사용됩니다.


  • 관절 재활 훈련(무릎 관절, 발목 관절)

  • 근육 스트레칭 및 견인

  • 보행 훈련 및 보행 보조

  • 수술 후 기능 회복


그러나 산업용 로봇과 달리 재활 로봇은 인체에 직접 작용하므로 핵심 요구 사항은 "정밀도"뿐만 아니라 유연성, 안전성, 무충격감입니다.


재활 로봇이란 무엇인가?


재활 로봇은 환자의 운동 기능 회복을 돕는 지능형 장치의 한 유형입니다. 일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다.


  • 뇌졸중 후 팔다리 훈련

  • 척수 손상 재활

  • 노인 운동 회복

  • 수술 후 관절 훈련


반복적이고 정밀하며 제어 가능한 동작 훈련을 통해 환자가 근력과 신경 제어 능력을 단계적으로 회복하도록 도울 수 있습니다.


재활 로봇 모터란 무엇인가?


재활 로봇 모터는 로봇 관절 운동을 구동하는 핵심 부품으로, 세 가지 주요 기능을 담당합니다.


1. 동력 제공

관절이 굴곡, 신전, 회전 등의 동작을 완료하도록 구동


2. 정밀 제어

위치, 속도, 토크의 폐루프 제어 구현


3. 인간-로봇 상호작용

환자의 힘 가하는 상황에 따라 출력을 동적으로 조정


본질적으로 "구동 + 감지 + 제어 통합 시스템"입니다.


재활 로봇 모터의 정의


재활 로봇 모터는 재활 장비에 특별히 적용되는 구동 장치로, 다음을 담당합니다.


  • 관절 운동 구동(예: 무릎 관절, 팔꿈치 관절)

  • 운동 속도, 힘 및 각도 제어

  • 인간과 기계의 안전한 상호작용 구현


일반 산업용 모터와 달리 다음을 더 강조합니다.


안전성 + 정밀 제어 + 인간-로봇 상호작용 친화성


재활 로봇 모터의 주요 기술적 특징


핵심 특성구체적 성능응용 가치
고정밀 제어높은 각도 제어 정밀도; 위치/속도/토크 다중 제어 모드 지원재활 훈련 동작의 표준화 보장, 훈련 효과의 일관성 향상
높은 토크 밀도작은 부피로 높은 토크 출력외골격과 같은 웨어러블 기기에 적합, 무게를 줄이면서 동력 보장
유연한 제어(힘 제어)인체가 가하는 힘을 감지하고 실시간으로 반응 가능인간-로봇 상호작용 안전성 향상, 환자에 대한 2차 부상 방지
저소음 및 안정성낮은 작동 소음; 부드럽고 자연스러운 운동 과정의료 환경에 더 적합, 환자 편안함 향상, 동작이 인간의 자연스러운 움직임에 더 가까움
높은 안전성토크 제한, 과부하 보호, 비상 정지 메커니즘 갖춤다중 안전 보장, 장비 위험 감소, 환자 사용 중 안전 보장


왜 "토크 평활성"이 재활 로봇의 생명선인가?


1.환자 안전 및 편안함


재활 훈련은 종종 손상된 사지나 경직된 근육을 포함합니다. 모터가 0.1~5rpm의 극저속 작동 중에 토크 맥동을 나타내는 경우, ±0.01Nm의 변동이라도 민감한 환자에게 "뻣뻣함" 또는 "미끄러짐"으로 인식되어 조건 반사적 역행 운동을 유발하고 2차 부상으로 이어질 수 있습니다.


2.힘 제어 정밀도 및 의도 인식


최신 재활 로봇은 일반적으로 전류 루프 기반 힘/토크 제어를 사용하여 환자의 능동적 의도를 인식합니다. 모터의 코깅 토크로 인한 주기적인 토크 교란은 전류 피드백 신호에 직접 혼입되어 임피던스 제어 및 보조 적응 알고리즘의 수렴을 어렵게 하며, 다음과 같이 나타납니다.


  • 훈련 궤적이 매끄럽지 않음

  • 보조 시작 시 덜걱거리는 느낌 존재

  • 수동 모드에서 뚜렷한 속도 변동


3.저소음 및 심리적 수용도


재활 장비는 일반적으로 병원이나 가정의 조용한 환경에서 장시간 작동합니다. 코깅 효과로 인해 발생하는 중고주파 진동 소음은 사용자의 짜증을 유발할 뿐만 아니라 장비에 대한 환자의 "신뢰"를 감소시킵니다.


코깅 효과가 재활 로봇에 미치는 영향


I. 코깅 효과란 무엇인가?


코깅 효과는 모터 고정자 치와 회전자 자극 사이의 자기 인력이 주기적으로 변화하여 발생하는 "덜걱거림 현상"입니다.

증상:


  • 불연속적인 회전(덜걱거림)

  • 저속 지터

  • 제어 난이도 증가


II. 재활 장비에서의 부정적 영향


재활 시나리오에서 이 효과는 크게 증폭됩니다.


  • 견인 훈련 시 → 불균일한 힘 출력

  • 관절 운동 시 → "덜걱거림 현상" 발생

  • 수동 재활 시 → 환자 경험 저하


특히 느린 스트레칭 및 미세 각도 제어와 관련된 시나리오에서 낮은 코깅 설계는 거의 "필수 요구 사항"입니다.


CubeMars 액추에이터, 재활 로봇 지원 사례 심층 분석


의료용 재활 로봇 – 자율 스트레칭 재활 장치


autonomous stretching rehabilitation device



이 프로젝트는 근위축증 환자 Michaël과 그의 팀이 개발했으며, 종아리 근육의 자동화된 스트레칭 재활 훈련을 목표로 합니다. 자동 실행을 통해 전통적인 수동 보조를 대체함으로써 환자가 더 안전하고 더 높은 빈도로 재활 훈련을 완료할 수 있도록 하면서 훈련 표준화를 향상시킵니다.


이 시스템에서 CubeMars 로봇 액추에이터는 핵심 동력 장치로서 스트레칭 메커니즘에 안정적이고 제어 가능한 구동력을 제공합니다.


응용 과제


이 재활 장치는 설계 중 여러 주요 기술적 요구 사항에 직면했습니다.


● 기존 재활은 수동 보조에 의존하여 훈련 효율성이 낮고 연속성이 부족함
● 스트레칭 힘을 표준화하기 어려워 재활 결과에 영향을 미칠 수 있음
● 장비는 과도한 스트레칭이나 충격 위험을 피하기 위해 높은 안전성을 갖추어야 함


동시에 시스템은 장기간 작동 중 안정적인 출력을 유지하고 개별 환자 차이에 적응해야 합니다.


CubeMars 솔루션


이 응용 분야에서 CubeMars 로봇 액추에이터는 주요 운동 제어 기능을 제공했습니다.


● 높은 토크 출력으로 스트레칭 메커니즘을 안정적으로 구동
● 고정밀 위치 제어로 각도 수준의 정밀한 스트레칭 구현
● 토크 제어 모드 지원으로 유연하고 안전한 접촉 경험 구현
● 폐루프 제어 시스템으로 운동의 매끄러움과 반복 일관성 보장


고정밀 모터 제어를 통해 장치는 "치료사의 수동 제어"에 가까운 유연한 스트레칭 경험을 제공합니다.


응용 결과


실제 적용에서 이 솔루션은 재활 효율성과 사용자 경험을 크게 향상시켰습니다.


● 환자는 독립적으로 표준화된 스트레칭 훈련을 수행할 수 있음
● 각 훈련 동작의 일관성이 크게 향상됨
● 장치에는 자동 보호 메커니즘이 있어 안전성 향상
● 훈련 데이터 기록을 지원하여 의사의 재활 계획 최적화 지원


전반적으로 "수동 보조 재활"에서 "지능형 자율 재활"로의 업그레이드를 달성합니다.


핵심 구현 능력


● 고정밀 운동 제어 능력
● 높은 토크 안정적 출력 능력
● 유연한 힘 제어 및 안전 보장 능력
● 맞춤형 재활 훈련 지원


의료용 재활 로봇 – AI 외골격 프로젝트


ai exoskeleton project



이 프로젝트는 Georgia Tech 연구 팀이 주도하며, AI 제어 알고리즘과 경량 외골격 시스템을 결합하여 인간의 보행 운동 능력을 개선합니다. 시스템은 지능형 제어 전략을 통해 하지 운동에 보조 토크 지원을 제공하며, 재활 훈련 및 일상 보행 보조 시나리오에 적합합니다.


이 시스템에서 CubeMars 로봇 액추에이터는 외골격 관절에 주요 동력 출력을 제공하여 고정밀, 저지연 운동 제어 기능을 구현합니다.


응용 과제


이 AI 외골격 시스템은 로봇 액추에이터 성능에 대해 매우 높은 요구 사항을 제시합니다.


● 보행 변화를 실시간으로 인식하고 제어 명령에 빠르게 반응해야 함
● 평지, 경사로, 계단과 같은 복잡한 지형에서 안정적인 보조 지원 유지
● 다중 관절 협동 제어는 매우 높은 동기성과 일관성 요구
● 제어 지연은 밀리초 수준으로 유지되어야 하며, 그렇지 않으면 보행 자연성에 영향


동시에 시스템은 경량 설계와 장시간 착용 편안함도 균형 있게 고려해야 합니다.


CubeMars 솔루션


CubeMars 로봇 액추에이터는 이 AI 외골격에 안정적인 동력과 정밀한 제어 기능을 제공합니다.


● 고응답 토크 출력으로 즉각적인 보조 피드백 구현
● 고정밀 폐루프 제어로 복잡한 보행 궤적 추적 지원
● 저지연 제어 아키텍처로 실시간 동적 응답 보장
● 웨어러블 외골격 설계에 적합한 경량 통합 구조


고주파 제어(약 100Hz 수준)를 통해 자연스럽고 연속적인 인간-로봇 협동 운동 제어 경험을 구현합니다.


응용 결과


이 솔루션은 외골격 시스템의 실제 응용 능력을 크게 향상시켰습니다.


● 사용자 보행 에너지 소비가 크게 감소하여 운동 효율성 향상
● 복잡한 지형(경사로/계단)에서도 안정적인 보조 유지
● 자연스러운 동작 전환으로 착용감 개선
● AI 적응형 제어 지원으로 맞춤형 보조 전략 구현


전반적으로 외골격을 "실험실 장치"에서 "실제 환경 적용"으로 발전시킵니다.


핵심 구현 능력


● AI 기반 실시간 운동 제어 능력
● 고정밀 다중 관절 협동 제어 능력
● 밀리초 수준 동적 응답 능력
● 경량 웨어러블 액추에이터 지원


사례에서 무엇을 볼 수 있는가?


자율 스트레칭 재활 장치와 Georgia Tech AI 외골격 프로젝트에서 CubeMars 로봇 액추에이터는 수동 재활 훈련과 능동 운동 보조라는 두 가지 전형적인 의료 및 인간-로봇 협업 시나리오를 각각 지원합니다.


재활 스트레칭 장치에서 시스템은 안정성, 안전성 및 제어 가능성을 강조하며, 고정밀 위치 제어와 유연한 토크 출력을 통해 환자의 자율 재활 훈련을 구현하여 훈련 일관성과 안전성을 향상시킵니다.


반면 AI 외골격 시스템에서는 실시간 응답과 동적 협동으로 초점이 전환되며, 액추에이터가 인간의 보행 변화를 빠르게 따르고 복잡한 운동 시나리오에서 즉각적인 보조를 제공하여 자연스러운 인간-로봇 통합 운동 경험을 구현해야 합니다.


적용 방향은 다르지만, 둘 다 로봇 액추에이터에 대한 핵심 요구 사항에서 매우 높은 일관성을 공유합니다.


● 고정밀 운동 제어 능력
● 고응답 동적 출력 능력
● 안정적인 폐루프 제어 성능
● 안전하고 신뢰할 수 있는 인간-로봇 상호작용 특성


이러한 응용 분야는 의료 재활 및 지능형 웨어러블 분야에서 CubeMars의 핵심 가치를 공동으로 입증합니다.


재활 로봇 모터 추천 선정표


재활 로봇 모터 선정 핵심 원칙: 모든 재활 응용 분야에서 코깅 토크 실측값을 명확히 지정하고 저지연 토크 제어 모드를 지원하는 모터 솔루션을 우선 선택하십시오.


응용 시나리오추천 모터 모델핵심 선정 근거적합한 장치 유형
소형 재활 훈련 (손/손목)AK60-6 V3.0 KV80고응답, 초저관성, 토크 맥동 최소, 힘 제어 정밀도 요구사항이 가장 높은 말단 관절 훈련에 이상적.손 재활기, 손가락 관절 훈련 장치
중형 재활 장비 (하지 스트레칭/수동 훈련)AK80-9 V3.0 KV100높은 토크 밀도를 제공하면서 우수한 저속 안정성 유지. 토크 제어 모드는 유연하고 안전하여 표준화된 스트레칭에 이상적인 동력.종아리 스트레칭 장치, 재활 침대, CPM 장치
외골격/AI 보행 보조 시스템 (동적 보조)AK10-9 V3.0 KV60매우 낮은 코깅 토크 및 역구동 토크(약 0.8Nm) 는 외부에서 밀 때 절대적인 매끄러움을 보장하며, 자연스럽고 투명한 인간-로봇 협력 구현의 핵심.하지 외골격, 보행 훈련 시스템
고부하 의료용/외골격 (중량 재활)AK80-64 KV80높은 토크 출력(피크 120Nm)에서도 산업급 안정성과 제어 가능성 유지. 낮은 코깅 설계는 중량 저속 조건에서 안전성 보장.중량 외골격, 집중 재활 장치
소형 정밀 관절 (예: 휴머노이드 손/손목)AK45-36 KV80초소형 구조에서 낮은 코깅 토크 설계 구현, 공간과 힘 제어 정밀도 모두에 까다로운 요구사항이 있는 말단 효과기에 적합.휴머노이드 로봇 손/손목 관절, 정밀 수술 보조


재활 로봇 모터 관련 중요 파라미터 일람표


모터 모델무부하 속도 (RPM)정격 토크 (Nm)정격 속도 (RPM)피크 토크 (Nm)기어비
AK60-6 V3.0 KV80320/6403233/49096:1
AK80-9 V3.0 KV1005709390229:1
AK10-9 V3.0 KV6032018235539:1
AK80-64 KV8037/754823/4812064:1
AK45-36 KV80528402436:1


재활 로봇 모터 선택 시 중점 사항:


  • 토크 밀도 → 지지 능력 결정

  • 제어 모드 (MIT / 토크 제어) → 유연성 결정

  • 엔코더 정밀도 → 동작 정밀도 결정

  • 저지연 응답 → 인간-로봇 협력 경험 결정

  • 안전 토크 제한 능력 → 과도한 스트레칭 방지


요약


재활 로봇은 의료 재활을 "수동 보조"에서 "지능형 자율"로 추진하고 있습니다. 핵심 동력원인 모터의 선정은 장치의 안전성, 유연성 및 재활 효과를 직접적으로 결정합니다.


1.평활한 토크는 재활 안전의 기초입니다: 극저속, 가변 부하 재활 시나리오에서 작은 토크 변동이라도 환자가 인지하여 불편함이나 역행 반응을 일으켜 치료 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 극도로 매끄러운 토크 출력만이 진정한 유연한 인간-로봇 상호작용을 구현할 수 있습니다.


2.코깅 효과는 평활성의 주요 장애물입니다: 코깅 토크로 인한 "덜걱거림 현상"은 느린 스트레칭 및 미세 각도 제어와 같은 핵심 재활 동작에서 크게 증폭되어 힘 제어 정밀도를 저하시키고 소음을 발생시키며 환자의 신뢰를 손상시킵니다. 따라서 낮은 코깅 설계는 재활 로봇 모터의 "필수 요구 사항"이 되었습니다.


3.실제 사례가 선정 방향을 검증합니다: CubeMars 모터가 "자율 스트레칭 재활 장치"와 "Georgia Tech AI 외골격" 프로젝트를 지원한 두 가지 대표 사례에서 알 수 있듯이, 수동 재활 훈련이든 능동 운동 보조이든, 고정밀 위치 제어, 유연한 토크 출력, 높은 동적 응답 및 폐루프 안정성은 모두 성공적인 응용 분야가 공통적으로 의존하는 핵심 능력입니다.


4.선정은 시나리오 기반 매칭이 필요합니다: 다양한 재활 장치(예: 손 훈련기, 하지 스트레칭 장치, 외골격 로봇)는 모터 토크, 응답 속도, 무게, 제어 모드에 대해 서로 다른 우선순위를 가집니다. 선정 시 토크 밀도, 제어 모드(MIT/토크 제어 지원), 엔코더 정밀도, 저지연 응답 및 안전 토크 제한 능력을 중점적으로 고려해야 합니다.


요약하자면, 재활 로봇용 모터를 선택할 때는 피크 토크와 같은 기존 파라미터를 넘어 평활성, 유연성 및 안전성을 최우선으로 고려해야 합니다. 실제 측정된 코깅 토크 곡선과 저속 토크 리플 데이터는 아무리 훌륭한 파라미터 시트보다 훨씬 더 가치가 있습니다. 재활 장치가 가정용, 경량화, 지능형으로 발전함에 따라 저코깅 및 통합 설계 기능을 갖춘 모터 솔루션이 제품 실현의 핵심 성공 요소가 될 것입니다.

관련 기사
BBEX 외골격: 척추 생체역학 기반 다차원 힘 보조를 위한 첨단 지원 기술
BBEX 외골격: 척추 생체역학 기반 다차원 힘 보조를 위한 첨단 지원 기술
현대 산업 및 고강도 노동 환경에서는 반복적인 물건 들기가 종종 척추와 등 근육, 특히 요추 손상을 초래합니다. 이 문제는 작업 현장에서 흔히 발생하며, 많은 관심을 받고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 외골격 기술이 개발되어 효과적인 지지력을 제공하고 신체 부담을 줄이며 작업 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
Aug 22,2024
로봇 모터 심층 분석
로봇 모터 심층 분석
오늘날 로봇은 공장, 서비스 산업, 심지어 우리의 일상 생활까지 다양한 분야에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 기술자들이 로봇에 대해 이야기할 때마다 항상 로봇 모터가 언급되며, 여기에는 로봇 모터의 선택과 다양한 유형 및 모델의 장단점이 포함됩니다. 이제 로봇 모터의 선택, 장단점, 활용 등에 대해 함께 살펴보겠습니다.
Oct 13,2023
고급 짐벌 시스템 전용 설계 – 아웃러너 짐벌 모터 GL100
고급 짐벌 시스템 전용 설계 – 아웃러너 짐벌 모터 GL100
CubeMars 짐벌 모터 GL100은 소형, 경량이며 코깅 토크가 낮고 에너지 소비가 적습니다. 고급 짐벌 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다.
Aug 24,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내