Was ist ein Gimbal-Motor?
Wichtige Leistungsparameter, die vor dem Kauf eines Gimbal-Motors verglichen werden sollten
Wichtige Faktoren, die die Stabilität eines Gimbals beeinflussen
Häufig übersehene Parameter beim Kauf eines Gimbal-Motors
Auswahl des richtigen Gimbal-Motors für verschiedene Anwendungen
Zukünftige Trends in der Entwicklung von Gimbal-Motoren
Fazit

Wichtige Spezifikationen zum Vergleich vor dem Kauf eines Gimbal-Motors

CubeMars / Jun 03,2026

Ob in Drohnen-Gimbals, robotischen Bildverarbeitungssystemen, Sicherheitsüberwachungsanlagen oder LiDAR-Plattformen – Gimbal-Motoren beeinflussen direkt die Systemstabilität, die Regelgenauigkeit und die Reaktionsgeschwindigkeit. Der Markt bietet jedoch eine große Vielfalt an Gimbal-Motoren mit unterschiedlichen Spezifikationen, und die einzelnen Modelle unterscheiden sich erheblich hinsichtlich Drehmoment, KV-Wert, Encoder-Genauigkeit, Vibrationskontrolle und weiterer Leistungsmerkmale. Die Auswahl eines Motors ausschließlich anhand seiner Größe oder seines Preises erschwert häufig die Erfüllung der tatsächlichen Anwendungsanforderungen.


Daher ist es vor dem Kauf eines Gimbal-Motors wichtig, die leistungsbestimmenden Schlüsselparameter zu verstehen und eine umfassende Bewertung auf Grundlage des jeweiligen Anwendungsszenarios durchzuführen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit und zur Reduzierung von Entwicklungsrisiken.


Was ist ein Gimbal-Motor?


Ein Gimbal-Motor ist ein bürstenloser Motor, der speziell zur Stabilisierung und Steuerung der Plattformausrichtung entwickelt wurde. Er wird häufig in Kamera-Gimbals, Drohnen-Gimbals, robotischen Bildverarbeitungssystemen, Sicherheitsüberwachungsanlagen, LiDAR-Plattformen, elektrooptischen Nachführsystemen, Vermessungsgeräten und vielen weiteren Anwendungen eingesetzt.


Im Gegensatz zu herkömmlichen Servomotoren müssen Gimbal-Motoren in der Regel auch bei niedrigen Drehzahlen oder sogar im Stillstand ein gleichmäßiges und kontinuierliches Drehmoment liefern, um eine hochpräzise Lageregelung zu ermöglichen. Daher stellen Gimbal-Systeme deutlich höhere Anforderungen an Drehmomentabgabe, Reaktionsgeschwindigkeit, Laufruhe und Regelgenauigkeit.


Mit der rasanten Entwicklung von Drohnen, Robotik, intelligenten Bildverarbeitungssystemen und Automatisierungstechnologien sind Gimbals zu einer unverzichtbaren Komponente für einen stabilen Betrieb und eine präzise Positionierung geworden. Unterschiedliche Anwendungen stellen jedoch unterschiedliche Leistungsanforderungen. So legen Drohnen-Gimbals beispielsweise größeren Wert auf geringes Gewicht und niedrigen Energieverbrauch, während robotische Bildverarbeitungssysteme stärker auf dynamisches Ansprechverhalten und Regelgenauigkeit fokussiert sind.


Daher reicht es bei der Auswahl eines Gimbal-Motors häufig nicht aus, lediglich Abmessungen, Preis oder Nennleistung zu vergleichen. Ingenieure und Beschaffungsexperten sollten auch wichtige Kennwerte wie Drehmomentleistung, Encoder-Genauigkeit, Rastmoment, Reaktionsgeschwindigkeit und thermische Eigenschaften sorgfältig berücksichtigen, um sicherzustellen, dass der ausgewählte Motor die Projektanforderungen tatsächlich erfüllt.


gimbal-motor2


Wichtige Leistungsparameter, die vor dem Kauf eines Gimbal-Motors verglichen werden sollten


Nenndrehmoment


Das Nenndrehmoment ist einer der wichtigsten Indikatoren für die kontinuierliche Ausgangsleistung eines Gimbal-Motors und häufig der erste Parameter, den Ingenieure bei der Motorauswahl bewerten. Es bestimmt, ob der Motor die Last über lange Zeiträume zuverlässig antreiben und dabei die Zielausrichtung auch unter externen Störeinflüssen aufrechterhalten kann.


In einem Gimbal-System muss der Motor nicht nur die Nutzlast bewegen, sondern auch kontinuierlich den Einflüssen von Schwerkraft, Trägheit und externen Vibrationen entgegenwirken. Ist das Nenndrehmoment unzureichend, kann die Regelgenauigkeit selbst bei Verwendung fortschrittlicher Regelalgorithmen beeinträchtigt werden.


Ein unzureichendes Drehmoment führt typischerweise zu:

  • Vibrationen des Gimbals

  • Instabilität der Regelung

  • Erhöhten Nachführfehlern

  • Dauerhafter Motorüberlastung

  • Übermäßigem Temperaturanstieg


In praktischen Projekten sollte das Nenndrehmoment auf Grundlage folgender Faktoren bewertet werden:

  • Kameragewicht

  • Objektivgewicht

  • Sensorgewicht

  • Position des Schwerpunkts

  • Abmessungen des Gimbals

  • Anforderungen an die Bewegungsbeschleunigung


Beispielsweise benötigen Überwachungs-Gimbals mit Teleobjektiven aufgrund ihrer höheren Lastträgheit häufig Motoren mit höheren Drehmomentwerten. In Drohnen-Gimbal-Systemen müssen Ingenieure hingegen das optimale Gleichgewicht zwischen Drehmomentleistung und Gewicht finden.


Als allgemeine Richtlinie wird empfohlen, eine Sicherheitsreserve von 20 % bis 50 % über dem berechneten Drehmomentbedarf einzuplanen, um einen langfristig stabilen Betrieb sicherzustellen.


Spitzendrehmoment


Neben dem Nenndrehmoment ist auch das Spitzendrehmoment ein wichtiger Parameter zur Bewertung der dynamischen Leistungsfähigkeit eines Gimbal-Motors.


Das Spitzendrehmoment beschreibt das maximale Drehmoment, das der Motor über einen kurzen Zeitraum erzeugen kann, und beeinflusst direkt die transiente Reaktionsfähigkeit des Systems.


Das Spitzendrehmoment spielt eine entscheidende Rolle bei Situationen wie:

  • Schnellem Anlauf

  • Notbremsungen

  • Kompensation externer Störungen

  • Großen Lageänderungen

  • Hochgeschwindigkeits-Zielverfolgung


In robotischen Bildverarbeitungssystemen muss das Gimbal beispielsweise seine Ausrichtung innerhalb kürzester Zeit korrigieren, wenn ein Ziel plötzlich die Richtung ändert. Ist das Spitzendrehmoment unzureichend, kann das System das Ziel möglicherweise nicht präzise verfolgen, was die Erkennungs- und Messleistung beeinträchtigt.


Auch in Drohnen-Kamera-Gimbals erfordern während des Flugs auftretende Windstörungen kurzfristige hohe Drehmomentimpulse zur Kompensation. Daher sollten Ingenieure bei der Motorauswahl sowohl die kontinuierliche Leistungsfähigkeit als auch die Spitzendrehmomentleistung bewerten.


KV-Wert (Drehzahlkonstante)


Der KV-Wert ist ein wichtiger Parameter von bürstenlosen Motoren und beschreibt die theoretische Leerlaufdrehzahl, die pro angelegtem Volt erzeugt wird.


Zum Beispiel:

  • KV100 bedeutet 100 U/min pro Volt

  • KV50 bedeutet 50 U/min pro Volt


Obwohl der KV-Wert häufig im Zusammenhang mit Drohnenantriebssystemen diskutiert wird, ist er auch für Gimbal-Anwendungen relevant. In Gimbal-Systemen spiegelt der KV-Wert hauptsächlich die Drehzahleigenschaften wider, während Nenndrehmoment, Drehmomentkonstante (Kt) und Regelgenauigkeit bei der Motorauswahl in der Regel wichtigere Faktoren sind.


Generell bieten Motoren mit niedrigem KV-Wert eine höhere Drehmomentkonstante, während Motoren mit hohem KV-Wert größere Drehzahlreserven ermöglichen.


Da Gimbal-Systeme überwiegend bei niedrigen Drehzahlen oder sogar im Stillstand arbeiten, verwenden die meisten Gimbal-Motoren ein Low-KV-Design, um eine gleichmäßigere Leistungsabgabe und eine höhere Regelpräzision zu erzielen.


Die Auswahl eines Motors mit einem übermäßig hohen KV-Wert kann zu folgenden Problemen führen:

  • Weniger gleichmäßige Regelung bei niedrigen Drehzahlen

  • Geringere Feinpositionierungsfähigkeit

  • Höherer Energieverbrauch

  • Höhere Betriebstemperaturen


Daher ist ein höherer KV-Wert bei Gimbal-Anwendungen nicht zwangsläufig besser. Stattdessen sollte er entsprechend den Lastanforderungen und Regelzielen des Systems ausgewählt werden.


Drehmomentkonstante (Kt)


Im Vergleich zum KV-Wert liefert die Drehmomentkonstante (Kt) häufig einen direkteren Hinweis auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Motors in Gimbal-Anwendungen.


Die Kt beschreibt das pro Stromeinheit erzeugte Drehmoment und wird üblicherweise in Nm/A angegeben.


Je höher die Drehmomentkonstante, desto mehr Drehmoment kann der Motor bei gleichem Strom erzeugen.


Motoren mit einem hohen Kt-Wert bieten in der Regel folgende Vorteile:

  • Höhere Drehmomentabgabe

  • Bessere Stromnutzungseffizienz

  • Geringere Wärmeentwicklung

  • Reduzierter Energieverbrauch

  • Längere Batterielaufzeit


Für Gimbal-Systeme, die über längere Zeiträume kontinuierlich betrieben werden müssen, kann ein High-Kt-Design die Belastung sowohl des Motorreglers als auch der Stromversorgung erheblich reduzieren.


Beispielsweise müssen Gimbals in mobilen Robotern, Inspektionssystemen und Outdoor-Überwachungsplattformen oft über Stunden oder sogar Tage hinweg kontinuierlich arbeiten. In solchen Anwendungen verbessern Motoren mit hoher Kt nicht nur die Energieeffizienz, sondern reduzieren auch die Auswirkungen eines Temperaturanstiegs auf die Systemstabilität.


Es ist wichtig zu beachten, dass KV-Wert und Kt im Allgemeinen umgekehrt proportional zueinander sind. Daher sollte die Motorauswahl nicht ausschließlich auf einem einzelnen Parameter basieren. Stattdessen sollten Ingenieure Drehmomentanforderungen, Betriebsdrehzahl, Stromversorgungsbedingungen und Regelgenauigkeit als Gesamtsystem bewerten.


gimbal-motor1


Wichtige Faktoren, die die Stabilität eines Gimbals beeinflussen


Encoder-Genauigkeit


Die meisten modernen Hochleistungs-Gimbal-Systeme nutzen eine geschlossene Regelung, wodurch die Leistung des Encoders zu einem entscheidenden Faktor wird.


Gängige Encoder-Typen sind:

  • Magnetische Encoder

  • Optische Encoder

  • Dual-Encoder-Systeme


Eine höhere Encoder-Auflösung bietet:

  • Präzisere Lagekontrolle

  • Geringeren Tracking-Fehler

  • Bessere Stabilisierungseigenschaften


Für industrielle Bildverarbeitungssysteme und Vermessungsgeräte sind hochpräzise Encoder bereits ein Standardanforderung.


Cogging Torque (Rastmoment)


Das Rastmoment (Cogging Torque) ist einer der wichtigsten Faktoren, die einen gleichmäßigen Gimbal-Betrieb beeinflussen.


Ein zu hohes Rastmoment kann zu folgenden Problemen führen:

  • Vibrationen bei niedriger Geschwindigkeit

  • Mikroschwingungen

  • Unschärfe in Bildern


Hochwertige Gimbal-Motoren verwenden typischerweise Mehrpol-Designs, optimierte Magnetkreise und spezielle Statornut-Geometrien, um das Rastmoment zu minimieren. Ein niedriges Rastmoment ist besonders wichtig für Kamera- und elektrooptische Tracking-Anwendungen.


Reaktionsgeschwindigkeit


Da Gimbals kontinuierlich externe Störungen kompensieren, beeinflusst die dynamische Reaktionsfähigkeit des Motors direkt die Stabilisierungseigenschaften.


Wichtige Bewertungsparameter sind:

  • Drehmoment-Reaktionszeit

  • Beschleunigungsfähigkeit

  • Regelbandbreite


Motoren mit schneller Reaktionsfähigkeit können Lageabweichungen schneller korrigieren und dadurch die Gesamtstabilität des Systems verbessern.


Vibrations- und Geräuschpegel


Bei Bildverarbeitungssystemen wirkt sich die Vibrationskontrolle direkt auf die Bildqualität aus.


Motoren mit geringer Vibration können:

  • die Bildschärfe verbessern

  • Regelungsfehler reduzieren

  • die Benutzererfahrung verbessern


In Anwendungen wie Drohnenfotografie, Kamera-Gimbals, Laserscanning-Systemen und elektrooptischen Tracking-Plattformen ist die Vibrationsleistung oft wichtiger als die reine Drehzahl.


Häufig übersehene Parameter beim Kauf eines Gimbal-Motors


Motorgröße und Einbauraum


Gimbal-Systeme unterliegen häufig strengen Anforderungen hinsichtlich Größe und Gewicht.


Wichtige Vergleichsparameter sind:

  • Außendurchmesser

  • Länge

  • Gewicht

  • Befestigungslochbild


Dies ist besonders wichtig bei Drohnen und mobilen Robotern, da die Motorabmessungen direkt das Gesamtlayout und den Schwerpunkt des Systems beeinflussen.


Generell gilt:

  • Motoren mit größerem Durchmesser können ein höheres Drehmoment liefern

  • Kürzere Bauformen ermöglichen kompaktere Designs


Daher ist die Drehmomentdichte ein wichtiger Leistungsindikator für Gimbal-Motoren.


Betriebsspannung und Treiberkompatibilität


Übliche Betriebsspannungen sind:

  • 12V

  • 24V

  • 48V


Vor dem Kauf sollte unbedingt überprüft werden:

  • Nennspannung des Motors

  • Treiberkompatibilität

  • Anforderungen an die Schnittstelle


Häufige Kommunikationsschnittstellen sind:

  • PWM

  • UART

  • CAN-Bus

  • RS485


In der Robotik und industriellen Automatisierung hat sich der CAN-Bus als einer der am weitesten verbreiteten Kommunikationsstandards etabliert.


Thermische Leistung


Gimbal-Motoren müssen häufig kontinuierlich Haltemoment erzeugen.


Bei unzureichender Wärmeableitung können folgende Probleme auftreten:

  • Übermäßiger Temperaturanstieg

  • Entmagnetisierung der Magnete

  • Reduzierte Regelleistung

  • Verkürzte Lebensdauer


Ingenieure sollten kontinuierliche Leistungsfähigkeit, Temperaturanstiegswerte und das Kühldesign sorgfältig bewerten. Die thermische Leistung ist insbesondere in Außenanwendungen, Hochtemperaturumgebungen und industriellen Szenarien entscheidend.


Auswahl des richtigen Gimbal-Motors für verschiedene Anwendungen


Obwohl Nenndrehmoment, Encoder-Genauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit wichtige Faktoren sind, haben unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Prioritäten. Der Schlüssel zur Motorauswahl liegt nicht darin, den Motor mit den höchsten Spezifikationen zu wählen, sondern die Lösung, die am besten zu den jeweiligen Anforderungen passt.


Beispielsweise priorisieren kompakte Kamera-Gimbals typischerweise geringes Gewicht und niedrige Vibrationen, während industrielle Bildverarbeitungssysteme und LiDAR-Plattformen höhere Regelgenauigkeit und dynamische Reaktionsfähigkeit erfordern. Um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet CubeMars mehrere Gimbal-Motor-Modelle für verschiedene Lastbereiche und Anwendungsszenarien an.


Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Auswahlkriterien für typische Anwendungen zusammen.


AnwendungPriorisierte ParameterEmpfohlene CubeMars-Modelle
Kamera-GimbalsNiedriges Rastmoment, geringe VibrationGL30 KV290 / GL35 KV100
Drohnen-GimbalsLeichtbauweise, hohe DrehmomentdichteGL35 KV100 / GL40 KV70
SicherheitsüberwachungLange Lebensdauer, Zuverlässigkeit, StabilitätGL40 KV70 / GL60 KV25
LiDAR-PlattformenEncoder-Genauigkeit, ReaktionsgeschwindigkeitGL40 II KV82.5 / GL60 II KV28
Robotische BildverarbeitungssystemeDynamische Leistung, RegelgenauigkeitGL60 KV25 / GL80 KV60
Industrielle VermessungsgeräteStabilität, kontinuierliche LeistungsabgabeGL60 KV25 / GL80 KV30


Da unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Leistungsmerkmale priorisieren, sollte die Motorauswahl auf einer umfassenden Bewertung der tatsächlichen Anforderungen basieren und nicht ausschließlich auf höhere Drehmoment- oder Drehzahlwerte abzielen.


Zukünftige Trends in der Entwicklung von Gimbal-Motoren


Mit der fortschreitenden Entwicklung von Robotik, Drohnen und intelligenten Bildverarbeitungssystemen entwickeln sich Gimbal-Motoren in Richtung höherer Leistung, größerer Präzision und leichterer Bauweise. In High-End-Anwendungen übernehmen Gimbal-Motoren nicht mehr nur die Stabilisierung – sie beeinflussen direkt die Bildqualität, Tracking-Genauigkeit und Systemreaktionsgeschwindigkeit.


Höhere Drehmomentdichte


Durch optimierte elektromagnetische Konstruktionen und den Einsatz fortschrittlicher Magnetmaterialien können moderne Gimbal-Motoren mehr Drehmoment bei gleichzeitig kleineren Abmessungen und geringerem Gewicht liefern. Dieser Trend ist besonders wichtig für Drohnen-Gimbals, tragbare Stabilisierungssysteme und mobile robotische Bildverarbeitungsplattformen, da er die Nutzlast erhöht und die Störfestigkeit verbessert, ohne das Systemgewicht zu erhöhen.


Geringeres Rastmoment


Das Rastmoment beeinflusst direkt die Laufruhe bei niedrigen Geschwindigkeiten und im Haltebetrieb. Zukünftige Gimbal-Motoren werden das Rastmoment weiter reduzieren, indem sie optimierte Magnetkreis-Designs, verbesserte Stator-Rotor-Geometrien und fein abgestimmte Pol-Nut-Kombinationen einsetzen. Dadurch werden Mikrovibrationen minimiert und die Stabilisierung verbessert.


Dies ist besonders wichtig für Kamera-Gimbals, LiDAR-Plattformen und hochpräzise Tracking-Systeme, bei denen selbst kleinste Vibrationen die Mess- oder Bildqualität beeinflussen können.


In Anwendungen mit extrem niedrigen Vibrationsanforderungen, wie Kamera-Gimbals und Bildstabilisierungssysteme, werden häufig die CubeMars-Modelle GL30 KV290 und GL35 KV100 eingesetzt, die sich besonders für leichte Systeme mit sehr sanfter Bewegungssteuerung eignen.


Höhere Encoder-Genauigkeit


Mit der Weiterentwicklung von industrieller Bildverarbeitung, automatisierter Vermessung und intelligenter Inspektion steigt die Nachfrage nach hochpräziser Gimbal-Positionierung kontinuierlich. Der Einsatz hochauflösender magnetischer und optischer Encoder ermöglicht eine genauere Positionsrückmeldung und verbessert die geschlossene Regelung.


Höhere Encoder-Genauigkeit bietet:

  • Feinere Lageanpassung

  • Geringeren Tracking-Fehler

  • Stabilere dynamische Regelung


In hochpräzisen Closed-Loop-Anwendungen werden häufig die CubeMars-Modelle GL60 II KV28 und GL40 II KV82.5 in industriellen Bildverarbeitungssystemen und stabilisierten Plattformen eingesetzt.


Leichtere Bauweise und höhere Leistungsdichte


Gewicht bleibt einer der entscheidenden Faktoren in Drohnen- und mobilen Anwendungen. Gimbal-Motoren werden kontinuierlich durch strukturelle Optimierung, neue Materialien und verbesserte magnetische Designs weiterentwickelt, um Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung zu erhalten.


Leichte Konstruktionen verlängern nicht nur die Flugzeit von Drohnen, sondern verbessern auch die Reaktionsgeschwindigkeit des Gimbals und ermöglichen stabile Leistung in hochdynamischen Umgebungen.


Beispielsweise werden in Drohnen-Gimbal-Systemen die CubeMars-Modelle GL30 KV290 und GL35 KV100 häufig in kompakten Luftbildsystemen eingesetzt, da sie eine gute Balance aus geringem Gewicht und hoher Reaktionsfähigkeit bieten.


Schnellere dynamische Reaktionsfähigkeit


Neben der statischen Stabilisierung gewinnt die dynamische Reaktionsfähigkeit zunehmend an Bedeutung. Beim Tracking schnell bewegter Ziele oder bei plötzlichen Umgebungsänderungen muss der Motor sein Drehmoment schnell anpassen, um Stabilität zu gewährleisten.


In hochdynamischen Systemen wie robotischen Bildverarbeitungsplattformen und Hochgeschwindigkeits-Tracking-Gimbals werden häufig die CubeMars-Modelle GL80 KV60 und GL100 KV10 eingesetzt.


Zukünftig werden Gimbal-Motoren weiterhin ihre Regelbandbreite, Beschleunigungsfähigkeit und Latenz verbessern, wodurch die Systemreaktion und Tracking-Leistung weiter optimiert werden.


Fazit


Ein Gimbal-Motor ist weit mehr als nur ein Bauteil zur Drehbewegung einer Plattform – er bestimmt direkt die Stabilitätsgenauigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und das gesamte Benutzererlebnis. Bei der Auswahl eines Motors reicht es daher selten aus, nur Größe und Preis zu berücksichtigen. Parameter wie Nenndrehmoment, Spitzendrehmoment, Encoder-Genauigkeit, Rastmoment, dynamische Reaktionsfähigkeit und thermische Leistung spielen alle eine entscheidende Rolle für die endgültige Systemperformance.


Durch eine sorgfältige Bewertung dieser Schlüsselspezifikationen können Ingenieure die am besten geeignete Gimbal-Motorlösung für ihre jeweilige Anwendung auswählen, die Produktleistung verbessern und gleichzeitig Entwicklungsrisiken reduzieren.

Verwandte Artikel
CubeMars gratuliert der FS FEUP zu ihrem hervorragenden Ergebnis beim Formula Student Wettbewerb!
CubeMars gratuliert der FS FEUP zu ihrem hervorragenden Ergebnis beim Formula Student Wettbewerb!
CubeMars möchte dem Sponsorenteam, dem Team FS FEUP, zu seiner herausragenden Leistung bei den jüngsten Formula Student-Wettbewerben in der Schweiz und in Großbritannien gratulieren, bei denen es mehrere Preise gewonnen und seine außergewöhnliche Stärke u
Aug 08,2024
Leitfaden zur Auswahl von frameless Drehmomentmotoren für die Robotik 2026
Leitfaden zur Auswahl von frameless Drehmomentmotoren für die Robotik 2026
Entdecken Sie rahmenlose Drehmomentmotoren für die Robotik. Vergleichen Sie Outrunner- und Inrunner-Designs, Integrationstipps und wählen Sie den idealen Motor für Ihren Aktuator.
Mar 10,2026
CubeMars Roboter-Aktuator treibt Georgia Techs KI-Exoskelette an - vorgestellt in Science Advances
CubeMars Roboter-Aktuator treibt Georgia Techs KI-Exoskelette an - vorgestellt in Science Advances
AK80-9 Roboter-Aktuatoren treiben Georgia Techs KI-Exoskelette an und erreichen 86% Energieeffizienzverbesserung mit Echtzeit-Terrainanpassung für verbesserte Mobilität.
Jul 19,2025