Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
외골격 로봇 모터의 핵심 요구사항
외골격 응용에서의 전력 밀도 이해
외골격 모터 선택에서의 인간 안전 고려사항 
외골격 로봇용 모터 기술 
설계 트레이드오프: 출력 vs 안전 vs 착용감
외골격 로봇용 CubeMars 모터 선택 
결론 

출력과 안전을 고려한 외골격 모터 선택 방법

CubeMars / Apr 10,2026

기존의 전통적인 로봇과 달리, 외골격 시스템은 인간의 신체와 직접적인 물리적 접촉 상태에서 작동한다. 이러한 근본적인 특성은 독특한 공학적 과제를 제시하며, 성능을 단순한 출력 능력만으로 평가할 수 없게 만든다. 대신, 액추에이터 설계는 매우 제한된 인간 중심 환경 내에서 출력, 무게, 반응성, 그리고 안전성 사이의 균형을 신중하게 고려해야 한다.

 

모든 구성 요소 중에서도 모터는 시스템 성능을 결정하는 핵심적인 역할을 한다. 모터는 토크 출력, 동작의 부드러움, 에너지 효율, 그리고 전반적인 사용자 편안함에 직접적인 영향을 미친다. 그러나 모터 출력을 단순히 증가시키는 것은 쉬운 해결책이 아니다. 출력이 높아질수록 무게 증가, 열 부하 증가, 제어 복잡성 증가와 같은 문제가 발생할 수 있으며, 이는 착용성과 사용자 안전에 부정적인 영향을 줄 수 있다.

 

그 결과, 외골격 로봇의 모터 선택은 다음 두 가지 핵심 요소에 의해 정의된다:

  • 전력 밀도 — 크기와 무게를 최소화하면서 충분한 출력 확보

  • 인간 안전 — 사용자와의 상호작용에서 순응적이고 예측 가능하며 안전한 동작 보장

 

이러한 요소들 사이의 최적 균형을 달성하는 것은 효과적이고 신뢰할 수 있는 외골격 시스템을 설계하는 데 필수적이다. 다음 섹션에서는 외골격 로봇의 핵심 모터 요구사항, 전력 밀도의 중요성, 그리고 액추에이터 설계를 결정하는 안전 고려 사항에 대해 자세히 살펴본다.


외골격 로봇 모터의 핵심 요구사항


외골격 로봇용 모터를 설계하는 것은 기존의 전통적인 로봇 시스템과는 근본적으로 다른 접근 방식을 요구한다. 이러한 장치는 인간의 신체와 직접 접촉하여 작동하기 때문에, 액추에이터 성능은 단순한 출력 능력을 넘어 안전하고 자연스럽고 효율적인 인간 움직임을 가능하게 해야 한다.

 

웨어러블 로봇용 모터를 선택할 때 엔지니어가 고려해야 할 핵심 요소는 다음과 같다:

 

높은 출력 대비 무게 비율 

 

외골격은 착용형 시스템이므로 무게는 매우 중요한 제약 조건이다. 추가되는 모든 1kg은 대사 에너지 소모를 증가시키고, 특히 재활이나 산업 보조와 같은 장시간 사용 환경에서 사용자 편안함을 저하시킨다.

 

따라서 모터는 최소한의 질량을 유지하면서 충분한 토크와 출력을 제공해야 한다. 높은 출력 대비 무게 비율은 다음과 같은 이점을 제공한다:

  • 사용자의 신체적 부담 감소

  • 에너지 효율 및 배터리 수명 향상

  • 대형화 없이 향상된 동적 성능

 

하체 외골격에서는 관절 토크 요구가 상당히 크다(예: 무릎 관절은 수십 Nm 수준 필요). 이는 작지만 강력한 액추에이터의 필요성을 더욱 강조한다.

 

소형·경량 통합 설계

 

단순한 모터 무게뿐만 아니라 액추에이터 전체 패키징 또한 매우 중요하다. 외골격 관절은 인체 해부학 구조와 정밀하게 정렬되어야 하므로 기계 부품을 위한 공간이 제한적이다.

 

모터, 기어박스, 드라이버 전자부를 통합한 고집적 액추에이터 설계는 다음과 같은 장점을 제공한다:

  • 시스템 복잡성과 배선 감소

  • 관절 구조로의 기계적 통합 용이성

  • 신뢰성 향상 및 빠른 시스템 구축

 

특히 공간 제약과 인체 공학이 직접적으로 사용성을 결정하는 웨어러블 로봇에서는 소형 모듈형 액추에이터가 매우 중요하다.

 

백드라이버빌리티와 기계적 순응성

 

산업용 로봇과 달리 외골격은 시스템이 꺼져 있거나 보조 모드로 동작하더라도 자연스러운 인간 움직임을 허용해야 한다. 이를 위해 액추에이터는 백드라이버블해야 하며, 즉 외부 힘(사용자에 의한 힘)이 최소한의 저항으로 모터를 구동할 수 있어야 한다.

 

주요 이점은 다음과 같다:

  • 보다 자연스럽고 직관적인 움직임

  • 관절 정렬 오류 및 부상 위험 감소

  • 예기치 않은 상호작용에서의 안전성 향상

 

백드라이버빌리티는 감속비, 마찰, 모터 관성 등의 요소에 크게 영향을 받는다. 낮은 감속비와 최적화된 전달 구조는 시스템 순응성을 크게 향상시킬 수 있다.

 

이 개념은 최근 연구된 준직접구동(Quasi-Direct Drive, QDD) 시스템에서도 입증되었으며, 저임피던스 액추에이터가 백드라이버빌리티와 인간-로봇 상호작용 안전성을 크게 향상시킨다는 것이 확인되었다.


예를 들어 QDD 기반 외골격 시스템 연구에서는 인간-로봇 상호작용 힘 추정의 평균 오차가 정격 출력의 약 6.4% 수준으로 나타났으며, 이는 보다 반응적이고 안전한 보조를 가능하게 한다.

 

human-exoskeleton-interaction-force-estimation

 


정밀 토크 및 위치 제어

 

외골격 성능은 시스템이 인간의 움직임과 얼마나 정확하게 동기화되는지에 크게 의존한다. 이를 위해서는 토크 출력과 위치 모두에 대한 정밀한 제어가 필요하다.

 

많은 응용 분야에서 토크 제어는 특히 중요하다:

  • 재활 시스템은 제어된 보조 또는 저항을 필요로 한다

  • 보행 보조 시스템은 실시간 움직임 패턴에 적응해야 한다

  • 인간–로봇 상호작용은 부드럽고 예측 가능한 힘 출력을 요구한다

 

고해상도 센서와 고급 제어 알고리즘은 액추에이터가 안정적이고 반응성 높은 성능을 제공하도록 하며, 사용자와 기계 간의 원활한 협조를 가능하게 한다.

 

효율성 및 열 관리

 

외골격은 일반적으로 배터리로 구동되기 때문에 모터 효율은 작동 시간과 시스템 실용성에 직접적인 영향을 미친다. 비효율적인 모터는 전력을 빠르게 소모할 뿐만 아니라 과도한 열을 발생시킨다.

 

열 성능은 웨어러블 시스템에서 특히 중요하다:

  • 열 축적은 사용자 편안함과 안전에 영향을 줄 수 있다

  • 제한된 공간으로 인해 냉각 옵션이 제한된다

  • 연속 작동에는 안정적인 온도 관리가 필요하다

 

효율적인 모터 설계와 최적화된 드라이브 전자 시스템은 열 위험을 최소화하면서 일관된 성능을 유지하는 데 도움을 준다.

 

이러한 요구사항을 종합하면 핵심적인 사실이 드러난다: 외골격 로봇의 모터 선택은 다변수(multivariable) 공학 문제이다.

 

출력, 크기, 순응성, 제어 정확도, 열 거동은 모두 균형 있게 고려되어야 하며, 이는 단순히 강력한 시스템이 아니라 착용 가능하고 안전하며 직관적인 시스템을 설계하기 위한 필수 조건이다.

 

외골격 응용에서의 전력 밀도 이해


전력 밀도는 외골격 모터 설계에서 중요한 요소이다. 이는 모터가 크기 또는 무게 대비 얼마나 많은 출력을 낼 수 있는지를 의미한다. 웨어러블 로봇에서는 높은 전력 밀도를 통해 불필요한 부피 증가 없이 강력한 보조를 제공할 수 있으며, 장치를 더 편안하고 착용하기 쉽게 만든다.

 

외골격에서 전력 밀도의 의미

 

간단히 말해, 전력 밀도가 높은 모터는 더 작고 가벼운 상태에서 더 높은 출력을 제공한다. 이는 외골격이 신체에 직접 착용되기 때문에 특히 중요하며, 추가적인 무게는 사용자 피로를 증가시키고 착용감을 저하시킬 수 있다.

 

높은 전력 밀도는 로봇이 인간의 움직임에 빠르게 반응하고 부드럽고 자연스러운 움직임을 유지하도록 돕는다.

 

전력 밀도가 중요한 이유

 

높은 전력 밀도는 웨어러블 로봇에 다음과 같은 이점을 제공한다:

  • 편안한 착용성 – 더 가벼운 모터는 사용자 부담을 줄인다

  • 에너지 효율성 – 소형 고효율 모터는 배터리 소모를 줄인다

  • 빠른 반응성 – 낮은 관성의 액추에이터는 자연스러운 움직임을 가능하게 한다

  • 쉬운 통합성 – 컴팩트한 모터는 관절 구조에 더 쉽게 통합된다

 

즉, 전력 밀도는 외골격이 동시에 강력하면서도 착용 가능한 시스템이 되도록 한다.

 

이 원리는 실제 사례에서도 확인할 수 있으며,  CubeMars 로보틱 액추에이터가 조지아 공과대학교의 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개됨, 연구에서는 높은 전력 밀도 액추에이터가 다양한 지형에서 적응형 보조를 가능하게 한다.

 

해당 시스템은 실시간 지형 인식에 기반하여 토크 출력을 동적으로 조절하며, 가벼운 착용 구조를 유지하면서도 강력한 보조와 자연스러운 움직임을 동시에 달성한다.




고전력 밀도 설계의 트레이드오프 

 

높은 전력 밀도는 분명한 장점을 제공하지만, 동시에 여러 가지 공학적 과제를 수반합니다:

  • 열 관리 – 소형 고출력 모터는 적절한 냉각이 이루어지지 않을 경우 빠르게 과열될 수 있습니다.

  • 기계적 응력  – 컴팩트한 설계는 기어 및 베어링에 가해지는 응력을 증가시켜 수명을 단축시킬 수 있습니다.

  • 비용 및 소재 제약  – 고급 합금, 자석, 권선 기술의 사용은 생산 비용을 상승시키는 경향이 있습니다.

  • 토크 vs 속도 트레이드오프  – 고속 모터는 높은 전력 밀도를 달성할 수 있지만, 요구 토크를 충족하기 위해 감속 기어가 필요할 수 있습니다.

 

이러한 트레이드오프의 균형을 맞추는 것은 강력하면서도 착용 가능하고 신뢰성 있는 모터를 설계하는 데 매우 중요합니다.

 

외골격 모터 선택에 대한 시사점 

 

외골격용 모터를 선택할 때 엔지니어는 최대 출력뿐만 아니라 연속 출력, 열 한계, 응답 특성까지 함께 고려해야 합니다.

 

핵심 원칙은 다음과 같습니다:

  • 단위 중량당 출력을 극대화하기 위해 고효율 브러시리스 모터를 선택합니다.

  • 백드라이버빌리티(backdrivability)와 순응성(compliance)을 유지하기 위해 기어 감속비를 신중하게 평가합니다.

  • 공간을 절약하면서도 높은 출력을 유지하기 위해 모터, 기어박스, 드라이버 전자부를 통합한 모듈형 액추에이터 설계를 고려합니다.

 

실제 응용에서 고전력 밀도 모터는 현대 외골격 시스템의 핵심 구성 요소로 작용하며, 성능과 사용자 편의성을 동시에 가능하게 합니다.

 

외골격 모터 선택에서의 인간 안전 고려사항 


외골격 로봇은 인간의 신체와 직접 접촉하기 때문에, 모터 선택에서 안전은 최우선 요소입니다. 기존 로봇과 달리 이러한 장치는 인간의 움직임에 부드럽게 반응하고 부상 위험을 방지해야 합니다. 외골격의 인간 안전은 기계적 설계와 제어 전략 모두에 의해 결정됩니다.

 

기계적 안전 

 

안전한 외골격은 하드웨어 설계에서 시작됩니다. 모터와 관절은 부상 위험을 최소화하도록 설계되어야 합니다:

  • 저관성 모터  – 가벼운 회전 부품은 급정지나 충돌 시 발생하는 충격을 줄입니다.

  • 순응형 액추에이터  – 유연하거나 직렬 탄성 구조는 예상치 못한 외력을 흡수할 수 있도록 합니다.

  • 안전 관절 범위 – 각 관절의 움직임 범위를 제한하여 과신전이나 비정상 자세를 방지합니다.

 

기계적 안전은 시스템 오작동이나 사용자의 갑작스러운 움직임 상황에서도 사용자를 보호하는 핵심 요소입니다.

 

제어 수준 안전 

 

모터 제어는 인간-로봇 상호작용의 안전성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다:

  • 토크 제한  – 모터는 사용자의 안전 한계를 초과하지 않도록 설정됩니다.

  • 충돌 감지 – 센서가 비정상적인 저항을 감지하면 즉시 동작을 중지하거나 조정합니다.

  • 부드러운 동작 프로파일  – 급격한 가속과 감속을 방지하여 자연스럽고 안정적인 움직임을 제공합니다.

 

효과적인 제어 전략은 외골격이 착용자를 과도하게 지배하지 않도록 하여 직관적이고 예측 가능한 사용 경험을 제공합니다.

 

열 안전 

 

외골격은 인체에 직접 착용되기 때문에 열 관리는 중요한 안전 요소입니다:

  • 모터는 연속 동작 중 열 발생을 최소화하도록 설계되어야 합니다.

  • 장시간 사용 시에도 표면 온도는 피부 접촉에 안전한 수준을 유지해야 합니다.

  • 효율적인 냉각 전략 또는 저발열 설계는 장치와 사용자를 동시에 보호합니다.

 

이러한 특성은 예기치 않은 상황이나 전원 장애 상황에서도 시스템의 안전성을 보장합니다.

 

모터 선택에 대한 시사점 

 

외골격 모터를 안전 중심으로 선택할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다:

  • 저관성 및 부드럽고 제어 가능한 출력을 가진 모터를 선택합니다.

  • 자연스럽고 안전한 움직임을 위해 백드라이버빌리티와 순응성을 우선합니다.

  •  안전 중심 기능이 통합된 모듈형 액추에이터 솔루션을 고려하되, 컴팩트한 설계를 유지합니다.

 

기계적 안전과 제어 안전을 동시에 고려함으로써, 외골격 시스템은 사용자의 안전을 해치지 않으면서도 효과적인 보조 기능을 제공할 수 있습니다.

 

외골격 로봇용 모터 기술 


motor-technologies-for-exoskeleton-robotsg


올바른 모터 기술을 선택하는 것은 외골격 설계의 핵심 요소입니다. 모터는 성능, 착용성, 안전성에 직접적인 영향을 미치며, 각 기술은 서로 다른 응용 분야에 적합한 고유한 장점을 제공합니다. 이러한 옵션을 이해하면 엔지니어는 보다 자연스럽고 안전하며 효율적인 시스템을 설계할 수 있습니다.

 

1.  브러시리스 DC 모터 

 

널리 사용되는 이유:

  • 높은 효율성: 전기 에너지를 기계 에너지로 효과적으로 변환하여 배터리 수명을 연장합니다.

  • 컴팩트하고 경량: 사용자 피로를 증가시키지 않으면서 더 높은 출력을 제공합니다.

  • 부드럽고 정밀한 토크 제어: 자연스럽고 인간과 유사한 움직임을 구현합니다.


적용 분야:

  • 상지 및 하지 외골격 시스템

  • 안정적이고 반응성이 높은 보조가 필요한 응용 분야


BLDC 모터는 많은 웨어러블 로봇의 핵심 동력으로, 성능과 실용성의 균형을 제공합니다.

 

2.  프레임리스 모터 

 

프레임리스 모터는 하우징이 없는 모터 코어로, 외골격 관절에 직접 통합할 수 있습니다.


장점:

  • 공간 효율성: 컴팩트한 관절 및 제한된 공간 구조에 적합합니다.

  • 맞춤형 통합: 감속기, 센서, 엔코더와 결합하여 특수 응용에 활용 가능합니다.

  • 높은 전력 밀도: 최소한의 공간에서 강한 토크를 제공합니다.


적용 분야:

  • 경량 재활 장치

  • 모든 밀리미터가 중요한 로봇 팔 또는 다리 구조


프레임리스 모터는 설계자가 액추에이터를 인간 인터페이스에 자연스럽게 내장할 수 있도록 유연성을 제공합니다.

 

3.  통합형 액추에이터 모듈 

 

이 모듈은 모터, 감속기, 드라이버 전자장치를 하나의 컴팩트한 구조로 통합한 완성형 유닛입니다.


장점:

  • 기계 및 전기 통합 과정 단순화

  • 배선 복잡도 및 잠재적 고장 지점 감소

  • 일관되고 예측 가능한 성능 제공


CubeMars 모듈의 특징:

  • 경량 설계에서 높은 토크 밀도 구현

  • 인간과의 상호작용에 적합한 부드러운 동작

  • 다양한 관절 및 외골격 구조에 맞춘 모듈형 아키텍처


통합형 액추에이터는 엔지니어가 개별 부품보다 시스템 레벨 설계에 더 집중할 수 있게 합니다.

 

4.  기술 비교 

 

기술핵심 장점최적 사용 사례
BLDC 모터높은 효율, 부드러운 제어범용 외골격 시스템
프레임리스 모터공간 절약, 높은 커스터마이징소형 관절 및 특수 설계
통합형 액추에이터통합성, 안정적인 성능산업용/의료용 웨어러블 로봇


5.  응용 분야별 기술 매칭 

 

  • 재활 외골격:부드러운 움직임, 순응성, 안전성이 가장 중요하므로 프레임리스 또는 통합형 액추에이터가 선호됩니다. 

  • 산업 보조 로봇:높은 토크와 연속 출력이 핵심이며, BLDC 또는 통합 모듈이 사용됩니다. 

  • 성능 향상 시스템 :빠른 응답성과 높은 동적 출력이 중요하여 고전력 밀도 BLDC 또는 고급 통합 액추에이터가 요구됩니다.


적절한 모터 기술 선택은 성능, 안전성, 편의성 간의 균형을 맞추는 과정이며, 이를 통해 외골격 시스템은 보다 자연스럽고 신뢰성 있게 구현될 수 있습니다.

 

설계 트레이드오프: 출력 vs 안전 vs 착용감


외골격 로봇을 설계하는 과정에서는 출력, 안전성, 그리고 사용자 착용감 사이의 균형을 정교하게 맞추는 것이 필수적입니다. 기존의 산업용 로봇과 달리 웨어러블 장치는 인간의 신체에 직접 작용하므로, 성능을 유지하면서도 인간의 안전과 편안함을 동시에 보장해야 합니다. 각 설계 선택은 여러 성능 요소에 동시에 영향을 미칩니다.

 

1.  출력 vs 착용성 

 

고출력 모터는 더 강한 보조력과 빠른 반응 속도를 제공하지만, 동시에 무게와 부피가 증가하는 단점이 있습니다. 이는 장시간 착용 시 부담을 증가시킬 수 있습니다.

 

고려 사항:

  • 무거운 모터는 장시간 사용 시 피로도를 증가시킵니다

  • 부피가 큰 액추에이터는 관절 가동 범위를 제한할 수 있습니다

  • 필요한 토크를 만족하는 최소 크기의 모터를 선택하는 것이 중요합니다

 

최적 설계는 충분한 출력을 유지하면서도 경량성과 착용 편의성을 동시에 확보하는 것입니다.

 

2.  안전 vs 반응성 

 

반응이 지나치게 공격적인 모터는 사용자에게 위험을 초래할 수 있으며, 반대로 너무 보수적인 시스템은 부자연스럽고 느리게 느껴질 수 있습니다. 안전성은 토크와 움직임 제어의 정밀도에 의해 결정됩니다.

 

핵심 접근 방식:

  • 토크 제한을 통해 과도한 힘 발생 방지

  • 컴플라이언스 또는 직렬 탄성 구조를 통해 외부 충격 흡수

  • 부드러운 모션 프로파일로 급격한 움직임 제거

 

안전성과 반응성의 균형은 외골격이 자연스럽게 보조하면서도 부상 위험을 최소화하도록 만듭니다.

 

3.  착용감 vs 기계적 복잡성 

 

고급 모터 시스템은 종종 감속기, 센서, 전자장치와 통합됩니다. 이러한 구성은 성능을 향상시키지만 동시에 복잡도, 무게, 유지보수 부담을 증가시킵니다.

 

설계 전략:

  • 통합형 모듈 액추에이터를 활용하여 구조를 단순화

  • 움직임을 방해할 수 있는 배선 및 외부 노출 부품 최소화

  • 관절 배치와 착용 지점의 인체공학적 설계 고려

 

착용감은 매우 중요한 요소이며, 아무리 성능이 뛰어난 시스템이라도 불편하면 실제 사용률이 낮아집니다.

 

4.  최적 균형 찾기 

 

모든 외골격 프로젝트는 본질적으로 트레이드오프 문제를 포함합니다. 따라서 엔지니어는 응용 목적에 따라 우선순위를 설정해야 합니다:

  • 재활용 외골격: 최대 출력보다 안전성과 착용감을 우선

  • 산업용 보조 외골격: 높은 출력이 필요하지만 안전성과 인체공학도 여전히 중요

  • 성능 증강 시스템: 출력과 반응성이 핵심이지만 착용감 역시 고려 필요

 

가장 성공적인 외골격 설계는 이 세 가지 요소의 균형을 달성하여, 강력하면서도 안전하고 편안한 시스템을 구현하는 것입니다.


외골격 로봇용 CubeMars 모터 선택 


외골격 시스템은 높은 전력 밀도와 사용자 안전성 사이의 균형을 요구합니다. CubeMars는 이러한 요구를 충족하도록 설계된 다양한 액추에이터 제품군을 제공하며, 설계자가 충분한 보조력을 확보하면서도 편안함과 신뢰성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

 

모터 카테고리 (Motor Category)


모터 카테고리추천 CubeMars 모델대표 응용 분야CubeMars 선택 이유
관절형 액추에이터 모듈 AK10‑9 V3.0 KV60, AK80-9 V3.0 KV100재활 외골격, 웨어러블 보조 장치, 경량 산업 보조 시스템플러그 앤 플레이 구조의 컴팩트 모듈, 출력과 인간 안전성의 균형
준직접 구동 모터 AKE90‑8 KV35, AKE80‑8 KV30성능 증강 외골격, 빠른 반응이 필요한 하지 구동 시스템감속 구조가 간소화되어 반응성이 뛰어나며 자연스러운 동작과 안전성 확보
프레임리스 토크 모터RI60 KV120, RO80 KV105맞춤형 산업/연구용 외골격, 신속한 프로토타이핑, 특수 모빌리티 시스템높은 토크 밀도와 설계 유연성으로 자연스럽고 안전한 움직임 구현 가능


CubeMars 모터 기술을 특정 외골격 요구사항에 맞게 적용하면, 개발자는 강력하면서도 착용 가능하고 안전한 시스템을 설계할 수 있으며, 동시에 CubeMars 제품군이 제공하는 높은 통합성과 유연성을 활용할 수 있습니다.


결론 


외골격 모터 선택은 전력 밀도, 반응성, 그리고 인간 안전성 사이의 정밀한 균형 과정입니다. 고성능의 소형 액추에이터는 강력한 보조력을 제공하면서도 시스템을 경량화하고, 편안하며 직관적으로 만듭니다. CubeMars 모터는 AK 시리즈 관절형 액추에이터, AKE 준직접 구동 유닛, RI/RO 프레임리스 모듈 등을 포함하여 부드러운 동작, 정밀한 토크 제어, 그리고 높은 출력 대비 무게 효율을 제공함으로써 인간 중심 로봇 시스템의 핵심 과제를 해결합니다.

 

응용 분야—재활, 산업 보조, 성능 증강—에 따라 적절한 모터 기술을 매칭하면, 개발자는 안전하고 효과적이며 사용자 친화적인 외골격을 구현할 수 있습니다. CubeMars 솔루션은 모듈성, 통합 유연성, 그리고 높은 전력 밀도를 제공하여 기술적으로 견고할 뿐 아니라 착용성과 인간-로봇 상호작용까지 최적화된 설계를 가능하게 합니다


관련 기사
왜 중공 샤프트 유성 액추에이터가 로봇 분야에서 점점 더 인기를 얻고 있을까요?
왜 중공 샤프트 유성 액추에이터가 로봇 분야에서 점점 더 인기를 얻고 있을까요?
로봇용 중공 샤프트 유성 액추에이터: 구조, 장점 및 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇, 외골격 시스템에서의 응용
May 07,2026
외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대
외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대
2024년 파리 올림픽이 성공적으로 마무리되면서, 전 세계의 관심은 역시 주목받는 패럴림픽으로 향하고 있습니다. 이 행사는 단순한 스포츠 경쟁의 정점을 넘어, 인간 정신과 혁신의 위대한 모습을 보여줍니다.
Aug 12,2024
보행형 로봇 vs 바퀴형 로봇: 설계, 성능 및 모터 요구사항 비교
보행형 로봇 vs 바퀴형 로봇: 설계, 성능 및 모터 요구사항 비교
다리형과 바퀴형 로봇의 차이, 장단점, 성능 및 모터 선택을 비교해 최적의 솔루션을 제시합니다.
Mar 25,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내