로봇용 BLDC 모터 제어: 센서리스 방식 vs. 엔코더 기반 방식
1. 서론: 로봇에서 모터 피드백이 중요한 이유
로봇용 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 선택할 때 엔지니어는 토크, 속도, 크기, 전력 소비뿐만 아니라 컨트롤러가 로터 위치 정보를 어떻게 얻고 모터의 움직임을 어떻게 제어하는지도 고려해야 합니다.
피드백 방식은 시동 특성, 저속 작동, 동작의 부드러움, 위치 제어 성능 및 제어 시스템의 복잡성에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 요소는 반복 정밀도가 높은 동작이나 여러 관절의 협응 제어가 필요한 로봇 팔, 휴머노이드 로봇, 사족보행 로봇 및 기타 시스템에서 특히 중요합니다.
모터 제어에 일반적으로 사용되는 두 가지 방식은 센서리스 제어와 엔코더 기반 제어입니다.
센서리스 제어: 정류를 위해 전용 로터 위치 센서에 의존하지 않고 전기적 측정값과 모터 모델을 바탕으로 로터 위치 또는 속도를 추정합니다.
엔코더 기반 제어: 엔코더를 사용해 로터 위치를 측정합니다. 시스템 아키텍처에 따라 이 피드백은 정류, 속도 조절 또는 폐루프 위치 제어에 활용될 수 있습니다.
각 방식은 서로 다른 애플리케이션에 적합합니다. 센서리스 제어는 센서 관련 하드웨어와 배선을 줄일 수 있는 반면, 엔코더 기반 제어는 신뢰할 수 있는 위치 피드백과 정밀한 동작 제어가 필요한 경우 일반적으로 더 유리합니다.
로봇 제조업체와 시스템 통합업체가 고려해야 할 핵심은 단순히 어느 방식이 더 발전된 기술인지 판단하는 것이 아니라, 애플리케이션의 동작 프로파일, 성능 요구 사항 및 시스템 설계에 가장 적합한 피드백 아키텍처를 선택하는 것입니다.
2. BLDC 모터 센서리스 제어: 장점과 한계
BLDC 모터의 센서리스 제어는 센서리스 정류를 위해 전용 로터 위치 센서를 사용하지 않고, 작동 중 모터의 전기적 특성을 바탕으로 로터 위치 또는 속도를 추정합니다.
제어 알고리즘에 따라 컨트롤러는 역기전력(Back-EMF), 상전압, 상전류 또는 기타 전기적 특성을 활용해 로터의 작동 상태를 판단할 수 있습니다.
2.1 센서리스 제어의 작동 원리
BLDC 모터가 회전하면 영구자석이 고정자의 권선에 대해 움직이면서 역기전력이 발생합니다. 컨트롤러는 이러한 전기 신호를 분석해 로터 위치를 추정하고 적절한 정류 시점을 결정합니다.
센서리스 제어 전략마다 서로 다른 추정 방법을 사용합니다. 예를 들어, 기존의 역기전력 검출 방식은 일반적으로 식별 가능한 신호가 발생할 정도의 속도에 도달한 후에 가장 효과적으로 작동합니다. 다른 알고리즘은 더 넓은 작동 범위를 지원할 수 있지만, 성능은 모터 모델, 컨트롤러 하드웨어 및 알고리즘 구현 방식에 따라 달라집니다.
센서리스 제어의 잠재적인 장점 중 하나는 센서 관련 통합 작업을 줄일 수 있다는 것입니다. 정류가 전용 위치 센서에 의존하지 않으므로 모터 조립 시 센서 장착 구조와 연결 배선이 줄어들 수 있습니다.
그러나 센서리스 제어가 컨트롤러가 로터 위치를 직접 측정한다는 의미는 아닙니다. 여전히 모터의 전기적 특성을 바탕으로 위치를 추정하므로 특정 작동 조건에서는 한계가 나타날 수 있습니다.
2.2 센서리스 제어는 언제 적합한가?
센서리스 제어는 정밀한 위치 피드백보다 소형 설계, 간소화된 배선 또는 속도 조절을 우선시하는 애플리케이션에 적합할 수 있습니다.
잠재적인 장점은 다음과 같습니다.
센서 하드웨어 감소: 센서리스 정류에는 전용 로터 위치 센서가 필요하지 않습니다.
배선 간소화: 모터와 컨트롤러 사이에 센서용 추가 케이블이 필요하지 않을 수 있습니다.
기계적 통합 유연성 향상: 별도의 정류 센서를 장착하고 정렬하는 데 필요한 작업을 줄일 수 있습니다.
공간 및 비용 절감 가능성: 실제 이점은 모터, 컨트롤러 및 애플리케이션 요구 사항에 따라 달라집니다.
이러한 특성은 맞춤형 로봇 메커니즘에 프레임리스 모터를 통합하는 프로젝트에서 유용할 수 있습니다. 예를 들어 CubeMars RI 시리즈 프레임리스 이너 로터 토크 모터와 RO 시리즈 프레임리스 아우터 로터 토크 모터는 고객이 자체 개발한 기계 시스템에 적용할 수 있습니다. 엔지니어는 선택한 모터 구성과 컨트롤러의 기능을 바탕으로 다양한 로터 감지 및 정류 방식을 평가할 수 있습니다.
센서를 제거한다고 해서 전체 시스템이 반드시 더 단순해지는 것은 아닙니다. 컨트롤러는 선택한 모터와 호환되어야 하며, 목표 속도 및 부하 범위 전반에서 안정적으로 작동해야 합니다.
2.3 시동 및 저속 영역에서의 센서리스 제어 한계
모터가 정지 상태에서 시동해야 하거나, 매우 낮은 속도로 작동하거나, 부하 변화에 대응해야 하는 경우 센서리스 제어를 특히 신중하게 검토해야 합니다.
시동 특성
모터가 정지해 있을 때는 회전에 의해 발생하는 역기전력 신호가 없거나 신뢰성 있게 감지하기에 너무 약하므로, 기존의 역기전력 검출 방식으로 로터 위치를 직접 확인할 수 없습니다. 따라서 컨트롤러는 로터 정렬, 초기 위치 추정 또는 다른 시동 전략을 사용해야 할 수 있습니다. 실제 결과는 알고리즘과 애플리케이션 조건에 따라 달라집니다.
저속 작동
저속에서는 로터 위치 추정에 사용되는 전기 신호가 약해지고 노이즈와 외부 간섭에 더 민감해질 수 있습니다. 일부 제어 방식에서는 이로 인해 정류 성능과 동작의 부드러움이 저하될 수 있습니다.
부하 변화
급격한 부하 변화 역시 컨트롤러의 로터 상태 추정을 어렵게 만들 수 있습니다. 성능은 추정 알고리즘, 모터 파라미터, 컨트롤러 튜닝 및 실제 작동 조건에 따라 달라집니다. 느리게 움직이거나 방향을 자주 전환하거나 부하가 걸린 상태에서 시동해야 하는 로봇 관절의 경우, 중속 또는 고속의 정상 상태 결과만으로 판단하지 말고 실제 작동 조건에서 센서리스 제어를 검증해야 합니다.
3. 엔코더 기반 BLDC 모터 제어: 로봇에 위치 피드백 제공
엔코더 기반 제어는 컨트롤러에 측정된 로터 위치 정보를 제공합니다. 엔코더 유형과 제어 시스템 아키텍처에 따라 이 피드백은 정류, 속도 조절 및 폐루프 위치 제어에 활용될 수 있습니다.
3.1 엔코더 피드백의 작동 원리
엔코더는 로터의 움직임을 전기 신호 또는 디지털 위치 데이터로 변환합니다. 컨트롤러는 이 정보를 처리해 로터 위치를 파악하고, 시스템 구성에 따라 속도를 계산하고 움직임을 제어합니다.
일반적인 엔코더 유형은 다음과 같습니다.
증분형 엔코더: 상대적인 움직임을 나타내는 신호를 출력합니다. 시동 후 기준 위치를 설정하기 위해 원점 복귀 또는 기준점 보정이 필요할 수 있습니다.
절대형 엔코더: 측정 범위 내의 위치 값을 제공하므로, 컨트롤러가 먼저 기준점을 찾기 위해 모터를 구동하지 않고도 위치를 파악할 수 있습니다.
엔코더 분해능과 전체 시스템의 위치 결정 정밀도를 혼동해서는 안 됩니다. 실제 성능은 센서 품질, 장착 상태, 기계적 유격, 구조적 탄성 변형, 보정 및 제어 루프 튜닝에도 영향을 받습니다.
3.2 로봇 관절에서 엔코더 피드백이 중요한 이유
로봇 관절이 지정된 궤적을 따라 움직이거나 목표 위치를 유지하거나 변화하는 부하에서도 동작을 반복해야 하는 경우 엔코더 기반 제어를 우선적으로 고려할 필요가 있습니다.
컨트롤러는 위치를 측정해 목표 위치와 실제 측정 위치를 비교하고, 두 위치 사이의 오차를 줄이도록 모터 작동을 조정할 수 있습니다.
예를 들어 산업용 로봇 팔은 작업물을 운반하면서 천천히 이동하고, 지정된 각도에서 정지한 뒤 생산 과정 내내 동일한 동작을 반복해야 할 수 있습니다. 이러한 상황에서 위치 피드백은 시스템이 일관되게 움직임을 제어하는 데 도움이 됩니다.
엔코더 피드백은 여러 축의 협응 제어에도 도움이 될 수 있습니다. 다만 최종 결과는 드라이브, 통신 시스템, 기계 구조 및 모션 제어 소프트웨어를 포함한 전체 제어 아키텍처에 따라 달라집니다.
3.3 모터 측 피드백과 출력 측 피드백
로봇 관절 모터를 평가할 때 자주 간과되는 점은 모터 샤프트의 위치가 최종 기계적 출력의 위치와 반드시 일치하지는 않는다는 것입니다.
감속기가 장착된 액추에이터에서는 엔코더가 모터 로터의 위치를 측정할 수 있습니다. 이 측정값과 실제 관절 위치의 관계는 감속비, 백래시 및 탄성 변형의 영향을 받습니다.
이는 통합형 액추에이터를 평가할 때 특히 중요합니다. 예를 들어 CubeMars AK 시리즈 액추에이터와 AKE 시리즈 준직결 구동 모터는 서로 다른 수준의 기계적 통합 구조를 갖습니다. 로봇 관절에 적용할 때 엔지니어는 해당 모델의 엔코더 구성을 확인하고, 사용 가능한 피드백이 최종 출력단의 위치 제어 요구 사항을 충족하는지 검토해야 합니다.
엔코더가 통합되어 있으면 피드백 시스템 설계를 간소화할 수 있지만, 기계적 위치 오차까지 자동으로 제거되는 것은 아닙니다.
4. 센서리스 제어와 엔코더 기반 제어의 주요 차이점
두 방식의 가장 큰 차이점은 로터 위치 정보를 얻는 방법과 해당 정보를 동작 제어에 활용하는 방식입니다.
| 비교 항목 | 센서리스 제어 | 엔코더 기반 제어 |
| 로터 위치 정보 | 전기적 측정값 또는 모터 모델을 통해 추정 | 엔코더로 측정 |
| 전용 위치 센서 필요 여부 | 센서리스 정류에는 필요하지 않음 | 필요함 |
| 시동 특성 | 추정 방식과 시동 전략에 따라 달라짐 | 엔코더가 초기화되고 정상적으로 작동하면 위치 피드백을 사용할 수 있음 |
| 저속 작동 | 일부 추정 방식은 저속에서 어려움을 겪을 수 있음 | 일반적으로 보다 직접적인 위치 정보를 제공함 |
| 위치 제어 기능 | 적절한 위치 추정 방식과 제어 아키텍처가 필요함 | 폐루프 위치 제어에 적합함 |
| 하드웨어 및 배선 | 상대적으로 간소화할 수 있음 | 추가 엔코더 하드웨어와 인터페이스가 필요함 |
| 시스템 통합 | 컨트롤러와 추정 알고리즘에 따라 달라짐 | 엔코더 장착, 설정 및 피드백 통합을 고려해야 함 |
| 일반적인 적용 분야 | 회전, 속도 조절 또는 센서 하드웨어 감소를 우선시하는 애플리케이션 | 측정된 위치 피드백과 정밀한 동작 제어가 필요한 애플리케이션 |
이 표는 일반적인 참고 자료이며 절대적인 성능 순위를 의미하지는 않습니다. 센서리스 알고리즘마다 성능 차이가 클 수 있으며, 엔코더 기반 제어의 성능 역시 엔코더, 컨트롤러 및 기계 시스템의 설계에 따라 달라집니다. 최종 선택은 애플리케이션의 작동 범위와 제어 목표를 기준으로 해야 합니다.
5. 로봇 애플리케이션별 피드백 방식 선택 방법
로봇 모터의 종류에 따라 필요한 피드백 방식도 다릅니다. 가장 적합한 솔루션은 로봇의 종류만으로 결정되는 것이 아니라 동작 특성, 위치 제어 성능, 시동 조건 및 제어 아키텍처에 따라 달라집니다.
5.1 로봇 팔 및 협동 로봇
협동 로봇용 모터와 로봇 팔용 모터는 일반적으로 제어된 관절 궤적, 반복 가능한 위치 결정 및 다축 협응이 필요합니다.
측정된 위치 피드백이 필요한 애플리케이션, 특히 저속 동작, 정밀한 궤적 추종 또는 목표 관절 위치 유지가 필요한 경우에는 일반적으로 엔코더 기반 제어를 우선적으로 고려하는 것이 좋습니다.
정밀한 위치 피드백이 주요 요구 사항이 아닌 보조 회전 메커니즘이나 축에는 센서리스 제어를 고려할 수도 있습니다.
맞춤형 로봇 팔을 설계할 때 엔지니어는 CubeMars RI 시리즈 프레임리스 이너 로터 토크 모터 또는 RO 시리즈 프레임리스 아우터 로터 토크 모터를 고려한 다음, 목표 성능에 맞는 호환 피드백 하드웨어와 컨트롤러를 선택할 수 있습니다. 이러한 방식은 기계적 통합에 높은 유연성을 제공하지만, 최종 시스템의 정밀도는 여전히 변속 특성, 센서 장착 상태 및 제어 루프 튜닝에 따라 달라집니다.

5.2 휴머노이드 로봇 및 사족보행 로봇
휴머노이드 로봇용 모터와 사족보행 로봇용 모터는 지속적으로 변하는 부하 조건에서 여러 관절을 협응 제어해야 합니다. 걷기, 달리기 및 점프 동작에는 빠른 가속, 잦은 방향 전환 및 관절에 작용하는 상당한 외부 교란이 수반됩니다.
엔코더 피드백은 위치 조절과 협응 동작을 지원할 수 있습니다. 그러나 힘 또는 토크 제어 시스템에서 엔코더만으로 접촉력이나 관절 토크를 직접 측정할 수는 없습니다. 제어 전략에 따라 전류 기반 토크 추정, 힘 센서, 토크 센서 또는 기타 피드백 방식이 추가로 필요할 수 있습니다.
소형 로봇 관절의 경우 엔지니어는 CubeMars AKE 시리즈 준직결 구동 모터와 AK 시리즈 액추에이터가 제공하는 다양한 통합 옵션을 평가할 수 있습니다. 제품을 선택할 때는 필요한 출력 토크, 기계 설계, 피드백 구성 및 컨트롤러 호환성을 고려해야 합니다.
센서리스 제어는 일부 보조 기능에 적합할 수도 있지만, 까다로운 관절 동작에 적용하기 전에는 시동 신뢰성, 저속 성능 및 부하 교란에 대한 대응 능력을 충분히 검증해야 합니다.

5.3 외골격 로봇
외골격 로봇용 모터는 모터 출력을 사람의 움직임과 조화롭게 맞춰야 합니다. 제어 시스템은 부드러운 보조력을 제공하고, 관절 부하의 변화에 대응하며, 반복되는 작동 주기에서도 예측 가능한 움직임을 유지해야 할 수 있습니다.
엔코더 피드백은 관절 위치를 추적하고 움직임을 제어하는 데 도움이 됩니다. 그러나 모터 측 위치 피드백만으로는 사용자의 실제 관절 움직임을 완전히 나타내거나 사람과 장치 사이의 상호작용력을 직접 측정할 수 없습니다. 설계 요구 사항에 따라 추가 관절각 센서, 힘 센서 또는 기타 피드백 메커니즘이 필요할 수 있습니다.
정밀한 관절 위치 피드백이 필요하지 않은 보조 기능에는 센서리스 제어를 고려할 수 있습니다. 하지만 주요 보조 관절에 적용할 경우 엔지니어는 시동 특성, 저속 응답, 토크 조절, 전체 액추에이터 무게, 열적 편안함 및 예기치 않은 부하 상황에서의 안전성을 신중하게 평가해야 합니다.

5.4 산업용 로봇 및 자동화 장비
산업용 로봇 모터와 자동화 장비는 반복 가능한 위치 결정, 안정적인 속도 조절 및 장시간 생산 작업 중의 높은 신뢰성을 요구할 수 있습니다.
위치 제어 축에서는 엔코더 기반 제어가 측정된 위치 피드백을 제공하여 컨트롤러가 동작 명령을 추종하고 위치 오차를 보정하도록 돕습니다. 센서리스 제어는 정밀한 위치 측정이 필요하지 않은 연속 회전 메커니즘이나 보조 구동 장치에 적용할 수 있습니다.
맞춤형 산업용 관절에 프레임리스 모터를 통합할 때 엔지니어는 목표 속도, 토크, 피드백 구성 및 사용 가능한 설치 공간을 기준으로 CubeMars RI 및 RO 시리즈 모터를 평가할 수 있습니다.
엔코더 분해능과 실제 시스템의 위치 결정 정밀도는 구분해야 합니다. 감속기의 백래시, 구조 강성, 보정, 부하 변화 및 컨트롤러 튜닝이 모두 최종 결과에 영향을 미칩니다.

5.5 의료 및 재활 로봇
의료 및 재활 로봇용 모터는 부드러운 저속 동작, 반복 가능한 궤적 및 인간과 로봇이 상호작용하는 동안의 정밀한 제어가 필요할 수 있습니다.
엔코더 기반 제어는 위치와 속도를 조절하는 데 도움이 되며, 특히 시스템이 지정된 궤적을 따라 움직이거나 목표 위치를 유지해야 할 때 유용합니다. 그러나 정확한 위치 피드백이 직접적인 힘 측정과 동일한 것은 아니며, 그것만으로 인간과 로봇의 상호작용 안전성을 보장할 수는 없습니다.
애플리케이션에 따라 엔지니어는 힘 또는 토크 센서, 관절각 피드백, 동작 제한 및 고장 대응 메커니즘도 고려해야 할 수 있습니다.
센서리스 제어는 일부 보조 메커니즘에 적합할 수 있지만, 저속 성능과 시동 특성이 애플리케이션 요구 사항을 충족해야 합니다. 또한 전체 시스템은 사용 목적에 적용되는 안전 요구 사항과 규정을 준수해야 합니다.
5.6 검사 로봇 및 자율 이동 로봇
검사 로봇용 모터는 이동 플랫폼, 로봇 팔, 카메라 짐벌 및 전용 위치 제어 메커니즘에 사용될 수 있습니다. 피드백 요구 사항은 하위 시스템에 따라 상당히 달라질 수 있습니다.
이동 플랫폼의 휠 구동부에서는 정밀한 로터 위치 측정보다 속도 조절이 더 중요할 수 있습니다. 센서리스 BLDC 제어 방식이 필요한 속도 및 부하 범위 전반에서 안정적으로 작동한다면 적용을 고려할 수 있습니다.
검사 로봇의 팔이나 카메라 위치 조절 메커니즘에서는 정밀한 각도 위치 결정과 부드러운 저속 동작이 더 중요할 수 있습니다. 엔코더 피드백은 컨트롤러가 목표 위치를 추종하고 동작 오차를 보정하도록 돕습니다.
솔루션을 평가할 때는 부하 상태에서의 시동, 속도 안정성, 피드백 사용 가능 여부, 통신 호환성, 듀티 사이클 및 환경 조건을 고려해야 합니다. 동일한 로봇에서도 축마다 서로 다른 제어 방식이 필요할 수 있습니다.

5.7 짐벌 및 정밀 모션 시스템
짐벌 시스템은 일반적으로 부드러운 움직임, 저속 안정성 및 정밀한 각도 위치 결정을 우선시합니다.
엔코더 피드백은 컨트롤러가 목표 위치를 추종하고 동작 오차를 보정하도록 돕습니다. 다만 적절한 솔루션은 모터 설계, 제어 알고리즘, 안정화 요구 사항 및 시스템 내 위치 측정 지점에 따라 달라집니다.
엔지니어는 기계적 마찰, 코깅 토크, 구조 진동 및 모터 제어 루프와 전체 안정화 시스템 간의 상호작용도 고려해야 합니다.

5.8 로봇 애플리케이션별 피드백 방식 비교
| 로봇 애플리케이션 | 주요 제어 요구 사항 | 검토할 피드백 방식 |
| 로봇 팔 및 협동 로봇 | 위치 추종, 반복 가능한 위치 결정, 다축 협응 | 정밀 동작 축에는 엔코더 기반 제어를 우선적으로 고려 |
| 휴머노이드 로봇 및 사족보행 로봇 | 동적 관절 동작, 외란 억제, 협응 제어 | 엔코더 피드백을 사용하고 필요에 따라 토크 또는 힘 피드백 추가 |
| 외골격 로봇 | 사람의 움직임과의 협응, 부드러운 보조, 빠른 응답 | 엔코더 기반 관절 피드백을 사용하고 필요에 따라 관절각 또는 힘 센서 추가 |
| 산업용 로봇 및 자동화 장비 | 반복 가능한 위치 결정, 속도 안정성, 연속 작동 | 위치 제어 축에는 엔코더 기반 제어를 사용하고, 적합한 보조 구동부에는 센서리스 제어를 고려 |
| 의료 및 재활 로봇 | 부드러운 동작, 궤적 추종, 제어된 인간-로봇 상호작용 | 엔코더 피드백을 사용하고 필요에 따라 다른 센서로 보완 |
| 검사 로봇 및 이동 로봇 | 속도 조절, 위치 결정, 환경 적응성 | 적합한 휠 구동부에는 센서리스 제어를, 정밀 메커니즘에는 엔코더 제어를 고려 |
| 짐벌 및 정밀 모션 시스템 | 부드러운 저속 동작, 각도 위치 결정, 안정화 | 모터와 안정화 시스템을 기준으로 피드백 아키텍처 선택 |
이러한 권장 사항은 평가를 시작하기 위한 기준이며 절대적인 규칙은 아닙니다. 센서리스 알고리즘은 시동 전략, 저속 성능 및 외란 억제 능력에서 차이가 있습니다. 엔코더 기반 시스템의 성능 역시 엔코더 품질, 기계 설계 및 컨트롤러 구현 방식에 따라 달라집니다.
CubeMars 제품을 평가할 때 엔지니어는 시스템 통합 요구 사항에 따라 RI/RO 시리즈 프레임리스 토크 모터, AKE 시리즈 준직결 구동 모터 및 AK 시리즈 액추에이터를 고려할 수 있습니다. 최종 선택 전에는 해당 모델의 센서 구성, 지원 제어 모드 및 컨트롤러 호환성을 확인해야 합니다.
6. 피드백 구성 및 모터 시스템 통합
센서리스 제어와 엔코더 기반 제어 중 하나를 선택하는 것은 단순히 모터에 센서가 있는지를 결정하는 문제가 아닙니다. 모터, 컨트롤러, 피드백 하드웨어 및 기계적 전달 장치가 서로 호환되어야 합니다.
6.1 홀 센서와 엔코더는 서로 다릅니다
홀 센서는 정류에 필요한 로터 위치 정보를 제공하는 데 일반적으로 사용됩니다. 일부 제어 방식에서는 기본적인 정류 요구 사항을 충족할 수 있지만, 일반적으로 엔코더보다 세밀한 위치 정보를 제공하지는 않습니다. 엔코더는 더 정밀한 위치 측정을 제공하므로 폐루프 위치 제어에 널리 사용됩니다.
이러한 차이는 모터 구성을 비교할 때 특히 중요합니다. 예를 들어 CubeMars RO80 KV105 Standard 버전에는 홀 센서가 포함되어 있지만, RO80 KV105 Lite 버전에는 홀 센서가 없습니다. 이는 동일한 제품 시리즈 내에서도 센서 구성이 다를 수 있음을 보여줍니다. Lite 버전은 호환되는 센서리스 컨트롤러 또는 다른 피드백 방식을 사용하는 설계에 적합할 수 있습니다. 그러나 홀 센서가 없다고 해서 모든 센서리스 제어 알고리즘과 호환되는 것은 아닙니다.
관련 제품 페이지:
구성을 선택할 때는 구체적인 센서 배치, 컨트롤러 호환성, 시동 전략 및 목표 작동 속도 범위를 확인해야 합니다.
6.2 엔코더 통합 및 컨트롤러 호환성
엔코더는 전기적 인터페이스, 신호 형식, 분해능, 초기화 방식 및 지원 제어 모드 측면에서 컨트롤러와 호환되어야 합니다.
일부 통합형 액추에이터 솔루션은 위치 피드백을 보다 완전한 구동 시스템에 포함하여 이 과정을 간소화합니다. CubeMars의 AK, AKE, AKA 및 AKH 시리즈 드라이버 보드 문서에는 단일 회전 절대형 엔코더가 통합된 구성이 명시되어 있습니다. 구체적인 분해능과 사용 가능한 기능은 선택한 제품 구성에 따라 달라집니다.
시스템 설계자는 이러한 통합을 통해 별도의 피드백 시스템을 구축하는 데 필요한 작업을 줄일 수 있습니다. 그럼에도 정확한 모델과 버전의 엔코더 사양 및 지원 제어 모드를 확인하고, 측정된 모터 위치와 최종 기계적 출력 사이의 관계도 검토해야 합니다.
자세한 내용은 CubeMars 드라이버 보드 제품 페이지를 참조하십시오.
6.3 전체 구동 아키텍처 평가
모터를 선정하기 전에 엔지니어는 애플리케이션에 필요한 시스템 아키텍처를 파악해야 합니다.
외부 컨트롤러와 함께 사용하는 독립형 모터
홀 센서가 장착되어 호환되는 드라이브와 함께 사용하는 모터
폐루프 동작 제어를 위해 엔코더가 장착된 모터
감속기 장착 모터 또는 준직결 구동 솔루션
피드백 장치와 구동 전자 장치를 통합한 액추에이터
이러한 옵션은 서로 다른 시스템 아키텍처를 가지며, 필요한 구성 요소는 모델에 따라 달라집니다. 감속기가 장착된 모터에 반드시 컨트롤러가 포함되는 것은 아닙니다. 또한 홀 센서가 없는 모터도 호환되는 센서리스 컨트롤러와 함께 작동하거나 지원되는 다른 피드백 방식을 사용할 수 있습니다.
설계 초기 단계에서 필요한 통합 수준을 정의하면 이후의 조립, 튜닝 및 시스템 호환성과 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
7. 센서리스 제어와 엔코더 기반 제어의 선택 방법
피드백 방식을 선택하기 전에 엔지니어는 모터의 동작 프로파일과 제어 목표를 명확하게 정의해야 합니다.
7.1 작동 속도 범위 평가
모터가 주로 중속 또는 고속으로 작동한다면 적절한 센서리스 제어 알고리즘으로 충분할 수 있습니다.
모터가 부하 상태에서도 안정적으로 시동해야 하거나, 매우 낮은 속도로 움직이거나, 회전 방향을 자주 바꿔야 한다면 해당 조건에서 알고리즘의 성능을 신중하게 평가해야 합니다. 엔코더 피드백은 일반적으로 로터 위치에 대한 보다 직접적인 정보를 제공합니다.
7.2 위치 결정 요구 사항 정의
시스템이 주로 속도 조절을 필요로 한다면 센서리스 제어로 충분할 수 있습니다.
애플리케이션에 정밀한 관절각 추종, 반복 가능한 동작 궤적 또는 폐루프 위치 제어가 필요한 경우에는 일반적으로 엔코더 기반 제어가 더 적합한 출발점입니다.
위치 결정 정밀도는 엔코더 분해능만으로 판단하지 말고 실제 기계적 출력단을 기준으로 정의해야 합니다.
7.3 시동 조건 및 부하 교란 고려
모터가 로터의 어느 위치에서든 시동해야 하는지, 상당한 부하가 걸린 상태에서 시동해야 하는지, 또는 토크 요구량이 갑자기 변할 때도 안정성을 유지해야 하는지 확인해야 합니다.
이러한 조건에서는 일부 센서리스 추정 방식의 한계가 드러날 수 있습니다. 선택한 모터와 컨트롤러를 실제 애플리케이션과 최대한 유사한 조건에서 검증하는 것이 좋습니다.
7.4 컨트롤러 호환성 확인
컨트롤러는 선택한 모터와 피드백 방식을 지원해야 합니다.
센서리스 제어의 경우 지원되는 추정 알고리즘, 모터 파라미터 요구 사항, 시동 시퀀스 및 저속 성능을 확인해야 합니다.
엔코더 기반 제어의 경우 엔코더 유형, 전기적 인터페이스, 분해능, 초기화 동작 및 지원 제어 모드를 확인해야 합니다.
7.5 전체 시스템 비용 평가
센서리스 제어는 센서 관련 하드웨어 비용을 줄일 수 있지만, 전체 시스템 비용에는 컨트롤러 가격, 알고리즘 튜닝의 난이도 및 검증 작업에 필요한 비용도 영향을 미칩니다.
엔코더 기반 제어는 추가 피드백 하드웨어와 통합 작업이 필요하지만, 위치 제어 성능, 반복 정밀도 및 튜닝 효율성이 중요한 경우 이러한 투자가 충분히 가치 있을 수 있습니다.
가장 적합한 솔루션은 애플리케이션의 요구 사항을 충족하면서 성능, 복잡성 및 비용 사이의 균형을 이루는 방식입니다.
8. 결론: 애플리케이션 요구 사항에 따른 BLDC 모터 피드백 방식 선택
센서리스 제어와 엔코더 기반 제어는 서로 다른 엔지니어링 요구 사항을 충족합니다.
센서리스 제어는 모터의 전기적 특성을 바탕으로 로터 위치 또는 속도를 추정하므로 전용 로터 위치 센서에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 주로 회전 또는 속도 조절이 필요한 애플리케이션에서는 선택한 알고리즘이 목표 작동 범위를 지원한다면 적합할 수 있습니다.
엔코더 기반 제어는 측정된 위치 피드백을 제공하므로 폐루프 위치 제어, 반복 가능한 궤적 또는 신뢰할 수 있는 저속 동작이 필요한 로봇 시스템에서 일반적으로 우선적으로 고려할 가치가 있습니다.
최종 선택은 시동 요구 사항, 작동 속도 범위, 위치 제어 요구 사항, 기계 구조, 컨트롤러 호환성 및 전체 시스템 비용에 따라 달라집니다.
로봇 제조업체와 시스템 통합업체의 목표는 무조건 더 복잡한 방식을 선택하는 것이 아니라, 각 관절 또는 구동 축의 실제 동작 요구 사항에 맞게 모터와 피드백 아키텍처를 구성하는 것입니다.
FAQ
1. 센서리스 제어와 엔코더 기반 제어의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
센서리스 제어는 전기적 측정값과 모터 모델을 바탕으로 로터 위치 또는 속도를 추정합니다. 엔코더 기반 제어는 물리적인 엔코더로 로터 위치를 측정하고 해당 정보를 컨트롤러에 피드백합니다.
2. 센서리스 BLDC 모터 제어는 로봇에 적합한가요?
네. 센서리스 제어는 주로 회전 또는 속도 조절이 필요한 로봇 애플리케이션에 적합할 수 있습니다. 적용 가능성은 시동 요구 사항, 저속 성능, 부하 변화 및 정밀한 위치 피드백의 필요 여부에 따라 달라집니다.
3. 엔코더 기반 제어가 항상 더 정확한가요?
반드시 그렇지는 않습니다. 엔코더는 측정된 위치 피드백을 제공하지만, 전체 위치 결정 정밀도는 엔코더 품질, 기계적 공차, 전달 장치의 백래시, 보정 및 제어 루프 성능에도 영향을 받습니다.
4. 홀 센서와 엔코더는 같은 장치인가요?
아닙니다. 홀 센서는 일반적으로 정류에 필요한 로터 위치 정보를 제공하며, 각도 정보의 정밀도는 비교적 낮습니다. 엔코더는 보다 세밀한 위치 측정값을 제공하며 폐루프 위치 제어에 널리 사용됩니다.
5. BLDC 모터는 홀 센서 없이 작동할 수 있나요?
네. 호환되는 컨트롤러와 적절한 센서리스 제어 알고리즘을 사용하면 홀 센서 없이도 모터를 작동할 수 있습니다. 설계에 따라 지원되는 다른 피드백 방식도 사용할 수 있습니다. 컨트롤러는 모터의 시동 요구 사항과 목표 작동 범위를 충족해야 합니다.
6. 엔코더 제어 로봇 시스템에 사용할 수 있는 CubeMars 제품은 무엇인가요?
CubeMars는 RI 및 RO 시리즈 프레임리스 모터, AKE 시리즈 준직결 구동 모터, AK 시리즈 액추에이터를 비롯한 다양한 모터 및 액추에이터 솔루션을 제공합니다. 적절한 피드백 아키텍처는 선택한 모델과 전체 시스템 설계에 따라 달라집니다. 엔코더 사양과 지원 제어 모드는 공식 제품 문서를 참조하십시오.
7. 로봇 관절에는 홀 센서가 장착된 모터와 엔코더가 장착된 모터 중 어떤 것을 사용해야 하나요?
먼저 관절의 제어 요구 사항을 정의해야 합니다. 일부 설계에서는 정류를 위해 홀 센서만으로 충분할 수 있지만, 정밀한 위치 피드백이 필요한 애플리케이션에는 일반적으로 적절한 엔코더 기반 피드백 아키텍처가 필요합니다.
또한 피드백 장치가 모터 로터의 위치를 측정하는지, 아니면 최종 관절 출력의 위치를 측정하는지도 확인해야 합니다.