Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
로봇이 점점 더 고집적 액추에이터에 의존하는 이유
고집적 로봇 액추에이터란 무엇인가
AK 시리즈 로봇 액추에이터 제품 체계: 경량부터 고하중까지 완벽한 커버리지
경량형 고정밀 액추에이터: AK60 시리즈
성능 균형형 범용 액추에이터: AK70 시리즈
고토크 고출력 액추에이터: AK80 시리즈
CubeMars 액추에이터가 로봇의 고성능 모션을 어떻게 구현하는가
액추에이터가 다양한 로봇 시나리오에 적용되는 방법
AK 시리즈 로봇 액추에이터의 핵심 경쟁 우위 요약
일체형 고집적 액추에이터의 미래 트렌드
결론

高集成执行器如何更好的驱动机器人运动

CubeMars / Apr 08,2026

로봇이 점점 더 고집적 액추에이터에 의존하는 이유


로봇이 "단순히 움직이는 것"에서 "고성능 모션"으로 발전함에 따라, 시스템에 대한 (실시간성, 정밀도 및 안정성) 요구 사항이 빠르게 증가하고 있습니다. 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇, 외골격 장치 등 어떤 분야에서든 핵심 과제는 더 이상 동작 완수가 아니라, (더 자연스럽고, 더 빠르고, 더 안전한 모션 제어) 를 실현하는 것입니다.


이러한 과정에서 전통적인 분산형 동력 솔루션은 명확한 한계를 드러내기 시작했습니다. 제어 링크가 길어지면 지연 시간이 증가하고, 다중 모듈 협동으로 인해 시스템 복잡성이 상승하며, 고급 제어 알고리즘(예: 힘 제어 및 임피던스 제어)의 안정적인 구현도 어려워집니다.


고집적 액추에이터의 등장은 바로 이러한 "시스템 수준의 문제"를 해결하기 위한 것입니다. 제어 루프를 액추에이터 내부로 내림으로써 신호 지연을 크게 줄이고, 응답 속도를 높이며, 전체 제어 안정성을 획기적으로 향상시킵니다. 이를 통해 로봇은 더 높은 주파수와 더 정밀한 모션 제어를 실현하여 역동적인 환경에서 균형을 유지하고 복잡한 동작을 수행할 수 있습니다.


따라서 로봇이 점점 더 고집적 액추에이터에 의존하는 근본적인 이유는 다음과 같습니다.


성능 병목 현상이 "알고리즘 계층"에서 "동력 시스템 계층"으로 점차 이동하고 있기 때문입니다.


고집적 로봇 액추에이터란 무엇인가


고집적 로봇 액추에이터는 여러 핵심 구성 요소를 하나로 고도로 융합한 (모듈형 동력 시스템) 입니다. 일반적으로 다음을 통합합니다:


  • 모터(기본 구동력 제공)

  • 감속기(출력 토크 증가)

  • 드라이버(전류 제어 구현)

  • 센서(위치 및 속도 피드백 제공을 위한 엔코더 등)

  • 제어 알고리즘(전류/속도/위치 폐쇄 루프 제어 완성)


electric-motor


엔지니어링 관점에서 볼 때, 이는 단순한 하드웨어 통합 형태가 아니라 시스템 아키텍처의 업그레이드입니다. 즉, 복잡한 제어 시스템을 표준화되고 재사용 가능한 기능 모듈로 변환하는 것입니다.


현대 로봇 공학에서 고집적 액추에이터는 점차 핵심 동력 장치로 자리 잡고 있습니다. 모터, 감속기, 드라이버 및 센서를 깊이 있게 융합함으로써, 이러한 액추에이터는 시스템의 콤팩트함과 신뢰성을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 제어 지연 및 시스템 복잡성도 현저히 줄여줍니다. 이를 통해 로봇은 성능과 엔지니어링 구현 사이에서 더 나은 균형을 달성할 수 있습니다. 간단히 말해, 구동 시스템은 로봇의 토크 능력, 제어 정밀도 및 동적 응답을 크게 결정합니다.


바로 이러한 기술 트렌드 속에서 로봇 성능의 '한계'가 재정의되고 있습니다.


로봇이 "움직이는 것"에서 "사용하기 좋은 것"으로 나아가는 과정에서 진정한 성능 상한선을 결정하는 것은 구조 자체가 아니라 동력 시스템입니다.


특히 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇 및 외골격 장치에서 액추에이터는 단순히 "구동"만 하는 것이 아니라 다음을 동시에 완료해야 합니다.


  • 힘 출력

  • 정밀 제어

  • 동적 응답

  • 안전한 상호 작용

CubeMars가 출시한 AK 시리즈 일체형 고집적 액추에이터(AK60 / AK70 / AK80) 는 바로 이러한 배경 속에서 탄생했으며, 기존 솔루션의 부피, 지연 시간 및 제어 복잡성 측면에서의 한계를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.


AK 시리즈 로봇 액추에이터 제품 체계: 경량부터 고하중까지 완벽한 커버리지


CubeMars AK 시리즈 액추에이터는 단일 제품이 아니라, 다양한 부하 요구 사항을 충족하는 (모듈형 동력 시스템) 입니다.


경량형 고정밀 액추에이터: AK60 시리즈


ak-60


포지셔닝 키워드: 경량 / 콤팩트 / 정밀 제어


적용 분야:


  • 소형 로봇 관절

  • 교육/연구 플랫폼

  • 경량 로봇 팔


특징:


  • 작은 크기, 쉽게 통합 가능

  • 높은 제어 정밀도

  • 낮은 에너지 소비


장점 요약: "정밀한 동작 + 공간 제약"이 있는 시나리오에 적합


AK60 시리즈 핵심 사양 비교


모델감속비최대 토크정격 토크무부하 회전 속도중량
AK60-6 V3.0 KV806:193320/640380
AK60-39 V3.0 KV8039:1722498750
AK60-6 V1.1 KV806:193320368


성능 균형형 범용 액추에이터: AK70 시리즈


ak-70



포지셔닝 키워드: 범용 / 균형 / 동적 성능


적용 분야:


  • 사족 보행 로봇

  • 중형 관절 구동

  • 모바일 로봇


특징:


  • 토크와 크기의 균형

  • 우수한 동적 응답

  • 강력한 안정성


장점 요약: "동적 모션 + 범용 개발" 시나리오에 적합


AK70 시리즈 핵심 사양 비교


모델감속비최대 토크정격 토크무부하 회전 속도중량
AK70-10 KV10010:124.88.3240/480
521
AK70-9 KV609:129.28.5320540


고토크 고출력 액추에이터: AK80 시리즈


ak-80


포지셔닝 키워드: 고하중 / 고출력 / 강력한 동력


적용 분야:


  • 휴머노이드 로봇 고관절/무릎관절 구동

  • 외골격 시스템

  • 산업용 로봇


특징:


  • 높은 토크 출력

  • 복잡한 동작 지원(점프, 하중 지지)

  • 뛰어난 힘 제어 성능


장점 요약: "하중 지지 + 고동적 모션" 시나리오에 적합


AK80 시리즈 핵심 사양 비교


모델감속비최대 토크정격 토크무부하 회전 속도중량
AK80-9 V3.0 KV1006:193320/640380
AK80-8 KV6039:1722498750
AK80-6 KV1006:193320368


CubeMars 액추에이터가 로봇의 고성능 모션을 어떻게 구현하는가


1.높은 토크 밀도: 부피 제한을 극복하는 핵심


전통적인 모터는 종종 "부피가 클수록 → 토크가 커진다"는 한계에 직면합니다. 반면 AK 시리즈 액추에이터는 다음을 통해 이를 극복합니다.


  • 고성능 영구자석 재료

  • 최적화된 자기 회로 설계

  • 높은 슬롯 점적률과 전자기 효율 향상


이를 통해 더 작은 부피로 더 큰 토크를 출력합니다.


엔지니어링적 의미:


  • 로봇 전체 중량 감소

  • 에너지 효율 향상

  • 로봇 동작의 유연성 향상


2.FOC(자계 지향 제어): 모션을 '매끄럽게' 만드는 핵심


AK 시리즈 액추에이터는 고급 FOC 제어 알고리즘을 채택하여 3루프 제어 시스템을 구현합니다.


  • 전류 루프

  • 속도 루프

  • 위치 루프


제공하는 이점:


  • 떨림 없는 시작 및 정지

  • 부드러운 가속 및 감속

  • 고정밀 궤적 추적


전통적인 제어와 비교:


  • 응답 속도 향상(밀리초 단위)

  • 제어 정밀도 현저히 향상


3.고해상도 엔코딩 시스템: 모든 동작을 정밀하게 감지


액추에이터 내장형 고정밀 엔코더를 통해 다음을 구현합니다:


  • 실시간 각도 피드백

  • 고해상도 위치 감지

  • 다회전 절대값 측정(일부 모델)


고급 제어 지원:


  • 힘 제어

  • 임피던스 제어

  • 순응 제어



4.일체형 구조: '구성 요소 조합'에서 '시스템 수준 최적화'로


AK 시리즈 액추에이터의 핵심 장점은 높은 통합도에 있습니다.


기존 솔루션:


모터 + 감속기 + 드라이버 + 엔코더 → 분리형


CubeMars 로봇 동력 솔루션:

일체형 패키지 액추에이터


제공하는 실제 가치:


  • 신호 지연 감소

  • 시스템 안정성 향상

  • 기계적 및 전기적 설계 단순화

  • 개발 주기 단축


액추에이터가 다양한 로봇 시나리오에 적용되는 방법


로봇 산업에서 "매개변수 우위"가 "성공적인 적용"을 의미하지는 않습니다. 기술적 가치를 진정으로 결정하는 것은 의료, 경쟁, 극한 환경 등 실제 시나리오에서의 성능입니다.


CubeMars의 AK 시리즈 로봇 액추에이터(예: AK60-6, AK70, AK80)는 이미 여러 실제 프로젝트에 적용되었습니다.


1.저비용 지능형 의족: AK60-6이 의료 접근성을 어떻게 변화시키는가?


ankle-foot prosthesis


프로젝트 배경


네팔의 학생 팀이 저비용 발목-발 의족(Ankle-Foot Prosthesis) 을 개발했습니다. 목표는 개발도상국에서 의족 가격이 비싸고 보급이 어려운 문제를 해결하는 것입니다.



전통적 의족의 문제점:


  • 높은 비용

  • 단일한 기능

  • 자연스러운 보행 모방의 어려움


기술 솔루션:

해당 팀은 다음을 채택했습니다:


  • 3D 프린팅 구조(비용 절감)

  • 인간 움직임 기반 제어 로직

  • CubeMars AK60-6 액추에이터를 핵심 구동 장치로 사용


CubeMars의 핵심 역할:


AK60-6은 이 프로젝트에서 세 가지 핵심 능력을 제공했습니다:


1.높은 토크 + 고정밀 제어


    1. 발목 관절 움직임 지원

    2. 보행 각도 정밀 제어

    3. 인간의 자연스러운 보행에 근접하도록 구현


2.빠른 응답 능력


    1. 사용자 움직임 변화를 실시간 추종

    2. 보행 리듬에 동적으로 적응

    3. 보행 안정성 향상


3.높은 신뢰성과 내구성


    1. 하중 및 역구동 테스트 통과

    2. 의료 기기의 장기간 사용 요구 사항 충족


실제 성과


  • 프로토타입 개발 및 예비 테스트 성공적으로 완료

  • 의족 비용 대폭 절감

  • 개발도상국에 실현 가능한 솔루션 제공


핵심 가치:


고성능 액추에이터 = 의료 기술 '보편화'의 핵심 동력


2.화성 탐사 로봇 대회: 극한 환경에서의 신뢰할 수 있는 구동


university rover challenge


프로젝트 배경:


Toronto MetRobotics 팀은 국제 최고 수준의 대회인 University Rover Challenge (URC) 에 참가했습니다. 목표는 "화성 환경"에 적응할 수 있는 로봇을 개발하는 것입니다.



해당 대회의 중점 사항:


  • 극한 지형 적응력

  • 높은 신뢰성

  • 장시간 연속 운용


기술적 과제

화성 탐사 로버 시스템이 직면해야 하는 문제:


  • 복잡한 지형(모래, 암석)

  • 고하중 이동 능력

  • 장시간 안정적 운용


CubeMars 동력 시스템 솔루션

CubeMars는 로봇 모터와 액추에이터 지원을 제공했습니다:


  • 높은 토크 출력 → 강력한 구동력 제공

  • 높은 신뢰성 설계 → 복잡한 환경에 적응

  • 고효율 출력 → 장시간 임무 지원


실제 성과


  • 팀은 URC 대회에서 캐나다 랭킹 2위를 달성

  • 로봇이 복잡한 환경에서 안정적인 성능을 보임


핵심 가치:


높은 신뢰성 + 높은 토크 = 극한 환경에서의 지속적인 작업 능력


3.자율 재활 스트레칭 장치: '사용 가능'에서 '편안함'으로의 업그레이드


autonomous- calf-stretching- device


프로젝트 배경


환자 Michaël은 근이영양증으로 인해 일상적인 재활 훈련을 위한 자율 종아리 스트레칭 장치를 팀과 함께 개발했습니다.



전통적 재활 장치의 문제점:


  • 수동 의존

  • 불연속적인 훈련

  • 부정확한 제어


기술적 요구 사항

이 장치에는 다음이 필요했습니다:


  • 부드럽고 안전한 모션 제어

  • 장시간 안정적 운용

  • 저소음 경험


CubeMars 동력 시스템 솔루션

CubeMars 로봇이 핵심 구동 장치로서 다음을 구현했습니다:


1.부드러운 제어


  • 스트레칭 각도와 속도를 정밀하게 조절

  • 충격 방지


2. 높은 응답성


  • 훈련 리듬을 실시간으로 조정

  • 개인 맞춤형 재활 지원


3. 저소음 + 고안정성


  • 환자 편안함 향상

  • 장기간 사용 지원


장치가 진정한 "사용 가능 + 장기간 사용 가능"을 달성하도록 지원

실제 성과


  • 자동화된 재활 훈련 실현

  • 환자 경험 및 순응도 향상

  • 가정용 재활 장치 개발 촉진


핵심 가치:


정밀 제어 + 안정성 = 의료 수준의 사용자 경험


AK 시리즈 로봇 액추에이터의 핵심 경쟁 우위 요약


1.성능 우위


    1. 높은 토크 밀도

    2. 높은 응답 속도

    3. 높은 정밀도 제어


2.엔지니어링 우위


    1. 일체형 설계

    2. 통합 용이성

    3. 개발 주기 단축


3.적용 분야 우위


    1. 다양한 시나리오 커버(교육/산업/의료)

    2. 실제 프로젝트를 통해 검증됨


일체형 고집적 액추에이터의 미래 트렌드


로봇 동력 시스템은 빠르게 진화하고 있습니다:


  • 더 높은 출력 밀도(더 가볍고 더 강력하게)

  • 더 낮은 지연 시간 제어(실시간 응답)

  • 더 지능적인 제어(AI + 힘 제어 융합)

  • 더 높은 수준의 표준화된 모듈(플러그 앤 플레이)


CubeMars는 이러한 방향으로 지속적으로 반복하며 로봇을 '기능 구현'에서 '성능 최적화'로 나아가게 하고 있습니다.


결론


산업 발전 관점에서 볼 때, 로봇은 '기능 구현' 단계에서 '성능 경쟁' 단계로 나아가고 있습니다. 그리고 이러한 전환 과정에서 로봇의 상한선을 진정으로 결정하는 핵심은 더 이상 구조 설계나 알고리즘 능력이 아니라 동력 시스템 자체의 성능과 통합 수준입니다.


CubeMars AK 시리즈로 대표되는 일체형 고집적 액추에이터는 로봇 동력 시스템의 설계 패러다임을 재정의하고 있습니다:


  • '분산형 조립'에서 '고도 통합'으로

  • '작동 가능'에서 '고성능 모션'으로

  • '복잡한 개발'에서 '신속한 배치'로


제품 차원에서 볼 때, AK 시리즈는 완전한 액추에이터 체계를 구축했습니다:


  • AK60: 경량화 + 고정밀 제어

  • AK70: 균형 잡힌 성능 + 동적 응답

  • AK80: 높은 토크 + 높은 하중 능력


이 제품 매트릭스는 다양한 부하 및 적용 요구 사항을 커버할 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 제어 로직과 시스템 아키텍처를 통일하여 개발자가 다양한 로봇 플랫폼 간에 빠르게 마이그레이션하고 재사용할 수 있도록 하여 연구 개발 효율성을 크게 향상시킨다는 점입니다.


엔지니어링 실무 관점에서 볼 때, 고집적 액추에이터가 가져오는 가치는 단순한 '매개변수 향상'이 아니라 시스템 수준 능력의 도약입니다:


  • 더 낮은 지연 시간 → 진정한 실시간 제어 실현

  • 더 높은 통합 → 시스템 고장 지점 감소

  • 더 강한 일관성 → 전체 로봇 안정성 향상

  • 더 간소화된 개발 → 제품 출시 기간 단축


그리고 실제 응용에서 저비용 의료용 의족, 화성 탐사 로봇, 재활 장치에 이르기까지 이러한 실제 사례들은 모두 한 가지를 증명합니다:


고성능 액추에이터는 로봇이 '연구실에서 현실 세계로 나아가는' 핵심 인프라가 되고 있습니다.


미래를 향해 로봇 동력 시스템의 발전 트렌드는 점점 더 명확해지고 있습니다:


  • 더 높은 출력 밀도(더 작은 부피, 더 강력한 출력)

  • 더 낮은 제어 지연(밀리초 이하)

  • 더 지능적인 제어(힘 제어 + AI 융합)

  • 더 표준화된 모듈(진정한 '플러그 앤 플레이')


이러한 과정에서 CubeMars는 AK 시리즈 액추에이터의 지속적인 반복을 통해 로봇이 '움직일 수 있는' 상태에서 '더 잘 움직이는' 상태로, 그리고 다시 '더 사람처럼 움직이는' 상태로 나아가도록 끊임없이 추진하고 있습니다.


관련 기사
휴머노이드 로봇의 여정
휴머노이드 로봇의 여정
휴머노이드 로봇에 대한 탐구는 거의 한 세기에 걸쳐 이어져 왔습니다. 1927년 웨스팅하우스의 초기 로봇 허버트 텔레복스(Herbert Televox)에서 오늘날 테슬라의 첨단 로봇 ‘프라임 무버(Prime Mover)’까지 그 여정은 인간이 창조자의 정체성에 매료되고 기술에 대한 궁극적인 상상을 추구해 온 과정을 보여줍니다. 그러나 높은 비용과 기술적 난제로 인해 휴머노이드 로봇은 로봇 산업의 주류 형태가 되지 못했습니다.
Oct 20,2023
다니엘 시무의 로봇, CubeMars AK 시리즈 모터의 힘으로 America's Got Talent 무대에 등장
다니엘 시무의 로봇, CubeMars AK 시리즈 모터의 힘으로 America's Got Talent 무대에 등장
곧 방송될 America's Got Talent에서 관객들은 독특한 공연을 목격하게 됩니다. 아티스트 다니엘 시무는 자신이 설계한 로봇과 함께 무대에 올라 놀라운 공동 춤 공연을 선보일 예정입니다. 이번 공연은 CubeMars AK 시리즈 모터의 강력하고 안정적인 동력 지원 없이는 불가능했습니다.
May 14,2024
Kemba: 동력과 정밀 제어를 겸비한 4족 로봇
Kemba: 동력과 정밀 제어를 겸비한 4족 로봇
현대 로봇공학의 발전에 힘입어, 동적 보행과 높은 기동성을 갖춘 로봇 개발은 연구의 최전선이 되었습니다. 케이프타운 대학교 연구팀은 혁신적인 4족 보행 로봇 Kemba를 선보였습니다. Kemba는 전기 및 공압 액추에이터를 혼합한 하이브리드 설계를 채택하여 동적 성능과 정밀 제어에서 뛰어난 성능을 보여줍니다.
Jun 28,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내