Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
なぜ現代のロボットでは、すべての関節に同じアクチュエータを使用しなくなったのか
股関節・膝関節・足関節の機能的役割を理解する
股関節・膝関節・足関節アクチュエータの主な違い
ロボットの種類によって異なる関節アクチュエータ性能の優先順位
股関節・膝関節・足関節に適したアクチュエータの選定方法
CubeMars 下肢アクチュエータソリューション:異なる関節要求への対応
結論

ロボットシステムにおける股関節・膝・足首アクチュエータの違い:関節要件と選定ガイド

CubeMars / Jun 10,2026

ヒューマノイドロボット、外骨格ロボット、四足歩行ロボットプラットフォームの急速な発展により、アクチュエータ技術にはこれまでにない高い要求が課されています。現代のロボットには、単純な反復動作を実行するだけではなく、自然な歩行、バランスの維持、複雑な地形への対応、衝撃の吸収、さらにはユーザーや周囲の環境との安全なインタラクションが求められています。

 

ロボットの移動性能が向上し続ける中で、アクチュエータの設計は、従来の汎用的なエンジニアリング部品から、より高度に専門化されたサブシステムへと進化しています。エンジニアたちは、ロボットの性能は単にアクチュエータ自体の品質だけでなく、各アクチュエータが特定の関節の機能要件にどれだけ適合しているかにも大きく依存することを認識し始めています。

 

この点は、下肢ロボットシステムにおいて特に顕著です。股関節、膝関節、足関節はいずれも歩行運動に関与していますが、動作中に果たす役割は根本的に異なります。そのため、各関節に求められるアクチュエータの特性も、トルク出力、動的応答性、制御精度、バックドライバビリティ、熱性能、構造設計などの面で大きく異なります。

 

これらの違いを理解することは、効率的で高性能なロボットシステムを設計する上で不可欠です。本記事では、股関節、膝関節、足関節の機能的役割を分析し、それぞれのアクチュエータ要求の主な違いを解説するとともに、さまざまなロボット用途においてエンジニアが最適なアクチュエータソリューションを選択する方法について考察します。


なぜ現代のロボットでは、すべての関節に同じアクチュエータを使用しなくなったのか


ロボット開発の初期段階では、多くのシステムは比較的単純な動作要件を前提として設計されていました。産業用ロボットは、固定された作業空間内で動作し、予測可能な軌道に沿って繰り返し作業を実行することが一般的でした。動作パターンが高度に制御されていたため、エンジニアは複数の関節でアクチュエータ構成を標準化することが多く、機械統合の簡略化や部品管理の効率化を実現できました。

 

しかし、移動型ロボットシステムの登場により、アクチュエータ設計の考え方は大きく変化しました。

 

現在のヒューマノイドロボットには、人間のような俊敏性で歩行や走行を行う能力が求められています。外骨格ロボットは、装着者を支援しながら快適性と高い応答性を維持する必要があります。一方、四足歩行ロボットは、不整地や動的に変化する環境において安定性を確保しなければなりません。

 

これらの用途では、新たな課題が生じます。それは、すべての関節が同じ役割を果たしているわけではないということです。

 

例えば、ヒューマノイドロボットが歩行サイクル中に動作する場合を考えてみます。股関節は大きなトルクを発生させ、脚全体を前方へ動かすと同時に、身体重量を支える役割を担います。一方、膝関節は荷重支持フェーズと遊脚フェーズを継続的に切り替えながら、衝撃力を吸収し、滑らかな動作を維持します。そして足関節は、バランスを保ち、地面の状態に適応し、前進するための推進力を生み出すために、無数の微細な調整を行います。

 

3つの関節はいずれも同じ下肢システムの一部ですが、それぞれの動作条件は大きく異なります。

 

主な違いには以下のようなものがあります。


  • 負荷の大きさと方向

  • 可動範囲

  • 必要なトルク出力

  • 応答速度

  • バックドライバビリティへの要求

 

このような違いがあるため、すべての関節に単一のアクチュエータ構造を採用すると、エンジニアは設計上の妥協を強いられることになります。最大トルクを重視して設計されたアクチュエータは、応答性が重要な関節に使用した場合、不要な重量や慣性を生み出す可能性があります。逆に、高速かつ高精度な制御を目的としたアクチュエータは、大きな負荷を受ける関節に必要なトルク容量が不足する場合があります。

 

ロボットシステムがさらに高度化するにつれて、アクチュエータの選定基準は標準化から、関節ごとの機能に基づいた設計へと移行しています。

 

「最も強力なアクチュエータはどれか?」ではなく、エンジニアは現在、より重要な問いである「この特定の関節の要求に最も適したアクチュエータ特性は何か?」を考えるようになっています。

 

このような関節ごとに最適化されたアクチュエータ設計への移行には、以下のような利点があります。

 

設計目標メリット
最適化されたトルク配分歩行効率の向上
より適切なアクチュエータ選定システム重量の削減
優れた動的応答性より自然な動作
改善されたエネルギー利用長時間の動作が可能
関節レベルでの性能最適化ロボット全体の能力向上


このため、現代のロボットシステムでは、下肢関節を同一の機械構造として扱うことはほとんどありません。その代わりに、各関節が歩行動作全体の中で果たす役割を分析し、それに応じてアクチュエータの仕様が設計されています。

 

これらの設計上の違いがなぜ生じるのかを理解するには、まずロボットの動作中に股関節、膝関節、足関節がそれぞれ担う独自の機能を詳しく見る必要があります。


股関節・膝関節・足関節の機能的役割を理解する


understanding-the-functional-roles-of-hip-knee-and-ankle-joints


アクチュエータの仕様を比較する前に、まずロボットの歩行システムにおいて各関節が果たす役割を理解することが重要です。

 

股関節、膝関節、足関節はいずれも協調して動作を生み出しますが、すべての動作フェーズにおいて同じように貢献しているわけではありません。それぞれの関節は異なる機械的機能を担い、異なる負荷条件を受け、独自の制御上の課題に直面しています。

 

これは生体システムだけでなく、ヒューマノイドロボット、外骨格ロボット、リハビリテーション機器、四足歩行ロボットプラットフォームにも当てはまります。そのため、アクチュエータに求められる性能は、各関節が担う機能的役割によって決定されることが多くあります。

 

以下では、下肢の各関節が担う役割と、それらがアクチュエータ設計の優先事項にどのような影響を与えるのかを詳しく説明します。

 

股関節:下肢の動力を生み出す主要関節

 

股関節は、下肢運動の基盤となる関節です。ロボットの重心に最も近い位置に配置されており、システム重量の大部分を支えながら、大規模な脚部運動を生成する役割を担っています。

 

歩行、走行、階段昇降、荷物運搬などの動作では、股関節は脚全体を繰り返し加速・減速させる必要があります。ヒューマノイドロボットにおいては、動的な動作中の姿勢維持や重心移動にも大きく関与します。

 

運動連鎖(キネマティックチェーン)の上流に位置するため、股関節で発生する力は、膝関節や足関節を含む下流側のすべての部分の動作に直接影響を与えます。股関節の主な役割には以下が含まれます。

 

  • 体重の支持

  • 脚の振り出し運動の駆動

  • 前後方向の移動制御

  • 横方向のバランス調整の補助

  • 歩行に必要な広い可動域の提供

 

ロボットシステムにおいて、これらの特徴により股関節は機械的出力の面で最も要求の厳しい関節の一つとなります。股関節用アクチュエータを選定する際、設計者は高いトルク容量、連続的な出力性能、構造剛性、熱性能を重視することが一般的です。

 

その結果、股関節用アクチュエータは、通常、下肢ロボットシステムの中でも特に高出力なユニットとして設計されます。

 

膝関節:安定性と運動性をつなぐ関節

 

股関節が動きを生み出す一方で、膝関節はその動きをどのように伝達・制御するかという重要な役割を果たします。

 

膝関節は、常に2つの大きく異なる動作状態を切り替えています。歩行時の支持期では、大きな荷重を支え、接地時に発生する衝撃力を吸収します。一方、遊脚期では脚を効率よく動かすために、素早く屈曲と伸展を行う必要があります。

 

この荷重支持と動的運動の両方を担う特性により、膝関節はロボット歩行において最も機械的に複雑な関節の一つとなっています。

 

多くのロボットシステムにおいて、膝関節は以下の役割を担います。

 

  • 垂直方向の荷重支持

  • 着地時の衝撃吸収

  • 効率的な脚振り運動の実現

  • 歩行効率の向上

  • 歩行周期におけるエネルギー消費の低減

 

最大トルク出力を重視することが多い股関節とは異なり、膝関節の性能はトルク生成能力と応答性のバランスに大きく依存します。

 

過度に重量が大きい、またはバックドライバビリティが低いアクチュエータは、歩行の滑らかさやエネルギー効率に悪影響を与える可能性があります。そのため、膝関節用アクチュエータの設計では、トルク密度、動的応答性、バックドライバビリティが重要視されます。

 

多くのヒューマノイドロボットやリハビリテーションロボットでは、膝関節アクチュエータの性能が全体的な歩行品質に直接影響します。

 

足関節:バランスと地面との相互作用を担う関節

 

足関節は股関節や膝関節と比べて小型であることが多いものの、歩行への貢献を軽視することはできません。

 

足関節は、ロボットシステムと地面をつなぐ主要なインターフェースとして機能します。1歩ごとに、地形条件、身体姿勢の変化、外部からの外乱に応じて継続的な調整を行います。

 

主に動作生成や力の伝達を担う股関節・膝関節とは異なり、足関節は運動の安定化とバランス維持に大きな役割を果たします。

 

その主な役割には以下が含まれます。

 

  • 地面への適応

  • バランス補正

  • 衝撃緩和

  • 姿勢安定化

  • 蹴り出し時の前進推進力の生成

 

実環境で動作する動的ロボットにとって、これらの機能は不可欠です。足関節におけるわずかな位置誤差でも、運動連鎖全体に影響が伝わり、システム全体の安定性を大きく低下させる可能性があります。

 

そのため、足関節用アクチュエータでは、最大トルク出力だけでなく、制御品質がより重視される傾向があります。

 

主な設計優先事項には以下があります。

 

  • 高い制御帯域幅

  • 高速なフィードバック応答

  • 高精度な位置制御

  • 力制御能力

  • 高いバックドライバビリティ

 

このことが、先進的なヒューマノイドロボットにおいて、比較的小型な関節であるにもかかわらず、足関節開発に多くの技術的リソースが投入される理由の一つです。

 

下肢関節の機能比較


関節主な機能動作特性主な設計優先事項
股関節動力生成大きな可動域の動作トルク・出力性能
膝関節動作伝達・衝撃吸収頻繁な屈曲・伸展トルク・応答性
足関節バランス・地面との相互作用継続的な微調整精度・制御性能


この比較から分かるように、下肢関節は単に同じアクチュエータ構造を異なる位置に配置しているだけではありません。

 

各関節は歩行システムの中で独自の役割を果たしており、その結果として必要とされる性能要件も根本的に異なります。

 

これらの違いが、特定のロボット用途においてアクチュエータをどのように設計し、最適化し、選定すべきかを決定します。


股関節・膝関節・足関節アクチュエータの主な違い


key-differences-between--hip-knee-and-ankle-actuators


それぞれの違いは、アクチュエータへの要求性能にどのように反映されるのでしょうか?

 

すべての下肢用アクチュエータは最終的に電気エネルギーを機械的な動作へ変換しますが、各関節で必要とされる性能特性は大きく異なります。ある関節向けに最適化されたアクチュエータは、別の関節に適用した場合、十分な性能を発揮できない可能性があります。これは、それぞれの関節が求める機械的目標や制御目標が根本的に異なるためです。

 

このため、現代のロボット用アクチュエータ開発では、標準化されたハードウェア構成よりも、用途ごとの要求条件に基づいた設計がますます重視されています。


以下の表は、股関節、膝関節、足関節用アクチュエータの主な違いをまとめたものです。


性能要素股関節アクチュエータ膝関節アクチュエータ足関節アクチュエータ
トルク要求非常に高い高い中〜高
動的応答性中程度高い非常に高い
制御精度中程度高い非常に高い
連続負荷能力非常に高い高い中程度
バックドライバビリティの重要性中程度高い非常に高い
熱管理の優先度非常に高い高い中程度


これらの分類は全体的な違いを示すものですが、それぞれのアクチュエータ設計における技術的な考慮事項について、さらに詳しく見ていく必要があります。

 

なぜ股関節アクチュエータはトルクと連続出力を重視するのか

 

股関節は、下肢システム内で最も大きな質量を動かし、支える役割を担っています。一歩一歩の動作において、股関節は脚を加速させ、身体姿勢を制御し、全体的な移動運動に貢献する必要があります。

 

これらの役割により、股関節アクチュエータはロボットシステム全体の中でも、最も高い持続的負荷を受けることが多くあります。

 

単なる位置決めを主な目的とする関節とは異なり、股関節アクチュエータは過度な発熱を起こすことなく、長時間にわたって大きなトルクを発生させ続ける必要があります。

 

これは特に以下のような用途で重要になります。

 

  • 荷物を運搬するヒューマノイドロボット

  • 産業用外骨格ロボット

  • 荷重支持型リハビリテーションシステム

  • 長時間稼働する移動ロボット

 

稼働時間が長くなるほど、熱性能は最大トルク出力と同じくらい重要になります。数秒間だけ高トルクを発生できるアクチュエータは、継続的な歩行や立位動作には適さない可能性があります。

 

そのため、股関節アクチュエータの設計では、以下の要素が重視されます。

 

  • 高い連続トルク性能

  • 優れた熱管理能力

  • 高い構造剛性

  • 高い出力密度

  • 信頼性の高い長時間動作

 

多くのロボットプラットフォームにおいて、股関節は最終的に全体的な移動能力の上限を決定する重要な要素となります。

 

なぜ膝関節アクチュエータはトルクと応答性のバランスが必要なのか

 

膝関節は、歩行運動の連鎖において非常に特殊な位置を占めています。

 

主に動力生成を担う股関節や、バランス制御を重視する足関節とは異なり、膝関節は荷重を支える状態と運動を実現する状態を常に切り替える必要があります。

 

1回の歩行周期において、膝関節は以下のような状態を経験します。

 

  • 体重を支える状態

  • 急速な加速

  • 突然の減速

  • 繰り返される衝撃荷重

  • 継続的な位置調整

 

これらの変化する要求により、膝関節ではアクチュエータの応答性が特に重要になります。

 

高いトルクを発生できても反応が遅い膝アクチュエータは、歩行効率に悪影響を与える可能性があります。一方で、速度だけを重視したアクチュエータでは、大きな負荷条件に対応できない場合があります。

 

そのため、膝関節アクチュエータの開発では、力出力性能と動的性能の効果的なバランスを実現することが重要になります。

 

主な設計優先事項には以下があります。

 

  • 高いトルク密度

  • 高速な加速・減速性能

  • 効率的なエネルギー伝達

  • 滑らかな動作制御

  • 優れたバックドライバビリティ

 

多くの先進的なロボットシステムでは、膝関節アクチュエータの性能が歩行品質、歩行効率、装着者の快適性に直接影響します。


なぜ足関節アクチュエータは精度と制御性能を重視するのか


股関節が動きを生み出し、膝関節が運動伝達を管理するなら、足関節はロボットが環境とどれだけ効果的に相互作用できるかを決定します。

 

一歩ごとに、地形、路面硬度、摩擦、外部からの外乱などの変化が発生します。足関節は、安定性を維持しながらこれらの変化を継続的に補正する必要があります。

これは股関節や膝関節とは大きく異なる設計課題を生み出します。

 

多くの場合、足関節アクチュエータはシステム内で最高レベルのトルクを必要とするわけではありません。その代わりに、変化する状況へ素早く正確に対応する能力が求められます。

 

例えば、ヒューマノイドロボットが不整地に遭遇した場合、足関節は数分の1秒以内に複数回の補正動作を行う必要があります。応答のわずかな遅れでも身体全体に影響が伝わり、不安定化につながる可能性があります。

 

そのため、足関節アクチュエータの設計では以下が重視されます。

 

  • 高い制御帯域幅

  • 高速なセンサーフィードバック

  • 高精度な位置制御

  • 力制御能力

  • 優れたバックドライバビリティ

 

これらの特性は、バランス制御、走行、ジャンプ、地形適応型歩行を行う動的ロボットにおいて特に重要です。

 

ロボットの移動性能が向上し続けるにつれて、足関節アクチュエータ技術はシステム全体の性能を左右する重要な要素になりつつあります。

 

なぜ単一のアクチュエータ構造は最適になりにくいのか

 

ここまで説明した違いを考えると、現代のロボット開発において、下肢システム全体に同一のアクチュエータ構成を使用することがほとんどない理由が明確になります。

 

最大トルクを重視して設計された股関節アクチュエータを足関節に搭載すると、不要な重量や慣性が発生する可能性があります。同様に、精密な制御性能を重視した足関節アクチュエータでは、股関節に必要な連続的な出力能力が不足する可能性があります。

 

そのため、エンジニアはますます「関節ごとに最適化する設計思想」を採用しています。このアプローチにより、各関節が歩行戦略全体へより効果的に貢献し、効率性、俊敏性、安定性、ユーザー体験を向上させることができます。

 

ただし、アクチュエータに求められる優先事項は、開発するロボットの種類によっても異なります。

 

ヒューマノイドロボット、外骨格ロボット、リハビリテーション装置では、トルク、応答性、精度、柔軟性に対する重要度がそれぞれ異なります。

 

これらの用途ごとの要求条件を理解することが、最適なアクチュエータソリューションを選択するための次のステップとなります。


ロボットの種類によって異なる関節アクチュエータ性能の優先順位


股関節、膝関節、足関節の機能的役割は、さまざまなロボットシステムにおいて基本的には共通しています。しかし、アクチュエータに求められる優先性能は、想定される用途によって大きく異なります。

 

動的な歩行を目的としたヒューマノイドロボットは、患者の回復を支援するリハビリテーション装置とはまったく異なる課題に直面します。同様に、産業用外骨格ロボットは荷重支援と装着者の快適性を重視する一方で、四足歩行ロボットは不整地環境に継続的に適応する必要があります。

 

そのため、アクチュエータの選定は単に関節の位置だけで決まるものではありません。ロボットプラットフォーム全体の目的や要求性能にも大きく影響されます。

 

これらの用途ごとの優先事項を理解することで、エンジニアはトルク、応答性、精度、効率、柔軟性のバランスを考慮しながら、より適切な設計判断を行うことができます。

 

ヒューマノイドロボット:出力・俊敏性・安定性のバランス

 

ヒューマノイドロボットは、現代のロボット分野において最も要求の厳しいアクチュエータ用途の一つです。

 

固定された産業用システムとは異なり、ヒューマノイドロボットは多数の関節を同時に協調制御しながら、バランスを維持し、自然な動作を生成する必要があります。

 

歩行、階段昇降、物体の運搬、外部からの外乱に対する姿勢回復などの動作では、下肢のすべての関節が高度に動的な状態で連携しなければなりません。

 

ヒューマノイドロボットでは、以下のような傾向があります。

 

  • 股関節アクチュエータ:トルク出力と出力密度を重視

  • 膝関節アクチュエータ:動的応答性と効率的な動作伝達を重視

  • 足関節アクチュエータ:バランス制御、力制御、地形適応能力を重視

 

ヒューマノイドロボットでは移動性能が重要な差別化要素となるため、設計者は出力、重量、効率、制御性能のバランスを追求することが多くなります。


外骨格ロボット:支援性能と装着者の快適性を重視

 

外骨格システムは、人間の身体と直接連携して動作するため、独自の設計課題を持っています。

 

自律型ロボットとは異なり、外骨格ロボットはあらかじめ決められた軌道を単純に実行するのではなく、装着者の自然な動きと協調する必要があります。

 

過度なアクチュエータ慣性、低い応答性、過剰に剛性的な制御は、装着者の快適性や操作性に悪影響を与える可能性があります。

 

そのため、アクチュエータ選定では、支援性能と装着者が感じる自然な操作感(透明性)のバランスを実現することが重要になります。

 

一般的な優先事項には以下があります。

 

  • 軽量な構造

  • 滑らかなトルク出力

  • 優れたバックドライバビリティ

  • 低い機械的抵抗

  • 高いエネルギー効率

 

下肢外骨格ロボットでは、特に膝関節と足関節がアクチュエータ特性の影響を受けやすい部分です。歩行中のわずかな遅延や抵抗でも、装着者はすぐに違和感として感じるためです。

 

四足歩行ロボット:複雑な地形での移動性能を最適化

 

四足歩行ロボットは、異なる種類の課題に直面します。

 

人間の動きを再現することよりも、変化の激しい環境を移動しながら安定性を維持することが重要になります。

 

不整地、傾斜、障害物、突然の外乱などは、下肢アクチュエータに大きな要求を課します。

 

これらのシステムでは:

 

  • 股関節は身体位置の調整や歩幅生成に貢献

  • 膝関節は衝撃荷重の吸収や脚部動態の管理を担当

 

その結果、四足歩行ロボットの開発では以下の性能が重視されます。

 

  • 高いトルク密度

  • 高速な応答速度

  • 優れた衝撃耐性

  • 効率的なエネルギー利用

  • 変化する負荷条件下での高い信頼性

 

四足歩行ロボットでは、1kg単位の重量が移動性能や稼働時間に影響するため、アクチュエータの重量と出力密度は重要な設計要素になります。

 

ロボット種類別の要求性能比較


ロボット種類股関節の優先事項膝関節の優先事項足関節の優先事項
ヒューマノイドロボットトルク・出力密度動的モーション制御バランス・力制御
外骨格ロボットユーザー支援快適性・応答性自然な歩行支援
四足歩行ロボット移動性能・歩幅生成衝撃吸収地形適応


これらの優先事項は用途によって異なりますが、共通する重要な原則があります。それは、アクチュエータ性能は常に、関節の機能要求とロボットシステム全体の目的に適合させる必要があるということです。

 

そのため、現代のアクチュエータ選定では、単純にトルク値だけを比較することは不十分です。

 

エンジニアは、動的応答性、バックドライバビリティ、制御帯域幅、柔軟性、出力密度などの要素が、ロボットプラットフォーム全体の性能目標にどのように貢献するかを評価する必要があります。

 

次のステップは、これらの要求条件を、実際のロボット設計における具体的なアクチュエータ選定基準へどのように落とし込むかを理解することです。

 

股関節・膝関節・足関節に適したアクチュエータの選定方法


selecting-the-right-actuator-for-hip-knee-and-ankle-joints


股関節、膝関節、足関節の機能的な違いを理解した後、アクチュエータの選定は体系的なプロセスに従って行う必要があります。


単一の仕様値だけを基準にアクチュエータを選ぶのではなく、エンジニアは通常、まず関節の要求条件を明確にし、そこから適切なアクチュエータ特性を段階的に絞り込んでいきます。


実際の選定プロセスは、いくつかのステップに分けることができます。

 

Step 1:関節が担う役割を明確にする


最初のステップは、モーターを選ぶことではありません。まず、その関節が何を担当しているのかを理解することが重要です。


異なる関節は、それぞれ異なる機械的課題を解決しています。


関節主な確認ポイント
股関節脚を動かし、支えるために十分な出力を生成できるか
膝関節動的な動作を維持しながら荷重に対応できるか
足関節安定性を維持し、環境変化に適応できるか


例えば:


  • ヒューマノイドロボットの股関節アクチュエータは、大きな動作生成と体重支持を主な役割とします。

  • 膝関節アクチュエータは、荷重支持と動作制御を繰り返し切り替える必要があります。

  • 足関節アクチュエータは、バランス補正や地面との相互作用をより重視します。


この最初のステップによって、どのアクチュエータ特性を優先すべきかが決まります。

 

Step 2:アクチュエータを選ぶ前に必要トルクを見積もる


トルクは通常、エンジニアが最初に計算する重要なパラメータです。


しかし、重要なのは単純に、「アクチュエータはどれだけのトルクを出せるか?」ではありません。より重要な問いは、「実際の動作中に、その関節にはどれだけのトルクが必要なのか?」ということです。


簡略化した選定プロセスでは、以下を考慮します。


  • 関節への負荷

  • リンク長

  • ロボット重量

  •  動作速度

  • 使用条件


例えば:


  • 股関節は大きな質量を動かすため、通常より高いトルクが必要になります。

  • 膝関節はスペースや重量制限があるため、高いトルク密度が求められる場合があります。

  • 足関節は最大トルクよりも、正確なトルク制御能力が重要になる場合があります。


この評価により、過剰性能なアクチュエータを選択し、不必要な重量を増加させることを防ぐことができます。

 

Step 3:ピークトルクと連続トルクの要求を分けて考える


必要トルクを見積もった後、次に判断すべきなのは、その要求が一時的なものなのか、継続的なものなのかという点です。


これはアクチュエータ選定でよくある間違いの一つです。


ピークトルクは主に以下に関係します。


  • 加速

  • 衝撃

  • 急激な姿勢変化


一方、連続トルクは以下に関係します。


  • 歩行

  • 立位維持

  • 繰り返し動作


下肢ロボットでは:


  • 股関節は長時間の移動を支えるため、連続トルク能力が特に重要です。

  • 膝関節は連続的な荷重対応と動的応答性のバランスが必要です。

  • 足関節は素早い調整動作のため、制御されたトルク出力が求められます。


そのため、アクチュエータは最大理論負荷ではなく、実際の動作サイクルに基づいて選択する必要があります。

 

Step 4:速度、減速比、関節動特性を適合させる


トルクだけでは、アクチュエータ性能を決定することはできません。アクチュエータは適切な速度性能も提供する必要があります。


高い減速比は出力トルクを増加できますが、出力速度や応答性を低下させる可能性があります。一方、低い減速比は動的応答性を向上できますが、利用可能なトルクを低下させる場合があります。


そのため:


関節一般的な優先事項
股関節高いトルク性能
膝関節トルクと速度のバランス
足関節高速応答と高精度制御


適切なアクチュエータとは、その関節の動作特性に合ったものです。

 

Step 5:制御要求とバックドライバビリティを考慮する


現代のロボットでは、機械的な出力性能だけがアクチュエータ性能のすべてではありません。


アクチュエータは制御システムとも適切に連携する必要があります。


  • 股関節では、安定した力出力が優先されることが多くあります。

  • 膝関節では、滑らかな切り替え動作と高い応答性が求められます。

  • 足関節では、わずかな誤差でも全体のバランスに影響するため、最高レベルの制御精度が要求されることが多くあります。


重要な評価項目には以下があります。


  • 制御帯域幅

  • 位置精度

  • バックドライバビリティ

  • コンプライアンス(柔軟性)

 

Step 6:重量、サイズ、システム統合性を評価する


最後に、アクチュエータが実際のロボット設計に搭載可能か確認する必要があります。


理論上高性能なアクチュエータでも、以下の場合には適していない可能性があります。


  • 重すぎる

  • サイズが大きすぎる

  • エネルギー効率が低い


これは特に下肢ロボットで重要です。


アクチュエータは動く構造体に直接搭載されるため、追加されるわずかな重量でも消費エネルギーを増加させ、動作ダイナミクスに影響します。

 

実用的な股関節・膝関節・足関節アクチュエータ選定フロー


選定段階股関節膝関節足関節
主な目的動力生成効率的な動作伝達安定性維持
最初の確認項目トルク性能トルク重量比制御応答
次の確認項目連続出力動的応答性精度
最終確認項目熱性能・重量バックドライバビリティコンプライアンス


このプロセスに従うことで、エンジニアは単純に最高性能のモデルを選ぶのではなく、実際のロボット要求に基づいてアクチュエータを選定できます。

最も優れたアクチュエータとは、最大の仕様値を持つものではありません。


それは、関節の機械的役割、動作特性、制御目標に最も適合したアクチュエータです。


CubeMars 下肢アクチュエータソリューション:異なる関節要求への対応


cubemars-lower-limb-actuator-solutions-for-different-joint-requirements


ヒューマノイドロボットにおける下肢アクチュエータの選定は、単純に「最も強力なアクチュエータを選ぶ」ことではありません。各関節には、それぞれ異なる性能バランスが求められます。


関節主な機能主な課題選定ポイント推奨ソリューション
股関節脚の駆動・体重支持高い連続負荷トルク密度、熱安定性、出力性能AKH70-48 V1.0 KV41
膝関節歩行遷移制御・衝撃吸収動的負荷変化応答速度、トルク密度、バックドライバビリティAK80-64 KV80
足関節バランス維持・地形適応高速な環境応答精度、制御帯域幅、コンプライアンスAKH70-16 V1.0 KV41


股関節:まず求められるのは出力性能


股関節は、本質的に動力を生成する関節です。


他の下肢関節とは異なり、股関節アクチュエータは脚全体の構造を動かしながら、ロボットの重心維持にも貢献する必要があります。

そのため、最も重要な選定基準は次の点になります。


「アクチュエータは、過度な発熱や重量増加を伴わずに、十分な機械的出力を継続的に発生できるか?」


このため、股関節用途では以下の性能が重視されます。


  • 短時間のピークトルクではなく、連続トルク性能

  • 単純な大型化ではなく、高いトルク密度

  • 効率的な熱管理性能


これらの要求に対して、AKH70-48 V1.0 KV41は高出力な下肢ロボット用途に適したソリューションを提供します。


高いトルク密度と統合型設計により、コンパクトな機械統合を維持しながら、強力な関節出力を実現できます。

 

膝関節:重要なのはバランスポイントの実現


膝関節は、単純に股関節を小型化したものではありません。


歩行中、膝関節は常に以下の状態を切り替えています。


  • 体重支持

  • 衝撃吸収

  • 脚の加速


このため、膝関節には独自の要求があります。


減速比が高すぎる場合:→ 高トルクになるが、応答速度が低下する


減速比が低すぎる場合:→ 高速応答になるが、必要な力が不足する


したがって、膝関節アクチュエータの選定では、出力性能と動的性能の適切なバランスを見つけることが重要になります。


AK80-64 KV41は、高いトルク性能と動的モーション制御の両方が求められる用途向けに設計されています。統合型アクチュエータ構造により、システム設計を簡略化しながら、頻繁な動作切り替えに必要な応答性能を提供します。

 

足関節:性能を決めるのは制御品質


足関節は、股関節や膝関節とは異なる役割を持っています。


足関節は、ロボットがどれだけ大きな力を発生できるかを主に決定する関節ではありません。


むしろ、ロボットが環境とどれだけ効果的に相互作用できるかを決定する重要な関節です。


足関節用途では、エンジニアは以下の点を重視します。


  • 高速なフィードバック

  • 高精度な位置制御

  • 滑らかな力制御


AKH70-16 V1.0 KV 41は、コンパクトな統合性と高精度制御が重要となる用途に適しています。高い応答性を持つモーション制御により、ロボットプラットフォームのバランス性能と地形適応能力の向上に貢献します。

 

なぜ関節ごとのアクチュエータ選定が重要なのか


下肢ロボットシステムは、各アクチュエータが実際の役割に合わせて最適化されたときに、最高の性能を発揮します。


  • 股関節には出力性能

  • 膝関節にはバランス性能

  • 足関節には精密制御性能


異なる関節に異なるアクチュエータソリューションを適用することで、エンジニアは以下の性能を向上させることができます。


  • 動作効率

  • 動的応答性

  • 安定性

  • 機械統合性


結論


股関節、膝関節、足関節はいずれも下肢運動に貢献していますが、ロボットシステム内で担う機械的役割はそれぞれ異なります。


そのため、各関節に求められるアクチュエータ性能も異なり、すべてに同じ仕様のアクチュエータを使用する万能型の設計は最適ではありません。


股関節アクチュエータは一般的に、高いトルク出力、連続的な動力供給能力、熱安定性を重視します。一方、膝関節アクチュエータは、力出力、応答性、動的動作のバランスを重視します。


それに対して、足関節アクチュエータでは、高い制御精度、高速応答、環境変化への適応能力が、バランス維持や周囲環境との相互作用のために重要になります。


ヒューマノイドロボット、外骨格ロボット、脚式ロボットシステムが進化し続ける中で、アクチュエータ選定の考え方は、単純により大きな出力を追求する方向から、関節ごとの最適化へと変化しています。


各関節の役割に応じて最適なアクチュエータを選択することが、より高い効率、安定性、そして人間に近い自然なロボット動作を実現するために不可欠になっています。

関連記事
2026 高トルクロボットモーターガイド:フレームレスモーター vs QDD vs 一体型アクチュエータ
2026 高トルクロボットモーターガイド:フレームレスモーター vs QDD vs 一体型アクチュエータ
ロボットにおけるQDDモーター、フレームレスモーター、一体型アクチュエータを比較し、トルク・制御・統合・選定のトレードオフを理解する。
May 07,2026
ROV用途における水中スラスターと標準BLDCモーターの違い
ROV用途における水中スラスターと標準BLDCモーターの違い
ROV用水中スラスターとBLDCモーターを比較し、重要な違いと性能改善のポイントを解説。
Apr 23,2026
大荷重対応の足式ロボット設計:R100(最大トルク11Nm 達成)
大荷重対応の足式ロボット設計:R100(最大トルク11Nm 達成)
Rシリーズ外転力トルクモーターR100は、内蔵ホールセンサーを搭載し、電気角度は120±20℃です。R100の特別な放熱設計は、超薄ステーターエンドカバーと高導熱比のシリコンパッドを採用しており、全体の取り付け高さを低くしながら、機体の放熱機能も実現し、安心して運転できます。
Aug 21,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ