Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
복잡한 환경 로봇의 대표적인 응용 분야는 무엇인가?
열악한 야외 및 비구조화 환경 로봇 응용
고위험 및 특수 작업 환경 로봇 응용
제한 공간 및 고집적 환경 로봇 응용
장기간 무인 운용 환경 로봇 응용
결론: 복잡한 환경 로봇의 모터 선정 핵심 요소

극한 환경 로봇 모터 적용 사례: 우주·항공 탐사부터 장기 무인 운용까지

CubeMars / Sep 28,2026

로봇 기술이 지속적으로 발전함에 따라 로봇은 기존의 산업 제조, 창고 물류 등 구조화된 환경에서 점차 더욱 복잡하고 개방적인 응용 환경으로 확장되고 있습니다.


과거에는 로봇이 주로 환경이 안정적이고 작업이 고정된 산업 생산 라인에서 활용되었지만, 현재 로봇은 다음과 같은 더욱 복잡한 작업을 수행하고 있습니다.


  • 우주 탐사 및 행성 외 탐사

  • 야외 환경 순찰 및 검사

  • 고위험 지역 작업

  • 제한 공간 검사

  • 장기간 무인 운용


환경이 안정적이고 작업이 고정된 기존 산업 환경과 달리, 이러한 복잡한 환경은 일반적으로 극한 온도, 불규칙한 지형, 높은 충격 부하, 제한된 설치 공간 및 장시간 연속 운전과 같은 다양한 문제를 동반합니다.


따라서 로봇의 구동 시스템에도 더욱 높은 요구 사항이 제기되고 있습니다.


로봇 운동 시스템의 핵심 부품인 모터와 액추에이터는 토크 밀도, 동적 응답성, 신뢰성, 효율 및 제어 능력에 따라 로봇의 운동 성능과 작업 수행 능력에 직접적인 영향을 미칩니다.


서로 다른 응용 환경에서는 로봇 구동 시스템에 요구되는 조건도 서로 다릅니다.


예를 들어, 4족 로봇은 복잡한 지형과 순간적인 충격 하중에 대응해야 하며, 우주 로봇은 정밀한 운동 제어와 장기간 신뢰성에 더욱 중점을 둡니다.

반면 장기간 순찰 로봇은 효율성, 수명 및 안정적인 운용 능력을 동시에 고려해야 합니다.


이러한 차이를 기반으로 본 문서에서는 복잡한 환경에서의 로봇 응용 분야를 다섯 가지 대표적인 시나리오로 분류하고, 실제 응용 사례와 함께 다양한 환경에서 로봇의 특징, 구동 요구 사항 및 모터와 액추에이터 선정 시 고려해야 할 핵심 요소를 분석합니다.


복잡한 환경 로봇의 대표적인 응용 분야는 무엇인가?


복잡한 환경은 매우 다양한 응용 범위를 포함합니다.


우주 및 행성 외 탐사부터 지상 야외 작업, 고위험 작업 및 장기간 무인 운용까지 각각의 환경 조건과 작업 목표에는 뚜렷한 차이가 존재합니다.


다음 다섯 가지 유형은 현재 복잡한 환경에서 로봇이 활용되는 대표적인 응용 방향을 보여줍니다.


복잡한 환경 유형대표 응용 분야
우주, 행성 외 및 극한 환경달 탐사, 우주 로봇 팔, 극한 환경 검사
열악한 야외 및 비구조화 환경4족 로봇, 야외 순찰 로봇, 무인 운송 플랫폼
고위험 및 특수 작업 환경수색 구조, 위험 지역 검사, 특수 작업 로봇
제한 공간 및 고집적 환경파이프 로봇, 소형 검사 로봇, 소형 로봇 팔
장기간 무인 운용 환경인프라 검사, 무인 광산, 원격 모니터링 시스템


이러한 복잡한 환경에서 로봇은 단순히 이동 작업을 수행하는 것뿐만 아니라 다음과 같은 문제에도 대응해야 합니다.

  • 극한 온도 변화

  • 불규칙한 지형

  • 높은 충격 하중

  • 장시간 연속 운전

  • 공간 크기 제한

  • 고정밀 운동 제어 요구


이하에서는 위 다섯 가지 응용 환경을 기준으로 구체적인 사례와 함께 로봇이 직면하는 환경 조건, 작업 요구 사항 및 이에 따른 구동 시스템 요구 사항을 분석합니다.


우주·행성 외 및 극한 환경 로봇 응용


환경 특징


우주, 행성 외 환경 및 극한 환경은 로봇 응용 분야 중 기술적 난도가 높은 분야 중 하나입니다.


일반적인 지상 환경과 비교하면 이러한 환경은 다음과 같은 특수한 물리적 조건을 가지고 있습니다.

  • 진공 환경

  • 미세 중력 또는 저중력 환경

  • 극심한 온도 변화

  • 복잡한 지표 조건

  • 장기간 무인 유지보수


대표적인 응용 환경은 다음과 같습니다.

  • 달 탐사 지역

  • 화성 표면

  • 우주 정거장

  • 우주선 외부

  • 극지 환경

  • 고온 산업 지역


이러한 환경에서는 로봇이 한번 배치된 이후 사람이 직접 유지보수를 수행하기 어렵기 때문에, 구동 시스템은 장기간 안정적으로 작동할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.


대표적인 로봇 응용


행성 외 탐사 로봇


행성 외 탐사 로봇은 주로 다음과 같은 작업을 수행합니다.

  • 지표 이동

  • 지형 분석

  • 환경 감지

  • 샘플 수집


행성 외 환경에는 복잡한 지형과 예측하기 어려운 장애물이 존재하기 때문에, 로봇은 우수한 운동 적응 능력을 갖추어야 합니다.


우주 로봇 팔


우주 로봇 팔은 다음과 같은 분야에서 널리 활용됩니다.

  • 우주 장비 유지보수

  • 부품 설치

  • 물체 운반

  • 정밀 작업


로봇 팔 관절은 높은 위치 정밀도와 장기간 안정적인 운용 능력을 동시에 만족해야 합니다.


극한 환경 검사 로봇


고온, 저온 또는 위험 산업 환경에서 로봇은 작업자를 대신하여 다음과 같은 업무를 수행할 수 있습니다.

  • 장비 검사

  • 상태 모니터링

  • 데이터 수집


이를 통해 사람이 위험 지역에 직접 접근하는 위험을 줄일 수 있습니다.


모터 및 액추에이터의 핵심 요구 사항


높은 토크 밀도


로봇은 중량과 에너지 제한을 받기 때문에 제한된 질량 내에서 더 높은 출력 성능을 확보해야 합니다.


높은 토크 밀도는 로봇이 다음과 같은 성능을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

  • 전체 중량 감소

  • 부하 능력 향상

  • 에너지 활용 효율 최적화


저관성 설계


저관성 액추에이터는 로봇 관절의 응답 속도를 향상시킬 수 있습니다.


다음과 같은 장치에서는:

  • 로봇 팔

  • 정밀 작업 메커니즘

  • 고동적 로봇


저관성 설계를 통해 제어 성능을 향상시킬 수 있습니다.


높은 신뢰성


극한 환경에서 운용되는 로봇은 유지보수가 어렵기 때문에 구동 시스템은 다음 조건을 갖추어야 합니다.

  • 긴 수명

  • 안정적인 작동

  • 우수한 기계적 신뢰성



정밀한 제어 능력


우주 작업과 정밀 작업에서는 일반적으로 다음과 같은 성능이 요구됩니다.

  • 높은 위치 정밀도

  • 안정적인 토크 출력

  • 우수한 운동 제어 능력


열 관리 능력


극한 온도 환경은 다음 부품에 영향을 줄 수 있습니다.

  • 모터 권선

  • 베어링

  • 전자 부품


따라서 온도 상승 제어와 방열 설계를 종합적으로 고려해야 합니다.


응용 사례


사례 링크:화성 용암 동굴 탐사를 위한 점핑 로봇


인류의 화성 탐사가 더욱 심화됨에 따라, 용암 동굴(Lava Tube)은 잠재적인 자원과 거주 공간으로서 과학적 가치가 크게 주목받고 있습니다.


그러나 이러한 복잡하고 대규모의 지하 공간은 기존 탐사 기술에 심각한 도전을 제기하고 있습니다.


화성 용암 동굴 탐사를 위해 설계된 이 점프 로봇은 점프를 주요 이동 방식으로 채택하면서 동시에 보행 능력을 갖추도록 설계되었으며, 복잡한 지형과 극한 환경에 대응하는 것을 핵심 목표로 합니다.


해당 로봇은 다리 구조로 5절 병렬 메커니즘(5-bar parallel mechanism)을 적용하여 화성의 저중력 환경에서 수직 점프 능력을 최적화했습니다.


설계에서는 고효율 동력 시스템과 구조 경량화를 중점적으로 고려했으며, 스프링 보조 점프 시스템과 에너지 회수 시스템을 통합하여 연속적인 점프 능력을 구현했습니다.


동력 시스템 측면에서 해당 로봇은 다리 병렬 구조에 구동력을 제공하기 위해 CubeMars AK70-10 KV100 로봇 액추에이터를 적용했습니다.


해당 모델은 최대 토크 24.8 Nm를 제공하며, 10:1 유성기어 감속 구조를 채택하여 로봇의 점프 및 보행 과정에서 관절 운동에 필요한 동력을 지원합니다.


액추에이터 내부에는 엔코더가 내장되어 있으며, 1 MHz CAN-bus 통신을 지원하여 운동 제어 및 시스템 통합을 쉽게 구현할 수 있습니다.


AK70-10 KV100 액추에이터와 경량 병렬 다리 구조, 스프링 보조 점프 및 에너지 회수 설계를 결합함으로써 해당 로봇은 점프 운동에 필요한 동력 출력과 전체 구조 설계 요구 사항을 동시에 만족시켰습니다.


이 사례는 행성 외 탐사 로봇에서 모터를 선정할 때 단순히 최대 토크만 고려하는 것이 아니라, 피크 토크, 전달 구조, 중량, 제어 인터페이스 및 에너지 제한 조건을 종합적으로 평가해야 한다는 점을 보여줍니다.


화성 용암 동굴 탐사를 위한 점핑 로봇


더 많은 사례 보기:CubeMars, 빙엄턴대학교 화성 탐사 로버 팀의 URC 도전을 지원


열악한 야외 및 비구조화 환경 로봇 응용


환경 특징


야외 환경은 산업 환경보다 더욱 복잡하며, 가장 큰 특징은 불확실성이 높다는 점입니다.


로봇은 다음과 같은 다양한 환경에 직면할 수 있습니다.

  • 산악 지역

  • 사막

  • 고비 사막

  • 산림

  • 설원

  • 진흙 지형

  • 자갈 지면


이러한 환경에서는 일반적으로 정해진 이동 경로가 존재하지 않으며, 로봇은 실시간 환경 변화에 따라 운동 상태를 조정해야 합니다.


대표적인 로봇 응용


4족 로봇


4족 로봇은 여러 관절의 협동 운동을 통해 다음과 같은 동작을 구현합니다.

  • 보행

  • 달리기

  • 장애물 극복

  • 경사면 등반


다리 액추에이터는 신체 안정성을 유지하기 위해 지속적으로 출력 상태를 조정해야 합니다.


야외 순찰 로봇


주요 활용 분야:

  • 전력 시설 검사

  • 배관 검사

  • 야외 환경 모니터링

  • 인프라 시설 점검


무인 운송 로봇


응용 분야:

  • 야외 물류

  • 특수 지역 물자 운송

  • 무인 작업 플랫폼


모터 및 액추에이터의 핵심 요구 사항


높은 피크 토크


로봇은 다음과 같은 상황에서 큰 순간 출력을 필요로 합니다.

  • 장애물 극복

  • 경사면 등반

  • 자세 복구

  • 빠른 출발


빠른 동적 응답


특히 다리형 로봇은 액추에이터가 다음 요소에 빠르게 대응해야 합니다.

  • 운동 제어 명령

  • 지면 변화

  • 자세 조정


충격 저항 능력


복잡한 지형에서는 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

  • 충돌

  • 낙하

  • 순간적인 부하 변화


따라서 구동 시스템은 우수한 기계적 강도와 내구성을 갖추어야 합니다.


높은 효율성


야외 로봇은 일반적으로 배터리를 전원으로 사용하기 때문에 높은 구동 효율은 다음과 같은 장점을 제공합니다.

  • 작동 시간 연장

  • 에너지 소비 감소


응용 사례


사례 링크:CubeMars, 미네소타대학교 농업용 4족 보행 로봇 개발 지원


정밀 농업이 빠르게 발전하는 현재, 작물 생장 데이터를 종합적이고 높은 정밀도로 확보하는 방법은 중요한 과제가 되고 있습니다.


미네소타대학교(University of Minnesota) 농업 로봇 연구실에서 개발한 혁신적인 성과인 복잡한 농경 환경을 위해 제작된 농업용 4족 로봇 개는 이러한 문제에 새로운 해결책을 제시했습니다.


해당 로봇은 핵심 동력원으로 CubeMars AK70-10 관절 모터를 탑재했습니다.


이 로봇은 기존 무인 항공기와 바퀴형 농업 장비가 가진 물리적 한계를 극복하고, 밀집된 옥수수밭 내부까지 이동하여 작물 캐노피 아래에서 병충해 및 영양 상태 데이터를 정밀하게 수집할 수 있습니다.


이를 통해 현대 스마트 농업에서 부족했던 "입체적 순찰 및 검사" 능력을 보완하는 중요한 역할을 수행합니다.



더 많은 사례 보기:Kemba: 동력과 정밀 제어를 겸비한 4족 로봇


고위험 및 특수 작업 환경 로봇 응용


환경 특징


일부 작업 환경은 높은 위험성을 가지고 있어 사람이 직접 진입하기 어렵습니다.


대표적인 환경은 다음과 같습니다.

  • 재난 현장

  • 소방 작업 구역

  • 원자력 시설

  • 화학 산업 지역

  • 고위험 산업 환경


로봇은 사람을 대신하여 검사, 구조 및 작업 수행을 진행함으로써 작업 안전성을 향상시킬 수 있습니다.


대표적인 로봇 응용


수색 및 구조 로봇


주요 작업:

  • 재난 지역 탐색

  • 환경 감지

  • 물자 운송


위험 지역 검사 로봇


응용 분야:

  • 산업 설비 검사

  • 상태 모니터링

  • 자동 순찰


특수 작업 로봇


포함 분야:

  • 원격 조작 플랫폼

  • 특수 환경 작업 로봇


모터 및 액추에이터의 핵심 요구 사항


높은 신뢰성


로봇은 복잡한 환경에서도 지속적으로 작업을 수행해야 하므로, 구동 시스템은 높은 안정성과 신뢰성을 갖추어야 합니다.


충격 저항 능력


충돌 또는 비정상적인 부하 변화가 발생하는 상황에서도 로봇은 정상적인 운동 능력을 유지할 수 있어야 합니다.



정밀한 운동 제어


로봇 팔 및 작업 메커니즘에서는 정확한 동작 실행을 위해 높은 수준의 운동 제어 성능이 필요합니다.


장시간 운전 능력


일부 작업은 장시간 지속적으로 수행되어야 하므로 다음 요소를 중요하게 고려해야 합니다.

  • 온도 상승

  • 효율

  • 사용 수명


응용 사례


사례 링크:Gorilla Mk1 로봇: CubeMars 모터로 구동되며 송전선 유지보수의 새로운 높이를 열다


호주의 송전 네트워크 고공 작업 분야에서 Gorilla Mk1이라는 로봇은 첨단 기술과 정밀한 구동 시스템을 기반으로 고압 송전선 유지보수 및 검사 작업에 새로운 수준의 안전성과 효율성을 제공합니다.


이 과정에서 CubeMars RI80 V2.0 무프레임 토크 모터는 로봇 동력 시스템의 핵심 구성 요소로 활용됩니다.


Gorilla Mk1 로봇은 4개의 CubeMars RI80 V2.0 내장형 무프레임 토크 모터를 탑재하고 있습니다.


해당 모터는 높은 정밀도와 고출력 성능을 제공하여 로봇이 송전선 위에서 안정적이고 안전하게 작동할 수 있도록 지원하며, 강력한 견인력과 높은 하중 능력을 구현하여 복잡한 환경에서의 작업 요구 사항을 충족합니다.


또한 이 모터들은 Gorilla Mk1의 정밀 제어 시스템에 안정적인 동력 출력을 제공하여, 로봇이 송전선 위에서 가해지는 힘을 유연하게 조절할 수 있도록 합니다.


이를 통해 작업 과정의 안전성과 효율성을 최대한 향상시킵니다.


 Gorilla Mk1 로봇: CubeMars 모터로 구동되며 송전선 유지보수의 새로운 높이를 열다


더 많은 사례 보기:GL60II 중공 짐벌 모터, RoboMaster 엔지니어링 로봇 구동


제한 공간 및 고집적 환경 로봇 응용


환경 특징


일부 로봇은 매우 제한된 공간에 진입하여 작업해야 합니다.


대표적인 환경은 다음과 같습니다.

  • 파이프 내부

  • 장비 내부

  • 항공우주 구조물 내부

  • 소형 로봇 플랫폼


이러한 응용 분야에서 가장 큰 과제는 제한된 공간 안에서 충분한 운동 능력을 구현하는 것입니다.


대표적인 로봇 응용


파이프 검사 로봇


사용 목적:

  • 파이프 상태 검사

  • 결함 발견

  • 데이터 수집


소형 검사 로봇


응용 분야:

  • 협소 공간 검사

  • 장비 내부 점검


소형 로봇 팔


사용 목적:

  • 정밀 작업

  • 협소 공간 조립


모터 및 액추에이터의 핵심 요구 사항


소형화 설계


로봇의 설치 공간은 제한적이기 때문에 다음 요소를 줄여야 합니다.

  • 모터 크기

  • 시스템 중량


높은 토크 밀도


제한된 부피 내에서 충분한 출력 성능을 제공해야 합니다.


높은 집적도


액추에이터는 일반적으로 다음 구성 요소를 통합해야 합니다.

  • 모터

  • 엔코더

  • 제어 모듈


이를 통해 시스템 복잡도를 낮출 수 있습니다.


유연한 구조 설계


일부 응용 분야에서는 다음과 같은 설계가 필요합니다.

  • 중공 구조

  • 특수 설치 방식

  • 맞춤형 설계


응용 사례


사례 링크:案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车


복잡한 지형 탐사와 협소 공간 검사 작업에서는 차체 플랫폼의 기동성이 임무 성공 여부를 결정하는 중요한 요소입니다.


Legacy V2 4륜 독립 조향 탐사 차량의 차체는 혁신적으로 "4륜 조향 4륜 구동(4WS4WD)" 구조를 적용했으며, CubeMars AK 시리즈 동력 모듈을 핵심 동력 및 구동 장치로 탑재했습니다.


이를 통해 제자리에서 회전하는 제로 반경 회전, 횡방향 이동 등 전방향 이동 능력을 성공적으로 구현하여 특수 탐사 환경에서 뛰어난 유연성을 제공합니다.



더 많은 사례 보기:CubeMars로 구동되는 KLEIYN 사족 벽 등반 로봇


장기간 무인 운용 환경 로봇 응용


환경 특징


자동화 기술이 발전함에 따라 점점 더 많은 로봇이 사람이 직접 유지보수하기 어려운 지역에 장기간 배치되고 있습니다.


대표적인 환경은 다음과 같습니다.

  • 무인 광산

  • 원격 지역

  • 인프라 시설

  • 장거리 순찰 지역


이러한 로봇은 일반적으로 인력 유지보수 필요성을 줄이고, 장기간 안정적인 운용 능력을 확보해야 합니다.


대표적인 로봇 응용


자동 순찰 로봇


사용 목적:

  • 장비 검사

  • 상태 모니터링

  • 데이터 수집


이동형 모니터링 플랫폼


사용 목적:

  • 환경 모니터링

  • 자동 순찰


무인 운송 로봇


사용 목적:

  • 장거리 운송

  • 자동화 물류


모터 및 액추에이터의 핵심 요구 사항


높은 효율성


장기간 운용 환경에서는 에너지 소비를 줄이는 것이 중요합니다.


긴 수명


다음 요소를 중요하게 고려해야 합니다.

  • 기계적 마모

  • 온도 상승

  • 연속 운전 능력


낮은 유지보수 요구


인력 유지보수 비용을 줄이고 장비 활용성을 향상시켜야 합니다.


안정적인 운용


구동 시스템은 장기간 동안 일정한 성능을 유지할 수 있어야 합니다.


응용 사례


사례 링크:CubeMars RI80, Transgrid의 송전선 검사 로봇에 동력을 제공하다


고공 고압 전력망 유지보수 분야에서 사람이 직접 수행하는 활선 작업은 항상 높은 안전 위험을 동반합니다.


호주의 Transgrid사가 개발한 고압 송전선 검사 로봇은 NASA 화성 탐사선(Perseverance rover)의 로커 보기(Rocker-Bogie) 시스템에서 영감을 받아 설계되었으며, CubeMars RI80 고성능 관절 모터를 핵심 동력원으로 적용했습니다.


이 로봇은 고압 송전선 위에서 자율적으로 이동하고, 정밀하게 등반하며, 다양한 케이블 부품과 장애물을 안정적으로 통과할 수 있습니다.


이를 통해 사람이 수행해야 했던 위험한 고공 활선 작업을 줄이고, 더욱 안전하고 효율적인 송전선 유지보수를 가능하게 합니다.



결론: 복잡한 환경 로봇의 모터 선정 핵심 요소


복잡한 환경에서 로봇용 모터를 선정할 때는 단순히 최대 토크, 속도와 같은 단일 성능 지표만 고려해서는 안 됩니다.


실제 작업 환경, 로봇의 임무 요구 사항, 기계 구조 및 제어 시스템 요구 사항을 종합적으로 평가해야 합니다.


모터 또는 액추에이터를 선택할 때 주요하게 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.

  • 환경 적응 능력

  • 작업 요구 사항과 성능 매칭

  • 토크, 속도 및 작업 주기

  • 기계 구조 및 통합 요구 사항

  • 제어 능력 및 장기간 신뢰성


결국 모터, 액추에이터, 기계 구조 및 제어 시스템 간의 적절한 조합을 구현해야만 로봇은 복잡한 환경에서도 안정적이고 효율적이며 신뢰성 있게 작동할 수 있습니다.

관련 기사
토크 모터, 어떻게 작동하나요?
토크 모터, 어떻게 작동하나요?
토크 모터, 또는 힘 모터라고도 불리는 이 특수 모터는 일반적으로 높은 토크와 정밀한 운동 제어가 필요한 응용 분야에서 사용됩니다. 예를 들어 로봇, 의료 장비, 산업 기계 및 자동차 시스템에서 사용됩니다. 토크 모터는 높은 출력 밀도, 직접 구동 기능, 부드러운 작동 등 장점을 제공하여 컴팩트한 설계와 고성능 응용에 적합합니다.
Sep 11,2023
외골격 시스템의 응답성과 적응성을 향상시키는 방법: CubeMars AK80-64 기반
외골격 시스템의 응답성과 적응성을 향상시키는 방법: CubeMars AK80-64 기반
CubeMars AK80-64 기반 가변 강성 무릎 외골격은 재활 로봇에서 보행 안정성, 반응 속도 및 적응성을 향상시킨다.
May 20,2026
듀얼 모터 전동 휠체어를 처음부터 제작하여 이동이 제한된 아내에게 자유를 되찾아준 방법
듀얼 모터 전동 휠체어를 처음부터 제작하여 이동이 제한된 아내에게 자유를 되찾아준 방법
어떻게 2개의 모터로 전동 휠체어를 제로부터 만들었는지, 제한된 이동성을 가진 아내에게 자유를 되찾아준 이야기입니다.
Apr 02,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내