Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
为什么机器人越来越依赖高集成执行器
什么是高集成机器人执行器
AK系列机器人执行器产品体系:从轻量到高负载的完整覆盖
轻量级高精度执行器:AK60系列
性能均衡的通用执行器:AK70系列
高扭矩高功率执行器:AK80系列
CubeMars执行器如何驱动机器人高性能运动?
执行器如何应用在不同的机器人场景
AK系列机器人执行器的核心竞争优势总结
一体化高集成执行器未来趋势
总结

高集成执行器如何更好的驱动机器人运动

CubeMars / 2026-04-08 14:51:23

为什么机器人越来越依赖高集成执行器

 

随着机器人从“能动”走向“高性能运动”,系统对实时性、精度与稳定性的要求正在迅速提升。无论是人形机器人、四足机器人,还是外骨骼设备,其核心挑战都不再只是完成动作,而是实现更自然、更快速、更安全的运动控制。

 

在这一过程中,传统分体式动力方案逐渐暴露出明显瓶颈:控制链路长导致延迟增加,多模块协同带来系统复杂度上升,同时也限制了高阶控制算法(如力控与阻抗控制)的稳定实现。

 

高集成执行器的出现,正是为了解决这些“系统级问题”。通过将控制闭环下沉到执行器内部,它显著降低了信号延迟,提高了响应速度,并大幅提升整体控制稳定性。这使机器人能够实现更高频、更精细的运动控制,从而在动态环境中保持平衡、完成复杂动作。

 

因此,机器人越来越依赖高集成执行器,本质上是因为:

 

性能瓶颈正在从“算法层”,逐渐转移到“动力系统层

 

什么是高集成机器人执行器

 

高集成机器人执行器是一种将多个核心组件高度融合的模块化动力单元,通常集成了:

 

  • 电机(提供基础驱动力)

  • 减速器(提升输出扭矩)

  • 驱动器(实现电流控制)

  • 传感器(如编码器,提供位置与速度反馈)

  • 控制算法(完成电流 / 速度 / 位置闭环控制)

 

electric-motor

 

与传统“电机 + 外置驱动 + 外置传感器”的分体结构相比,高集成执行器将这些功能统一封装在一个紧凑模块中,实现:

 

  • 更低延迟的本地闭环控制

  • 更高的系统集成度与可靠性

  • 更简单的工程部署(即插即用)

 

从工程角度来看,它不仅是一种硬件集成形式,更是一种系统架构升级——将复杂的控制系统转化为标准化、可复用的功能模块。

 

在现代机器人技术中,高集成执行器正逐渐成为核心动力单元。通过将电机、减速器、驱动器与传感器深度融合,这类执行器不仅大幅提升系统紧凑性与可靠性,也显著降低了控制延迟和系统复杂度,使机器人在性能与工程实现之间取得更优平衡,简单来说,就是驱动系统在很大的程度上决定了机器人的扭矩能力、控制精度和动态响应。

 

正是在这样的技术趋势之下,机器人性能的“天花板”,开始被重新定义。

 

在机器人从“能动”走向“好用”的过程中,真正决定性能上限的,不是结构本身,而是动力系统。

 

尤其在人形机器人、四足机器人与外骨骼设备中,执行器不仅要“驱动”,还要同时完成:

 

  • 力量输出

  • 精准控制

  • 动态响应

  • 安全交互

 

CubeMars 推出的 AK 系列一体化高集成执行器(AK60 / AK70 / AK80),正是在这一背景下诞生,致力于解决传统方案在体积、延迟与控制复杂度上的瓶颈。

 

AK系列机器人执行器产品体系:从轻量到高负载的完整覆盖

 

CubeMars AK系列执行器并不是单一产品,而是一套覆盖不同负载需求的模块化动力体系。

 

轻量级高精度执行器:AK60系列

 

ak-60

 

定位关键词:轻量 / 紧凑 / 精密控制

 

适用于:

 

  • 小型机器人关节

  • 教育科研平台

  • 轻负载机械臂

 

特点:

 

  • 体积小,易集成

  • 控制精度高

  • 能耗低

 

优势总结:适合“精细动作 + 空间受限”场景

 

AK60系列核心参数对比


型号减速比峰值扭矩额定扭矩空载转速重量
AK60-6 V3.0 KV806:193320 / 640380
AK60-39 V3.0 KV8039:1722498750
AK60-6 V1.1 KV806:193320368


性能均衡的通用执行器:AK70系列

 

ak-70

 

定位关键词:通用 / 平衡 / 动态性能

 

适用于:

 

  • 四足机器人

  • 中型关节驱动

  • 移动机器人

 

特点:

 

  • 扭矩与尺寸平衡

  • 动态响应优秀

  • 稳定性强

 

优势总结:适合“动态运动 + 通用开发”场景

 

AK70系列核心参数对比

 

型号减速比峰值扭矩额定扭矩空载转速重量
AK70-10 KV10010:124.88.3240 / 480521
AK70-9 KV609:129.28.5320540

 

高扭矩高功率执行器:AK80系列

 

ak-80

 

定位关键词:高负载 / 高功率 / 强动力

 

适用于:

 

  • 人形机器人髋关节 / 膝关节 驱动

  • 外骨骼系统

  • 工业级机器人

 

特点:

 

  • 高扭矩输出

  • 支撑复杂动作(跳跃、负载)

  • 优秀的力控表现

 

优势总结:适合“承重 + 高动态运动”场景

 

AK80系列核心参数对比

 

型号减速比峰值扭矩额定扭矩空载转速重量
AK80-9 V3.0 KV1009:1229390490
AK80-8 KV608:12510360570
AK80-6 KV1006:1126800485


CubeMars执行器如何驱动机器人高性能运动?

 

一、  高扭矩密度:突破体积限制的关键

 

传统电机往往面临“体积越大 → 扭矩越大”的限制,而AK系列执行器通过:

 

  • 高性能永磁材料

  • 优化磁路设计

  • 提升槽满率与电磁效率

 

实现: 更小体积输出更大扭矩

 

工程意义:

 

  • 减轻机器人整体重量

  • 提升能效比

  • 让机器人动作更灵活

 

二、  FOC磁场定向控制:让运动“丝滑”的核心

 

AK系列执行器采用先进FOC控制算法,实现三环控制系统:

 

  • 电流环

  • 速度环

  • 位置环

 

带来的变化:

 

  • 无抖动启动与停止

  • 平滑加减速

  • 高精度轨迹跟踪

 

对比传统控制:

 

  • 响应速度提升(毫秒级)

  • 控制精度显著提高

 

三、  高分辨率编码系统:精准感知每一个动作

 

执行器内置高精度编码器,实现:

 

  • 实时角度反馈

  • 高分辨率位置检测

  • 多圈绝对值测量(部分型号)

 

支持高级控制:

 

  • 力控

  • 阻抗控制

  • 柔顺控制

 

四、  一体化结构:从“组件组合”到“系统级优化”

 

AK系列的机器人执行器核心优势在于高度集成:

 

传统方案:

 

电机 + 减速器 + 驱动器 + 编码器 → 分离

 

CubeMars机器人动力解决方案:

 

一体化封装执行器带来的实际价值:


  • 降低信号延迟

  • 提升系统稳定性

  • 简化机械与电气设计

  • 显著缩短开发周期


执行器如何应用在不同的机器人场景


在机器人行业中,“参数领先”并不等于“应用成功”。真正决定技术价值的,是在医疗、竞赛、极端环境等真实场景中的表现。

 

CubeMars 的AK系列机器人执行器(如AK60-6、AK70、AK80)已经在多个真实项目中落地

 

一、  低成本智能假肢:AK60-6如何改变医疗可及性?

 

ankle-foot prosthesis


项目背景

 

尼泊尔学生团队开发了一款低成本踝足假肢(Ankle-Foot Prosthesis),目标是解决发展中国家假肢价格昂贵、难以普及的问题

 

 

传统假肢存在:

 

  • 成本高

  • 功能单一

  • 难以模拟自然步态

 

技术方案:

该团队采用:

 

  • 3D打印结构(降低成本)

  • 基于人体运动的控制逻辑

  • CubeMars AK60-6执行器作为核心驱动

 

CubeMars的关键作用:

AK60-6在该项目中提供了三大核心能力:

 

1、  高扭矩 + 高精度控制


  • 支撑踝关节运动

  • 精准控制步态角度


实现更接近人体的自然行走

 

2、  快速响应能力

 

  • 实时跟随用户动作变化

  • 动态适配步态节奏

 

提升行走稳定性

 

3、  高可靠性与耐久性

 

  • 通过负载与反驱测试

  • 满足医疗设备长期使用要求

 

实际成果

 

  • 成功完成原型开发并通过初步测试

  • 大幅降低假肢成本

  • 为发展中国家提供可落地解决方案

 

核心价值:

 

高性能执行器 = 医疗技术“普惠化”的关键推动力

 

二、  火星探测机器人竞赛:极端环境下的可靠驱动

 

university rover challenge

 

项目背景:

 

Toronto MetRobotics团队参加国际顶级赛事——University Rover Challenge(URC),目标是开发能够适应“火星环境”的机器人

 

 

该竞赛强调:

 

  • 极端地形适应

  • 高可靠性

  • 长时间连续运行

 

技术挑战

火星车系统需要面对:

 

  • 复杂地形(沙地、岩石)

  • 高负载移动能力

  • 长时间稳定运行


CubeMars动力系统解决方案

CubeMars为其提供机器人电机与执行器支持:

 

  • 高扭矩输出 → 提供强劲驱动力

  • 高可靠性设计 → 适应复杂环境

  • 高效能输出 → 支持长时间任务

 

实际成果

 

  • 团队取得加拿大排名第二的优异成绩

  • 机器人在复杂环境中表现稳定

 

核心价值:

 

高可靠性 + 高扭矩 = 极端环境下的持续作业能力

 

三、  自主康复拉伸设备:从“可用”到“舒适”的升级

 

autonomous- calf-stretching- device


项目背景

 

患者Michaël因肌营养不良,与团队开发了一款自主小腿拉伸设备,用于日常康复训练。



传统康复设备问题:

 

  • 依赖人工

  • 训练不连续

  • 控制不精准

 

技术需求

该设备需要:

 

  • 平滑、安全的运动控制

  • 长时间稳定运行

  • 低噪音体验

 

CubeMars动力系统解决方案

CubeMars机器人作为核心驱动单元,实现:

 

1.平滑控制

 

  • 精准调节拉伸角度与速度

  • 避免冲击

 

2.高响应能力

 

  • 实时调整训练节奏

  • 支持个性化康复

 

3.低噪音 + 高稳定性

 

  • 提升患者舒适度

  • 支持长期使用

 

帮助设备实现真正“可用 + 可长期使用”

 

实际成果

 

  • 实现自动化康复训练

  • 提升患者体验与依从性

  • 推动家庭康复设备发展


核心价值:

 

精准控制 + 稳定性 = 医疗级用户体验


AK系列机器人执行器的核心竞争优势总结


1.  性能优势

 

  • 高扭矩密度

  • 高响应速度

  • 高精度控制

 

2.  工程优势

 

  • 一体化设计

  • 易于集成

  • 缩短开发周期

 

3.  应用优势

 

  • 多场景覆盖(教育 / 工业 / 医疗)

  • 已被真实项目验证

 

一体化高集成执行器未来趋势

 

机器人动力系统正在快速演进:

 

  • 更高功率密度(更轻更强)

  • 更低延迟控制(实时响应)

  • 更智能控制(AI + 力控融合)

  • 更高标准化模块(即插即用)

 

CubeMars 正在这一方向持续迭代,推动机器人从“功能实现”走向“性能优化”。

 

总结

 

从行业发展视角来看,机器人正从“功能实现”阶段,迈向“性能竞争”阶段。而在这一转变过程中,真正决定机器人上限的核心,不再只是结构设计或算法能力,而是动力系统本身的性能与集成水平。

 

以 CubeMars AK 系列为代表的一体化高集成执行器,正在重新定义机器人动力系统的设计范式:

 

  • 从“分体拼接”走向“高度集成”

  • 从“能运行”走向“高性能运动”

  • 从“复杂开发”走向“快速部署”

 

从产品维度来看,AK 系列构建了一套完整的执行器体系:

 

  • AK60:轻量化 + 高精度控制

  • 面向精细动作、小型关节与科研场景 AK70:性能均衡 + 动态响应

  • 面向四足机器人与通用运动控制 AK80:高扭矩 + 高负载能力

 

面向人形机器人与工业级应用 这一产品矩阵不仅覆盖不同负载与应用需求,更关键的是——统一了控制逻辑与系统架构,让开发者可以在不同机器人平台之间实现快速迁移与复用,大幅提升研发效率。

 

从工程实践角度来看,高集成执行器带来的价值已经不仅仅是“参数提升”,而是系统级能力的跃迁:

 

  • 更低延迟 → 实现真正实时控制

  • 更高集成 → 降低系统故障点

  • 更强一致性 → 提升整机稳定性

  • 更简化开发 → 缩短产品上市周期

 

而在实际应用中,无论是低成本医疗假肢、火星探测机器人,还是康复设备,这些真实案例都证明了一点:

 

高性能执行器,正在成为机器人“从实验室走向现实世界”的关键基础设施

 

面向未来,机器人动力系统的发展趋势也愈发清晰:

 

  • 更高功率密度(更小体积,更强输出)

  • 更低控制延迟(毫秒级甚至更低)

  • 更智能控制(力控 + AI 融合)

  • 更标准化模块(真正“即插即用”)

 

在这一进程中,CubeMars 正通过持续迭代 AK 系列执行器,不断推动机器人从“能动”,走向“动得更好”,再走向“动得更像人”。

相关文章
面向火星熔岩管探索的跳跃机器人
面向火星熔岩管探索的跳跃机器人
随着人类对火星探索的深入,熔岩管作为潜在资源和居住地的科学价值受到广泛关注。然而,这些复杂且规模宏大的地下空间,对传统探测技术提出了严峻挑战。
2024-11-27
CubeMars机器人动力模组助力乔治亚理工学院AI外骨骼登上《Science Advances》
CubeMars机器人动力模组助力乔治亚理工学院AI外骨骼登上《Science Advances》
AK80-9机器人动力模组(执行器)助力乔治亚理工学院AI外骨骼,实现86%能效提升和实时地形适应,增强移动能力。
2025-07-19
如何在机器人手臂中使用伺服电机
如何在机器人手臂中使用伺服电机
在机器人手臂中使用伺服电机涉及多个步骤,需要合适的硬件和软件配置,以确保电机可以实现所需的精确控制。
2023-10-11
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示