Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
로봇 구동 시스템이란 무엇인가?
로봇에 동력 시스템이 필요한 이유는 무엇인가?
로봇 구동 시스템은 어떻게 작동하는가?
로봇 구동 시스템의 핵심 구성 요소
다양한 유형의 로봇을 위한 구동 시스템
사족 보행 로봇 구동 시스템
바퀴형 로봇 구동 시스템
웨어러블 로봇 구동 시스템
로봇 구동 시스템 선택 시 핵심 요소
결론

로봇 동력 시스템, 어떻게 작동하나요?

CubeMars / Apr 18,2024

오늘날 빠르게 진화하는 로봇 기술 분야에서, 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇, 또는 웨어러블 로봇 시스템 여부를 막론하고, 이들의 핵심 경쟁력은 하나의 중요한 시스템, 즉 구동 시스템에 달려 있습니다.


이 시스템은 로봇이 "강력한지", "민첩한지", "안정적인지"를 결정하며, 심지어 전체 시스템 성능의 상한선을 직접적으로 규정합니다.


로봇 동력 시스템은 모터, 감속 기구, 그리고 제어 시스템을 통해 전기 에너지를 정밀한 기계적 움직임으로 변환하는 핵심 시스템입니다.


그렇다면, 로봇 동력 시스템은 정확히 어떻게 작동할까요? 로봇의 "근육 시스템"을 자세히 살펴보겠습니다.


로봇 구동 시스템이란 무엇인가?


로봇 구동 시스템은 에너지를 기계적 움직임으로 변환하고 로봇에 구동력을 제공하는 장치의 전체 집합을 의미합니다.


간단히 말해, 로봇의 "동력원이자 움직임 실행 메커니즘" 입니다. 구동 시스템이 없으면 로봇은 아무런 가치 있는 동작도 수행할 수 없는 움직이지 않는 금속과 플라스틱 덩어리에 불과합니다.


기술적 관점에서, 완전한 로봇 구동 시스템은 일반적으로 네 가지 핵심 모듈로 구성됩니다.


  • 에너지원: 에너지를 공급하는 곳

  • 액추에이터: 에너지를 움직임으로 변환

  • 전달 메커니즘: 움직임의 힘과 속도 조정

  • 제어 시스템: 전체 동력 과정을 정밀하게 관리


로봇에 동력 시스템이 필요한 이유는 무엇인가?


동력 시스템 없이는 로봇은 단순한 정적 구조물에 불과합니다.


동력 시스템의 핵심 기능은 다음과 같습니다:


  • 움직임 기능 제공 (보행, 파지, 회전)

  • 하중 지지 (예: 휴머노이드 로봇이 서 있을 수 있도록 함)

  • 정밀 제어 달성 (속도, 위치, 토크)

  • 에너지 효율 및 지속 시간 향상


특히 휴머노이드 로봇에서 하지 동력 시스템은 다음 사항을 직접적으로 결정합니다:


  • 보행 안정성

  • 순발력 (점프, 달리기)

  • 에너지 효율


로봇 구동 시스템은 어떻게 작동하는가?


로봇 구동 시스템의 작동 원리는 본질적으로 에너지 변환 + 폐쇄 루프 제어 과정입니다:


전원 공급 장치가 에너지를 공급 (배터리/전원 모듈)

구동 모터가 토크를 출력 (예: 브러시리스 모터)

감속 기구가 토크를 증폭 (유성 감속기/하모닉 감속기)

센서가 피드백 데이터를 제공 (엔코더, 토크 센서)

컨트롤러가 실시간으로 조정 (정밀한 움직임 구현)


핵심 로직:


전기 에너지 → 회전 → 토크 증폭 → 정밀 제어 → 기계적 움직임


로봇 구동 시스템의 핵심 구성 요소


electric-motor


  • 모터: 동력의 원천

전기 에너지를 기계적 회전 동력으로 변환합니다. 시스템의 "심장" 입니다.


  • 감속기: 힘 증폭기

모터 속도를 줄이고 출력 토크를 크게 증가시킵니다. 로봇의 "근육" 입니다.


  • 센서: 감지 및 피드백

힘, 위치, 자세 등을 실시간으로 피드백합니다. 로봇의 "신경 말단" 입니다.


  • 컨트롤러

센서 데이터를 처리하고 명령을 내립니다. 모든 구성 요소를 조정하는 "두뇌" 입니다.


다양한 유형의 로봇을 위한 구동 시스템


로봇의 형태에 따라 구동 시스템에 대한 요구 사항은 매우 다릅니다.


사족 보행 로봇 구동 시스템


quadruped-robot


특징:


  • 높은 토크 출력 (체중 지지)

  • 높은 동적 응답성 (달리기, 점프)

  • 강한 내충격성


일반적인 솔루션:


  • 쿼시-직접 구동 (QDD) 액추에이터

  • 고토크 밀도 모터 + 유성 감속기


적용 분야: 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇


사족 보행 로봇 액추에이터 옵션 비교


파라미터AK10-9 V3.0 KV60AK80-64 KV80
정격 토크 (Nm)18Nm48Nm
정격 속도 (RPM)235RPM23/48RPM
최대 토크 (Nm)53Nm120Nm
무부하 속도 (RPM)320RPM37/75RPM
 감속비9:164:1
중량 (g)940G850G


바퀴형 로봇 구동 시스템


wheeled-robot-power-system


특징:


  • 간단한 구조

  • 높은 효율, 낮은 비용

  • 비교적 제어가 용이함


일반적인 솔루션:


  • 인휠 모터

  • 액추에이터


적용 분야: AGV, 배송 로봇, 청소기


바퀴형 로봇 액추에이터 옵션 비교


파라미터AK10-9 V2.0 KV60AK70-10 KV100
정격 토크 (Nm)18Nm8.3Nm
정격 속도 (RPM)109/228RPM148/310RPM
최대 토크 (Nm)48Nm24.8Nm
무부하 속도 (RPM)160/320RPM240/480RPM
 감속비9:110:1
중량 (g)960G521G


웨어러블 로봇 구동 시스템


exoskeleton-power-system


특징:


  • 매우 높은 경량화 요구사항

  • 높은 안전성 (인간-로봇 상호작용)

  • 고정밀 힘 제어


일반적인 솔루션:


  • 고집적 액추에이터

  • 저관성 모터 + 토크 제어

  • 쿼시-직접 구동 액추에이터 (QDD)


적용 분야: 의료 재활, 산업용 보조


웨어러블 로봇 액추에이터 옵션 비교


파라미터AK80-9 V3.0 KV100AK80-8 KV60
정격 토크 (Nm)9Nm10Nm
정격 속도 (RPM)570RPM243RPM
최대 토크 (Nm)22Nm25Nm
무부하 속도 (RPM)570RPM360RPM
 감속비9:18:1
중량 (g)490G570G


로봇 구동 시스템 선택 시 핵심 요소


로봇 구동 시스템 설계에서 선택의 본질은 성능 요구사항과 액추에이터 성능 간의 정밀한 매칭입니다. 토크는 핵심 요소이지만, 여러 차원에 걸친 체계적인 평가가 필요합니다.


주요 선택 요소


토크 – 가장 중요한 지표


  • 로봇이 "하중을 감당" 할 수 있는지 여부를 결정

  • 사족 보행 로봇의 경우: 서기 및 보행 안정성에 직접적인 영향

  • 웨어러블 로봇의 경우: 보조 강도와 인간-로봇 협응력 결정


속도


  • 움직임 속도 및 응답 능력 결정

  • 사족 보행/휴머노이드 로봇은 높은 응답성 요구 (달리기/점프 능력)


토크 밀도


  • 단위 중량당 출력 능력

  • 로봇의 전체적인 경량 설계에 직접적인 영향


제어 정밀도 및 피드백


  • 엔코더 정밀도

  • 힘 제어 능력 (특히 웨어러블 로봇의 경우)


구조 및 집적도


  • 통합형 액추에이터 사용 여부 (모터 + 감속기 + 드라이버)

  • 개발 복잡성 감소 여부


그러나 이러한 매개변수들은 단독으로 존재하지 않으며, 특정 애플리케이션에 따라权衡하고 매칭해야 합니다.


선택 로직을 더 잘 이해하기 위해 두 가지 일반적인 애플리케이션 시나리오를 살펴보겠습니다:


농업용 사족 보행 로봇 (복잡한 지형, 높은 동적 요구사항)


agricultural-quadruped-robot


농업 환경에서 사족 보행 로봇은 진흙, 고르지 않은 지형과 같은 까다로운 조건에 직면하며, 이는 구동 시스템에 더 높은 요구를 합니다.


선택 우선순위는 다음과 같이 전환됩니다:


  • 높은 토크 출력 (체중 지지 + 장애물 극복 능력)

  • 높은 동적 응답성 (복잡한 보행 패턴 적응)

  • 높은 신뢰성 (장시간 야외 작업)


미네소타 대학의 농업용 사족 보행 로봇 프로젝트에서 고토크 밀도 QDD 액추에이터 솔루션을 채택함으로써 더욱 안정적인 보행과 더 민첩한 움직임이 가능해졌습니다.


핵심 매칭 로직:


  • 토크 ✔ → 하중 및 지형 처리

  • 응답 속도 ✔ → 동적 보행 구현

  • 집적화 ✔ → 시스템 안정성 향상


웨어러블 로봇 시스템 (인간-로봇 협업 및 힘 제어 우선)


exoskeleton-system


사족 보행 로봇과 비교하여 웨어러블 로봇의 핵심 요구사항은 더 이상 "더 강한 것"이 아니라, "더 정밀하고 안전한 것" 입니다.


선택 우선순위는 다음과 같이 전환됩니다:


  • 고정밀 힘 제어 (토크 제어)

  • 저관성 설계 (안전성 강화)

  • 높은 역구동성 (자연스러운 인간-로봇 상호작용 구현)


QDD 기반 웨어러블 로봇 연구에서 액추에이터 구조를 최적화하여 인간-로봇 상호작용 힘의 정밀한 추정 및 제어가 가능해졌습니다.


핵심 매칭 로직:


  • 제어 정밀도 → 자연스러운 보조 구현

  • 역구동성 → 상호작용 경험 향상

  • 경량화 → 착용감 향상


보시다시피, 로봇 구동 시스템 선택은 단순한 파라미터 비교가 아니라, "지표 → 시나리오 → 매칭 솔루션" 의 과정입니다:


  • 사족 보행 로봇 → 토크 + 동적 성능 중시

  • 웨어러블 로봇 → 힘 제어 + 안전성 중시


따라서 선택의 본질은 다음과 같습니다:


구동 시스템의 성능을 애플리케이션 요구사항에 정밀하게 일치시키는 것.


결론


로봇 구동 시스템은 로봇이 "정적 상태에서 동적 상태로" 전환할 수 있게 하는 핵심 기반입니다. 이는 로봇의 움직임 가능 여부를 결정할 뿐만 아니라, 성능 한계와 적용 시나리오에도 직접적인 영향을 미칩니다. 에너지를 제어 가능한 기계적 움직임으로 변환하고 피드백 및 제어 메커니즘을 통합함으로써, 구동 시스템은 로봇에게 "이동 능력" 과 "실행 능력" 을 부여합니다.


로봇의 형태와 애플리케이션이 계속 다양해짐에 따라 구동 솔루션에 대한 요구사항도 점점 더 전문화되고 있습니다. 강도와 속도를 강조하는 것에서 정밀성과 안전성을 추구하고, 효율성과 비용 간의 균형을 맞추는 방향으로 말입니다. 구동 시스템은 더욱 다양화되고 전문화되는 방향으로 진화하고 있습니다.


동시에 구동 시스템의 설계와 선택은 더 이상 단일 파라미터의 비교가 아니라, 특정 애플리케이션 시나리오에 따라 성능, 구조, 제어 간의 균형을 맞추는 포괄적인 절충 과정입니다.


더 넓은 관점에서 볼 때, 로봇 구동 시스템은 고성능, 경량화, 고집적화, 지능화를 향해 지속적으로 발전하고 있으며, 점차 로봇 기술의 발전과 산업적 배치를 주도하는 근본적인 기반이 되고 있습니다.

관련 기사
AKA60-6 플래닛 리덕션 모듈: 고방사형 하중 용량의 새로운 솔루션
AKA60-6 플래닛 리덕션 모듈: 고방사형 하중 용량의 새로운 솔루션
지능형 로봇 공학 및 자동화 장비 분야에서 성능과 다중 시나리오 적용은 항상 우리의 연구 개발의 주요 초점이었습니다.
Dec 31,2024
왜 우리는 인간형 로봇에 집착하는가?
왜 우리는 인간형 로봇에 집착하는가?
인간형 로봇에 관한 모든 영상 아래에는 항상 이런 질문이 달립니다. 왜 인간형 로봇 연구에 집착하는가? 두 발, 네 발, 혹은 바퀴 달린 로봇은 작업 환경에 더 잘 적응할 수 없을까?
Aug 21,2024
CubeMars: 절반의 무게로 두 배의 토크, 우리의 경쟁력 공개
CubeMars: 절반의 무게로 두 배의 토크, 우리의 경쟁력 공개
CubeMars 로봇 모터가 경쟁 제품을 어떻게 능가하는지에 대한 흥미로운 사실을 공유하게 되어 매우 기쁩니다. 최근 한 동료가 고객으로부터 이메일을 받았는데, 이 이메일에서는 CubeMars R80 모터와 업계 선두 경쟁사의 동급 제품 간에 존재하는 뚜렷한 차이가 언급되었습니다.
Aug 07,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내