Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
로봇 액추에이터 모듈과 서보 모터 이해하기
실제 로봇 응용에서 모터 선택의 영향
로봇 액추에이터 vs 서보 모터: 로봇 시스템에서의 주요 차이점
로봇에 적합한 구동 솔루션 선택 방법
통합 로봇용 액추에이터 모듈이 로봇 분야의 표준이 되는 이유
시스템 요구사항을 로봇 액추에이터 선택으로 전환
결론

로봇 응용을 위한 로봇 액추에이터 및 서보 모터 선택

CubeMars / Mar 25,2026

로봇 시스템이 모바일 로봇, 산업 자동화, 휴머노이드 플랫폼, 웨어러블 장치 등 다양한 산업으로 확장됨에 따라, 로봇 모터는 움직임을 가능하게 하는 핵심 구성 요소가 되었습니다. 모터의 역할은 단순히 동력을 생성하는 것에 그치지 않고, 로봇이 실제 환경에서 얼마나 효율적이고, 정밀하며, 신뢰성 있게 동작하는지를 직접적으로 결정합니다.

 

모터 선택은 시스템 동작 특성을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 바퀴형 로봇에 적합한 드라이브 솔루션이 다축 로봇 팔의 요구사항을 충족하지 못할 수 있으며, 휴머노이드 이동이나 외골격 지원과 같은 응용에서는 더 높은 반응성, 토크 밀도, 적응성이 필요합니다.

 

로봇 모터는 단순히 두 가지 범주 중 하나로 나뉘는 것이 아니라, 서로 다른 제어 수준에서 구현될 수 있습니다. 많은 경우, 모터는 연속적인 동작을 위한 독립 구동 유닛으로 작동하며, 보다 고급 응용에서는 정밀하고 피드백 기반의 제어를 가능하게 하기 위해 서보 기반 시스템에 통합됩니다.

 

어떤 솔루션이 본질적으로 더 우수한지 묻는 것보다, 모터가 실제 응용의 요구사항과 얼마나 잘 맞는지가 더 중요한 질문입니다. 이 글에서는 다양한 시나리오에서 로봇 모터가 어떻게 적용되는지, 그리고 높은 성능 요구를 충족하기 위해 언제 서보 기반 구현이 필요한지를 중점적으로 다룹니다.


로봇 액추에이터 모듈과 서보 모터 이해하기


understand-robotic-actuator-module

 

현대 로봇 공학에서 통합 액추에이터 모듈은 브러시리스 DC 모터, 기어박스, 인코더, 드라이버를 하나의 소형 고성능 유닛으로 결합하여 주된 동력원으로 사용됩니다. 이러한 모듈은 예측 가능한 토크, 지속적인 동력 공급, 그리고 단순화된 시스템 통합을 제공하여 대부분의 로봇 응용 분야에서 핵심 기반을 형성합니다.

 

액추에이터 모듈은 특히 다음과 같은 요구사항이 있는 시나리오에 적합합니다:

  • 일관되고 고밀도의 토크 출력

  • 연속적이고 안정적인 동작

  • 확장 가능한 배치를 위한 소형 모듈식 통합

  • 최소한의 외부 부품으로 효율적인 기계 및 전기 설계

 

액추에이터 모듈이 핵심 기계적 기능을 제공하는 반면, 서보 모터 시스템은 정확한 위치, 속도, 또는 적응형 제어가 필요한 경우에 사용됩니다. 실시간 피드백과 폐쇄 루프 제어를 추가함으로써, 서보 시스템은 기본 모듈의 역할을 대체하지 않으면서 성능을 향상시킵니다.

 

일반적인 서보 강화 시스템은 다음으로 구성됩니다:

  • 주된 동작을 제공하는 액추에이터 모듈

  • 성능을 모니터링하는 인코더와 같은 피드백 장치

  • 높은 정밀도를 달성하기 위해 동작을 동적으로 보정하는 컨트롤러

 

시스템 수준에서의 구분은 명확합니다. 액추에이터 모듈은 로봇을 구동하며 필수적인 토크, 속도, 신뢰성을 공급하고, 서보 시스템은 높은 정밀도, 적응성 또는 다축 조정을 요구하는 응용에서 성능을 미세 조정합니다.

 

실제 로봇 시스템에서는 액추에이터 모듈을 핵심 구성 요소로 중심에 두고 설계됩니다. 서보 피드백은 응용의 요구에 따라 정밀 제어나 실시간 적응이 필요할 때만 선택적으로 추가됩니다. 이러한 계층 구조는 모듈의 중심적 역할을 강조하며, 서보 시스템은 주 구동 장치가 아니라 성능 향상 도구로 기능합니다.


실제 로봇 응용에서 모터 선택의 영향


실제 로봇에서는 올바른 모터 또는 액추에이터 모듈 선택이 단순히 최대 토크나 속도를 결정하는 것이 아니라, 동적 부하, 장시간 운용, 통합 제약 조건 하에서 시스템이 어떻게 동작하는지를 고려하는 문제입니다.

 

액추에이터 모듈은 일관된 고밀도 토크, 소형 폼 팩터, 단순화된 통합을 제공하도록 설계되어 대부분의 로봇 플랫폼에서 핵심 기반이 됩니다. 반면, 서보 모터는 피드백을 통해 정밀도를 제공하지만, 일반적인 응용에서는 필요 이상의 복잡성, 비용, 설계 제약을 유발할 수 있습니다.

 

applications-of-robotic-actuators

 

모바일 로봇 및 구동 시스템: 부하 하에서의 연속 운용

 

모바일 로봇(AGV, AMR 포함)은 장시간 운용과 가변적인 페이로드 환경에서 작동하며, 에너지 효율과 신뢰성이 핵심 요구사항입니다. 이 경우 로봇 액추에이터 모듈이 특히 유리한 이유는 다음과 같습니다.

  • 장시간 운용에도 과열 없이 지속적인 토크 제공

  • 최소한의 에너지 손실로 높은 효율 유지, 배터리 사용 시간 연장 및 충전 횟수 감소

  • 기어박스와 드라이버를 통합한 소형 구조로 설계 복잡성과 기계적 인터페이스 최소화

 

서보 모터가 덜 적합한 이유: 폐쇄 루프 제어는 계산 부하를 증가시키며, 추가 배선과 보정이 필요합니다. 많은 모바일 로봇에서는 모듈 자체의 기계적 응답만으로 내비게이션과 속도 제어가 충분히 가능하므로, 전체 서보 피드백은 과잉 설계가 될 수 있습니다. 또한 서보 기반 시스템은 추가 열 발생과 큰 하우징이 필요하여 설계 유연성을 제한할 수 있습니다.

 

핵심 요약: 로봇 액추에이터 모듈은 대부분의 모바일 로봇 애플리케이션에서 필요한 견고함과 효율성을 제공하며, 서보 피드백은 정밀 내비게이션이 필요한 경우에만 사용됩니다.

 

휴머노이드 및 다족 로봇: 토크 밀도 vs 피드백 복잡성

 

요구사항로봇 액추에이터서보 모터
기본 토크높은 토크, 소형 설계로 안정적 보행 지원외부 튜닝과 컨트롤러 조정 필요
동적 응답예측 가능한 부하 변화 자연스럽게 처리센서 노이즈 및 빠른 부하 변화에서 제어 지연 발생
통합성모듈식, 확장 가능, 기계 구조와 결합 용이부피가 크고, 추가 배선·인코더·실시간 제어 필요
장기 신뢰성기계적 단순성으로 유지보수 적음드리프트, 보정 오류, 부품 마모 가능성 높음


분석: 다족 로봇에서는 액추에이터 모듈이 핵심 기계적 기능을 제공하며, 연속적인 동작에서 높은 토크 밀도와 에너지 효율을 보장합니다. 서보 모터는 균형이나 관절 정밀도를 개선할 수 있지만, 이를 위해 정교한 센서 융합과 실시간 제어 루프가 필요하며, 이는 실패 가능성, 지연, 소프트웨어 및 하드웨어 복잡성을 증가시킵니다. 모듈의 기계적 견고성은 로봇이 충격이나 지형 변화를 안정적으로 처리하도록 보장합니다.

 

엑소스켈레톤 및 의수·의족: 정밀성, 안전성, 적응형 동작

 

웨어러블 로봇에서 고려할 핵심 사항: 부드러운 동작, 사용자 안전, 에너지 효율, 인간 동작에 대한 반응성

 

1.  기계적 기반 (로봇 액추에이터):

  • 예측 가능한 토크 제공으로 안전하고 부드러운 동작 가능

  • 형·에너지 효율적 구조, 경량 웨어러블 설계에 적합

  • 지속적인 운용 가능, 잦은 재보정 불필요

 

2.  정밀 향상 (서보 모터):

  • 적응형 토크와 위치 보정 기능 제공

  • 실시간 센서, 인코더, 컨트롤러 필요 → 무게 증가, 배선 및 제어 복잡성 증가

  • 급격한 부하 변화나 센서 오류에 민감 → 신뢰성 저하 및 유지보수 증가

 

결론: 액추에이터 모듈은 안전하고 신뢰 가능한 핵심 동작을 제공하며, 서보 시스템은 실시간 피드백이 필수적인 경우에만 적응성과 추적 성능을 향상시키지만, 모듈의 토크 밀도, 소형화, 에너지 효율을 대체할 수는 없습니다.

 

종합 요약: 모든 시나리오에서 액추에이터 모듈은 기계적 단순성, 에너지 효율, 높은 토크 밀도, 통합 유연성 덕분에 우수합니다. 서보 모터는 세밀한 조정을 제공할 뿐, 기계적 구동을 대체하지 못하며, 단독 서보 기반 설계는 복잡성, 무게, 열 관리 문제를 증가시킬 수 있습니다. 최적의 시스템 설계는 액추에이터 모듈을 핵심 구동 장치로 사용하고, 정밀 제어나 적응형 제어가 필요한 경우에만 서보 피드백을 선택적으로 추가합니다.


로봇 액추에이터 vs 서보 모터: 로봇 시스템에서의 주요 차이점


액추에이터 모듈과 서보 모터 시스템의 차이를 이해하려면 단순한 사양 비교를 넘어 시스템적 관점에서 접근해야 합니다. 로봇 성능은 정밀도나 토크와 같은 단일 파라미터가 아니라, 전력 밀도, 효율성, 응답성, 통합 제약 조건을 얼마나 효과적으로 균형 있게 달성하느냐에 의해 결정됩니다.

 

액추에이터 모듈은 통합되고 고효율적인 구동을 제공하여 이러한 시스템 수준 요구를 충족시키도록 설계되었으며, 서보 모터 시스템은 피드백과 실시간 보정을 통해 제어 정확도를 강화하는 데 중점을 둡니다. 따라서 두 가지 모터 유형의 차이는 단순한 하드웨어 분류가 아니라, 근본적으로 다른 모션 전달 접근 방식의 차이입니다.

 

frameless-torque-motors-for-robotic-actuator

 

시스템 수준 성능 비교


항목로봇 액추에이터 모듈서보 모터 시스템
핵심 기능통합 구동 (모터 + 기어박스 + 드라이버)피드백 기반 모션 제어
토크 밀도높음, 소형 로봇 관절에 최적화모터 및 외부 설계 의존
효율연속 운용 시 높음피드백 루프 및 튜닝으로 효율 감소
응답성기계적으로 안정, 낮은 지연빠르지만 센서 및 제어 루프 의존
열 성능지속 부하에 최적화제어 전자 장치로 인한 추가 발열
통합성소형, 모듈형, 플러그 앤 플레이다중 구성 요소 통합 필요
확장성여러 시스템에 쉽게 적용 가능확장 시 제어 복잡성 증가
시스템 복잡도낮음, 의존성 적음높음, 튜닝과 보정 필요


공학적 관점: 로봇에서 실제 중요한 요소


실제 로봇 시스템에서 모터 선택은 단순히 제어 정확도만이 아니라, 기계적 출력 요구와 시스템 제약 조건을 함께 고려하여 이루어집니다. 주요 판단 기준은 다음과 같습니다.


1.  토크 밀도 및 기계적 출력

  • 휴머노이드, 다족 로봇, 모바일 플랫폼의 관절은 제한된 공간과 무게 내에서 높은 토크를 필요로 합니다.

  • 로봇 액추에이터 모듈은 이 요구를 충족하도록 설계되어, 감속 기구와 모터를 통합해 소형 폼팩터에서도 높은 토크 제공

  • 서보 시스템은 정밀 제어가 가능하지만 외부 기어박스와 추가 부품을 필요로 하여 시스템 크기 증가 및 전력 밀도 감소

 

결과: 대부분의 로봇 애플리케이션에서 액추에이터 모듈은 단위 부피당 더 많은 유효 토크를 제공하여 성능과 설계 유연성 향상

 

2. 에너지 효율 및 열 제약

  • 모바일 및 웨어러블 로봇은 엄격한 에너지 예산과 열 제한 내에서 작동

  • 액추에이터 모듈은 연속 운용에 최적화되어 에너지 손실과 열 발생 최소화

  • 서보 시스템은 지속적인 피드백, 신호 처리, 제어 보정으로 에너지 소비 및 열 부하 증가


결과: 장시간 운용 애플리케이션(AGV, AMR, 엑소스켈레톤)에서 서보 기반 솔루션은 추가 열 관리 필요 → 효율성과 신뢰성 저하

 

3. 제어 vs 안정성 트레이드오프

  • 서보 모터는 정밀도에서 강점이 있지만, 다음과 같은 단점 존재:고주파 피드백과 제어 루프 의존 → 센서 노이즈, 지연, 튜닝 품질에 민감

  • 액추에이터 모듈은 본질적으로 안정적인 기계적 출력 제공 → 연속 동작이나 예측 가능한 부하 패턴에 충분

 

결과: 많은 실제 시나리오에서 엄격한 위치 제어가 필요하지 않다면, 서보 시스템의 추가 제어 복잡성은 의미 있는 성능 향상으로 이어지지 않음

 

4.통합성 및 시스템 아키텍처

  • 현대 로봇은 소형화, 모듈화, 배치 용이성을 우선시

  • 액추에이터 모듈은 모터, 기어박스, 인코더, 드라이버를 단일 유닛으로 통합 → 배선, 정렬 문제, 조립 시간 최소화

  • 서보 모터 시스템은 별도 구성 요소 필요 → 설계 복잡성 증가, 잠재적 실패 지점, 보정 노력 증가

 

결과: 액추에이터 모듈은 시스템 아키텍처를 크게 단순화 → 확장 가능한 로봇 개발에 필수

 

실제 적용에서의 시사점


단일 솔루션을 보편적으로 적용하기보다, 애플리케이션 요구 사항과 요소들의 정합성을 기준으로 선택:

액추에이터 모듈이 적합한 경우:

  • 연속 동작 시스템(AGV, AMR, 컨베이어)

  • 공간 제약 설계(휴머노이드 관절, 웨어러블 로봇)

  • 에너지 민감 애플리케이션(배터리 로봇)

  • 모듈형 설계가 필요한 확장 가능한 배치

→ 이러한 경우, 액추에이터 모듈은 복잡한 제어 시스템 없이도 대부분 성능 제공

 

서보 시스템이 필요한 경우:

  • 고정밀 위치 제어(산업용 매니퓰레이터)

  • 다축 동기화

  • 실시간 보정이 필요한 동적 환경

→ 이 경우에도 액추에이터 모듈이 기계적 기반 제공, 서보 시스템은 제어 성능 향상

 

핵심 인사이트:로봇 시스템에서 액추에이터 모듈은 단순한 서보 대체가 아니라, 시스템 수준에서 토크, 효율, 통합을 제공하는 핵심 구동 수단

 

서보 시스템은 정밀도와 적응형 제어에 필수적이지만, 추가 복잡성, 에너지 소비, 설계 제약 발생 → 특정 제어 요구사항에서만 적용

 

최적 로봇 설계는 액추에이터 모듈을 핵심 구동층으로 활용하고, 필요한 경우 서보 기반 제어를 선택적으로 적용하여 성능 향상

 

로봇에 적합한 구동 솔루션 선택 방법


how-to-choose-right-robotic-actuator


로봇용 액추에이터 모듈과 서보 모터 시스템의 차이를 이해한 후, 다음 단계는 이러한 지식을 실제 선택 전략으로 전환하는 것입니다.

 

로봇 분야에서 구동장치 선택은 단순히 모터 종류를 고르는 것이 아니라, 구동 능력, 하중 특성, 제어 요구 사항, 시스템 구조가 어떻게 상호작용하는지를 정의하는 과정입니다. 대부분의 실제 시스템에서 액추에이터 모듈은 물리적 기반을 제공하며, 서보 제어는 응용이 복잡성을 정당화할 때만 추가됩니다.

 

1.  모터 종류가 아닌 모션 프로파일에서 시작

 

첫 번째 단계는 사전에 정의된 모터 범주에서 시작하는 것이 아니라, 로봇이 실제로 운용 조건에서 어떻게 움직이는지를 정의하는 것입니다. 모션 특성은 추가 제어 계층이 필요한지 여부를 직접 결정합니다.

 

“어떤 모터가 더 좋은가?”라는 질문 대신, 보다 적합한 엔지니어링 질문은 시스템이 연속 모션을 우선시하는지 아니면 제어된 모션을 우선시하는지입니다.

 

  • 연속 모션 시스템 (모바일 로봇, AGV, 컨베이어) 안정성, 효율성, 장시간 운용에 중점 → 일반적으로 로봇용 액추에이터 모듈로 충분

  • 궤적 제어 시스템 (로봇 팔, 수술용 로봇) 정확한 위치, 속도, 그리고 협동 모션 필요→ 서보 제어가 필요 핵심 요점: 모션 프로파일이 제어 요구를 정의하며, 그 반대가 아님.

 

2.  실제 하중 특성에 맞춰 토크 선택

 

로봇 모터 선택은 본질적으로 토크 매칭 과정입니다. 중요한 것은 명목 사양이 아니라, 실제 운용 중 토크 요구가 어떻게 변하는지입니다.

 

많은 로봇 시스템에서 하중은 일정하지 않습니다. 가속, 중력, 상호작용력, 동적 모션 등이 토크 요구의 변동성을 높입니다. 평균 토크를 만족하지만 최대 요구를 충족하지 못하는 모터는 여전히 불안정이나 고장을 초래할 수 있습니다.

 

엔지니어링 관점에서 평가해야 할 세 가지 요소:

  • 가속 및 과도 하중에 대한 최대 토크

  • 지속 운용에 필요한 연속 토크

  • 다양한 모션 단계에서의 하중 변동성

 

액추에이터 모듈은 여기서 뚜렷한 장점을 제공합니다. 모터 설계와 감속 기어를 통합하여, 소형 구조 내에서도 더 높은 사용 가능한 토크 밀도를 제공하므로, 관절 구동형 로봇과 모바일 로봇 시스템에 더 적합합니다.

 


3.  필요할 때만 제어 추가

 

제어 복잡성은 시스템 요구 사항에서 비롯되어야 하며, 기본 설계로 가정해서는 안 됩니다. 많은 로봇 응용 분야에서는 모션 패턴이 예측 가능할 경우 지속적인 실시간 보정이 필요하지 않습니다.

 

이러한 경우, 전체 서보 제어를 도입하면 비례하는 이점 없이 시스템 부담만 증가할 수 있습니다.

 

로봇용 액추에이터 모듈만으로 충분한 경우:

  • 모션이 반복적이거나 연속적일 때

  • 하중 변화가 비교적 예측 가능할 때

  • 고주파 피드백이 필수적이지 않을 때

 

서보 시스템이 정당화되는 경우:

  • 실시간 오차 보정이 필요할 때

  • 다축 동기화가 필수적일 때

  • 외부 교란을 능동적으로 보상해야 할 때

 

동시에 서보 시스템은 제어기 튜닝, 피드백 의존성, 에너지 소비 증가 등 추가적인 과제를 수반합니다. 제어는 성능을 향상시키지만, 실제 응용이 요구할 때만 적용해야 합니다.

 

4.  통합 제약 조건을 조기에 평가

 

현대 로봇에서는 통합 제약이 순수 성능 사양보다 시스템 설계에 더 큰 영향을 미치는 경우가 많습니다. 공간, 무게, 배선 복잡성, 열 제한 등은 모두 설계 가능성과 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

이는 특히 휴머노이드 로봇, 웨어러블 시스템, 소형 로봇 관절에서 중요하며, 설계 여유가 제한적이고 시스템 복잡성이 빠르게 증가합니다.

 

시스템 통합 관점에서:

로봇용 액추에이터 모듈 제공:

  • 모터, 감속기, 엔코더, 드라이버 통합

  • 배선 및 조립 복잡성 감소

  • 인터페이스 감소로 신뢰성 향상

 

서보 기반 아키텍처 특징:

  • 여러 개의 개별 구성 요소

  • 더 복잡한 시스템 레이아웃

  • 높은 보정 및 유지보수 필요

 

시스템을 단순화하는 솔루션이 단일 성능 파라미터만 향상시키는 솔루션보다 종종 더 뛰어납니다.

 

5.  시스템 아키텍처 관점에서 사고

 

시스템 수준에서 모터 선택은 궁극적으로 아키텍처 결정입니다. 목표는 모든 곳에서 제어 능력을 최대화하는 것이 아니라, 실제 가치를 창출하는 곳에 배분하는 것입니다.

 

대부분의 현대 로봇 시스템은 계층적 접근 방식을 따릅니다. 액추에이터 모듈이 핵심 구동 능력을 제공하며, 서보 제어는 정밀도나 적응성이 필요한 관절 또는 하위 시스템에 선택적으로 적용됩니다. 이를 통해 과도한 설계를 방지하고, 시스템을 효율적이면서 확장 가능하게 유지합니다.

 

선택 전략 요약

 

실용적인 선택 전략은 다음과 같이 요약할 수 있습니다:

1.  액추에이터 모듈로 시작하여 토크, 효율, 통합 기준 확보

2.  이론적 가정이 아닌 실제 하중 조건에서 성능 검증

3.  정밀도와 동기화 요구에 따라 서보 제어 선택적 도입

4.  제어 복잡성보다 시스템 단순성, 신뢰성, 확장성 우선

 

핵심 요점: 실제 결정은 “액추에이터 모듈 또는 서보 모터”가 아니라, 견고한 구동 기반 위에 얼마나 많은 제어를 추가할 것인가입니다.

 

액추에이터 모듈은 대부분의 로봇 시스템이 의존하는 기계적 성능을 제공합니다. 서보 시스템은 정밀도가 중요한 시나리오에서 성능을 향상시키지만, 핵심에서 효율적이고 고밀도 구동을 대체하지는 않습니다.


통합 로봇용 액추에이터 모듈이 로봇 분야의 표준이 되는 이유


현대 로봇 분야에서는 모션 시스템이 개별 모터 구성 요소보다 통합 액추에이터 모듈을 중심으로 설계되는 사례가 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 변화는 개별 부품의 성능뿐만 아니라, 시스템 전체에서의 효율적 통합과 운용이 성능을 결정하는 시스템 수준 최적화 추세를 반영합니다.

 

모터, 감속기, 엔코더, 드라이버를 하나의 통합 구조로 결합함으로써, 액추에이터 모듈은 시스템 복잡성을 줄이는 동시에 실제 운용 조건에서 보다 일관되고 예측 가능한 동작을 가능하게 합니다.

 

시스템 수준 통합의 장점

 

로봇 시스템이 복잡성을 더해감에 따라, 자유도 증가, 높은 동적 요구, 제한된 공간 등으로 인해 전통적인 다중 구성 요소 설계의 한계가 더욱 두드러집니다.

 

모터, 감속기, 센서, 컨트롤러를 분리하면 시스템 수준에서 누적되는 다양한 엔지니어링 과제가 발생합니다. 예를 들어, 기계적 정렬 불일치, 신호 동기화 문제, 동적 응답 불일치 등이 있습니다.

 

통합 액추에이터 모듈은 이러한 문제를 내부 인터페이스를 구조적으로 줄이고 핵심 구성 요소를 하나의 최적화된 단위로 정렬함으로써 해결합니다. 이를 통해 얻는 이점은 다음과 같습니다:

  • 기계적 손실을 줄인 효율적인 토크 전달

  • 외부 의존성을 줄인 단순화된 시스템 아키텍처

  • 운용 조건 전반에서 안정적이고 예측 가능한 제어 동작

 

또한 통합 구조는 로봇 모터의 장점인 연속 운용 능력, 효율성, 토크 출력을 외부 구성 요소 간 불일치에 제한받지 않고 최대한 활용할 수 있게 합니다.

 

왜 기본적으로 서보 시스템을 사용하지 않는가?

 

서보 시스템은 CNC 장비, 산업용 자동화 라인, 제어된 환경에서 작동하는 고정 로봇 매니퓰레이터처럼 정밀 위치 제어, 엄격한 궤적 제어, 다축 동기화가 필요한 응용에서 중요한 역할을 합니다.

 

그러나 이동성, 인간 상호작용, 동적 환경을 포함한 많은 로봇 응용에서는 시스템 효율성, 소형화, 강인성, 확장성이 절대 위치 정밀도보다 더 중요한 우선순위가 됩니다.

 

이러한 상황에서 전통적인 서보 아키텍처에 의존하면 다음과 같은 트레이드오프가 발생할 수 있습니다:

  • 분산된 구성 요소로 인한 시스템 복잡성 증가

  • 보정, 튜닝, 피드백 안정성에 대한 높은 의존도

  • 환경 교란과 지연에 대한 민감도 증가

  • 공간 제약 설계에서 통합 효율 감소


따라서 서보 제어는 기능적 계층으로서 여전히 가치가 있지만, 구동 시스템 자체의 가장 실용적인 기반은 아닐 수 있습니다.

 

핵심 요점: 통합 액추에이터 모듈은 시스템 지향 설계로의 전환을 나타내며, 성능과 함께 효율성, 신뢰성, 확장성을 우선시합니다.

 

서보 시스템을 완전히 대체하지는 않지만, 그 역할을 기본 아키텍처에서 선택적 제어 계층으로 재정의합니다. 대부분의 현대 로봇 응용에서, 통합 구동은 보다 실용적이고 견고한 기반을 제공하며, 필요에 따라 상위 제어 전략을 구축할 수 있는 토대를 마련합니다.


시스템 요구사항을 로봇 액추에이터 선택으로 전환


ak-40-10-robotic-actuator

 

현실 세계의 로봇 응용에서는 각 시스템이 토크 전달, 모션 특성, 제어 복잡성에 대해 서로 다른 요구를 부과합니다. 액추에이터 모듈은 대부분의 기계적 및 통합 요구를 직접 해결하며, 서보 제어는 성능 요구가 이를 정당화할 때만 도입됩니다.

 

다음 표는 일반적인 로봇 시나리오에서 이 관계가 어떻게 적용되는지를 보여줍니다:


응용 분야

핵심 요구 사항

권장 구동 방식

통합 솔루션 예시

모바일 로봇 (AGV/AMR)

연속 모션, 효율성, 중간 수준 정밀도

로봇용 액추에이터 모듈

AK60-6 V1.1 KV80  (고급 내비게이션용 선택적 폐루프 통합)

로봇 팔

궤적 정확도, 다축 동기화

로봇용 액추에이터 모듈 + 서보 (정밀 모션 보장)

AK60-39 KV80,AK70-10 KV100

휴머노이드 로봇

소형 고토크 관절, 동적 균형

로봇용 액추에이터 모듈

AK45-36 KV 80

다족 로봇

변동 하중 하 안정성, 동적 응답

로봇용 액추에이터 모듈

AK80-9 V3.0 KV100

외골격 및 보조기

부드럽고 안전하며 적응 가능한 모션

로봇용 액추에이터 모듈 + 서보 (인간 상호작용 반응성 구현)

AK80-64 KV80、AK60-6 V3.0 KV80


이 비교를 통해 중요한 사실을 알 수 있습니다. 통합 액추에이터 모듈은 로봇 설계의 기반을 형성하며, 필수적인 토크, 효율성, 신뢰성을 제공합니다. 서보 시스템은 일반적으로 성능 향상 계층으로서, 정밀도, 적응성 또는 피드백이 중요할 때만 적용됩니다. 이러한 접근 방식은 시스템의 견고성을 극대화하면서 복잡성을 최소화합니다.엔지니어에게 이는 단순히 모터 종류를 선택하는 문제가 아니라, 시스템 수준 요구에 맞춘 완전한 구동 솔루션을 식별하는 과정임을 의미합니다.

 

CubeMars 통합 액추에이터 솔루션 탐색 특정 응용 분야에 맞는 솔루션을 찾아 CubeMars 통합 액추에이터를 활용해 보십시오.


결론


로봇 분야에서 액추에이터 모듈과 서보 시스템의 선택은 우열의 문제가 아니라 목적에 맞는 설계 문제입니다.

  • 로봇용 액추에이터 모듈: 핵심 구동, 높은 토크 밀도, 소형, 에너지 효율, 확장 가능. 대부분의 모바일 로봇, 휴머노이드, 다족 플랫폼, 웨어러블 장치에 적합.

  • 서보 시스템: 선택적으로 추가하여 정밀도, 동기화, 적응 제어를 향상. 기계적 기반을 보완하는 역할.


통합 액추에이터 모듈을 주요 구동으로 우선 적용하고, 필요한 부분에서만 서보 피드백을 계층화함으로써, 엔지니어는 효율적이고 신뢰 가능하며 적응 가능한 로봇 시스템을 구현할 수 있습니다. 이는 현재 업계 동향을 반영하며, 고성능 모션은 개별 모터 선택이 아닌 시스템 수준 통합에서 비롯됨을 보여줍니다.


관련 기사
로봇 액추에이터가 로봇의 더욱 유연한 모션 구현을 가능하게 하는 방법
로봇 액추에이터가 로봇의 더욱 유연한 모션 구현을 가능하게 하는 방법
CubeMars AK 시리즈 솔루션을 통해 휴머노이드 로봇부터 실제 산업 응용 분야까지 로봇 액추에이터가 로봇의 모션 성능을 어떻게 향상시키는지 알아보세요.
Jul 29,2026
ROV 응용에서 수중 추진기와 일반 BLDC 모터의 차이
ROV 응용에서 수중 추진기와 일반 BLDC 모터의 차이
ROV에서 수중 추진기와 BLDC 모터를 비교하고 주요 차이와 성능 영향을 설명합니다.
Apr 23,2026
큐브마스, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 및 구현 지능 컨퍼런스에서 두각을 나타내다
큐브마스, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 및 구현 지능 컨퍼런스에서 두각을 나타내다
Cubemars, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 컨퍼런스에서 AKH 홀로우 플래너터리 모듈 첫 공개 ‘우수 공급업체’ 수상 및 첨단 혁신 기술 선보여.
Jun 04,2025
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내