Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
1. 로봇 분야에서 BLDC 모터 드라이버 선정이 중요한 이유
2. 로봇 모터에 FOC가 널리 사용되는 이유
3. 피드백 방식이 BLDC 모터 드라이버 선정에 미치는 영향
4. FOC와 다양한 피드백 방식의 조합
5. BLDC 모터와 드라이버의 호환성을 확인하는 방법
6. 다양한 로봇 응용 분야에 적합한 BLDC 모터 드라이버 선정 방법
7. 드라이버 선정 시 확인해야 할 주요 파라미터
8. BLDC 모터 드라이버 선정 시 흔히 발생하는 실수
9. 결론: 로봇 분야에 적합한 BLDC 모터 드라이버를 선택하는 방법
FAQ: 자주 묻는 질문

로봇용 BLDC 모터 드라이버를 어떻게 선택해야 할까요? FOC 제어 및 피드백 방식 선택 가이드

CubeMars / Nov 05,2026

1. 로봇 분야에서 BLDC 모터 드라이버 선정이 중요한 이유


브러시리스 DC(BLDC) 모터는 높은 출력 밀도, 우수한 효율 및 긴 수명을 제공합니다. 이러한 특성으로 인해 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇, 로봇 팔, 외골격 로봇 및 산업 자동화 장비 등에 널리 사용됩니다.

 

그러나 모터 자체의 성능만으로 시스템 전체의 성능이 결정되는 것은 아닙니다. 모터 드라이버는 모터의 전류, 속도 및 토크를 제어하고, 피드백 신호에 따라 작동 상태를 조정합니다. 드라이버의 제어 전략, 피드백 방식 및 파라미터 설정은 모두 모터의 응답 속도, 작동 안정성, 제어 정밀도 및 동적 성능에 영향을 미칩니다.

 

예를 들어, 휴머노이드 로봇과 사족 보행 로봇의 관절 모터는 빈번한 기동 및 정지, 빠른 정역회전, 그리고 동작 상태에 따른 실시간 토크 조정이 필요합니다. 반면 외골격 로봇 모터는 인간과 기계의 상호작용 과정에서 부드러운 동작, 토크 조절 및 안전성을 더욱 중요하게 고려합니다. 이러한 응용 분야에서는 모터 드라이버에 높은 수준의 제어 성능이 요구됩니다.

 

BLDC 모터 드라이버를 선정할 때는 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다.

 

  • 제어 전략: 드라이버가 자기장 지향 제어(FOC)를 지원하는지, 그리고 해당 응용 분야의 토크 및 동적 제어 요구 사항을 충족할 수 있는지 확인합니다.

  • 위치 피드백: 요구되는 제어 정밀도와 작동 환경에 따라 홀 센서, 엔코더 또는 센서리스 제어 방식을 선택합니다.

  • 제어 모드: 드라이버가 토크 제어, 속도 제어 및 위치 제어를 지원하는지 확인합니다.

  • 전기적 파라미터: 전압, 전류, 속도 및 토크 사양이 모터와 호환되는지 확인합니다.

  • 시스템 호환성: 피드백 인터페이스, 통신 방식 및 보호 기능이 응용 분야의 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

 

이러한 요소들이 서로 어떻게 연관되는지 이해하면 로봇 모터에 적합한 BLDC 모터 구동 솔루션을 선택하는 데 도움이 됩니다.

 

2. 로봇 모터에 FOC가 널리 사용되는 이유

 

자기장 지향 제어(Field-Oriented Control, FOC)는 고정자 전류 벡터를 제어하여 자기장과 전자기 토크를 조절하는 모터 제어 방식입니다.

 

FOC는 모터의 3상 전류를 회전 좌표계로 변환한 다음, 토크를 생성하는 전류 성분과 자속을 형성하는 전류 성분을 독립적으로 제어합니다. 이를 통해 제어 명령에 따라 모터 전류를 더욱 정밀하게 조정할 수 있습니다.

 

기존의 6단계 정류 방식과 비교하면 FOC는 일반적으로 더욱 부드러운 토크 출력을 제공하고 저속 성능과 동적 응답을 향상시킵니다. 이러한 이유로 로봇 관절 모터 및 서보 구동 시스템에 널리 사용됩니다.

 

2.1 FOC의 주요 특징

 

더욱 부드러운 토크 출력

 

FOC는 전류 벡터를 조절하여 모터의 전자기 토크를 제어하고 토크 리플을 줄여 모터가 더욱 부드럽게 작동하도록 합니다. 이는 지속적이고 정밀한 움직임이 필요한 로봇 관절에 특히 중요합니다.

 

우수한 저속 성능

 

로봇 관절은 안정적인 토크 출력을 유지하면서 저속으로 작동해야 하는 경우가 많습니다. FOC는 정밀한 전류 제어를 통해 저속 성능을 향상시킬 수 있습니다. 다만 실제 성능은 위치 피드백 방식, 제어 알고리즘 및 모터 파라미터에도 영향을 받습니다.

 

빠른 동적 응답

 

로봇이 움직이는 동안 모터는 빈번하게 가속, 감속 및 정역회전을 수행해야 할 수 있습니다. FOC는 전류 루프를 통해 모터 출력을 신속하게 조정하여 동적인 토크 제어를 지원합니다.

 

다양한 모션 제어 모드 지원

 

FOC는 토크, 속도 및 위치 제어를 위한 기본 전류 제어 방식으로 활용될 수 있습니다. 구체적으로 지원되는 제어 모드는 드라이버의 제어 아키텍처와 펌웨어 설정에 따라 달라집니다.

 

2.2 FOC에 필요한 위치 피드백 및 전류 센싱 요건은 무엇인가?

 

FOC가 정상적으로 작동하려면 모터 전류 제어뿐만 아니라 좌표 변환과 전류 조절을 정확하게 수행하기 위한 로터 위치 정보의 측정 또는 추정도 필요합니다.

 

따라서 FOC 모터 드라이버에는 일반적으로 다음과 같은 기능이 필요합니다.

 

  • 전류 센싱: 전류 샘플링을 통해 모터의 각 상 전류를 측정하고 전류 루프 제어에 필요한 데이터를 제공합니다.

  • 로터 위치 피드백: 홀 센서, 엔코더 또는 센서리스 알고리즘을 통해 로터 위치 정보를 획득합니다.

  • 전류 루프 제어: 목표 전류와 실제 전류의 차이에 따라 드라이버 출력을 조정합니다.

  • 파라미터 설정: 극쌍 수, 저항, 인덕턴스 및 피드백 장치와 같은 모터 파라미터에 맞춰 제어 시스템을 설정합니다.

 

전류 센싱의 정확도, 샘플링 타이밍 및 위치 피드백 품질은 모두 FOC의 실제 제어 성능에 영향을 미칩니다.

 

2.3 FOC는 어떤 로봇 응용 분야에 적합한가?


응용 분야주요 제어 요구 사항FOC의 장점
휴머노이드 로봇관절 토크 제어 및 빠른 응답동적 토크 조절 성능 향상
사족 보행 로봇빈번한 기동 및 정지, 정역회전, 저속 이동동작의 부드러움 향상
외골격 장치부드러운 출력 및 토크 조절정밀한 관절 제어 지원
로봇 팔위치 정밀도, 속도 제어 및 토크 제어정밀한 모션 제어 지원
맞춤형 로봇 관절제한된 설치 공간 및 다양한 동적 부하유연한 제어 솔루션 제공

 

FOC를 사용한다고 해서 시스템이 자동으로 높은 위치 제어 정밀도나 완전한 서보 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 실제 성능은 피드백 장치, 제어 루프, 드라이버 하드웨어 및 기계식 전달 구조를 종합적으로 고려하여 평가해야 합니다.

 

3. 피드백 방식이 BLDC 모터 드라이버 선정에 미치는 영향

 

제어 전략 외에도 로터 위치 피드백 방식은 BLDC 모터 드라이버를 선정할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.

 

드라이버는 모터 전류와 작동 상태를 정확하게 제어하기 위해 로터 위치를 획득하거나 추정해야 합니다. 일반적인 방식으로는 홀 센서 피드백, 엔코더 피드백 및 센서리스 제어가 있습니다.

 

이러한 방식의 차이를 구분하는 것이 중요합니다. 홀 센서와 엔코더는 물리적인 위치 피드백 장치인 반면, 센서리스 제어는 모터의 작동 신호를 이용해 로터 위치를 추정합니다. 세 가지 방식 모두 모터 제어 시스템에서 위치 정보를 얻는 데 사용할 수 있지만, 피드백 정밀도, 저속 성능 및 시스템 비용 측면에서 차이가 있습니다.


관련 문서:로봇용 BLDC 모터 제어: 센서리스 방식 vs. 엔코더 기반 방식

 

3.1 홀 센서

 

홀 센서는 로터의 자기장 변화를 감지하여 로터 위치 및 정류 신호를 제공합니다. 일반적인 3홀 센서 구성은 하나의 전기적 주기에서 6개의 위치 구간에 대한 정보를 제공합니다.

 

주요 특징:

 

  • 구조가 간단하고 상대적으로 비용이 저렴합니다.

  • 저속 운전 및 기동 시 기본적인 위치 피드백을 제공합니다.

  • 높은 위치 분해능이 필요하지 않은 응용 분야에 적합합니다.

  • 위치 분해능에 한계가 있어 단독으로는 고정밀 위치 제어 요구 사항을 충족하기 어렵습니다.

 

홀 센서는 일반적인 정류 제어뿐만 아니라 홀 센서 기반 위치 피드백을 지원하는 일부 FOC 드라이버와도 함께 사용할 수 있습니다. 그러나 피드백 분해능이 제한적이기 때문에 제어 정밀도와 저속 성능은 일반적으로 고분해능 엔코더 기반 솔루션보다 낮습니다.

 

3.2 엔코더

 

엔코더는 더욱 정밀한 로터 위치 피드백을 제공하며, 높은 제어 정밀도와 동적 응답이 필요한 모터 시스템에 널리 사용됩니다.

 

작동 원리에 따라 일반적인 엔코더는 다음과 같은 유형으로 구분할 수 있습니다.

 

  • 증분형 엔코더: 펄스를 출력하고 이를 카운팅하여 상대 위치를 판단합니다. 일반적으로 기동 시 기준 위치를 설정해야 합니다.

  • 절대형 엔코더: 1회전 범위 내에서 절대 각도 위치를 직접 제공합니다. 일부 모델은 다회전 위치 추적도 지원합니다.

 

주요 특징:

 

  • 고분해능 위치 피드백을 제공합니다.

  • 정밀한 속도, 토크 및 위치 제어를 구현하는 데 도움이 됩니다.

  • 로봇 관절, 로봇 팔 및 서보 시스템에 적합합니다.

  • 분해능, 신호 인터페이스, 통신 프로토콜 및 드라이버 호환성을 확인해야 합니다.

 

일반적인 엔코더 인터페이스에는 ABZ 증분 신호와 SPI, SSI, BiSS 등의 디지털 인터페이스가 있습니다. 엔코더 인터페이스는 서로 다른 드라이버 간에 반드시 호환되는 것은 아니므로 선정 전에 구체적인 호환성을 확인해야 합니다.

 

감속기가 장착된 로봇 관절의 경우 모터 측 엔코더와 출력 측 관절 엔코더를 구분하는 것도 중요합니다. 감속기의 백래시, 전달 오차 및 구조적 유연성은 출력 위치 정밀도에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 일부 응용 분야에서는 출력 측 위치 피드백을 추가로 적용해야 할 수 있습니다.

 

3.3 센서리스 제어

 

센서리스 제어는 홀 센서나 엔코더와 같은 물리적인 위치 센서에 의존하지 않습니다. 대신 역기전력, 전류 및 전압과 같은 전기적 신호를 이용해 로터 위치 또는 속도를 추정합니다.

 

주요 특징:

 

  • 별도의 로터 위치 센서가 필요하지 않습니다.

  • 센서 관련 하드웨어 비용과 설치 공간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

  • 일부 모터 시스템의 기계적 구조를 단순화할 수 있습니다.

  • 알고리즘, 파라미터 설정 및 작동 조건의 영향을 크게 받습니다.

  • 기존의 역기전력 기반 센서리스 솔루션은 정지 상태 및 극저속에서 로터 위치를 추정하는 데 어려움이 있습니다.

 

센서리스 제어는 일반적으로 팬, 펌프 및 저속에서 높은 토크 제어 성능이 요구되지 않는 일부 장비에 사용됩니다.

 

빈번한 기동 및 정지, 저속 운전, 안정적인 토크 출력이 필요한 로봇 관절과 같은 응용 분야에서는 기동, 저속 운전 및 부하 변화 시 센서리스 알고리즘의 실제 성능을 신중하게 평가해야 합니다. 일부 고급 알고리즘은 고주파 신호 주입과 같은 기술을 통해 저속 또는 정지 상태에서의 위치 추정 성능을 향상시킬 수 있지만, 모터와 드라이버 모두 해당 기술을 지원해야 합니다.

 

3.4 다양한 피드백 방식 비교


비교 항목홀 센서엔코더센서리스 제어
물리적 위치 센서필요필요불필요
위치 분해능낮음높음추정 알고리즘에 따라 다름
정지 상태에서의 기동초기 위치 정보 제공위치 피드백 제공추정 방식에 따라 다름
저속 운전일반적으로 사용 가능하지만 정밀도에 한계가 있음일반적으로 우수한 성능기존 역기전력 기반 솔루션은 한계가 있음
제어 정밀도보통높음알고리즘 및 작동 조건에 따라 다름
시스템 비용낮음상대적으로 높음센서 하드웨어 요구 사항 감소 가능
주요 응용 분야일반적인 모터 제어로봇 관절 및 서보 시스템팬, 펌프 및 유사 장비


4. FOC와 다양한 피드백 방식의 조합

 

FOC와 위치 피드백 방식은 서로 다른 기술 계층에 속합니다. FOC는 드라이버가 모터 전류를 제어하는 방식을 결정하고, 홀 센서, 엔코더 및 센서리스 제어는 드라이버가 로터 위치를 획득하거나 추정하는 방식을 결정합니다.

 

다양한 피드백 방식은 FOC와 조합하여 사용할 수 있지만, 실제 지원 여부는 드라이버의 하드웨어 설계와 제어 알고리즘에 따라 달라집니다.

 

4.1 FOC와 다양한 피드백 방식의 조합


피드백 방식FOC와의 조합주요 특징적합한 응용 분야
홀 센서센서 기반 FOC간단한 하드웨어 구성으로 기본적인 로터 위치 피드백 제공높은 위치 분해능이 필요하지 않은 모터 시스템
엔코더센서 기반 FOC고분해능 위치 피드백 및 향상된 제어 성능로봇 관절, 로봇 팔 및 서보 시스템
센서리스 제어센서리스 FOC별도의 위치 센서 없이 알고리즘 기반 추정 방식 사용저속 및 정지 상태 제어 요구 사항이 상대적으로 낮은 응용 분야

 

FOC와 엔코더의 조합은 로봇 관절 및 정밀 모션 제어 시스템에서 널리 사용됩니다. 이를 통해 토크, 속도 및 위치 제어를 위한 고분해능 위치 피드백을 제공할 수 있습니다.

 

FOC와 홀 센서의 조합은 비용과 제어 정밀도 요구 사항이 비교적 낮은 일부 응용 분야의 요구를 충족할 수 있습니다.

 

센서리스 FOC는 위치 센서 하드웨어의 필요성을 줄일 수 있지만, 정지 상태에서의 기동 및 저속 운전 성능은 구체적인 알고리즘을 기준으로 검증해야 합니다.

 

4.2 다양한 로봇 응용 분야에 적합한 피드백 솔루션 비교


응용 분야주요 제어 요구 사항고려할 피드백 방식
휴머노이드 로봇 관절높은 동적 응답, 저속 안정성 및 토크 제어엔코더
사족 보행 로봇 관절빠른 응답, 빈번한 정역회전 및 토크 제어엔코더
외골격 장치부드러운 작동, 토크 조절 및 저속 제어엔코더
로봇 팔위치 정밀도, 속도 제어 및 부드러운 동작엔코더
일반 회전 구동 장비기본적인 속도 제어 및 비용 관리홀 센서 또는 센서리스 제어

 

이는 일반적인 선정 가이드라인이며 반드시 고정된 구성을 의미하지는 않습니다. 실제 선택 시에는 모터 유형, 드라이버 호환성, 제어 정밀도 및 작동 조건도 함께 고려해야 합니다.

 

5. BLDC 모터와 드라이버의 호환성을 확인하는 방법

 

FOC 제어 전략과 피드백 방식을 결정한 후에는 로봇 모터와 드라이버 간의 전기적 파라미터, 제어 기능 및 인터페이스 호환성도 확인해야 합니다.

 

5.1 전압 및 전류 사양이 서로 호환되는가?

 

먼저 모터와 드라이버의 작동 전압 범위가 서로 호환되는지 확인해야 합니다. 그런 다음 드라이버의 연속 출력 전류 및 피크 출력 전류가 모터의 작동 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

 

주요 확인 항목:

 

  • 모터 정격 전압 및 드라이버 입력 전압 범위

  • 모터 정격 전류 및 드라이버 연속 출력 전류

  • 모터 피크 전류 및 드라이버 피크 출력 성능

  • 최대 허용 피크 전류 지속 시간

  • 전원 공급 장치와 드라이버의 과전류 및 과전압 보호 기능

 

피크 전류는 일반적으로 지정된 시간 제한과 냉각 조건에서만 짧은 시간 동안 공급할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이를 연속 출력 성능과 동일하게 간주해서는 안 됩니다.

 

5.2 속도와 토크가 응용 분야의 요구 사항을 충족하는가?

 

드라이버는 다양한 속도 및 부하 조건에서 모터의 작동 요구 사항을 충족할 수 있도록 충분한 전류 및 전압 제어 성능을 갖추어야 합니다.

 

선정 시 모터의 정격 속도, 최대 속도, 정격 토크 및 피크 토크뿐만 아니라 부하 관성, 가속 시간 및 실제 작동 사이클도 고려해야 합니다.

 

로봇 관절의 경우 피크 토크 외에도 연속 토크와 저속 운전 시 토크 안정성에 주의를 기울여야 합니다.

 

5.3 피드백 방식이 서로 호환되는가?

 

홀 센서 또는 엔코더를 사용하는 경우 드라이버가 해당 피드백 장치와 신호 인터페이스를 지원하는지 확인해야 합니다.

 

예를 들어 다음 항목을 확인해야 합니다.

 

  • 홀 센서의 신호 유형 및 위상 구성

  • 증분형 또는 절대형 엔코더 유형

  • 엔코더 분해능 및 통신 프로토콜

  • 모터 극쌍 수 및 위치 피드백 파라미터

  • 엔코더 설치 방향 및 전기각 오프셋

 

피드백 인터페이스가 호환되지 않으면 모터가 정상적으로 기동하지 못하거나 기대하는 제어 정밀도를 달성하지 못할 수 있습니다.

 

5.4 드라이버가 필요한 제어 모드를 지원하는가?

 

응용 분야에 따라 드라이버에 요구되는 제어 모드가 다릅니다. 일반적인 제어 모드는 다음과 같습니다.


제어 모드주요 기능일반적인 응용 분야
속도 제어모터가 목표 속도에 도달하도록 제어회전 구동 장비
토크 제어모터의 출력 토크 또는 토크 생성 전류를 제어로봇 관절 및 힘 제어 액추에이터
위치 제어모터가 지정된 각도 또는 위치에 도달하도록 제어로봇 팔 및 위치 결정 플랫폼

 

FOC는 토크, 속도 및 위치 제어를 위한 기본 전류 제어 전략으로 활용될 수 있습니다. 그러나 구체적으로 지원되는 모드는 드라이버의 제어 아키텍처와 펌웨어에 따라 달라집니다.

 

로봇 응용 분야에서는 드라이버가 안정적인 저속 운전, 정지 상태에서의 위치 유지 및 빠른 정역회전을 지원하는지도 확인해야 합니다.

 

5.5 통신 인터페이스와 보호 기능이 요구 사항을 충족하는가?

 

다중 모터 로봇 시스템의 경우 드라이버는 적합한 통신 인터페이스와 보호 기능도 제공해야 합니다.

 

일반적인 통신 방식에는 CAN, UART 및 RS485가 있습니다. 일부 고성능 모션 제어 시스템에서는 EtherCAT과 같은 실시간 산업용 통신 프로토콜도 사용합니다.

 

선정 시 다음 사항을 확인해야 합니다.

 

  • 드라이버가 시스템에 필요한 통신 프로토콜을 지원하는지 여부

  • 제어 명령 및 피드백 데이터의 업데이트 주파수 요구 사항을 충족하는지 여부

  • 여러 모터의 동기화 및 협조 제어를 지원하는지 여부

  • 과전류, 과전압, 저전압 및 과열 보호 기능을 제공하는지 여부

  • 응용 환경에서 냉각 및 설치 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부

 

빈번한 감속이나 외부 구동에 의한 모터 작동이 발생하는 로봇 시스템에서는 회생 에너지로 인한 DC 버스 전압 상승과 드라이버 및 전원 공급 시스템의 제동 에너지 처리 능력도 고려해야 합니다.

 

6. 다양한 로봇 응용 분야에 적합한 BLDC 모터 드라이버 선정 방법

 

로봇 응용 분야마다 모터 드라이버에 요구되는 조건이 다릅니다. 드라이버를 선정할 때는 모터의 관절 구조, 부하 특성, 작동 속도, 제어 정밀도 및 시스템 통합 방식을 종합적으로 고려해야 합니다.

 

6.1 휴머노이드 로봇 및 사족 보행 로봇

 

휴머노이드 로봇과 사족 보행 로봇은 복잡한 동작을 수행하기 위해 일반적으로 여러 모터가 함께 작동해야 합니다. 관절 모터는 빈번한 기동 및 정지, 빠른 응답, 양방향 토크 출력을 처리할 수 있어야 합니다.

 

이러한 응용 분야에서는 다음 요소를 중점적으로 고려해야 합니다.

 

  • 높은 토크 밀도와 컴팩트한 설치 공간

  • 우수한 저속 작동 안정성

  • 빠른 토크 응답 및 동적 제어 성능

  • 엔코더 피드백 및 위치 제어 기능

  • 다관절 통신 및 협조 제어 기능

 

이러한 응용 분야에서는 엔코더 피드백을 적용한 FOC를 고려할 수 있습니다. 관절 구조에 따라 통합형 액추에이터 또는 준 직구동 모터가 적합할 수 있습니다.

 

예를 들어 CubeMars AKE 시리즈 QDD 모터는 브러시리스 모터와 유성 기어박스를 결합한 제품입니다. 휴머노이드 로봇 관절, 외골격 및 소형 로봇 액추에이터에 사용할 수 있습니다. 제품을 선정할 때는 해당 모델의 드라이버 구성, 피드백 방식, 감속비 및 제어 인터페이스를 확인해야 합니다.

 

6.2 협동 로봇 및 로봇 팔

 

협동 로봇과 로봇 팔은 일반적으로 높은 위치 제어 정밀도, 부드러운 동작 및 우수한 반복 정밀도를 요구합니다.

 

주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

 

  • 엔코더 피드백 분해능

  • 위치 및 속도 폐루프 제어 기능

  • 저속 작동 안정성

  • 토크 제어 및 부하 변화에 대한 응답 성능

  • 다축 통신 및 동기화 기능

 

컴팩트한 통합 구조가 필요한 관절 시스템에는 통합형 로봇 파워 모듈을 고려할 수 있습니다.

 

CubeMars AK 시리즈 로봇 액추에이터는 로봇 관절 응용 분야에 적용할 수 있는 제품입니다. 구체적인 모델별 드라이버 구성, 엔코더, 통신 프로토콜 및 제어 모드를 확인해야 합니다.

 

6.3 맞춤형 로봇 관절

 

일부 로봇 설계에서는 표준 모터의 크기, 장착 구조 또는 출력 성능이 요구 사항을 완전히 충족하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 모터를 관절 구조에 직접 통합해야 할 수 있습니다.

 

무프레임 토크 모터는 이러한 맞춤형 설계에 적합합니다.

 

주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

 

  • 고정자 및 회전자 치수와 장착 구조

  • 정격 토크 및 피크 토크

  • 모터 냉각 및 연속 작동 성능

  • 엔코더 또는 홀 센서 구성

  • 외부 드라이버와 모터 간의 파라미터 호환성

 

CubeMars RI 내전형 무프레임 토크 모터와 RO 외전형 무프레임 토크 모터는 다양한 로봇 관절 설계에 사용할 수 있습니다. 무프레임 모터는 일반적으로 외부 드라이버와 피드백 시스템이 필요하므로 모터, 센서, 드라이버 및 기계 구조를 하나의 통합 시스템으로 평가해야 합니다.

 

6.4 산업 자동화 장비

 

산업 자동화 장비는 일반적으로 안정적인 속도 제어, 신뢰할 수 있는 연속 작동 및 우수한 시스템 호환성을 요구합니다.

 

컨베이어 시스템, 자동화 장치 및 일반 회전 구동 부하의 경우 필요한 작동 정밀도와 비용을 고려하여 적합한 드라이버 솔루션을 선택할 수 있습니다.

 

장비에 고정밀 위치 결정, 다축 동기화 또는 빈번한 기동 및 정지가 필요한 경우 FOC, 엔코더 피드백, 폐루프 제어 및 실시간 통신 기능을 우선적으로 고려해야 합니다.

 

6.5 의료 재활 장비 및 검사 로봇

 

의료 재활 장비와 검사 로봇 모터는 부드러운 작동, 신뢰성 및 제어 안전성 측면에서 높은 요구 사항을 갖습니다.

 

예를 들어 외골격 장치는 사람의 움직임에 따라 관절 출력 토크를 조정해야 하며, 검사 로봇은 다양한 지형과 부하 조건에서도 안정적으로 작동해야 할 수 있습니다.

 

이러한 응용 분야에서는 저속 성능, 토크 제어 능력, 피드백 신뢰성, 온도 상승 및 보호 기능을 종합적으로 평가해야 합니다. 또한 드라이버 솔루션은 장비의 구체적인 안전 요구 사항을 충족해야 합니다.

 

7. 드라이버 선정 시 확인해야 할 주요 파라미터

 

드라이버 모델을 결정하기 전에 모터 사양과 실제 응용 요구 사항을 정리하는 것이 좋습니다. 이를 통해 파라미터 불일치로 인한 성능 문제를 방지할 수 있습니다.


파라미터 항목확인 사항확인 목적
모터 유형BLDC, 모터 구조 및 역기전력 파형드라이버 제어 전략과의 호환성 확인
작동 전압정격 전압 및 작동 전압 범위전원 공급 장치와의 호환성 확인
전류 성능정격 전류, 연속 전류, 피크 전류 및 피크 전류 지속 시간드라이버 출력 성능 확인
속도 및 토크정격 속도, 최대 속도, 정격 토크 및 피크 토크부하와의 호환성 평가
제어 전략FOC 및 구체적인 제어 알고리즘응용 분야의 요구 사항 충족
피드백 방식홀 센서, 증분형 엔코더, 절대형 엔코더 또는 센서리스 제어위치 피드백 요구 사항 충족
제어 모드토크, 속도 또는 위치 제어모션 제어 목표와의 적합성 확인
통신 인터페이스CAN, UART, RS485 등시스템 통신 요구 사항 충족
작동 환경작동 온도, 냉각 조건 및 설치 공간안정적인 작동 보장
보호 기능과전류, 과전압, 저전압 및 과열 보호시스템 신뢰성 향상

  

응용 분야에서 빈번한 감속, 빠른 방향 전환 또는 높은 부하 관성이 발생하는 경우 드라이버와 전원 공급 시스템이 필요한 제동 및 회생 에너지 처리 솔루션을 지원하는지도 확인해야 합니다.

 

8. BLDC 모터 드라이버 선정 시 흔히 발생하는 실수

 

실제로 몇 가지 단순해 보이는 선정상의 실수로 인해 모터가 기대한 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다.

 

실수 1: 드라이버의 피크 전류만 확인하는 경우

 

피크 전류와 연속 전류는 서로 다릅니다. 연속 출력 성능, 피크 전류 지속 시간 및 냉각 조건을 고려하지 않으면 장시간 작동 중 드라이버가 과열되거나 보호 기능에 의해 작동이 중단될 수 있습니다.

 

실수 2: 엔코더가 있으면 항상 FOC를 사용한다고 생각하는 경우

 

엔코더는 위치 피드백 장치이고 FOC는 제어 전략입니다. 두 가지는 서로 다른 기술 범주에 속합니다. 엔코더가 FOC 시스템에 널리 사용되기는 하지만, 드라이버에 엔코더가 있는지 여부만으로 해당 드라이버의 제어 전략을 판단할 수는 없습니다.

 

실수 3: 센서리스 제어가 모든 저속 응용 분야에 적합하다고 생각하는 경우

 

기존의 역기전력 기반 센서리스 제어는 정지 상태 및 극저속에서 로터 위치를 추정하는 데 어려움이 있습니다. 안정적인 저속 토크와 신뢰할 수 있는 정지 상태 기동이 필요한 로봇 관절의 경우 센서리스 솔루션을 신중하게 평가해야 합니다.

 

실수 4: 모터와 드라이버 간의 피드백 인터페이스 호환성을 간과하는 경우

 

모터와 드라이버의 전압 및 전류 사양이 호환되더라도 엔코더 프로토콜, 홀 센서 신호 또는 위치 파라미터가 호환되지 않으면 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

 

실수 5: 모터의 피크 토크만 고려하고 연속 작동 성능을 무시하는 경우

 

피크 토크는 일반적으로 모터의 단시간 출력 성능을 의미합니다. 장시간 부하를 지지하거나 빈번하게 작동해야 하는 로봇 관절의 경우 연속 토크, 온도 상승 및 냉각 조건도 함께 고려해야 합니다.

 

실수 6: 응용 분야의 실제 동작 요구 사항을 무시하는 경우

 

장비마다 속도, 토크, 위치 정밀도 및 응답 시간에 대한 요구 사항이 다릅니다. 모터 출력이나 정격 속도만을 기준으로 드라이버를 선정하면 실제 제어 요구 사항을 간과하기 쉽습니다.

 

9. 결론: 로봇 분야에 적합한 BLDC 모터 드라이버를 선택하는 방법

 

BLDC 모터 드라이버를 선정할 때는 제어 전략, 위치 피드백 방식, 전기적 파라미터 및 실제 응용 요구 사항을 종합적으로 고려해야 합니다.

 

FOC는 모터의 전류 벡터를 제어하여 정밀한 토크 조절을 가능하게 합니다. 일반적으로 부드러운 작동, 우수한 저속 성능 및 빠른 동적 응답이 필요한 로봇 응용 분야에 적합합니다.

 

피드백 방식과 관련하여 홀 센서는 기본적인 위치 감지에 적합하고, 엔코더는 더 높은 위치 피드백 정밀도가 필요한 시스템에 적합합니다. 센서리스 제어는 위치 센서 하드웨어의 필요성을 줄일 수 있지만, 저속 및 기동 성능을 신중하게 평가해야 합니다.

 

휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇, 외골격 및 로봇 팔과 같은 응용 분야에서는 저속 토크 제어, 연속 전류 성능, 통신 인터페이스 및 모터와 드라이버 간의 전반적인 호환성도 함께 고려해야 합니다.

 

모터 사양, 제어 요구 사항 및 실제 작동 조건을 종합적으로 평가하면 로봇 시스템의 요구 사항에 적합한 BLDC 모터 구동 솔루션을 선택할 수 있습니다.

 

FAQ: 자주 묻는 질문

 

1. 로봇 모터에 FOC 제어가 널리 사용되는 이유는 무엇인가요?

 

로봇 관절은 빈번한 가속 및 감속, 양방향 회전, 동적인 출력 토크 조정이 필요한 경우가 많습니다. FOC는 전류 벡터를 제어하여 정밀한 토크 조절을 가능하게 하고 저속 작동 시 부드러움을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 이유로 로봇 관절 구동 시스템에서 널리 사용됩니다.

 

2. FOC 드라이버에는 항상 엔코더가 필요한가요?

 

아닙니다. FOC는 엔코더와 홀 센서와 같은 센서 기반 피드백 방식뿐만 아니라 센서리스 로터 위치 추정 방식도 사용할 수 있습니다. 엔코더는 더 높은 분해능의 위치 피드백을 제공하므로 저속 및 위치 제어 요구 사항이 높은 응용 분야에 일반적으로 더 적합합니다.

 

3. 홀 센서를 FOC 제어에 사용할 수 있나요?

 

네. 일부 FOC 드라이버는 홀 센서를 로터 위치 피드백 수단으로 지원합니다. 다만 홀 센서는 위치 분해능이 상대적으로 낮기 때문에 실제 제어 정밀도와 저속 성능은 드라이버의 알고리즘 설계에도 영향을 받습니다.

 

4. 센서리스 FOC는 로봇 관절에 적합한가요?

 

구체적인 응용 분야에 따라 다릅니다. 기존의 역기전력 기반 센서리스 FOC는 정지 상태 및 극저속에서 로터 위치를 추정하는 데 어려움이 있습니다. 반면 로봇 관절은 일반적으로 빈번한 기동 및 정지, 저속 운전 및 안정적인 토크 출력을 요구합니다.

따라서 센서리스 솔루션을 선택하기 전에 기동, 저속 운전 및 부하 변화 시의 제어 성능을 충분히 테스트해야 합니다.

 

5. 엔코더와 홀 센서의 차이점은 무엇인가요?

 

홀 센서는 주로 로터의 자기장 위치 정보와 정류 신호를 제공합니다. 구조가 간단하고 비용이 상대적으로 저렴하지만 위치 분해능에는 한계가 있습니다. 엔코더는 더욱 정밀한 로터 각도 위치 정보를 제공하므로 높은 위치 피드백 정밀도가 필요한 제어 시스템에 적합합니다.

 

6. 센서리스 제어와 센서 기반 제어의 차이점은 무엇인가요?

 

센서 기반 제어는 홀 센서나 엔코더와 같은 물리적 장치를 사용하여 로터 위치 정보를 획득합니다. 센서리스 제어는 모터 작동 중 발생하는 전압, 전류 및 역기전력 등의 신호를 이용해 로터 위치 또는 속도를 추정합니다. 두 방식은 하드웨어 비용, 위치 피드백 정밀도 및 저속 성능 측면에서 차이가 있습니다.

 

7. 로봇 관절에서 저속 성능이 중요한 이유는 무엇인가요?

 

로봇 관절은 저속에서 정밀한 움직임을 수행하고 부하 변화에 따라 출력 토크를 실시간으로 조정해야 하는 경우가 많습니다. 저속 작동이 불안정하면 관절 진동, 움직임의 불연속 또는 제어 정밀도 저하가 발생할 수 있습니다. 따라서 저속 성능은 로봇용 모터 드라이버를 선정할 때 중요한 요소입니다.

 

8. BLDC 모터 드라이버를 선정할 때 피크 전류와 연속 전류 중 어느 것이 더 중요한가요?

 

두 가지 모두 중요합니다. 피크 전류는 드라이버의 단시간 출력 성능을 결정하고, 연속 전류는 장시간 작동 성능을 결정합니다. 로봇 관절의 경우 가속, 부하 변화 및 실제 동작 사이클을 기준으로 피크 전류, 연속 전류 및 피크 전류 지속 시간을 모두 평가해야 합니다.

 

9. 모터와 드라이버는 반드시 동일한 브랜드 제품이어야 하나요?

 

아닙니다. 서로 다른 브랜드의 모터와 드라이버도 함께 사용할 수 있지만, 전압, 전류, 역기전력 파라미터, 피드백 인터페이스, 제어 알고리즘 및 통신 프로토콜이 서로 호환되어야 합니다. 높은 제어 정밀도가 필요한 시스템의 경우 파라미터 설정과 실제 작동 테스트도 수행해야 합니다.

 

관련 기사
산업용 로봇이 왜 행성 기어박스 없이는 안 되는가
산업용 로봇이 왜 행성 기어박스 없이는 안 되는가
우리는 산업용 로봇의 핵심을 구성하고 그 성능과 기능에 영향을 미치는 기본 기술 구성 요소를 살펴볼 것입니다. 이러한 구성 요소는 생산 작업의 신뢰성 있는 수행, 일관된 동작 반복성 유지, 제조 공정 품질 보장을 위해 매우 중요합니다.
Oct 18,2023
로봇 모터 백래시: 정밀 기계 제어의 핵심 요소
로봇 모터 백래시: 정밀 기계 제어의 핵심 요소
정밀 기계 및 로봇공학 분야에서 백래시(Backlash)는 매우 중요한 개념입니다. 백래시는 기어 간격이나 기타 부품 간 간격으로 인해 기계 전달 시스템에서 발생하는 의도하지 않은 움직임 또는 자유 운동을 의미합니다. 과도한 백래시는 제어 시스템의 정밀도를 낮추어 장비의 성능과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 백래시를 제어하는 것은 기계 시스템의 정밀도를 향상시키는 중요한 단계입니다.
Jun 28,2024
외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대
외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대
2024년 파리 올림픽이 성공적으로 마무리되면서, 전 세계의 관심은 역시 주목받는 패럴림픽으로 향하고 있습니다. 이 행사는 단순한 스포츠 경쟁의 정점을 넘어, 인간 정신과 혁신의 위대한 모습을 보여줍니다.
Aug 12,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내