Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
ロボティックアクチュエータモジュールとサーボモーターの理解
モーター選定が実際のロボット応用に与える影響
ロボティックアクチュエータ vs サーボモーター:ロボットシステムにおける主要な違い
ロボットに最適な駆動ソリューションを選択する方法
ロボット分野で統合型アクチュエータモジュールが標準になりつつある理由
次のステップ:システム要件からロボティックアクチュエータの選定へ
結論

ロボット用アクチュエータおよびサーボモーターの選定

CubeMars / Mar 25,2026

ロボティクスシステムがモバイルロボット、産業オートメーション、ヒューマノイドプラットフォーム、ウェアラブルデバイスなどの分野で拡大する中で、ロボットモーターは動作を可能にする基本的なコンポーネントとなっています。モーターの役割は単に動力を生み出すことにとどまらず、ロボットが実際の環境でどれだけ効率的かつ正確に、そして信頼性高く動作できるかに直接影響します。


モーターの選定は、システムの挙動を決定する上で極めて重要です。車輪型ロボットに適した駆動ソリューションが、多軸ロボットアームの要件を満たすとは限りません。また、ヒューマノイドの歩行や外骨格支援などの応用では、より高い応答性、トルク密度、適応性が求められます。


ロボットモーターは、単純に二つのカテゴリに分けられるものではなく、制御能力の異なるレベルで実装することが可能です。多くの場合、モーターは連続駆動用の独立したユニットとして機能しますが、より高度な応用では、サーボベースのシステムに統合され、フィードバック制御による精密な動作を実現します。


どのソリューションが本質的に優れているかを問うよりも、モーターが実際の用途の要求にどれだけ適合しているかを問う方が重要です。本記事では、ロボットモーターがさまざまなシナリオでどのように応用されるか、また高い性能要求を満たすためにサーボベースの実装が必要になる場合について解説します。


ロボティックアクチュエータモジュールとサーボモーターの理解


understand-robotic-actuator-module

 

現代のロボティクスにおいて、統合型アクチュエータモジュールは主要な動力源として機能しており、ブラシレスDCモーター、ギアボックス、エンコーダ、ドライバを一体化したコンパクトで高性能なユニットとして設計されています。これらのモジュールは予測可能なトルク、連続的な動力供給、簡易なシステム統合を提供し、多くのロボット応用の基盤となっています。


アクチュエータモジュールは特に、以下の要件が求められるシナリオに適しています:

  • 安定した高密度トルク出力

  • 連続的かつ信頼性の高い動作

  • スケーラブルな展開が可能なコンパクトでモジュール化された統合

  • 外部部品を最小限に抑えた効率的な機械・電気設計


ロボティックアクチュエータモジュールが基本的な機械能力を提供する一方で、精密な位置制御、速度制御、または適応制御が必要な場合にはサーボモーターシステムが利用されます。リアルタイムのフィードバックと閉ループ制御を加えることで、サーボシステムはモジュールの根本的な役割を置き換えることなく、その性能を向上させます。


典型的なサーボ強化システムは以下で構成されます:

  • 主な動作を提供するアクチュエータモジュール

  • 性能を監視するエンコーダなどのフィードバックデバイス

  • 高精度を達成するために動作を動的に補正するコントローラ


システムレベルでは、役割の違いが明確です。アクチュエータモジュールはロボットを駆動し、必要なトルク、速度、信頼性を供給する一方、サーボシステムは高精度、適応性、多軸協調を必要とする応用向けに性能を微調整します。


実際のロボティックシステムでは、アクチュエータモジュールを中核コンポーネントとして構築し、アプリケーションの要求に応じて必要な場合にのみサーボフィードバックを追加します。この階層構造は、モジュールの中心的な役割を強調し、サーボシステムを性能向上のための補助的手段として位置づけます。


モーター選定が実際のロボット応用に与える影響


実際のロボティクスでは、適切なモーターやアクチュエータモジュールの選定は、最大トルクや最高速度だけで決まるものではなく、動的負荷下での性能、長時間運転、統合制約における実際のシステム性能が重要です。


アクチュエータモジュールは、安定した高密度トルク、コンパクトな形状、簡易な統合を提供するよう設計されており、ほとんどのロボットプラットフォームの基盤となります。一方、サーボモーターはフィードバックによる精密制御を提供しますが、複雑さ、コスト、設計制約を追加することが多く、標準的な応用では必ずしも使用が正当化されるわけではありません。

 

applications-of-robotic-actuators

 

モバイルロボットと駆動システム:負荷下での連続運転


モバイルロボット(AGVやAMRを含む)は、長時間の稼働と可変ペイロードに直面するため、エネルギー効率と信頼性が重要です。この点で、ロボティックアクチュエータモジュールは以下の点で優れています:

  • 長時間の運転でも過熱せず、持続的なトルクを供給

  • 高効率を維持し、エネルギー損失を最小限に抑えることで、バッテリー寿命延長と充電回数の削減を実現

  • ギアボックスやドライバとのコンパクトな統合により、設計の複雑性や機械的インターフェースを低減


サーボモーターが不向きな理由:閉ループ制御は計算負荷を増加させ、追加の配線やキャリブレーションが必要です。多くのモバイルロボットでは、ナビゲーションや速度制御はモジュール固有の機械的応答で十分対応可能であり、完全なサーボフィードバックは過剰です。また、熱管理や部品重量も重要で、サーボ駆動システムは追加の熱発生や大型筐体を必要とし、設計の自由度を制限します。


ポイント:ロボティックアクチュエータモジュールは、ほとんどのモバイルロボット用途に必要な堅牢性と効率性を提供し、サーボフィードバックは精密なナビゲーションが必要な場合にのみ使用されます。

 

ヒューマノイドおよび脚型ロボット:トルク密度とフィードバックの複雑性



要求項目ロボティックアクチュエータサーボモーター
基本トルク高く、コンパクト設計により安定した歩行を実現外部チューニングやコントローラ調整が必要
動的応答負荷変動を自然に処理急速な負荷変化ではセンサー誤差や制御遅延に敏感
統合モジュール化されスケーラブル、機構との組み合わせが容易多くの場合かさばる;追加の配線、エンコーダ、リアルタイム制御ユニットが必要
長期信頼性機械構造が単純なためメンテナンス低減ドリフトやキャリブレーション誤差、部品摩耗のリスク増


脚型ロボットでは、アクチュエータモジュールが主要な機械能力を提供し、連続運動のための高トルク密度と効率的なエネルギー使用を保証します。サーボモーターはバランスや関節精度を向上させることができますが、これには高度なセンサーフュージョンやリアルタイム制御ループが必要であり、故障ポイントや遅延、ソフトウェア・ハードウェアの複雑性が増加します。モジュールの機械的堅牢性により、衝撃や地形変化にも安定して対応できるのに対し、サーボシステム単独では十分な基盤がない場合、対応が困難です。

 

外骨格および義肢:精度・安全性・適応運動


ウェアラブルロボティクスにおける重要な考慮点:滑らかな動作、ユーザーの安全性、エネルギー効率、人間の動作への応答性。


1.  機械的基盤(ロボティックアクチュエータ):

  • 予測可能なトルク出力を提供し、安全で滑らかな動作を実現

  • コンパクトかつ省エネルギーで、軽量ウェアラブル設計に適応

  • 頻繁な再キャリブレーションなしで連続運転可能


2.  精度向上(サーボモーター):

  • 適応トルクや位置補正を導入

  • リアルタイムセンサー、エンコーダ、コントローラが必要で、重量、配線、制御の複雑性を増加

  • 突発的な負荷変化やセンサー誤差に敏感で、信頼性低下やメンテナンス増加の可能性


結論:アクチュエータモジュールは安全で信頼性の高いコア動作を提供し、サーボシステムはリアルタイムフィードバックが必要な場合にのみ適応性や追従性を向上させます。しかし、モジュールのトルク密度、コンパクト性、エネルギー効率を代替することはできません。

 

総括的洞察:シナリオを問わず、アクチュエータモジュールは機械的単純性、エネルギー効率、高トルク密度、統合柔軟性に優れています。サーボモーターは微調整を行うものであり、基礎的な駆動力にはなりません。サーボのみの駆動では複雑性、重量、熱管理の課題が増大し、比例した利点を得られないことが多いです。適切なシステム設計では、アクチュエータモジュールを主要駆動として利用し、精密制御や適応制御が必要な場合にのみサーボフィードバックを導入します。

 

ロボティックアクチュエータ vs サーボモーター:ロボットシステムにおける主要な違い


アクチュエータモジュールとサーボモーターシステムの違いを理解するには、基本仕様だけでなくシステムレベルでの性能評価が必要です。ロボットにおける性能は、単一のパラメータ(精度やトルク)だけで決まるのではなく、パワー密度、効率性、応答性、統合制約のバランスで定義されます。


アクチュエータモジュールは統合型で高効率な駆動を提供するよう設計されており、サーボモーターシステムはフィードバックとリアルタイム補正による制御精度に重点を置きます。したがって、この違いは単なるモータータイプの差ではなく、運動を提供するための根本的に異なるアプローチの差にあります。

 

frameless-torque-motors-for-robotic-actuator


システムレベル性能比較


項目ロボティックアクチュエータモジュールサーボモーターシステム
基本機能モーター+ギアボックス+ドライバを統合した駆動フィードバック駆動の運動制御
トルク密度高く、コンパクトなロボット関節向けに最適化モーターと外部設計に依存
効率連続運転下で高効率フィードバックループによるオーバーヘッドで低下
応答性機械的に安定、低遅延高速だがセンサーと制御ループに依存
熱特性持続負荷向けに最適化制御電子機器からの追加熱
統合コンパクトでモジュール化、プラグ&プレイ複数コンポーネントの統合が必要
スケーラビリティ複数システムに容易に展開可能拡張により制御の複雑性が増加
システム複雑性低く、依存関係が少ない高く、チューニングやキャリブレーションが必要


エンジニアリング視点:ロボティクスで本当に重要なこと


実際のロボットシステムでは、モーター選定は制御精度だけでなく、機械的出力要件やシステム制約の組み合わせによって決まります。主な判断パラメータは以下の通りです。


1.  トルク密度と機械的出力


ヒューマノイド、脚型ロボット、モバイルプラットフォームでは、限られたスペース・重量制約内で高トルクが必要です。

  • ロボティックアクチュエータモジュールは、減速機構とモーターを統合してコンパクトで高トルクを実現するよう最適化されています。

  • サーボシステムは精密制御が可能ですが、外部ギアボックスや追加部品に依存することが多く、システムサイズが増え、パワー密度が低下します。


結果:ほとんどのロボット用途では、アクチュエータモジュールの方が体積あたりの実効トルクが高く、性能と設計柔軟性に直結します。


2.  エネルギー効率と熱制約


特にモバイル・ウェアラブルロボットは、厳しいエネルギー予算と熱制限下で運用されます。


  • アクチュエータモジュールは連続運転向けに設計され、高効率でエネルギー損失と発熱を最小化します。

  • サーボシステムは連続的なフィードバックループ、信号処理、制御補正によりエネルギー消費と熱負荷が増加します。


結果:長時間運用(AGV、AMR、外骨格など)では、サーボ駆動ソリューションは追加の熱管理が必要となり、システム効率と信頼性が低下する可能性があります。


3.  制御と安定性のトレードオフ


サーボモーターは精密性に優れますが、以下のトレードオフがあります:

  • 高周波フィードバックと制御ループに依存するため、センサー雑音、遅延、チューニング品質に敏感

  • アクチュエータモジュールは機械的に安定した出力を提供し、連続運動や予測可能な負荷パターンでは十分な性能を発揮


結果:特に厳密な位置決めが不要な場合、多くの実運用シナリオではサーボシステムによる追加制御は性能向上に直結しません。


4.  統合とシステムアーキテクチャ


現代ロボットはコンパクトさ、モジュール性、展開の容易さを重視します。


  • アクチュエータモジュールはモーター、ギアボックス、エンコーダ、ドライバを一体化し、配線やアライメント問題、組立時間を最小化してシステム複雑性を低減

  • サーボモーターシステムは通常、複数コンポーネントで構成され、設計の複雑化、故障ポイント増加、キャリブレーション負荷を伴います


結果:アクチュエータモジュールはシステムアーキテクチャを大幅に簡素化し、スケーラブルなロボット開発において重要です。

 

実際の応用における意味


単一ソリューションを普遍的に適用するのではなく、以下の要因がアプリケーション要件にどの程度適合するかで選択が決まります。


アクチュエータモジュールが適している場合

  • 連続運動システム(AGV、AMR、コンベヤ)

  • スペース制約のある設計(ヒューマノイド関節、ウェアラブルロボット)

  • エネルギー制約のある用途(バッテリー駆動ロボット)

  • モジュール設計によるスケーラブルな展開


これらの場合、アクチュエータモジュールは複雑な制御システムなしで必要な性能の大部分を提供します。


サーボシステムが必要になる場合

  • 高精度位置決め(産業用マニピュレータ)

  • 多軸同期制御

  • リアルタイム補正が必要な動的環境


これらのケースでも、ロボティックアクチュエータモジュールが機械的基盤を提供し、サーボシステムは制御性能を向上させる補助として機能します。

 

主要な洞察:ロボットシステムにおいて、アクチュエータモジュールは単なるサーボモーターの代替ではなく、トルク、効率、統合性をシステムレベルで提供する主要な動力源です。サーボモーターシステムは精密制御や適応制御に不可欠ですが、追加の複雑性、エネルギー消費、設計制約を伴います。その利用は特定の制御要件に基づき、デフォルトではありません。


最も効果的なロボット設計では、アクチュエータモジュールをコア駆動層として活用し、必要に応じてサーボ制御を選択的に導入して性能を最適化します。

 

ロボットに最適な駆動ソリューションを選択する方法


how-to-choose-right-robotic-actuator


ロボティックアクチュエータモジュールとサーボモーターシステムの違いを理解した後は、その知識を実際の選定戦略に落とし込む段階です。


ロボットにおける選定は、単にモーターの種類を選ぶことではなく、駆動能力、負荷特性、制御要件、システムアーキテクチャの相互作用を定義することが重要です。多くの実運用システムでは、アクチュエータモジュールが物理的基盤を形成し、サーボ制御はアプリケーションが追加の複雑性を正当化する場合にのみ導入されます。

 

1. モータータイプではなく、動作プロファイルから開始する


まず、事前に分類されたモータータイプではなく、ロボットが実際の運用条件下でどのように動作するかを定義します。動作特性は、追加の制御レイヤーが必要かどうかを直接決定します。


「どのモーターが優れているか」を問うのではなく、システムが連続運動を優先するか、制御された運動を優先するかを問う方が適切です。


  • 連続運動システム(モバイルロボット、AGV、コンベヤ):安定性、効率、長時間運転に焦点→ ロボティックアクチュエータモジュールで十分

  • 軌道制御システム(ロボットアーム、手術用ロボット):高精度な位置、速度、協調運動が必要 → サーボ制御が必要


ポイント:制御の必要性は動作プロファイルから決まる。逆ではない。

 

2. トルクを実際の負荷挙動に合わせる


ロボットにおけるモーター選定は基本的にトルクの適合プロセスです。重要なのは公称仕様ではなく、実運用中のトルク要求の変化です。


多くのロボットシステムでは負荷は一定ではなく、加速度、重力、相互作用力、動的運動が変動的なトルクを生じます。平均トルクを満たしてもピークトルクで不足するモーターは、安定性や信頼性の問題につながります。


エンジニアリングの観点から評価すべき3要素:

1.  加速や過渡負荷に対応するピークトルク

2.  持続運転に必要な連続トルク

3.  動作フェーズごとの負荷変動


利点:アクチュエータモジュールはモーターと減速機を統合しており、コンパクト構造で高い実効トルク密度を提供。関節駆動やモバイルロボットに最適。

 

3. 制御は必要なときのみ追加する


制御の複雑性はシステム要件から生じるべきであり、デフォルト設計として組み込むべきではありません。特に運動パターンが予測可能な場合、フルサーボ制御を導入すると、システム負荷が増す割に利点が少ないことがあります。


アクチュエータモジュールのみで十分な場合:

  • 運動が繰り返しまたは連続的

  • 負荷変動が比較的予測可能

  • 高周波フィードバックが必須でない


サーボ制御が正当化される場合:

  • リアルタイムの誤差補正が必要

  • 多軸同期制御が必須

  • 外乱の能動補償が必要


注意:サーボ制御は性能向上をもたらすが、アプリケーションで真に必要な場合にのみ有効。

 

4. 統合制約を早期に評価する


現代のロボットでは、統合制約が性能仕様以上に設計に影響します。スペース、重量、配線の複雑性、熱制限が直接的に実現性と信頼性を左右します。

特にヒューマノイド、ウェアラブル、コンパクトな関節では、設計余裕が限られ、システム複雑性が急速に増大します。


アクチュエータモジュールの利点:

  • モーター、ギアボックス、エンコーダ、ドライバを統合

  • 配線・組立の複雑性を低減

  • インターフェース数を減らして信頼性向上


サーボベース設計の課題:

  • 複数の独立コンポーネント

  • 複雑なシステムレイアウト

  • 高度なキャリブレーションとメンテナンス


ポイント:システム全体を簡素化するソリューションの方が、単一パラメータ改善よりも優れた結果をもたらす。

 

5. システムアーキテクチャの視点で考える


モーター選定は最終的にアーキテクチャ上の決定です。目標は制御能力を最大化することではなく、価値を生む場所に適切に配置することです。


多くの現代ロボットは層構造を採用:

  • アクチュエータモジュールがコア駆動能力を提供

  • サーボ制御は高精度や適応性が必要な関節やサブシステムに選択的に適用


過剰設計を避け、システムを効率的かつスケーラブルに維持します。

 

選定戦略まとめ


1.  アクチュエータモジュールから開始し、トルク、効率、統合の基準を確立

2.  理論値ではなく、実負荷条件で性能を検証

3.  精度や同期の必要性に応じてサーボ制御を選択的に導入

4.  制御の複雑性よりも、システムの単純性、信頼性、スケーラビリティを優先


結論:重要なのは「アクチュエータモジュールかサーボモーターか」ではなく、堅実な駆動基盤の上にどの程度の制御を構築するかです。


アクチュエータモジュールはほとんどのロボットシステムで依存される機械性能を提供します。サーボシステムは精度が重要な場面で性能を補完しますが、効率的で高密度な駆動の核心を置き換えることはできません。


ロボット分野で統合型アクチュエータモジュールが標準になりつつある理由

 

現代のロボットでは、モーションシステムが従来の個別モーターコンポーネントではなく、統合型アクチュエータモジュールを中心に構築される傾向が強まっています。この変化は、単一コンポーネントの性能ではなく、システムレベルでの最適化に重点を置く流れを反映しています。


モーター、ギアボックス、エンコーダ、ドライバを統一アーキテクチャに組み込むことで、アクチュエータモジュールはシステムの複雑性を低減し、実際の運用条件下でより一貫性のある予測可能な動作を実現します。

 

伝統的な多コンポーネント設計の限界


ロボットシステムの複雑化が進むにつれ、自由度の増加、動的要求の高度化、空間制約の厳格化により、従来型設計の制約が顕著になります。

モーター、伝達系、センサー、コントローラを分離すると、以下のようなシステムレベルでの課題が蓄積されます:

  • 機械的なアライメント不良

  • 信号同期の問題

  • 動的応答の不一致

 

統合型アクチュエータモジュールの利点


内部インターフェースを減らし、主要コンポーネントを最適化された単一ユニット内に配置することで、以下を実現します:

  • 機械損失を抑えた効率的なトルク伝達

  • 外部依存の少ない簡素なシステムアーキテクチャ

  • 運用条件下でのより安定で予測可能な制御挙動


同時に、アクチュエータモジュールはモーター本来の強みである連続運転能力、効率、トルク出力を、外部コンポーネント間の不整合に制限されることなく最大限活用できます。

 

なぜサーボシステムをデフォルトにしないのか


サーボシステムは、CNC機械、産業オートメーションライン、制御環境下の固定型ロボットマニピュレータなど、高精度位置決め、厳密な軌道制御、多軸同期が求められる用途で重要な役割を果たします。


しかし、移動型ロボット、人との相互作用、動的環境下では、優先順位が変化します。システム効率、コンパクト性、堅牢性、スケーラビリティが絶対位置精度よりも重要になる場合が多くあります。


従来型サーボアーキテクチャに依存すると、以下のトレードオフが生じます:

  • 分散コンポーネントによるシステム複雑性の増加

  • キャリブレーション、チューニング、フィードバック安定性への依存度の増大

  • 環境変動や遅延への感度上昇

  • 空間制約のある設計で統合効率が低下


そのため、サーボ制御は機能レイヤーとして有用ですが、駆動システムの基盤として常に最適とは限りません。

 

まとめ

  • 統合型アクチュエータモジュールは、システム指向設計への移行を象徴し、性能だけでなく効率、信頼性、スケーラビリティを重視

  • サーボシステムの役割は、デフォルトアーキテクチャから選択的制御レイヤーへ再定義

  • ほとんどの現代ロボットでは、統合型駆動がより実用的で堅牢な基盤を提供し、必要に応じて高次制御戦略を上に構築可能

 

次のステップ:システム要件からロボティックアクチュエータの選定へ


ak-40-10-robotic-actuator

 

実運用におけるロボット応用では、システムごとにトルク供給、動作特性、制御の複雑性に異なる要求が存在します。アクチュエータモジュールは、ほとんどの機械的および統合上の要件を直接満たし、性能要求が明確に高い場合にのみサーボ制御が導入されます。

 

典型的ロボットシナリオにおける推奨駆動方式:


アプリケーション

主な要求

推奨駆動

統合ソリューション例

モバイルロボット(AGV/AMR

連続運動、効率、適度な精度

ロボティックアクチュエータモジュール

AK60-6 V1.1 KV80  (高度なナビゲーションではオプションで閉ループ統合可)

ロボットアーム

軌道精度、多軸同期

ロボティックアクチュエータモジュール + サーボ(精密運動を保証

AK60-39 KV80,AK70-10 KV100

ヒューマノイドロボット

コンパクト高トルク関節、動的バランス

ロボティックアクチュエータモジュール

AK45-36 KV 80

足型ロボット

可変荷重下での安定性、動的応答

ロボティックアクチュエータモジュール

AK80-9 V3.0 KV100

外骨格・義肢

滑らかで安全、適応性のある動作

ロボティックアクチュエータモジュール + サーボ(人間とのインタラクションに応答可能)

AK80-64 KV80、AK60-6 V3.0 KV80


この比較から明らかなのは、統合型アクチュエータモジュールがロボット設計の基盤を形成し、必要なトルク、効率、信頼性を提供する点です。サーボシステムは通常、精度や適応性、フィードバックが重要な場合にのみ性能向上の層として適用されます。このアプローチにより、システムの堅牢性を最大化しつつ複雑性を最小化できます。エンジニアにとって重要なのは、単にモータータイプを選ぶのではなく、システムレベルの要件に合致する完全な駆動ソリューションを特定することです。


CubeMarsの統合型アクチュエータソリューションを活用することで、用途に最適な駆動構成を見つけることができます。


結論


ロボットにおけるアクチュエータモジュールとサーボシステムの選択は、優劣ではなく用途に適した設計に基づくべきです。

  • ロボティックアクチュエータモジュール:コア駆動、トルク密度が高く、コンパクトで省エネルギー、スケーラブル。モバイルロボット、ヒューマノイド、足型プラットフォーム、ウェアラブルデバイスのほとんどに最適。

  • サーボシステム:精度、同期、適応制御を向上させるために選択的に追加され、機械的基盤の補助として機能。


統合型アクチュエータモジュールを主要駆動として優先し、サーボフィードバックは必要な箇所にのみ重ねることで、効率的で信頼性が高く、適応性に優れたロボットシステムを実現できます。これは業界の最新動向とも一致しており、高性能モーションは個別モーターの選択ではなく、システムレベルの統合から生まれることを示しています。



関連記事
CubeMars ポッテド・フレームレス・インランナー・モーター 新品!
CubeMars ポッテド・フレームレス・インランナー・モーター 新品!
ロボット工学と産業オートメーションの分野では、モーターの性能と信頼性が最も重要であり、キューブマーズの最新のポッティングフレームレス内部回転モーターRI-PHシリーズは、優れた電気性能と革新的なデザインで強力な新商品です。
Aug 01,2024
ロボットモーターの選定:適切なモーターの選び方
ロボットモーターの選定:適切なモーターの選び方
用途に適したロボットモーターの選び方を解説。トルク、速度、出力、減速比、フィードバック、熱性能などの重要なポイントを紹介します。
Sep 06,2023
ゼロからデュアルモーター電動車椅子を製作し、移動に制限のある妻に自由を取り戻した方法
ゼロからデュアルモーター電動車椅子を製作し、移動に制限のある妻に自由を取り戻した方法
どのようにゼロから2つのモーターを使って電動車椅子を手作りし、病気の妻に自由を取り戻させたかをご覧ください。
Apr 02,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ