Pourquoi construire un fauteuil roulant électrique DIY
1.La force motrice de l’amour
2.La force motrice du moteur
Comment construire un fauteuil roulant électrique : un guide complet étape par étape
Architecture du système de fauteuil roulant électrique
Performance du fauteuil roulant électrique
Du fauteuil roulant manuel au fauteuil roulant électrique : l’évolution de la propulsion
La tendance vers la personnalisation des fauteuils roulants électriques
Facteurs clés dans la sélection des moteurs pour fauteuils roulants électriques
Résumé

Comment la fabrication d’un fauteuil roulant électrique à double moteur à partir de zéro a redonné la liberté à une épouse à mobilité réduite

CubeMars / Apr 02,2026

Pourquoi construire un fauteuil roulant électrique DIY


Pour beaucoup de gens, un fauteuil roulant est simplement un moyen de transport. Mais pour Christina, l’épouse d’Osi, il s’agit de « retrouver la liberté de se déplacer ».


Christina souffre de dystrophie musculaire. Elle a perdu la capacité de marcher, et même des mouvements simples comme lever les bras sont extrêmement difficiles. Pour la plupart des gens, sortir se promener ou aller quelque part sur un coup de tête est un choix qui ne demande aucune réflexion ; mais pour elle, chaque sortie dépend de l’aide et de la compagnie des autres, et « la liberté de sortir seule » est devenue un luxe insaisissable.


Osi a refusé d’accepter cela.


Il ne voulait pas que « mobilité réduite » signifie « vie limitée ». Il voulait que Christina puisse encore sortir et participer à la vie, plutôt que d’être confinée dans un petit monde. Il a donc pris une décision — construire un fauteuil roulant électrique pour Christina.


Il devait être pliable et suffisamment léger pour un transport et un stockage faciles ; il devait offrir une puissance stable et suffisante pour franchir de petites pentes sans effort ; il devait avoir une autonomie d’environ 10 km et des capacités de recharge rapide pour s’adapter à une utilisation quotidienne fréquente ; plus important encore, il devait prendre en charge une commande à distance sans fil légère, permettant à Christina de se déplacer et de l’utiliser de manière autonome même avec une mobilité des mains limitée.


Ce qui a transformé cette idée apparemment lointaine en réalité, étape par étape, ce sont deux « forces motrices » complètement différentes mais tout aussi importantes.


1.La force motrice de l’amour


La première force motrice vient de l’émotion. C’est l’espoir d’Osi que l’être aimé puisse retrouver sa liberté de mouvement — une détermination qui refuse tout compromis.


Mais ils ont vite réalisé que le défi était bien plus complexe que simplement « construire un fauteuil roulant électrique ».


Les produits existants sur le marché étaient soit trop lourds pour entrer facilement dans une voiture, soit leurs dimensions rendaient impossible une position confortable à une table à manger ; soit ils manquaient de puissance suffisante pour franchir même de petites pentes ; soit leurs commandes étaient si complexes qu’elles étaient pratiquement inutilisables pour des utilisateurs incapables de lever les bras.


Ce n’était pas une question de fonctionnalités manquantes — c’est que ces produits n’avaient jamais vraiment été conçus pour quelqu’un comme Christina.


Ainsi, dès le début, ce fauteuil roulant a été redéfini. Il n’avait pas besoin de répondre aux besoins génériques de milliers de personnes ; il devait simplement s’aligner parfaitement sur le rythme de vie d’une seule personne.


2.La force motrice du moteur


Si « l’amour » a donné naissance à cette idée, ce sont l’ingénierie et la technologie qui l’ont rendue possible.


Une fois les exigences clairement définies, les défis sont devenus concrets :


  • Comment fournir une puissance suffisante tout en garantissant une construction légère ?


  • Comment maintenir le fauteuil roulant stable et fiable face aux pentes ?


  • Comment pouvons-nous réaliser un système d’entraînement efficace et contrôlable dans un espace limité ?


En fin de compte, le cœur de ces questions pointe vers un facteur critique unique : la conception du système d’entraînement.


Au sein du système d’entraînement, le moteur n’est plus simplement un actionneur basique ; il est le « cœur » qui définit les limites de performance de toute la machine. Il ne détermine pas seulement si le fauteuil roulant peut gravir des pentes en douceur et se déplacer de manière stable, mais impacte également directement la précision du contrôle, l’efficacité énergétique et la compacité de la structure globale. En d’autres termes, la distance que ce fauteuil roulant peut parcourir, sa stabilité, et le fait qu’il soit réellement facile à utiliser dépendent en grande partie de la manière dont le moteur est sélectionné et utilisé.


Pour cette raison précise, à partir de ce moment, ce projet n’est plus simplement « construire un fauteuil roulant pour une épouse ». Il est entré dans une phase plus concrète : comment construire, à partir de zéro, un système d’entraînement électrique véritablement adapté à Christina, et créer un fauteuil roulant exclusivement pour elle.


Comment construire un fauteuil roulant électrique : un guide complet étape par étape



Architecture du système de fauteuil roulant électrique


Le fauteuil roulant électrique développé par Osi se compose principalement d’une unité de contrôle principale, de moteurs d’entraînement, d’une structure mécanique et d’un système d’alimentation.


Parmi ceux-ci, deux microcontrôleurs sans fil basés sur ESP32 servent de cœur du système, responsables du contrôle du moteur et de l’opération à distance ; les actionneurs AKA10-9 KV60 intégrés dans les roues gauche et droite fournissent la puissance, permettant l’avancement, la direction et le freinage grâce à un contrôle différentiel.


Le châssis du fauteuil roulant supporte l’utilisateur et connecte tous les modules fonctionnels, formant une plateforme mobile stable ; les deux batteries conçues sur mesure situées en bas fournissent une alimentation continue et stable à l’ensemble de l’unité, permettant ainsi une mobilité intelligente efficace et fiable.


aka10-9-kv60-electric-wheelchair-1


Performance du fauteuil roulant électrique

En pratique, ce fauteuil roulant électrique personnalisé atteint les caractéristiques et performances suivantes :


Pliable

Vitesse de déplacement

Autonomie

Prend en charge le contrôle sans fil

Prend en charge la charge rapide

Oui

5.3km/h

12.5km

Oui

Oui

 

Dans une utilisation réelle, ces spécifications précises ne sont pas seulement des indicateurs techniques, mais aussi la base permettant à Christina de se libérer de ses contraintes :


  • Véritable liberté de mouvement

En simplifiant considérablement la structure mécanique grâce à des actionneurs hautement intégrés, ce fauteuil roulant permet un pliage en une seule action. Il n’est plus un fardeau lors des déplacements, mais un compagnon qui se glisse facilement dans un coffre, permettant à Christina d’entreprendre un nouveau voyage à tout moment, n’importe où.


  • Le rythme d’une vie lente

Une vitesse maximale de 5,3 km/h correspond au rythme de marche rapide d’un adulte. Cela garantit non seulement une sécurité absolue, mais permet également à Christina de marcher côte à côte avec sa famille au rythme le plus naturel. Elle n’est plus une simple spectatrice « poussée », mais une véritable compagne de vie.


  • Plus d’angoisse liée à l’autonomie

Avec une autonomie de 12,5 km et une technologie de charge rapide, même les sorties spontanées peuvent être réalisées sans difficulté. Pour Christina, chaque kilomètre supplémentaire lui donne la confiance nécessaire pour explorer le monde.


  • Le contrôle du bout des doigts

Compte tenu de la force limitée des mains de Christina, la fonction de commande sans fil est devenue « l’âme » du fauteuil roulant. Elle n’a plus besoin de forcer pour déplacer un joystick lourd ; d’un simple mouvement du bout des doigts, elle peut diriger précisément le fauteuil roulant. À cet instant, elle a enfin retrouvé le droit perdu de décider de sa propre direction.


Du fauteuil roulant manuel au fauteuil roulant électrique : l’évolution de la propulsion


Dans le domaine de la rééducation et de l’assistance à la mobilité, les fauteuils roulants ont connu une évolution significative de la propulsion manuelle vers la propulsion électrique. Les premiers fauteuils roulants manuels reposaient principalement sur la force du haut du corps de l’utilisateur pour se déplacer. Grâce à leur structure simple et leur coût plus faible, ils ont été largement adoptés pour les besoins de mobilité de base. Cependant, cette approche à propulsion humaine présente des limitations évidentes lors d’une utilisation prolongée, sur des terrains complexes et sous de fortes charges. Elle entraîne non seulement une fatigue de l’utilisateur, mais peine également à répondre à des exigences plus élevées en matière d’efficacité et de confort.


Avec les progrès de la technologie des moteurs et des systèmes de contrôle, les fauteuils roulants électriques sont progressivement devenus la solution dominante. En intégrant des systèmes entraînés par moteur, les fauteuils roulants peuvent atteindre une mobilité automatisée, réduisant considérablement l’effort physique requis des utilisateurs tout en améliorant nettement la précision et la stabilité du contrôle du mouvement. D’un point de vue technique, cette évolution représente non seulement une amélioration des méthodes de propulsion, mais aussi le passage des fauteuils roulants de structures purement mécaniques à des systèmes mécatroniques.


Comparaison des fauteuils roulants manuels et électriques

Catégorie

Fauteuil roulant manuel

Fauteuil roulant électrique

Type d’entraînement

Manuel

Électrique

Précision opérationnelle

Faible

Élevée

Utilisation à long terme

Sujet à la fatigue

Sans effort

Fonctionnalité

Aucune

Prend en charge les contrôles intelligents et des fonctions supplémentaires


Comme le montre la comparaison, les fauteuils roulants électriques offrent non seulement une expérience utilisateur nettement améliorée, mais leur principal avantage réside dans le saut de performance apporté par le système d’entraînement. Cela fait de la « conception du moteur et du système d’entraînement » un facteur clé dans la détermination de la compétitivité d’un produit. Le système d’entraînement est le cœur d’un fauteuil roulant électrique, et en tant que composant clé pour la sortie de puissance, les performances du moteur déterminent directement la puissance globale, l’expérience de conduite et l’autonomie.


La tendance vers la personnalisation des fauteuils roulants électriques


À mesure que les exigences des utilisateurs continuent d’augmenter, les fauteuils roulants électriques évoluent vers davantage d’intelligence, une intégration plus élevée, une efficacité accrue et une sécurité renforcée. Les produits standardisés traditionnels sont de plus en plus incapables de répondre aux besoins de scénarios d’utilisation diversifiés. De plus en plus d’utilisateurs optent pour des fauteuils roulants électriques personnalisés, principalement en raison des différences individuelles et de la grande diversité des environnements d’utilisation.


D’une part, les utilisateurs diffèrent considérablement en termes de morphologie, de condition physique et de besoins d’utilisation à long terme. Les conceptions standardisées ne parviennent souvent pas à offrir un soutien et un confort idéaux, tandis que les solutions personnalisées peuvent améliorer efficacement l’ergonomie et l’expérience utilisateur à long terme. D’autre part, les environnements des utilisateurs varient fortement (par exemple, intérieur, extérieur ou terrain complexe), ce qui crée des exigences distinctes en matière de chaîne cinématique, de performance de conduite et de stabilité — une tendance qui pousse davantage l’évolution des systèmes d’entraînement vers une « configuration à la demande ». Parallèlement, avec les progrès des technologies de contrôle intelligent et d’interaction, la demande des utilisateurs pour des combinaisons de fonctionnalités personnalisées — telles que le contrôle à distance et la surveillance des données — continue de croître.


Du point de vue du développement industriel, la tendance vers la personnalisation est également confirmée par les données du marché. Selon le « Wheelchair Market Growth Scenario 2025–2035 », la demande des consommateurs pour des configurations personnalisées, des produits multifonctionnels et à haut niveau de confort continue d’augmenter, poussant les entreprises à introduire continuellement des solutions ajustables et personnalisées. De plus, une autre étude sectorielle indique que le marché mondial des fauteuils roulants devrait passer d’environ 8,9 milliards de dollars en 2025 à 21,8 milliards de dollars d’ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,8 %. Dans ce contexte, la « personnalisation et l’amélioration du confort » sont devenues des moteurs clés de la croissance du marché.


Dans ce contexte, les moteurs ne sont plus simplement des actionneurs, mais sont devenus les composants essentiels déterminant les performances globales et l’adaptabilité du fauteuil roulant. Leurs performances en matière de couple, de précision de contrôle et d’intégration système impactent directement les performances de puissance, l’expérience utilisateur et le niveau d’intelligence des fauteuils roulants électriques personnalisés.


Sur le plan technologique, cette tendance pousse également l’évolution des systèmes d’entraînement vers la modularisation et des conceptions basées sur des plateformes. Les actionneurs hautement intégrés remplacent progressivement les configurations traditionnelles séparées « moteur + variateur + réducteur », ce qui réduit non seulement la complexité du système, mais améliore également considérablement l’efficacité d’installation et la fiabilité. Parallèlement, les architectures de contrôle distribuées basées sur le bus CAN deviennent dominantes, conférant à l’ensemble du système une meilleure évolutivité et une stabilité accrue.


Par conséquent, cela impose des exigences plus élevées au moteur lui-même. Il doit non seulement offrir une densité de couple élevée et une grande efficacité, mais aussi équilibrer la compacité structurelle, l’adaptabilité environnementale et la fiabilité de fonctionnement à long terme. Ces facteurs constituent collectivement les défis clés dans la conception des systèmes d’entraînement pour les fauteuils roulants électriques personnalisés.


Facteurs clés dans la sélection des moteurs pour fauteuils roulants électriques


Pour les applications nécessitant une densité de couple élevée et des solutions d’entraînement hautement intégrées, l’actionneur intégré AKA10-9 KV60 fournit un support technique fiable pour les fauteuils roulants électriques.


  • Capacité de sortie de couple

Le moteur doit fournir un couple suffisant pour supporter le démarrage, l’accélération et la montée des pentes, tout en garantissant la stabilité dans des conditions de charge variables.


En termes de capacité de sortie de couple, l’AKA10-9 KV60 présente une densité de couple élevée et d’excellentes performances de transmission de puissance. Combiné à sa conception de réduction par engrenage planétaire, cet actionneur fournit une force motrice stable et suffisante lors du démarrage, de l’accélération et de la montée des pentes.


Grâce à sa forte capacité de couple, ce fauteuil roulant électrique maintient un fonctionnement stable sur différentes conditions de route et assure une transmission efficace de la puissance dans un espace d’installation limité. Cela facilite non seulement une conception légère de l’ensemble, mais améliore également considérablement la capacité de montée et les performances d’autonomie.


  • Efficacité énergétique et autonomie

Les moteurs à haute efficacité réduisent efficacement les pertes d’énergie, prolongeant ainsi l’autonomie, ce qui en fait un facteur clé pour améliorer les performances globales du système.


En termes d’efficacité énergétique et d’autonomie, le moteur sans balais à haute efficacité et la solution d’entraînement optimisée réduisent efficacement les pertes d’énergie, contribuant à prolonger l’autonomie du fauteuil roulant, à minimiser la génération de chaleur et à améliorer la fiabilité du système, permettant ainsi une durée de fonctionnement plus longue.


  • Précision de contrôle

Les fauteuils roulants électriques ont des exigences élevées en matière de contrôle à basse vitesse ; le moteur doit permettre des démarrages en douceur et un réglage précis de la vitesse afin d’améliorer l’expérience utilisateur.


En termes de précision de contrôle, l’AKA10-9 V3.0 prend en charge plusieurs modes de contrôle en boucle fermée, permettant un contrôle synchronisé de la position, de la vitesse et de l’accélération. Cela offre des démarrages plus fluides et des manœuvres à basse vitesse plus précises, répondant aux exigences de confort et de sécurité des fauteuils roulants électriques.


  • Capacités de communication et d’intégration

Les moteurs prenant en charge des protocoles de communication industriels tels que le bus CAN facilitent l’intégration du système et l’extension des fonctionnalités, améliorant ainsi la stabilité globale du système.


En termes de capacités de communication et d’intégration, la conception de l’interface CAN isolée de l’AKA10-9 V3.0 améliore non seulement la résistance aux interférences et la stabilité de communication, mais fournit également une base solide pour l’intégration du système et l’extension des fonctionnalités. La conception de l’interface enfichable 2+5 broches intègre les connexions d’alimentation et de signal, améliorant la fiabilité des connexions et la résistance aux vibrations, la rendant adaptée à un fonctionnement à long terme dans des dispositifs mobiles.


Spécifications clés de l’actionneur AKA10-9 KV60

Modèle

Dimensions du moteur

Poids du moteur

Couple maximal

Vitesse à vide

Capacité de charge

AKA10-9 KV60

∅100*70mm

1060g

53Nm

320rpm

50 kg


aka10-9-kv60-actuator


Résumé


En regardant en arrière ce parcours de création à partir de zéro, la signification de ce fauteuil roulant dépasse depuis longtemps le simple accomplissement technique.


Il est difficile d’imaginer qu’Osi manquait initialement d’une formation complète en ingénierie, pourtant, pour redonner à sa femme la capacité de se déplacer de manière autonome, il a choisi de partir de zéro, en explorant les systèmes de contrôle et le code bas niveau pour construire toute la solution d’entraînement pièce par pièce. Ce n’était pas simplement un long processus de fabrication, mais un choix courageux : lorsque les produits standard existants n’ont pas réussi à répondre aux besoins de son être cher, il n’a pas compromis, mais a choisi de créer lui-même la solution. Cette motivation pure, née de la vie réelle, a insufflé aux composants froids et inertes la force la plus authentique et émouvante.


D’un point de vue plus large, l’initiative d’Osi reflète la trajectoire évolutive de toute l’industrie de l’assistance à la mobilité. L’évolution des fauteuils roulants manuels vers les fauteuils roulants électriques représente, dans son essence, un saut générationnel des systèmes de propulsion. L’introduction des moteurs électriques a transformé les fauteuils roulants d’outils mécaniques dépendant uniquement de la force humaine en systèmes électromécaniques intelligents dotés de capacités automatisées. Cela a non seulement réduit considérablement la charge physique des utilisateurs, mais a également, grâce à un contrôle électronique précis, ouvert des possibilités illimitées pour des fonctions telles que le contrôle à distance et l’évitement automatique des obstacles.


Aujourd’hui, face à une explosion de la demande de personnalisation, le rôle du moteur subit une transformation fondamentale. Il n’est plus simplement un composant passif exécutant des commandes ; il évolue progressivement vers l’élément central qui détermine les performances globales et l’expérience utilisateur du dispositif. Comme Osi l’a démontré dans la pratique : un actionneur intégré présentant une densité de couple élevée, des capacités de contrôle multi-boucles et des interfaces de communication stables peut atteindre la sortie de puissance la plus efficace dans un espace extrêmement limité, trouvant un équilibre parfait entre autonomie, maniabilité et fiabilité du système.


À l’aube de l’avenir, l’évolution des systèmes de propulsion ne montre aucun signe de ralentissement. À mesure que les technologies de contrôle intelligent et les besoins personnalisés s’intègrent profondément, les systèmes d’entraînement des fauteuils roulants électriques continueront d’évoluer vers une efficacité accrue, une intégration plus poussée et une meilleure adaptabilité environnementale. Il ne s’agit pas seulement d’un progrès technologique, mais d’une continuité de la compassion — apportant des solutions d’entraînement haute performance à davantage de foyers comme celui d’Osi et Christina, et ouvrant de nouvelles possibilités pour redéfinir la liberté grâce aux dispositifs d’assistance à la rééducation.

Articles connexes
Guide de sélection 2026 des moteurs couple sans cadre pour la robotique
Guide de sélection 2026 des moteurs couple sans cadre pour la robotique
Explorez les moteurs couple sans carcasse pour la robotique. Comparez les conceptions outrunner et inrunner, découvrez des conseils d’intégration et choisissez le moteur idéal pour votre actionneur.
Mar 10,2026
Différences entre les actionneurs de hanche, de genou et de cheville dans les systèmes robotiques : exigences des articulations et guide de sélection
Différences entre les actionneurs de hanche, de genou et de cheville dans les systèmes robotiques : exigences des articu...
Différences entre hanche, genou et cheville et guide de sélection pour robots humanoïdes, exosquelettes et quadrupèdes.
Jun 10,2026
Qu’est-ce qu’un moteur BLDC ?
Qu’est-ce qu’un moteur BLDC ?
Le moteur à courant continu sans balais (Brushless DC Motor, BLDC Motor) est un type courant de moteur utilisé en robotique. Il est alimenté par une tension continue et utilise une commutation électronique, contrairement aux moteurs DC traditionnels qui u
Sep 15,2023