Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
1. 서론: 상지 로봇과 모터 요구사항
2. 주요 적용 분야 및 모터 요구사항
2.1 가정용 서비스 로봇
2.2 재활 및 보조 로봇
2.3 연구 및 실험용 로봇
2.4 공구 작업용 로봇
2.5 물류 및 자재 취급 로봇
2.6 위험 환경 작업용 로봇
3. 모터 시스템의 주요 엔지니어링 과제
4. 적용 시나리오별 모터 요구사항 비교
5. 결론: 상지 로봇의 구동 시스템 설계

상지 로봇의 활용 분야: 모터 요구 사항, 성능 기준 및 설계 과제

CubeMars / Nov 19,2026

1. 서론: 상지 로봇과 모터 요구사항


상지 로봇은 주로 어깨 관절, 팔꿈치 관절, 손목 관절 및 말단 실행 장치로 구성됩니다. 독립형 로봇 팔, 착용형 외골격 로봇, 이동 로봇에 장착되는 매니퓰레이터 시스템 등 다양한 구조 형태로 구현될 수 있습니다.


적용 분야에 따라 관절 구동 시스템에 요구되는 사항은 크게 달라집니다.


  • 고하중 작업: 출력 토크와 연속 부하 구동 능력을 더욱 중요하게 고려합니다.
  • 재활 및 보조 작업: 경량 설계, 낮은 역구동 저항 및 유연한 동작을 우선시합니다.
  • 연구 및 정밀 조작: 높은 피드백 정확도, 동적 응답 성능 및 유연한 구조 통합이 요구됩니다.
  • 장시간 연속 작동: 연속 토크 출력과 열적 안정성을 더욱 중요하게 고려합니다.


따라서 상지 로봇 모터를 설계할 때는 실제 작업, 관절 부하, 기계 구조 및 제어 요구사항을 종합적으로 고려해야 합니다. 본 글에서는 대표적인 6가지 적용 시나리오를 살펴보고, 각 시나리오의 모터 요구사항과 설계 과제를 분석하며, 적합한 모터 구동 솔루션을 소개합니다.



2. 주요 적용 분야 및 모터 요구사항


2.1 가정용 서비스 로봇


가정용 서비스 로봇은 주로 물건 집기, 문 열고 닫기, 탁자 정리, 물품 전달 및 일상생활 보조 등의 작업에 사용됩니다.


주요 설계 과제


  • 가변 부하: 팔의 신전 정도와 말단 장치의 탑재 하중 변화는 어깨 및 팔꿈치 관절의 토크 요구사항에 영향을 미칩니다.
  • 공간 제약: 여러 관절을 컴팩트한 구조에 통합해야 합니다.
  • 인간-로봇 상호작용: 동작 속도, 접촉력 및 관절 관성을 세심하게 제어해야 합니다.
  • 동작의 부드러움: 급격한 가속과 불안정한 관절 움직임을 방지해야 합니다.


관절별 모터 요구사항 참고 범위


관절 위치연속 출력 토크피크 출력 토크주요 성능 요구사항
어깨 관절10–25 N·m20–62.5 N·m높은 토크 밀도, 팔 자체 중량 지지
팔꿈치 관절5–12 N·m10–30 N·m토크와 속도의 균형
손목 관절1–3 N·m2–7.5 N·m경량 설계, 컴팩트한 구조


추천 모터 솔루션


모델정격 토크피크 토크정격 속도중량감속비
AK10-9 V3.0 KV6018 N·m53 N·m235 rpm940 g9:1
AK80-9 V3.0 KV1009 N·m22 N·m390 rpm490 g9:1
AK40-10 V3.0 KV1701.3 N·m4.1 N·m370 rpm190 g10:1


제품 및 적용 관절 매칭


제품적합한 관절매칭 이유
AK10-9 V3.0 KV60어깨 관절높은 토크 출력
AK80-9 V3.0 KV100팔꿈치 관절토크와 속도의 균형
AK40-10 V3.0 KV170손목 관절경량 및 컴팩트한 설계


2.2 재활 및 보조 로봇


재활 및 보조 로봇은 주로 상지 운동 훈련, 관절 가동 범위 운동, 근력 보조 및 일상생활 지원에 사용됩니다. 크게 다음 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.


  • 착용형 상지 외골격 로봇: 사람의 어깨, 팔꿈치 및 손목 관절 움직임과 동기화하여 작동합니다.
  • 독립형 재활 로봇 팔: 로봇 팔이나 말단 장치를 통해 사용자의 훈련 동작 수행을 보조합니다.


주요 설계 과제


  • 인체 관절 정렬: 로봇 관절축과 해당 인체 관절축 사이의 정렬 오차를 최소화해야 합니다.
  • 경량 설계: 착용형 장치의 무게와 운동 관성을 줄여야 합니다.
  • 유연한 상호작용: 사용자의 자발적인 움직임에 따라 보조력을 조절해야 합니다.
  • 동작 안전성: 관절 토크를 제한하고 비상 정지 및 고장 보호 메커니즘을 적용해야 합니다.


관절별 모터 요구사항 참고 범위


관절 위치연속 출력 토크피크 출력 토크주요 성능 요구사항
어깨 관절4–8 N·m8–20 N·m낮은 관성, 유연한 제어
팔꿈치 관절3–6 N·m6–15 N·m낮은 역구동 저항, 부드러운 동작
손목 관절0.5–2 N·m1–5 N·m컴팩트하고 가벼운 설계


추천 모터 솔루션


모델정격 토크피크 토크정격 속도중량감속비
AKE60-8 KV805 N·m12.5 N·m180 rpm260 g8:1
AK60-6 V3.0 KV803 N·m9 N·m233/490 rpm380 g6:1
AK40-10 V3.0 KV1701.3 N·m4.1 N·m370 rpm190 g10:1


제품 및 적용 관절 매칭


제품적합한 관절매칭 이유
AKE60-8 KV80어깨 관절준직결 구동 방식, 유연한 동작
AK60-6 V3.0 KV80팔꿈치 관절적절한 토크 출력
AK40-10 V3.0 KV170손목 관절경량 설계, 고속 작동


2.3 연구 및 실험용 로봇


연구 및 실험용 로봇은 모션 제어, 인간-로봇 상호작용, 정밀 조작, 힘 제어 및 새로운 관절 구조에 관한 연구에 널리 사용됩니다.


주요 설계 과제


  • 구조 통합: 엔코더, 힘 센서 및 기타 측정 장치를 설치할 수 있는 공간을 확보해야 합니다.
  • 제어 유연성: 다양한 연구 응용 분야에 대응하기 위해 위치 제어, 속도 제어 및 토크 제어 등 여러 제어 모드를 지원해야 합니다.
  • 동적 응답: 빠른 동작과 높은 동적 성능이 요구되는 실험 조건을 충족해야 합니다.
  • 전달 성능: 마찰, 백래시, 회전 관성 및 역구동성 등을 중요하게 고려해야 합니다.


관절별 모터 요구사항 참고 범위


관절 위치연속 출력 토크피크 출력 토크주요 성능 요구사항
어깨 관절5–15 N·m10–37.5 N·m넓은 출력 범위, 유연한 구성
팔꿈치 관절3–8 N·m6–20 N·m동적 응답, 피드백 정확도
손목 관절0.5–2 N·m1–5 N·m낮은 관성, 정밀 제어


추천 모터 솔루션


모델정격 토크피크 토크정격 속도중량감속비
AK45-36 V3.0 KV808 N·m24 N·m40 rpm349 g36:1
AK60-6 V3.0 KV803 N·m9 N·m233/490 rpm380 g6:1
AK40-10 V3.0 KV1701.3 N·m4.1 N·m370 rpm190 g10:1


제품 및 적용 관절 매칭


제품적합한 관절매칭 이유
AK45-36 V3.0 KV80어깨 관절비교적 높은 토크 출력
AK60-6 V3.0 KV80팔꿈치 관절토크와 응답 성능의 균형
AK40-10 V3.0 KV170손목 관절경량 설계, 정밀한 동작


2.4 공구 작업용 로봇


공구 작업용 로봇은 주로 나사 체결, 노브 조작, 밸브 개폐, 장비 점검, 커넥터 삽입 및 분리, 공구 취급 등의 작업에 사용됩니다.


주요 설계 과제


  • 공구 탑재 하중: 공구의 무게와 무게중심은 손목, 팔꿈치 및 어깨 관절의 부하에 영향을 미칩니다.
  • 반력: 나사 체결, 회전 조작 및 삽입·분리 작업에서는 추가적인 힘이 발생합니다.
  • 위치 및 힘 제어: 목표 지점에 접근할 때는 정밀한 위치 제어가 필요하며, 접촉 후에는 안정적인 힘을 가해야 합니다.
  • 관절 강성: 공구 작동 중 과도한 구조 변형이 발생하지 않도록 해야 합니다.


관절별 모터 요구사항 참고 범위


관절 위치연속 출력 토크피크 출력 토크주요 성능 요구사항
어깨 관절10–25 N·m20–62.5 N·m높은 토크, 부하 적응성
팔꿈치 관절5–15 N·m10–37.5 N·m동적 응답, 공구 탑재 하중
손목 관절2–5 N·m4–12.5 N·m위치 및 힘 제어, 컴팩트한 통합 설계


추천 모터 솔루션


모델정격 토크피크 토크정격 속도중량감속비
AK10-9 V3.0 KV6018 N·m53 N·m235 rpm940 g9:1
AK80-9 V3.0 KV1009 N·m22 N·m390 rpm490 g9:1
AK45-10 V3.0 KV752.5 N·m7 N·m120 rpm262 g10:1


제품 및 적용 관절 매칭


제품적합한 관절매칭 이유
AK10-9 V3.0 KV60어깨 관절높은 토크 출력
AK80-9 V3.0 KV100팔꿈치 관절토크와 속도의 균형
AK45-10 V3.0 KV75손목 관절컴팩트한 설계, 적절한 토크


2.5 물류 및 자재 취급 로봇


물류 및 자재 취급 로봇은 주로 창고 관리, 배송, 분류 및 이동형 조작 작업에 사용됩니다. 이러한 로봇은 다양한 크기와 무게의 물체를 집고, 운반하고, 지정된 위치에 배치해야 합니다.


주요 설계 과제


  • 말단 장치 탑재 하중: 탑재 하중과 로봇 팔의 신전 길이는 관절 토크 요구사항에 직접적인 영향을 미칩니다.
  • 연속 작동: 반복적인 자재 취급 작업에는 충분한 연속 토크 출력을 제공하는 모터가 필요합니다.
  • 동적 응답: 물체를 집고, 들어 올리고, 이동시키고, 내려놓는 과정에서는 동작 간 빠른 전환이 요구됩니다.
  • 가변 부하: 물체의 무게와 무게중심 차이는 로봇의 동작 궤적과 관절 출력에 영향을 미칩니다.


관절별 모터 요구사항 참고 범위


관절 위치연속 출력 토크피크 출력 토크주요 성능 요구사항
어깨 관절15–40 N·m30–100 N·m높은 토크, 연속 부하 구동 능력
팔꿈치 관절8–20 N·m16–50 N·m부하 대응 능력, 동적 응답
손목 관절2–6 N·m4–15 N·m컴팩트한 구조, 자세 제어


추천 모터 솔루션


모델정격 토크피크 토크정격 속도중량감속비
AK60-39 V3.0 KV8024 N·m72 N·m70 rpm750 g39:1
AK45-36 V3.0 KV808 N·m24 N·m40 rpm349 g36:1
AK45-10 V3.0 KV752.5 N·m7 N·m120 rpm262 g10:1


제품 및 적용 관절 매칭


제품적합한 관절매칭 이유
AK60-39 V3.0 KV80어깨 관절높은 토크, 연속 부하 구동 능력
AK45-36 V3.0 KV80팔꿈치 관절중·고토크 출력
AK45-10 V3.0 KV75손목 관절컴팩트한 설계, 자세 제어


참고: 위 제품의 토크, 속도 및 중량은 모델에 따라 상당한 차이가 있습니다. 실제 탑재 하중, 동작 속도 및 듀티 사이클을 기준으로 적합한 모델을 선택해야 합니다. 긴 작업 반경, 고하중 또는 장시간 하중 지지가 필요한 응용 분야에서는 열적 안정성과 전체 동력 분배도 함께 평가해야 합니다.


2.6 위험 환경 작업용 로봇


위험 환경 및 특수 작업용 로봇은 재난 현장 탐사, 밀폐 공간 작업, 원격 장비 유지보수 및 특수 설비 점검 등의 작업에 사용됩니다.


주요 설계 과제


  • 환경 적응성: 먼지, 습도, 온도 및 부식성 물질 등의 환경 요인을 고려해야 합니다.
  • 시스템 신뢰성: 모터, 드라이버, 케이블 및 커넥터가 서로 호환되고 안정적으로 작동하도록 설계해야 합니다.
  • 원격 피드백: 엔코더, 비전 시스템 및 힘 센서를 사용하여 동작 상태를 모니터링합니다.
  • 안전 요구사항: 실제 작업 환경에 따라 보호 성능, 밀봉 구조 및 인증 요구사항을 평가해야 합니다.


관절별 모터 요구사항 참고 범위


관절 위치연속 출력 토크피크 출력 토크주요 성능 요구사항
어깨 관절10–30 N·m20–75 N·m토크 출력, 신뢰성 높은 피드백
팔꿈치 관절6–15 N·m12–37.5 N·m부하 대응 능력, 안정적인 제어
손목 관절2–5 N·m4–12.5 N·m컴팩트한 통합 설계, 말단 장치 제어


추천 모터 솔루션


모델정격 토크피크 토크정격 속도중량감속비
AK60-39 V3.0 KV8024 N·m72 N·m70 rpm750 g39:1
AK80-9 V3.0 KV1009 N·m22 N·m390 rpm490 g9:1
AK45-10 V3.0 KV752.5 N·m7 N·m120 rpm262 g10:1


제품 및 적용 관절 매칭


제품적합한 관절매칭 이유
AK60-39 V3.0 KV80어깨 관절높은 토크 출력
AK80-9 V3.0 KV100팔꿈치 관절토크와 속도의 균형
AK45-10 V3.0 KV75손목 관절컴팩트한 설계, 자세 조정


3. 모터 시스템의 주요 엔지니어링 과제


3.1 토크 분배 및 기계 구조


관절 토크는 주로 다음과 같은 요소의 영향을 받습니다.


영향 요인관절에 미치는 영향
말단 장치 탑재 하중어깨, 팔꿈치 및 손목 관절의 부하 증가
링크 길이부하 모멘트 암 증가
로봇 팔 자체 중량상위 관절에 작용하는 중력 부하 증가
공구 무게중심손목 및 상위 관절의 토크 분배 변화
동작 가속도동적 토크 요구량 증가


로봇 팔을 수평으로 뻗으면 일반적으로 어깨 관절에 상대적으로 큰 중력 토크가 작용합니다. 따라서 모터 설계는 실제 기계 구조를 기반으로 구축한 관절 부하 모델을 바탕으로 진행해야 합니다.


3.2 토크, 속도 및 출력


모터의 기계적 출력은 다음과 같습니다.


P = T × ω


여기서 각 기호의 의미는 다음과 같습니다.


  • P: 기계적 출력
  • T: 출력 토크
  • ω: 각속도


모터 설계 시 다음 매개변수를 종합적으로 고려해야 합니다.


  • 정격 토크: 연속 작동 시 모터의 출력 능력을 결정합니다.
  • 피크 토크: 단시간 가속 또는 고부하 요구사항을 충족합니다.
  • 정격 속도: 로봇 팔의 동작 속도에 영향을 미칩니다.
  • 감속비: 출력 토크, 속도 및 역구동성에 영향을 미칩니다.
  • 듀티 사이클: 모터의 열 부하와 연속 작동 능력을 결정합니다.


3.3 중량, 치수 및 구조 설계


통합형 관절 액추에이터는 모터, 감속 장치, 엔코더 및 관련 구동 부품을 하나의 유닛으로 결합하여 관절 구동 시스템의 설치와 통합을 간소화합니다.


이러한 제품의 중량, 치수 및 장착 구성은 로봇 팔의 레이아웃과 동작 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.


설계 요소주요 영향설계 고려사항
중량관절 부하 증가관절 설치 위치
치수사용 가능한 설치 공간 제한전체 치수 확인
감속비토크와 속도에 영향부하 및 속도 요구사항에 맞게 설정
엔코더위치 피드백에 영향제어 요구사항에 맞게 선택
장착 인터페이스기계적 연결 방식에 영향장착 치수 확인
냉각 조건연속 출력 능력에 영향방열 성능 평가


3.4 피드백, 제어 및 인간-로봇 상호작용


제어 요구사항관련 기술 또는 구성대표적인 적용 분야
위치 제어엔코더, 위치 피드백궤적 추종, 위치 결정
속도 제어속도 피드백, FOC 제어부드러운 동작, 동적 응답
토크 제어전류 제어, 토크 추정부하 제어, 접촉 기반 작업
유연한 상호작용힘 센서, 임피던스/어드미턴스 제어재활 훈련, 인간-로봇 상호작용
상태 모니터링온도 센서, 상태 피드백연속 작동, 고장 경고


실제 제어 성능은 모터, 드라이버, 센서, 전달 장치 및 제어 알고리즘의 전체 구성에 따라 달라집니다.


3.5 열 관리 및 연속 작동


모터는 연속 작동 중 동손과 철손 등의 손실이 발생합니다. 온도가 상승하면 연속 출력 능력이 제한될 수 있습니다.


엔지니어링 설계에서는 다음 요소를 중점적으로 고려해야 합니다.


  • 정격 토크와 피크 토크의 차이
  • 모터 권선 및 드라이버의 온도 상승
  • 모터와 관절 하우징 사이의 방열 경로
  • 주변 온도 및 실제 듀티 사이클
  • 장시간 부하 작동 시 열적 안정성


통합형 액추에이터의 경우 모터, 드라이버 및 구조 부품의 방열 성능을 종합적으로 고려해야 합니다.


4. 적용 시나리오별 모터 요구사항 비교


4.1 다양한 적용 분야의 관절 토크 요구사항


다음 수치는 관절 출력 토크의 예비 참고 범위이며, 보편적으로 적용되는 산업 표준을 의미하지는 않습니다.


적용 시나리오어깨 관절 연속/피크 토크팔꿈치 관절 연속/피크 토크손목 관절 연속/피크 토크
가정용 서비스10–25 / 20–62.5 N·m5–12 / 10–30 N·m1–3 / 2–7.5 N·m
재활 및 보조4–8 / 8–20 N·m3–6 / 6–15 N·m0.5–2 / 1–5 N·m
연구 및 실험5–15 / 10–37.5 N·m3–8 / 6–20 N·m0.5–2 / 1–5 N·m
공구 작업10–25 / 20–62.5 N·m5–15 / 10–37.5 N·m2–5 / 4–12.5 N·m
물류 및 자재 취급15–40 / 30–100 N·m8–20 / 16–50 N·m2–6 / 4–15 N·m
위험 환경 작업10–30 / 20–75 N·m6–15 / 12–37.5 N·m2–5 / 4–12.5 N·m


관절 토크 요구사항에 영향을 미치는 주요 요소는 다음과 같습니다.


  • 말단 장치 탑재 하중 및 공구 중량
  • 로봇 팔 길이 및 링크 자체 중량
  • 로봇 팔의 자세 및 중력 토크
  • 동작 속도 및 가속도
  • 듀티 사이클 및 연속 부하 지속 시간


4.2 적용 분야별 모터 성능 요구사항


적용 시나리오주요 성능 요구사항기타 중요 요소
가정용 서비스토크 밀도, 동작의 부드러움경량 설계, 인간-로봇 상호작용
재활 및 보조낮은 관성, 낮은 역구동 저항유연한 제어, 힘 피드백
연구 및 실험피드백 성능, 구성 유연성동적 응답, 구조 맞춤 설계
공구 작업출력 토크, 위치 및 힘 제어피드백 성능, 구조 강성
물류 및 자재 취급연속 토크, 피크 토크열적 안정성, 부하 적응성
위험 환경 작업시스템 신뢰성, 환경 적응성밀봉 성능, 소재, 안전 인증


4.3 적용 시나리오별 모터 요구사항의 차이


적용 분야에 따라 핵심적으로 요구되는 사항은 다음과 같이 다릅니다.


  • 재활용 외골격 로봇: 경량 설계, 낮은 관성 및 인체 움직임과의 협응을 중요하게 고려합니다.
  • 물류 및 자재 취급 로봇: 연속 부하 구동 능력과 높은 출력 토크를 우선시합니다.
  • 연구용 로봇: 구조 맞춤 설계, 피드백 구성 및 제어 유연성을 중시합니다.
  • 공구 작업용 로봇: 접촉력 제어와 부하 적응성을 중요하게 고려합니다.
  • 위험 환경 작업용 로봇: 전체 시스템의 신뢰성과 환경 적응성을 우선시합니다.


따라서 모터 솔루션은 정격 토크나 피크 토크만으로 평가하기보다는 실제 작업과 기계 구조에 따라 결정해야 합니다.


5. 결론: 상지 로봇의 구동 시스템 설계


상지 로봇은 적용 분야에 따라 관절 모터의 토크, 속도, 중량, 역구동성 및 제어 방식에 서로 다른 요구사항을 가집니다. 모터를 선택할 때는 정격 토크나 피크 토크만을 기준으로 삼아서는 안 됩니다. 기계 구조, 말단 장치 탑재 하중, 동작 속도, 듀티 사이클 및 인간-로봇 상호작용 요구사항을 종합적으로 평가해야 합니다.


상지 로봇의 관절 모듈 선택에 대한 자세한 내용은 다음 가이드를 참조하세요: 상지 로봇용 관절 모듈은 어떻게 선택해야 할까요?


CubeMars는 AK 시리즈의 통합형 로보틱 액추에이터를 제공하며, 다양한 토크, 속도 및 감속비 요구사항을 충족합니다. 이러한 제품은 다양한 유형의 상지 로봇 관절 설계에 적용할 수 있으며, 여러 구동 시스템 통합 요구사항을 지원합니다.


궁극적으로 적합한 구동 솔루션은 반드시 가장 높은 사양의 제품을 의미하는 것은 아닙니다. 부하 용량, 동작 성능, 설치 가능 공간 및 장기 작동 요구사항 사이에서 합리적인 균형을 실현하는 시스템이 올바른 선택입니다.

관련 기사
생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근
생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근
최근 몇 년간, 생체 모방형 팔 기술은 눈에 띄는 발전을 이루었다. 최신 연구 결과는 혁신적인 의수 제어 방식인 근운동 인터페이스(Myokinetic Interface)를 제시했다. 이 획기적인 기술은 근육 수축으로 인한 자석 이동을 이용하여 사용자의 의도를 해독하며, 절단 환자에게 완전히 새로운 제어 방식을 제공한다. 이 연구는 기술의 임상적 실현 가능성을 보여줄 뿐만 아니라, 미래의 인간-로봇 상호작용 연구를 위한 기초를 마련한다.
Sep 20,2024
BLDC 모터란 무엇인가?
BLDC 모터란 무엇인가?
무브러시 DC 모터(Brushless DC Motor, BLDC 모터)는 로봇 전용으로 자주 사용되는 모터 유형입니다. 직류 전원(DC)으로 구동되며, 전통적인 DC 모터처럼 브러시를 사용하지 않고 전자식 정류 방식으로 동작합니다. 오늘날 BLDC 모터는 전통적인 DC 모터보다 선호되며, 특히 고효율과 긴 수명이 요구되는 응용, 예를 들어 로봇 분야에 적합합니다.
Sep 15,2023
수중 스러스터 선택 가이드: ROV 및 AUV 추진 시스템을 위한 안내서
수중 스러스터 선택 가이드: ROV 및 AUV 추진 시스템을 위한 안내서
효율성, 제어 성능, 신뢰성 및 임무 요구사항을 기준으로 ROV 및 AUV 시스템에 적합한 수중 스러스터를 선택하는 방법을 알아보세요.
May 27,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내