Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
수중 추진기란 무엇인가?
수중 추진기 vs 표준 BLDC 모터 — 주요 차이점
왜 “방수 처리된” BLDC 모터는 신뢰할 수 없는 솔루션인가
수중 추진기의 응용 분야
올바른 수중 추진기 선택 방법
CubeMars 수중 추진기 솔루션 탐색
결론

ROV 응용에서 수중 추진기와 일반 BLDC 모터의 차이

CubeMars / Apr 23,2026

ROV, 검사 로봇, 해양 드론과 같은 수중 시스템을 설계할 때, 개발 초기 단계에서 흔히 다음과 같은 가정이 등장합니다:

 

“표준 BLDC 모터는 적절히 밀폐하면 수중에서 사용할 수 있는가?”

 

겉보기에는 이 아이디어가 매우 실용적으로 보입니다. 브러시리스 DC(BLDC) 모터는 널리 사용되고, 비용 효율이 높으며, 높은 효율을 제공합니다. 여기에 방수 하우징을 추가하면 수중 추진기와 유사하게 작동할 수 있을 것처럼 보입니다.

 

하지만 실제 현장 응용에서는 이러한 접근 방식이 종종 치명적인 실패로 이어집니다.

표준 BLDC 모터를 수중용으로 개조하려는 엔지니어와 개발자들은 다음과 같은 문제에 자주 직면합니다:

  • 시간이 지나면서 신뢰성이 떨어지는 밀봉으로 인한 물 침투

  • 습기 또는 염수에 장시간 노출로 인한 부식

  • 열 관리 부족으로 인한 과열

  • 추진력의 불안정 또는 부족

  • 수명 단축 및 예기치 않은 시스템 다운타임

 

이러한 문제는 단순히 구현의 문제가 아니라, 수중 추진 시스템이 어떻게 설계되는지에 대한 근본적인 오해에서 비롯됩니다.

 

수중 추진기는 단순한 방수 모터가 아닙니다.

 

이는 압력, 유체역학, 밀봉, 부식 저항성과 같은 요소를 모두 함께 고려하여 수중 환경에서 작동하도록 설계된 완전 통합 시스템입니다.

 

따라서 목적에 맞게 설계된 수중 추진기와 표준 BLDC 모터의 차이를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이는 시스템 성능뿐만 아니라 장기적인 신뢰성과 프로젝트 성공에도 직접적인 영향을 미칩니다.

 

수중 추진기란 무엇인가?


what-is-an-underwater-thruster


수중 추진기(Underwater Thruster)는 수중 환경에서 추력을 생성하도록 특별히 설계된 추진 장치입니다. 이는 원격 조종 수중 차량(ROV), 자율 수중 차량(AUV), 그리고 다양한 해양 로보틱스 응용 분야에서 널리 사용됩니다.

 

표준 전기 모터가 주로 회전 출력(토크와 속도)을 제공하도록 설계된 것과 달리, 수중 추진기는 모터의 출력을 물속에서 제어되고 효율적인 추력으로 변환하도록 설계되어 있습니다.

 

핵심적으로 수중 추진기는 일반적으로 여러 구성 요소를 하나의 최적화된 시스템으로 통합합니다:

  • 수중 환경에 적응된 모터

  • 유체역학적 효율을 고려해 설계된 프로펠러

  • 물 유입을 방지하는 밀폐 하우징

  • 압력 저항성과 장기 신뢰성을 지원하는 내부 구조

 

이러한 요소들은 각각 독립적으로 작동하는 것이 아니라, 하나의 통합된 시스템으로 함께 작동하도록 설계됩니다. 모터, 프로펠러, 그리고 주변 유체 간의 상호작용은 전체 성능을 결정하는 핵심 요소입니다. 이것이 중요한 차이점입니다.

 

표준 BLDC 모터가 공기 중에서의 전기적·기계적 출력을 중심으로 설계된 반면, 수중 추진기는 유체역학, 압력 조건, 수중 열 전달, 그리고 부식 저항성을 모두 고려해야 하며, 이를 작고 신뢰성 높은 구조 안에 통합해야 합니다.

 

즉, 수중 추진기는 단순히 모터를 물속에 넣은 것이 아니라, 수중 운용을 위해 처음부터 설계된 추진 시스템입니다.

 

이러한 설계 철학의 차이가 결국 수중 추진기와 표준 BLDC 모터 간의 성능 격차를 만들어내며, 이는 실제 응용 환경에서 더욱 뚜렷하게 드러납니다.


수중 추진기 vs 표준 BLDC 모터 — 주요 차이점


standard bldc motors


수중 추진기와 표준 BLDC 모터가 왜 서로 대체될 수 없는지를 더 잘 이해하기 위해서는, 두 시스템의 핵심 특성을 나란히 비교하는 것이 도움이 됩니다:

 


항목수중 추진기표준 BLDC 모터
동작 환경완전 수중공기 환경
밀봉 설계고급 방수 밀봉 (동적)일반적으로 없음
냉각 방식수냉공냉
출력 형태추력 (N / kgf)토크 및 회전 속도
재질내식성 (해양 등급)일반 산업용 소재
시스템 통합완전한 추진 시스템모터 단독


이 비교는 전체적인 개요를 제공하지만, 실제 차이는 각 시스템이 해당 환경에 맞게 어떻게 설계되었는지에 있습니다.

 

1.  밀봉 시스템: 정적 보호 vs 동적 설계

 

수중 운용에서 가장 중요한 과제 중 하나는 물의 침투를 방지하는 것입니다. 특히 샤프트와 같은 회전 부품 주변에서는 더욱 중요합니다.

 

수중 추진기는 다음과 같은 고급 밀봉 시스템을 사용합니다:

  • 동적 샤프트 씰

  • O-링 밀봉 구조

  • 오일 충전 또는 압력 보상 설계 (일부 구성)

 

이러한 구조는 압력과 움직임이 있는 환경에서도 장기간 밀봉 성능을 유지하도록 설계되어 있습니다.

 

반면 표준 BLDC 모터는 수중 사용을 전제로 설계되지 않았습니다. 외부 케이스로 감싸더라도 연결부나 회전 인터페이스에서는 장기적인 밀봉 신뢰성을 확보하기 어렵습니다.

 

수중 시스템에서 방수는 단순히 “케이스로 막는 것”이 아니라, 실제 동작 조건에서 동적 밀봉을 유지하는 것을 의미합니다.

 

2.  냉각 방식: 한계 vs 장점

 

열 관리는 모터 성능과 수명에 매우 중요한 요소입니다.

 

표준 BLDC 모터는 일반적으로 공기 냉각에 의존하며, 주변 공기를 통해 열을 방출합니다. 하지만 수중에서는 이 방식이 거의 작동하지 않아 열이 축적되고 효율이 떨어질 수 있습니다.

 

수중 추진기는 반대로 주변 유체(물)를 활용하도록 설계됩니다.

 

물은 공기보다 열전도율이 훨씬 높기 때문에, 적절히 설계된 시스템에서는 직접 또는 간접적인 수냉을 통해 효율적인 열 방출이 가능합니다.

 

올바르게 설계된 경우, 수중 환경은 제약이 아니라 오히려 냉각상의 장점이 됩니다.

 

3.  출력 중심: 회전 vs 추력

 

두 시스템의 가장 근본적인 차이는 출력의 목적입니다:

  • BLDC 모터: 토크와 회전수(RPM) 기반의 회전 운동 제공

  • 수중 추진기: 물속에서 이동을 위한 추력 생성

 

이 차이는 전체 시스템 설계에 영향을 미치며, 다음 요소들과 직접 연결됩니다:

  • 프로펠러 형상

  • 모터 매칭

  • 유체 저항 환경에서의 효율 최적화

 

수중 추진기는 단순한 모터 성능이 아니라 “추력 효율”에 최적화되어 있습니다.

 

4.  재료 및 내식성

 

특히 해수 환경에서는 부식과 재료 열화가 중요한 문제입니다.

 

수중 추진기는 일반적으로 다음과 같은 내식성 재료를 사용합니다:

  • 아노다이징 알루미늄 합금

  • 스테인리스 스틸 부품

  • 장기 내구성을 위한 보호 코팅

 

반면 표준 BLDC 모터는 건조하고 제어된 환경을 기준으로 설계되어 있어, 습기나 화학적 노출에 대한 보호가 충분하지 않습니다.

 

적절한 재료 선택이 이루어지지 않으면 작은 물 노출만으로도 빠른 성능 저하와 고장을 초래할 수 있습니다.

 

섹션 요약

 

수중 추진기와 표준 BLDC 모터의 차이는 단순한 방수 여부를 훨씬 넘어서는 문제입니다.

 

이는 본질적으로 서로 다른 두 가지 설계 철학을 의미합니다:

  • 하나는 공기 중 동작에 최적화된 설계

  • 다른 하나는 수중 추진을 위해 처음부터 설계된 시스템

 

이러한 차이는 실제 수중 환경에서 특히 중요하게 작용하며, 시스템의 신뢰성, 효율성, 내구성에 직접적인 영향을 미칩니다.


왜 “방수 처리된” BLDC 모터는 신뢰할 수 없는 솔루션인가


표준 BLDC 모터는 널리 사용 가능하고 비용 측면에서도 유리하기 때문에, 일부 개발자들이 방수 인클로저나 보호 하우징을 추가하여 수중용으로 개조하려는 것은 자연스러운 접근입니다.

 

제한된 조건이나 단기간 운용에서는 이 방식이 작동하는 것처럼 보일 수 있습니다.

하지만 실제 수중 환경—특히 연속 운전, 수심 변화, 혹은 열악한 환경 노출이 포함된 경우—에서는 이러한 솔루션은 종종 신뢰성 문제를 드러냅니다.

 

이러한 한계는 단순한 구현 문제라기보다, 설계 의도와 실제 운용 조건 간의 근본적인 불일치에서 비롯됩니다.

 

1.  장기적인 밀봉 신뢰성 유지의 어려움

 

대부분의 외부 방수 방식은 정적(Static) 밀봉 구조에 의존합니다.

 

하지만 수중 시스템에는 회전 샤프트, 케이블 인터페이스, 압력 변화 등이 존재하며, 이는 모두 동적(Dynamic) 밀봉 문제를 발생시킵니다.

 

시간이 지나면서 작은 결함만으로도 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다:

  • 점진적인 물 유입

  • 내부 습기 축적

  • 내부 부품 성능 저하

 

일단 물이 시스템 내부로 침투하면, 고장은 사실상 불가피합니다.

 

2.  베어링 및 내부 부품의 손상

 

표준 BLDC 모터는 베어링이나 권선과 같은 내부 부품이 수분에 노출되는 상황을 고려하여 설계되지 않았습니다.

 

물에 노출될 경우:

  • 베어링 윤활이 손실되고 부식 발생

  • 전기 절연 성능 저하

  • 마찰 및 마모 급증

 

이러한 영향은 모터 성능을 빠르게 저하시켜 조기 고장을 유발합니다.

 

3.  열 관리의 제약

 

이론적으로는 모터를 밀폐하면 물로부터 보호할 수 있습니다.

 

하지만 실제로는 동시에 효과적인 열 방출 경로도 차단됩니다.

 

적절한 열 설계가 없을 경우:

  • 발생한 열이 내부에 축적

  • 효율 감소

  • 과열 위험 증가

 

전용 수중 추진기와 달리, 수중 환경을 활용해 냉각하도록 설계되지 않은 BLDC 구조는 열이 내부에 갇히는 문제가 발생합니다.

 

4.  추력 최적화 부족

 

BLDC 모터가 수중에서도 동작할 수 있다고 하더라도, 그것이 추진용으로 최적화된 것은 아닙니다.

 

대표적인 한계는 다음과 같습니다:

  • 비효율적인 프로펠러 매칭

  • 낮은 추력 대비 전력 효율

  • 유체 저항 환경에서의 불안정한 성능

 

결과적으로 회전은 가능하지만, 안정적이고 유용한 추력을 생성하지 못하는 시스템이 됩니다.

 

5.  시스템 복잡성 및 리스크 증가

 

표준 모터를 수중용으로 개조하려면 다음과 같은 추가 요소가 필요합니다:

  • 맞춤형 하우징

  • 밀봉 인터페이스 설계

  • 열 관리 시스템

 

이는 시스템 복잡도를 증가시킬 뿐만 아니라, 잠재적인 고장 지점도 늘립니다.

 

많은 경우 이러한 시스템을 안정적으로 구현하기 위한 시간과 비용은, 처음부터 전용 수중 추진기를 사용하는 것보다 더 커질 수 있습니다.

 

섹션 요약

 

표준 BLDC 모터를 수중용으로 개조하는 것은 비용 효율적인 지름길처럼 보일 수 있지만, 실제로는 신뢰성 저하, 성능 감소, 그리고 장기적인 위험 증가로 이어지는 경우가 많습니다.

 

수중 응용에서는 설계상의 타협이 빠르게 드러나며, 고장은 점진적으로 발생하기보다 갑작스럽게 나타나는 경우가 많습니다.

 

따라서 안정적인 추진 성능과 내구성이 중요한 시스템에서는 목적에 맞게 설계된 수중 추진기가 훨씬 더 신뢰할 수 있는 솔루션입니다。


수중 추진기의 응용 분야


applications-of-underwater-thrusters


수중 추진기는 수중 환경에서 제어 가능하고 신뢰성 있는 추진이 필요한 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 수중 로봇 기술과 해양 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 효율적이고 내구성 있는 추진 시스템에 대한 수요는 크게 증가하고 있습니다.

 

가장 대표적인 응용 분야 중 하나는 원격 조종 수중 로봇(ROV)이며, 여기서 추진기는 복잡한 수중 환경에서의 점검, 유지보수 및 탐사 작업을 위한 정밀한 기동성을 제공합니다.

 

자율 수중 로봇(AUV)에서는 장시간 임무 수행을 가능하게 하는 핵심 요소로 추진기가 사용됩니다. 이러한 시스템에서는 효율성과 안정성이 특히 중요하며, 이는 에너지 소비와 항법 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

또한 촬영, 측량, 환경 모니터링에 사용되는 수중 드론 역시 안정적인 이동과 위치 유지를 위해 소형이면서도 효율적인 추진기에 의존합니다.

 

로보틱스 분야를 넘어 수중 추진기는 해양 및 해양 플랜트 산업에서도 점점 더 많이 활용되고 있으며, 예를 들어 다음과 같은 분야가 있습니다:

  • 파이프라인, 선체, 해양 구조물 검사 시스템

  • 양식장 수류 순환 및 환경 제어 장비

  • 해양 데이터 수집을 위한 연구 플랫폼

 

각 응용 분야는 추력, 효율, 크기, 내구성 등 서로 다른 운영 요구 조건을 가지고 있습니다.

 

따라서 적절한 수중 추진기를 선택하는 것은 하나의 정답이 있는 문제가 아니라, 특정 응용 환경과 시스템 제약 조건에 크게 의존하는 과정입니다.

 

올바른 수중 추진기 선택 방법


shaft-system-design-of-underwater-thruster


수중 추진기의 선택은 단순한 사양 비교가 아니라, 구조화된 과정으로 접근하는 것이 가장 효과적입니다. 단계별 접근 방식은 추진 성능, 시스템 호환성, 그리고 장기적인 신뢰성을 균형 있게 확보하는 데 도움이 됩니다.

 

1단계: 필요한 추력 정의

 

추력은 모든 수중 추진 시스템의 기초입니다. 이는 수중에서 차량이 효율적으로 이동할 수 있는지, 위치를 유지할 수 있는지, 그리고 조류나 저항을 극복할 수 있는지를 직접 결정합니다.

 

추력을 먼저 정의하면 이후의 모든 설계 요소—전력, 크기, 효율—이 실제 운용 요구사항에 기반하게 됩니다.

 

실제 환경에서는 다음 요소를 고려하여 추력을 산정합니다:

  • 차량 무게 및 부력 균형

  • 이동 중 발생하는 유체 저항(드래그)

  • 목표 속도 및 기동성

 

정확한 추력 산정은 성능 향상뿐만 아니라 과도한 설계를 방지하여 불필요한 전력 소비를 줄이는 데에도 중요합니다.

 

2단계: 운용 환경 정의

 

운용 환경은 추진기의 경계 조건을 정의하며 시스템 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

수중 환경은 압력, 노출 조건, 사용 방식에 따라 크게 달라집니다. 얕은 민물 환경에서 잘 작동하는 추진기가 심해나 해수 환경에서는 적합하지 않을 수 있습니다.

 

주요 환경 요소는 다음과 같습니다:

  • 운용 수심 (압력 저항 요구 조건 결정)

  • 수질, 특히 염수 환경 (부식 문제 발생)

 

이 요소들은 밀봉 구조, 재료 선택, 전체 내구성에 영향을 미칩니다. 이를 무시할 경우 조기 성능 저하나 고장이 발생할 가능성이 높습니다.

 

3단계: 전력 시스템 매칭

 

추력과 환경 조건이 정의된 후에는 추진기가 전력 시스템과 호환되는지 확인해야 합니다.

 

전기적 불일치는 불안정한 성능, 효율 저하, 심지어 시스템 손상을 초래할 수 있습니다. 따라서 추진기와 전원 간의 적절한 매칭은 필수입니다.

 

특히 다음 사항을 확인해야 합니다:

  • 시스템 아키텍처와의 전압 호환성

  • 전원 공급 장치의 전류 용량 및 출력 한계

 

적절히 매칭된 전력 시스템은 과부하 없이 안정적인 성능을 보장합니다.

 

4단계: 효율 및 열 성능 평가

 

효율성은 배터리 기반 ROV나 AUV와 같이 에너지 제약이 있는 시스템에서 특히 중요합니다.

 

고효율 추진기는 필요한 추력을 제공하면서도 에너지 소비를 최소화하여 운용 시간을 연장하고 시스템 효율을 향상시킵니다.

 

열 성능 또한 밀접하게 연관되어 있습니다. 수중 환경에서는 설계가 잘된 시스템이 물을 활용해 열을 효과적으로 방출할 수 있으며, 이를 통해 장시간 운용에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다.

 

효율과 열 특성이 균형 잡힌 추진기를 선택하면 장시간 임무에서도 일관된 성능을 확보할 수 있습니다.

 

5단계: 크기 및 통합성 고려

 

성능과 전기 요구사항이 결정된 이후에는 물리적 통합이 마지막 단계입니다.

 

추진기는 시스템의 기계적 제약 조건 안에 적절히 들어가야 하며, 무게 분포와 구조적 호환성도 고려해야 합니다.

 

주요 고려 요소:

  • 장착 구조 및 설치 방식

  • 시스템 내 가용 공간

 

컴팩트하고 잘 통합된 설계는 조립을 단순화할 뿐만 아니라 전체 시스템의 신뢰성과 유지보수성도 향상시킵니다.


CubeMars 수중 추진기 솔루션 탐색


CubeMars의 수중 추진기를 활용하면, 구조화된 선택 프로세스를 따를 때 개발 복잡성을 크게 줄이고 전체 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다.

 

CubeMars 수중 추진기는 크게 두 가지 시리즈로 나뉩니다:

  • DW 시리즈 — 심해 ROV/AUV 응용을 위해 설계

  • SW 시리즈 — 천해, USV 및 핸드헬드 추진용으로 최적화

 

이 두 시리즈는 주로 수심 등급, 추력 성능, 그리고 적용 분야에서 차이가 있습니다.

 

응용 기반 추진기 선택 (모델 및 사양 포함)


적용 시나리오권장 모델최대 추력수심 등급주요 특징
소형 수중 드론 / 소형 ROVDW10 Underwater Thruster≥10 kgf최대 350 m컴팩트, 경량, 심해 대응
중형 검사용 ROVDW15 Underwater Thruster / DW20 Underwater Thruster15–20 kgf최대 350 m균형 잡힌 추력과 효율
대형 ROV / 해양 구조물 시스템DW25 Underwater Thruster≥25 kgf최대 350 m고추력, 견고한 구조
천해 USV / 수면 차량SW12 Underwater Thruster≥12 kgf최대 30 m천해 최적화, 고효율 추진
핸드헬드 추진기 / DPV / 서핑 장비SW17 Underwater Thruster≥17 kgf최대 30 m컴팩트 고추력, 유선형 설계



이 표를 해석하는 방법

 

단순한 스펙 비교가 아니라, 이 표는 실제 응용과 모델을 직접 연결하여 선택 과정을 단순화합니다:

  • 시스템이 심해에서 운용되는 경우 (ROV/AUV) → DW 시리즈 중심

  • 천해 또는 수면 근처 운용 → SW 시리즈가 더 효율적

  • 시스템 규모가 커질수록 → DW10에서 DW25로 확장

 

예시

  • 소형 검사용 ROV → 일반적으로 DW10 또는 DW15

  • 대형 해양 작업 ROV → DW20 또는 DW25 필요

  • 휴대형 추진 장치 → SW 시리즈가 적합

 

보다 자세한 사양(전력 곡선, 치수, 통합 옵션 포함)은 CubeMars 수중 추진기 전체 제품 라인업에서 확인할 수 있습니다.


결론


수중 추진기와 표준 BLDC 모터의 차이는 단순한 방수 여부를 훨씬 넘어섭니다. BLDC 모터가 공기 중에서의 운용을 기준으로 설계된 반면, 수중 추진기는 유체역학, 압력, 밀봉, 부식 저항성을 모두 고려한 완전한 추진 시스템으로 처음부터 설계됩니다.

 

실제 수중 환경에서는 표준 모터를 개조하려는 시도가 신뢰성, 열 관리, 추진 효율 측면에서 문제를 일으키는 경우가 많습니다. 이러한 문제는 단순한 외부 개조로 해결되기 어렵고, 설계 목적과 운용 조건 간의 근본적인 차이에서 비롯됩니다.

 

추력 요구사항과 운용 환경을 기반으로 한 구조적인 선택 프로세스를 따르면, 개발자는 보다 정확한 의사결정을 내리고 일반적인 오류를 피할 수 있습니다. 목적에 맞게 설계된 수중 추진기를 선택하는 것은 결국 더 안정적인 성능, 높은 효율, 그리고 장기적인 시스템 신뢰성을 보장합니다.

관련 기사
프레임리스 토크 모터가 송전선 점검 로봇에 유리한 지원을 제공
프레임리스 토크 모터가 송전선 점검 로봇에 유리한 지원을 제공
높은 토크 밀도와 정밀도로 전력선 점검 로봇의 효율성과 안전성을 향상시키는 프레임리스 토크 모터를 알아보세요
Mar 20,2026
2026 휴머노이드 및 사족보행 로봇을 위한 Quasi Direct Drive(QDD) 모터 개요
2026 휴머노이드 및 사족보행 로봇을 위한 Quasi Direct Drive(QDD) 모터 개요
QDD 모터가 휴머노이드 및 사족보행 로봇에서 토크 제어, 응답성, 효율성을 어떻게 향상시켜 동적 성능을 높이는지 살펴보세요.
Mar 05,2026
QDD 액추에이터를 선택하는 방법은? 주요 성능 지표와 응용 분야별 고려사항
QDD 액추에이터를 선택하는 방법은? 주요 성능 지표와 응용 분야별 고려사항
로봇 응용 분야에 적합한 QDD 액추에이터를 선택하는 방법을 알아보세요. 토크 밀도, 피크 토크, 백드라이버빌리티, 응답 속도 및 제어 성능을 평가합니다.
Jun 16,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내