Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
토크 모터 작동 원리
프레임리스 토크 모터
외회전식 토크 모터와 내회전 프레임리스 토크 모터의 차이

토크 모터, 어떻게 작동하나요?

CubeMars / Sep 11,2023

토크 모터는 높은 토크 또는 회전력을 제공하도록 설계된 전동기입니다. 이러한 모터는 정밀한 동작 제어가 필요한 애플리케이션, 예를 들어 로봇, 의료 장비, 산업 기계 및 자동차 시스템에서 자주 사용됩니다. 토크 모터는 높은 출력 밀도, 직접 구동 기능, 부드러운 동작과 같은 장점을 제공하여, 컴팩트 설계 및 고성능 애플리케이션에 적합합니다.


토크 모터 작동 원리


토크 모터는 전자기 원리를 활용하여 작동합니다. 일반적으로 두 가지 주요 구성 요소가 있습니다: 스테이터(stator)와 로터(rotor). 스테이터는 원형으로 배열된 고정 전자석으로 구성되어 있으며, 로터는 스테이터 내부에서 회전 가능한 영구자석 또는 전자석 세트입니다.


스테이터 권선에 전류가 흐르면 자기장이 생성됩니다. 이 자기장은 로터의 자기장과 상호작용하여 토크 또는 회전력을 발생시킵니다. 토크의 방향과 크기는 스테이터와 로터 자기장 간의 상호작용에 따라 달라집니다.


스테이터 전류를 제어함으로써 모터의 토크 출력을 조정할 수 있으며, 이를 통해 회전 운동을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 또한 토크 모터는 저속에서도 높은 토크를 제공할 수 있어, 정밀한 위치 제어와 높은 토크가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.


토크 모터의 설계 및 구조는 적용 분야와 원하는 성능에 따라 달라질 수 있다는 점을 유념해야 합니다.



프레임리스 토크 모터


프레임리스 토크 모터는 전통적인 프레임이나 하우징이 없는 전동기 유형입니다. 대신, 사용되는 시스템이나 응용 장치의 기계 구조에 직접 통합된 로터(rotor)와 스테이터(stator)로 구성됩니다. 이러한 설계는 별도의 모터 하우징이 필요 없도록 하여, 모터를 더 작고 가볍게 만듭니다.


프레임리스 토크 모터는 일반적으로 공간이 제한적이거나 무게 감소가 중요한 애플리케이션에 사용됩니다. 예를 들어, 로봇, 항공우주, 의료 장치, 산업 자동화 등이 있습니다. 이 모터는 높은 토크 밀도, 정밀 제어, 낮은 관성을 제공하여, 고성능 및 빠른 응답이 요구되는 환경에 적합합니다.


모터를 기계 구조에 통합하면 토크 전달이 더 직접적으로 이루어져 효율이 향상되고 기계적 손실이 줄어듭니다. 또한, 프레임리스 토크 모터는 다양한 크기, 형태, 설치 옵션 등 특정 응용 요구에 맞게 맞춤형 설계가 가능합니다.


종합적으로, 프레임리스 토크 모터는 제한된 공간에서 높은 토크와 정밀 제어가 필요한 애플리케이션에 대해 컴팩트하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.


외회전식 토크 모터와 내회전 프레임리스 토크 모터의 차이


외회전식 토크 모터(Outrunner Torque Motor)와 내회전 프레임리스 토크 모터(Frameless Inrunner Torque Motor)의 주요 차이는 로터와 스테이터의 배열 방식에 있습니다.


외회전식 토크 모터에서는 로터가 스테이터 외부에 위치합니다. 스테이터는 일반적으로 고정되고, 로터는 스테이터 주변을 회전합니다. 이러한 설계는 더 큰 로터 직경을 가능하게 하여 더 높은 토크 출력을 제공합니다. 외회전식 토크 모터는 고토크, 저속이 요구되는 응용 분야, 예를 들어 중장비 및 산업 장비에 주로 사용됩니다.


반면, 내회전 프레임리스 토크 모터에서는 로터가 스테이터 내부에 위치합니다. 스테이터는 고정되고 로터가 내부에서 회전합니다. 이 설계는 모터 크기를 더 컴팩트하게 하고 관성을 낮춰, 공간이 제한적이거나 무게 감소가 중요한 응용 분야에 적합합니다. 내회전 프레임리스 토크 모터는 로봇, 항공우주, 의료 장치, 산업 자동화 등에서 사용됩니다.


또 다른 차이는 모터 장착 방식입니다. 외회전식 토크 모터는 일반적으로 플랜지나 샤프트로 장착되는 반면, 내회전 프레임리스 토크 모터는 응용 장치나 시스템의 기계 구조에 직접 통합됩니다.


결론적으로, 내회전 프레임리스 토크 모터모터 와 외회전식 프레임리스 토크 모터 중 선택은 응용 요구 사항, 토크 출력, 크기 제약, 장착 옵션 등을 기준으로 결정됩니다.


CubeMars 브랜드의 RI 시리즈 내회전 프레임리스 토크 와 RO 시리즈 외회전 프레임리스 토크 모터 는 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 관심 있는 고객은 클릭하여 확인할 수 있습니다!


관련 기사
BBEX 외골격: 척추 생체역학 기반 다차원 힘 보조를 위한 첨단 지원 기술
BBEX 외골격: 척추 생체역학 기반 다차원 힘 보조를 위한 첨단 지원 기술
현대 산업 및 고강도 노동 환경에서는 반복적인 물건 들기가 종종 척추와 등 근육, 특히 요추 손상을 초래합니다. 이 문제는 작업 현장에서 흔히 발생하며, 많은 관심을 받고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 외골격 기술이 개발되어 효과적인 지지력을 제공하고 신체 부담을 줄이며 작업 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
Aug 22,2024
큐브마스, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 및 구현 지능 컨퍼런스에서 두각을 나타내다
큐브마스, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 및 구현 지능 컨퍼런스에서 두각을 나타내다
Cubemars, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 컨퍼런스에서 AKH 홀로우 플래너터리 모듈 첫 공개 ‘우수 공급업체’ 수상 및 첨단 혁신 기술 선보여.
Jun 04,2025
멘티봇: 뛰어난 능력을 갖춘 쇼핑 로봇
멘티봇: 뛰어난 능력을 갖춘 쇼핑 로봇
쇼핑몰에 들어섰을 때, 키 1.7미터, 몸무게 70kg의 ‘로봇 점원’이 따뜻하게 인사합니다. “오늘 무엇을 도와드릴까요?”
Aug 28,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내