Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
휴머노이드 로봇용 하지 액추에이터란?
하지 액추에이터의 핵심 기능
하지 관절 액추에이터의 구성 요소
고관절과 슬관절 모터가 다른 선택 로직을 요구하는 이유
휴머노이드 로봇용 고관절 모터의 핵심 요구 사항
휴머노이드 로봇용 슬관절 모터의 핵심 요구 사항
휴머노이드 로봇용 고관절 모터 선택 방법
휴머노이드 로봇용 슬관절 모터 선택 방법
결론

휴머노이드 로봇의 고관절 및 슬관절 모터 선택 방법

CubeMars / Mar 25,2026

 지난 호에서는 휴머노이드 로봇 상지의 어깨, 팔꿈치, 손목 관절용 모터 선택 배경 로직을 체계적으로 살펴보았으며, 업계에서 많은 피드백을 받았습니다.


논의 과정에서 자주 제기된 두 가지 질문은 다음과 같습니다.


1.  하지(무릎과 엉덩이) 선택은 상지와 어떻게 다른가?

2.  "하중 지지 + 동적 움직임"을 다룰 때 토크, 응답성, 신뢰성의 균형을 어떻게 맞출 것인가?


핵심 결론은 명확합니다. 하지 휴머노이드 로봇 모터 선택은 단순히 상지 접근 방식을 확대한 것이 아닙니다.

 

기능적 관점에서 볼 때,

 

  • 고관절 모터: 몸통 하중을 지탱하고 보행의 주요 토크를 제공하며, 로봇 전체의 동력 핵심 역할을 합니다.

  • 슬관절 모터: 지지기와 유각기 사이를 빠르게 전환하며, 응답 속도와 충격 흡수에 더 중점을 둡니다.

 

동시에 하지는 방열, 브레이크 안전성, 질량 분포에 더 민감합니다.

 

상지 로직을 직접 적용하면 종종 다음과 같은 결과가 초래됩니다.

 

  • 토크는 충분하지만 보행이 불안정함

  • 출력은 강하지만 빠르게 과열됨

 

인간형 로봇이 빠르게 발전하는 배경 속에서, 인간형 로봇 액추에이터의 선정은 이미 전체 로봇 성능을 결정하는 핵심 요소 중 하나가 되었습니다. 특히 인간형 로봇 하지 관절 모터는 주요 하중을 담당할 뿐만 아니라, 로봇의 보행 안정성, 순발력, 그리고 에너지 소비 성능에도 직접적인 영향을 미칩니다.


휴머노이드 로봇용 하지 액추에이터란?

 

로봇의 다리 움직임을 구동하는 완전한 동력 시스템

 

휴머노이드 로봇용 하지 액추에이터는 하지 관절(고관절, 슬관절, 족관절) 을 위해 특별히 설계된 전문 액추에이터입니다. 휴머노이드 로봇 관절 모터의 핵심 분야로서 높은 출력 밀도, 경량 구조, 높은 과부하 용량, 높은 동적 응답성에서 산업용 서보와 차별화되며, 이족 보행을 구현하기 위한 핵심 동력원입니다.

 

로봇을 인체에 비유하면 하지 액추에이터는 대퇴부와 종아리 근육에 해당하며, 힘을 제공할 뿐만 아니라 모든 움직임의 힘, 속도, 각도를 정밀하게 제어합니다.


하지 액추에이터의 핵심 기능

 

휴머노이드 로봇에서 하지 모터는 세 가지 주요 작업을 수행합니다.



작업설명인체 비유
체중 지지로봇의 상체와 하중을 지지하기 위해 높은 토크를 지속적으로 출력대퇴사두근, 대둔근
움직임 구동걷기, 달리기, 점프에 필요한 순간적인 폭발적 동력 제공비복근, 햄스트링
충격 흡수착지 시 지면 반력을 흡수하여 기계적 구조 보호슬관절 연골, 반월판

 


하지 관절 액추에이터의 구성 요소

 

휴머노이드 로봇 하지 관절 액추에이터는 단일 모터가 아니라 고도로 통합된 로봇 관절 액추에이터입니다.


1.  동력원: 모터 본체 – 기본 토크와 속도를 제공하여 출력 밀도와 과부하 용량을 결정합니다.


2.  감속 기구 – 토크를 증폭하고 속도를 정합하여 관절 출력 토크와 강성을 보장합니다.


3.  감지 시스템 – 전달 백래시를 제거하고 위치/토크 정확도를 향상시킵니다.


4.  제동 및 안전 모듈 – 정적 유지 토크를 제공하여 사람-로봇 상호작용 및 예상치 못한 상황에서 안전성을 향상시킵니다.


5.  구동 제어 장치 – FOC 벡터 제어, 과부하 보호, 온도 상승 보호 및 통신을 처리합니다.


6.  구조 통합 부품 – 경량화, 소형 설계 및 IP 보호를 실현하여 하지 공간 제약에 적응합니다.

 

고관절과 슬관절 모터가 다른 선택 로직을 요구하는 이유

 

휴머노이드 로봇용 고관절 모터의 핵심 요구 사항

 

고관절은 로봇의 무게를 지탱하고, 다리를 들어 올리고 회전시키며, 달리기와 점프를 위한 폭발적인 힘을 제공하고, 착지 충격을 흡수합니다. 휴머노이드 로봇용 고관절 모터는 다음을 충족해야 합니다.

 

  • 3~5배의 과부하 용량을 갖춘 높은 토크 출력

  • 경량 설계를 갖춘 높은 출력 밀도

  • 높은 내충격성 및 동적 응답 속도

  • 회전 관절에 적합한 통합 구조

 

휴머노이드 로봇용 슬관절 모터의 핵심 요구 사항

 

슬관절은 주로 굴곡과 신전을 수행하며 지면 반력을 견딥니다. 휴머노이드 로봇용 슬관절 모터는 다음에 중점을 둡니다.

 

  • 연속 토크 및 열 안정성

  • 다리 공간에 맞는 축 방향의 콤팩트한 구조

  • 높은 강성 및 전달 효율

  • 회전 및 선형 구동 솔루션 모두와의 호환성

 

휴머노이드 로봇용 고관절 모터 선택 방법

 

휴머노이드 로봇 고관절 모터는 휴머노이드 로봇 하지 핵심 하중 지지 관절로서, 로봇 전체 중량 지지, 다축 회전, 달리기 및 점프 시의 폭발력, 착지 충격 등 주요 동작을 담당합니다. 이러한 모터의 선정은 대토크, 고과부하, 경량화, 고집적화를 중심으로 이루어지며, 동시에 로봇의 전체적인 포지셔닝(하이엔드 연구개발 / 양산 적용 / 저비용 검증)에 따라 유연하게 솔루션을 매칭해야 합니다.

 

I.  고관절 모터의 주요 운전 조건 및 선택 요구 사항

 

고관절은 하지에서 가장 하중이 크고 동적으로 복잡한 관절로, 정적 내하중과 동적 버스트 특성을 결합합니다. 그 움직임은 다축 회전(굴곡/신전 및 외전/내전)을 포함하며 범위는 최대 ±90°에 달하여 로봇의 보행 안정성, 점프/달리기 능력, 지속 시간을 직접 결정합니다. 의료용 의족 및 휴머노이드 로봇의 일반적인 운전 조건을 기반으로 고관절 모터 선택은 6가지 핵심 요구 사항을 충족해야 합니다. 이는 네팔 학생 팀의 CubeMars 모터 선택의 기초가 되기도 했습니다.


 

nepalese-student-team-selecting-cubemars-motors


 

1. 고토크 + 고과부하 용량: 로봇 총 중량 50~80kg을 지지합니다. 정격 토크는 지속적인 보행을 커버해야 하며, 피크 토크는 쪼그려 앉기, 점프, 착지 충격(정격의 3~5배 과부하)을 수용해야 합니다. 모터는 또한 의료용 등급의 신뢰할 수 있는 내하중 능력을 제공해야 합니다.


2.  고출력 밀도 + 경량화: 근위부 하중으로 인한 보행 균형 영향을 피하기 위해 하지 자중을 줄입니다. 토크 밀도 >15 N·m/kg을 목표로 하며, 고관절의 설치 공간은 콤팩트해야 합니다.


3.  정밀 제어 + 고속 응답: 고정밀 토크/위치 듀얼 모드 제어를 지원하며 응답 대역폭은 ≥100 Hz로, 복잡한 지형에서의 실시간 자세 조정(예: 의족의 자연스러운 보행 시뮬레이션, 로봇의 착지 완충)에 적응합니다.


4.  고집적화 + 쉬운 적응: 통합 액추에이터(모터 + 감속기 + 엔코더 + 드라이버)를 우선시하여 외부 부품과 통합 복잡성을 줄이고, 시스템 통합 효율성과 전반적인 신뢰성을 향상시키며, 신속한 엔지니어링 구현을 촉진합니다.


5.  신뢰성 + 내충격성: 엄격한 부하 및 역구동성 테스트를 통과하여 장시간 연속 운전 요구 사항을 충족하고, 착지 충격과 기계적 마모를 견뎌 의료/산업용 등급 표준을 달성합니다.


6.  유연한 비용 적응: 하이엔드 연구개발 모델은 극한의 성능을 추구하고, 양산/저비용 검증 모델은 핵심 성능을 유지하면서 성능과 비용의 균형을 맞추는 비용 효율적인 모듈을 선택할 수 있습니다.

 

II.  고관절 모터의 선호 유형

 

고관절 운전 조건 및 CubeMars AK 시리즈 로봇 액추에이터를 기반으로, 현재 휴머노이드 로봇용 고관절 모터는 하이엔드 코어 솔루션과 저비용 검증 솔루션으로 분류할 수 있습니다. 두 유형 모두 CubeMars AK 시리즈 액추에이터(예: AK70, AK80, AK60) 를 중심으로 하며, 차이점은 주로 파라미터 매칭 및 특정 모델 선택에 반영됩니다. AK60-6 V1.1을 기반으로 한 네팔 학생 팀의 적용 사례는 저비용 시나리오에서 모터 선택에 중요한 참고 자료를 제공합니다.

 

1.  고토크 CubeMars AK 시리즈 액추에이터 – 하이엔드 휴머노이드 로봇에 선호

 

  • 핵심 장점: 매우 높은 출력 밀도, 중공 구조, 정밀 제어를 위한 듀얼 엔코더. 유성/사이클로이드 감속기와 통합될 때 고토크, 저백래시, 고기동성을 제공하여 하이엔드 이족 보행 로봇 고관절의 다축 구동 요구 사항에 적합합니다.

  • 엔지니어링 적응: CubeMars AK10-9 V3.0 KV60 로봇 액추에이터는 대표적인 모델로, 정격 토크 18 N·m, 피크 토크 53 N·m, 최대 토크 밀도 86 N·m/kg을 자랑합니다. 서보/MIT 토크 듀얼 모드를 모두 지원하여 50~80kg 휴머노이드 로봇 고관절의 고하중, 고동적 요구 사항에 이상적입니다. 또한 StaccaToe 단족 로봇의 고관절에 선택된 솔루션이기도 합니다.

  • 선택 팁: 더 안정적인 토크 출력을 위해 평평한 아웃터 로터 구조를 우선시합니다. 인너 로터 구조는 더 높은 동적 응답 요구 사항을 가진 경량 모델에 더 적합합니다. 감속 메커니즘을 적절히 매칭하여 토크 출력과 동적 응답 간의 균형을 달성하십시오.

 

2.  중간 토크 고비용 효율성 통합 액추에이터 – 저비용 검증/경량 모델에 선호

 

  • 핵심 장점: 소형 크기, 경량, 비용 절감을 유지하면서 통합 설계 및 정밀 제어의 핵심 기능을 유지합니다. 극한의 피크 토크가 필요하지 않은 저비용 프로토타입, 경량 휴머노이드 로봇, 의료용 재활 의족 등 토크 밀도와 신뢰성에 중점을 둔 유사한 적용 분야에 적합합니다.

  • 엔지니어링 적응: CubeMars AK60-6 V1.1을 사용한 네팔 학생 팀의 저비용 의족 개발은 이 유형의 모터가 고관절 유사 하중 시나리오에 적합함을 검증합니다. AK60-6 V1.1은 주로 족관절/의족용으로 선택되지만, 정격 토크 3 N·m, 피크 토크 9 N·m, 경량 368g 설계를 제공하여 높은 토크 출력과 정밀한 위치 제어를 달성합니다. 인간의 보행을 정확히 시뮬레이션하고 엄격한 부하 및 역구동성 테스트를 통과하여 높은 신뢰성 요구 사항을 충족합니다.

  • 선택 팁: 저비용 전원 및 제어 시스템과의 호환성을 위해 24V 범용 전압 및 CAN/UART 간단한 통신을 지원하는 모듈을 우선시합니다. 경량 하중의 토크 요구 사항을 충족하기 위해 감속비는 약 6:1이 선호됩니다.

 

III. 포지셔닝별 휴머노이드 고관절 모터 선택 솔루션

 

로봇 중량, 포지셔닝 및 비용 예산에 따라 고관절 모터 선택은 세 가지 범주로 나눌 수 있으며, 모두 CubeMars AK 시리즈 액추에이터를 참조합니다. 네팔 학생 팀의 AK60-6 V1.1은 저비용 검증을 위한 검증된 템플릿을 제공하여 "성능은 요구 사항을 충족하고 비용은 통제 가능"한 상태를 달성합니다.

 

1.  하이엔드 연구개발 모델 (50~80kg, 극한 성능 추구)

 

  • 모터 모델: CubeMars AK10-9 V3.0 KV60

  • 핵심 장점: 높은 토크 밀도, 53 N·m 피크 토크, 정밀 제어를 위한 듀얼 엔코더, 내충격 베어링, 달리기, 점프, 복잡한 지형에서의 높은 기동성 움직임에 적합.

  • 감속기 매칭: 내장형 9:1 유성 감속기.

  • 적용 시나리오: 대학 연구, 하이엔드 생체모방 로봇 개발.

 

2.  양산 모델 (30~50kg, 성능과 비용의 균형)

 

  • 모터 모델: CubeMars AK80-9 V3.0 KV100

  • 핵심 장점: 22 N·m 피크 토크, 원클릭 지능형 파라미터 식별, 서보/MIT 듀얼 모드 간 원활한 전환, AK10-9 KV60 대비 약 20% 저렴한 비용, 성숙한 공급망.

  • 감속기 매칭: 내장형 9:1 유성 감속기, 백래시 0.1°, 부드러운 움직임 보장.

  • 적용 시나리오: 산업용 휴머노이드 로봇, 상업용 서비스 로봇.

 

3.  저비용 검증/경량 모델 (10~30kg, 비용 우선)

 

  • 모터 모델: CubeMars AK60-6 V1.1

  • 핵심 장점: 368g 경량, 정격 토크 3 N·m, 높은 신뢰성, 가격은 1,499~1,999위안에 불과.

  • 감속기 매칭: 내장형 6:1 유성 감속기.

  • 적용 시나리오: 학생 졸업 프로젝트, 프로토타입 검증, 경량 휴머노이드 로봇, 의료용 재활 의족(네팔 학생 팀 솔루션 참조).

 

IV.  선택 요약 및 주요 사례 인사이트

 

1.  고관절 모터 선택의 핵심 원칙

 

휴머노이드 로봇용 고관절 모터 선택의 핵심은 "토크 매칭, 경량화를 지침으로, 통합성 우선, 유연한 비용 적응" 입니다. 하이엔드 모델은 고토크, 고과부하, 고기동성을 추구하고, 저비용 모델은 핵심 토크와 신뢰성을 보장하면서 고비용 효율성 통합 모듈을 우선시하여 높은 파라미터 중복성과 비용 낭비를 맹목적으로 추구하지 않습니다.

 

2.  두 사례의 주요 엔지니어링 인사이트

 

  • AK60-6 V1.1 저비용 의족 사례: 중간 토크 고비용 효율성 모듈이 경량 고관절 시나리오에 적합함을 검증합니다. 모터 선택은 "파라미터 중심"일 필요 없이 실제 부하 요구 사항과 일치해야 합니다. 정격 토크 3 N·m의 AK60-6 V1.1은 무게 10~30kg의 경량 로봇에 완벽하게 적합합니다.

  • AK10-9 KV60 하이엔드 로봇 사례: 통합형 관절 액추에이터가 하이엔드 고관절에 최적의 솔루션임을 보여줍니다. 높은 토크 밀도, 듀얼 엔코더, 내충격 베어링과 같은 기능은 고기동성, 고신뢰성 움직임을 달성하는 데 필수적이며, 이는 현재 업계의 주류 트렌드를 나타냅니다.

 

3.  피해야 할 주요 함정

 

  • 경량 모델에 하이엔드 고토크 모터를 선택하는 것을 피하십시오: 무게와 비용이 두 배가 되고 성능 중복이 발생합니다.

  • 저비용 시나리오에서 비통합 모터를 선택하는 것을 피하십시오: 비통합 모터는 감속기와 엔코더의 추가 통합이 필요하여 가공 및 디버깅 비용이 증가하므로 통합 모듈보다 비용 효율성이 떨어집니다.

  • 의료/산업용 등급 신뢰성을 무시하는 것을 피하십시오: 고관절 모터는 장시간 연속 작동하므로 장시간 사용 요구 사항을 충족하기 위해 부하, 역구동성, 온도 상승 테스트를 통과해야 합니다.

  • 지나치게 높은 감속기 감속비를 피하십시오: 지나치게 높은 감속비는 관절 응답 속도를 크게 저하시켜 전반적인 동적 성능에 영향을 미칩니다. 고관절 모터 감속비는 적당한 범위 내에서 유지하여 출력 토크와 응답 속도의 균형을 맞추어야 합니다. 경량 모델은 더 나은 동적 성능과 제어 감도를 위해 더 낮은 감속비가 더 적합합니다.

 

휴머노이드 로봇용 슬관절 모터 선택 방법

 

슬관절 모터는 휴머노이드 로봇 하지의 핵심 굴곡-신전 액추에이터로, 고관절에서 동력을 전달받고 지면 반력을 견디며, 쪼그려 앉기, 계단 오르기, 착지 완충과 같은 주요 동작을 지원합니다. 모터 선택은 토크 출력, 구조적 콤팩트함, 강성과 컴플라이언스의 균형, 열 안정성을 고려해야 하며, 로봇 전체의 동역학 및 감속기 솔루션과 깊이 연계되어야 합니다.

 

I.  휴머노이드 로봇 슬관절 모터의 주요 운전 조건 및 선택 요구 사항


슬관절의 움직임은 주로 단축 굴곡-신전(범위 0~135°)으로, 고관절에서 요구되는 다축 회전이 없습니다. 그러나 로봇 전체 무게의 수직 하중과 착지 충격을 직접 받기 때문에 하지 관절 중 가장 직접적인 힘 전달과 가장 두드러진 열 축적이 일어나는 부위입니다. 이는 모터 선택의 핵심 요구 사항을 정의하며, StaccaToe 로봇의 슬관절 모터 선택의 기초가 되기도 했습니다.


 

staccatoe-robot


 

1. 중간-고토크 + 정밀한 과부하 용량: 정격 토크는 지속적인 보행과 기립을 커버해야 하며, 피크 토크는 쪼그려 앉기와 착지 충격(정격의 2~4배면 충분. 고관절에 필요한 3~5배 과부하는 피하여 모터 중복성으로 인한 불필요한 중량 증가 방지)을 수용해야 합니다.


2. 축 방향 콤팩트함 + 경량화: 슬관절은 하퇴와 대퇴를 연결하며 설치 공간이 제한적입니다. 모터는 짧은 축 방향 길이와 작은 외경을 가져야 하며, 원위부 하중 과다로 인한 보행 균형 영향을 피하기 위해 중량도 통제되어야 합니다.


3. 고강성 + 저백래시: 부드러운 굴곡-신전 운동을 보장하고, 전달 백래시로 인한 위치 오차를 줄이며, 착지 완충 시 신속한 힘 피드백을 수용합니다.


4. 우수한 방열성 + 장기 안정성: 슬관절 모터는 장시간(보행, 등반 중) 연속 작동하여 열이 축적되기 쉽습니다. 우수한 방열성과 온도 상승 제어가 필요합니다.


5. 컴플라이언트 제어 + 내충격성: 착지 시 지면 반력으로 인한 순간 충격을 견뎌야 합니다. 모터는 고정밀 토크 제어를 지원하여 제어 시스템과 함께 완충을 구현해야 하며, 동시에 기계적 구조도 어느 정도의 내충격성을 제공해야 합니다.


6. 통합 설계: 콤팩트한 하지 공간에 맞추기 위해 케이블링 및 외부 부품을 줄이고 통합 복잡성을 낮추는 통합 액추에이터를 우선시합니다.

 

II.  휴머노이드 슬관절 모터의 표준화된 선택 프로세스

 

StaccaToe 로봇의 엔지니어링 실무에 기초하여, 슬관절 모터 선택은 단일 파라미터 스크리닝이 아니라 운전 조건 시뮬레이션에서 시스템 검증까지의 전체 프로세스 구현이며, 이론과 실무의 균형을 맞추는 5단계로 구성되어 직접 적용할 수 있습니다.

 

1.  동적 시뮬레이션 및 부하 분석: Adams/MuJoCo를 사용하여 로봇의 하지 모델을 구축합니다. 모든 운전 조건(보행, 쪼그려 앉기, 착지, 계단 오르기)에 대한 토크, 속도, 동력 프로파일을 추출합니다. 슬관절의 정격 부하, 피크 부하, 연속 작동 시간을 결정합니다. 이는 선택의 기초입니다(StaccaToe는 점프 착지 시 충격 토크 시뮬레이션과 연속 보행 시 열 축적 요구 사항에 중점을 두었습니다).


2.  모터 유형 및 구동 솔루션 결정: 로봇의 포지셔닝(하이엔드 연구개발/양산 엔트리 레벨, 회전 구동 방식)에 따라 CubeMars AK 시리즈 통합 관절 액추에이터(예: AK80-9 KV100) 선택을 고려합니다.


3.  핵심 파라미터 스크리닝 및 검증: 토크, 속도, 치수, 중량, 백래시 등에 기반하여 후보 모터를 스크리닝합니다. 축 방향 길이, 토크 밀도, 열 안정성 검증에 중점을 둡니다. 공식을 사용하여 시스템 출력 토크를 계산하고 1.2~1.5배의 안전율을 남깁니다.


4.  감속기 매칭 및 통합 설계: 비통합 모터를 사용하는 경우 감속기 유형과 감속비를 결정하고 모터 + 감속기의 구조 통합 설계를 완료합니다. 통합 모듈을 사용하는 경우 해당 모듈의 감속비가 동적 요구 사항과 호환되는지 직접 검증하고, 케이블 관리 및 장착 구조를 설계합니다.


5.  프로토타입 테스트 및 성능 검증: 프로토타입 제작 후 세 가지 핵심 테스트를 완료합니다. 온도 상승 테스트(2시간 이상 연속 작동), 과부하 테스트(피크 토크 3~5초 유지), 동적 응답 테스트(착지 완충 시 토크 피드백) . 예를 들어 StaccaToe는 FUTEK TRS-300 토크 센서를 사용하여 AK80-9 V3.0 KV100의 토크 특성을 측정하여 시뮬레이션 결과와의 일치를 확인했으며, 연속 점프 후 모터 온도 상승을 테스트하여 안정성을 확인했습니다.

 

III. 선택 요약 및 주요 사례 인사이트

 

1.  슬관절 모터 선택의 핵심 원칙

 

"고토크, 고과부하, 다축 적응"이라는 고관절 모터 선택 로직과 달리, 슬관절의 핵심은 "콤팩트함을 지침으로, 토크 매칭, 강성 우선, 방열은 보완" 입니다. 높은 파라미터 중복성을 맹목적으로 추구하여 과도한 중량과 크기로 인해 하지 보행 균형에 영향을 미치는 것을 피하십시오. 정밀하고 부드러운 굴곡-신전 구동을 위해 저백래시, 고강성, 열 안정성을 우선시하십시오.

 

2.  StaccaToe 사례의 세 가지 주요 엔지니어링 인사이트

 

  • 통합은 슬관절 선택의 트렌드: StaccaToe에서 CubeMars AK80-9 V3.0 KV100 통합 모듈의 성공적인 적용은 통합 모듈이 슬관절 통합 복잡성을 크게 줄이고 시스템 신뢰성을 향상시켜 미래 휴머노이드 로봇 슬관절의 주류 선택이 될 것임을 검증합니다.

  • 파라미터 매칭은 로봇 전체 부하와 일치해야 함: 단족/경량 로봇은 정격 토크를 적절히 낮추어 토크 밀도와 콤팩트함에 중점을 둘 수 있습니다(예: AK80-9 V3.0 KV100의 9 N·m 정격 토크는 StaccaToe에 적합). 중량 로봇은 방열을 보장하면서 더 높은 정격 토크와 강성이 필요하며 열 축적을 피해야 합니다.

  • 모터 선택은 로봇 전체 시스템과의 깊은 시너지가 필요: 모터 선택은 단독으로 수행될 수 없으며, 로봇의 전원 시스템(예: StaccaToe의 24V×2 직렬 배터리), 제어 시스템, 구조적 강성과 매칭되어야 합니다. 이 세 가지 간의 시너지는 최적의 성능을 달성하는 데 필수적입니다. 단일 우수한 모터 파라미터가 슬관절의 최종 성능을 결정하지 않습니다.

 

3.  피해야 할 주요 함정

 

  • 고관절 모터 파라미터를 직접 복사하는 것을 피하십시오: 고관절에 필요한 3~5배의 과부하 용량은 슬관절에 불필요하며 모터 중량과 크기가 과도해져 원위부 하중이 증가합니다.

  • 축 방향 길이를 무시하는 것을 피하십시오: 외경이 약간 큰 것은 허용될 수 있지만, 축 방향 길이가 지나치면 슬관절 설치가 직접적으로 불가능하거나 대퇴/하퇴 구조와 간섭을 일으킵니다.

  • 열 안정성을 무시하는 것을 피하십시오: 슬관절 모터는 장시간 연속 작동합니다. 토크에만 집중하고 방열을 무시하면 과열로 인해 보호 메커니즘이 작동하여 로봇의 지속 시간과 동작 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 백래시를 과소평가하는 것을 피하십시오: 과도한 백래시는 슬관절 굴곡-신전 시 "유격"을 초래하여 착지 완충 시 힘 피드백을 지연시키고 로봇 균형에 영향을 미칩니다.


결론

 

첫째, 휴머노이드 로봇용 관절 모터 선택의 핵심은 실제 운전 조건 매칭에 있습니다. 고관절 모터든 슬관절 모터든 그 과정은 부하, 움직임 특성, 동적 충격을 중심으로 이루어져야 합니다. 기본적인 토크 요구 사항을 충족시키면서 성능 저하나 과도한 중복성을 피하기 위해 적절한 안전율을 확보해야 합니다.

 

둘째, 고관절과 슬관절의 선택 로직은 현저히 다릅니다. 고관절 모터는 고토크, 고과부하 용량, 다축 동적 능력을 중시하며 로봇의 동력 핵심 역할을 합니다. 반면 슬관절은 구조적 콤팩트함, 고강성, 열 안정성에 더 중점을 두어 부드러운 굴곡-신전과 효과적인 충격 완충을 목표로 합니다.

 

셋째, 모터 선택은 단독으로 수행되어서는 안 되며, 감속기, 제어 시스템, 로봇 전체 구조와의 협력된 노력으로 이루어져야 합니다. 통합 액추에이터(모터 + 감속기 + 센서 + 드라이버)는 주류 솔루션이 되어 통합 복잡성을 크게 줄이면서 시스템 안정성과 신뢰성을 향상시킵니다.

 

넷째, 실제 사례(저비용 의족 및 단족 로봇 적용 사례 등)에서 입증되었듯이 모터 선택의 핵심은 높은 파라미터를 맹목적으로 추구하는 것이 아니라, 로봇 중량과 적용 시나리오에 기반한 적절한 매칭을 통해 성능, 중량, 비용의 최적 균형을 달성하는 것입니다. 이는 휴머노이드 로봇의 상용화에 특히 중요합니다.

 

다섯째, 전반적으로 휴머노이드 로봇 관절 모터의 개발 트렌드는 고토크 밀도, 경량 구조, 고집적화, 고동적 응답을 향해 나아가고 있습니다. "성능 매칭 + 시스템 시너지 + 비용 관리" 간의 균형을 찾을 때만이 우리는 진정으로 안정적이고 효율적이며 상업적으로 실행 가능한 휴머노이드 로봇의 보행 능력을 달성할 수 있습니다.

관련 기사
휴머노이드 로봇의 여정
휴머노이드 로봇의 여정
휴머노이드 로봇에 대한 탐구는 거의 한 세기에 걸쳐 이어져 왔습니다. 1927년 웨스팅하우스의 초기 로봇 허버트 텔레복스(Herbert Televox)에서 오늘날 테슬라의 첨단 로봇 ‘프라임 무버(Prime Mover)’까지 그 여정은 인간이 창조자의 정체성에 매료되고 기술에 대한 궁극적인 상상을 추구해 온 과정을 보여줍니다. 그러나 높은 비용과 기술적 난제로 인해 휴머노이드 로봇은 로봇 산업의 주류 형태가 되지 못했습니다.
Oct 20,2023
CubeMars AK 시리즈 액추에이터로 강력한 로봇 섀시 제작
CubeMars AK 시리즈 액추에이터로 강력한 로봇 섀시 제작
CubeMars의 AK80-9 액추에이터 몇 개를 로봇 팔 프로젝트에 통합하려던 시도 후, 유튜버 Nikodem Bartnik는 다른 유형의 프로젝트, 즉 범용 로봇 섀시/플랫폼으로 전환할 수밖에 없었습니다.
Apr 13,2022
CubeMars, 가변 강성 무릎 외골격에 동력 제공
CubeMars, 가변 강성 무릎 외골격에 동력 제공
CubeMars AK80-64 KV80 로봇 액추에이터는 실시간 강성 조절을 통해 무릎 관절 외골격을 강화하고 재활 효과를 향상시킵니다. 지금 자세히 알아보세요!
Oct 17,2025
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내