Vom Motor zum Gelenk: Die wahre Rolle von Planetengetrieben
Planetengetriebe vs. andere Übertragungslösungen
Anwendungen von Planetengetrieben in der Robotik
Niedrigübersetzte Planetengetriebesysteme: Veränderungen in der robotischen Übertragungsarchitektur
Fazit

Planetengetriebe in der Robotik: Vorteile, Anwendungen und QDD-Übertragungstrends

CubeMars / May 13,2026

In Robotersystemen ist der Motor die Energiequelle, aber ob das System eine stabile Bewegung erreichen kann, wird nicht allein durch den Motor selbst bestimmt. Stattdessen wird dies durch das gesamte Übertragungssystem bestimmt.


Die meisten robotischen Anwendungen betreffen nicht nur Anforderungen an Rotationsbewegungen, sondern erfordern stattdessen:


  • Niedrige Drehzahl mit hohem Drehmoment

  • Stabile Kraftregelungsfähigkeit

  • Schnelle dynamische Reaktion

  • Vorhersagbares Bewegungsverhalten


Daher wird zwischen Motor und Gelenk das Getriebe zu einem Schlüsselbauteil, das die Systemleistung bestimmt.


Unter diesen ist das Planetengetriebe aufgrund seiner strukturellen Eigenschaften und umfassenden Leistung bereits zu einer der wichtigsten Übertragungslösungen in robotischen Bewegungssystemen geworden.


Vom Motor zum Gelenk: Die wahre Rolle von Planetengetrieben


Viele Menschen verstehen ein Getriebe einfach als mechanisches Bauteil zur „Drehzahlreduzierung und Drehmomentsteigerung“, aber in Robotersystemen geht seine Rolle weit darüber hinaus.


Zwischen Motor und Gelenk übernehmen Planetengetriebe nicht nur die Funktion der Leistungsübertragung, sondern bestimmen vor allem die dynamischen Eigenschaften der gesamten Antriebseinheit, einschließlich:


  • Einfluss der Systemträgheit auf Beschleunigungs- und Verzögerungsreaktionen

  • Drehmomentübertragung und dynamische Reaktionsgeschwindigkeit

  • Präzision und Stabilität im Kraftregelungsprozess

  • Verhältnis zwischen mechanischer Steifigkeit und Nachgiebigkeit

  • Stabilität und Kontrollierbarkeit des gesamten Bewegungsprozesses


Auf Systemebene lässt sich dies genauer so verstehen: Der Motor bestimmt die Leistungsabgabefähigkeit des Systems, während das Planetengetriebe bestimmt, wie diese Leistung in tatsächliches Bewegungsverhalten umgesetzt wird.


Dieser Unterschied ist besonders deutlich in hochdynamischen Robotersystemen wie vierbeinigen Robotern und humanoiden Robotern. In diesen Anwendungen beeinflussen die dynamischen Eigenschaften des Getriebes direkt:


  • Stoßreaktion und Energieabsorptionsfähigkeit beim Bodenkontakt

  • Anpassungsfähigkeit an komplexes Gelände

  • Gesamtstabilität bei schnellen Gangbewegungen

  • Energieübertragungseffizienz und Regelungspräzision bei kontinuierlicher dynamischer Bewegung


Daher sind Planetengetriebe in hochdynamischen Robotersystemen nicht nur Kraftübertragungskomponenten, sondern Schlüsselkomponenten, die die gesamte Bewegungsqualität und Regelungsleistung bestimmen.


Aus struktureller Sicht liegt der Hauptvorteil von Planetengetrieben darin, dass es sich nicht um Einzelzahnradübertragungen handelt, sondern um eine effiziente Kraftverteilung durch mehrere gleichzeitig lastteilende Planetenräder.


Diese Struktur bringt drei zentrale Eigenschaften mit sich:


Erstens eine hohe Drehmomentdichte, die eine hohe Ausgangsleistung bei begrenztem Raum ermöglicht und sich sehr gut für Gelenkantriebssysteme eignet.


Zweitens eine kompakte koaxiale Bauweise, bei der Eingangs- und Ausgangswelle auf einer Achse liegen, was die Integration in Robotergelenke erleichtert.


Drittens eine hervorragende Lastverteilung, da mehrere Planetenräder die Last gemeinsam tragen und so höhere Stabilität und Zuverlässigkeit unter dynamischen Bedingungen ermöglichen.


Basierend auf diesen Eigenschaften werden Planetengetriebe in Robotersystemen häufig eingesetzt in:


  • Gelenken von vierbeinigen Robotern

  • Aktuatoren humanoider Roboter

  • Industriellen kollaborativen Roboterarmen

  • Integrierten Servo-Gelenkmodulen


Planetengetriebe vs. andere Übertragungslösungen


Im Bereich der Robotik zeigen verschiedene Getriebelösungen deutliche Unterschiede in Präzision, dynamischer Leistung und Tragfähigkeit und werden allgemein in drei Kategorien eingeteilt: Harmonic Drives, Zykloidgetriebe und Planetengetriebe.


Vergleichstabelle der Übertragungslösungen

Übertragungstyp

Kernvorteile

Hauptbeschränkungen

Typische Anwendungen

Harmonic Drive

Hohe Präzision, geringes Spiel, kompakte Struktur

Hohe Untersetzungsverhältnisse erhöhen die Trägheit und begrenzen dadurch die Rücktreibbarkeit sowie die dynamische Reaktionsfähigkeit in hochdynamischen Bewegungs- und hochfrequenten Kraftregelungsszenarien, wodurch sie für hochfrequente Bewegungssteuerung ungeeignet sind

Präzisionspositionierungssysteme, industrielle Roboterarme, Halbleiterausrüstung und andere hochpräzise Anwendungen

Zykloidgetriebe

Hohe Tragfähigkeit, starke Stoßfestigkeit

Größere Baugröße und höheres Gewicht, ungünstig für Leichtbaukonstruktionen

Schwere Industrieroboter, großskalige Automatisierungssysteme, hochbelastete mechanische Systeme

Planetengetriebe

Hohe Drehmomentdichte, kompakte Struktur, ausgewogene dynamische Leistung, einfache modulare Integration

In Bezug auf Präzision oder extreme Lastleistung spezialisierten Strukturen unterlegen, bietet jedoch eine gute Balance zwischen dynamischer Reaktion und Systemintegration

Vierbeinige Roboter, humanoide Roboter, kollaborative Roboter, integrierte Servo-Gelenke


In modernen Robotersystemen werden Planetengetriebe normalerweise nicht einzeln verwendet, sondern zusammen mit Motor, Encoder und Antriebssystem als Teil einer vollständigen Aktuatoreinheit integriert.


Anwendungen von Planetengetrieben in der Robotik


In der praktischen Robotik werden Planetengetriebe häufig in integrierte Gelenkantriebe bestehend aus „Motor + Getriebe + Encoder (+ Treiber)“ eingebettet und nehmen direkt an der dynamischen Steuerung und Bewegungsausführung teil, statt als externe mechanische Komponenten verwendet zu werden.


Zum Beispiel im CubeMars robotischen Aktuator-Ökosystem sind Planetengetriebe eine der zentralen Übertragungsgrundlagen.


Vierbeinige Roboter


In vierbeinigen Robotern werden Planetengetriebe häufig in Hüft- und Kniegelenkantrieben eingesetzt. Bei dynamischem Gehen, Springen oder der Anpassung an unebenes Gelände zeigt sich ihre Hauptfunktion in der Erhöhung der Drehmomentdichte und der Verbesserung der Präzisionsregelung bei niedriger Geschwindigkeit, wodurch Stabilität und Geländeanpassungsfähigkeit verbessert werden.


Ein typisches Beispiel kommt vom JSK Laboratory der Universität Tokio. Ihr neuester vierbeiniger Roboter KLEIYN ist nicht nur in der Lage, sich stabil auf unebenem Gelände zu bewegen, sondern zeigte erstmals auch die Fähigkeit eines vierbeinigen Roboters, schornsteinartige vertikale Kletterbewegungen bei hoher Geschwindigkeit auszuführen, was eine Entwicklung von zweidimensionaler Bodenbewegung hin zu dreidimensionaler Mobilität widerspiegelt.


kemba


In einer weiteren Studie stellte ein Team der Universität Kapstadt Kemba vor, eine vierbeinige Roboterplattform, die elektrische und pneumatische Antriebe kombiniert. Durch die Aufteilung von Motoren und pneumatischen Aktuatoren auf verschiedene Gelenke wird eine Balance zwischen dynamischer Leistung und Regelungspräzision erreicht.


Exoskelette


In Exoskelett-Unterstützungssystemen werden Planetengetriebe für die Kraftunterstützung an Hüft- und Kniegelenken verwendet, um die menschliche Bewegungsabsicht präziser zu verfolgen und Drehmomentkompensation zu ermöglichen. Dabei liegt ihr Hauptwert in der Balance zwischen Drehmomentleistung und Mensch-Maschine-Interaktionsnachgiebigkeit.


exoskeleton


Zum Beispiel trennt das modulare Open-Source-Exoskelettsystem OpenExo durch standardisierte Strukturdesigns Module wie Hüft-, Knie- und Sprunggelenke, sodass Benutzer die Konfiguration flexibel an verschiedene Forschungsanforderungen anpassen können.


In der Leistungsarchitektur dieses Systems werden CubeMars AK-Serie Robotik-Aktuatormodule als zentrale Antriebseinheiten verwendet, die kompakte und drehmomentstarke Gelenkantriebe bereitstellen und mit niedrig übersetzten Planetengetrieben kombiniert werden, um die Anforderungen an Reaktionsgeschwindigkeit und kontinuierliche Drehmomentabgabe zu erfüllen.


Humanoide Roboter und Roboterarme


In humanoiden Robotersystemen werden Planetengetriebe häufig in oberen und unteren Gliedmaßen eingesetzt, um mehr Freiheitsgrade zu unterstützen. Sie müssen dabei sowohl hohe Tragfähigkeit als auch Bewegungsstabilität gewährleisten.


Neben diesen Anwendungen werden Planetengetriebe auch in hochdynamischen Steuerungssystemen eingesetzt.



Ein typisches Beispiel ist das offene dualachsige stabilisierte Kamera-Robotersystem CamRo.

Dieses System ist eine ferngesteuerte und programmierbare zweiachsige stabilisierte Kameraplattform. Sein Hauptziel ist es, eine stabile Kamerapositionierung und sanftes Tracking bei Hochgeschwindigkeitsbewegungen oder komplexen Haltungen zu erreichen. In diesem System werden CubeMars AK-Serie integrierte Aktuatoren (AK80-64 und AK60-6 V1.1) verwendet, um verschiedene Achsen anzutreiben.


Die Entstehung solcher hochdynamischer Systeme zeigt die Entwicklung robotischer Übertragungsarchitekturen.


camera-robot-captures-product


Niedrigübersetzte Planetengetriebesysteme: Veränderungen in der robotischen Übertragungsarchitektur


Früher lag der Fokus robotischer Gelenksysteme auf hoher Drehmomentverstärkung und Positionsgenauigkeit durch hohe Übersetzungsverhältnisse. In modernen humanoiden Robotern, vierbeinigen Robotern und Exoskeletten verschiebt sich der Fokus jedoch zunehmend hin zu dynamischer Reaktion, Kraftregelung und Mensch-Maschine-Kompatibilität.


Dadurch verschiebt sich das Designziel von „maximaler Leistung“ hin zu einer Balance zwischen dynamischer Leistung und Regelungsfähigkeit, wodurch niedrig übersetzte Planetengetriebe zu einer wichtigen technischen Richtung werden.


Auf dieser Grundlage entstand die sogenannte Quasi-Direct-Drive (QDD)-Architektur. In dieser Architektur werden Planetengetriebe nicht ersetzt, sondern als „Einheiten zur Regelung dynamischer Eigenschaften“ neu definiert.


Durch die Reduzierung des Übersetzungsverhältnisses wird ein besseres Gleichgewicht zwischen Drehmoment und dynamischer Reaktion erreicht und die Verstärkung der reflektierten Trägheit reduziert.


qdd


Ein Beispiel für QDD-basierte Exoskelettforschung ist die Studie, in der das CubeMars AK10-9 V1.1 Modul verwendet wurde.


Diese Methode nutzt Strom, Winkelgeschwindigkeit und Systemmodelle zur indirekten Schätzung von Drehmoment und Kontaktkraft und reduziert dadurch die Systemkomplexität.


Ergebnisse zeigen eine verbesserte Stabilität bei der Gangunterstützung.


Fazit


Robotergelenke entwickeln sich von einfachen „Drehmomentverstärkern“ zu zentralen Elementen der Bewegungssteuerung. Planetengetriebe spielen dabei eine Schlüsselrolle in modernen Robotersystemen.


Die Entwicklung geht von klassischen Hochübersetzungen hin zu QDD- und Niedrigübersetzungssystemen.


Insgesamt verschiebt sich die Robotik von mechanischer Optimierung hin zu integrierter Systemdynamik, wobei Planetengetriebe eine zentrale Rolle spielen.

Verwandte Artikel
Warum sind wir von humanoiden Robotern besessen?
Warum sind wir von humanoiden Robotern besessen?
Unter jedem Video über humanoide Roboter fragt jemand: Warum die Besessenheit mit humanoiden Robotern? Wären Zweibeiner, Vierbeiner oder Menschen auf Rädern nicht besser für die Arbeitsumgebung geeignet?
Aug 21,2024
AK70-10 führt die Zukunft der agilen Robotik an
AK70-10 führt die Zukunft der agilen Robotik an
CubeMars war schon immer bestrebt, sich an bahnbrechenden Innovationen in der Robotik zu beteiligen! Im Jahr 2023 wurde unser AK70-10 BLDC-Motor zu einer Schlüsselkomponente für den Erfolg des bahnbrechenden zweibeinigen Robotikprojekts von Nathan Eduard
Oct 29,2024
Vergussmotor-Technologie erklärt: Warum bestimmt sie die Zuverlässigkeit von Robotern?
Vergussmotor-Technologie erklärt: Warum bestimmt sie die Zuverlässigkeit von Robotern?
Erfahren Sie, wie die Vergussmotor-Technologie die Wärmeableitung, Wasserdichtigkeit, Vibrationsbeständigkeit und Lebensdauer von Robotermotoren verbessert.
Jun 03,2026