Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
ロボットの動力システムとは
ロボットに動力システムが必要な理由
ロボットアクチュエーションシステムはどのように機能するのか
ロボットアクチュエーションシステムの中核構成要素
ロボットの種類別アクチュエーションシステム
足回りロボットのアクチュエーションシステム
車輪型ロボットのアクチュエーションシステム
外骨格ロボットのアクチュエーションシステム
ロボットアクチュエーションシステム選定の重要要素
結論

ロボットの動力システムはどのように機能するか

CubeMars / Apr 18,2024

 今日の急速に進化するロボット工学の分野において、ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、外骨格システムのいずれにおいても、その中核的な競争力は一つの重要なシステム、すなわちアクチュエーションシステムに依存しています。


このシステムは、ロボットが「パワフル」であるか、「機敏」であるか、「安定している」かを決定し、さらにはシステム全体の性能の上限を直接的に定義します。


ロボットの動力システムは、モーター、減速機構、制御システムを通じて、電気エネルギーを精密な機械的運動に変換する中核的なシステムです。


では、ロボットの動力システムは具体的にどのように動作するのでしょうか。ロボットの「筋肉システム」について詳しく見ていきましょう。

 

ロボットの動力システムとは

 

ロボットアクチュエーションシステムとは、エネルギーを機械的な運動に変換し、ロボットに駆動力を提供する一連の装置の総称です。

 

簡単に言えば、それはロボットの 「動力源」かつ「動作実行メカニズム」 です。アクチュエーションシステムがなければ、ロボットは動かない金属とプラスチックの塊にすぎず、価値ある動作を実行することはできません。

 

技術的な観点から見ると、完全なロボットアクチュエーションシステムは、通常、次の4つの中核モジュールで構成されています。

 

  • エネルギー源:エネルギーの供給源

  • アクチュエータ: エネルギーを運動に変換

  • 伝達機構:運動の力と速度を調整

  • 制御システム: 動力プロセス全体を精密に管理

 

ロボットに動力システムが必要な理由

 

動力システムがなければ、ロボットは単なる静的な構造物にすぎません。

 

動力システムの主な機能は以下の通りです。

 

  • 運動能力の提供(歩行、把持、回転)

  • 負荷の支持(例:ヒューマノイドロボットが立つことを可能にする)

  • 精密な制御の実現(速度、位置、トルク)

  • エネルギー効率と持続時間の向上

 

特にヒューマノイドロボットにおいて、下肢の動力システムは以下の要素を直接的に決定します。

 

  • 歩行の安定性

  • 瞬発力(ジャンプ、ランニング)

  • エネルギー効率

 

ロボットアクチュエーションシステムはどのように機能するのか

 

ロボットアクチュエーションシステムの動作原理は、本質的に エネルギー変換 + 閉ループ制御 のプロセスです。

 

  • 電源がエネルギーを供給(バッテリー/電源モジュール)

  • 駆動モーターがトルクを出力(例:ブラシレスモーター)

  • 減速機構がトルクを増幅(遊星減速機/ハーモニック減速機)

  • センサーがフィードバックデータを提供(エンコーダー、トルクセンサー)

  • コントローラーがリアルタイムで調整(精密な運動を実現)

 

中核となるロジック:

 

電気エネルギー → 回転 → トルク増幅 → 精密制御 → 機械的運動

 

ロボットアクチュエーションシステムの中核構成要素

 

electric-motor

 

  • モーター: 動力の源

電気エネルギーを機械的な回転動力に変換します。システムの 「心臓部」 です。

 

  • 減速機: 力の増幅装置

モーターの速度を減速し、出力トルクを大幅に増加させます。ロボットの 「筋肉」 です。

 

  • センサー: 知覚とフィードバック

力、位置、姿勢などをリアルタイムでフィードバックします。ロボットの 「神経終末」 です。

 

  • コントローラー

センサーデータを処理し、指令を発行します。全てのコンポーネントを調整する 「頭脳」 です。

 

ロボットの種類別アクチュエーションシステム

 

ロボットの形態が異なれば、アクチュエーションシステムに求められる要件も大きく異なります。

 

足回りロボットのアクチュエーションシステム

 

quadruped-robot

 

特徴:


  • 高トルク出力(自重の支持)

  • 高い動的応答性(ランニング、ジャンプ)

  • 高い耐衝撃性

 

一般的なソリューション:

 

  • 準直駆動 (QDD) アクチュエータ

  • 高トルク密度モーター + 遊星減速機

 

用途: ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット

 

足回りロボット用アクチュエータオプションの比較

 

パラメータAK80-9 V3.0 KV100

AK80-8 KV80

定格トルク (Nm)9Nm

10Nm

定格速度 (rpm)

570RPM

243RPM

ピークトルク (Nm)

22Nm

25Nm

無負荷速度 (rpm)

570RPM

360RPM

減速比

9:1

8:1

重量 (g)

490G

570G


車輪型ロボットのアクチュエーションシステム

 

wheeled-robot-power-system

 

特徴:

 

  • 構造がシンプル

  • 高効率、低コスト

  • 制御が比較的容易

 

一般的なソリューション:

 

  • ハブモーター

  • アクチュエータ

 

用途: AGV、配達ロボット、掃除機

 

車輪型ロボット用アクチュエータオプションの比較

 

パラメータAK10-9 V2.0 KV60

AK70-10 KV100

定格トルク (Nm)

18Nm

8.3Nm

定格速度 (rpm)

109/228RPM

148/310RPM

ピークトルク (Nm)

48Nm

24.8Nm

無負荷速度 (rpm)

160/320RP

240/480RPM

減速比

9:1

10:1

重量 (g)

960G

521G

 

外骨格ロボットのアクチュエーションシステム

 

exoskeleton-power-system

 

特徴:

 

  • 非常に高い軽量化要件

  • 高い安全性(人間とロボットの相互作用)

  • 高精度な力制御

 

一般的なソリューション:

 

  • 高集積型アクチュエータ

  • 低慣性モーター + トルク制御

  • 準直駆動アクチュエータ(QDD)

 

用途: 医療リハビリテーション、産業用アシスト

 

外骨格用アクチュエータオプションの比較

 

パラメータ

AK80-9 V3.0 KV10

AK80-8 KV60

定格トルク (Nm)

9Nm

10Nm

定格速度 (rpm)

570RPM

243RPM

ピークトルク (Nm)

22Nm

25Nm

無負荷速度 (rpm)

570RPM

360RPM

減速比

9:1

8:1

重量 (g)

490G

570G

 

ロボットアクチュエーションシステム選定の重要要素

 

ロボットアクチュエーションシステムの設計において、選定の本質は 「性能要件とアクチュエータ能力の精密なマッチング」 です。トルクは中核的な要素ですが、複数の次元にわたる体系的な評価が必要です。

 

主な選定要素

 

トルク -- 最も重要な指標

 

  • ロボットが 「荷重を支えられるか」 を決定

  • 足回りロボットの場合: 立位と歩行の安定性に直接影響

  • 外骨格の場合: アシスト力と人間とロボットの協調性を決定

 

速度

 

  • 運動速度と応答能力を決定

  • 四足歩行/ヒューマノイドロボットには高い応答性が要求される(ランニング/ジャンプ能力)

 

トルク密度

 

  • 単位重量あたりの出力能力

  • ロボット全体の軽量設計に直接影響

 

制御精度とフィードバック

 

  • エンコーダーの精度

  • 力制御能力(特に外骨格の場合)

 

構造と統合度

 

  • 統合型アクチュエータ(モーター+減速機+ドライバ)の採用有無

  • 開発の複雑さを軽減できるか

 

しかし、これらのパラメータは単独で存在するものではなく、特定の用途に応じてバランスよく組み合わせる必要があります。

 

選定のロジックをより深く理解するために、2つの代表的なアプリケーションシナリオを見てみましょう。

 

農業用四足歩行ロボット(複雑な地形、高い動的要件)

 

agricultural-quadruped-robot

 

農業環境では、四足歩行ロボットは泥や不整地などの困難な条件下に直面し、アクチュエーションシステムに対する要求がより高くなります。

 

選定の優先順位は以下のように変わります。

 

  • 高トルク出力(自重 + 障害物を乗り越える能力の支持)

  • 高い動的応答性(複雑な歩容への適応)

  • 高い信頼性(長時間の屋外運用)

 

ミネソタ大学の農業用四足歩行ロボットプロジェクトでは、高トルク密度のQDDアクチュエータソリューションを採用することで、より安定した歩行とより機敏な動きを実現しました。

 

主要なマッチングロジック:

 

  • トルク ✔ → 荷重と地形への対応

  • 応答速度 ✔ → 動的な歩容の実現

  • 統合性 ✔ → システム安定性の向上

 

外骨格システム(人間とロボットの協調と力制御の優先)

 

exoskeleton-system

 

四足歩行ロボットと比較して、外骨格の核心的な要件はもはや「より強力であること」ではなく、「より精密で安全であること」 です。

 

選定の優先順位は以下のように変わります。

 

  • 高精度な力制御(トルク制御)

  • 低慣性設計(安全性の向上)

  • 高いバックドライバビリティ(自然な人間とロボットの相互作用の実現)

 

QDDベースの外骨格研究では、アクチュエータ構造を最適化することで、人間とロボットの相互作用力の精密な推定と制御を実現しています。

 

主要なマッチングロジック:

 

  • 制御精度 → 自然なアシストの実現

  • バックドライバビリティ → インタラクション体験の向上

  • 軽量化 → 装着感の向上

 

ご覧のように、ロボットアクチュエーションシステムの選定は、単純なパラメータ比較ではなく、 「指標 → シナリオ → マッチングソリューション」 というプロセスです。

 

  • 四足歩行ロボット → トルク + 動的性能 を重視

  • 外骨格 → 力制御 + 安全性 を重視

 

したがって、選定の本質は次の通りです。

 

アクチュエーションシステムの性能をアプリケーション要件に正確に適合させること。


結論

 

ロボットアクチュエーションシステムは、ロボットを 「静的から動的へ」 と移行させる重要な基盤です。それはロボットが動けるかどうかを決定するだけでなく、その性能の限界や応用可能性にも直接影響します。エネルギーを制御可能な機械的運動に変換し、フィードバックと制御のメカニズムを組み込むことで、アクチュエーションシステムはロボットに 「移動能力」 と 「実行能力」 を与えます。

 

ロボットの形態と応用が多様化するにつれて、アクチュエーションソリューションに対する要件もますます専門化しています。強度や速度を重視することから、精度や安全性を追求すること、さらには効率とコストのバランスへと、アクチュエーションシステムは多様化と専門化へと進化しています。

 

同時に、アクチュエーションシステムの設計と選定は、もはや単一パラメータの比較ではなく、特定のアプリケーションシナリオに基づいて性能、構造、制御のバランスを取る、総合的なトレードオフのプロセスとなっています。

 

より広い視点では、ロボットアクチュエーションシステムは 高性能化、軽量化、高集積化、知能化 へと継続的に進化しており、ロボット工学における技術的進歩と産業展開を推進する基盤となりつつあります。

関連記事
ロボットアクチュエータがロボットのより柔軟なモーションを実現する仕組み
ロボットアクチュエータがロボットのより柔軟なモーションを実現する仕組み
ロボットアクチュエータがヒューマノイドロボットから実用アプリケーションまでのロボットの運動性能をどのように向上させるのか、CubeMars AKシリーズソリューションとともに詳しくご紹介します。
Jul 29,2026
電機のバックラッシュ:精密機械制御の重要な要素
電機のバックラッシュ:精密機械制御の重要な要素
精密機械とロボット技術の分野において、バックラッシュは非常に重要な概念です。バックラッシュとは、機械伝動システムにおいて、ギアの隙間や他のコンポーネントの隙間によって引き起こされる予期しない動きや自由な動きを指します。
Jun 28,2024
CubeMars AKシリーズを使用して強力なロボットチャンバを作成する
CubeMars AKシリーズを使用して強力なロボットチャンバを作成する
ニコデム・バルトニクは、CubeMars AKシリーズドライバーとArduinoを使用して強力なロボットシャーシを作成しました
Apr 13,2022
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ