Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
决定机器人电机数量的因素
按机器人类型划分的电机数量
工程权衡 — 优化电机的使用数量
快速解答 — 不同机器人有多少个电机?
如何匹配合适的电机数量
推荐方案 — CubeMars 动力模组系列
结论

一个机器人需要有多少个电机

CubeMars / 2023-11-03 15:02:00

每台机器人的电机数量可以从仅一个到数十个不等,这取决于机器人的复杂程度、结构和预期用途,没有统一的规则是因为电机数量取决于机器人复杂性、机械设计、功能目标及系统约束。因此,确定机器人可配置的电机数量需要通过细致的工程分析,在运动需求、结构考量和实际限制之间取得平衡。

 

要了解机器人实际需要多少电机,首先必须分析影响实际系统电机数量的关键因素。

 

决定机器人电机数量的因素

 

机器人电机数量并非随意决定。在工程实践中,电机数量通常由以下关键因素综合决定:

 

what-determines-the-number-of-motors-in-a-robot.png


自由度 (DOF)

 

自由度定义了机器人可以执行的独立运动数量。在大多数机器人系统中,每个自由度至少需要一个动力模组:

 

  • 简单轮式机器人可能有 2 个自由度(前进和转向)

  • 常规机械臂需要 6 个自由度以实现完整的空间操作

  • 仿人机器人通常超过 20 个自由度以模拟人类动作

 

一般规律: 电机数量通常与系统所需自由度数量紧密相关。

 

但这并非严格的一对一关系,因为一些设计使用了联动机构或共享驱动,例如在欠驱动或耦合机构设计中,一个电机也可能驱动多个自由度。

 

负载与扭矩要求

 

电机数量也受每个关节或机构所需承受负载的影响:

 

1.  高负载应用可能需要:

  • 更大功率的电机

  • 每个关节配备多个电机

 

2.  轻量化系统可通过使用低扭矩方案减少电机数量

示例:

  • 处理重载的工业机械臂可能在关键关节需要更高扭矩

  • 可穿戴机器人优先考虑轻量化驱动,以减少用户疲劳

 

这意味着电机选择与电机数量往往是相互依赖的。

 

运动与运动学结构

 

机器人的机械设计直接决定所需电机数量:

 

  • 串联结构(如机械臂):通常每个关节需要一个电机

  • 并联或钢索驱动系统:可通过分配力到多个关节来减少电机数量

  • 差动或联动机构:允许通过较少电机实现多种运动

 

不同的运动学架构即使输出类似的运动,也可能显著改变所需动力模组数量。

 

控制架构与系统复杂度

 

控制系统在决定机器人可管理的电机数量方面起关键作用:

 

1.  电机数量多时:

  • 需要更多控制通道

  • 计算负荷更高

  • 同步控制更复杂

 

2.  电机数量少时:

  • 控制相对更简单,复杂性从控制侧转移到机械设计侧

  • 系统集成难度降低

 

工程师必须确保控制系统能够稳定管理所选电机配置,而不会产生不稳定或延迟。

 

功率、空间与集成约束

 

真实系统总是受物理和电气限制:

  • 电源:限制电机总数及输出能力

  • 空间约束:限制电机尺寸和布置

  • 散热管理:影响持续运行能力

  • 布线与集成复杂度:随电机数量增加而增加

 

在紧凑型机器人系统中,这些约束往往比运动需求更具限制性。

 

这些因素定义了机器人理论上的电机需求。然而,在实际工程中,最终电机数量很少仅由理论决定。设计决策通常需要在性能、复杂度和系统效率之间进行权衡,从而形成重要的工程折衷,并进一步优化电机数量。

 

按机器人类型划分的电机数量

 

理论可以为电机数量提供参考,但实际设计更加细致。机器人类型不仅决定所需动力模组数量,还影响它们的布局和作用。性能优先级、稳定性需求和运动复杂性都会塑造不同的驱动策略。

 

轮式机器人电机 — 简约高效


wheeled-robot.png

 

轮式机器人仅需少量动力模组即可实现运动。它们的核心目标是简单的位移,通常无需复杂关节机构。工程师重点关注驱动策略而非关节运动,使系统本身效率较高。

 

主要特征:

1.  差动驱动简便 — 两个电机分别控制左右轮,可实现前进、后退和转向。

2.  可选四轮驱动 — 提升牵引力和负载分布,无需复杂转向机构。

3.  低控制开销 — 电机数量少,简化同步控制,降低计算需求。

 

实践中,额外动力模组通常用于支持附加功能,如机械臂或传感器。

总之电机数量少并非性能要求弱,而是运动复杂性低。

 

四足机器人电机— 稳定与协调

 

四足机器人展示了动态平衡对电机需求的提升。每条腿需控制多个关节,以保持稳定、吸收冲击并适应不平地形。

 

示例电机分配:

  • 每条腿 2–4 个电机,视自由度而定

  • 额外电机控制踝关节俯仰或横滚以适应地形

  • 高速运动要求所有关节精确分配扭矩

 

要点:

  • 电机数量随自由度和稳定性需求增长

  • 与轮式机器人不同,缺少任一电机可能影响步态控制

 

意义:

  • 每个动力模组均参与姿态控制和力分配

  • 工程师需在电机数量、重量、功率和控制复杂度之间权衡

 

机械臂 — 精度与工作空间灵活性

 

机械臂采用串联运动学,每个关节直接影响末端动力模组位置。电机数量决定臂展、灵巧性及执行复杂任务的能力。

 

设计权衡:

  • 标准 6 自由度工业臂通常配备 6 个电机

  • 为工具更换或冗余可增加额外电机

  • 电机尺寸与扭矩需匹配负载与臂展需求

 

工程师关注的不仅是数量,还包括电机布局对精度和稳定性的影响。若空间或重量受限,一台高扭矩电机可减少每个关节所需的电机数量(例如避免多电机并联驱动)。因此电机数量不仅是数字,更反映功能意图,而非单纯关节数量。

 

人形机器人 — 复杂性放大

 

humanoid-robot.png


人形机器人是动力模组规划的最高挑战。多肢体、躯干和头部需要电机分布同时支持动态运动和精细操作。

 

典型特征:

  • 全身控制需 20–40+ 个电机

  • 下肢电机支持行走和平衡

  • 上肢电机支持灵巧操作

  • 躯干和颈部电机负责姿态调整

 

工程视角:

1.  高电机数量实现类人运动,但增加控制和功率挑战

2.  紧凑高性能动力模组减轻重量,同时保持扭矩

3.  数十台动力模组协调需先进算法与实时反馈

 

结论: 人形机器人电机数量体现了生物模拟与实际可行性的折衷。

 

可穿戴机器人 — 定向辅助

 

外骨骼与可穿戴机器人注重用户舒适性与运动协调。每增加一个电机都会影响重量和使用负担。

 

电机配置策略:

  • 关键关节(髋、膝、踝)配 2–10 个电机

  • 优化扭矩重量比

  • 布局设计尽量减少对自然运动干扰

 

设计理念:

  • 更少但性能更高的电机优先

  • 每个电机的贡献需权衡用户疲劳和安全

 

总结:在所有机器人类型中,电机数量决策受三个核心因素驱动:

1.  功能优先 — 机器人必须完成的任务比理论自由度更重要

2.  稳定性与控制 — 额外电机仅在提高运动可靠性时才合理

3.  集成约束 — 重量、功率和控制带宽限制可行动力模组数量

 

工程权衡 — 优化电机的使用数量

 

确定机器人电机的最优数量通常并非简单的算术问题。尽管理论上机械设计和自由度提供了基准,工程实践需要同时平衡多个相互竞争的目标。

 

每增加一个电机,不仅提供更多扭矩和灵活性,同时也增加了重量、能耗、控制复杂度以及潜在的集成挑战。成功的设计依赖于仔细评估每个动力模组的边际收益相对于其成本——机械、电气和计算成本。

 

在这种情况下,电机选择成为系统级优化问题,需要在性能、可靠性和可行性之间找到平衡。

 

性能与复杂度

 

增加电机通常可以提升机器人操作物体、保持稳定或穿越复杂地形的能力。但如果系统无法有效协调额外动力模组,边际收益会迅速下降。

 

关键考虑因素:

  • 控制复杂度:更多电机需要先进的同步算法、精确时序和可能的分布式控制架构。控制不足时,额外动力模组可能引起振动、延迟或不稳定。

  • 机械集成:每个新增电机占用空间,提高关节密度,可能增加装配难度。在紧凑机械臂或仿人机器人中,动力模组布局必须谨慎,以避免碰撞或过度杠杆作用。

  • 功率与热管理:每个电机都消耗电流,密集布局的动力模组会产生热量,需要有效散热,尤其是在可穿戴或封闭系统中。

 

因此工程师通常会评估增加一个电机的收益是否超过由此带来的系统复杂度和潜在故障风险。

 

重量与体积约束

 

重量是移动型和可穿戴机器人设计中的核心限制。额外电机会增加整体质量,影响能效、动态性能和用户舒适度。

 

工程实践观察:

1.  重型移动机器人需要更大扭矩的电机,这类电机自身更大更重,可能形成递增的系统重量循环。

2.  可穿戴机器人与外骨骼需最小化用户负荷,每增加一个动力模组都必须评估其必要性与额外负担。

3.  热量与空间限制约束了关节或段内可紧凑集成的动力模组数量。

 

通过策略性选择少量、高扭矩、紧凑型电机,设计者可以在保持性能的同时控制重量和体积。同时理想电机数量应平衡驱动需求与物理约束,而非盲目追求自由度最大化。

 

成本与能力

 

除了机械和电气约束,成本也是重要考虑因素。电机数量增加意味着更多零件、装配劳动和维护需求。

 

  • 高电机数量系统:提供最大灵活性、冗余性和灵巧性,但前期投资及生命周期成本较高。

  • 低电机数量系统:结构简单、重量轻、成本低,但可能需要创意机械设计(如联动关节或差动驱动)来实现类似运动能力。

 

示例:一台 6 自由度机械臂可由六个独立动力模组组成,也可用少量高扭矩电机结合机械联动实现。后者减少电机数量和成本,但可能增加机械复杂度并降低精度。权衡评估即在能力、成本和长期可维护性之间取得平衡。

 

控制策略考虑

 

电机数量直接影响控制架构:

  • 电机较少:可能需要复杂运动学联动以实现相同运动范围,需要精密机械设计,但控制更简单。

  • 电机较多:允许关节解耦和独立运动,简化运动学,但增加计算需求、通信带宽和传感器反馈整合。

 

实际应用中通常取得平衡:足够的动力模组保证精度和冗余,但不会因控制复杂度或故障风险而超过收益。

 

CubeMars 实践视角

 

模块化、高性能电机(如 CubeMars AK系列)展示了现代驱动解决方案如何支持权衡优化:

  • 高扭矩密度:减少每个关节所需电机数量,简化机械设计。

  • 紧凑一体化模块:支持高密度布置,方便在空间受限的设计中集成。

  • 灵活模块化:允许根据性能需求调整动力模组数量,适用于工业机器人与可穿戴设备,无需重设计整个系统。

 

利用模块化、高性能动力模组,工程师能够在实现目标运动和稳定性的同时,最小化系统复杂度,优化权衡效果。

 

在所有机器人类型中,电机数量优化呈现三大共性:

1.  性能提升 vs. 系统复杂度:更多电机提升灵巧性和稳定性,但增加集成挑战。

2.  物理约束:重量、体积和散热限制往往决定可行的最大动力模组数量。

3.  成本效益:高性能、高扭矩动力模组可减少低扭矩电机数量,实现能力与投资的平衡。


总结:电机数量始终是战略决策。每个动力模组都必须通过性能、可靠性或效率的实际收益来证明其存在价值。基于系统级思维、工程原则与模块化动力模组技术的优化设计,可实现高效、可控的机器人解决方案。

 

快速解答 — 不同机器人有多少个电机?

 

机器人使用的电机数量高度依赖具体应用,从单个动力模组到数十个不等。虽然基于自由度(DOF)的理论计算可以作为起点,但在实际工程中,还需要在性能、重量、成本和控制复杂度之间进行平衡。了解典型电机数量范围,有助于工程师在设计中避免过度设计或动力不足。

 

不同机器人类型的典型电机数量


机器人类型典型电机数量主要设计重点实际说明
轮式机器人2–4高效移动最少动力模组实现前进、后退和转向;额外电机仅用于机械臂或扩展功能
四足机器人8–16稳定性与步态协调每条腿 2–4 个电机;额外动力模组用于踝关节调节以适应复杂地形
机械臂6–12工作空间灵活性与精度电机数量通常与自由度和负载匹配;冗余或工具系统可能增加数量
人形机器人20–40+全身动态运动分布于四肢、躯干和头部;高电机数量提升灵活性但增加控制复杂度
可穿戴机器人 / 外骨骼2–10用户舒适性与辅助运动聚焦关键关节;更少但高性能电机可降低重量与疲劳


如何匹配合适的电机数量

 

为机器人选择最佳电机数量不仅是理论问题,更需要系统级思维。电机数量并非仅由自由度或关节数量决定,而是运动需求、机械设计与实际约束之间的平衡。合理的决策能够在满足性能目标的同时,避免不必要的复杂度、重量和成本。

 

评估运动需求与自由度

 

设计的起点是明确机器人需要完成的运动:

  • 自由度(DOF)与功能:每个独立运动通常至少需要一个动力模组,但部分运动可以通过联动或共享驱动实现。

  • 任务导向需求:如操作任务、动态运动或高精度姿态控制,可能需要额外电机支持。

  • 冗余设计:在高可靠性场景中,增加动力模组可提供备份能力。

 

要点:将运动需求合理映射到自由度,有助于避免过度设计,同时确保功能完整。

 

考虑机械结构与运动学

 

机器人结构直接影响实际所需电机数量:

  • 串联结构:通常每个关节一个电机,控制精确,但电机数量较多。

  • 并联或钢索驱动结构:可分配力到多个关节,从而减少动力模组数量。

  • 联动或差动机构:用更少电机实现多种运动,提高效率。


结论:理解运动学结构有助于优化电机布局,避免冗余配置。

 

评估系统约束

 

在明确运动与结构后,实际约束将决定最终方案:

  • 控制与计算能力:电机越多,对同步控制、通信带宽和实时反馈要求越高。

  • 重量、空间与功率:移动及可穿戴机器人对体积与质量尤为敏感,同时需考虑散热。

  • 成本与维护:电机数量增加会提升硬件成本、装配复杂度和维护需求。


工程原则:最佳电机数量是在性能提升与复杂度、物理限制及全生命周期成本之间取得平衡。

 

决策框架

 

可采用结构化方法将理论转化为设计方案:

1.  明确运动需求与自由度

2.  将运动映射到机械结构与运动学

3.  评估控制、重量、空间与功率约束

4.  确定电机数量与布局

5.  利用模块化动力模组迭代优化性能

 

该流程有助于精确配置电机数量,确保每个动力模组都发挥实际价值。

 

推荐方案 — CubeMars 动力模组系列

 

在确定电机数量后,选择高性能、模块化动力模组有助于在保证效率、可靠性和可扩展性的同时实现设计目标。CubeMars 动力模组能够满足多种机器人应用需求。

 

模块化动力模组的优势:

 

  • 根据应用需求灵活扩展电机数量

  • 在不重构系统的情况下调整扭矩与速度

  • 便于在紧凑或空间受限设计中集成

  • 模块化设计使原型开发和量产优化更加高效。

 

高扭矩密度与紧凑设计

 

CubeMars 动力模组(如 AK系列)将无刷电机、行星减速器和驱动器集成为一体,具备以下优势:

  • 高扭矩密度:用更少电机实现相同输出,降低系统重量

  • 紧凑结构:适用于多种运动学结构的高密度布局

  • 集成控制:支持运动控制与伺服模式,并具备自适应 PID 调节

 

通过高性能紧凑动力模组,可在保证运动能力的同时减少冗余硬件与集成复杂度。

 

基于实际应用的推荐


机器人类型推荐 CubeMars动力模组优势
轮式机器人AK60-39 V3.0 KV80 高效差动或四驱方案,适用于 2–4 电机配置
四足机器人AK10-9 V3.0 KV60高扭矩紧凑设计,在减少电机数量的同时保证步态稳定
机械臂AK60-6 V3.0 KV80适用于 6–12 电机结构,兼顾精度与负载能力
仿人机器人AK45-36 KV80支持 20–40+ 电机系统,便于全身控制扩展
可穿戴机器人 / 外骨骼AK70-10 KV100轻量化高性能,提升用户舒适性与关键关节辅助能力


为什么 CubeMars 适用于电机数量优化


  • 减少冗余:高扭矩模块降低对多电机配置的依赖

  • 简化集成:紧凑结构与内置驱动降低布线和控制复杂度

  • 支持扩展:模块化设计便于后期增加或减少电机数量

  • 高可靠性:无刷电机与优化制造工艺确保稳定运行

 

总结:选择合适的电机数量本质上是系统级决策。每一个动力模组都应在性能、可靠性或效率方面带来实际价值。通过结合工程方法与模块化动力模组技术,可以在功能、重量、成本与集成约束之间实现最优平衡,从而构建高效且可扩展的机器人系统。


结论


确定机器人电机的理想数量是一项战略性的工程决策,而非固定规则。运动需求、机械结构以及系统约束(如重量、空间和控制复杂度)共同决定了实际所需的执行器数量。电机越多并不一定意味着性能越好;每一个动力模组都应具备明确的功能价值,同时在效率与可靠性之间取得平衡。

 

模块化、高性能动力模组使工程师能够根据具体应用灵活配置电机数量。通过高精度扭矩输出、紧凑结构设计和灵活集成能力,这类模块可以在减少电机数量的同时实现所需的运动性能与稳定性,从而降低系统重量、复杂度和成本,并保持整体性能最优。


相关文章
Baleka:强劲弹跳力和快速机动性的双足机器人
Baleka:强劲弹跳力和快速机动性的双足机器人
在现代科技的驱动下,机器人技术日新月异,开普敦大学的研究团队近日推出了一款引人注目的双足机器人,名为Baleka。这款机器人不仅令人印象深刻,更展示了其在前沿科研中的潜力和应用。
2024-06-24
CubeMars为第二十二届全国大学生机器人大赛ROBOCON提供动力赞助
CubeMars为第二十二届全国大学生机器人大赛ROBOCON提供动力赞助
7月5日--7月8日,由中国高等教育学会、中国工程院战略咨询中心指导,全国大学生机器人大赛组委会主办,全国应用技术学院(大学)联盟、山东广播电视台支持,南京理工大学、江阴市人民政府承办第二十二届全国大学生机器人大赛ROBOCON在江苏省江阴市南京理工大学江阴校区体育馆举行。
2023-07-12
什么电机适合用于机器人
什么电机适合用于机器人
机器人使用各种类型的电机,具体取决于其特定的应用和需求。在机器人中常见的电机类型包括:直流电机,步进电机,伺服电机,无刷直流电机等
2023-10-26
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示