Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
통합 전동 액추에이터와 기존 모터의 기본 개념
기존 모터 시스템
통합 전동 액추에이터
통합 전동 액추에이터의 핵심 장점
통합 전동 액추에이터의 대표 응용 분야
맞춤형 구동 솔루션
결론

통합 로봇 액추에이터 vs 기존 모터: 로보틱스에서 모션의 미래

CubeMars / Apr 15,2026

통합 전동 액추에이터와 기존 모터의 기본 개념


기존 모터 시스템


기존 로봇 구동 시스템은 일반적으로 여러 기능 모듈로 구성되며, 모터 본체, 외부 드라이버, 엔코더 및 감속기가 포함된다. 이러한 구성 요소들은 전기적 연결과 기계적 구조를 통해 연결되어 완전한 액추에이션 유닛을 형성한다.


실제 엔지니어링에서 이러한 구조는 높은 유연성을 제공한다. 엔지니어는 특정 요구 사항에 따라 다양한 사양의 모터, 감속기 및 컨트롤러를 선택하여 맞춤형 시스템 설계를 구현할 수 있다.


그러나 이러한 유연성은 더 높은 시스템 복잡성을 초래한다. 모터 특성, 감속비, 드라이버 전류 용량 및 엔코더 피드백 정확도와 같은 파라미터는 시스템 수준에서 신중하게 매칭되어야 한다. 동시에 제어 시스템은 전류 루프, 속도 루프 및 위치 루프 튜닝을 수행해야 한다.


본질적으로 이는 전형적인 시스템 엔지니어링 문제이며, 모터 제어 및 시스템 통합에 대한 높은 전문성이 요구된다.

 

통합 전동 액추에이터


통합 전동 액추에이터는 모터, 드라이버, 엔코더 및 감속기를 하나의 구조에 통합한 메카트로닉스 액추에이션 유닛이며, 로보틱스 및 지능형 모션 제어 시스템에서 널리 사용된다.


일반적인 통합 액추에이터는 다음과 같은 핵심 모듈로 구성된다:

  • 브러시리스 DC 모터(BLDC)

  • 통합 드라이브 유닛(FOC 제어 지원)

  • 고해상도 위치 피드백 시스템(엔코더)

  • 유성 또는 하모닉 감속기(응용에 따라 선택적)


이러한 제품은 CAN, RS485 또는 EtherCAT과 같은 표준 통신 인터페이스를 통해 상위 제어 시스템과 연결되며, 로봇 모션 시스템에 모듈형으로 통합되어 빠른 구축과 유연한 응용을 가능하게 한다.


기존 분리형 구동 솔루션과 비교할 때, 통합 액추에이터는 제품 설계 단계에서 모터, 드라이버 및 전달 시스템의 매칭과 최적화를 완료한다. 이를 통해 사용자 측의 시스템 통합 및 디버깅 복잡성을 크게 줄이고, 동시에 모션 제어의 일관성과 신뢰성을 향상시킨다.


understand-robotic-actuator-module


통합 전동 액추에이터의 핵심 장점


시스템 통합 복잡성 감소


기존 구조에서는 엔지니어가 모터 선택, 드라이버 매칭, 엔코더 구성 및 제어 파라미터 튜닝을 수행해야 한다. 이 과정은 시간이 많이 소요될 뿐 아니라 경험 의존성이 높다.


통합 액추에이터는 공장 단계에서 시스템 수준 최적화를 완료하여 기본적인 매칭 작업을 사용자가 처리할 필요가 없다. 엔지니어는 통신 인터페이스를 통해 제어 명령을 전송하는 것만으로 위치, 속도 또는 토크 제어를 수행할 수 있다.


이 접근 방식은 시스템 설계 복잡성을 크게 줄이고 파라미터 불일치로 인한 성능 문제를 최소화한다.


공간 활용 및 전력 밀도 향상


로봇 시스템에서 관절 공간은 일반적으로 매우 제한적이며, 특히 4족 로봇, 휴머노이드 로봇 및 외골격 시스템에서는 제한된 공간에서 높은 토크 출력이 요구된다.


통합 액추에이터는 구동 시스템과 전달 시스템을 통합한 컴팩트 구조를 채택하여 전체 부피를 효과적으로 줄인다. 동시에 최적화된 전달 경로와 구조 설계를 통해 동일한 부피에서 더 높은 토크 출력을 달성한다.


이러한 높은 전력 밀도 특성은 제한된 공간과 높은 성능 요구가 있는 로봇 관절 설계에 적합하다.


시스템 성능 매칭 최적화


기존 시스템에서는 모터 관성 및 감속기 강성 불일치 또는 드라이버 대역폭 부족으로 인한 지연 응답과 같은 파라미터 불일치가 발생할 수 있다.


통합 액추에이터는 설계 단계에서 모터, 전자 시스템 및 전달 시스템을 통합적으로 최적화하며, 제어 알고리즘 튜닝과 피드백 시스템 통합을 포함하여 모든 모듈의 협조 동작을 보장한다.


실제 응용에서는 저속에서 더 부드러운 동작, 더 안정적인 동적 응답 및 더 높은 제어 정확도로 나타난다.


시스템 신뢰성 향상


기존 솔루션은 다수의 구성 요소로 인해 더 많은 연결 인터페이스와 잠재적 고장 지점을 가진다. 케이블, 커넥터 및 외부 드라이버는 진동 또는 장기 운용 시 문제를 발생시킬 수 있다.


통합 액추에이터는 외부 연결 및 인터페이스를 줄여 고장 위험을 낮춘다. 동시에 통합 구조는 기계적 강성을 높여 동적 조건에서의 안정성을 향상시킨다.


이러한 장점은 이동 로봇 및 복잡한 환경에서 특히 중요하다.


개발 주기 단축


로봇 개발에서는 시스템 통합 및 디버깅이 전체 개발 시간의 큰 부분을 차지한다. 기존 솔루션은 선택, 설치, 디버깅 및 최적화 등의 여러 단계를 필요로 한다.


통합 액추에이터는 표준화된 모듈을 제공하여 개발 과정을 크게 단순화한다. 엔지니어는 저수준 드라이버 조정보다 모션 제어 알고리즘과 시스템 기능에 집중할 수 있다.


이 장점은 연구 기관, 스타트업 및 빠른 반복 개발 프로젝트에서 특히 중요하다.


열 관리 및 수명 최적화


열 관리는 모터 성능과 수명에 중요한 요소이다. 기존 시스템에서는 열원이 분산되어 있어 통합 열 설계가 어렵다.


통합 액추에이터는 구조 설계를 통해 중앙 집중형 열 관리와 최적화된 방열 경로를 구현한다. 일부 제품은 온도 모니터링 및 보호 메커니즘을 갖추고 있어 과열 시 출력 제한 또는 보호 제어를 수행한다.


이러한 시스템 수준 열 관리 능력은 장기적인 안정성과 수명 연장에 기여한다.


통합 전동 액추에이터의 대표 응용 분야


4족 로봇


4족 로봇은 구동 시스템에 매우 높은 요구를 가지며, 높은 토크 밀도, 빠른 동적 응답 및 복잡한 환경에서의 안정적인 출력을 필요로 한다. 특히 점프, 주행 및 복잡한 지형 이동 시에는 순간 부하 변화에도 정밀한 제어를 유지해야 한다.


kleiyn-climbing

실제 응용에서 통합 전동 액추에이터는 4족 로봇 관절 구동의 주류 솔루션이 되었다. 예를 들어 도쿄대학교 JSK 연구실에서 개발한 2세대 4족 로봇 Kleiyn은 이러한 기술 접근의 장점을 보여준다. 이 로봇은 불규칙한 지형에서도 안정적으로 보행할 수 있으며, 빠르고 안정적인 “chimney climbing”을 구현하여 평면 운동에서 3차원 운동으로 확장됨을 보여준다.



구동 시스템:


  • 다리 관절은 AK70-10 KV100 액추에이터를 사용하며 최대 토크 24.8Nm로 고속 응답 요구를 충족한다


  • 허리 관절은 AK10-9 V2.0 KV60 액추에이터를 사용하며 최대 토크 48Nm로 높은 하중 지지 성능을 제공한다고토크 출력, 낮은 지연 시간 및 준 직접 구동 특성을 통해 이러한 통합 전동 액추에이터는 높은 동적 부하 조건에서도 안정적인 움직임을 유지한다.


높은 토크 출력, 낮은 지연 응답, 그리고 준-직접 구동 특성을 통해 이러한 통합형 전동 액추에이터는 고동적 및 고하중 조건에서도 부드럽고 안정적인 동작을 유지합니다.


모델 

 모터 크기

모터 무게

최대 토크

무부하 속도

AK70-10 KV100

Ф89*50.25mm

521g

24.8Nm

480rpm

AK10-9 V2.0 KV60

Ф98*61.7mm

960g

48Nm

320rpm


휴머노이드 로봇


휴머노이드 로봇 시스템에서는 관절 공간이 매우 제한적이며 다자유도 협조 제어가 필요하므로 액추에이터의 크기, 성능 및 제어 정밀도 요구가 높다.


통합 전동 액추에이터는 모터, 구동 및 전달 시스템을 컴팩트 구조로 통합하여 제한된 공간에서도 충분한 토크 출력을 제공한다. 동시에 고해상도 엔코더와 최적화된 제어 알고리즘을 통해 복잡한 동작을 정밀하게 제어할 수 있다.


실제 응용에서 이러한 액추에이터는 기본 관절 동작뿐 아니라 균형 제어, 보행 전환 및 인간-로봇 상호작용과 같은 복잡한 동적 동작도 지원한다.


robin


예를 들어, 아티스트 다니엘 시무(Daniel Simu)는 자신의 로봇 ‘로빈(Robin)’을 무대에 올려 인간과 협업하는 춤 공연을 선보입니다. 이러한 응용 분야는 동작의 정밀도뿐만 아니라 부드러움과 표현력 또한 중요하게 요구됩니다.



이 프로젝트에서 로봇은 CubeMars AK 시리즈 액추에이터를 핵심 구동 유닛으로 사용합니다. 이 시리즈는 낮은 백래시와 높은 정밀도로 잘 알려져 있으며, 정밀한 위치 제어와 부드러운 동작이 요구되는 응용 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 또한 듀얼 엔코더 피드백을 갖춘 고도로 통합된 설계를 특징으로 하며, 서보 제어 모드와 MIT 제어 모드를 모두 지원합니다.


AK 시리즈 로봇 액추에이터 – 로봇용 고통합 설계


외골격 시스템


외골격 시스템은 기존 로봇과 다른 요구사항을 가지며, 경량화, 안전성 및 자연스러운 인간-기계 상호작용을 위한 부드러운 토크 출력을 필요로 한다.


조지아 공과대학교, 스탠퍼드 대학교 및 펜실베이니아 대학교가 개발한 AI 기반 하체 외골격 시스템은 통합 전동 액추에이터의 대표적인 적용 사례이다. 이 시스템은 Science Advances에 게재되었으며 실제 환경에서 인간 보행 효율을 크게 향상시켰다.



이 시스템은 CubeMars AK80-9 KV100 액추에이터를 핵심 구동 유닛으로 사용한다.


모델 

 모터 크기

모터 무게

최대 토크

무부하 속도

Ф98*38.5mm

480g

22Nm

570rpm


액추에이터는 높은 토크 밀도와 경량 설계를 통해 외골격 시스템의 자중으로 인한 에너지 소비를 효과적으로 줄입니다. 동시에, 통합 구조는 브러시리스 모터, 유성 감속기, 구동 모듈을 결합하여 부드럽고 효율적인 토크 출력을 실현합니다.


제어 측면에서 이 시스템은 서보 제어와 MIT 제어 모드 간 전환을 지원하며, 원클릭 파라미터 식별 및 적응형 튜닝 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 디버깅 과정이 크게 간소화되고 제어 정확도가 향상됩니다. 이는 높은 동적 응답성과 정밀한 토크 제어가 요구되는 웨어러블 장치에서 특히 중요합니다.


맞춤형 구동 솔루션


실제 로봇 응용에서는 시나리오에 따라 요구 사항이 크게 달라지며 표준 제품만으로는 모든 요구를 충족하기 어렵다.


CubeMars는 로봇 모터 분야에서의 오랜 기술 경험을 바탕으로 맞춤형 구동 솔루션을 지속적으로 제공하고 있다. 회사는 로봇 모터의 연구 개발 및 제조에 집중하며 모터 설계부터 통합 액추에이터 개발까지 전 과정을 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있다.


현재 CubeMars는 전 세계 1,600개 이상의 기업에 맞춤형 솔루션을 제공했으며 1,000개 이상의 로봇 기업 및 연구 기관과 협력하고 있다. 제품은 산업 자동화, 휴머노이드 로봇, 외골격 시스템, 의료 로봇 및 바퀴형 로봇 등에 널리 사용되며 다양한 응용 분야에 대해 신뢰할 수 있는로봇용 파워 솔루션을 제공하고 있다.


맞춤형 서비스를 통해 엔지니어링 팀은 설계 단계에서 더 큰 유연성을 확보하고 성능, 구조 및 제어의 최적 매칭을 달성하여 전체 시스템 효율성과 신뢰성을 향상시킬 수 있다.


결론


통합 전동 액추에이터는 모터, 드라이버, 엔코더 및 감속기를 하나의 유닛으로 통합하여 구동 성능, 구조 컴팩트성 및 제어 일관성을 시스템 수준에서 최적화한다.


기존 분리형 모터 시스템과 비교하여 시스템 통합, 전력 밀도, 동적 응답 및 개발 효율에서 큰 장점을 가지며 현대 로봇의 고동적 제어, 고정밀 모션 및 컴팩트 구조 요구를 더 잘 충족한다.


로봇 기술이 다자유도 협조, 고동적 성능 및 소형화 방향으로 발전함에 따라 통합 액추에이터는 로봇 모션 제어의 핵심 기술 접근 방식이 되고 있으며 4족 로봇, 휴머노이드 로봇, 외골격 시스템 및 산업 자동화 분야에서 점점 더 널리 사용되고 있다。

관련 기사
재활 로봇용 모터 선택 방법: 부드러운 토크와 낮은 코깅이 핵심이다
재활 로봇용 모터 선택 방법: 부드러운 토크와 낮은 코깅이 핵심이다
재활 로봇용 모터 선정 시 부드러운 토크와 저코깅이 핵심입니다. 손, 외골격, 하지 스트레칭 등 장비별 선정 포인트를 상세히 설명하고 실제 사례를 소개합니다.
Apr 28,2026
로봇 동력 시스템, 어떻게 작동하나요?
로봇 동력 시스템, 어떻게 작동하나요?
로봇 구동 시스템(액추에이션 시스템)의 작동 원리, 핵심 구성 요소, 선정 기준을 알아봅니다. 보행형, 바퀴형, 외골격 로봇의 액추에이터 솔루션을 비교하고 최적의 조합을 찾아보세요.
Apr 18,2024
휴머노이드 로봇의 고관절 및 슬관절 모터 선택 방법
휴머노이드 로봇의 고관절 및 슬관절 모터 선택 방법
휴머노이드 로봇의 무릎 및 고관절 모터 선정 로직을 상세히 설명하며, 토크 매칭, 열 관리, 동적 응답을 통해 성능과 비용의 균형을 달성합니다.
Mar 25,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내