Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
굴뚝 등반: 사족형 로봇의 새로운 시대
KLEIYN 다리의 핵심: AK70-10 (최대 토크 24.8 Nm)
강력한 코어: AK10-9 V2.0 KV60 로봇 액추에이터 (최대 토크 48 Nm)
중요한 이유: 연구실에서 실제 적용까지
CubeMars, 수직 이동성을 새롭게 정의하다

로봇 개, 로봇 액추에이터로 벽을 50배 빠르게 등반!

CubeMars / Sep 02,2025

평지 너머로 나아가는 로봇 개

로봇 개의 시대가 빠르게 발전하고 있습니다. 한때 평지에서 걷고 달리는 것에 제한되었던 사족형 로봇들은 오늘날 거친 지형부터 수직 통로까지 극한 환경에 도전하고 있습니다. 가장 눈에 띄는 혁신 중 하나는 KLEIYN으로, 능동 허리 관절을 갖춘 굴뚝 등반용 사족형 로봇이며 CubeMars 로봇 액추에이터로 구동됩니다.


kleiyn-climbing.jpg


좁은 공간에서 고전하는 기존 로봇 개와 달리, KLEIYN은 두 벽에 다리와 몸통을 밀착시키고 인간 암벽 등반가처럼 수직으로 오를 수 있습니다.



굴뚝 등반: 사족형 로봇의 새로운 시대


KLEIYN의 무게는 약 18kg이며, 몸 길이는 760mm이고 13자유도(다리당 3자유도 + 허리 1자유도)를 제공합니다. 독특한 설계 덕분에 로봇은 800~1000mm 간격의 벽 사이에 몸을 끼우고 최대 150mm/s의 속도로 상승할 수 있으며, 이는 이전 수직 등반 로봇 시도보다 약 50배 빠른 속도입니다.


robot-dog-climbs-wall


이 혁신은 허리 관절 모터에서 비롯되었으며, 로봇이 몸통을 굽혀 벽 간격에 적응하고 수직 이동 중 안정성을 유지할 수 있게 합니다. 그 결과, 지상 이동과 수직 상승을 원활하게 전환할 수 있는 굴뚝 등반 로봇 개가 탄생했습니다.


KLEIYN 다리의 핵심: AK70-10 (최대 토크 24.8 Nm)


waist-design.jpg


로봇의 다리는 CubeMars AK70-10 액추에이터로 구동되며, 최대 24.8 Nm의 토크를 제공합니다. 이 컴팩트하지만 강력한 모터는 다음과 같은 기능을 제공합니다: AK70-10 KV100 로봇 액추에이터


  • 빠른 반응 속도와 낮은 지연 시간으로, 빠른 발 위치 조정과 벽 적응에 필수적입니다;

  • 높은 토크 출력으로 수직 면에 안정적인 압력을 가할 수 있습니다;

  • 준직접 구동 방식의 부드러움으로 진동을 줄이고 매끄러운 등반 주기를 보장합니다.


AK70-10 KV100과 함께 로봇 액추에이터 각 다리 관절에 로봇 액추에이터가 장착되어 있어, KLEIYN은 불균일한 벽 표면에 적응하면서 연속적인 상향 힘을 유지하기 위해 빠른 미세 조정을 수행할 수 있습니다.


kleiyn-joint.jpg


강력한 코어: AK10-9 V2.0 KV60 로봇 액추에이터 (최대 토크 48 Nm)


진정한 혁신은 CubeMars가 구동하는 허리 관절에 있습니다AK10-9 V2.0 KV60 액추에이터. 인간 등반가의 코어 근육과 마찬가지로, 이 관절은 굴뚝 등반 시 중심 안정 장치 역할을 합니다. 


  • 48 Nm 토크 용량—다리 액추에이터의 두 배—으로 두 벽 사이에서 몸통을 지지할 수 있는 힘을 제공합니다;

  • 지속적인 안정성으로, 다리가 역동적으로 움직이는 동안에도 로봇이 안전하게 벽 사이에 고정됩니다;

  • 동적 자세 제어: 낮은 지연 시간 덕분에 등반 주기에 맞춰 몸을 구부리고 펴는 동작을 동기화할 수 있습니다;

  • 기계적 “코어 강도” 효과로, 몸통이 힘을 효율적으로 전달하며 흔들림이나 불안정 없이 작동합니다.


AK10-9 V2.0 KV60과 함께, 허리는 단순한 연결 부위를 넘어 수직 등반 안정성의 핵심이 되며, KLEIYN을 신뢰할 수 있는 굴뚝 등반 사족형 로봇으로 변화시킵니다.


중요한 이유: 연구실에서 실제 적용까지

 

로봇 개의 민첩성과 허리 관절 안정성의 결합은 다양한 가능성을 열어줍니다:


  • 수색 및 구조: 무너진 건물, 수직 통로 또는 좁은 잔해 지역을 등반;

  • 산업 검사: 굴뚝, 환기 덕트 및 좁은 배관 접근;

  • 탐사: 인간이 닿기 어려운 동굴, 균열 및 지질 구조를 탐험;

CubeMars 로봇 액추에이터와 함께, KLEIYN은 허리 관절을 갖춘 사족형 로봇이 이전에 어떤 로봇 개도 갈 수 없었던 곳으로 나아갈 수 있음을 보여줍니다.


CubeMars, 수직 이동성을 새롭게 정의하다


KLEIYN은 사족형 로봇 개의 다음 도약을 보여줍니다—지상에만 머무르지 않고 벽을 오릅니다. 민첩한 다리 제어를 위해 CubeMars AK70-10 KV100 로봇 액추에이터와 강력하고 안정적인 허리 관절을 위한 AK10-9 로봇 액추에이터로 구동되며, 로봇은 부드럽고 강력하며 신뢰할 수 있는 굴뚝 등반을 실현합니다.


CubeMars는 고토크, 저지연, 준직접 구동 액추에이터를 통해 로봇 분야를 선도하며, 이동성, 민첩성 및 적응성에서 혁신을 가능하게 합니다.


CubeMars 로봇 액추에이터: 로봇 개가 등반할 힘을 얻는 곳.



관련 기사
로보틱스용 유성 기어박스: 장점, 적용 사례 및 QDD 구동 트렌드
로보틱스용 유성 기어박스: 장점, 적용 사례 및 QDD 구동 트렌드
로봇공학의 유성 기어박스와 QDD 트렌드, 휴머노이드, 사족보행 로봇, 외골격 및 고토크 액추에이터 시스템을 살펴보세요.
May 13,2026
로봇에는 어떤 모터가 사용되나요?
로봇에는 어떤 모터가 사용되나요?
로봇은 특정한 용도와 요구에 따라 다양한 유형의 모터를 사용합니다. 로봇에서 일반적으로 사용되는 모터 유형에는 직류(DC) 모터, 스텝 모터, 서보 모터, 브러시리스 DC 모터 등이 포함됩니다.
Oct 26,2023
Toronto MetRobotics, University Rover Challenge에서 캐나다 팀 중 2위 달성
Toronto MetRobotics, University Rover Challenge에서 캐나다 팀 중 2위 달성
토론토 메트로폴리탄 대학교 로봇 팀(Toronto MetRobotics, 약칭 TMR)은 다양한 학문 분야의 우수한 학생들로 구성되어 있으며, 경쟁력 있는 고성능 로봇을 설계, 개발 및 제작하는 데 전념하고 있습니다.
Jul 11,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내