휴머노이드 로봇용 관절 모터 선택 방법 (어깨, 팔꿈치, 손목)
기술이 지속적으로 진화하는 배경 속에서, 휴머노이드 로봇은 '기능 구현'에서 '성능 최적화'로 나아가고 있습니다. 모든 핵심 모듈 중에서, 로봇 관절 모터는 의심할 여지 없이 휴머노이드 로봇의 작동 능력을 결정하는 핵심 요소입니다.
휴머노이드 로봇 관절 모터란 무엇인가?
휴머노이드 로봇 관절 모터를 이해하기 전에, 먼저 휴머노이드 로봇이 무엇이며 현재 어떤 모델이 인기 있는지 완전히 이해해야 합니다.
휴머노이드 로봇은 '안드로이드' 또는 '인간형 로봇'이라고도 불리며, 외형, 구조 및 행동 면에서 인간을 모방하려고 시도하는 지능형 로봇입니다. 이들은 일반적으로 머리, 몸통, 팔, 다리를 가지고 있어 인간처럼 걷고, 물건을 잡고, 환경과 상호 작용할 수 있습니다. 휴머노이드 로봇의 개발은 단순히 '기술 과시'나 SF 미학을 추구하기 위한 것이 아니라, 그 뒤에는 매우 실용적인 핵심 논리가 있습니다: 인간의 세계에 적응하는 것. 계단의 높이, 문 손잡이의 간격, 도구 사용 방식 등 우리의 생활 환경은 모두 인간의 체형과 사용 습관에 기반하여 설계되었습니다. 휴머노이드 로봇은 인간과 유사한 형태를 통해 세계를 재설계할 필요 없이 기존 환경에 완벽하게 통합되어 인간의 도구를 사용하고 인간의 공간에 들어갈 수 있습니다. 이를 통해 산업, 상업, 가정 등 범용 시나리오에서 가치를 창출할 수 있습니다.
최근 몇 년간 휴머노이드 로봇은 빠르게 발전하여 국내외적으로 주목할 만한 많은 제품이 등장했습니다. 예를 들어, 보스턴 다이내믹스의 최신 아틀라스 로봇은 매우 인간과 유사하고 유연한 보행과 복잡한 동작을 선보입니다. 지위안 로봇이 출시한 익스페디션 A3는 '무술 배우'의 액션 표현력으로 공중 발차기와 같은 복잡한 동작을 수행할 수 있으며, 투어 가이드, 쇼핑 지원과 같은 상업 서비스 시나리오를 목표로 합니다. 또한, 유니트리의 H1 및 G1과 같은 모델은 뛰어난 운동 능력과 비교적 저렴한 비용으로 휴머노이드 로봇을 연구실에서 시장으로 이끌고 있습니다. 이들 로봇은 단지 '걷고 말할 수 있는' 것뿐만 아니라 '문무를 겸비한' 방향으로 나아가고 있으며, 응용 시나리오는 점차 산업 제조에서 상업 서비스 및 가정 동반으로 확대되고 있습니다.
휴머노이드 로봇의 분류
1.응용 시나리오에 따른 분류 (가장 일반적)
산업용 휴머노이드 로봇
서비스형 휴머노이드 로봇
의료 및 재활 휴머노이드 로봇
교육 및 연구 휴머노이드 로봇
엔터테인먼트 및 전시 휴머노이드 로봇
2. 전체 구조에 따른 분류
표준 휴머노이드 로봇은 일반적으로 세 가지 수준으로 나눌 수 있습니다:
기계 구조 (골격계)
동력 시스템 (근육계)
제어 시스템 (뇌)
휴머노이드 로봇 관절 모터는 로봇이 인간과 유사하고 정교한 동작을 완료하도록 구동하는 핵심 동력 장치입니다. 이들은 일반적으로 서보 모터, 고정밀 감속기, 엔코더, 드라이버 및 브레이크로 구성된 고도로 통합된 유닛입니다. 이는 로봇의 부하 용량, 동작 정밀도, 응답 속도 및 보행 안정성을 직접적으로 결정하며, 로봇의 '근육과 관절' 역할을 합니다. 팔의 굽힘/폄, 다리 보행, 손목 회전과 같은 정밀하고 유연하며 안전한 동작 출력을 구현하는 역할을 담당합니다.
휴머노이드 로봇 관절 모터의 구성 요소
휴머노이드 로봇 관절 모터는 로봇 팔 동작을 구동하는 핵심 시스템으로, 주로 다음 구성 요소로 이루어져 있습니다:
1. 모터 (예: 프레임리스 모터, 서보 모터)
'전기 에너지'를 '기계적 에너지'로 변환하는 장치.
2. 감속기 (하모닉/유성)
'속도를 늦추고 토크를 높이는' 데 사용되는 기계 장치.
3. 엔코더 (위치 피드백)
'위치, 속도 및 방향을 감지'하는 데 사용되는 센서.
4. 컨트롤러 (드라이브 및 알고리즘)
'명령 수신, 데이터 처리 및 동작 실행 제어'를 담당하는 핵심 시스템.

관절 유형별로 모터를 선택해야 하는 이유는 무엇인가?
오늘은 휴머노이드 로봇의 상지 관절 동력 시스템을 분석하여 특정 관절에 따라 모터를 선택해야 하는 이유를 알아보겠습니다.
众所周知, 휴머노이드 로봇의 어깨, 팔꿈치 및 손목 관절의 작동 특성은 완전히 다릅니다. 모든 관절에 동일한 모터 솔루션을 사용하면 성능 낭비나 시스템 오류가 발생하기 쉽습니다.
1.각 관절이 '하는 일이 다르기 때문에' 각 관절의 핵심 요구 사항에 따라 선택해야 합니다.
| 관절 | 역할 | 핵심 요구 사항 |
| 어깨 | 엔진 | 높은 토크, 높은 안정성 |
| 팔꿈치 | 동력 전달 허브 | 동력과 민첩성의 균형 |
| 손목 | 정밀 실행기 | 고정밀, 경량화 |
직관적인 비유
로봇 팔을 인체로 생각해 보십시오:
어깨 → 역도 (힘이 필요함)
팔꿈치 → 각도 조정 (협응력이 필요함)
손목 → 글쓰기 (정밀도가 필요함)
따라서 관절 모터의 성능은 로봇의 동작 속도, 위치 정밀도, 부하 용량 및 장기 작동 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.
2. 부적절한 모터는 다음과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다:
과도한 발열
불안정한 동작 또는 진동
제한된 제어 정밀도
후속 개발 단계에서 강제적인 구조 재설계
이 때문에 로봇 관절 모터의 선택은 단순한 부품 수준의 결정이 아니라 시스템 수준의 결정입니다. 이는 로봇 동작의 효율성, 작업 실행의 정밀도, 그리고 장기 운영의 안정성과 신뢰성에 영향을 미칠 것입니다.
휴머노이드 로봇 어깨 관절 모터 선택 방법
휴머노이드 로봇 설계에서, 어깨 관절 모터의 선택은 상지의 성능 한계를 직접적으로 결정합니다. 특히 실제 작업 시나리오(예: 물건 운반, 카트 밀기)에서 어깨 관절은 단순히 '움직이는' 것뿐만 아니라 '안정적이고, 정밀하며, 지속적인 출력이 가능'해야 합니다.
1.어깨 관절 모터가 가장 중요한 이유는 무엇인가?
어깨 관절이 부담하는 것:
전체 팔의 무게 (팔꿈치 + 손목 + 엔드 이펙터)
최대 토크 출력
복잡한 다자유도 동작
2. 어깨 관절 모터 선택의 핵심 기준: MenteeBot의 카트 밀기 작업에서 얻은 통찰력
MenteeBot의 실제 시연에서 카트를 미는 동작은 특히 인상적이었습니다. 로봇은 두 손으로 자연스럽게 카트 손잡이를 잡았고, 전체적인 자세는 유연하고 안정적이었으며 인간의 동작과 매우 흡사했습니다. 이 '인간과 같은' 동작 성능은 단순한 기계적 실행이 아니라 정밀한 동력 시스템 설계와 제어 전략의 결과였습니다. 이러한 효과를 달성하기 위해 Mentee Robotics는 CubeMars의 AK80-64 KV80 로봇 액추에이터 모듈을 어깨의 핵심 구동 유닛 중 하나로 선택했습니다.

MenteeBot의 자연스러운 카트 밀기 성능은 본질적으로 고성능 어깨 관절 모터와 정교한 제어 기능의 결합된 결과입니다.
따라서 어깨 관절 모터를 선택할 때는 이 관절이 가장 큰 힘을 견딘다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
핵심 요구 사항:
● 팔 전체 무게 + 외부 하중을 견딤
● 높은 토크, 저속, 큰 감속비
● 처짐 방지를 위한 비상 브레이크/자동 잠금 메커니즘 포함 필수
휴머노이드 로봇 팔꿈치 관절 모터 선택 방법
휴머노이드 로봇에서 팔꿈치 관절 모터는 어깨처럼 '힘 겨루기'를 하지도 않고, 손목처럼 '정밀도 겨루기'를 하지도 않습니다. 그 본질은 '토크, 속도 및 제어' 간의 최적의 균형을 달성하는 것입니다.
1.먼저, 팔꿈치 관절의 실제 요구 사항은 무엇인지 명확히 해야 합니다.
휴머노이드 로봇 구조에서 팔꿈치 관절은 주로 다음을 담당합니다:
아래팔 들기/내리기
자세 조정 (어깨와 손목 협응)
동적 동작 제어
2. 핵심 선택 매개변수
토크 범위
팔꿈치 관절의 피크 토크는 일반적으로: 40-80 Nm
토크 밀도
팔꿈치 관절 권장: ≥25 Nm/kg
동적 응답 능력
빈번한 동작 + 빠른 방향 전환
감속기 선택
하모닉 드라이브 감속기
제어 능력
'동작 전환 코어'로서 팔꿈치 관절은 다음을 갖춰야 합니다:
1. 토크 제어
2. 임피던스 제어 (상호 작용)
3. 고정밀 피드백 (듀얼 엔코더)
따라서 휴머노이드 로봇 팔꿈치 관절 모터를 선택하는 것은 '가장 강력한 것'을 선택하는 것이 아니라 '가장 균형 잡힌 것'을 선택하는 것입니다: 적절한 토크, 빠른 응답, 정밀한 제어.
핵심 요구 사항:
부하는 어깨 관절보다 작지만, 여전히 아래팔 + 손을 지지해야 함
적당한 크기, 적당한 토크
안전을 위해 브레이크도 장착하는 것이 이상적
휴머노이드 로봇 손목 관절 모터 선택 방법
휴머노이드 로봇에서 손목 관절 모터는 '가장 과소평가되기 쉬우면서도 사용자 경험에 가장 큰 영향을 미치는' 관절 중 하나입니다. 이는 손목 관절의 핵심 작업과 밀접한 관련이 있습니다.
휴머노이드 로봇에서 손목 관절은 주로 다음을 담당합니다:
손 자세 조정 (회전 / 돌리기)
미세 조작 (잡기, 나사 조이기, 도킹)
다자유도 동작 (일반적으로 2~3 자유도)
따라서 손목 관절 모터를 선택할 때는 유연성과 경량성에 더 중점을 두어야 합니다.
핵심 요구 사항:
손의 부하만 담당, 낮은 토크
작은 크기, 가벼운 무게, 빠른 응답 필요
고정밀, 미세 동작에 적합
손목 관절 모터에 유연성과 경량성이 매우 중요한 이유는 무엇인가?
이는 손목 관절이 로봇 팔의 끝단에 위치하여 작업 실행에 가장 직접적으로 관여하는 핵심 연결부이기 때문입니다. 그 성능은 '증폭'되어 최종 동작 결과에 반영됩니다.
부하 감소 효과: 끝단 경량화로 전체적인 기동성 향상
우선, 끝단 위치는 무게에 극도로 민감합니다. 더 무거운 모터는 전체 팔의 관성을 크게 증가시켜 응답 속도를 저하시킬 뿐만 아니라 상위 관절(예: 팔꿈치와 어깨)의 부하를 증가시켜 전체적인 동적 성능과 에너지 소비에 영향을 미칩니다
2. 동적 응답: 고빈도 동작을 위한 민첩성 보장
둘째, 손목 관절은 파지 정렬, 각도 미세 조정, 도구 조작과 같은 고빈도, 소진폭 미세 동작을 처리합니다. 이러한 동작은 매우 높은 응답 속도를 요구합니다. 응답이 빠를수록 동작이 더 민첩해집니다; 지연은 쉽게 떨림, 부자연스러움 또는 작동 실패로 이어질 수 있습니다.
3. 정밀 제어: 정밀 작업 성공의 핵심
한편, 정밀 작업 시나리오(예: 조립, 검사, 상호 작용 등)에서 제어 정밀도는 작업 성공 여부를 직접적으로 결정합니다. 모터는 미세한 각도 제어를 달성하여 동작이 '정밀하고 반복 가능'하도록 보장하기 위해 더 높은 위치 정밀도와 안정성이 필요합니다.
4. 공간 통합: 손목 영역의 소중한 공간
또한, 손목 영역은 일반적으로 매우 제한적이며 센서, 케이블 및 엔드 이펙터까지 통합해야 하는 경우가 많습니다. 중공 구조와 컴팩트한 디자인은 통합 효율성을 크게 향상시켜 전체 기계 설계를 더 간결하고 세련되게 만들 수 있습니다.
따라서 훌륭한 손목 관절 모터는 '가볍고' '작을' 뿐만 아니라 응답 속도와 제어 정밀도에서도 탁월해야 합니다. 그래야 로봇이 복잡하고 정밀한 작업을 수행할 때 진정으로 유연하고 안정적이며 효율적일 수 있습니다.
휴머노이드 로봇 관절 모터 추천
주류 관절 모터 추천
| 로봇 관절 모터 | 어깨 관절 (고토크 코어) | 팔꿈치 관절 (동적 제어 코어) | 손목 관절 (정밀 제어 코어) |
| 추천 모델 | AKH70-16 V1.0 KV41 | AKH70-16 KV41 | AK45-36 |
| 추천 모델 | AK60-39 V3.0 KV80 | AK10-9 V2.0 KV60 | GL40 KV70 |
올바른 상지 동력 시스템 선택은 제품의 한계를 선택하는 것을 의미합니다.
오늘날 점점 더 경쟁이 치열해지는 로봇 산업에서 동력 시스템은 더 이상 단순한 '기본 구성'이 아니라 성능 차별화 요소입니다.
잘못 선택하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다:
1. 뻣뻣한 동작
2. 불충분한 정밀도
3. 단축된 수명
올바르게 선택하면 다음을 의미합니다:
1. 뛰어난 제품 경험
2. 더 강력한 시장 경쟁력
상지 동력에 기반한 적절한 모터 선택
상지 주요 관절 모터 비교 차트
핵심 차이점을 한눈에 보여주는 표
| 항목 | 어깨 관절 | 팔꿈치 관절 | 손목 관절 |
| 부하 용량 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (최고) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| 토크 요구 사항 | 높음 (50-300+ Nm) | 중간 (10-80 Nm) | 낮음 (1-20 Nm) |
| 속도 요구 사항 | 중간 | 중간-높음 | 높음 |
| 제어 정밀도 | 높음 | 높음 | 극히 높음 |
| 제어 난이도 | 높음 | 중간 | 높음 |
| 구조적 공간 | 큼 | 중간 | 작음 (제한적) |
| 냉각 요구 사항 | 높음 | 중간 | 낮음 |
| 일반적인 모터 방식 | 대형 이너 로터 + 하모닉 드라이브 | 중형 BLDC + 유성/하모닉 드라이브 | 소형 프레임리스 / 다이렉트 드라이브 |
| 제품 예시 | AKH70-16 V1.0 KV41 | AK45-10 KV75 | AK45-36 KV80 |
휴머노이드 로봇 모터의 토크 계산 방법
휴머노이드 로봇 설계에서 토크 계산은 모터 선택의 첫 번째 단계입니다. 잘못 계산하면 이후의 모든 설계(감속기, 제어, 구조)에 문제가 생깁니다.
핵심 공식
τ (토크) = 회전력
F (힘) = 힘
r (반경) = 지렛대 팔 (회전축으로부터의 거리)
*(계산은 이론적 참고용이며, 실제 선택 시에는 실제 작업 조건에 따라 조정해야 합니다.)
휴머노이드 로봇의 실제 계산 방법
중력 토크
m = 하중 질량 (kg)
g = 중력 가속도 (9.81 m/s²)
l = 질량 중심에서 관절까지의 거리 (m)
2. 동적 토크
I = 관성 모멘트
α = 각가속도
외부 하중 토크
τ = F × r
*(계산은 이론적 참고용이며, 실제 선택 시에는 실제 작업 조건에 따라 조정해야 합니다.)
3. 관절별 계산 차이
| 어깨 관절 | 팔꿈치 관절 | 손목 관절 |
| 가장 큰 하중 (전체 팔) | 중간 하중 (아래팔 + 엔드 이펙터) | 가장 작은 하중 |
| 가장 긴 지렛대 팔 | 높은 동적 요구 사항 | 높은 정밀도 요구 사항 |
휴머노이드 로봇 모터 토크 계산은 본질적으로 '중력 + 동역학 + 외부 하중'에 대한 종합적인 평가이며, 엔지니어링 증폭을 위한 안전 계수를 반드시 포함해야 합니다.
결론
휴머노이드 로봇 설계에서 관절 모터는 동력원일 뿐만 아니라 전체 로봇 성능을 결정하는 핵심 요소입니다. 휴머노이드 로봇의 상지 시스템과 관련하여 모터 선택은 '기능성'에서 '성능 최적화'의 핵심 측면으로 진화했습니다.
휴머노이드 로봇 관절 모터는 본질적으로 모터, 감속기, 엔코더 및 컨트롤러로 구성된 고도로 통합된 액추에이터 시스템입니다. 그 성능은 단일 매개변수가 아니라 전반적인 시너지 능력과 시스템 설계 수준에 달려 있습니다.
실제 엔지니어링에서 어깨, 팔꿈치 및 손목 관절 간의 기능적 차이는 매우 명확합니다. 어깨 관절은 높은 토크 출력을 강조하고, 팔꿈치 관절은 동적 협응 능력을 강조하며, 손목 관절은 고정밀 및 경량화를 추구합니다. 이러한 차이점은 모터가 '관절별로 선택'되어야 하며 균일하게 구성될 수 없음을 시사합니다.
과학적인 모터 선택은 중력 토크, 동적 토크 및 외부 하중을 포함한 토크 계산과 엔지니어링 증폭을 위한 안전 계수를 결합하여 이루어져야 합니다. 이 단계는 전체 시스템 설계의 시작점이며 나중에 문제를 피하기 위한 핵심입니다.
선택이 불합리하면 발열, 떨림, 제어 불안정과 같은 문제가 자주 발생하고 구조 재설계를 강요하여 개발 비용과 시간이 증가할 수 있습니다. 따라서 관절 모터 선택은 본질적으로 단순한 부품 선택이 아닌 시스템 수준의 결정입니다.
휴머노이드 로봇 관절 모터 선택의 핵심은 '가장 성능이 좋은 것'을 선택하는 것이 아니라 관절의 기능에 따라 '가장 적합한 성능 조합'을 선택하는 것입니다. 그래야만 보다 자연스러운 동작 성능, 더 높은 제어 정밀도 및 더