Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
왜 수중 추진 시스템은 기존 구동 시스템보다 더 복잡한가?
수중 추진기 선정 시 고려해야 할 핵심 파라미터는 무엇인가?
다양한 수중 응용 분야는 서로 다른 추진 시스템 요구사항을 가진다
임무 요구사항에 따라 적절한 수중 추진기를 선택하는 방법
CubeMars 수중 추진기 추천 솔루션
결론

수중 스러스터 선택 가이드: ROV 및 AUV 추진 시스템을 위한 안내서

CubeMars / May 27,2026

수중 로봇, 해양 탐사 장비, 그리고 무인 수중 시스템이 빠르게 발전함에 따라 추진 시스템이 플랫폼 전체 성능에서 차지하는 중요성은 지속적으로 높아지고 있습니다.

 

수중 환경에서 추진기는 단순히 기본적인 추진력을 제공하는 역할에 그치지 않습니다. 또한 운동 제어 정밀도, 운용 안정성, 그리고 임무 수행 효율성에도 직접적인 영향을 미칩니다.

 

기존의 지상 또는 항공 구동 시스템과 비교하면, 수중 추진 시스템은 훨씬 더 복잡하고 불확실한 환경에서 장시간 운용되어야 합니다. 이에 따라 수중 추진 시스템의 설계와 선정은 단순한 출력 매칭 문제를 넘어, 시스템 차원의 엔지니어링 과제로 발전해 왔습니다.

 

왜 수중 추진 시스템은 기존 구동 시스템보다 더 복잡한가?


why-underwater-propulsion-systems-are-more-complex-than-conventional-drive-systems


수중 추진 시스템의 복잡성은 단일 요인에 의해 발생하는 것이 아니라, 여러 환경적 제약 조건이 장기간에 걸쳐 복합적으로 작용한 결과입니다.

 

실제 운용 환경에서 수중 추진기는 단순히 추력을 생성하는 것에 그치지 않고, 지속적인 부하, 열 축적, 수류 교란, 그리고 장기적인 신뢰성 문제에도 지속적으로 대응해야 합니다. 이러한 이유로 수중 추진 시스템은 출력 성능, 효율, 제어 성능, 그리고 구조적 신뢰성 사이에서 균형을 유지해야 합니다.

 

높은 유체 저항 환경은 시스템을 지속적인 부하 상태에 놓이게 한다

 

수중에서 추진기가 작동할 때는 이동을 유지하기 위해 지속적으로 유체 저항(Hydrodynamic Resistance)을 극복해야 합니다. 이는 지상 장비처럼 부하가 빈번하게 변화하는 것이 아니라, 비교적 안정적이면서도 높은 부하 상태가 장시간 유지된다는 것을 의미합니다.

 

추진 시스템 관점에서 이러한 운용 환경의 핵심 특징은 ‘높은 피크 부하(High Peak Load)’가 아니라 ‘지속적인 고부하(Continuous High Load)’입니다. 장시간 고부하 운전은 시스템이 효율, 열 관리, 그리고 연속 출력 성능에 더욱 민감하게 반응하도록 만듭니다.

 

엔지니어링 관점에서 이러한 운용 조건은 일반적으로 다음과 같은 변화를 초래합니다.

 

운용 특성시스템에 미치는 영향
장시간 연속 부하열 관리 부담이 크게 증가
안정적인 저속~중속 운전추진 효율이 항속 성능에 직접적인 영향
정상상태 추진 요구출력 일관성에 대한 요구 증가


수중 추진 시스템은 최대 출력 성능보다 장시간 안정적으로 출력을 유지하는 능력을 더욱 중요하게 고려하는 경우가 많습니다. 많은 ROV 및 AUV 플랫폼에서는 순간적인 고추력보다 수십 분 또는 수 시간 동안 안정적으로 운용할 수 있는 능력이 더욱 중요합니다.

 

밀폐 구조는 방열 경로를 제한한다

 

수중 환경에서의 신뢰성 확보를 위해 추진기는 일반적으로 해수가 내부 시스템으로 유입되는 것을 방지하는 고밀폐 구조를 채택합니다.

 

하지만 밀폐 구조는 단순히 방수 성능만 향상시키는 것이 아니라, 시스템 내부의 열 전달 방식 자체를 근본적으로 변화시킵니다.

 

공기 중에서는 모터에서 발생한 열이 공기 흐름을 통해 비교적 빠르게 방출될 수 있습니다. 그러나 밀폐 구조 내부에서는 열이 주로 하우징 전도와 제한적인 구조적 열 전달 경로를 통해서만 방출될 수 있습니다.

 

이는 다음과 같은 결과를 초래합니다.


  • 내부 열 축적 가능성 증가

  • 장시간 운전 시 지속적인 온도 상승

  • 고부하 환경에서 효율 저하 발생 가능성 증가

  • 열 제한으로 인한 연속 출력 성능 제약

 

또한 열 문제는 점차 제어 안정성에도 영향을 미치기 시작합니다.

 

시스템 온도가 계속 상승하면 드라이버가 보호 모드에 진입하거나 출력 성능이 변동할 수 있으며, 이는 결국 추진 안정성과 제어 정확도에 영향을 미칩니다.

 

따라서 수중 추진 시스템에서 열 관리는 단순한 부가 설계 요소가 아니라, 연속 운용 성능을 결정하는 핵심 요소라고 할 수 있습니다.

 

수류 교란은 제어 시스템에 지속적인 영향을 미친다

 

실제 수중 환경은 결코 완전히 안정적이거나 정적인 상태가 아닙니다.


추진기가 안정적인 추력을 제공하더라도 플랫폼은 해류, 와류, 자세 변화 등의 영향을 지속적으로 받게 됩니다. 따라서 추진 시스템은 끊임없이 동적 보정을 수행해야 합니다.

 

이는 많은 경우 추진기가 단순한 ‘동력원’이 아니라 제어 시스템의 액추에이터역할까지 수행한다는 것을 의미합니다.

 

대표적인 제어 작업은 다음과 같습니다.

  • 호버링 및 위치 유지

  • 자세 안정화

  • 경로 추종 및 보정

  • 다중 추진기 협조 제어

 

이러한 작업들은 단순히 충분한 추력을 제공하는 것 이상을 요구합니다. 핵심 과제는 추진기가 제어 명령에 대해 얼마나 안정적이고, 빠르며, 부드럽게 반응할 수 있는가에 있습니다.

 

예를 들어 저속 호버링 중에는 추진기 출력의 작은 변동만으로도 플랫폼이 쉽게 드리프트할 수 있습니다. 또한 동적 경로 보정 과정에서는 응답 속도가 부족할 경우 제어 지연(Control Lag)이 발생할 수 있습니다.

 

심해 환경은 장기 신뢰성에 영향을 미친다

 

운용 성능 외에도 수중 추진 시스템은 가혹한 환경으로 인해 발생하는 장기적인 구조적 영향을 견뎌야 합니다.

 

특히 해수 및 심해 환경에서는 부식, 고압, 장시간 연속 운전이 시스템 수명과 안정성에 지속적으로 영향을 미칩니다.

 

이러한 문제들은 즉각적으로 나타나는 성능 저하와 달리, 시간이 지남에 따라 점진적으로 누적되는 특징이 있습니다.

 

예를 들면 다음과 같습니다.


  • 해수 부식으로 인한 구조 노화 가속

  • 심해 압력 증가에 따른 밀봉 설계 난이도 상승

  • 장기 운용으로 인한 베어링 및 씰 마모 증가

  • 열 사이클링(Thermal Cycling)으로 인한 소재 안정성 저하

 

이 때문에 많은 산업용 수중 추진 시스템은 단기 성능보다 장기 신뢰성을 우선적으로 고려하여 설계됩니다.

 

엔지니어링 관점에서 일반적인 최적화 방향은 다음과 같습니다.


설계 방향엔지니어링 목적
내식성 소재 적용환경 적응성 향상
고등급 밀봉 구조방수 신뢰성 향상
심도 대응 설계다양한 수심 환경 대응
산업용 등급 베어링 시스템장기 운용 안정성 향상


심해 장비나 장시간 임무 수행 플랫폼에서는 성능이 충분한지 여부보다 시스템이 지속적으로 운용 가능한지가 더 중요한 요소가 되는 경우가 많습니다.

 

결론

 

수중 추진 시스템의 복잡성은 근본적으로 여러 환경 요인이 동시에 작용한 결과에서 비롯됩니다.

 

지속적인 고부하 운전은 효율과 열 관리에 대한 요구를 높이고, 밀폐 구조는 방열 경로를 제한하며, 변화하는 수중 환경은 추진기가 지속적으로 제어 과정에 참여하도록 만듭니다. 또한 장기간의 해수 노출은 시스템 신뢰성에 대한 요구 수준을 더욱 높입니다.

 

이러한 요인들은 하나의 분명한 방향성을 보여줍니다. 현대 수중 추진 시스템은 더 이상 단순한 동력 부품이 아니라, 추진 성능, 열 관리, 제어 성능, 그리고 구조적 신뢰성을 통합적으로 고려해야 하는 시스템 수준(System-Level)의 엔지니어링 솔루션이라는 점입니다. 바로 이러한 제약 조건들 때문에 수중 추진기 선정 로직은 기존의 지상 또는 항공 구동 시스템과 상당히 다른 접근 방식을 필요로 합니다.


수중 추진기 선정 시 고려해야 할 핵심 파라미터는 무엇인가?


수중 추진 시스템의 복잡성을 이해한 후에는 본격적으로 엔지니어링 관점의 선정 단계로 들어가게 됩니다.

 

많은 경우 수중 추진기 선정의 핵심은 단순히 “최대 추력이 얼마나 큰가”가 아니라, 복잡한 운용 환경에서도 시스템이 장기간 안정적으로 작동할 수 있는지 여부에 있습니다.

 

즉, 진정으로 중요한 것은 단기적인 성능이 아니라 효율, 열 안정성, 제어 성능, 그리고 신뢰성 간의 균형을 유지할 수 있는지입니다.

 

추진 효율: 항속 성능의 기반

 

수중 시스템에서 추진 효율은 단순히 이동 속도에만 영향을 미치는 것이 아니라, 플랫폼 전체의 항속 능력을 직접적으로 결정합니다.

 

대부분의 수중 임무는 장시간 연속 운용을 필요로 하기 때문에, 효율 차이는 시간이 지날수록 더욱 크게 누적되어 배터리 소모, 열 축적, 그리고 임무 수행 시간에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

특히 AUV와 같은 장기 항속 중심 플랫폼에서는 추진 효율이 운용 거리와 임무 지속 시간을 결정하는 핵심 요소가 됩니다.

 

시스템 관점에서 추진 효율은 다음과 같은 여러 요소에 동시에 영향을 미칩니다.


영향 영역실제 결과
에너지 소비항속 시간에 직접적인 영향
발열량시스템 온도 상승에 영향
출력 효율단위 전력당 추력 성능 결정


많은 경우 효율 문제는 즉각적으로 ‘추력이 부족하다’는 형태로 나타나지 않습니다.


오히려 다음과 같은 현상으로 나타나는 경우가 많습니다.


  • 배터리 소모 속도 증가

  • 시스템 온도 상승

  • 장시간 운용 시 점진적인 성능 저하

 

따라서 실제 추진기 선정 과정에서는 최대 추력 수치보다 효율이 더 중요한 평가 기준이 되는 경우가 많습니다.

 

연속 출력 능력: 최대 추력보다 중요한 요소

 

대부분의 수중 플랫폼에서 추진기는 몇 초 동안만 작동하도록 설계되지 않습니다.

 

순간적인 고출력 성능보다 임무 수행을 지속하기 위한 장시간 안정적인 출력이 훨씬 중요합니다.

 

만약 추진 시스템이 짧은 시간 동안만 높은 추력을 제공할 수 있다면, 실제 환경에서는 빠르게 열 제한 상태에 진입하거나 추력 저하 현상이 발생할 수 있습니다.

 

엔지니어링 관점에서 연속 출력 능력은 다음과 같은 여러 요소가 함께 작용한 결과입니다.


  • 모터 효율

  • 드라이브 및 제어 전략

  • 열 관리 성능

  • 하우징의 열전도 효율

  • 장기 부하 안정성

 

즉, 연속 출력 능력은 하나의 독립적인 사양이 아니라 시스템 전체 성능을 반영하는 종합 지표라고 할 수 있습니다.

 

실제 프로젝트에서도 정격 추력이 매우 높은 추진기가 장시간 임무에서는 안정적인 성능을 유지하지 못하는 경우가 있습니다. 반대로 연속 출력 성능이 우수한 솔루션이 실제 수중 환경에서는 더욱 적합한 경우가 많습니다.

 

동적 응답 성능과 제어 정밀도: 운동 품질을 결정하는 핵심 요소

 

추진기가 자세 제어에 참여하기 시작하면 시스템의 초점은 단순한 추력 자체에서 제어 응답 품질로 이동하게 됩니다.

 

특히 호버링, 경로 보정, 복잡한 궤적 제어와 같은 상황에서는 추진기가 지속적으로 제어 명령에 반응하고 출력을 빠르게 조정해야 합니다.

 

응답 속도가 부족하면 플랫폼은 눈에 띄는 제어 지연을 경험할 수 있습니다.

 

출력 특성이 충분히 부드럽지 못하면 자세 진동이나 경로 편차가 발생할 수 있습니다.


이러한 환경에서는 일반적으로 다음 요소들이 중요하게 고려됩니다.


  • 제어 응답 속도

  • 출력의 부드러움

  • 저속 운용 안정성

  • 다중 추진기 간 출력 일관성

 

이 가운데 특히 저속 제어 성능은 종종 간과되기 쉽습니다.

 

하지만 실제 수중 임무에서 플랫폼은 항상 고속으로 운용되는 것이 아닙니다. 많은 경우 저속 호버링, 정밀 접근, 또는 안정적인 목표 관측이 요구됩니다.

 

이러한 상황에서는 추진기가 저속에서도 안정적인 출력을 유지할 수 있는지가 플랫폼 전체의 제어 품질을 결정합니다.

 

제어 시스템 관점에서 보면, 추진기는 이미 단순한 동력원이 아니라 모션 제어 시스템의 일부가 된 것입니다.

 

보호 기능과 신뢰성: 장기 운용 가능성을 결정하는 요소

 

수중 추진 시스템은 고습도, 고압, 부식성 환경에서 장시간 운용됩니다.

 

이 때문에 많은 문제들이 즉시 나타나지 않고 시간이 지나면서 점진적으로 발생합니다.

 

연구용 또는 실험용 플랫폼에서는 단기적인 성능만으로도 충분할 수 있습니다. 그러나 산업용 장비에서는 신뢰성이 곧 플랫폼 전체의 운용 가능 여부를 결정합니다.

 

실제 선정 과정에서는 일반적으로 다음 요소들을 중점적으로 검토해야 합니다.


설계 요소시스템 중요성
내식성 설계장기 수명 연장
밀봉 등급적용 가능한 운용 수심 결정
구조 강도심해 환경 적응성 향상
베어링 시스템장기 운용 안정성 향상


이러한 요소들은 추력 성능을 직접 향상시키지는 않을 수 있지만, 시스템 수명과 유지보수 주기에 매우 큰 영향을 미칩니다.

 

장기 배치형 플랫폼의 경우 이러한 요소들은 추진 성능만큼이나 중요한 평가 기준이 됩니다.


다양한 수중 응용 분야는 서로 다른 추진 시스템 요구사항을 가진다


different-underwater-applications-prioritize-different-aspects-of-propulsion-systems


수중 추진기 성능에 영향을 미치는 핵심 파라미터를 분석한 후에는 또 하나의 중요한 현실적 문제를 고려해야 합니다.

 

동일한 추진 기술을 사용하더라도 수중 플랫폼의 종류에 따라 추진기에 요구되는 우선순위는 완전히 달라질 수 있습니다.

 

어떤 시스템은 추력과 제어 성능을 더 중요하게 여기고, 어떤 시스템은 항속 효율을 우선시합니다. 또한 소형 플랫폼의 경우 성능 자체보다 구조 크기와 무게가 더욱 중요한 제약 조건이 될 수도 있습니다.

 

즉, 모든 환경에 적용되는 ‘최고의’ 추진기는 존재하지 않습니다. 실제로 추진기 선정은 특정 응용 환경에 가장 적합한 균형점을 찾는 과정에 가깝습니다.

 

산업용 ROV: 추력 안정성과 제어 성능이 핵심

 

산업용 ROV는 해양 플랜트, 수중 검사, 파이프라인 유지보수, 심해 작업과 같은 복잡한 환경에서 장시간 연속 운용되는 경우가 많습니다.

 

이러한 플랫폼은 일반적으로 다음과 같은 환경에 직면합니다.

  • 강한 조류 교란

  • 고부하 작업 장비 운용

  • 장시간 호버링 제어

  • 다중 추진기 협조 제어

 

따라서 중요한 것은 단순히 “플랫폼이 움직일 수 있는가”가 아니라, 복잡한 환경 속에서도 지속적으로 안정적인 제어가 가능한가입니다.

 

엔지니어링 관점에서 산업용 ROV는 일반적으로 다음 요소를 중요하게 고려합니다.


핵심 요구사항추진 시스템 요구사항
고부하 작업더욱 강력한 연속 출력 능력
자세 안정성부드럽고 정밀한 추력 제어
조류 교란 대응빠른 동적 응답 성능
장시간 운용안정적인 열 관리 능력


이러한 플랫폼에서 추진기는 이미 전체 모션 제어 시스템의 핵심 구성 요소로 작동합니다.

 

예를 들어 위치 유지 작업에서는 여러 추진기가 외부 조류로 인해 발생하는 자세 변화를 지속적으로 보정해야 합니다. 추진기의 응답 속도가 충분하지 않거나 저속 출력이 불안정하면 플랫폼은 눈에 띄는 드리프트 현상을 보일 수 있습니다.

 

또한 산업용 ROV는 로봇 암, 카메라 시스템, 검사 장비 등을 탑재하는 경우가 많기 때문에 자세 안정성에 대한 요구 수준이 더욱 높아집니다.

 

따라서 이러한 플랫폼은 일반적으로 다음 요소를 우선적으로 고려합니다.


  • 우수한 연속 출력 성능

  • 빠른 제어 응답 특성

  • 높은 장기 운용 안정성

 

산업용 플랫폼에서는 최고 속도보다 복잡한 작업 환경에서의 전반적인 안정성이 더욱 중요하게 평가됩니다.

 

AUV: 효율과 항속 성능이 우선

 

ROV와 달리 AUV는 자율 운항 능력을 더욱 중요하게 고려합니다.

 

많은 AUV는 외부 전원 공급 없이 독립적으로 운용되기 때문에 추진 시스템의 효율이 곧 임무 범위와 운용 시간을 결정합니다.

 

이러한 플랫폼에서 추진기는 단순한 동력원이 아니라 가장 큰 에너지 소비원 중 하나입니다.

 

추진 효율이 부족해지면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.


  • 배터리 소모 증가

  • 유효 임무 시간 감소

  • 항속 거리 단축

  • 열 축적으로 인한 장기 안정성 저하

 

따라서 AUV의 추진 시스템은 일반적으로 순간적인 고추력보다 고효율 순항에 초점을 맞추어 설계됩니다.

 

일반적인 엔지니어링 관점에서 AUV는 다음 요소를 중요하게 평가합니다.


  • 단위 전력당 추진 효율

  • 안정적인 저속~중속 순항 성능

  • 장시간 연속 운용 능력

  • 시스템 전체 에너지 소비 관리

 

많은 AUV의 운용 특성은 고기동 플랫폼보다는 장거리 안정 순항 플랫폼에 가깝습니다.

 

그 결과 설계 초점도 점차 최대 성능보다 다음 요소로 이동합니다.


  • 추진 효율

  • 열 관리 능력

  • 장시간 안정 출력

  • 저전력 제어 전략

 

장기 항속 플랫폼에서는 효율 향상의 효과가 임무 전체 기간 동안 지속적으로 누적되기 때문에 그 가치가 매우 크게 나타납니다.

 

소형 수중 플랫폼: 크기와 무게 제약이 더욱 중요

 

산업용 플랫폼과 비교하면 소형 수중 플랫폼은 훨씬 더 엄격한 공간 및 무게 제약을 받습니다.

 

교육용 플랫폼, 소형 관측 시스템, 휴대형 ROV, 경량 실험 플랫폼 등은 추진 시스템을 위한 충분한 설치 공간을 확보하기 어려운 경우가 많습니다.

 

이러한 환경에서는 성능뿐만 아니라 다음 요소들도 함께 고려해야 합니다.


제약 요소시스템 설계에 미치는 영향
크기 제한더욱 컴팩트한 추진기 구조 필요
무게 제한높은 출력 밀도 요구
제한된 배터리 용량효율에 대한 의존도 증가
제한된 배치 공간통합 설계 중요성 증가


이러한 플랫폼은 단순히 최대 추력을 추구하지 않고 다음과 같은 요소를 더욱 중요하게 고려합니다.


  • 출력 밀도

  • 구조적 컴팩트성

  • 제어 통합 능력

  • 시스템 구축 편의성

 

예를 들어 충분한 추력을 제공하는 추진기라 하더라도 전체 크기가 지나치게 크다면 내부 배치 설계에 어려움을 초래하고, 부력 분배와 자세 균형에도 영향을 줄 수 있습니다.

 

또한 소형 플랫폼은 일반적으로 방열 능력이 제한적이기 때문에 열 축적에 더욱 취약합니다.

 

따라서 경량 플랫폼에서는 다음 요소들의 균형이 매우 중요합니다.


  • 출력 성능

  • 소형화 설계

  • 에너지 소비 효율

  • 열 관리 능력

 

많은 경우 실제 과제는 성능이 충분한가가 아니라, 극도로 제한된 공간 안에서 시스템 전체의 균형을 어떻게 달성할 것인가에 있습니다.

 

결론

 

수중 플랫폼의 종류에 따라 추진 시스템에 요구되는 엔지니어링 우선순위는 크게 달라집니다.

 

산업용 ROV는 추력 안정성과 동적 제어 능력을 중요하게 여기며, AUV는 추진 효율과 항속 성능을 우선시합니다. 반면 소형 플랫폼은 구조 크기, 무게, 그리고 전력 소비 제약의 영향을 크게 받습니다.

 

응용 목적이 서로 다르기 때문에 추진기 선정에 적용되는 단일 기준은 존재하지 않습니다.

 

실질적으로 합리적인 추진기 선정은 다음 요소들을 종합적으로 평가하는 과정입니다.


  • 플랫폼 운용 방식

  • 임무 지속 시간

  • 제어 요구사항

  • 공간 제약

  • 에너지 소비 예산

 

이러한 응용 환경의 차이를 충분히 이해한 후에야 비로소 실제 추진 시스템 설계 단계로 나아갈 수 있으며, 구체적인 임무 요구사항에 따라 적절한 추진 솔루션과 구동 구성을 결정할 수 있습니다.

 

임무 요구사항에 따라 적절한 수중 추진기를 선택하는 방법


how-to-choose-the-right-underwater-thruster


다양한 수중 플랫폼의 적용 특성을 파악한 후, 추진기 선정은 비로소 실제 엔지니어링 단계에 진입하게 됩니다.

 

많은 경우 추진 시스템 설계의 핵심 과제는 적합한 추진기가 존재하는지 여부가 아니라, 플랫폼의 임무 요구사항에 맞는 올바른 선정 기준을 수립할 수 있는지에 있습니다.

 

수중 시스템에서 추진기 선정은 일반적으로 다음과 같은 여러 요소에 동시에 영향을 미칩니다.


  • 기동 성능

  • 에너지 소비

  • 제어 안정성

  • 시스템 레이아웃

  • 장기 신뢰성

 

즉, 추진기 선정 과정은 단일 성능 지표를 비교하는 것이 아니라 여러 제약 조건 사이에서 최적의 균형을 찾는 과정이라고 할 수 있습니다.

 

1단계: 플랫폼의 임무 유형을 명확히 정의하기

 

추진기 선정 과정에서 가장 흔하게 발생하는 실수 중 하나는 실제 임무 목표를 충분히 분석하기 전에 추력 사양에만 집중하는 것입니다.

 

실제로는 임무 유형에 따라 추진 시스템에 요구되는 조건이 크게 달라집니다.


플랫폼 유형주요 우선순위
산업용 ROV추력 및 제어 안정성
장기 운용 AUV추진 효율 및 항속 성능
소형 플랫폼크기, 무게 및 통합성
고기동 플랫폼응답 속도 및 기동성


추진기를 선정하기 전에 다음과 같은 핵심 질문을 먼저 명확히 해야 합니다.


  • 플랫폼은 주로 어떤 환경에서 운용되는가?

  • 장시간 연속 운전이 필요한가?

  • 정밀한 자세 제어가 필요한가?

  • 공간이나 중량에 대한 엄격한 제한이 있는가?

  • 순항 중심 플랫폼인가, 아니면 고기동 플랫폼인가?

 

이러한 질문들은 전체 추진 전략을 결정하는 핵심 요소입니다.

 

예를 들어 순항 중심 플랫폼에서는 최대 추력보다 추진 효율이 더 중요할 수 있습니다. 반면 복잡한 작업을 수행하는 플랫폼에서는 제어 응답 성능이 더 높은 우선순위를 가질 수 있습니다.

 

따라서 많은 엔지니어링 프로젝트에서 추진기 선정의 첫 단계는 제품을 선택하는 것이 아니라 시스템 목표를 명확히 정의하는 것입니다.

 

2단계: 운용 조건에 따라 필요한 추력 결정하기

 

플랫폼의 임무가 정의되면 다음 단계는 필요한 추진 성능을 산정하는 것입니다.

 

그러나 수중 시스템에서 추력 요구사항은 단순히 "클수록 좋다"라고 해석해서는 안 됩니다.

 

더 높은 추력은 일반적으로 다음과 같은 결과를 동반합니다.


  • 더 높은 전력 소비

  • 더 큰 열 부하

  • 더 큰 구조 크기

  • 배터리 부담 증가

 

따라서 추진 시스템 설계에서는 항상 "추력 성능"과 "시스템 부담" 사이의 균형을 고려해야 합니다.

 

공학적 관점에서 추력 요구량은 일반적으로 다음 요소들의 영향을 받습니다.


  • 플랫폼 전체 중량

  • 유체 저항

  • 목표 운용 속도

  • 수류 강도

  • 기동성 요구사항

 

예를 들어 저속 순항형 AUV는 안정적인 추진 효율을 우선시하는 반면, 산업용 ROV는 외부 수류에 대응하고 자세를 유지하기 위해 추가적인 추력 여유가 필요한 경우가 많습니다.

 

실제 엔지니어링 프로젝트에서는 추진기가 장시간 최대 부하 상태로 운전되는 것을 방지하기 위해 의도적으로 추력 여유를 확보하는 경우도 많습니다.

 

그 이유는 한계 부근에서의 지속적인 운전이 시간이 지남에 따라 다음과 같은 문제를 확대시키기 때문입니다.


  • 온도 상승 증가

  • 효율 저하

  • 시스템 안정성 저하

 

장기적인 운용 관점에서 볼 때, 적절한 추력 여유를 확보하는 것은 극한의 최대 성능을 추구하는 것보다 훨씬 더 중요할 수 있습니다.

 

3단계: 연속 운전 성능 및 열관리 능력 평가


많은 수중 플랫폼에서 추진기의 진정한 과제는 단기적인 출력이 아니라 장시간 안정적으로 작동하는 능력입니다.


특히 밀폐된 환경에서는 열 축적이 점차 시스템 안정성에 영향을 미치는 핵심 요소가 됩니다.


열관리 능력이 부족할 경우 시스템에는 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.


  • 출력 제한

  • 추력 저하

  • 드라이버 보호 정지

  • 제어 안정성 저하


이러한 이유로 일부 추진기는 실험실 환경에서는 우수한 성능을 보이지만, 실제 장시간 임무에서는 성능 변동이 발생하기도 합니다.


엔지니어링 관점에서 연속 운전 성능은 다음과 같은 요소들과 밀접하게 관련되어 있습니다.


핵심 요소시스템에 미치는 영향
모터 효율발열 수준 결정
열전도 능력방열 효율에 영향
구동 전략에너지 손실에 영향
장기 부하 대응 능력안정적인 출력 성능 결정


장시간 운전이 필요한 플랫폼에서는 순간적인 최대 성능보다 지속적인 출력 능력이 훨씬 더 중요한 경우가 많습니다.


특히 심해 작업이나 산업용 임무에서는 시스템이 열 보호 모드에 진입할 경우 전체 플랫폼의 임무 수행 능력이 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다.

 

4단계: 제어 요구사항에 따른 동적 성능 평가


추진기가 자세 제어에 참여하게 되면 선정 기준은 더욱 복잡해집니다.


이 단계에서 추진 시스템은 단순한 "추진 장치"가 아니라 제어 시스템의 액추에이터 역할도 수행하게 됩니다.


호버링, 경로 수정 또는 복잡한 운동 제어를 수행하기 위해 추진기는 다음과 같은 성능을 제공해야 합니다.


  • 더 빠른 응답 속도

  • 더 부드러운 출력 특성

  • 더욱 안정적인 저속 제어 능력


그렇지 않으면 충분한 추력을 확보하더라도 플랫폼에는 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.


  • 자세 드리프트

  • 제어 지연

  • 경로 이탈

  • 다중 추진기 협조 제어 오류


이러한 문제는 다중 추진기 시스템에서 더욱 두드러지게 나타납니다.


이는 제어 시스템이 여러 추진기를 동시에 동적으로 보정하도록 요구하기 때문입니다. 만약 추진기 간 응답 특성이 크게 다르면 전체 제어 일관성이 쉽게 저하될 수 있습니다.


따라서 복잡한 제어 능력이 요구되는 플랫폼에서는 추진기 선정 시 동적 성능이 매우 중요한 평가 요소가 됩니다.


많은 경우 실제 운용 경험에 미치는 영향은 최대 추력보다 제어 품질이 더 클 수 있습니다.

 

5단계: 구조 통합성과 장기 신뢰성 고려


추진 및 제어 성능 평가가 완료된 후에는 다시 시스템 구조 자체에 주목해야 합니다.


추진기는 단순히 "작동"하는 것만으로는 충분하지 않으며, 플랫폼에 효과적으로 통합될 수 있어야 합니다.


특히 소형 플랫폼이나 고집적 시스템에서는 추진기의 크기, 무게, 케이블 배선 공간이 추진 솔루션의 실현 가능성에 직접적인 영향을 미칩니다.


일반적으로 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.


설계 방향영향
추진기 크기내부 레이아웃 공간에 영향
시스템 중량부력 및 밸런스에 영향
밀봉 구조장기 신뢰성에 영향
내식성해수 환경에서의 수명에 영향


동시에 장기 신뢰성 역시 전체 평가 과정에 반드시 포함되어야 합니다.


많은 추진 시스템 문제는 단기 테스트에서는 드러나지 않지만 장시간 운용 과정에서 점진적으로 나타납니다.


예를 들어 다음과 같은 문제가 있습니다.


  • 씰 열화

  • 베어링 마모

  • 부식 축적

  • 열사이클 피로


이러한 요소들은 직접적으로 성능을 향상시키지는 않지만, 시스템이 장기간 안정적으로 작동할 수 있는지를 결정합니다.


산업용 플랫폼의 경우 신뢰성은 선택 사항이 아니라 필수 조건에 가깝습니다.

 

결론


본질적으로 수중 추진기 선정은 개별 사양을 단순 비교하는 과정이 아니라, 임무 요구사항을 중심으로 한 시스템 수준의 균형 설계 과정입니다.


플랫폼 유형과 추력 요구사항부터 연속 운전 성능, 제어 성능, 구조적 신뢰성에 이르기까지 모든 요소가 최종 추진 솔루션에 영향을 미칩니다.


따라서 효과적인 추진기 선정 전략은 단순히 "최고 성능"을 추구하는 것이 아닙니다. 목표 플랫폼에 가장 적합한 효율성, 제어 성능, 열관리 능력, 구조 크기 및 신뢰성 간의 최적 균형을 찾는 것이 핵심입니다.


이러한 선정 원칙이 명확해지면, 다음 단계는 구체적인 추진 솔루션을 평가하고 다양한 추진기 구성이 실제 엔지니어링 환경에서 어떻게 적용될 수 있는지를 검토하는 것입니다.


CubeMars 수중 추진기 추천 솔루션


추진 시스템 요구사항 분석이 완료되면, 선정 과정은 결국 보다 실질적인 질문으로 돌아가게 됩니다. 바로 어떤 유형의 추진기가 각기 다른 수중 플랫폼에 가장 적합한가 하는 것입니다.

 

ROV, AUV 및 경량 수중 플랫폼은 추력 요구사항, 공간 제약, 항속 목표, 운용 수심 측면에서 큰 차이를 보이기 때문에, 추진 솔루션 역시 서로 다른 설계 방향을 우선시하게 됩니다.

 

현재 CubeMars의 수중 추진 제품군은 주로 SW 시리즈와 DW 시리즈로 구성되어 있습니다. 두 제품군 모두 ROV 추진기 제품 라인에 속하지만, 적용 분야 측면에서 명확하게 차별화되어 있습니다.

 

CubeMars 수중 추진기 시리즈 비교


시리즈주요 특징적합한 적용 분야핵심 장점
SW 시리즈 수중 추진기경량화된 일체형 구조, 높은 통합 유연성소형 ROV, 경량 AUV, 교육용 플랫폼, 수중 로봇컴팩트한 구조, 쉬운 설치, 공간 제약이 큰 플랫폼에 적합
DW 시리즈 수중 추진기더 높은 추력 출력, 강화된 구조 설계, 심해 환경 지원산업용 ROV, 수중 검사 시스템, 복합 작업 플랫폼우수한 심해 적응성 및 높은 연속 출력 능력


전체적인 제품 포지셔닝 측면에서 보면, SW 시리즈는 경량 및 소형 플랫폼에 최적화되어 있으며, DW 시리즈는 산업용 및 고부하 환경을 위한 제품군으로 설계되었습니다.

 

SW 시리즈: 소형·경량 플랫폼을 위한 설계

 

소형 및 중형 수중 플랫폼의 경우, 추진 시스템은 매우 제한된 공간 내에서 전력, 제어 및 구조 설계를 동시에 통합해야 하는 경우가 많습니다.

 

이러한 시스템은 일반적으로 다음 요소를 중요하게 고려합니다.

 

  • 추진기의 크기와 무게

  • 설치 유연성

  • 전체 시스템 효율

  • 배선 및 통합 복잡도

 

따라서 경량 일체형 구조는 시스템 통합 난이도를 크게 낮출 수 있습니다.

 

CubeMars의 SW 시리즈는 바로 이러한 요구를 중심으로 설계되었으며, 비교적 컴팩트한 구조를 통해 다음과 같은 플랫폼에 적합합니다.

 

  • 소형 ROV

  • 교육 및 연구용 플랫폼

  • 휴대형 수중 시스템

  • 경량 자율무인잠수정(AUV)

 

대표 모델 예시는 다음과 같습니다.

 

 

그중 SW12는 중소형 추력 요구를 가진 플랫폼에 특히 적합하며, 크기와 무게, 그리고 전체 시스템 레이아웃 측면에서 보다 용이한 통합성을 제공합니다.

 

여러 개의 추진기를 사용하는 소형 플랫폼의 경우, 이러한 컴팩트한 설계는 전체 구조 복잡성을 효과적으로 줄여줄 수 있습니다.

 

DW 시리즈: 산업용 및 심해 운용 플랫폼에 더욱 적합한 솔루션


dw-series-suited-for-industrial-and-deep-water-applications


산업용 ROV와 심해 작업 플랫폼은 일반적으로 다음과 같은 요소를 더욱 중요하게 고려합니다.

 

  • 장시간 연속 운전 능력

  • 안정적인 고추력 출력

  • 심해 환경 적응성

  • 장기 신뢰성

 

특히 조류가 복잡한 환경에서는 추진 시스템이 단순히 추력을 생성하는 것에 그치지 않고, 지속적으로 자세 제어와 외란 보상에도 참여해야 합니다.

 

이러한 운용 조건은 다음 항목들에 대해 훨씬 높은 수준의 성능을 요구합니다.

 

  • 모터의 연속 출력 능력

  • 열관리 및 열 안정성

  • 구조적 강도

  • 밀봉 신뢰성

 

CubeMars의 DW 시리즈는 바로 이러한 산업용 환경을 목표로 설계되었습니다.

 

예를 들어,


 

와 같은 제품이 대표적입니다.

 

경량 추진 솔루션과 비교할 때, DW 시리즈는 일반적으로 다음 요소를 더욱 중요하게 고려합니다.


엔지니어링 중점 요소시스템에 대한 중요성
높은 구조 강도심해 환경 적응성 향상
강력한 연속 출력 능력장시간 고부하 운용 지원
안정적인 밀봉 설계가혹한 환경에서의 신뢰성 향상
높은 추력 여유도조류 저항 및 작업 안정성 향상


따라서 DW 시리즈는 다음과 같은 플랫폼에 더욱 적합합니다.


  • 산업용 검사 ROV

  • 심해 탐사 및 검사 플랫폼

  • 해양 엔지니어링 장비

  • 장시간 수중 작업 시스템

 

적합한 추진기 솔루션 선택 방법

 

시스템 설계 관점에서 보면, 본질적으로 "모든 상황에서 더 우수한" 추진기 솔루션은 존재하지 않습니다.

 

중요한 것은 플랫폼의 목표에 따라 추진 성능의 균형을 맞추는 것입니다.

 

플랫폼이 다음 요소를 중시한다면

 

  • 컴팩트한 구조

  • 경량 설계

  • 높은 시스템 통합 효율

 

일반적으로 경량 추진 솔루션이 더 적합합니다.

 

반대로 시스템이 다음 요소를 우선시한다면

 

  • 장시간 연속 운전

  • 심해 환경에서의 신뢰성

  • 안정적인 고부하 출력

 

산업용 추진 솔루션이 보다 적절한 선택이 될 것입니다.

 

즉, 추진기 선정의 핵심은 단일 사양을 비교하는 것이 아니라 플랫폼 전체 요구사항 간의 균형을 찾는 데 있습니다.


결론


수중 로봇과 무인 해양 시스템이 빠르게 발전함에 따라 추진 시스템은 더 이상 단순한 동력 공급 장치가 아닙니다.

 

오늘날의 추진 시스템은 제어 안정성, 항속 성능, 그리고 장기 운용 신뢰성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 시스템으로 자리 잡고 있습니다.

 

기존의 지상 또는 항공 구동 시스템과 비교할 때, 수중 추진기는 밀폐 구조로 인한 열 제약, 지속적인 고부하 운전, 수류에 의한 외란, 그리고 장기간 해수 환경에서의 신뢰성 문제를 지속적으로 해결해야 합니다.

 

이러한 이유로 수중 추진 시스템의 설계 초점은 점차 최대 성능 에서 장기 안정 운용 으로 이동하고 있습니다.

관련 기사
ROV 응용에서 수중 추진기와 일반 BLDC 모터의 차이
ROV 응용에서 수중 추진기와 일반 BLDC 모터의 차이
ROV에서 수중 추진기와 BLDC 모터를 비교하고 주요 차이와 성능 영향을 설명합니다.
Apr 23,2026
CubeMars 로봇 액추에이터로 나만의 카메라 암 만들기 (오픈소스)
CubeMars 로봇 액추에이터로 나만의 카메라 암 만들기 (오픈소스)
CubeMars 액추에이터로 나만의 프로그래밍 가능한 카메라 암을 만드세요. 부드럽고 시네마틱한 모션 제어를 위한 오픈소스 2축 로봇 리그 CamRo를 만나보세요.
Aug 01,2025
로봇 시스템에서 고관절·무릎·발목 액추에이터의 차이: 관절 요구사항 및 선택 가이드
로봇 시스템에서 고관절·무릎·발목 액추에이터의 차이: 관절 요구사항 및 선택 가이드
고관절, 무릎, 발목 액추에이터 차이와 휴머노이드, 외골격, 4족 로봇 선택 가이드.
Jun 10,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내