Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
중공축 유성 액추에이터란 무엇인가?
중공축 유성 액추에이터 vs 기존 구동 시스템
중공축 구조가 가져오는 시스템적 장점
유성 기어 구조가 로봇에 적합한 이유
중공축 유성 액추에이터의 응용 분야
결론

왜 중공 샤프트 유성 액추에이터가 로봇 분야에서 점점 더 인기를 얻고 있을까요?

CubeMars / May 07,2026

로봇 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 로봇 액추에이터는 더 이상 단순한 동력 출력 부품에 머무르지 않습니다. 대신, 전체 로봇 성능을 결정하는 핵심 시스템 중 하나로 점차 자리 잡고 있습니다. 특히 휴머노이드 로봇, 협동 로봇 팔, 4족 보행 로봇, 외골격 장치와 같은 차세대 로봇 응용 분야에서 엔지니어들은 액추에이터에 대해 점점 더 높은 요구 사항을 제시하고 있습니다.


과거의 로봇 시스템은 주로 순수한 토크 출력과 운동 성능에 집중했습니다. 그러나 오늘날의 로봇 개발은 시스템 통합성, 구조적 소형화, 동적 응답 성능, 장기적인 운용 안정성을 훨씬 더 중요하게 고려합니다. 액추에이터는 충분한 출력을 제공할 뿐만 아니라 크기, 무게, 제어 정밀도 및 전체 기계 구조의 균형까지 고려해야 합니다.


로봇 시스템이 구조 통합 수준과 내부 배선 능력에 대한 요구가 지속적으로 증가함에 따라, 중공축 유성 감속 액추에이터는 일부 고집적 로봇 관절 응용 분야에서 점차 채택되고 있다.


중공축 유성 액추에이터란 무엇인가?


중공축 유성 액추에이터는 일반적으로 모터, 유성 감속 메커니즘, 엔코더 및 구동 제어 시스템을 하나의 플랫폼에 통합한 고집적 동력 시스템으로, 보다 컴팩트한 일체형 구조를 형성합니다.


선기어, 유성기어, 내치 링기어의 하중 분산 메커니즘을 통해 이 시스템은 작은 부피 내에서 높은 토크 출력을 구현하면서 전달 효율, 구조적 컴팩트성 및 우수한 동적 응답 특성을 유지할 수 있다.


가장 중요한 구조적 특징은 중공축 설계입니다. 이 구조는 케이블, 신호선, 센서 라인, 심지어 일부 기계 연결부까지 액추에이터 중심을 통해 직접 통과할 수 있도록 하며, 별도의 외부 배선이나 추가 공간 할당이 필요하지 않습니다. 이는 로봇 관절 설계에 더 큰 자유도를 제공하며, 복잡한 다자유도 시스템을 위한 더 나은 내부 배선 솔루션을 제공합니다.


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


중공축 유성 액추에이터 vs 기존 구동 시스템


로봇 관절 설계에서 기존 구동 솔루션은 일반적으로 “모터 + 유성 감속기 + 엔코더 + 드라이버”로 분리된 구조를 채택합니다. 이러한 구성은 초기 산업용 로봇에서 널리 사용되었으며 모듈화와 유지보수 측면에서 유연성을 제공했습니다. 그러나 현대의 고집적 로봇 시스템에서는 그 한계가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다.


첫째, 구조적인 측면에서 분리형 아키텍처는 각 기능 모듈마다 별도의 공간이 필요합니다. 이로 인해 전체 관절 구조가 더욱 복잡해지고 내부 배선의 난이도도 증가합니다. 자유도가 증가할수록 이러한 분산형 구조는 사용 가능한 공간을 더욱 압박하며 컴팩트한 구조 설계를 제한하게 됩니다.


둘째, 시스템 통합 측면에서 다중 구성 요소 아키텍처는 더 많은 기계적·전기적 연결 지점을 필요로 합니다. 이는 조립 복잡성을 증가시킬 뿐만 아니라 잠재적인 고장 지점을 늘려 장기적인 신뢰성에도 영향을 미칩니다.


반면, 중공축 유성 액추에이터는 모터, 감속기 및 제어 시스템을 하나의 구조로 통합한 설계를 채택합니다. 중공축 구조는 내부 케이블을 중심을 통해 배선할 수 있게 하며, 외부 연결을 크게 줄여 공간 활용도를 높이고 보다 컴팩트한 구조를 구현하면서도 강력한 토크 출력 성능을 유지합니다.


또한 일체형 구조는 추가 연결 부품과 분리형 장착 구조를 줄임으로써 시스템 통합 일관성 향상에 기여하고, 조립 오차 및 일부 전달 손실을 감소시켜 전체적인 제어 안정성과 엔지니어링 신뢰성을 개선하는 데 도움이 된다.


따라서 높은 공간 효율성, 시스템 통합성 및 동적 성능이 요구되는 로봇 응용 분야에서 중공축 유성 액추에이터는 더욱 유리한 엔지니어링 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.


항목

전통적인 분리형 구동 방식

중공축 일체형 액추에이터

구조 형태

분리형 모듈 구조

고집적 구조

공간 활용

외부 배선이 많음

내부 배선에 유리함

통합 난이도

상대적으로 높음

상대적으로 낮음

시스템 일관성

조립 및 매칭에 의존

표준화가 용이함

대표 특징

유연하고 유지보수가 쉬움

콤팩트하고 높은 통합도


중공축 구조가 가져오는 시스템적 장점


로봇이 경량화 및 고집적 방향으로 발전함에 따라 기계 설계는 점점 더 복잡해지고 있습니다. 엔지니어는 단순한 출력 성능뿐만 아니라 센서 배치, 케이블 관리 및 전체 구조적 조화를 함께 고려해야 합니다.


특히 휴머노이드 로봇과 협동 로봇에서는 복잡한 내부 배선이 구조 설계, 조립 효율 및 유지보수에 큰 영향을 미칩니다. 중공축 구조는 내부 공간을 더 효율적으로 정리할 수 있게 하여 관절 구조를 더욱 깔끔하게 만들고 케이블 꼬임이나 간섭 문제를 줄여줍니다.


동시에 중공축 설계는 현대 로봇의 모듈화 요구에도 잘 부합합니다. 엔지니어는 관절 통합, 빠른 조립 및 이후 유지보수를 더 쉽게 구현할 수 있어 전체 개발 주기를 단축할 수 있습니다.


CubeMars의 AKH 시리즈 중공 유성 액추에이터는 일체형 중공축 설계 철학을 채택하고 있습니다. 컴팩트한 구조를 유지하면서도 로봇 관절 시스템을 위한 더 유연한 내부 배선 공간을 제공하여 고집적 로봇 개발에 적합합니다.



유성 기어 구조가 로봇에 적합한 이유


로봇 공학에서 감속기의 역할은 단순히 속도를 줄이는 것이 아니라, 더 중요한 것은 토크 출력을 증가시키고 전체 동력 시스템의 운동 특성을 최적화하는 것입니다.


기존 기어 구조와 비교했을 때 유성 기어 시스템은 더 높은 통합 효율을 제공합니다. 태양기어, 유성기어, 링기어가 하중을 분담함으로써 컴팩트한 공간에서도 높은 토크 출력을 실현할 수 있습니다.


유성 기어 감속 구조는 비교적 컴팩트한 부피 내에서 높은 토크 출력을 구현하면서 효율성, 구조적 성숙도 및 엔지니어링 신뢰성을 유지할 수 있어 로봇 관절 시스템에 널리 사용된다.


또한 유성 기어 시스템은 뛰어난 하중 분산 능력을 가지고 있습니다. 빈번한 정지/시작, 고동적 움직임, 복잡한 궤적 제어가 필요한 로봇 응용 분야에서는 기어 시스템이 지속적으로 변화하는 하중을 처리해야 합니다. 기존 구조 대비 유성 기어 시스템은 일반적으로 더 안정적인 전달 성능과 더 긴 수명을 제공합니다.


예를 들어 CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41은 더 높은 감속비 설계를 채택하여 고토크 로봇 관절에 적합합니다. 반면 AKH70-16 V1.0 KV41은 출력 속도와 동적 응답 간의 균형이 더 좋아 중·경량 로봇 시스템에 적합합니다.


핵심 파라미터

모델

정격 토크 (Nm)

정격 속도 (RPM)

크기 (직경 × 두께, mm)

AKH70-48 V1.0 KV41

74

28

φ90*81.5

AKH70-16 V1.0 KV41

26

90

φ90*60.5


중공축 유성 액추에이터의 응용 분야


현재 중공축 유성 액추에이터는 다양한 로봇 분야에서 널리 사용되고 있으며, 로봇 기술이 고집적 및 고동적 성능으로 발전함에 따라 그 적용 범위도 지속적으로 확대되고 있습니다.


휴머노이드 로봇


휴머노이드 로봇에서는 관절 공간이 매우 제한적이며 구조적 컴팩트함이 매우 중요합니다.


중공축 유성 액추에이터는 모터와 감속기를 통합하면서 중공축을 통해 내부 배선을 가능하게 합니다. 이를 통해 카메라, 센서 및 전력 케이블이 관절 중심을 통과할 수 있습니다.


이 설계는 외부 배선 간섭을 크게 줄이고 구조적 자유도와 유지보수성을 향상시켜 더 안정적이고 자연스러운 움직임을 가능하게 합니다.


협동 로봇 팔


협동 로봇에서는 안전성과 구조 단순성이 모두 중요합니다.


중공축 구조는 외부 전달 및 배선을 줄여 로봇 팔 관절을 더욱 컴팩트하게 만들고 전체 강성과 통합성을 향상시킵니다.


또한 구조 복잡성을 줄임으로써 유지보수 난이도를 낮추고 산업 조립, 유연 제조 및 인간-로봇 협업 환경에서 시스템 신뢰성을 향상시킵니다.


4족 보행 로봇


4족 보행 로봇은 특히 빠른 이동, 점프 및 복잡한 지형 이동에서 높은 동적 응답과 토크 밀도가 필요합니다.


중공축 유성 액추에이터는 높은 통합도와 컴팩트한 구조를 갖추고 있어 로봇 관절의 공간 배치와 동력 시스템 설계를 최적화하는 데 유리하며, 이를 통해 시스템의 동적 성능과 운동 안정성을 향상시키는 데 도움이 된다.


외골격 장치


외골격 응용에서는 착용 편의성과 경량화가 매우 중요합니다.


중공축 설계는 케이블과 제어 신호가 관절 중심을 통과하도록 하여 외부 간섭 구조를 줄이고 인간의 움직임 궤적에 더 잘 맞도록 합니다.


또한 높은 토크 밀도를 통해 보행 보조 및 하중 지원과 같은 응용이 가능합니다.


AGV 및 산업 자동화 시스템


AGV(무인 운반 차량) 및 산업 자동화 장비에서는 제한된 공간 내에서 높은 신뢰성의 구동 솔루션이 필요합니다.


중공축 유성 액추에이터는 모듈형 통합 설계를 통해 설치 공간 요구를 줄이고 배선 및 구조를 단순화하여 배치 효율성과 시스템 안정성을 향상시킵니다.


결론


로봇 기술의 발전은 액추에이터를 기존의 단순한 동력 부품에서 고도로 통합된 관절 시스템으로 변화시키고 있습니다.


기존 분리형 구동 시스템과 비교했을 때, 중공축 유성 액추에이터는 더 높은 시스템 통합성뿐만 아니라 구조 설계, 출력 성능 및 공간 활용 측면에서도 장점을 제공합니다.


인간형 로봇, 지능형 이동 로봇 및 협동 로봇 시장이 지속적으로 확대됨에 따라 구조적 통합도, 내부 배선 및 공간 활용 효율에 대한 요구가 높은 로봇 시스템에서 중공축 유성 액추에이터는 관절 구동 솔루션으로 점점 더 일반적인 선택지로 자리잡고 있다.

관련 기사
QDD 액추에이터를 선택하는 방법은? 주요 성능 지표와 응용 분야별 고려사항
QDD 액추에이터를 선택하는 방법은? 주요 성능 지표와 응용 분야별 고려사항
로봇 응용 분야에 적합한 QDD 액추에이터를 선택하는 방법을 알아보세요. 토크 밀도, 피크 토크, 백드라이버빌리티, 응답 속도 및 제어 성능을 평가합니다.
Jun 16,2026
Innerunning 짐벌 모터 G60
Innerunning 짐벌 모터 G60
Innerunning 짐벌 모터 G60은 대형 중공 샤프트 설계를 채택하여 전기 슬립 링과 통합할 수 있어 케이블 통과가 용이합니다.
Aug 22,2023
CubeMars – 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON) 동력 스폰서
CubeMars – 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON) 동력 스폰서
7월 5일부터 7월 8일까지, 중국고등교육학회와 중국공정원 전략자문센터의 지도 아래, 전국대학생기계인대회 조직위원회가 주최하고, 전국 응용기술대학(대학교) 연맹과 산둥 방송텔레비전국이 지원하며, 난징이공대학교와 장인시 인민정부가 공동 주관한 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON)가 장쑤성 장인시에 위치한 난징이공대학교 장인 캠퍼스 체육관에서 개최되었습니다.
Jul 12,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내