Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
水中スラスターとは何か?
水中スラスター vs 標準BLDCモーター ― 主な違い
「防水化された」BLDCモーターが信頼できる解決策ではない理由
水中スラスターの応用分野
適切な水中スラスターの選び方
CubeMars 水中スラスターソリューションの紹介
結論

ROV用途における水中スラスターと標準BLDCモーターの違い

CubeMars / Apr 23,2026

ROV、検査ロボット、海洋ドローンなどの水中システムを設計する際、開発の初期段階でしばしば次のような前提が浮かびます。

 

「標準的なBLDCモーターは、適切に密閉すれば水中で使用できるのか?」

 

一見すると、この考えは実用的に思えます。ブラシレスDC(BLDC)モーターは広く使用されており、コスト効率が高く、高効率であることが特徴です。防水エンクロージャを追加すれば、水中スラスターと同様に機能するようにも見えます。

 

しかし、実際の運用においては、このアプローチはしばしば重大な故障を引き起こします。

 

標準的なBLDCモーターを水中用途に適用しようとするエンジニアや開発者は、次のような問題に直面することが多いです:

  • 長期間の使用によりシーリングの信頼性が低下し、水の侵入が発生する

  • 湿気や海水への長時間の曝露による腐食

  • 不十分な熱管理による過熱

  • 推進に必要な推力の不足または不安定さ

  • 寿命の短縮および予期しないシステムダウン

 

これらの問題は単なる実装の不備によるものではなく、水中推進システムの設計に対する根本的な理解不足に起因しています。

 

水中スラスターは、単なる防水モーターではありません。

 

それは、水中環境での運用を前提として設計された完全に統合されたシステムであり、圧力、流体力学、シーリング、耐腐食性といった要素を総合的に考慮する必要があります。

 

したがって、専用設計の水中スラスターと標準的なBLDCモーターの違いを理解することは、システム性能だけでなく、長期的な信頼性やプロジェクトの成功にとっても極めて重要です。


水中スラスターとは何か?


what-is-an-underwater-thruster


水中スラスターとは、水中環境において推力を発生させるために特別に設計された推進装置です。主に遠隔操作型無人潜水機(ROV)、自律型無人潜水機(AUV)、および各種海洋ロボティクス分野で使用されています。

 

標準的な電動モーターが主に回転出力(トルクや回転数)を提供することを目的としているのに対し、水中スラスターはモーターの出力を水中で制御された効率的な推力へと変換するよう設計されています。

 

基本的に、スラスターは複数の要素を一体化した最適化システムとして構成されています:

  • 水中運用に適応したモーター

  • 流体力学的効率を考慮して設計されたプロペラ

  • 水の侵入を防ぐ密閉構造

  • 耐圧性および長期信頼性を支える内部構造

 

これらの要素は独立して存在するものではなく、統合されたシステムとして連携するよう設計されています。モーター、プロペラ、そして周囲の流体との相互作用は、全体性能を決定するうえで極めて重要な要素です。これが重要な違いです。

 

標準的なBLDCモーターが空気中での電気的・機械的出力に重点を置くのに対し、水中スラスターは流体力学、圧力条件、水中での熱伝達、耐腐食性といった要素をすべて考慮しつつ、コンパクトで信頼性の高い構造を実現する必要があります。

 

言い換えれば、スラスターは単にモーターを水中に配置したものではありません。水中での運用を前提にゼロから設計された推進システムです。

 

この設計思想の違いこそが、水中スラスターと標準BLDCモーターの性能差を生み出す本質的な要因であり、その差は実際のアプリケーションにおいて特に顕著に現れます。


水中スラスター vs 標準BLDCモーター ― 主な違い


standard bldc motors


水中スラスターと標準的なBLDCモーターが互換的に使用できない理由をより明確に理解するためには、それぞれの主要な特性を並べて比較することが有効です:

 

項目水中スラスター標準BLDCモーター
動作環境完全水中空気中
シーリング設計高度な防水シーリング(動的)通常はなし
冷却方式水冷空冷
出力タイプ推力(N / kgf)トルク・回転数
材料耐腐食性(マリングレード)一般工業材料
システム統合完全な推進システムモーター単体


この比較は全体像の理解には有効ですが、本質的な違いは、それぞれが異なる環境に最適化されて設計されている点にあります。

 

1.  シーリングシステム:静的保護 vs 動的設計

 

水中運用における最も重要な課題の一つは、水の侵入を防ぐことです。特にシャフトなどの回転部周辺では、その難易度が高くなります。

 

水中スラスターは、長時間の水中使用に耐えられる高度なシーリング設計を採用しており、例えば以下のような構造が用いられます:

  • 動的シャフトシール

  • Oリングによる密閉構造

  • オイル充填型や圧力バランス設計(構成による)

 

これらは圧力や動作が加わる環境下でも、長期的にシール性能を維持できるよう設計されています。

 

一方、標準BLDCモーターは水中使用を前提としていません。外部エンクロージャに収納した場合でも、接続部や回転部において長期的な密閉性を維持することは困難です。

 

水中システムにおける防水とは、単なる密閉ではなく、「実際の動作条件下で動的にシールを維持すること」を意味します。

 

2.  冷却メカニズム:制約 vs 利点

 

熱管理は、モーターの性能と寿命に直結する重要な要素です。

 

標準BLDCモーターは通常、周囲の空気による空冷に依存して放熱します。しかし水中ではこの冷却方式が機能せず、熱が蓄積しやすくなり、効率低下や過熱の原因となります。

 

一方、水中スラスターは周囲の水を活用するよう設計されています。

 

水は空気に比べて熱伝導率が高いため、適切に設計されたスラスターでは、水冷(直接または間接)によって効率的な放熱が可能です。

 

適切な設計がなされていれば、水中環境は制約ではなく、むしろ冷却上の利点となります。

 

3.  出力の目的:回転 vs 推力

 

両者の根本的な違いの一つは、出力の目的にあります:

  • BLDCモーター:トルクと回転数(RPM)による回転運動の生成

  • 水中スラスター:水中で物体を移動させるための推力の生成

 

この違いはシステム全体の設計に影響を及ぼし、例えば以下の要素に関係します:

  • プロペラ形状

  • モーターとのマッチング

  • 流体抵抗下での効率最適化

 

スラスターは、単なるモーター性能ではなく「推力効率」に最適化されています。

 

4.  材料と耐腐食性

 

水中環境、特に海水は、腐食や材料劣化という大きな課題をもたらします。

 

水中スラスターは通常、以下のような耐腐食材料で構成されます:

  • 陽極酸化アルミニウム合金

  • ステンレス鋼部品

  • 長期耐久性を高める保護コーティング

 

一方、標準BLDCモーターは乾燥した制御環境を前提としており、湿気や化学的影響に対する十分な対策が施されていません。

 

適切な材料選定が行われていない場合、わずかな水分でも急速な劣化や故障を引き起こす可能性があります。

 

セクションまとめ

 

水中スラスターと標準BLDCモーターの違いは、単なる防水の有無にとどまりません。

 

それは、以下のような根本的に異なる設計思想を反映しています:

  • 空気中での動作に最適化された設計

  • 水中推進専用に設計されたシステム

 

これらの違いは、実際の水中環境において特に重要となり、信頼性・効率・耐久性といった要素に直接影響を与えます。


「防水化された」BLDCモーターが信頼できる解決策ではない理由


標準的なBLDCモーターは入手性が高くコスト面でも有利なため、防水エンクロージャや保護ハウジングを追加して水中用途に転用しようと考える開発者がいるのは自然なことです。

 

管理された環境や短期間の使用であれば、この方法は機能しているように見える場合もあります。

 

しかし、連続運転・水深変化・過酷な環境への曝露を伴う実際の水中アプリケーションでは、このアプローチは多くの場合、信頼性に欠ける結果となります。その限界は単なる実装上の問題ではなく、設計思想と使用環境の根本的な不一致に起因しています。

 

1.  長期的なシーリング信頼性の維持が困難

 

多くの外部防水対策は静的シール構造に依存しています。

 

しかし、水中システムでは以下のような要素が存在します:

  • 回転シャフト

  • ケーブル接続部

  • 圧力変化

 

これらはすべて動的シーリングの課題を引き起こします。

 

時間の経過とともに、わずかな欠陥でも以下の問題につながります:

  • 徐々に進行する浸水

  • 内部への湿気蓄積

  • 内部部品の劣化

 

一度水が侵入すると、システムの故障はほぼ不可避です。

 

2.  ベアリングおよび内部部品の故障

 

標準BLDCモーターは、ベアリングや巻線といった内部部品を水分から保護する設計にはなっていません。

 

水に曝されると:

  • ベアリングの潤滑が失われ、腐食が進行

  • 電気絶縁性能の劣化

  • 摩擦および摩耗の増大

 

これらの影響により、モーター性能は急速に低下し、早期故障につながります。

 

3.  熱管理が制約になる

 

理論上、モーターを密閉することで水から保護できます。

 

しかし実際には、同時に放熱経路も遮断されてしまいます。

 

適切に設計された熱伝導経路がない場合:

  • 発生した熱が内部に蓄積

  • 効率の低下

  • 過熱リスクの増大

 

専用設計のスラスターが水を冷却に活用するのに対し、密閉されたBLDC構成では熱が内部にこもりやすくなります。

 

4.  推力最適化の欠如

 

仮にBLDCモーターを水中で動作させることができたとしても、それは推進用途に最適化されているわけではありません。

 

主な制限としては:

  • プロペラとの非効率なマッチング

  • 低い推力対出力比

  • 流体抵抗下での不安定な性能

 

その結果、「回転はするが、有効な推力を安定して生み出せない」システムになりがちです。

 

5.  システムの複雑化とリスク増大

 

標準モーターを水中用途に適用するには、以下のような追加設計が必要になります:

  • カスタムエンクロージャ

  • シーリングインターフェース

  • 熱管理ソリューション

 

これによりシステムは複雑化し、故障リスクのあるポイントも増加します。

 

多くの場合、このような構成を信頼性高く機能させるための時間とコストは、最初から専用の水中スラスターを採用する場合を上回ることさえあります。

 

セクションまとめ

 

標準BLDCモーターを水中用途に改造することは、一見コスト削減の近道に見えるかもしれませんが、実際には信頼性の低下、性能不足、そして長期的なリスク増大を招くケースがほとんどです。

 

水中アプリケーションでは、設計上の妥協はすぐに顕在化し、故障は徐々にではなく突然発生する傾向があります。

 

安定した推進性能と耐久性が求められるシステムにおいては、専用設計の水中スラスターの方がはるかに信頼性の高い選択肢です。


水中スラスターの応用分野


applications-of-underwater-thrusters


水中スラスターは、水中環境において制御可能で信頼性の高い推進が求められるさまざまな用途で広く使用されています。水中ロボティクスや海洋技術の発展に伴い、高効率かつ高耐久な推進システムへの需要は大きく高まっています。

 

最も一般的な用途の一つが遠隔操作型無人潜水機(ROV)であり、スラスターは複雑な水中環境における点検、メンテナンス、探査作業において高精度な機動性を提供します。

 

自律型無人潜水機(AUV)においても、スラスターは長時間ミッションを実現するうえで重要な役割を担います。これらのシステムでは、効率と安定性が特に重要であり、エネルギー消費や航行性能に直接影響を与えます。

 

また、撮影、測量、環境モニタリングに使用される水中ドローンにおいても、安定した移動や姿勢維持のために、小型かつ高効率なスラスターが不可欠です。

 

ロボティクス分野にとどまらず、水中スラスターは海洋およびオフショア分野でも活用が拡大しており、例えば以下のような用途があります:

  • パイプライン、船体、海洋構造物の検査システム

  • 水流制御や環境管理を目的とした養殖設備

  • 海洋観測データ収集のための研究プラットフォーム

 

これらの用途はそれぞれ、推力、効率、サイズ、耐久性といった点で異なる要求条件を持っています。

 

そのため、適切な水中スラスターの選定は画一的なものではなく、具体的な用途やシステム制約に大きく依存するプロセスとなります。

 

適切な水中スラスターの選び方


shaft-system-design-of-underwater-thruster


水中スラスターの選定は、単なるスペック比較ではなく、体系的なプロセスとして進めるのが最も効果的です。段階的に検討することで、推進性能、システム適合性、そして長期的な信頼性をバランスよく確保できます。

 

ステップ1:必要推力の定義

 

推力はあらゆる水中推進システムの基盤です。機体が効率的に移動できるか、位置を維持できるか、さらには水流や抵抗に打ち勝てるかを直接左右します。

 

最初に推力を明確にすることで、その後の電力、サイズ、効率といった設計判断を、実際の運用要件に基づいて行うことができます。

 

実際には、以下の要素を考慮して推力を見積もります:

  • 機体重量および浮力バランス

  • 移動時の流体抵抗(ドラッグ)

  • 目標速度と機動性

 

正確な推力見積もりは性能向上だけでなく、過剰設計(オーバーサイズ)による無駄な電力消費の防止にもつながります。

 

ステップ2:運用環境の特定

 

運用環境はスラスター設計の前提条件を決定し、システムの信頼性に直接影響します。

 

水中用途は圧力、使用状況、環境条件によって大きく異なります。浅い淡水で問題なく動作するスラスターでも、深海や海水環境では適さない場合があります。

 

主な環境要因:

  • 動作水深(耐圧設計に影響)

  • 水質(特に海水による腐食リスク)

 

これらはシーリング設計、材料選定、耐久性に大きく関係します。無視すると、早期劣化や故障の原因になります。

 

ステップ3:電源システムとの適合

 

推力と環境条件を定義した後は、スラスターが電源システムと適合しているかを確認します。

 

電気的なミスマッチは、不安定な動作、効率低下、さらにはシステム損傷につながる可能性があります。

 

特に重要なポイント:

  • システム構成との電圧互換性

  • 電源の電流容量および出力制限

 

適切にマッチングされた電源システムは、過負荷やエネルギー損失を防ぎ、安定した性能を実現します。

 

ステップ4:効率と熱性能の評価

 

バッテリー駆動のROVやAUVのようにエネルギー制約がある用途では、効率は非常に重要です。

 

高効率なスラスターは必要な推力を維持しつつ消費電力を抑え、稼働時間の延長とシステム全体のパフォーマンス向上に貢献します。

 

また、熱性能も密接に関係します。適切に設計された水中システムでは、水を利用した放熱により、連続運転でも安定した動作が可能です。

 

効率と熱特性のバランスが取れたスラスターを選ぶことで、長時間ミッションでも安定した性能を維持できます。

 

ステップ5:サイズと統合性の検討

 

性能と電気要件を満たした後、最終ステップとして機械的な統合性を検討します。

 

スラスターは、システムの構造制約の中に適切に収まり、重量バランスや取り付け条件を満たす必要があります。

 

主な検討ポイント:

  • 取り付け方式および設置方法

  • システム内のスペース制約

 

コンパクトで統合性の高い設計は、組立の簡素化だけでなく、システム全体の信頼性や保守性の向上にもつながります。


CubeMars 水中スラスターソリューションの紹介


体系的な選定プロセスに従う場合、専用設計の水中スラスターを使用することで、開発の複雑さを大幅に削減し、システム全体の性能を向上させることができます。

 

CubeMars の水中スラスターは主に2つのシリーズに分かれています:

  • DWシリーズ — 深海ROV/AUV用途向けに設計

  • SWシリーズ — 浅水域、USV、ハンドヘルド推進用途向けに最適化


これらのシリーズは主に、耐水深性能、推力能力、および用途の違いによって区別されます。


用途ベースのスラスター選定(モデル&仕様付き)


アプリケーション推奨モデル最大推力耐水深主な特徴
小型水中ドローン / コンパクトROVDW10 Underwater Thruster≥10 kgf最大350 mコンパクト・軽量・深海対応
小型水中ドローン / コンパクトROVDW15 Underwater Thruster / DW20 Underwater Thruster

15–20 kgf

最大350 mプロ向けROVに適したバランス設計
重負荷ROV / オフショアシステムDW25 Underwater Thruster≥25 kgf最大350 m高推力・高剛性構造・重作業向け
重負荷ROV / オフショアシステムSW12 Underwater Thruster≥12 kgf最大30 m浅水特化・高効率推進
ハンドヘルドスラスター / DPV / サーフボードSW17 Underwater Thruster≥17 kgf最大30 m高推力・コンパクト設計


この表の読み方

 

単なるスペック比較ではなく、この表は実際の用途と対応モデルを直接結び付けている点が重要です。これにより選定プロセスが大幅に簡略化されます。

 

  • 深海運用(ROV/AUV) → DWシリーズを選択

  • 表層・浅水用途 → SWシリーズがより効率的

  • システム規模が大きいほど → DW10 → DW25へスケールアップ

 

具体例

  • 小型検査ROV → 通常は DW10 または DW15 を使用

  • 重量級オフショアROV → DW20 または DW25 が必要

  • ハンドヘルド推進デバイス → SWシリーズ が最適


より詳細な仕様(パワーカーブ、寸法、統合オプションなど)については、こちらからフル製品ラインナップを確認できます: CubeMars 水中スラスターシリーズ


結論


水中スラスターと標準BLDCモーターの違いは、単なる防水処理の有無をはるかに超えています。BLDCモーターが空気中での動作を前提に設計されているのに対し、水中スラスターは流体力学、圧力、シーリング、耐腐食性といった要素を最初から考慮した、完全な推進システムとして設計されています。

 

実際の水中アプリケーションでは、標準モーターを転用する試みは、信頼性、熱管理、推進効率の面で問題を引き起こすことが多く見られます。これらの課題は外部的な改造だけでは根本的に解決できず、設計目的や動作環境そのものの違いに起因しています。

 

そのため、スラスター選定を推力要件や運用環境から段階的に整理する体系的なプロセスとして捉えることで、より適切な判断が可能となり、一般的な失敗を避けることができます。結果として、専用設計の水中スラスターを選択することは、より安定した性能、優れた効率、そして長期的なシステム信頼性の確保につながります。

関連記事
水中推進器、多様な仕様選択、深海でも恐れず
水中推進器、多様な仕様選択、深海でも恐れず
周知のように、水中スラスタは水中活動用に設計された装置であり、ダイバー、潜水艦、無人水中ロボット(ROV)などが水中環境で素早く移動できるように動力を提供する。
Sep 29,2024
電機のバックラッシュ:精密機械制御の重要な要素
電機のバックラッシュ:精密機械制御の重要な要素
精密機械とロボット技術の分野において、バックラッシュは非常に重要な概念です。バックラッシュとは、機械伝動システムにおいて、ギアの隙間や他のコンポーネントの隙間によって引き起こされる予期しない動きや自由な動きを指します。
Jun 28,2024
Vlimb:東京大学開発のワイヤードウェアラブルロボット、CubeMars AK60-6モーター搭載
Vlimb:東京大学開発のワイヤードウェアラブルロボット、CubeMars AK60-6モーター搭載
東京大学の研究チームは、人体の能力を強化するために設計されたワイヤードウェアラブルロボット「Vlimb」を発表しました。このロボットは、超常機械腕(Supernumerary Robotic Limb, SRL)の革新的な例であり、ユーザーに追加の機械的な四肢を提供して、リーチの拡張、重い物の持ち上げ、そして精密な操作を実現します。
Dec 17,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ