ヒューマノイドロボット用関節モーターの選び方(肩・肘・手首)
技術が絶えず進化する現代において、ヒューマノイドロボットは「機能の実現」から「性能の最適化」へと発展しています。すべての中核モジュールの中で、ロボット関節モーターは間違いなく、ヒューマノイドロボットの動作能力を決定する重要な要素です
ヒューマノイドロボット用関節モーターとは?
ヒューマノイドロボット用関節モーターを理解する前に、まずヒューマノイドロボットとは何か、そして現在どのようなものが人気なのかを完全に理解する必要があります。
ヒューマノイドロボットは、「アンドロイド」または「人間型ロボット」とも呼ばれ、外観、構造、動作において人間を模倣しようとするインテリジェントロボットです。通常、頭部、胴体、腕、脚を持ち、人間のように歩行し、物体を掴み、環境と相互作用することを可能にします。ヒューマノイドロボットの開発は、単に「スキルを見せびらかす」ためやSF的な美学を追求するためではなく、その背後には非常に実用的な核心的な論理があります:人間の世界に適応することです。私たちの生活環境は、階段の高さ、ドアノブの間隔、道具の使い方に至るまで、すべて人間の体型と使用習慣に基づいて設計されています。人間のような形状を持つことで、ヒューマノイドロボットは既存の環境にシームレスに統合され、世界を再設計する必要なく、人間の道具を使用し、人間の空間に入ることができます。これにより、産業、商業、家庭などの汎用シナリオで価値を発揮することができます。
近年、ヒューマノイドロボットは急速に発展しており、国内外で多くの注目度の高い製品が登場しています。例えば、Boston Dynamicsの最新のAtlasロボットは、非常に人間らしく流暢な歩行と複雑な動きを示しています。Zhiyuan Robotが発表したExpedition A3は、「アクション俳優」のような表現力で空中での蹴りなどの複雑な動きを行うことができ、案内や買い物支援などの商業サービスシナリオをターゲットにしています。さらに、UnitreeのH1やG1などのモデルは、優れた移動能力と比較的手頃なコストで、ヒューマノイドロボットを研究室から市場へと押し進めています。これらのロボットは単に「歩いたり話したりできる」だけでなく、「文武両道に長ける」方向へ進んでおり、アプリケーションシナリオは産業製造から商業サービス、家庭での陪伴へと徐々に拡大しています。
ヒューマノイドロボットの分類
1. アプリケーションシナリオによる分類(最も一般的)
産業用ヒューマノイドロボット
サービス用ヒューマノイドロボット
医療・リハビリ用ヒューマノイドロボット
教育・研究用ヒューマノイドロボット
エンターテインメント・展示用ヒューマノイドロボット
2. 全体構造による分類
標準的なヒューマノイドロボットは、通常3つのレベルに分けられます:
機械構造(骨格系)
動力システム(筋肉系)
制御システム(脳)
ヒューマノイドロボット用関節モーターは、ロボットが人間らしい器用な動きを完了するための核心的な動力ユニットです。これらは一般的に、サーボモーター、高精度減速機、エンコーダ、ドライバ、ブレーキからなる高度に統合されたユニットです。それらはロボットの負荷容量、動作精度、応答速度、歩行安定性を直接決定し、ロボットの「筋肉と関節」として機能します。腕の屈曲/伸展、脚のステップ、手首の回転など、正確でコンプライアントかつ安全な動作出力を実現する責任があります。
ヒューマノイドロボット用関節モーターの構成要素
ヒューマノイドロボット用関節モーターは、ロボットの腕の動きを駆動する核心システムであり、主に以下のコンポーネントで構成されています:
1. モーター(例:フレームレスモーター、サーボモーター)
「電気エネルギー」を「機械エネルギー」に変換する装置。
2. 減速機(ハーモニック/遊星)
「速度を減らし、トルクを増大させる」ために使用される機械装置。
3. エンコーダ(位置フィードバック)
「位置、速度、方向を検出する」ために使用されるセンサー。
4. コントローラ(ドライブとアルゴリズム)
「指令を受け取り、データを処理し、動作の実行を制御する」責任を持つ核心システム。

なぜ関節の種類によってモーターを選ぶ必要があるのか?
今日は、ヒューマノイドロボットの上肢関節の動力システムを分析し、なぜ特定の関節に基づいてモーターを選択しなければならないのかを理解します。
ご存知のように、ヒューマノイドロボットの肩、肘、手首の関節の動作特性は完全に異なります。すべてに同じモーターソリューションを使用すると、性能の無駄遣いやシステム障害を容易に引き起こす可能性があります。
1. 各関節の「役割が異なる」ため、各関節の核心的な要件に基づいて選択する必要があります。
| 関節 | 役割 | 核心的な要件 |
| 肩 | エンジン | 高トルク、高安定性 |
| 肘 | 伝達ハブ | パワーと敏捷性のバランス |
| 手首 | 精密実行部 | 高精度、軽量 |
直感的な例え
ロボットアームを人間の体と考えてみてください:
肩 → 重量挙げ(力が必要)
肘 → 角度調整(協調性が必要)
手首 → 書くこと(精度が必要)
したがって、関節モーターの性能は、ロボットの動作速度、位置決め精度、負荷容量、および長期的な動作信頼性に直接影響を与えます。
2. 不適切なモーターは以下を引き起こす可能性があります:
過度の発熱
不安定な動作または振動
制御精度の制限
開発後期における構造的な再設計の強制
このため、ロボット関節モーターの選定は、単なるコンポーネントレベルの決定ではなく、システムレベルの決定です。それは、ロボットの動作効率、タスク実行の精度、そして長期的な運用の安定性と信頼性に影響を与えます。
ヒューマノイドロボット用肩関節モーターの選び方
ヒューマノイドロボットの設計において、肩関節モーターの選定は上肢の性能上限を直接決定します。特に実際のタスクシナリオ(物体の運搬やカートの押し出しなど)では、肩関節は単に「動く」だけでなく、「安定していて、正確で、持続的な出力が可能」でなければなりません。
1. なぜ肩関節モーターが最も重要なのか?
肩関節は以下を支えます:
アーム全体の重量(肘 + 手首 + エンドエフェクタ)
最大トルク出力
複雑な多自由度の動き
2. 肩関節モーター選定の重要な基準:MenteeBotのカート押しタスクからの洞察
MenteeBotの実際のデモでは、そのカートを押す動作が特に印象的でした。ロボットは両手で自然にカートのハンドルを握り、その全体的な姿勢は流暢で安定しており、人間の操作に非常に近いものでした。この「人間らしい」動作性能は、単純な機械的実行ではなく、正確な動力システム設計と制御戦略の結果です。この効果を達成するために、Mentee Roboticsは肩の主要な駆動ユニットの一つとしてCubeMarsのAK45-36ロボットアクチュエータモジュールを選択しました。

MenteeBotの自然なカート押し性能は、本質的に高性能な肩関節モーターと洗練された制御能力の複合作用の結果です。
したがって、肩関節モーターを選定する際には、この関節が最も大きな力に耐えることを理解することが重要です。
核心的な要件:
アーム全体の重量 + 外部負荷に耐える
高トルク、低速、大きな減速比
垂れ下がりを防ぐための緊急ブレーキ/セルフロック機構を含む必要がある
ヒューマノイドロボット用肘関節モーターの選び方
ヒューマノイドロボットにおいて、肘関節モーターは肩のように「パワーで競う」わけでもなく、手首のように「精度で競う」わけでもありません。その本質は、「トルク、速度、制御」の最適なバランスを達成することです。
1. まず明確に:肘関節の実際の要件は何か?
ヒューマノイドロボットの構造において:肘関節は主に以下を担当します:
前腕の上げ下げ
姿勢調整(肩と手首の協調)
動的動作制御
2. 核心的な選定パラメータ
トルク範囲
肘関節のピークトルクは通常:40~80 Nm
トルク密度
肘関節に推奨:≥25 Nm/kg
動的応答能力
頻繁な動作 + 急速な方向転換
減速機の選定
ハーモニックドライブ減速機
制御能力
「動作伝達の中核」として、肘関節は以下を備える必要があります:
1. トルク制御
2. インピーダンス制御(相互作用)
3. 高精度フィードバック(デュアルエンコーダ)
したがって、ヒューマノイドロボット用肘関節モーターを選ぶことは、「最も強い」ものを選ぶことではなく、「最もバランスの取れた」ものを選ぶことです:適度なトルク、速い応答、正確な制御。
核心的な要件:
負荷は肩関節より小さいが、それでも前腕+手を支える必要がある
適度なサイズ、適度なトルク
理想的には安全性のためにブレーキも装備
ヒューマノイドロボット用手首関節モーターの選び方
ヒューマノイドロボットにおいて、手首関節モーターは「最も過小評価されがちでありながら、ユーザーエクスペリエンスに最も影響を与える」関節の一つです。これは手首関節の核心的なタスクと密接に関連しています。
ヒューマノイドロボットにおいて、手首関節は主に以下を担当します:
手の姿勢調整(回転/旋回)
微細な操作(把持、ねじ込み、ドッキング)
多自由度の動き(通常2~3自由度)
したがって、手首関節モーターを選定する際には、柔軟性と軽さにより重点を置くべきです。
核心的な要件:
手の負荷のみを支え、トルクは低い
小型、軽量、高速応答が要求される
高精度で、微細な動きに適している
なぜ手首関節モーターにとって柔軟性と軽さが非常に重要なのか?
これは、手首関節がロボットアームの先端、つまりタスク実行に最も直接関わる重要なリンクに位置しているからです。その性能は「増幅」されて最終的な動作結果に反映されます。
1. 負荷軽減効果:先端の軽量化が全体的な機動性を高める
まず、先端の位置は重量に対して非常に敏感です。より重いモーターはアーム全体の慣性を大幅に増加させ、応答速度を低下させるだけでなく、上流の関節(肘や肩など)の負担を増やし、全体的な動的性能とエネルギー消費に影響を与えます。
2. 動的応答:高頻度動作のための敏捷性の保証
次に、手首関節は高頻度で小振幅の微細な動き(例:把持の位置合わせ、角度の微調整、工具操作)を処理します。これらの動作は非常に高い応答速度を要求します。応答が速いほど動作は機敏になり、遅延はジッター、不整合、さらには操作失敗を引き起こしやすくなります。
3. 精度制御:精密タスク成功の鍵
一方、精密タスクシナリオ(例:組立、検査、インタラクションなど)では、制御精度がタスクの成否を直接決定します。モーターは、微妙な角度制御を達成し、動作が「正確で再現可能」であることを保証するために、より高い位置決め精度と安定性を必要とします。
4. 空間統合:手首エリアの貴重なスペース
さらに、手首エリアは通常非常に限られており、センサー、ケーブル、さらにはエンドエフェクタも統合する必要があります。中空構造とコンパクトな設計は、統合効率を大幅に向上させ、ロボット全体の設計をより洗練された簡潔なものにすることができます。
したがって、優れた手首関節モーターは、「軽く」「小さい」だけでなく、応答速度と制御精度においても優れている必要があります。これにより、ロボットは複雑で繊細なタスクを実行する際に、真に柔軟で安定し、効率的であることが可能になります。
ヒューマノイドロボット用関節モーター推奨品
主流な関節モーター推奨品
| ロボットのシャットダウンモーター | 肩関節(高トルクコア) | 肘関節(動的制御の要) | 手首(微細な制御の中枢) |
| おすすめのモデル | AKH70-16 V1.0 KV41 | AKH70-16 KV41 | AK45-36 |
| おすすめのモデル | AK60-39 V3.0 KV80 | AK10-9 V2.0 KV60 | GL40 KV70 |
適切な上肢動力システムを選ぶことは、製品の上限を選ぶことを意味する
今日の競争がますます激化するロボット業界において、動力システムはもはや単なる「基本構成」ではなく、性能の差別化要因です。
間違った選択は以下を引き起こす可能性があります:
1. 動作の硬さ
2. 精度不足
3. 寿命の短縮
正しい選択は以下を意味します:
1. 優れた製品体験
2. より強力な市場競争力
上肢動力に基づく適切なモーター選定
三大上肢関節モーター比較表
主要な違いを一目で理解
| 次元 | 肩関節 | 肘関節 | 手首関節 |
| 負荷容量 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (最高) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| トルク要件 | 高 (50~300+ Nm) | 中 (10~80 Nm) | 低 (1~20 Nm) |
| 速度要件 | 中 | 中~高 | 高 |
| 制御精度 | 高 | 高 | 極めて高 |
| 制御難易度 | 高 | 中 | 高 |
| 構造スペース | 大 | 中 | 小 (限定的) |
| 冷却要件 | 高 | 中 | 低 |
| 一般的なモーター方式 | 大型インナーローター + ハーモニックドライブ | 中型BLDC + 遊星/ハーモニックドライブ | 小型フレームレス / ダイレクトドライブ |
| 製品例 | AKH70-16 V1.0 KV41 | AK45-10 KV75 | AK45-36 KV80 |
ヒューマノイドロボット用モーターのトルク計算方法
ヒューマノイドロボットの設計において、トルク計算はモーター選定の最初のステップです。これが誤っていると、その後のすべての設計(減速機、制御、構造)に問題が生じます。
基本式
τ (トルク) = トルク
F (力) = 力
r (半径) = レバーアーム(回転軸からの距離)
(計算は理論的な参考用です。実際の選定は実際の作業条件に基づいて調整する必要があります。)
ヒューマノイドロボットにおける実用的な計算方法
1. 重力トルク
m = 負荷質量 (kg)
g = 重力加速度 (9.81 m/s²)
l = 重心から関節までの距離 (m)
2. 動的トルク
I = 慣性モーメント
α = 角加速度.
外部負荷トルク
τ = F × r
(計算は理論的な参考用です。実際の選定は実際の作業条件に基づいて調整する必要があります。)
3. 関節ごとの計算の違い
| 肩関節 | 肘関節 | 手首関節 |
| 最大負荷(アーム全体) | 中程度の負荷(前腕+エンドエフェクタ) | 最小負荷 |
| 最長のレバーアーム | 高い動的要件 | 高い精度要件 |
ヒューマノイドロボット用モーターのトルク計算は、本質的に「重力+動力学+外部負荷」の総合評価であり、工学的な増幅のための安全率を含める必要があります。
結論
ヒューマノイドロボットの設計において、関節モーターは動力源であるだけでなく、ロボット全体の性能を決定する重要な要素でもあります。ヒューマノイドロボットの上肢システムに関して、モーター選定は「機能性」から「性能最適化」の核心的な側面へと進化してきました。
ヒューマノイドロボット用関節モーターは、本質的にモーター、減速機、エンコーダ、コントローラからなる高度に統合されたアクチュエータシステムです。その性能は単一のパラメータに依存するのではなく、全体的なシナジー能力とシステム設計レベルに依存します。
実際の工学において、肩、肘、手首の関節の機能的な違いは非常に明確です。肩関節は高トルク出力を重視し、肘関節は動的協調能力を強調し、手首関節は高精度と軽量性を追求します。これらの違いは、モーターを「関節ごとに選定」しなければならず、一律に構成することはできないことを示しています。
科学的なモーター選定は、トルク計算(重力トルク、動的トルク、外部負荷を含む)に基づき、工学的な増幅のための安全率と組み合わせる必要があります。このステップは、システム全体の設計の出発点であり、後々の問題を回避するための鍵です。
選定が不合理であれば、発熱、ジッター、制御の不安定性などの問題を引き起こし、構造的な再設計を余儀なくされ、開発コストと時間が増加することがよくあります。したがって、関節モーターの選定は、本質的に単純なコンポーネントの選択ではなく、システムレベルの決定です。
ヒューマノイドロボット用関節モーター選定の鍵は、「最も性能が強い」ものを選ぶことではなく、関節の機能に基づいて「最も適切な性能の組み合わせ」を選ぶことです。 只有这样にして初めて、より自然な動作性能、より高い制御精度、そしてより信頼性の高い長期運用を達成することができます。