Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
技術的詳細:AK80-64 KV80 モジュールモーターの重要な役割
超凡なパフォーマンス:知性と精密さの完璧な融合
技術解密:MenteeBotの超凡な能力はどこから来るのか
ショッピングモールからあなたの家へ:MenteeBotの多才なスキル
幕後の英雄:Mentee Roboticsの「夢のチーム」
未来はすでに来た:MenteeBotの商業化の道

ショッピングロボットが卓越した能力を発揮 Cubemars AK80-64モジュールモーターがその精密な操作をサポート

CubeMars / Aug 28,2024

MenteeBot


想象してください、あなたがショッピングモールに入ると、身長 1.7メートル、体重約 70キロの「ロボット店員」が親切にあなたに挨拶します。「何かお手伝いできることはありますか?」


これはSF 映画のシーンではなく、MenteeBotが私たちにもたらした現実の体験です。


最新のデモ動画では、MenteeBotが車椅子を利用する顧客にショッピングアシスタンスサービスを提供する方法を示しています。全体のプロセスはスムーズで自然であり、印象的です。顧客がMenteeBotにショッピングカートを押してついてくるように頼むと、ロボットはすぐに指示を理解しましたが、無謀に行動することはありませんでした。ロボットは機知に富んでおり、車椅子の利用者が先に動き出すのを待ってから、優雅にショッピングカートの方へ進みました。


この繊細で微細なインタラクションデザインは、MenteeBotの高度な知能と人間の行動に対する深い理解を十分に表しています。


技術的詳細:AK80-64 KV80 モジュールモーターの重要な役割


MenteeBotの推車の姿勢は特に驚くべきものです。両手で推車のハンドルをつかむ動作は非常に自然であり、そのためにMentee RoboticsチームはCubemarsのAK80-64モジュールモーターを肩関節の駆動に特別に選びました。このモーターは優れたトルク制御、コンパクトなデザイン、高効率のエネルギー変換能力により、このプロジェクトの核心部品の一つとなっています。


AK80-64 KV80モジュールモーターは、最大 120Nmのピークトルクを提供し、MenteeBotが重い物体や精密な制御が必要な状況でも、スムーズな動作を維持できるようにします。その高出力密度設計により、MenteeBotは限られたスペース内に強力な動力システムを統合でき、柔軟性や美観を犠牲にすることはありません。さらに、このモーターは低騒音運転と優れた放熱性能をサポートし、ロボットが長時間作業しても最適な状態を維持できるようにします。


超凡なパフォーマンス:知性と精密さの完璧な融合


行動中のMenteeBotが見せるリラックス感と流暢さは、傍観者さえも感心させるものです。買い物客がカートに商品を追加するために立ち止まるたびに、MenteeBotは常に適切に位置を調整し、顧客の邪魔をすることもなく、カートが車椅子にぶつかることもありません。この正確な空間認識と動作制御能力は、間違いなくMenteeBotの大きな特徴であり、これらの利点の背後にはAK80-64 KV80モジュールモーターの強力なサポートがあります。


CubemarsのモーターはMenteeBotに高精度のトルクフィードバック制御を提供し、環境の微小な変化に即座に反応できるようにしています。これにより、ロボットの柔軟性と安全性が向上するだけでなく、人間とのインタラクションの自然さも大幅に強化されました。


技術解密:MenteeBotの超凡な能力はどこから来るのか


MenteeBotの優れた性能は偶然ではなく、複数の最先端技術の組み合わせによるものです。AK80-64モジュールモーターのサポートに加え、強力な3Dビジョン能力を備えており、周囲の環境を正確に感知し、さまざまな障害物や目標を識別することができます。この能力により、MenteeBotは複雑なショッピング環境の中を自由に移動し、障害物を避け、正確に位置を特定することができます。


次に、MenteeBotは効率的な経路計画とリアルタイム調整アルゴリズムを備えており、顧客に密接に追従し、衝突せず、遅れを取ることもありません。ショッピングプロセスでは、MenteeBotは自律的にさまざまな決定を下すことができ、いつ止まるか、いつ動くかなど、これらは先進的なAIアルゴリズムとリアルタイムデータ処理能力に依存しています。


言及すべきは、MenteeBotのこれらの進歩は、NVIDIA Isaac Labシミュレーターで行われた大量のトレーニングと改善のおかげであるということです。仮想環境での反復練習を通じて、MenteeBotは現実世界でこのようなパフォーマンスを発揮できるようになりました。


ショッピングモールからあなたの家へ:MenteeBotの多才なスキル


最新のデモはショッピングシーンに焦点を当てていますが、MenteeBotの能力はそれだけではありません。Mentee Roboticsのビジョンは、さまざまなシーンで人間を支援できる真のマルチタスクロボットを作ることです。


家庭環境において、MenteeBotは有能な家事アシスタントになることが期待されています。自然言語の指示を理解し、新しいスキルを迅速に学ぶことができるため、簡単な掃除から複雑な料理作業まで、さまざまな家庭のタスクに適応することができます。


さらに、MenteeBotは驚くべき運動能力を持っています。室内での曲がり、後退、回転、またはカニのように横に移動することも、MenteeBotは簡単にこなすことができます。この全方位の移動能力により、さまざまな複雑な作業環境に適応することができます。


Sim2Real 技術を採用することで、ロボットは敏捷な動作とバランス制御を実現できます。ユーザーはデジタルシミュレーションを通じて新しいタスクを訓練し、ロボットの学習能力と適応性を向上させ、複雑な作業をこなすことができます。


幕後の英雄:Mentee Roboticsの「夢のチーム」


MenteeBotの成功の背後には、実力のある研究開発チームがあります。Mentee Roboticsは、MobileyeのCEOであるアムノン・シャシュアや、元 Facebook AI 研究ディレクターのリオール・ウルフなど、業界の大物たちによって共同設立されました。アムノン・シャシュアは、エルサレムのヘブライ大学のコンピュータサイエンス教授であり、世界最大の高度運転支援システム(ADAS)供給者であるMobileyeの創設者でもあります。このような背景がMenteeBotの発展に強力な技術支援と業界の洞察を提供しています。


チームの多様な背景はMenteeBotに独自の利点をもたらしています。例えば、彼らの生成的 AIとコンピュータビジョンに関する深い蓄積は、MenteeBotが自然言語理解と環境認識において優れたパフォーマンスを発揮することを可能にしています。また、チームの自動運転分野での経験は、MenteeBotのナビゲーションと経路計画能力に強力な支援を提供しています。


未来はすでに来た:MenteeBotの商業化の道


MenteeBotは現在プロトタイプ段階にありますが、その商業化の見通しはすでに明らかになりつつあります。Mentee Roboticsは2025 年第 1 四半期に量産可能なプロトタイプを発売する計画です。具体的な価格はまだ発表されていませんが、同社は市場が「手頃な価格」であることを望んでいると述べています。


MenteeBotの製品ラインは2つのバージョンに分かれます:1つは家庭ユーザー向けで、家事に焦点を当てています;もう1つは物流倉庫などの産業シーン向けです。最新のショッピングアシスタント機能は、小売分野での応用に新たな可能性を開きました。


Mentee Roboticsの核心技術は、生成 AIとコンピュータビジョンを含むと予想されています。創業者の背景は、大規模言語モデルとロボットの融合、及びコンピュータビジョン技術に強みがあることを示唆しています。デモでは、MenteeBotが自然言語の命令を理解し、タスクを実行できることが示されています。さらに、NeRF 技術を採用することで、ロボットに「3Dビジョン」を与え、環境認識と動的経路計画能力を強化しています。Sim2Real 手法を通じて、ロボットはシミュレーショントレーニングを現実に適用し、正確に動作とタスクを実行します。


技術の不断の成熟とコストの徐々な低下に伴い、MenteeBotのようなスマートロボットアシスタントが私たちの日常生活の一部になることが期待できると信じる理由があります。彼らは単なる冷たい機械ではなく、私たちを理解し、助け、さらには共に過ごすことができる知的なパートナーとなるでしょう。


人工知能とロボット技術が急速に発展する今日、MenteeBotの登場は私たちに期待に満ちた未来のビジョンを描いています。この未来では、人間とロボットが調和して共存し、相互に協力し合い、より良い生活を共に創造します。私たちはそのような未来が徐々に展開するのを見守りましょう。


関連記事
CubeMars 一体集成式モーターモジュール ロボットの新しい動力選択
CubeMars 一体集成式モーターモジュール ロボットの新しい動力選択
CubeMarsでは、ロボット駆動の発展を推進することに尽力しています。私たちのAKシリーズモーターモジュールは、高度に統合された革新的なデザインにより、業界の標準となっています。これらのモーターモジュールは、モーターだけでなく、減速機、ドライブボード、外装も統合されており、卓越した性能と信頼性を提供し、精密な制御と高い信頼性が求められるさまざまなロボットシステムに広く使用されています。
Jun 28,2024
CubeMarsは第 22 回全国大学生ロボットコンテストROBOCONに対してパワースポンサーを提供します
CubeMarsは第 22 回全国大学生ロボットコンテストROBOCONに対してパワースポンサーを提供します
7 月 5 日から7 月 8 日まで、中国高等教育学会、中国工程院戦略相談センターの指導のもと、全国大学生ロボットコンテスト組織委員会が主催し、全国応用技術学院(大学)連盟、山東放送テレビ局が支持し、南京理工大学、江陰市人民政府が承办する第 22 回全国大学生ロボットコンテストROBOCONが江苏省江陰市の南京理工大学江陰キャンパス体育館で開催されます。
Jul 12,2023
2026 ヒューマノイドおよび四足ロボット向け Quasi Direct Drive(QDD)モーター概要
2026 ヒューマノイドおよび四足ロボット向け Quasi Direct Drive(QDD)モーター概要
QDDモーターがヒューマノイドおよび四足ロボットにおいて、トルク制御、応答性、効率をどのように向上させ、動的性能を高めるのかを解説します。
Mar 05,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ