Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
外骨格ロボット用モーターの主要要件
外骨格アプリケーションにおけるパワー密度の理解
外骨格ロボットにおけるモーター選定の人間安全性の考慮
外骨格ロボット向けモーター技術
設計トレードオフ:パワー vs 安全性 vs 快適性
外骨格ロボット向け CubeMars モーター選定
結論

パワーと安全性を両立する外骨骼モーターの選び方

CubeMars / Apr 10,2026

外骨格ロボットは、人間と機械の関わり方を急速に変革しており、筋力の強化、移動能力の向上、そしてより効率的なリハビリテーションを可能にしています。移動障害のある患者を支援する医療用補助装置から、作業者の疲労や負傷リスクを軽減する産業用システムに至るまで、外骨格は現代ロボティクスにおいて不可欠な存在となりつつあります。

 

従来のロボットとは異なり、外骨格システムは人間の身体と直接的に接触した状態で動作します。この基本的な特性により、独自の工学的課題が生じ、単に出力性能だけで評価することはできません。代わりに、アクチュエータ設計では、人体中心の高度に制約された環境の中で、出力、重量、応答性、安全性のバランスを慎重に取る必要があります。

 

すべての構成要素の中でも、モーターはシステム性能を決定づける重要な役割を担っています。トルク出力、動作の滑らかさ、エネルギー効率、そしてユーザーの快適性に直接影響を与えます。しかしながら、モーターの出力を単純に高めればよいというわけではありません。出力の増加はしばしば重量の増大、熱負荷の上昇、制御の複雑化を招き、これらは装着性やユーザーの安全性に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

そのため、外骨格ロボットにおけるモーター選定では、以下の2つの重要な要素が鍵となります:

  • パワー密度 — サイズや重量を最小限に抑えつつ、十分な出力を確保すること

  • 人間の安全性 — ユーザーとの相互作用において、柔軟で予測可能かつ安全であることを保証すること

 

これらの要素の最適なバランスを実現することが、効果的で信頼性の高い外骨格システム設計の鍵となります。以下のセクションでは、モーターに求められる主要要件、パワー密度の重要性、そしてウェアラブルロボティクスにおけるアクチュエータ設計を導く安全性の考慮事項について詳しく解説します。


外骨格ロボット用モーターの主要要件


外骨格ロボットのモーター設計には、従来のロボットシステムとは根本的に異なるアプローチが求められます。これらのデバイスは人体と直接接触して動作するため、アクチュエータの性能は単なる出力能力にとどまらず、安全で自然かつ効率的な人間の動作を実現する必要があります。

以下は、ウェアラブルロボティクス向けモーター選定においてエンジニアが考慮すべき主な要素です:

 

高い出力重量比

 

外骨格は装着型システムであるため、重量は極めて重要な制約条件となります。重量が1kg増えるごとに代謝負荷が増加し、特にリハビリテーションや産業支援などの長時間使用において、ユーザーの快適性が低下します。


そのため、モーターは軽量性を維持しながら十分なトルクと出力を提供する必要があります。高い出力重量比により、以下の利点が得られます:

  • ユーザーへの身体的負担の軽減

  • エネルギー効率およびバッテリー寿命の向上

  • 過度に大型化することなく、優れた動的性能を実現


下肢外骨格では関節トルクの要求が高く(例:膝関節では数十Nmが必要)、コンパクトかつ高出力のアクチュエータが不可欠となります。

 

コンパクトかつ軽量な統合設計


モーター単体の重量だけでなく、アクチュエータ全体のパッケージングも同様に重要です。外骨格の関節は人体構造に密接に適合する必要があるため、機械部品に使えるスペースは非常に限られています。


モーター、減速機、ドライバ電子回路を一体化した高集積アクチュエータ設計には、以下の利点があります:

  • システムの複雑さおよび配線の削減

  • 関節への機械的統合が容易

  • 信頼性の向上と迅速な導入


特にコンパクトなモジュール型アクチュエータは、スペース制約や人間工学が使用性に直結するウェアラブルロボティクスにおいて大きな利点となります。

 

バックドライバビリティと機械的コンプライアンス

 

産業用ロボットとは異なり、外骨格はシステムが無電源の状態や補助モードで動作している場合でも、人間の自然な動作を妨げてはなりません。そのため、アクチュエータにはバックドライバビリティ(外力によって容易に駆動される特性)が求められます。


主な利点は以下の通りです:

  • より自然で直感的な動作の実現

  • 関節のミスアライメントや怪我のリスク低減

  • 予期しない接触時の安全性向上


バックドライバビリティは、減速比、摩擦、モーター慣性などの要素に大きく影響されます。低い減速比や最適化された伝達設計により、システムのコンプライアンス(柔軟性)を大幅に向上させることが可能です。


この概念は、近年の準直駆動(QDD)アクチュエーションに関する研究によってさらに裏付けられています。低インピーダンスのアクチュエータは、バックドライバビリティと相互作用の安全性を大幅に向上させることが示されています。

 

例えば、QDDベースの外骨格システムに関する研究では、人間とロボットの相互作用力を高精度で推定でき、その平均誤差は定格出力の約6.4%に抑えられることが確認されています。これにより、より応答性が高く安全なアシストが可能となります。

 

human-exoskeleton-interaction-force-estimation

 


高精度なトルクおよび位置制御

 

外骨格の性能は、システムがどれだけ正確に人間の動作と同期できるかに大きく依存します。そのため、トルク出力と位置の両方を精密に制御することが求められます。


多くの用途において、特にトルク制御が重要です:

  • リハビリテーションシステムでは、制御された補助や抵抗が必要

  • 歩行支援システムでは、リアルタイムの動作パターンへの適応が必要

  • 人とロボットの相互作用には、滑らかで予測可能な力の出力が不可欠


高分解能センサーと高度な制御アルゴリズムにより、アクチュエータは安定かつ高応答な性能を発揮し、ユーザーと機械のシームレスな協調動作を実現します。

 

効率性と熱マネジメント

 

外骨格は通常バッテリー駆動であるため、モーターの効率は稼働時間やシステムの実用性に直結します。効率の低いモーターは電力を急速に消費するだけでなく、過剰な熱を発生させます。


ウェアラブルシステムにおいては、熱性能が特に重要です:

  • 熱の蓄積はユーザーの快適性や安全性に影響を与える

  • 限られたスペースにより冷却手段が制約される

  • 連続動作には安定した温度管理が必要


高効率なモーター設計と最適化されたドライブエレクトロニクスの組み合わせにより、熱リスクを最小限に抑えつつ、安定した性能を維持することが可能になります。

 

これらの要件を総合すると、重要な現実が浮かび上がります。すなわち、外骨格ロボットにおけるモーター選定は、多変数の工学的課題であるということです。

 

出力、サイズ、コンプライアンス、制御精度、熱特性といった要素をすべてバランスさせることで、単に高性能であるだけでなく、装着可能で安全かつ直感的に使用できるシステムを実現することが求められます。

 

外骨格アプリケーションにおけるパワー密度の理解


パワー密度は、外骨格用モーター設計における重要な要素の一つです。これは、モーターがそのサイズや重量に対してどれだけの出力を発揮できるかを示す指標です。ウェアラブルロボティクスにおいて、高いパワー密度は不要なかさばりを増やすことなく強力な補助を提供できるため、装着性と快適性の維持に直結します。

 

外骨格におけるパワー密度の意味


簡単に言えば、高いパワー密度を持つモーターは、コンパクトで軽量なまま高い出力を実現します。外骨格は人体に直接装着されるため、わずかな重量増加でもユーザーの疲労を高め、快適性を低下させる可能性があります。


また、高いパワー密度は人間の動きに素早く応答し、滑らかで自然な動作を維持する上でも重要です。

 

なぜパワー密度が重要なのか


高いパワー密度は、ウェアラブルロボティクスにおいて以下のような利点をもたらします:

  • 快適な装着性(Comfortable Wearability) – 軽量なモーターによりユーザーへの負担を軽減

  • エネルギー効率(Energy Efficiency) – 小型で高効率なモーターはバッテリー消費を抑制

  • 高い応答性(Responsive Movement) – 低慣性のアクチュエータにより自然な動作を実現

  • 容易な統合(Simpler Integration) – コンパクト設計により関節構造への組み込みが容易

 

要するに、パワー密度は外骨格ロボットに「高出力」と「装着性」を両立させるための鍵となる要素です。

 

この原理の実際の応用例としては、CubeMarsロボティックアクチュエーターがジョージア工科大学のAI外骨格を駆動、Science Advancesに掲載、が挙げられます。この事例では、高いパワー密度を持つアクチュエータにより、さまざまな地形に応じた適応的なアシストが可能となっています。

 

このシステムは、リアルタイムの地形認識に基づいてトルク出力を動的に調整し、軽量なウェアラブル構造を維持しながら、強力な補助と自然な動作の両立を実現しています。




高パワー密度設計におけるトレードオフ

 

高いパワー密度は明確な利点をもたらす一方で、いくつかの工学的課題も伴います:

  • 熱マネジメント(Thermal Management) – 小型で高出力のモーターは、適切に冷却されなければ急速に過熱する可能性がある

  • 機械的ストレス(Mechanical Stress) – コンパクト設計ではギアやベアリングへの負荷が増加し、寿命が短くなる可能性がある

  • コストと材料制約(Cost and Material Constraints) – 高度な合金、磁石、巻線技術は製造コストを押し上げる要因となる

  • トルクと速度のトレードオフ(Torque vs Speed Trade-off) – 高速モーターは高いパワー密度を実現できるが、トルク要件を満たすために減速機構が必要になる場合がある

 

これらのトレードオフのバランスを取ることは、パワフルでありながら装着可能で信頼性の高いモーターを実現する上で極めて重要です。

 

外骨格モーター選定への示唆

 

外骨格用モーターを選定する際には、最大出力だけでなく、連続出力、熱制約、応答特性なども考慮する必要があります。

 

以下の設計指針が重要となります:

  • 単位重量あたりの出力を最大化するため、高効率なブラシレスモーターを選択する

  • バックドライバビリティとコンプライアンスを維持するため、減速比を慎重に評価する

  • スペース効率と高出力を両立するため、モーター・ギアボックス・ドライバを統合したモジュール型アクチュエータを検討する

 

実際には、高パワー密度モーターは現代の外骨格システムの中核となっており、性能とユーザー快適性の両立を支える重要な要素となっています。

 

外骨格ロボットにおけるモーター選定の人間安全性の考慮


外骨格ロボットは人体と直接接触して動作するため、モーター選定において安全性は最優先事項となります。従来のロボットとは異なり、これらのシステムは人間の動作に滑らかに追従し、いかなる状況でも負傷リスクを防ぐ必要があります。外骨格における人間の安全性は、機械設計と制御戦略の両方に依存します。

 

機械的安全性


安全な外骨格はハードウェア設計から始まります。モーターおよび関節は、負傷リスクを最小限に抑えるよう設計される必要があります:

  • 低慣性モーター(Low Inertia Motors) – 可動部の質量を軽減することで、急停止や衝突時の衝撃を低減

  • コンプライアントアクチュエータ(Compliant Actuators) – 柔軟性やシリーズ弾性構造により、予期しない外力を吸収

  • 安全な関節可動範囲(Safe Joint Range) – 各関節の動作範囲を制限し、過伸展や不自然な姿勢を防止


機械的安全性により、万が一の故障やユーザーの急な動作が発生した場合でも、システムが人体に危害を与えないようにすることができます。

 

制御レベルの安全性


モーター制御は、人とロボットの安全な相互作用を維持する上で重要な役割を果たします:

  • トルク制限 – モーター出力がユーザーにとって安全な範囲を超えないよう制御

  • 衝突検知 – センサーにより異常な抵抗を検知し、動作を停止または調整

  • 滑らかな動作プロファイル – 急激な加減速を避け、自然で滑らかな動作を実現


これらの制御戦略により、外骨格は使用者を圧倒することなく補助し、直感的かつ予測可能な使用体験を提供します。

 

熱安全性


外骨格は人体に直接装着されるため、熱管理も重要な安全要素です:

  • モーターは連続動作中でも発熱を最小限に抑える設計が必要

  • 長時間使用時でも表面温度は安全な範囲に保たれる必要がある

  • 効率的な冷却設計や低発熱設計により、ユーザーとデバイス双方の安全性を確保


これらの要素により、異常状態や電源障害時でもシステムの安全性が維持されます。

 

モーター選定への示唆


人間の安全性を考慮した外骨格用モーター選定では、以下が重要となります:

  • 低慣性かつ滑らかで制御しやすい出力特性を持つモーターを選択する

  • 自然で安全な動作のためにバックドライバビリティとコンプライアンスを優先する

  • 安全機能を統合しつつコンパクト性を維持できるモジュール型アクチュエータを検討する


機械的安全性と制御安全性の両面から設計を最適化することで、外骨格はユーザーの安全性を損なうことなく効果的な支援を提供することが可能になります。

 

外骨格ロボット向けモーター技術


motor-technologies-for-exoskeleton-robots


外骨格設計において、適切なモーター技術の選定は中核となる要素です。モーターは性能、装着性、安全性に直接影響し、それぞれの技術は異なる強みを持っています。これらを正しく理解することで、より自然で安全かつ効率的なシステム設計が可能になります。

 

1.  ブラシレスDCモーター(BLDC)

 

なぜ広く使われるのか:

  • 高効率により電力を機械出力へ変換し、バッテリー寿命を延長

  • コンパクトかつ軽量で、ユーザー負担を増やさず高出力を実現

  • 滑らかで高精度なトルク制御により、人間のような自然な動作を実現

 

適用分野:

  • 上肢・下肢両方の外骨格

  • 高い信頼性と応答性が求められる支援用途

 

BLDCモーターは多くのウェアラブルロボットの基盤であり、性能と実用性のバランスに優れています。

 

2.  フレームレスモーター

 

フレームレスモーターはハウジングを持たないモーターコアであり、外骨格の関節へ直接統合することが可能です。

 

利点:

  • 省スペース性 – コンパクトな関節構造に最適

  • カスタム統合 – ギア、センサー、エンコーダとの柔軟な組み合わせが可能

  • 高パワー密度 – 小型空間で大きなトルクを実現

 

適用分野:

  • 軽量リハビリテーションデバイス

  • ミリ単位の設計精度が求められるロボットアームや脚部

 

フレームレスモーターは、人間とのインターフェースにアクチュエータを自然に埋め込む設計自由度を提供します。

 

3.  一体型アクチュエータモジュール

 

モーター、減速機、ドライバ電子回路を一体化した完全統合型ユニットです。

 

メリット:

  • 機械・電気設計の統合が容易

  • 配線の削減と故障リスクの低減

  • 一貫性のある予測可能な動作性能

 

CubeMarsモジュールの特徴:

  • 軽量設計ながら高トルク密度を実現

  • 人間との相互作用に適した滑らかな制御性

  • モジュール構造により関節ごとの柔軟なカスタマイズが可能

 

統合型アクチュエータは、部品単体ではなくシステム全体設計に集中することを可能にします。

 

4. 技術比較(概要)


技術主な強み最適用途
BLDCモーター高効率・滑らかな制御汎用外骨格
フレームレスモーター省スペース・高い設計自由度コンパクト関節・特殊設計
一体型アクチュエータ統合性・安定性能産業・医療用ウェアラブルロボット


5.  アプリケーション別の最適選択

 

  • リハビリテーション用外骨格:滑らかな動作、安全性、コンプライアンスが最優先 → フレームレスまたは一体型アクチュエータが適合

  • 産業支援ロボット:高トルクと連続出力が重要 → BLDCまたは一体型モジュールが有力

  • パフォーマンス向上システム:高応答性と動的性能が必要 → 高パワー密度BLDCまたは高性能統合アクチュエータ

 

適切なモーター技術の選定とは、性能・安全性・快適性のバランスを最適化し、人間にとって自然で信頼できる外骨格を実現することに他なりません。

 

設計トレードオフ:パワー vs 安全性 vs 快適性


外骨格ロボットの設計には、パワー・安全性・ユーザー快適性の間で慎重なバランスが求められます。従来のロボットとは異なり、ウェアラブルデバイスは人間の健康や安全を損なうことなく支援機能を提供する必要があります。設計上の各選択は、複数の性能要素に同時に影響を与えます。

 

1.  パワー vs 装着性

 

高出力モーターはより強い補助力と高速応答を可能にしますが、その分重量やサイズが増加します。これにより、長時間使用時の装着性が低下する可能性があります。


考慮点:

  • 重いモーターは長時間使用時の疲労を増加させる

  • 大型アクチュエータは関節可動域を制限する可能性がある

  • 必要トルクを満たしつつ、最小サイズのモーターを選定することが重要


最適設計は、十分な出力を確保しながら軽量性と快適性を維持することにあります。

 

2.  安全性 vs 応答性

 

応答が速すぎるモーターは使用者に危険をもたらす可能性があり、一方で過度に保守的な制御は不自然で遅い動作になります。安全性にはトルクと動作の精密な制御が不可欠です。


主なアプローチ:

  • 過剰な力を防ぐためのトルク制限

  • 予期しない負荷を吸収するコンプライアンス構造やシリーズ弾性要素の導入

  • 急激な動作を避けるスムーズなモーションプロファイルの実装


安全性と応答性のバランスにより、外骨格は自然かつ安全な補助動作を実現します。

 

3.  快適性 vs 機械的複雑性

 

高性能モーターの統合には、ギアボックス、センサー、電子回路などの複雑な構成が伴うことが多く、これらは性能向上に寄与する一方で、重量や保守性の低下を招く場合があります。


設計戦略:

  • コンパクトで統合されたモジュール型アクチュエータを優先

  • 動作を妨げる配線や外部部品を最小化

  • 関節配置および装着ポイントの人間工学的最適化


どれほど高性能であっても、装着時に不快であればシステムは十分に活用されません。快適性は極めて重要な要素です。

 

4.  最適なバランスの追求

 

すべての外骨格開発にはトレードオフが存在します。用途に応じて優先順位を明確にすることが重要です:

  • リハビリテーション用デバイス:安全性と快適性を最優先し、出力は次点

  • 産業支援外骨格:高出力が重要だが、安全性と人間工学も不可欠

  • パフォーマンス拡張システム:出力と応答性を重視しつつ、快適性も維持

 

最終的に、最も優れた外骨格設計とは、パワー・安全性・快適性の3要素をバランスよく統合し、「強力でありながら、安全で装着可能なシステム」を実現することです。


外骨格ロボット向け CubeMars モーター選定


外骨格システムには、高いパワー密度とユーザー安全性のバランスを取るモーターが求められます。CubeMarsはこれらの要件に最適化された多様なアクチュエータを提供しており、設計者が十分な補助力を確保しながら、快適性と信頼性を維持できるよう支援します。

 

モーターカテゴリ推奨CubeMarsモデル主な用途CubeMarsの特長
関節用アクチュエータモジュールAK10‑9 V3.0 KV60, AK80-9 V3.0 KV100リハビリ用外骨格、ウェアラブル支援装置、軽量産業支援コンパクトなプラグアンドプレイ設計;出力と安全な人間相互作用のバランス
準直駆動(QDD)モーターAKE90‑8 KV35, AKE80‑8 KV30パフォーマンス拡張外骨格;高速応答が求められる下肢駆動モーターと減速機の一体化設計;高応答かつ安全な動作
フレームレストルクモーターRI60 KV120, RO80 KV105カスタム産業・研究用外骨格;試作開発;専用モビリティシステム高い設計自由度;高トルク密度と自然で安全な動作を実現


CubeMarsのモーター技術を外骨格の具体的要件に適合させることで、設計者は高出力・装着性・安全性を兼ね備えたシステムを実現できます。また、CubeMars製品ファミリーの柔軟性と高い統合性を活用することが可能です。


結論


外骨格用モーターの選定は、パワー密度、応答性、人間の安全性のバランスを取る高度な設計課題です。高性能かつコンパクトなアクチュエータは、軽量で快適、かつ直感的に使用できるウェアラブルシステムを実現しながら、強力な補助を可能にします。CubeMarsのモーター(AKシリーズ関節アクチュエータ、AKE準直駆動ユニット、RI/ROフレームレスモジュール)は、滑らかな動作、高精度トルク制御、優れた出力重量比を提供し、人間中心のロボットシステム特有の課題に対応します。

 

リハビリテーション、産業支援、パフォーマンス強化といった用途に応じて適切なモーター技術を選定することで、安全で高効率、かつユーザーフレンドリーな外骨格の開発が可能となります。CubeMarsのソリューションは、高いモジュール性、統合の柔軟性、優れたパワー密度を備え、技術的に優れているだけでなく、人間との相互作用にも最適化された設計を実現します。

関連記事
15歳の少年がAK70-10で自作ロボット犬のバランスをテスト
15歳の少年がAK70-10で自作ロボット犬のバランスをテスト
15歳の少年がCubeMars AK70-10アクチュエーターで自作ロボット犬のバランスをテスト。高度な制御で不整地でもリアルタイム安定性を実現。
Aug 06,2025
ダニエル・シムのロボットがアメリカのタレントショーのステージに登場し、CubeMars AKシリーズのモーターがパフォーマンスをサポートしました
ダニエル・シムのロボットがアメリカのタレントショーのステージに登場し、CubeMars AKシリーズのモーターがパフォーマンスをサポートしました
アメリカズ・ゴット・タレント』(America's Got Talent)で、アーティストのダニエル・シミュ(Daniel Simu)氏とロボットがステージに上がり、見事なダンスを披露するユニークなパフォーマンスが放送される
May 14,2024
私たちはなぜ人型ロボットにこだわるのでしょうか?
私たちはなぜ人型ロボットにこだわるのでしょうか?
人型ロボットに関するどのビデオの下でも、誰かがこう尋ねる:なぜ人型ロボットにこだわるのか?二足歩行や四足歩行、あるいは車輪付きの方が作業環境に適応するのではないか?
Aug 21,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ