Le parcours des robots humanoïdes

CubeMars / Oct 20,2023

Le parcours des robots humanoïdes : de Herbert Televox en 1927 au "Prime Mover" de Tesla


L’exploration des robots humanoïdes s’étend sur près d’un siècle, depuis le rudimentaire Herbert Televox de Westinghouse en 1927 jusqu’au sophistiqué « Prime Mover » de Tesla aujourd’hui. Ce parcours reflète la fascination de l’humanité pour l’identité du créateur et son imagination ultime de la technologie. Cependant, les robots humanoïdes n’ont pas été la forme principale dans l’industrie de la robotique en raison de leur coût élevé et des défis technologiques qu’ils représentent.


Les experts de l’industrie estiment désormais que l’adoption généralisée des grands modèles d’IA comble une lacune cruciale dans le domaine des robots humanoïdes. Les technologies précédentes ne pouvaient pas gérer efficacement la complexité des formes humanoïdes. Aujourd’hui, ces problèmes se résolvent progressivement. Lors d’un séminaire hors ligne, un intervenant a mentionné que les robots humanoïdes entreront dans divers secteurs à l’avenir.


Parallèlement, lors des discussions avec des équipes de startups en robots humanoïdes, il a été révélé que la plupart des composants de l’industrie peuvent désormais être produits localement. Dans le Zhejiang, des entreprises comme Hikvision et Zhejiang Dahua ont atteint des niveaux mondialement compétitifs dans les capteurs visuels. Pour le traitement du langage naturel et les réponses, Alibaba et Hangzhou Yizhi Intelligence ont accumulé des années d’expertise. Les composants clés, tels que les servomoteurs et les actionneurs réducteurs de CubeMars, figurent parmi les meilleurs de l’industrie.


Ces dernières années, le développement technologique du matériel a réduit les coûts de production des robots humanoïdes. Par exemple, l’« Expedition A1 », dont le coût est inférieur à 30 000 $, est nettement plus abordable que l’Atlas de Boston Dynamics, vendu 2 millions de dollars l’unité. Cela place les robots humanoïdes dans la fourchette budgétaire de nombreux laboratoires universitaires de robotique.


La capacité technique est une condition préalable, mais la demande réelle constitue un moteur important. Avec le soutien des grands modèles d’IA, les utilisateurs ne se contentent plus de robots « spécialistes » contrôlés uniquement par du code. Ils s’attendent à ce que les robots acquièrent diverses compétences par auto-apprentissage, interagissent de manière plus naturelle et intelligente avec leur environnement et accomplissent une variété de tâches, devenant une intelligence incarnée. « La prochaine vague de l’intelligence artificielle sera l’intelligence incarnée », a prédit Huang Renxun, PDG de NVIDIA, dans un discours récent.


En réponse à cette tendance émergente d’intelligence incarnée, plus tôt cette année, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information et 16 autres départements ont publié le « Plan de mise en œuvre de l’action d’application Robot+ ». Par la suite, les gouvernements locaux de Pékin, Shenzhen, Shanghai et d’autres régions ont introduit des politiques pour encourager le développement et la production en série de composants et de produits complets pour robots humanoïdes.


Avec les avancées technologiques, l’afflux de capitaux et le soutien gouvernemental, en 2023, diverses entreprises sont entrées dans le domaine des robots humanoïdes, attirant les investissements de sociétés renommées telles que Gaorong, Hillhouse et Weiwei. L’« Expedition A1 » a non seulement attiré des capitaux de ces sociétés, mais aussi des investissements du fonds privé de Li Yanhong, de TikTok et des actifs publics locaux, devenant la coqueluche du capital dans la course aux robots humanoïdes.


Articles connexes
Pourquoi les actionneurs planétaires à arbre creux deviennent-ils de plus en plus populaires en robotique ?
Pourquoi les actionneurs planétaires à arbre creux deviennent-ils de plus en plus populaires en robotique ?
Actionneurs planétaires à arbre creux pour la robotique : structure, avantages et applications dans les robots humanoïdes, quadrupèdes et systèmes d’exosquelette
May 07,2026
Quels paramètres examiner pour le moteur d'un robot-chien ? De « capable de bouger » à « haute performance »
Quels paramètres examiner pour le moteur d'un robot-chien ? De « capable de bouger » à « haute performance »
Choix du moteur pour robot quadrupède : du couple à la rapidité de réponse. Des cas concrets révèlent les paramètres clés pour les scénarios dynamiques, industriels et de recherche.
Apr 14,2026
Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur CubeMars AK60-6
Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur Cu...
Récemment, une équipe d’étudiants népalais a développé avec succès un prototype de prothèse cheville-pied basé sur le moteur CubeMars AK60-6 et l’a soumis à des tests rigoureux.
Mar 25,2025