Centre vidéo
Table des matières
Préparation
Étape 1 : Guide de câblage du matériel principal
Étape 2 : Initialisation de l’ESC et calibration de la course des gaz
Étape 3 : Test du sens de rotation et vérification de la direction de poussée
Démonstration vidéo et présentation des résultats
Questions fréquentes (FAQ)
Découvrez davantage de solutions de propulsion pour robots sous-marins

Tutoriel : Comment connecter l’ESC sous-marin TW de CubeMars aux propulseurs

CubeMars / Jun 26,2026

Lors du développement de drones sous-marins (ROV/AUV) ou de robots d’exploration marine, la stabilité et l’étanchéité du système de propulsion déterminent directement le succès de la mission.

 

Ce tutoriel vous explique étape par étape comment connecter et configurer correctement le contrôleur électronique de vitesse sous-marin série TW CubeMars (Underwater TW ESC) ainsi que les propulseurs sous-marins associés (Thrusters).

 

Grâce à ce guide, vous maîtriserez les principales règles de câblage, la logique de calibration de la course des gaz ainsi que les étapes de test de sécurité avant la mise à l’eau, afin d’offrir rapidement à votre robot sous-marin une propulsion puissante, stable et fiable.


Préparation


Avant de commencer le câblage, assurez-vous de disposer du matériel et des outils suivants :

 

  1. Matériel principal: ESC sous-marin série TW CubeMars,Propulseur sous-marin compatible

  2. Système d’alimentation:Batterie avec une tension adaptée (par exemple une batterie lithium) Connecteurs d’alimentation

  3. Système de contrôle: Contrôleur de vol, récepteur ou contrôleur principal sous-marin prenant en charge la sortie de signal PWM

  4. Outils auxiliaires: Ruban isolant étanche,Gaine thermorétractable,Tournevis,Multimètre (pour vérifier les courts-circuits)

 

Étape 1 : Guide de câblage du matériel principal


Dans un environnement sous-marin, le câblage doit être réalisé avec une grande précision. Le moindre court-circuit ou faux contact peut provoquer une panne du système.

 

Veuillez suivre les trois principes de connexion essentiels suivants :

 

  1. Connexion d’alimentation (entrée de puissance): Connectez fermement le pôle positif (VCC) et le pôle négatif (GND) de la batterie aux bornes d’alimentation de l’ESC TW. Attention :Utilisez impérativement un multimètre pour vérifier la polarité. Une inversion des bornes peut endommager instantanément l’ESC.

  2. Connexion du propulseur (sortie de puissance): Connectez les trois câbles de phase du propulseur sous-marin (généralement U/V/W ou trois câbles de même couleur) aux sorties moteur de l’ESC.Dans un environnement sous-marin, il n’est pas nécessaire de respecter strictement l’ordre des phases. Si le sens de rotation est incorrect lors du test, il suffit d’inverser deux des trois câbles pour changer le sens de rotation.

  3. Connexion du signal (entrée de commande):Connectez le câble de signal PWM et le câble de masse (GND) du contrôleur de vol ou du récepteur à l’entrée de signal de l’ESC.Assurez-vous que la masse du signal et la masse d’alimentation sont communes afin de garantir la stabilité du signal de commande.Consigne de sécurité : Après validation du fonctionnement, toutes les bornes exposées doivent être soigneusement isolées et étanchéifiées avec du silicone étanche, de la résine époxy ou une gaine thermorétractable.


Étape 2 : Initialisation de l’ESC et calibration de la course des gaz


Avant la première utilisation du propulseur sous-marin, il est nécessaire d’effectuer une calibration de la course des gaz (Throttle Calibration).

 

Cette étape permet à l’ESC d’identifier précisément les valeurs minimale et maximale du signal envoyé par le contrôleur ou le récepteur, afin d’éviter une rotation soudaine du propulseur après la mise à l’eau.

 

Procédure de calibration


  1. Assurez-vous que le propulseur est dans une situation sûre.(Vous pouvez effectuer la calibration sans connecter le propulseur ou vérifier qu’aucun objet ne se trouve à proximité.)

  2. Placez le manche des gaz de la radiocommande ou du contrôleur principal en position maximale (100 %).

  3. Mettez l’ESC TW sous tension.L’ESC émet un signal sonore spécifique indiquant qu’il enregistre la position maximale.

  4. Ramenez rapidement le manche des gaz à la position minimale (0 %).L’ESC émet un nouveau signal sonore confirmant l’enregistrement du point bas.

  5. La calibration est terminée et l’ESC passe en mode veille.


Étape 3 : Test du sens de rotation et vérification de la direction de poussée


La configuration des propulseurs d’un robot sous-marin (comme une configuration vectorielle ou en X) impose des exigences strictes concernant le sens de rotation.

 

Étapes du test


  1. Augmentez progressivement la commande des gaz et observez le sens de rotation du propulseur ou la direction du flux d’eau.

  2. Comparez avec les plans de conception afin de vérifier que la direction de poussée est correcte.

  3. Si le sens est inversé :Il n’est pas nécessaire de modifier le programme ou les paramètres du contrôleur.Coupez simplement l’alimentation puis inversez deux des trois câbles de phase reliant l’ESC au propulseur. Le sens de rotation du moteur sera alors inversé.

 

Démonstration vidéo et présentation des résultats


Après avoir terminé les étapes précédentes, votre système de propulsion sous-marin est prêt à fonctionner.Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir la démonstration complète, les détails du câblage ainsi que les tests de poussée sous-marine.

 

Questions fréquentes (FAQ)


Q1 : Après la mise sous tension, le propulseur émet des bips mais ne tourne pas. Que faire ?

 

R :Cela est généralement dû à un signal non reconnu ou à une mauvaise position initiale des gaz.Veuillez vérifier :

 

  1. Que le câble de signal est correctement connecté et que les masses sont communes

  2. Que le manche des gaz est bien en position minimale (0 %) lors de la mise sous tension

  3. Que la calibration de la course des gaz a été effectuée

 

Q2 : L’ESC sous-marin nécessite-t-il une protection étanche supplémentaire ?

 

R :L’ESC série TW de CubeMars dispose déjà d’une conception d’étanchéité sous-marine fiable, généralement basée sur un boîtier résistant à la pression et des connecteurs étanches.Cependant, les connexions de câbles modifiées ou prolongées par l’utilisateur doivent recevoir une protection supplémentaire contre l’eau (par exemple un encapsulage).C’est l’étape la plus importante pour éviter les infiltrations d’eau et les courts-circuits.

 

Q3 : Est-il normal que l’ESC ou le moteur chauffe fortement après une utilisation prolongée ?

 

R :Les équipements sous-marins utilisent l’eau environnante pour dissiper la chaleur.Si le système fonctionne longtemps à pleine charge dans l’air, une montée en température est normale.Lors des tests réels dans l’eau, assurez-vous que le propulseur est complètement immergé afin d’obtenir une dissipation thermique optimale.


Découvrez davantage de solutions de propulsion pour robots sous-marins


CubeMars fournit des solutions de propulsion efficaces et fiables pour les drones sous-marins, les ROV et les équipements d’exploration marine du monde entier.

 

[En savoir plus sur les caractéristiques de l’ESC sous-marin série TW de CubeMars]

Articles connexes
KLEIYN : Robot quadrupède grimpeur de murs alimenté par CubeMars
KLEIYN : Robot quadrupède grimpeur de murs alimenté par CubeMars
Découvrez comment le robot KLEIYN utilise des moteurs CubeMars et une articulation de taille active pour maîtriser l’escalade murale grâce à l’apprentissage par renforcement (RL) et au CGCL, atteignant 150 mm/s sur des murs étroits.
Jun 18,2026
Comment téléverser et calibrer le firmware via le logiciel PC V3.0
Comment téléverser et calibrer le firmware via le logiciel PC V3.0
1.在下拉列表选择对应固件;2.单击"跳转引导”:3.单击“开始升级”,等待升级进度条完成至 100%;4.单击"跳转应用”,等待5s,电机进入运行模式,固件更新完毕。
Dec 22,2025
Un problème moteur sur la série AK ? Remettons-le en état !
Un problème moteur sur la série AK ? Remettons-le en état !
Un problème moteur sur la série AK ? Remettons-le en état !
Oct 22,2024