Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Qué determina el número de motores en un robot
Cantidad de Motores según el Tipo de Robot
Compromisos de Ingeniería — Optimización del Uso de Motores
Respuesta Rápida — ¿Cuántos Motores Tiene un Robot?
Cómo Elegir la Cantidad Adecuada de Motores
Soluciones Recomendadas — Serie de Actuadores CubeMars
Conclusión 

¿Cuántos motores puede tener un robot?

CubeMars / Nov 03,2023

El número de motores en un robot puede variar desde uno solo hasta decenas, dependiendo de su complejidad, estructura y aplicación prevista. No existe una regla universal, ya que la cantidad de motores depende de la complejidad del robot, el diseño mecánico, la función prevista y las restricciones del sistema. En última instancia, determinar cuántos motores puede incorporar un robot requiere un análisis de ingeniería cuidadoso, equilibrando los requisitos de movimiento, las consideraciones estructurales y las limitaciones prácticas.

 

Para comprender cuántos motores necesita realmente un robot, es esencial examinar primero los factores clave que definen la cantidad de motores en sistemas robóticos reales.

 

Qué determina el número de motores en un robot


La cantidad de motores en un robot no es arbitraria. En la práctica de la ingeniería, el número de motores se deriva de una combinación de los siguientes factores clave:

 

what-determines-the-number-of-motors-in-a-robot.png


Grados de Libertad (DOF)

 

Los grados de libertad (DOF) definen cuántos movimientos independientes puede realizar un robot. En la mayoría de los sistemas robóticos, cada grado de libertad requiere al menos un actuador:

  • Un robot de ruedas simple puede tener 2 DOF (movimiento hacia adelante y giro)

  • Un brazo robótico típico requiere 6 DOF para manipulación espacial completa

  • Los robots humanoides a menudo superan los 20 DOF para replicar el movimiento humano

 

Regla general: El número de motores está estrechamente alineado con el número de grados de libertad requeridos por el sistema. Sin embargo, esto no siempre es una relación estricta uno a uno, ya que algunos diseños utilizan mecanismos acoplados o actuadores compartidos.

 

Requisitos de Carga y Torque

 

La cantidad de motores también está influenciada por la carga que cada articulación o mecanismo debe soportar.

 

Aplicaciones de alta carga pueden requerir:

  • Motores más grandes

  • Múltiples motores por articulación

  • Los sistemas ligeros pueden reducir la cantidad de motores utilizando soluciones de menor torque.

 

Ejemplos:

  • Los brazos robóticos industriales que manipulan cargas pesadas pueden requerir mayor torque en articulaciones clave

  • Los robots portátiles priorizan la actuació n ligera para reducir la fatiga del usuario

 

Esto significa que la selección de motores y la cantidad de motores suelen estar interrelacionadas.

 

Movimiento y Estructura Cinética

 

El diseño mecánico del robot afecta directamente cuántos motores se necesitan:

  • Estructuras en serie (por ejemplo, brazos robóticos) normalmente requieren un motor por articulación

  • Sistemas paralelos o cableados pueden reducir el número de motores distribuyendo la fuerza en varias articulaciones

  • Mecanismos acoplados o diferenciales permiten que múltiples movimientos sean impulsados por menos motores

 

Diferentes arquitecturas cinemáticas pueden cambiar significativamente el número de actuadores necesarios, incluso para salidas de movimiento similares.

 

Arquitectura de Control y Complejidad del Sistema

 

El sistema de control juega un papel crítico en determinar cuántos motores puede gestionar efectivamente un robot.

1.  Más motores requieren:

  • Más canales de control

  • Mayor demanda computacional

  • Sincronización más compleja

 

2.  Menos motores:

  • Simplifican el control

  • Reducen la dificultad de integración del sistema

 

En la práctica, los ingenieros deben garantizar que el sistema de control pueda manejar la configuración de motores seleccionada sin introducir inestabilidad o latencia.

 

Restricciones de Potencia, Espacio e Integración

 

Los sistemas reales siempre están limitados por restricciones físicas y eléctricas:

  • Suministro de energía: limita el número total de motores y su salida

  • Restricciones de espacio: limitan el tamaño y la colocación de los motores

  • Gestión térmica: afecta la operación continua

  • Complejidad de cableado e integración: aumenta con la cantidad de motores

En sistemas robóticos compactos, estas restricciones a menudo se convierten en el factor limitante, más que los propios requisitos de movimiento.

 

Estos factores definen los requisitos teóricos de motores de un robot. Sin embargo, en ingeniería práctica, la cantidad final de motores rara vez se determina únicamente por la teoría.

 

Las decisiones de diseño a menudo implican equilibrar rendimiento, complejidad y eficiencia del sistema, lo que conduce a importantes compromisos de ingeniería que refinan aún más el número óptimo de motores.


Cantidad de Motores según el Tipo de Robot


Aunque la teoría establece una base para la cantidad de motores, los diseños reales muestran un panorama más matizado. El tipo de robot determina no solo cuántos actuadores son necesarios, sino también dónde y por qué se colocan. Las prioridades de rendimiento, las necesidades de estabilidad y la complejidad del movimiento configuran de manera distinta las estrategias de actuación.

 

Motores en Robots con Ruedas — Eficiencia mediante Minimalismo


wheeled-robot.png


Los robots con ruedas logran el movimiento con sorprendentemente pocos actuadores. Su objetivo principal es la locomoción simple, a menudo sin mecanismos de articulación complejos. Los ingenieros se concentran en la estrategia de tracción más que en la articulación de las ruedas, lo que los hace inherentemente eficientes.

 

Características clave:

1.  Simplicidad de tracción diferencial: Dos motores controlan las ruedas izquierda y derecha, permitiendo movimiento hacia adelante, atrás y giros.

2.  Tracción opcional en cuatro ruedas: Aumenta la tracción y la distribución de carga sin agregar mecanismos de dirección complejos.

3.  Bajo costo de control: Menos motores simplifican la sincronización y reducen la carga computacional.

 

En la práctica, se agregan actuadores adicionales solo para funciones extra, como manipuladores o sensores.

 

Insight: La cantidad de motores es mínima porque la complejidad del movimiento es baja, no porque los requisitos de rendimiento sean débiles.

 

Motores en Robots Cuadrúpedos — Estabilidad y Coordinación


Los robots cuadrúpedos destacan cómo los requisitos de motores aumentan con las demandas de equilibrio dinámico. Cada pata debe controlar múltiples articulaciones para mantener estabilidad, absorber impactos y adaptarse a terrenos irregulares.


Distribución ilustrativa de motores:

  • 2–4 motores por pata, según los DOF

  • Motores adicionales para controlar la inclinación o el balance del tobillo según el terreno

  • La locomoción a alta velocidad requiere distribución precisa de torque en todas las articulaciones


Estos sistemas muestran que la cantidad de motores crece con los DOF y las necesidades de estabilidad. A diferencia de los robots con ruedas, la falta de un solo actuador puede comprometer el control de la marcha.


Por qué es importante:

  • Cada actuador contribuye al control postural y a la distribución de fuerzas.

  • Los ingenieros equilibran la cantidad de motores frente a peso, potencia y complejidad de control.

 

Motores en Brazos Robóticos — Precisión y Flexibilidad del Área de Trabajo


Los brazos robóticos se basan en cinemática en serie, donde cada articulación afecta directamente la posición del efector final. La cantidad de motores determina el alcance, la destreza y la capacidad para realizar tareas complejas.


Compromisos de diseño:

  • 6 motores para brazos industriales estándar de 6 DOF

  • Motores adicionales para cambiadores de herramientas o redundancia

  • Tamaño y torque del motor deben coincidir con la carga útil y el alcance


Más que contar motores, los ingenieros evalúan cómo la ubicación de los motores influye en precisión y estabilidad. Un motor de alto torque puede reemplazar varios más pequeños si existen restricciones de espacio o peso.


Resumen: La cantidad de motores no es solo un número, refleja la intención funcional, no solo las articulaciones físicas.

 

Robots Humanoides — Complejidad Amplificada


humanoid-robot.png


Los humanoides son la prueba definitiva de planificación de actuadores. Con múltiples extremidades, torso y cabeza, la distribución de motores debe soportar tanto locomoción dinámica como manipulación fina.


Características típicas:

  • 20–40+ motores para control completo del cuerpo

  • Motores en extremidades inferiores para caminar y equilibrio

  • Motores en extremidades superiores para destreza

  • Motores en torso y cuello para orientación


Perspectiva de ingeniería:

1.  La alta cantidad de motores permite movimientos similares a los humanos, pero agrega desafíos de control y potencia.

2.  Actuadores compactos y de alto rendimiento reducen peso manteniendo torque.

3.  La coordinación entre decenas de actuadores requiere algoritmos avanzados y retroalimentación en tiempo real.

Conclusión: La cantidad de motores en humanoides ilustra el equilibrio entre mimetismo biológico y factibilidad práctica.

 

Robots Portátiles — Asistencia Dirigida


Exoesqueletos y robots portátiles priorizan comodidad y alineación de movimiento del usuario. A diferencia de robots completamente autónomos, cada actuador adicional afecta el peso y el esfuerzo del usuario.


Estrategias clave de asignación de motores:

  • 2–10 motores apuntando a articulaciones críticas (cadera, rodilla, tobillo)

  • Actuadores optimizados para relación torque-peso

  • Colocación diseñada para minimizar interferencia con el movimiento natural


Filosofía de diseño:

  • Se prefieren menos motores de alto rendimiento

  • La contribución de cada actuador se evalúa en función de fatiga y seguridad del usuario

 

Observaciones Transversales


En todos los tipos de robots, las decisiones sobre la cantidad de motores se ven influidas por tres factores recurrentes:

1.  Función sobre forma: Lo que el robot debe hacer tiene más peso que los DOF teóricos.

2.  Estabilidad y control: Los motores adicionales se justifican solo si mejoran la confiabilidad del movimiento.

3.  Restricciones de integración: Peso, potencia y ancho de banda de control limitan la cantidad de actuadores factible.

 

Compromisos de Ingeniería — Optimización del Uso de Motores


Determinar el número óptimo de motores rara vez es un ejercicio puramente aritmético. Aunque el diseño mecánico y los grados de libertad (DOF) proporcionan una base teórica, la práctica de ingeniería requiere equilibrar múltiples objetivos en competencia simultáneamente.

 

Cada motor aporta no solo torque y flexibilidad, sino también peso, consumo energético, complejidad de control y posibles desafíos de integración. Los diseños exitosos surgen de evaluar cuidadosamente el beneficio marginal de cada actuador en relación con su costo: mecánico, eléctrico y computacional.

 

En este contexto, la selección de motores se convierte en un problema de optimización a nivel de sistema, donde rendimiento, confiabilidad y practicidad deben converger.

 

Rendimiento vs. Complejidad

 

Agregar más motores generalmente mejora la capacidad de un robot para manipular objetos, mantener estabilidad o atravesar terrenos complejos. Sin embargo, las ganancias marginales disminuyen rápidamente si el sistema no puede coordinar efectivamente los actuadores adicionales.

 

Consideraciones clave:

  • Complejidad de control: Más motores requieren algoritmos de sincronización avanzados, temporización precisa y, potencialmente, arquitecturas de control distribuidas. Sin control adecuado, los actuadores extra pueden causar oscilaciones, retrasos o inestabilidad.

  • Integración mecánica: Cada motor adicional ocupa espacio, aumenta la densidad de articulaciones y puede complicar el ensamblaje. En brazos robóticos compactos o humanoides, la colocación cuidadosa de actuadores es crucial para evitar colisiones o palancas excesivas.

  • Gestión de energía y temperatura: Cada motor consume corriente, y los actuadores densamente empaquetados generan calor que debe disiparse, particularmente en sistemas portátiles o cerrados.


Insight: Los ingenieros suelen evaluar si el beneficio de un motor adicional supera la complejidad extra del sistema y los posibles puntos de fallo.

 

Restricciones de Peso y Tamaño

 

El peso es una limitación principal en robots móviles y portátiles. Más motores aumentan la masa, afectando no solo la eficiencia energética, sino también el rendimiento dinámico y la comodidad del usuario.

 

Observaciones de la práctica de ingeniería:

1.  Los robots móviles pesados requieren motores de mayor torque, que a su vez son más grandes y pesados, creando un ciclo que puede aumentar el peso total del sistema.

2.  Los robots portátiles y exoesqueletos deben minimizar la carga sobre el usuario; cada actuador adicional se evalúa por su necesidad frente a la carga extra.

3.  Las limitaciones térmicas y espaciales restringen cuántos actuadores pueden integrarse compactamente en una articulación o segmento.

 

Seleccionando estratégicamente motores compactos y de alto torque, los diseñadores pueden alcanzar el rendimiento deseado manteniendo peso y tamaño bajo control.

 

Principio de ingeniería: El número ideal de motores equilibra las necesidades de actuación con las limitaciones físicas, en lugar de maximizar los DOF de manera indiscriminada.

 

Costo vs. Capacidad

 

Además de las limitaciones mecánicas y eléctricas, el costo es un factor crítico. Más motores aumentan el número de piezas, la mano de obra de ensamblaje y los requerimientos de mantenimiento.

 

  • Los sistemas con muchos motores ofrecen máxima flexibilidad, redundancia y destreza, pero con mayores costos iniciales y de ciclo de vida.

 

  • Los sistemas con menos motores son más simples, livianos y económicos, pero pueden requerir diseños mecánicos creativos —como articulaciones acopladas o transmisiones diferenciales— para lograr capacidades de movimiento similares.

 

Ejemplo: Un brazo robótico de 6 DOF puede construirse con seis actuadores independientes o con menos motores de alto torque combinados mediante acoplamientos mecánicos. Mientras que la segunda opción reduce el número de motores y costos, puede introducir complejidad mecánica adicional y reducir precisión. Evaluar estos compromisos implica balancear capacidad, costo y mantenibilidad a largo plazo.

 

Consideraciones de Estrategia de Control

 

El número de motores influye directamente en la arquitectura de control:

  • Menos motores: Pueden requerir enlaces cinemáticos complejos para alcanzar el mismo rango de movimiento, demandando ingeniería mecánica sofisticada pero simplificando el control.


  • Más motores: Permiten articulaciones desacopladas y movimiento independiente, simplificando la cinemática pero aumentando los requerimientos computacionales, el ancho de banda de comunicación y la integración de sensores de retroalimentación.

 

En aplicaciones reales, se busca un equilibrio: suficientes actuadores para precisión y redundancia, pero no tantos que la complejidad de control o el riesgo de fallo superen el beneficio.

 

Perspectiva Práctica de CubeMars

 

Los motores modulares de alto rendimiento —como las series CubeMars AK40, AK45 y AK60— ilustran cómo las soluciones modernas de actuación apoyan la optimización de compromisos:

 

  • Alta densidad de torque: Reduce la necesidad de múltiples motores por articulación, simplificando el diseño mecánico.

  • Módulos compactos e integrados: Permiten una colocación más ajustada de actuadores, facilitando la integración en diseños con espacio limitado.

  • Modularidad flexible: Permite escalar el número de actuadores según las necesidades de rendimiento, soportando robots industriales y portátiles sin rediseñar el sistema completo.

 

Al aprovechar actuadores modulares de alto rendimiento, los ingenieros pueden lograr el movimiento y la estabilidad deseados minimizando la complejidad innecesaria, abordando eficazmente los compromisos descritos.

 

Conclusiones Transversales

 

En todos los tipos de robots, emergen tres patrones recurrentes en la optimización del número de motores:

1.  Mejora de rendimiento vs. complejidad del sistema: Más motores aumentan destreza y estabilidad pero incrementan los desafíos de integración.

2.  Restricciones físicas: Peso, volumen y límites térmicos suelen definir la máxima cantidad de actuadores factible.

3.  Rentabilidad: Actuadores de alta calidad y alto torque pueden reducir la necesidad de múltiples motores de bajo torque, equilibrando capacidad e inversión.

 

Conclusión: El número de motores siempre es una decisión estratégica. Cada actuador debe justificar su presencia mediante ganancias tangibles en rendimiento, confiabilidad o eficiencia. El pensamiento a nivel de sistema, informado por principios de ingeniería y tecnologías de actuadores modulares, produce soluciones robóticas optimizadas.

 

Respuesta Rápida — ¿Cuántos Motores Tiene un Robot?


El número de motores que utiliza un robot depende en gran medida del contexto, variando desde un solo actuador hasta varias docenas. Aunque los cálculos teóricos basados en los grados de libertad (DOF) ofrecen un punto de partida, la ingeniería práctica siempre busca un equilibrio entre rendimiento, peso, costo y complejidad de control. Comprender los rangos típicos de motores ayuda a los ingenieros a tomar decisiones de diseño informadas sin sobredimensionar ni subpotenciar el sistema.

 

Tipo de RobotConteo Típico de MotoresEnfoque Principal de DiseñoNotas Prácticas
Robots con Ruedas2–4Locomoción eficienteActuadores mínimos para movimiento hacia adelante/atrás y giro; motores adicionales solo para manipuladores o funciones extras
Quadrúpedos8–16Estabilidad y coordinación del pasoCada pata usa 2–4 motores; actuadores extra controlan la inclinación/giro del tobillo en terrenos irregulares
Brazos Robóticos6–12Flexibilidad y precisión del espacio de trabajoEl número de motores coincide con los DOF y la carga útil; la redundancia o cambiadores de herramientas pueden aumentar el conteo
Humanoides20–40+Movimiento dinámico de cuerpo completoMotores distribuidos en extremidades, torso y cabeza; un alto número soporta destreza pero aumenta la complejidad de control
Robots Vestibles / Exoesqueletos2–10Comodidad y asistencia de movimientoEnfoque en articulaciones críticas; menos motores de alto rendimiento reducen peso y fatiga del usuario


Determinando el Conteo Adecuado de Motores

 

En lugar de un “número correcto” único, los ingenieros seleccionan la cantidad de motores según las necesidades específicas de movimiento y rendimiento, considerando restricciones físicas, de control y de costo. El uso de actuadores modulares de alto rendimiento, como los de la serie CubeMars, permite a los equipos:

  • Escalar la cantidad de motores de manera eficiente según los requerimientos de la aplicación.

  • Reducir peso y complejidad sin comprometer la funcionalidad.

  • Mantener flexibilidad para futuras actualizaciones o modificaciones del sistema.

 

Conclusión: El conteo de motores es siempre una decisión estratégica de ingeniería: refleja la intención funcional del robot, no solo el número de articulaciones.

 

Cómo Elegir la Cantidad Adecuada de Motores


Seleccionar el número óptimo de motores para un robot va más allá de un ejercicio teórico: requiere un enfoque a nivel de sistema. La cantidad de motores no se dicta únicamente por los grados de libertad (DOF) o el número de articulaciones; refleja el equilibrio entre el movimiento deseado, el diseño mecánico y las restricciones prácticas. Tomar la decisión correcta asegura que el robot cumpla sus objetivos de rendimiento sin complejidad, peso o costo innecesarios.

 

Evaluar Requerimientos de Movimiento y Grados de Libertad

 

El punto de partida de cualquier diseño es comprender los movimientos que el robot debe realizar:

  • DOF vs. funcionalidad: Cada movimiento independiente generalmente requiere al menos un actuador, aunque algunos movimientos pueden estar acoplados o compartidos.

  • Necesidades específicas de la tarea: Manipulación, locomoción dinámica o control preciso de orientación pueden justificar motores adicionales.

  • Redundancia para confiabilidad: En entornos críticos, actuadores extra pueden actuar como respaldo sin sacrificar eficiencia.

 

Consejo: Mapear cuidadosamente los movimientos frente a los DOF evita sobreingeniería y garantiza que todas las funciones necesarias sean posibles.

 

Considerar la Estructura Mecánica y la Cinemática

 

La arquitectura estructural del robot afecta directamente cuántos motores son realmente necesarios:

  • Mecanismos en serie: Normalmente un motor por articulación, ofreciendo control preciso pero aumentando el conteo de motores.

  • Sistemas paralelos o cableados: Distribuyen fuerzas entre múltiples articulaciones, reduciendo la necesidad de actuadores.

  • Mecanismos acoplados o transmisiones diferenciales: Permiten que varios movimientos sean impulsados por menos motores, optimizando eficiencia.

 

Conclusión: Comprender el diseño cinemático permite ubicar los motores según las necesidades funcionales, evitando adiciones innecesarias.

 

Evaluar Restricciones del Sistema

 

Una vez definidos movimiento y estructura, las limitaciones prácticas guían la decisión final:

  • Control y computación: Más actuadores requieren sincronización avanzada, ancho de banda de comunicación y retroalimentación en tiempo real.

  • Peso, espacio y energía: Los robots móviles y vestibles son especialmente sensibles a la masa y tamaño de los actuadores; la gestión térmica limita la operación continua.

  • Costo y mantenimiento: Cada motor adicional aumenta piezas, esfuerzo de ensamblaje y posibles requerimientos de mantenimiento.

 

Principio de ingeniería: El conteo óptimo de motores equilibra las ganancias de rendimiento frente a la complejidad, limitaciones físicas y costo del ciclo de vida.

 

Marco de Decisión

 

Un enfoque estructurado convierte la teoría en decisiones de diseño prácticas:

1.  Definir requerimientos de movimiento y DOF.

2.  Mapear movimientos a la estructura mecánica y cinemática.

3.  Evaluar restricciones de control, peso, espacio y energía.

4.  Determinar cantidad y ubicación de motores.

5.  Iterar usando actuadores modulares para optimizar el rendimiento sin rediseñar todo el sistema.

 

Siguiendo este marco, los ingenieros pueden ajustar la cantidad de motores con precisión, asegurando que cada actuador contribuya significativamente al rendimiento y funcionalidad.

 

Soluciones Recomendadas — Serie de Actuadores CubeMars


Una vez determinado el conteo óptimo de motores, seleccionar actuadores modulares de alto rendimiento garantiza que el robot cumpla su funcionalidad prevista manteniendo eficiencia, confiabilidad y escalabilidad. Los módulos CubeMars están diseñados para satisfacer estas demandas en diversas aplicaciones robóticas.

 

Actuadores Modulares para Flexibilidad en el Conteo de Motores

 

Uno de los mayores desafíos en el diseño de robots es alinear la cantidad de motores con las restricciones de rendimiento, peso y costo. Los motores modulares CubeMars ofrecen a los ingenieros la flexibilidad de:

  • Escalar el conteo de motores según los requerimientos de la aplicación.

  • Ajustar torque y velocidad de manera independiente sin rediseñar el sistema.

  • Simplificar la integración en diseños compactos o con espacio limitado.

 

Esta modularidad permite iterar rápidamente durante la fase de prototipos y optimizar sistemas listos para producción sin comprometer el rendimiento.

 

Alta Densidad de Torque y Diseño Compacto

 

Los actuadores CubeMars, como los de la serie AK, combinan motores brushless, engranajes planetarios y controladores en una sola unidad, proporcionando:

  • Alta densidad de torque: Menos motores pueden generar la misma fuerza, reduciendo el peso total del sistema.

  • Huella compacta: Permite colocación ajustada en estructuras cinemáticas en serie, paralelas o acopladas.

  • Control integrado: Compatible con modos de movimiento y servo, con ajuste PID adaptativo para actuación precisa.

 

Aprovechando actuadores compactos y de alto rendimiento, los ingenieros pueden mantener la capacidad de movimiento requerida mientras minimizan hardware y complejidad de integración.

 

Recomendaciones Basadas en la Aplicación


Tipo de RobotMódulos CubeMars RecomendadosBeneficios
Robots con RuedasAK60-39 V3.0 KV80 Tracción diferencial o en cuatro ruedas eficiente, optimizada para configuraciones de 2–4 motores
CuadrúpedosAK10-9 V3.0 KV60Módulos compactos y de alto torque que reducen el número total de motores manteniendo una marcha estable
Brazos RobóticosAK60-6 V3.0 KV80Control preciso para brazos seriales de 6–12 motores con flexibilidad de carga útil
HumanoidesAK45-36 KV80Control escalable de cuerpo completo, soportando 20–40+ motores sin complejidad de integración
Robots Vestibles / ExoesqueletosAK70-10 KV100Módulos ligeros y de alto rendimiento para comodidad del usuario y asistencia en movimiento esencial


Por Qué CubeMars Optimiza la Cantidad de Motores


  • Reducir redundancia: Los módulos de alto torque permiten lograr el mismo rendimiento con menos actuadores.
  • Facilitar la integración del sistema: Módulos compactos y controladores integrados simplifican el cableado y la complejidad de control.

  • Soportar actualizaciones futuras: El diseño modular permite aumentar o disminuir la cantidad de motores sin rediseños mayores.

  • Rendimiento confiable: Los motores brushless y la fabricación optimizada aseguran operación estable y repetible en robots industriales, móviles o vestibles.


Conclusión: Seleccionar los módulos adecuados de CubeMars permite al equipo alinear la cantidad de motores con los objetivos de rendimiento, equilibrando funcionalidad, peso, costo y limitaciones de integración de manera eficiente.


Conclusión 


Determinar el número ideal de motores en un robot es una decisión estratégica de ingeniería, no una regla fija. Los requerimientos de movimiento, la estructura mecánica y las limitaciones del sistema —como peso, espacio y complejidad de control— definen colectivamente cuántos actuadores son realmente necesarios. Más motores no siempre implican mejor rendimiento; cada actuador debe cumplir una función específica mientras se mantiene un balance entre eficiencia y confiabilidad.


Los actuadores modulares y de alto rendimiento permiten a los ingenieros ajustar la cantidad de motores según la aplicación del robot. Combinando torque preciso, diseño compacto e integración flexible, estos módulos ayudan a lograr el movimiento y la estabilidad requeridos con menos actuadores, minimizando peso, complejidad y costo, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento óptimo.


Artículos relacionados
Selección de motores robóticos: cómo elegir el motor adecuado
Selección de motores robóticos: cómo elegir el motor adecuado
Descubre cómo elegir el motor robótico adecuado para tu aplicación, con consejos prácticos sobre par, velocidad, potencia, relación de reducción, realimentación y rendimiento térmico.
Sep 06,2023
El AK70-10 de CubeMars, impulsando el futuro de la robótica ágil
El AK70-10 de CubeMars, impulsando el futuro de la robótica ágil
¡En CubeMars, estamos emocionados de ser parte de la innovación de vanguardia en robótica! El año pasado, nuestros motores BLDC AK70-10 fueron fundamentales para el éxito del innovador proyecto de robot bípedo de Nathan Weiss en la Universidad de Stellenb
Oct 29,2024
Cómo usar servomotores en brazos robóticos
Cómo usar servomotores en brazos robóticos
El uso de servomotores en brazos robóticos implica varios pasos y requiere una configuración adecuada de hardware y software para garantizar que los motores puedan alcanzar el control de precisión deseado.
Oct 11,2023
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante