Le parcours des Paralympiques
Un moment d’inspiration
L’évolution de la technologie des exosquelettes
CubeMars : stimuler l’innovation dans l’industrie des exosquelettes

Exosquelette : Une nouvelle ère de prouesses et d’innovation humaines

CubeMars / Aug 12,2024

Avec les Jeux olympiques de Paris 2024 désormais derrière nous, l’attention mondiale se tourne avec impatience vers les prochains Jeux paralympiques, un événement qui non seulement couronne l’excellence sportive, mais célèbre également l’esprit humain indomptable et l’innovation technologique.


Le parcours des Paralympiques


Les origines des Jeux paralympiques remontent à la fin des années 1940. C’est à cette époque que le Dr Ludwig Guttmann, médecin britannique pionnier, organisa les premiers Jeux internationaux de Stoke Mandeville pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière à l’hôpital de Stoke Mandeville. Cet événement révolutionnaire a jeté les bases de ce qui allait évoluer plus tard en Jeux paralympiques. Les premiers Jeux paralympiques officiels ont eu lieu à Rome en 1956, marquant le début de ce phénomène sportif mondial.


Depuis lors, les Paralympiques sont devenus le plus grand événement multisports pour les athlètes en situation de handicap. Ces Jeux mettent en valeur non seulement les compétences et la détermination exceptionnelles des athlètes handicapés, mais soulignent également l’importance de l’inclusion et de l’équité dans le sport. Les Paralympiques visent à aller au-delà de l’excellence sportive, favorisant un plus grand respect et une meilleure compréhension des personnes handicapées.

Un moment d’inspiration


À l’approche des Jeux paralympiques de Paris 2024, le paralympien français Kevin Piette a créé un moment puissant et inspirant. Alors qu’il portait la flamme olympique dans les rues de Paris, Piette était équipé d’un exosquelette robotique avancé, symbolisant à la fois le progrès technologique et la quête incessante de l’humanité pour surmonter ses limites. À mesure qu’il avançait dans la ville, la technologie et l’empathie humaine semblaient se fondre harmonieusement, laissant une impression durable à tous ceux qui en étaient témoins. Ce moment emblématique capture l’essence même de l’esprit paralympique et suscite l’anticipation des Jeux à venir.


L’évolution de la technologie des exosquelettes


L’évolution des exosquelettes a été rapide depuis leur création. Les premiers modèles du milieu du XXe siècle étaient encombrants et rudimentaires, visant principalement à augmenter les capacités physiques des travailleurs militaires et industriels. Cependant, au cours des deux dernières décennies, les progrès en science des matériaux, en robotique et en intelligence artificielle ont stimulé une vague d’innovations. Les exosquelettes modernes sont légers, flexibles et équipés de capteurs et d’actionneurs avancés qui reproduisent les mouvements naturels de l’homme, offrant un soutien crucial et améliorant la mobilité des utilisateurs présentant des déficiences physiques. Ces dispositifs permettent aux utilisateurs de se tenir debout, de marcher et même de monter des escaliers, réalisant des exploits auparavant inimaginables.


Pour les personnes ayant des difficultés de mobilité, les exosquelettes représentent un changement révolutionnaire par rapport aux technologies d’assistance traditionnelles telles que les fauteuils roulants et les prothèses. Ces robots portables ne restaurent pas seulement la mobilité, mais renforcent également l’autonomie et la qualité de vie globale.


CubeMars : stimuler l’innovation dans l’industrie des exosquelettes


CubeMars, un innovateur de premier plan dans les solutions de puissance robotique, joue un rôle central dans le développement de l’industrie des exosquelettes mécaniques. Leurs produits, notamment les moteurs sans rotor interne de la série RI, le moteur coupleur sans carter de la série RO et l’actionneur robotique de la série AK, sont largement utilisés dans divers projets d’exosquelettes et ont atteint la production de masse. Ces technologies améliorent non seulement les performances des exosquelettes, mais stimulent également le développement global de l’industrie.


Le 8 août, CubeMars a lancé le nouveau moteur à entraînement quasi direct :l'actionneur robotique de la série AKE, un choix idéal pour les applications d’exosquelettes. Ce produit intègre moteur et boîte de vitesses, le rendant particulièrement adapté aux exosquelettes, aux robots bipèdes, aux bras robotiques et aux robots collaboratifs industriels. Grâce à un design et à des procédés de fabrication optimisés, la boîte de vitesses offre une capacité de charge plus élevée et un poids plus léger, atteignant un jeu de 9 minutes d’arc et une densité de couple de 52 N.m/kg. Le design modulaire de la boîte de vitesses et du moteur facilite l’installation et l’entretien. CubeMars s’engage dans l’innovation et la qualité, garantissant que chaque produit répond aux normes élevées des clients grâce à des technologies de fabrication avancées et à un contrôle qualité strict.


AKE Series Robotic Actuation Module


Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 prolongeront l’héritage des Jeux Olympiques, offrant une plateforme aux athlètes handicapés pour mettre en valeur leurs talents extraordinaires, tout en sensibilisant la société et en renforçant le soutien à la communauté des personnes en situation de handicap. À travers cet événement, nous constatons comment le sport peut dépasser les limites physiques, transmettant un message plus profond d’inclusivité et de respect.


Alors que nous attendons avec impatience les performances remarquables des Jeux Paralympiques de Paris 2024, adressons nos vœux les plus sincères à tous les athlètes. Les Paralympiques ne sont pas seulement une célébration de la compétition — ils sont un hommage aux possibilités infinies de l’esprit humain. La fusion de la technologie et de la compassion humaine ouvre un nouveau chapitre plus lumineux dans cette célébration continue.



Articles connexes
CubeMars brille lors de la 2ᵉ Conférence chinoise sur la robotique humanoïde et l’intelligence incarnée
CubeMars brille lors de la 2ᵉ Conférence chinoise sur la robotique humanoïde et l’intelligence incarnée
CubeMars dévoile le module planétaire creux AKH lors de la 2ᵉ Conférence chinoise sur la robotique humanoïde, remporte le prix de Fournisseur d’excellence et met en avant son innovation de pointe.
Jun 04,2025
Propulseurs sous-marins conçus pour la profondeur, avec plusieurs options de spécifications
Propulseurs sous-marins conçus pour la profondeur, avec plusieurs options de spécifications
Comme chacun le sait, un propulseur sous-marin est un dispositif spécialement conçu pour les activités sous-marines. Il fournit de la puissance pour aider les plongeurs, les sous-marins, les robots sous-marins télécommandés (ROV) et autres à se déplacer r
Sep 29,2024
Guide 2026 des moteurs robotiques à couple élevé : moteurs frameless vs QDD vs actionneurs intégrés
Guide 2026 des moteurs robotiques à couple élevé : moteurs frameless vs QDD vs actionneurs intégrés
Comparez les moteurs QDD, les moteurs sans cadre et les actionneurs intégrés en robotique. Comprenez le couple, le contrôle, l’intégration et les compromis de sélection.
May 07,2026