Was ist ein Gelenkmotor für humanoide Roboter?
Klassifizierung von humanoiden Robotern
Komponenten eines Gelenkmotors für humanoide Roboter
Warum Motoren nach Gelenktyp auswählen?
Wie wählt man einen Schultergelenkmotor für humanoide Roboter aus?
Wie wählt man einen Ellbogengelenkmotor für humanoide Roboter aus?
Wie wählt man einen Handgelenkmotor für humanoide Roboter aus?
Empfehlungen für Gelenkmotoren für humanoide Roboter
Wie berechnet man das Drehmoment für Motoren humanoider Roboter?
Fazit

Wie wählt man den richtigen Gelenkmotor für humanoide Roboter aus? (Schulter, Ellbogen, Handgelenk)

CubeMars / Mar 20,2026

 Vor dem Hintergrund der kontinuierlichen technologischen Entwicklung entwickeln sich humanoide Roboter von der "Funktionsrealisierung" zur "Leistungsoptimierung". Unter allen Kernmodulen ist der Roboter-Gelenkmodul zweifellos der Schlüsselfaktor, der die Betriebsfähigkeiten humanoider Roboter bestimmt.


Was ist ein Gelenkmotor für humanoide Roboter?


Bevor wir Gelenkmotoren für humanoide Roboter verstehen, sollten wir zunächst vollständig verstehen, was humanoide Roboter sind und welche derzeit beliebt sind.


Humanoide Roboter, auch bekannt als "Androide" oder "menschenähnliche Roboter", sind intelligente Roboter, die versuchen, den Menschen in Aussehen, Struktur und Verhalten nachzuahmen. Sie haben typischerweise einen Kopf, einen Rumpf, Arme und Beine, die es ihnen ermöglichen, wie Menschen zu gehen, Gegenstände zu greifen und mit ihrer Umgebung zu interagieren. Die Entwicklung humanoider Roboter dient nicht nur der "Show von Fähigkeiten" oder der Verfolgung einer Science-Fiction-Ästhetik; dahinter steckt eine sehr pragmatische Kernlogik: Anpassung an die menschliche Welt. Unsere Lebensumgebung – von der Höhe der Treppenstufen und dem Abstand der Türgriffe bis hin zur Art und Weise, wie Werkzeuge verwendet werden – ist alles basierend auf menschlichen Körperformen und Gewohnheiten gestaltet. Durch ihre menschenähnliche Form können sich humanoide Roboter nahtlos in bestehende Umgebungen integrieren, menschliche Werkzeuge verwenden und menschliche Räume betreten, ohne dass die Welt neu gestaltet werden muss. Dies ermöglicht es ihnen, in universellen Szenarien wie Industrie, Gewerbe und Haushalt einen Mehrwert zu schaffen.


In den letzten Jahren haben sich humanoide Roboter rasant entwickelt, und es sind sowohl im In- als auch im Ausland zahlreiche bekannte Produkte auf den Markt gekommen. Zum Beispiel zeigt der neueste Atlas-Roboter von Boston Dynamics äußerst menschenähnliche, fließende Bewegungsabläufe und komplexe Manöver. Der von Zhiyuan Robot veröffentlichte Expedition A3 kann komplexe Manöver wie Tritte in der Luft mit der Ausdrucksstärke eines "Kampfkünstlers" ausführen und zielt auf kommerzielle Dienstleistungsszenarien wie Führungen und Einkaufsassistenz ab. Darüber hinaus treiben Modelle wie der H1 und G1 von Unitree mit ihren hervorragenden Bewegungsfähigkeiten und relativ erschwinglichen Kosten humanoide Roboter vom Labor auf den Markt. Diese Roboter können nicht nur "gehen und sprechen", sondern entwickeln sich auch dahingehend, "in Literatur und Kampfkunst bewandert" zu sein, wobei sich die Anwendungsszenarien allmählich von der industriellen Fertigung auf gewerbliche Dienstleistungen und häusliche Begleitung ausweiten.


Klassifizierung von humanoiden Robotern


1. Klassifizierung nach Anwendungsszenario (am häufigsten)


  • Industrielle humanoide Roboter

  • Serviceroboter (humanoide)

  • Medizinische und Rehabilitationsroboter (humanoide)

  • Bildungs- und Forschungsroboter (humanoide)

  • Unterhaltungs- und Ausstellungsroboter (humanoide)


2. Klassifizierung nach Gesamtstruktur


Ein standardmäßiger humanoider Roboter kann typischerweise in drei Ebenen unterteilt werden:


  • Mechanische Struktur (Skelettsystem)

  • Antriebssystem (Muskelsystem)

  • Steuerungssystem (Gehirn)


Gelenkmotoren für humanoide Roboter sind die zentralen Antriebseinheiten, die den Roboter dazu antreiben, menschenähnliche, geschickte Bewegungen auszuführen. Es handelt sich im Allgemeinen um hochintegrierte Einheiten, bestehend aus Servomotoren, hochpräzisen Getrieben, Encodern, Treibern und Bremsen. Sie bestimmen direkt die Tragfähigkeit, Bewegungspräzision, Reaktionsgeschwindigkeit und Gehstabilität des Roboters und fungieren als "Muskeln und Gelenke" des Roboters. Sie sind verantwortlich für die Realisierung präziser, nachgiebiger und sicherer Bewegungsabläufe wie Beugen/Strecken des Arms, Schrittbewegungen des Beins und Drehung des Handgelenks.


Komponenten eines Gelenkmotors für humanoide Roboter


Gelenkmotoren für humanoide Roboter sind die Kernsysteme, die die Armbewegungen des Roboters antreiben und hauptsächlich aus den folgenden Komponenten bestehen:


1.  Motor (z.B. rahmenloser Motor, Servomotor)

Ein Gerät, das "elektrische Energie" in "mechanische Energie" umwandelt.


2.  Getriebe (Harmonic Drive/Planetengetriebe)

Eine mechanische Vorrichtung zum "Untersetzen der Drehzahl und Erhöhen des Drehmoments".


3.  Encoder (Positionsrückmeldung)

Ein Sensor zur "Erfassung von Position, Geschwindigkeit und Richtung".


4.  Controller (Treiber und Algorithmus)

Das Kernsystem, das für "Empfangen von Befehlen, Verarbeiten von Daten und Steuern der Ausführung von Aktionen" verantwortlich ist.


components-of-a-humanoid-robot-joint-motor.jpg


Warum Motoren nach Gelenktyp auswählen?


Heute werden wir das Antriebssystem der oberen Extremitätengelenke bei humanoiden Robotern analysieren, um zu verstehen, warum Motoren basierend auf dem spezifischen Gelenk ausgewählt werden müssen.


Bekanntlich sind die Arbeitscharakteristiken der Schulter-, Ellbogen- und Handgelenke bei humanoiden Robotern völlig unterschiedlich. Die Verwendung derselben Motorlösung für alle kann leicht zu Leistungsverschwendung oder Systemausfällen führen.


1.  Weil jedes Gelenk eine "andere Aufgabe" erfüllt, müssen wir basierend auf den Kernanforderungen jedes Gelenks auswählen.


GelenkRolleKernanforderung
SchulterAntriebszentrum / KraftpaketHohes Drehmoment, hohe Stabilität
EllbogenÜbertragungszentrumBalance zwischen Kraft und Beweglichkeit
HandgelenkPräzisionsausführerHohe Präzision, geringes Gewicht


Eine anschauliche Analogie


Stellen Sie sich den Roboterarm wie einen menschlichen Körper vor:


  • Schulter → Gewichtheben (benötigt Kraft)

  • Ellbogen → Winkel einstellen (benötigt Koordination)

  • Handgelenk → Schreiben (benötigt Präzision)


Daher wirkt sich die Leistung des Gelenkmotors direkt auf die Bewegungsgeschwindigkeit, Positioniergenauigkeit, Tragfähigkeit und langfristige Betriebszuverlässigkeit des Roboters aus.


2. Ein ungeeigneter Motor kann zu Folgendem führen:


  • Übermäßige Erwärmung

  • Instabile Bewegung oder Oszillation

  • Begrenzte Steuerungspräzision

  • Erzwungene strukturelle Neukonstruktion in späteren Entwicklungsphasen


Aus diesem Grund ist die Auswahl eines Roboter-Gelenkmotors nicht nur eine Entscheidung auf Komponentenebene, sondern eine Entscheidung auf Systemebene. Sie beeinflusst die Effizienz der Roboterbewegung, die Präzision der Aufgabenausführung und die Stabilität und Zuverlässigkeit des Langzeitbetriebs.


Wie wählt man einen Schultergelenkmotor für humanoide Roboter aus?


Bei der Konstruktion humanoider Roboter bestimmt die Wahl des Roboter-Gelenkmodul direkt die Leistungsobergrenze der oberen Extremitäten. Besonders in realen Aufgabenszenarien (wie Gegenstände tragen oder Karren schieben) muss das Schultergelenk nicht nur "sich bewegen", sondern auch "stabil, präzise und zu dauerhafter Leistung fähig" sein.


1. Warum ist der Schultergelenkmotor der Kritischste?


Das Schultergelenk trägt:


  • Das Gewicht des gesamten Armes (Ellbogen + Handgelenk + Endeffektor)

  • Das maximale Drehmoment

  • Komplexe Bewegungen mit mehreren Freiheitsgraden


2. Hauptkriterien für die Auswahl von Schultergelenkmotoren: Erkenntnisse aus der MenteeBot-Karrenschiebe-Aufgabe


In der praktischen Vorführung von MenteeBot war dessen Karrenschiebe-Aktion besonders beeindruckend. Der Roboter ergriff den Karrengriff natürlich mit beiden Händen, seine Gesamthaltung war fließend und stabil und ähnelte stark der menschlichen Bedienung. Diese "menschenähnliche" Bewegungsleistung war keine einfache mechanische Ausführung, sondern das Ergebnis präziser Antriebssystemauslegung und Steuerungsstrategien. Um diesen Effekt zu erzielen, wählte Mentee Robotics das AK45-36 Roboter-Aktuator-Modul von CubeMars als eine der wichtigsten Antriebseinheiten für die Schulter.


menteebot.jpg


Die natürliche Karrenschiebe-Leistung von MenteeBot ist im Wesentlichen das Ergebnis der kombinierten Wirkung eines leistungsstarken Schultergelenkmotors und ausgefeilter Steuerungsfähigkeiten.

Daher ist es bei der Auswahl eines Schultergelenkmotors entscheidend zu verstehen, dass dieses Gelenk den größten Kräften standhält.

Kernanforderungen:


  • Hält das gesamte Gewicht des Arms + externe Lasten aus

  • Hohes Drehmoment, niedrige Drehzahl, große Untersetzung

  • Muss einen Notfall-Stopp / eine Selbsthemmung enthalten, um ein Absinken zu verhindern


Wie wählt man einen Ellbogengelenkmotor für humanoide Roboter aus?


Bei humanoiden Robotern konkurriert der Ellenbogengelenkmotor weder in "Kraft" mit der Schulter noch in "Präzision" mit dem Handgelenk. Sein Wesen ist: die optimale Balance zwischen "Drehmoment, Geschwindigkeit und Steuerung" zu erreichen.


1. Zuerst klären: Was sind die tatsächlichen Anforderungen an das Ellbogengelenk?


In der Struktur des humanoiden Roboters: Das Ellbogengelenk ist hauptsächlich verantwortlich für:


● Heben/Senken des Unterarms

● Haltungsanpassung (Koordination von Schulter und Handgelenk)

● Dynamische Bewegungssteuerung


2. Kernauswahlparameter

● Drehmomentbereich

Spitzendrehmoment für Ellbogengelenke typischerweise: 40–80 Nm


● Drehmomentdichte

Empfohlen für Ellbogengelenke: ≥25 Nm/kg


● Dynamische Reaktionsfähigkeit

Häufige Bewegung + Schnelle Richtungswechsel


● Getriebeauswahl

Harmonic Drive Getriebe


● Steuerungsfähigkeit

Als "Bewegungsübertragungskern" muss das Ellbogengelenk besitzen:


1.  Drehmomentregelung

2.  Impedanzregelung (Interaktion)

3.  Hochpräzise Rückmeldung (Doppel-Encoder)


Daher geht es bei der Wahl eines Ellenbogengelenkmotor für humanoide Roboter nicht darum, den "Stärksten" auszuwählen, sondern den "Ausgewogensten": moderates Drehmoment, schnelle Reaktion, präzise Steuerung.


Kernanforderungen:


● Last ist geringer als beim Schultergelenk, muss aber immer noch Unterarm + Hand tragen

● Moderate Größe, moderates Drehmoment

● Idealerweise ebenfalls mit einer Bremse ausgestattet


Wie wählt man einen Handgelenkmotor für humanoide Roboter aus?


Bei humanoiden Robotern ist der Handgelenkmotor eines der Gelenke, die "am leichtesten unterschätzt werden, aber die größte Auswirkung auf die Benutzererfahrung haben". Dies hängt eng mit den Kernaufgaben des Handgelenks zusammen.


Bei humanoiden Robotern ist das Handgelenk hauptsächlich verantwortlich für:


  • Handhaltungsanpassung (Drehung / Wenden)

  • Feinmanipulation (Greifen, Schrauben, Andocken)

  • Bewegung mit mehreren Freiheitsgraden (typischerweise 2–3 DOF)


Daher sollte bei der Auswahl eines Handgelenkmotors ein größerer Schwerpunkt auf Flexibilität und Leichtigkeit gelegt werden.

Kernanforderungen:


  • Trägt nur die Last der Hand, geringes Drehmoment

  • Benötigt kleine Größe, geringes Gewicht, schnelle Reaktion

  • Hohe Präzision, geeignet für feine Bewegungen


Warum sind Flexibilität und Leichtigkeit für den Handgelenkmotor äußerst wichtig?


Dies liegt daran, dass sich das Handgelenk am Ende des Roboterarms befindet, dem Glied, das am direktesten an der Aufgabenausführung beteiligt ist. Seine Leistung wird "verstärkt" und spiegelt sich im endgültigen Aktionsergebnis wider.


1.  Der Lastreduktionseffekt: Leichtbau am Ende verbessert die Gesamtbeweglichkeit

Erstens ist die Endposition extrem empfindlich gegenüber Gewicht. Ein schwererer Motor erhöht die Trägheit des gesamten Arms erheblich, was nicht nur die Reaktionsgeschwindigkeit verringert, sondern auch die Belastung der vorgelagerten Gelenke (wie Ellbogen und Schulter) erhöht und die Gesamtdynamik und den Energieverbrauch beeinträchtigt.


2.  Dynamisches Ansprechverhalten: Gewährleistung der Agilität bei hochfrequenten Bewegungen

Zweitens bewältigt das Handgelenk hochfrequente, kleinskalige Feinbewegungen, wie Greifausrichtung, Feinjustierung von Winkeln und Werkzeugbedienung. Diese Aktionen erfordern extrem hohe Reaktionsgeschwindigkeiten. Schnellere Reaktion macht Bewegungen reaktionsschneller; jede Verzögerung kann leicht zu Zittern, Inkohärenz oder sogar Betriebsfehlern führen.


3.  Präzisionssteuerung: Der Schlüssel zum Erfolg bei Präzisionsaufgaben

In Präzisionsaufgabenszenarien (wie Montage, Inspektion, Interaktion usw.) bestimmt die Steuerungspräzision direkt den Erfolg oder Misserfolg der Aufgabe. Der Motor benötigt eine höhere Positioniergenauigkeit und Stabilität, um feine Winkelsteuerungen zu erreichen und sicherzustellen, dass Aktionen "präzise und wiederholbar" sind.


4.  Räumliche Integration: Der begrenzte Platz im Handgelenkbereich

Darüber hinaus ist der Handgelenkbereich typischerweise sehr begrenzt und muss auch Sensoren, Kabel und sogar Endeffektoren integrieren. Eine Hohlwellenstruktur und kompakte Bauweise können die Integrationseffizienz erheblich verbessern und die Gesamtkonstruktion stromlinienförmiger und prägnanter machen.


Daher muss ein hervorragender Handgelenkmotor nicht nur "leicht" und "klein" sein, sondern auch in Bezug auf Reaktionsgeschwindigkeit und Steuerungspräzision exzellent sein. Dies ermöglicht es dem Roboter, bei der Ausführung komplexer und filigraner Aufgaben wirklich flexibel, stabil und effizient zu sein.


Empfehlungen für Gelenkmotoren für humanoide Roboter


Empfehlungen für gängige Gelenkmotoren


Roboter-GelenkmotorSchultergelenk (Hochdrehmoment-Kern)Ellbogengelenk (Dynamischer Steuerungskern)Handgelenk (Präzisionssteuerungskern)
Empfohlenes ModellAKH70-16 V1.0 KV41AKH70-16 KV41AK45-36
Empfohlenes ModellAK60-39 V3.0 KV80AK10-9 V2.0 KV60GL40 KV70



Das richtige Antriebssystem für die oberen Extremitäten zu wählen bedeutet, die Leistungsobergrenze Ihres Produkts zu wählen.

In der heutigen, zunehmend wettbewerbsintensiven Robotikbranche ist das Antriebssystem nicht länger nur eine "Grundausstattung", sondern ein Leistungsdifferenzierungsmerkmal.


Eine falsche Wahl kann zu Folgendem führen:


1.  Steife Bewegungen

2.  Unzureichende Präzision

3.  Verkürzte Lebensdauer


Die richtige Wahl bedeutet:


1.  Ein überlegenes Produkterlebnis

2.  Stärkere Marktwettbewerbsfähigkeit


Angemessene Motorauswahl basierend auf der Leistung der oberen Extremitäten

Vergleichstabelle der drei wichtigsten Gelenkmotoren der oberen Extremitäten

Eine Tabelle, die die Kernunterschiede auf einen Blick zeigt


DimensionSchultergelenkEllbogengelenkHandgelenk
Belastbarkeit⭐⭐⭐⭐⭐ (Höchste)⭐⭐⭐⭐⭐⭐
DrehmomentbedarfHoch (50–300+ Nm)Mittel (10–80 Nm)Niedrig (1–20 Nm)
GeschwindigkeitsbedarfMittelMittel-HochHoch
SteuerungspräzisionHochHochExtrem Hoch
SteuerungskomplexitätHochMittelHoch

Bauraum

GroßMittelKlein (begrenzt)
KühlungsbedarfHochMittelNiedrig
Übliche MotorlösungGroßer Innenläufer + Harmonic DrivMittlerer bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) + Planeten-/Harmonic DriveKleiner rahmenloser Motor / Direktantrieb
BeispielprodukteAKH70-16 V1.0 KV41AK45-10 KV75AK45-36 KV80


Wie berechnet man das Drehmoment für Motoren humanoider Roboter?


Bei der Konstruktion humanoider Roboter ist die Drehmomentberechnung der erste Schritt bei der Motorauswahl. Wenn sie falsch berechnet wird, werden alle nachfolgenden Konstruktionen (Getriebe, Steuerung, Struktur) problematisch sein.


Kernformel


  • τ (Drehmoment) = Drehmoment (in Nm)

  • F (Kraft) = Kraft (in N)

  • r (Radius) = Hebelarm (Abstand von der Drehachse) (in m)


τ = F × r


*(Die Berechnung dient nur als theoretische Referenz; die tatsächliche Auswahl muss basierend auf den realen Betriebsbedingungen angepasst werden.)


Praktische Berechnungsmethoden bei humanoiden Robotern


  1. Gravitationsdrehmoment (Statisches Drehmoment)


  • m = Masse der Last (kg)

  • g = Erdbeschleunigung (9,81 m/s²)

  • l = Abstand vom Massenschwerpunkt zum Gelenk (m)


τ = m × g × l


  2. Dynamisches Drehmoment (für Beschleunigung/Verzögerung)


  • I = Massenträgheitsmoment (kg·m²)

  • α = Winkelbeschleunigung (rad/s²)

  • Drehmoment durch externe Last


τ = F × r (wie oben)


*(Die Berechnung dient nur als theoretische Referenz; die tatsächliche Auswahl muss basierend auf den realen Betriebsbedingungen angepasst werden.)


3. Unterschiede in der Berechnung für verschiedene Gelenke


Schoudergewricht    EllbogengelenkHandgelenk
Grootste belasting (hele arm)Gemiddelde belasting (onderarm + hand)Kleinste belasting
Langste hefboomarmHoge dynamische eisenHoge nauwkeurigheidseisen


Die Drehmomentberechnung für Motoren humanoider Roboter ist im Wesentlichen eine umfassende Bewertung von "Gravitation + Dynamik + externer Last" und muss einen Sicherheitsfaktor für die technische Erweiterung enthalten.


Fazit


Bei der Konstruktion humanoider Roboter sind Gelenkmotoren nicht nur die Energiequelle, sondern auch der Schlüsselfaktor, der die Gesamtleistung des Roboters bestimmt. In Bezug auf das obere Extremitätensystem humanoider Roboter hat sich die Motorauswahl von der "Funktionalität" zu einem Kernaspekt der "Leistungsoptimierung" entwickelt.


Ein Gelenkmotor für humanoide Roboter ist im Wesentlichen ein hochintegriertes Aktuatorsystem, bestehend aus Motor, Getriebe, Encoder und Controller. Seine Leistung hängt nicht von einem einzelnen Parameter ab, sondern von der gesamten Synergiefähigkeit und dem Systemdesign-Niveau.


In der praktischen Technik sind die funktionalen Unterschiede zwischen Schulter-, Ellbogen- und Handgelenk sehr klar. Das Schultergelenk betont hohe Drehmomentabgabe, das Ellbogengelenk hebt die dynamische Koordinationsfähigkeit hervor, während das Handgelenk hohe Präzision und Leichtbauweise anstrebt. Diese Unterschiede bestimmen, dass Motoren "nach Gelenk ausgewählt" werden müssen und nicht einheitlich konfiguriert werden können.


Eine wissenschaftliche Motorauswahl muss auf Drehmomentberechnungen basieren, einschließlich Gravitationsdrehmoment, dynamischem Drehmoment und externen Lasten, kombiniert mit einem Sicherheitsfaktor für die technische Erweiterung. Dieser Schritt ist der Ausgangspunkt für das gesamte Systemdesign und der Schlüssel zur Vermeidung von Problemen später.


Bei unvernünftiger Auswahl führt dies oft zu Problemen wie Erwärmung, Zittern, Steuerungsinstabilität und kann sogar eine strukturelle Neukonstruktion erzwingen, was die Entwicklungskosten und -zeit erhöht. Daher ist die Auswahl von Gelenkmotoren im Wesentlichen eine Entscheidung auf Systemebene, keine einfache Komponentenwahl.


Der Schlüssel bei der Auswahl von Gelenkmotoren für humanoide Roboter liegt nicht darin, die "stärkste Leistung" zu wählen, sondern die "am besten geeignete Leistungskombination" basierend auf der Funktion des Gelenks auszuwählen. Nur so können eine natürlichere Bewegungsleistung, eine höhere Steuerungspräzision und ein zuverlässigerer Langzeitbetrieb erreicht werden.

 


Verwandte Artikel
OpenExo: Modulares Open-Source-Exoskelett angetrieben von CubeMars Roboteraktuatoren
OpenExo: Modulares Open-Source-Exoskelett angetrieben von CubeMars Roboteraktuatoren
OpenExo, ein modulares Exoskelett, das von CubeMars-Roboteraktuatoren angetrieben wird, bietet Open-Source-Innovationen für Rehabilitation und Leistungssteigerung des Menschen.
Aug 29,2025
China hat sich zum größten Robotikmarkt der Welt entwickelt
China hat sich zum größten Robotikmarkt der Welt entwickelt
China hat sich dank der wachsenden Nachfrage nach Automatisierung im Fertigungssektor zum weltweit größten Markt für Industrieroboter entwickelt, und Automatisierung ist zu einer Schlüsselstrategie für Chinas künftiges Wirtschaftswachstum und globale Wett
Sep 12,2024
Was ist der Unterschied zwischen Innenläufer- und Außenläufer-Motoren ohne Gehäuse? Aufbau, Leistung und Anwendungen
Was ist der Unterschied zwischen Innenläufer- und Außenläufer-Motoren ohne Gehäuse? Aufbau, Leistung und Anwendungen
Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Innenläufer- und Außenläufer-Motoren hinsichtlich Aufbau, Drehmoment, Trägheit, Dynamik und Anwendungen. Entdecken Sie die CubeMars RI- und RO-Serie für Robotikanwendungen.
Oct 28,2026