Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Was verursacht Geräusche in Robotergelenken?
Wie man Geräusche in Robotergelenken reduziert
Auswahl des richtigen Aktuators für geräuscharme Robotik
Fazit

Wie man Geräusche in Robotergelenken reduziert

CubeMars / Apr 28,2026

Was verursacht Geräusche in Robotergelenken?


Bevor versucht wird, Geräusche zu reduzieren, ist es wesentlich, deren Ursprung zu identifizieren. In den meisten robotischen Systemen entsteht Gelenkgeräusch nicht aus einer einzelnen Quelle, sondern vielmehr aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren.


Einer der häufigsten Einflussfaktoren ist die Getriebeübertragung. Spiel (Backlash), unvollständiger Zahneingriff und Fertigungstoleranzen können periodische Stöße und Vibrationen verursachen, insbesondere in hochuntersetzten Getriebesystemen, die zur Drehmomentverstärkung eingesetzt werden. Mit der Zeit verstärkt Verschleiß diese Effekte weiter, wodurch die Geräusche deutlicher werden.


Das Motorverhalten ist ein weiterer wesentlicher Faktor. In BLDC- und Servosystemen können Drehmomentwelligkeit und elektromagnetische Kräfte Vibrationen erzeugen, die sich durch die Struktur ausbreiten. In vielen Fällen hat das, was als mechanisches Geräusch erscheint, tatsächlich seine Ursache in Steuerungs- oder Kommutierungseigenschaften.


Strukturelle Resonanz spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Leichtbaukonstruktionen sind zwar vorteilhaft für die Effizienz, reduzieren jedoch häufig die Steifigkeit und machen das System anfälliger für Vibrationsverstärkung bei bestimmten Frequenzen. Wenn die Anregungsfrequenz mit einer Eigenmode übereinstimmt, können selbst kleine Störungen wahrnehmbare Geräusche erzeugen.


Die Montagequalität sollte nicht übersehen werden. Fehljustierung von Wellen, unzureichende Schmierung und Toleranzakkumulation können alle Reibung und unregelmäßige Bewegung verursachen. Diese Probleme äußern sich häufig als Geräusche unter dynamischen Bedingungen, selbst wenn einzelne Komponenten die Spezifikationen erfüllen.


Schließlich kann Instabilität im Regelungssystem oszillierendes Verhalten erzeugen. Schlecht abgestimmte PID-Parameter oder übermäßig aggressive Drehmomentbefehle können zu kontinuierlichen Mikroanpassungen führen, die als hörbares Geräusch wahrgenommen werden.


Wie man Geräusche in Robotergelenken reduziert


Eine effektive Geräuschreduzierung erfordert einen koordinierten Ansatz über mehrere Bereiche hinweg und nicht nur eine einzelne isolierte Maßnahme.


Die Verbesserung des Übertragungssystems ist oft der direkteste Schritt. Die Verwendung von getriebetechnischen Architekturen mit geringem Spiel und hoher Präzision kann das mechanische Spiel erheblich reduzieren, während höhere Fertigungsgenauigkeit und eine geeignete Vorspannung dazu beitragen, die Gleichmäßigkeit der Kraftübertragung zu verbessern. Wenn Geräusche aus dem Zahneingriff entstehen, ist eine mechanische Optimierung in der Regel unvermeidlich.


Auch den Motoreigenschaften sollte Aufmerksamkeit geschenkt werden, insbesondere der Drehmomentwelligkeit. Techniken wie die feldorientierte Regelung (FOC), kombiniert mit hochauflösenden Encodern und optimiertem elektromagnetischem Design, können die Laufruhe erheblich verbessern. Gut entwickelte Systeme, wie sie beispielsweise beim MIT Mini Cheetah zu sehen sind, zeigen, wie die Minimierung der Drehmomentwelligkeit sowohl zur Leistung als auch zur akustischen Qualität beiträgt.


Strukturelle Verbesserungen bieten eine weitere Optimierungsebene. Die Erhöhung der Steifigkeit auf Gelenkebene und die Reduzierung der Nachgiebigkeit in den Montageschnittstellen können die Verstärkung von Vibrationen verhindern. Eine Modalanalyse ist oft hilfreich, um kritische Frequenzen zu identifizieren und sicherzustellen, dass das System den Betrieb in resonanzanfälligen Bereichen vermeidet.


Auch Montagepraktiken haben einen erheblichen Einfluss. Die Sicherstellung präziser Ausrichtung, die Verwendung hochwertiger Lager sowie die Anwendung geeigneter Vorspannung und Schmierung können viele Quellen von reibungsbedingten Geräuschen eliminieren. In der Praxis lassen sich Probleme, die Motoren zugeschrieben werden, häufig auf Montageungenauigkeiten zurückführen.


Die Verfeinerung der Regelungsstrategie verbessert die Geräuschreduzierung weiter. Eine sorgfältige Abstimmung der PID-Parameter kann Schwingungen eliminieren, während die Integration von Dämpfung, Impedanzregelung oder Feedforward-Kompensation hilft, die Systemantwort zu stabilisieren. Ein gut abgestimmter Regler reduziert oft Geräusche, ohne dass Änderungen an der Hardware erforderlich sind.


Integrierte Aktuatoren als Strategie zur Geräuschreduzierung


In traditionellen Architekturen führt die Trennung von Motor, Getriebe und Treiber zu mehreren Schnittstellen, an denen Fehlanpassungen und Inkonsistenzen auftreten können. Diese Schnittstellen erschweren nicht nur die Integration, sondern erhöhen auch die Wahrscheinlichkeit von Vibrationen und Geräuschen.


Integrierte Aktuatoren begegnen dieser Herausforderung, indem sie diese Elemente in einer einzigen, optimierten Einheit zusammenführen. Dieser Ansatz reduziert mechanische Schnittstellen, verbessert die Ausrichtung und ermöglicht eine engere Abstimmung zwischen Steuerung und Hardware. Dadurch können sowohl Vibrationen als auch akustische Emissionen erheblich reduziert werden.


Lösungen wie die von CubeMars entwickelten veranschaulichen diesen Trend. Durch die Integration von Getriebedesign, Motorsteuerung und strukturellem Layout sind diese Aktuatoren darauf ausgelegt, in robotischen Anwendungen eine gleichmäßigere Bewegung und geringere Geräuschpegel zu liefern.


Zusätzliche Ansätze zur Geräuschminderung


Wenn Geräusche nicht vollständig an ihrer Quelle eliminiert werden können, können sekundäre Maßnahmen helfen, ihre Ausbreitung zu begrenzen. Der Einsatz von Dämpfungsmaterialien, Schwingungsisolationshalterungen und akustischer Abschirmung kann die Übertragung von Schall durch die Struktur reduzieren. Diese Methoden sind jedoch am effektivsten, wenn sie in Kombination mit grundlegenden Konstruktionsverbesserungen und nicht als alleinstehende Lösungen angewendet werden.


Auswahl des richtigen Aktuators für geräuscharme Robotik


Die Auswahl eines geräuscharmen Robotikaktuators erfordert eine systemweite ingenieurtechnische Bewertung anstatt der Fokussierung auf eine einzelne Leistungskennzahl. Faktoren wie Drehmomentwelligkeit, Getriebespiel, Regelbandbreite und strukturelle Integration beeinflussen gemeinsam die endgültige akustische Leistung.


Aus ingenieurtechnischer Sicht besteht der Kern eines geräuscharmen Aktuators nicht darin, „das Geräusch einer einzelnen Komponente zu reduzieren“, sondern darin, die Entstehung und Verstärkung von Vibrationsquellen durch systemweite Konstruktion zu minimieren. Beispielsweise gilt: Je geringer die Drehmomentwelligkeit, desto gleichmäßiger die Motorleistung und desto schwächer die auf die Struktur übertragene Anregung; je geringer das Spiel, desto weniger mechanische Stöße treten auf; und je angemessener die Regelbandbreite, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das System in Schwingung gerät.


Moderne integrierte Aktuatorlösungen werden auf Basis dieses Prinzips entwickelt. Am Beispiel der integrierten Aktuatoren von CubeMars lässt sich zeigen, dass ihr Design typischerweise Motor, Getriebe und Antriebssteuerungssystem in einer einheitlichen Optimierungsarchitektur integriert. Dadurch werden Montagefehler und Ausrichtungsabweichungen auf struktureller Ebene reduziert, die Drehmomentwelligkeit auf Motorebene verringert und die Konsistenz der dynamischen Reaktion durch eine einheitliche Regelungsarchitektur verbessert.


In praktischen Anwendungen werden solche Aktuatoren häufig in robotischen Systemen eingesetzt, die hohe Anforderungen an Geräuscharmut und gleichmäßige Bewegung stellen, wie z. B. Gelenke von Roboterarmen, Bein-Gelenke von vierbeinigen Robotern und Untergliedmaßen-Aktuatoren humanoider Roboter. In diesen Szenarien, in denen die Stabilität kontinuierlicher Bewegung entscheidend ist, spiegelt das Systemgeräusch häufig direkt die gesamte dynamische Leistungsfähigkeit wider.


Testfall zur Stabilität eines vierbeinigen Roboters



Ein 15-jähriger Technikenthusiast, Arsenii Mironov, entwarf und baute eigenständig einen vierbeinigen Roboter und führte einen sehr repräsentativen Gleichgewichtstest durch. Er platzierte den Roboter auf einem neigbaren Holzbrett und hob eine Seite schrittweise an, um eine Schräge zu erzeugen. Trotz der kontinuierlich wechselnden Neigung konnte der Roboter stabil stehen bleiben, ohne zu rutschen oder umzukippen, und demonstrierte eine ausgezeichnete Fähigkeit zur Haltungsregelung.


Alle 12 Gelenke des Systems werden von integrierten Robotikaktuatoren vom Typ CubeMars AK70-10 KV100 angetrieben. Dieser Aktuator zeigt in dynamischen Lastszenarien die folgenden wesentlichen Eigenschaften:


  • Hohe Drehmomentdichte: Spitzendrehmoment bis zu 24,8 Nm, geeignet zur Bewältigung schneller dynamischer Laständerungen

  • Schnelle dynamische Reaktion: Steuerfähigkeit mit geringer Latenz unterstützt hochfrequente Haltungsanpassungen

  • Hochpräzises Feedbacksystem: integrierter 14-Bit-Encoder ermöglicht Bewegungsregelgenauigkeit im Submillimeterbereich

  • Hochintegrierte Struktur: Motor, Planetengetriebe und Treiber in kompakter Bauform integriert, wodurch mechanische Fehlerquellen reduziert werden


ak70-10-kv100


Dieser Fall zeigt die direkte Beziehung zwischen geringem Geräusch und hoher Stabilität: Wenn ein Aktuator eine hohe Reaktionskonsistenz aufweist, benötigt das System keine häufigen Haltungsanpassungen, wodurch die Erzeugung von Vibrationen und strukturellem Geräusch reduziert wird.


Fallbeispiel eines zweiachsig stabilisierten Roboterarms



Ein weiterer Entwickler, Cameron Coward, entwickelte ein Open-Source-Projekt namens CamRo, einen zweiachsig stabilisierten robotischen Kameraarm mit vollständiger Programmierbarkeit und Fernsteuerungsfähigkeit. Das System wird hauptsächlich eingesetzt, um eine gleichmäßige Bewegung auf professionellem Niveau zu realisieren.


Die zentralen Aktuationseinheiten dieses Systems verwenden integrierte Aktuatoren vom Typ CubeMars AK80-64 und AK60-6 V1.1, die unter hochdynamischen Steuerbedingungen eine stabile Drehmomentabgabe und Bewegungspräzision liefern.


Modell

Spitzendrehmoment

Übersetzungsverhältnis

Maximale Drehmomentdichte

AK80-64

120Nm

64:1

141.2 Nm/kg

AK60-6 V1.1

9Nm

6:1

24.46 Nm/kg


Diese Kombination erreicht ein Gleichgewicht zwischen hoher Steifigkeit und hoher dynamischer Reaktion, wodurch das Gimbalsystem während schneller Bewegungen eine geringe Jitter-Ausgabe aufrechterhalten kann und somit visuelle Vibrationen sowie strukturelle Geräusche reduziert werden.


akh70-16-v1-0-kv41


Für robotische Systeme, die eine noch höhere Integration erfordern, hat CubeMars außerdem die AKH-Serie Hohlwellen-Planetenaktuatoren eingeführt.


Diese Serie ist ein Hohlwellen-integriertes Planetenaktuator-Modul, das für kompakte, drehmomentstarke Robotergelenke und Automatisierungssysteme ausgelegt ist. Seine Kernarchitektur integriert einen bürstenlosen Motor, ein präzises Planetengetriebe, duale hochauflösende Encoder und ein FOC-Antriebssystem und erreicht eine hohe Drehmomentdichte in einer leichten Struktur.


akh70-48-v1-0-kv41


Zu seinen Konstruktionsvorteilen gehören:


  • Hohlwellenstruktur ermöglicht Kabelführung und mechanische Durchführungsintegration

  • Dual-Encoder-Architektur verbessert die Genauigkeit und Stabilität der geschlossenen Regelung

  • Planetengetriebe bietet hohe Drehmomentdichte und kompakte Bauweise

  • FOC-Antrieb optimiert die Laufruhe des Motors und reduziert die Drehmomentwelligkeit


Diese Serie ist besonders geeignet für Robotergelenksysteme der nächsten Generation, die eine gleichzeitige Optimierung von mechanischem Bauraum, Systemintegration und geräuscharmem Betrieb erfordern.


Fazit


Die Geräuschreduzierung in Robotergelenken ist grundsätzlich eine Herausforderung auf Systemebene. Effektive Lösungen erfordern koordinierte Verbesserungen im Getriebedesign, in der Motorsteuerung, in der strukturellen Steifigkeit und in der Integrationsqualität.


Durch die Behandlung dieser Faktoren an ihrer Quelle können Ingenieure nicht nur einen leiseren Betrieb erreichen, sondern auch eine verbesserte Präzision, Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit.

Verwandte Artikel
CubeMars glänzt auf der 2. China-Konferenz für Humanoide Robotik und Verkörperte Intelligenz
CubeMars glänzt auf der 2. China-Konferenz für Humanoide Robotik und Verkörperte Intelligenz
CubeMars präsentiert das AKH-Hohl-Planetengetriebe auf der Konferenz für humanoide Robotik in China und gewinnt den Preis als herausragender Zulieferer.
Jun 04,2025
Auswahl von Robotermotoren: So wählen Sie den richtigen Motor
Auswahl von Robotermotoren: So wählen Sie den richtigen Motor
Erfahren Sie, wie Sie den richtigen Robotermotor für Ihre Anwendung auswählen, mit praktischen Hinweisen zu Drehmoment, Drehzahl, Leistung, Übersetzung, Feedback und Wärmeleistung.
Sep 06,2023
Wie wählt man QDD-Aktuatoren aus? Wichtige Kennwerte und anwendungsbezogene Überlegungen
Wie wählt man QDD-Aktuatoren aus? Wichtige Kennwerte und anwendungsbezogene Überlegungen
Erfahren Sie, wie Sie QDD-Aktuatoren für Roboteranwendungen auswählen, indem Sie Drehmomentdichte, Spitzendrehmoment, Backdrivability, Reaktionsfähigkeit und Regelungsleistung bewerten.
Jun 16,2026