Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
为什么电机决定机器狗性能?
机器狗电机的核心参数
机器狗电机真实案例深度拆解
明尼苏达大学农业四足机器人 —— 稳定性与可靠性的典型应用
KLEIYN—— 四足机器人垂直攀爬极限挑战
Kemba —— 精度驱动型机器人
从案例反推:机器狗电机选型的底层逻辑
机器狗电机产品推荐与选型建议
总结

机器狗电机该看哪些参数?从“能动”到“高性能”

CubeMars / 2026-04-14 13:47:22

从“能动”到“高性能运动”,电机正在重新定义机器狗

 

过去几年,四足机器人(机器狗)正在经历一场显著的技术跃迁:

 

  • 从“能够行走” → 到“稳定行走”

  • 从“基础运动” → 到“高速动态奔跑”

  • 从“科研原型” → 到“工业级落地(巡检 / 安防 / 救援)”

 

在这个过程中,一个关键趋势越来越清晰:

 

机器人性能的竞争核心,正在从“算法能力”转向“动力系统能力”。

 

早期机器人研发更多依赖:

 

  • 步态规划(Gait Planning)

  • 控制算法(PID / MPC)

  • 感知系统(视觉 / IMU)

 

但随着技术发展,行业逐渐意识到一个现实问题:

 

再先进的算法,如果没有足够强、足够快、足够精准的执行器,也无法真正实现高性能运动。

 

换句话说:

 

  • 算法决定“想怎么动”

  • 电机决定“能不能做到”

 

因此,一个核心问题摆在工程师面前:

 

  • 如何选择一款真正适合机器狗的电机?

  • 哪些参数才是关键?

  • 如何在性能与成本之间找到平衡?

 

为什么电机决定机器狗性能?

 

在很多人的认知中,机器狗的“聪明程度”主要来自算法。

 

但在实际工程中,一个更现实的结论是:

 

机器狗的性能上限,往往由电机(执行器)决定,而不是算法。

 

一、算法只是“决策”,电机才是“执行”

 

可以用一个简单类比理解:

 

  • 算法 → 大脑(决定怎么动)

  • 电机 → 肌肉(负责真正执行)

 

如果“肌肉不够强、不够快、不够精准”:

 

  • 再好的算法也无法落地

  • 理想动作无法实现

 

例如:

 

  • 算法让机器人跳跃 → 电机扭矩不够 → 跳不起来

  • 算法要求快速调整 → 响应慢 → 已经失衡

 

电机能力,直接限制了算法的发挥空间

 

二、所有运动,本质都是电机在工作

 

机器狗的每一个动作,都离不开执行器:

 

  • 抬腿 → 电机输出扭矩

  • 落地 → 电机吸收冲击

  • 平衡 → 电机持续微调

  • 奔跑 → 电机高速响应

 

换句话说:

机器人“看起来在动”,本质上是电机在连续输出控制结果

 

三、执行器 = 动力 + 控制 + 感知

 

现代机器狗使用的并不是“单一电机”,而是一体化执行器,通常包含:

 

  • 电机(动力)

  • 减速器(放大扭矩)

  • 编码器(反馈位置)

  • 驱动器(执行控制)

 

这意味着:

电机本身已经是控制系统的一部分

 

这会带来什么影响?

 

  • 控制精度 → 影响稳定性

  • 响应速度 → 影响动态能力

  • 扭矩输出 → 影响负载能力

 

执行器性能 = 机器人运动质量

 

四、电机参数,直接决定运动表现

 

不同参数对应不同能力:

 

  • 扭矩 → 能不能“撑得住”

  • 峰值扭矩 → 能不能“爆发”

  • 响应速度 → 能不能“跟得上”

  • 控制精度 → 能不能“稳得住”

 

如果其中任何一个不足:

 

  • 机器人会抖动

  • 会反应迟钝

  • 或无法完成复杂动作

 

五、为什么高性能机器人都在升级执行器?

 

近年来行业的一个明显趋势是:

 

从优化算法 → 转向升级执行器系统

 

原因很简单:

 

  • 算法可以优化“策略”

  • 执行器决定“物理能力”

 

一句话总结:

算法决定机器人“想做什么”,而电机决定它“能做到什么程度”

 

机器狗电机的核心参数

 

一、  额定扭矩(Rated Torque)——“持续作战能力”

 

定义: 电机在长期稳定运行下的持续输出能力(Nm)

 

为什么关键?

 

  • 决定机器人是否“站得住”

  • 决定是否能长时间运行

  • 直接影响负载能力

 

工程结论:额定扭矩 = 基础性能下限

 

二、  峰值扭矩(Peak Torque)——“瞬间爆发力”

 

定义: 电机短时间内的最大输出能力

 

典型应用:

 

  • 跳跃

  • 爬坡

  • 突发姿态调整

 

峰值扭矩决定极限动作能力

 

注意:

 

  • 不可持续使用

  • 通常为额定扭矩的2–3倍

 

三、  减速比(Gear Ratio)——“速度与力量的平衡器”

 

核心关系:

 

  • 减速比越大 → 扭矩越大 / 速度越慢

  • 减速比越小 → 速度越快 / 响应更灵敏

 

选型逻辑:

 

  • 动态机器人 → 低减速比

  • 重载机器人 → 高减速比

 

本质是“力量 vs 灵活性”的权衡

 

四、  控制精度(Control Accuracy)——“稳定性的核心”

 

关键指标:

 

  • 编码器精度(14bit / 16bit+)

  • 力矩控制精度

 

影响:

 

  • 是否抖动

  • 是否能做精细动作

  • 是否能实现仿生步态

 

高精度 = 高稳定性

 

五、  响应速度(Response Speed)——“能不能跑的关键”

 

定义: 控制信号到执行动作的延迟

 

影响:

 

  • 动态平衡

  • 步态切换

  • 避障能力

 

响应越快,机器人越“聪明”

 

六、  扭矩密度(Torque Density)——“轻量化核心指标”

 

定义: 单位重量输出能力(Nm/kg)

 

意义:

 

  • 更轻 → 更灵活

  • 更轻 → 更省电

  • 更轻 → 更长续航

 

高端机器人核心指标之一

 

七、  电压与功率(Voltage & Power)

 

常见:

 

  • 24V:轻量应用

  • 48V:工业级

 

趋势:

 

高性能机器人逐步向 48V系统迁移(更高效率)

 

八、  集成度(Integrated Actuator)

 

一体化执行器包含:

 

●  电机 + 驱动 + 编码器 + 减速器


优势:

 

  • 降低开发难度

  • 提高可靠性

  • 缩短研发周期

 

当前行业主流趋势

 

机器狗电机真实案例深度拆解

 

明尼苏达大学农业四足机器人 —— 稳定性与可靠性的典型应用

 

omni-agrobot-2


项目背景

来自美国明尼苏达大学农业机器人实验室的四足机器人(OmniAgRobot),被用于:

 

  • 农田巡检

  • 作物健康监测

  • 土壤数据采集

 

该机器人能够在玉米地、泥地、不规则地形中自由移动,这是传统轮式机器人难以实现的。


为什么必须使用四足结构?

 

相比轮式机器人或无人机:

 

  • 泥地 → 轮式机器人容易陷入

  • 作物间隙 → 轮式难以进入

  • 地形不规则 → 稳定性不足

 

四足机器人具备:

 

  • 更强通过性

  • 更高稳定性

  • 更精细的路径控制

 

电机选型:AK70-10 的关键作用

 

该项目最终选择 AK70-10 一体化执行器,核心原因包括:

 

① 高集成设计

 

  • 电机 + 减速器 + 驱动一体化

  • 简化机械结构与布线

 

提升系统可靠性

 

② 高精度控制能力

 

  • 支持 CAN 通信

  • 支持多电机同步控制

 

实现复杂步态协调

 

③ 高扭矩输出

 

  • 适应泥地、坡地等复杂环境

 

提供稳定支撑能力

 

④ 高可靠性与易部署

 

  • 安装简单

  • 调试效率高

 

缩短研发周期

 

实际工程表现

 

在测试过程中,该机器人实现了:

 

  • 多电机同步协调控制

  • 高频位置与力矩控制

  • 在复杂地形中的稳定行走

 

研究团队反馈:

 

高集成 + 高扭矩显著提升了系统稳定性与开发效率

 

核心结论

 

农业机器人场景的核心不是“极限性能”,而是:

 

  • 稳定性

  • 可靠性

  • 可持续运行能力

 

本质需求:

 

中高扭矩 + 高精度 + 高可靠性

 

KLEIYN—— 四足机器人垂直攀爬极限挑战

 

kleiyn-climbing

 

项目亮点:

 

  • 可在 800–1000mm狭窄墙体之间攀爬

  • 运动速度提升约 50倍

  • 具备复杂环境适应能力(类似烟囱/井道)

 

电机配置解析

 

部位执行器型号核心性能作用说明
腿部执行器AK70-10 KV100

持续支撑力强

扭矩密度高

提供稳定支撑与持续运动能力,

适合行走与动态运动

腰部执行器AK10-9 V2.0 KV60

峰值扭矩高达48Nm

高爆发输出

提供核心爆发力,

用于姿态调整与高动态动作

 

为什么能实现攀爬?

 

关键在三点:

 

1.高额定扭矩

  • 保证持续贴壁不掉落

 

2.高峰值扭矩

  • 在抬腿和推进时提供爆发力

 

3.低延迟响应

  • 快速调整接触点(防滑/失衡)

 

工程结论:

 

极限运动 = 扭矩 + 响应 + 控制三者叠加

 

Kemba —— 精度驱动型机器人

 

Kemba

 

项目特点

 

  • 高精度步态控制

  • 力控能力强

  • 用于科研与控制算法验证

 

电机能力要求

 

  • 精确控制落脚点

  • 控制力矩变化(柔顺控制)

  • 高带宽响应

 

工程意义

在科研机器人中:

 

  • 扭矩大 ≠ 好用

  • 可控性才是核心

 

核心结论

 

未来机器人趋势 = 精度驱动 + 力控融合

 

从案例反推:机器狗电机选型的底层逻辑

 

在了解了核心参数与实际案例之后,接下来最关键的一步就是:

 

选择真正适合你项目的执行器方案

 

通过 KLEIYN、农业机器人、Kemba 这三个典型案例,我们可以发现一个非常重要的规律:

 

不同应用场景,本质对应的是不同的“电机参数组合策略”

 

而不是单一参数最强。

 

一.极限运动场景(KLEIYN)

 

关键词:动态能力 / 爆发力 / 响应速度

 

核心需求:

 

●  高峰值扭矩(爆发)

●  高响应速度(快速调整)

●  中高额定扭矩(持续支撑)

 

为什么?

 

  • 攀爬、跳跃、快速移动都需要瞬间大力输出

  • 同时必须快速调整,否则容易失衡

 

本质逻辑:

 

优先“响应 + 爆发”,其次才是持续能力

 

二.农业 / 工业场景(明尼苏达机器人)

 

关键词:稳定性 / 可靠性 / 持续运行

 

核心需求:

 

  • 稳定的额定扭矩

  • 高可靠性(长时间运行)

  • 高集成度(降低系统复杂度)

 

为什么?

 

  • 农田环境复杂但节奏较慢

  • 需要长时间运行,而不是极限性能

 

本质逻辑:

 

优先“稳定 + 可靠”,而不是极限性能


三.科研 / 控制场景(Kemba)

 

关键词:精度 / 力控 / 可重复性

 

核心需求:

 

  • 高精度编码器

  • 精细力矩控制

  • 高带宽控制系统

 

为什么?

 

  • 需要验证算法

  • 需要可重复实验结果

 

本质逻辑:

 

优先“可控性”,而不是单纯动力

 

三类场景对比总结

 

场景类型代表案例优先级排序电机核心指标
极限运动KLEIYN响应 > 峰值扭矩 > 额定扭矩动态性能
农业/工业明尼苏达机器人额定扭矩 > 可靠性 > 集成度稳定性
科研控制Kemba控制精度 > 力控 > 响应可控性

 

机器狗电机产品推荐与选型建议

 

应用场景典型应用核心需求推荐型号推荐理由
动态型机器狗高速四足 / 跳跃 / 攀爬高响应 + 中高扭矩 + 低延迟AK70-10 KV100

动态性能优秀,扭矩与响应平衡,

适合跑跳等复杂运动

农业 / 工业机器人农田巡检 / 管道巡检稳定性 + 可靠性 + 长时间运行AK70-10 KV100 / AK80-8 KV60

高额定扭矩 + 高集成度,

支持长期稳定运行

重载型机器人搬运 / 工业设备高扭矩 + 高负载能力AK80-9 V3.0 KV100

扭矩储备充足,

适合高负载与工业级应用

科研 / 教育项目实验室 / 控制算法开发灵活性 + 成本控制 + 易开发AK60-6 V3.0 KV80

体积小、易集成,

适合快速验证与开发

 

一句话快速决策

 

你的目标推荐型号
跑得快 / 动态强AK70-10 KV100
稳定可靠运行AK70-10 KV100 / AK80-8 KV60
扭矩大 / 承重强AK80-9 V3.0 KV100
快速开发 / 教学AK60-6 V3.0 KV80

 

总结

 

机器狗从“能动”到“高性能运动”的跃迁,核心不再是算法,而是电机执行器。 算法决定机器人“想怎么动”,而电机决定它“能做到什么程度”。现代一体化执行器本身就是控制系统的核心,直接决定了机器狗的性能上限。


不同应用场景对应完全不同的电机参数组合策略。 极限运动场景优先响应速度与峰值扭矩,农业与工业场景优先额定扭矩与可靠性,科研教育场景则优先控制精度与力控能力。没有“最强”电机,只有“最匹配”的参数方案。


选型不是单一参数的比拼,而是扭矩、响应、精度、重量、成本之间的系统平衡。 动态型机器狗侧重响应与爆发力,工业农业场景侧重稳定与持续运行能力,重载应用需要高扭矩储备,科研教学则更看重可控性与开发便利性。


让机器狗从“能动”走向“高性能运动”,关键不在算法多强,而在电机是否能撑得住、跟得上、控得准。 选对电机,机器狗才能真正跑得快、站得稳、做得精。

相关文章
机器人动力系统是如何工作的
机器人动力系统是如何工作的
探索机器人动力系统(执行系统)的工作原理、核心组成与选型要点。本文详解电机、减速器、传感器如何协同工作,并对比足式、轮式及外骨骼机器人的执行器方案,助你精准匹配应用需求
2024-04-18
如何选择合适的人形机器人关节电机?(肩关节、肘关节、腕关节)
如何选择合适的人形机器人关节电机?(肩关节、肘关节、腕关节)
人形机器人肩 / 肘 / 腕关节电机怎么选?本文详解不同关节核心需求、选型要点、扭矩计算与推荐型号,帮你精准匹配高性能关节电机。
2026-03-20
电机市场的发展与未来前景
电机市场的发展与未来前景
近年来,电机市场在技术进步和各行业需求增长的驱动下,发生了显著的变革。从电动汽车到机器人、工业自动化到可再生能源,电机已经成为现代基础设施和创新的核心组成部分。本文探讨了电机市场的发展历程、现状及其充满希望的未来。
2024-05-31
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示