Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
보행형 로봇과 바퀴형 로봇의 정의
보행형 로봇
바퀴형 로봇
보행형 로봇 vs 바퀴형 로봇: Legacy V2 & StaccaToe 성능 비교
보행형 로봇용 모터 선택: 고토크와 정밀 제어의 균형 
바퀴형 로봇용 모터 선택: 고효율 및 유연한 제어 최적화
적절한 로봇 유형 선택하기
보행형 로봇의 장점 및 적용 분야
바퀴형 로봇의 장점 및 적용 분야
보행형 vs 바퀴형 로봇: 선택 기준
결론

보행형 로봇 vs 바퀴형 로봇: 설계, 성능 및 모터 요구사항 비교

CubeMars / Mar 25,2026

보행형 로봇과 바퀴형 로봇의 정의


보행형 로봇


보행형 로봇은 생물의 움직임을 모사하며, 다수의 관절과 구동 시스템을 활용하여 유연한 이동성을 구현합니다. 일반적으로 고정밀 보행 제어 알고리즘과 동적 모델링에 기반하여 복잡한 지형에서도 높은 적응성을 제공합니다.


보행형 로봇의 설계는 다자유도 구동 시스템과 효율적인 모터 제어 시스템을 포함하며, 대표적인 예로 매사추세츠 애머스트 대학교에서 개발한 단일 다리 로봇 StaccaToe가 있습니다.


바퀴형 로봇


바퀴형 로봇은 단순하면서도 효율적인 바퀴 구동 시스템을 기반으로 합니다. 일반적으로 제조 비용이 낮고 속도가 빠르기 때문에 대부분의 산업 및 상업 환경에 적합합니다.


바퀴형 로봇은 모터를 이용해 바퀴를 구동하여 직선 이동 및 조향을 수행하며, 평탄한 환경에서 고속 및 고효율 운용이 가능합니다. 대표적인 예로 Saban University의 BR 팀이 개발한 4륜 로봇 Legacy V2가 있습니다.



보행형 로봇 vs 바퀴형 로봇: Legacy V2 & StaccaToe 성능 비교


아래 표는 이동성, 제어 복잡도, 모터 시스템 요구사항 측면에서 보행형 로봇과 바퀴형 로봇의 주요 차이를 비교한 것입니다.


항목보행형 로봇 (StaccaToe)바퀴형 로봇 (Legacy V2)
지형 적응성높음: 다양한 복잡하고 험한 지형 주행 가능, 재난 구조 및 군사 정찰에 적합낮음: 평탄한 지형에 적합, 4륜 독립 조향으로 협소 공간 기동성 향상
속도느림: 안정성과 정밀 제어 우선빠름: 특히 평지에서 높은 속도와 효율 제공
정밀 제어높음: 모터 및 정밀 보행 제어로 정확한 움직임 구현중간: 우수한 기동성이나 평탄 지형 의존도 높음
설계 복잡도높음: 다자유도 관절 구동 및 복잡한 제어 알고리즘 필요중간: 구조는 비교적 단순하나 전자 제어 시스템은 복잡
구동 시스템고피크 토크가 필요한 다중 관절 액추에이터 (엉덩이, 무릎, 발목)지속 토크 출력을 중시하는 바퀴 구동 모터
유지보수 비용높음: 복잡한 관절, 센서, 액추에이터로 정기적 유지 필요낮음: 단순한 구동 구조로 유지보수 용이


보행형 로봇용 모터 선택: 고토크와 정밀 제어의 균형 


보행형 로봇은 경사면 등반, 장애물 통과, 불균일 지형 대응 등 복잡한 환경에서의 이동이 요구됩니다.


이러한 정밀한 동작을 구현하기 위해서는 높은 토크 출력뿐만 아니라, 정밀성과 안정성을 유지하면서 지속적인 출력이 가능한 모터가 필요합니다.


따라서 보행형 로봇의 모터를 선택할 때는 토크 요구사항, 운동 정밀도, 에너지 효율을 종합적으로 고려해야 합니다.


토크 출력과 정밀 제어의 균형


보행형 로봇 모터의 핵심 과제는 높은 토크를 제공하면서도 움직임 중 높은 정밀도와 낮은 진동을 유지하는 것입니다.


이를 위해 일반적으로 브러시리스 DC 모터(BLDC), 감속기, 엔코더로 구성된 관절 모듈이 사용되며, 저속에서도 안정적인 출력과 정밀 제어를 가능하게 합니다.


  • 고정밀 제어

일반적으로 고정밀 엔코더 또는 통합형 서보 액추에이터와 결합된 BLDC 모터가 사용됩니다. 폐루프 제어를 통해 위치와 토크의 정밀한 피드백이 가능하며, 보행 제어의 안정성과 반복성을 확보합니다.

 

  • 고응답성

저관성 로터를 가진 BLDC 모터 또는 직구동/저감속비 솔루션과 고대역폭 드라이버를 결합함으로써, 빠른 기동 및 정지와 높은 동적 응답성을 구현할 수 있습니다. 이는 점프 및 착지 충격 흡수와 같은 고동적 동작에 필수적입니다.


고성능 및 에너지 효율 설계


보행형 로봇은 장시간 연속 운용이 요구되는 경우가 많기 때문에 에너지 효율이 매우 중요한 요소입니다.


설계 단계에서 고효율 모터와 고효율 구동 시스템을 함께 적용함으로써 성능 저하 없이 운용 시간을 연장할 수 있습니다. 또한 에너지 손실을 최소화하여 복잡한 동작을 지속적으로 수행할 수 있는 능력을 확보할 수 있습니다.


통합 제어 시스템 및 동적 조정


보행형 로봇은 다양한 작업 조건에 따라 모터 출력을 실시간으로 조정할 수 있는 고도로 통합된 제어 시스템이 필요합니다.


모터는 안정적인 출력뿐만 아니라, 변화하는 하중 및 환경 조건에 빠르게 대응할 수 있어야 합니다. 따라서 모터 제어 시스템은 위치, 속도, 토크에 대한 다중 모드 폐루프 제어를 지원해야 하며, 이를 통해 복잡한 작업에서도 유연하고 정밀한 동작 제어가 가능합니다.


실제 적용 사례


legged-robots-staccatoe


단일 다리 로봇 StaccaToe의 경우, 무릎 관절에 적용된 AK80-9 V3.0 KV100 액추에이터는 높은 토크 출력과 뛰어난 응답성을 제공하여, 복잡한 지형에서도 강력한 구동 성능을 유지하면서 정밀한 동작 제어를 가능하게 합니다.


또한, 위치·속도·토크 및 MIT 하이브리드 모드를 포함한 다중 루프 제어와 지능형 조정 기능을 통해, 복잡한 보행 동작 및 장애물 통과 시 다양한 하중 변화에 정밀하게 대응할 수 있으며, 로봇의 안정성과 기동성을 동시에 확보합니다.


발목 및 발 관절에 적용된 AK10-9 V2.0 KV60 및 AK60-6 V1.1 KV80 액추에이터 역시 고정밀 토크 제어 성능을 제공하여, 점프 및 토 밸런싱과 같은 동작에서도 높은 유연성과 안정성을 보장합니다.


주요 사양

모델

모터 크기

모터 무게

최대 토크

무부하 속도

AK80-9 V3.0 KV100

Ф98*38.5mm

480g

22Nm

570rpm

AK10-9 V2.0 KV60

Ф98*61.7mm

960g

48Nm

320rpm

AK60-6 V1.1 KV80

Ф79*39.5mm

368g

9Nm

320rpm


바퀴형 로봇용 모터 선택: 고효율 및 유연한 제어 최적화


보행형 로봇과 비교할 때, 바퀴형 로봇은 고동적 관절 토크보다 지속적인 토크 출력과 전달 시스템의 효율성에 더 크게 의존합니다.


바퀴형 로봇은 일반적으로 평탄한 환경에서 운용되며, 주요 작업은 고속 이동, 정밀 위치 제어, 그리고 효율적인 작업 수행입니다. 비록 보행형 로봇에 비해 지형 적응성 요구는 낮지만, 고속 주행과 민첩한 조향 성능을 위해서는 정밀한 모터 시스템과 고급 구동 제어가 필수적입니다.


따라서 바퀴형 로봇의 모터를 선택할 때는 높은 토크 출력, 높은 에너지 효율, 그리고 정밀 제어 성능을 모두 충족할 수 있는 시스템을 선택하는 것이 중요합니다.


고토크 출력과 고효율

 

  • 고토크 출력

바퀴형 로봇은 기동, 가속, 그리고 하중 변화(예: 물류 운반, 경사 주행) 상황에서 높은 토크 성능이 요구됩니다. 일반적으로 BLDC 모터와 유성 감속기를 결합하여 빠른 응답성을 유지하면서 출력 토크를 크게 향상시킵니다.이 구성은 저속에서도 안정적이고 지속적인 토크 출력을 가능하게 하여, 고하중 및 장시간 운용 조건에서도 안정적인 주행 성능을 보장합니다.

 

  • 고효율

바퀴형 로봇은 장시간 연속 운용되는 경우가 많기 때문에 시스템 효율이 전체 운용 시간에 큰 영향을 미칩니다. 고효율 BLDC 모터와 FOC(자속 지향 제어) 알고리즘을 적용하면 전력 손실과 발열을 효과적으로 줄일 수 있습니다.또한 브러시리스 구조는 기계적 마찰을 줄여 에너지 변환 효율을 향상시킵니다. 실제 응용에서는 배터리 사용 시간을 연장할 뿐만 아니라 시스템 신뢰성을 향상시켜, 물류·창고·산업 자동화 분야의 고효율 요구를 충족합니다.


차동 구동 및 전방향 구동


모터 선택 시, 바퀴형 로봇은 기동성과 제어 정밀도를 향상시키기 위해 차동 구동 또는 전방향 구동 방식을 채택합니다.

 

  • 차동 구동 시스템


좌우 바퀴의 속도 차이를 제어하여 방향 전환 및 속도 조절을 수행합니다. 구조가 단순하고 효율적이며, 안정성과 제어 용이성이 요구되는 응용에 널리 사용됩니다.

 

  • 전방향 구동 시스템

여러 개의 옴니휠을 사용하여 모든 방향으로 부드러운 이동이 가능합니다. 협소한 공간에서의 높은 기동성이나 정밀한 위치 제어가 필요한 응용에 적합합니다.


고효율 구동 시스템 및 제어


바퀴형 로봇의 전체 효율을 향상시키고 장시간 안정적인 운용을 보장하기 위해서는 고효율 구동 시스템과 지능형 모터 제어가 필수적입니다.


이러한 시스템은 작업 요구에 따라 모터 출력을 동적으로 조절하며, 정밀 제어를 통해 에너지 소비를 최소화합니다. 토크와 속도를 정확하게 제어함으로써 다양한 환경에서 안정적이고 효율적인 작업 수행이 가능합니다.


실제 적용 사례


tmr-mars-rover


2024년 University Rover Challenge(URC)에서 TMR 팀은 CubeMars의 AK70-10 KV100 액추에이터를 채택하였습니다.


이 제품은 바퀴형 로봇에 요구되는 고토크, 고효율, 정밀 제어 성능을 충족하며, 장시간 및 고부하 임무에서도 로봇의 안정성과 효율성을 유지할 수 있도록 합니다. 이를 통해 로버의 응답성과 전체 운용 성능이 크게 향상되었습니다.


주요 사양

모델

모터 크기

모터 무게

최대 토크

무부하 속도

AK70-10 KV100

Ф89*50.25mm

521g

24.8Nm

480rpm


적절한 로봇 유형 선택하기


보행형 로봇의 장점 및 적용 분야


지형 적응성과 유연성


보행형 로봇의 핵심 장점은 복잡한 지형에 대한 뛰어난 적응 능력입니다. 계단, 불균일한 지면, 장애물을 쉽게 극복할 수 있어 재난 대응 및 군사 정찰과 같은 환경에 매우 적합합니다.


모터 및 제어 시스템 최적화


고효율 구동 시스템과 첨단 제어 알고리즘을 통해, 보행형 로봇은 동작 안정성을 향상시키는 동시에 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다. 이는 장시간 임무 수행에서 매우 중요한 요소입니다.


적용 분야


재난 대응: 잔해 속을 이동하며 접근이 어려운 지역에서 생존자 탐색 가능


군사 정찰: 험지 환경에서 복잡한 정찰 임무 수행


바퀴형 로봇의 장점 및 적용 분야


효율성과 안정성


바퀴형 로봇은 평탄한 환경에서 높은 속도와 효율을 제공하며, 산업 자동화, 창고 관리, 물류 운반 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.


모터 선택 및 성능


바퀴형 로봇은 일반적으로 고효율, 저소음, 긴 수명을 가진 BLDC 모터 및 액추에이터를 사용합니다. 이러한 특성은 장시간 안정적인 운용이 필요한 환경에 적합합니다.


적용 분야

 

자동화 창고 시스템: 물류 이송 효율 향상

 

물류/자재 운반: 공장 및 물류센터에서 빠르고 정밀한 운송 구현


보행형 vs 바퀴형 로봇: 선택 기준


로봇 유형 선택은 다음과 같은 요소에 따라 결정됩니다.


  • 지형 조건: 불균일하거나 장애물이 많은 환경에서는 보행형 로봇이 적합


  • 속도 및 에너지 효율: 평탄한 환경에서는 바퀴형 로봇이 더 효율적


  • 비용 및 유지보수: 보행형 로봇은 비용과 유지보수가 높은 반면, 바퀴형 로봇은 경제적


결론


보행형 로봇과 바퀴형 로봇의 선택은 결국 적용 환경과 성능 요구 간의 균형에 달려 있습니다.


보행형 로봇은 복잡한 지형과 높은 유연성, 정밀 제어가 필요한 환경에 적합하며, 바퀴형 로봇은 구조화된 환경에서 높은 효율성과 경제성을 제공합니다. 또한 모터 선택은 구동 시스템의 핵심 요소로서 전체 성능과 시스템 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다. 최적의 설계를 위해서는 로봇 구조와 모터 시스템을 유기적으로 통합하여 성능, 효율, 비용 간의 최적 균형을 달성하는 것이 중요합니다.

관련 기사
GL40 II 짐벌 모터: 드라이브 장착, 부드러운 작동 및 확대된 홀
GL40 II 짐벌 모터: 드라이브 장착, 부드러운 작동 및 확대된 홀
2025년에 출시된 GL40Ⅱ 짐벌 모터는 업그레이드된 홀 드라이브 보드, 전자기 설계 개선 및 업그레이드된 커넥터를 특징으로 합니다. 안정적인 성능과 유연한 제어 덕분에 이 모터는 다양한 산업 및 애플리케이션에 적합합니다.
Jan 13,2025
프레임리스 토크 모터란? 로봇 관절 설계의 핵심 장점
프레임리스 토크 모터란? 로봇 관절 설계의 핵심 장점
로봇 관절 설계에서 프레임 없는 토크 모터의 핵심 장점을 심층 분석하여 경량화, 고토크, 고정밀 지능형 로봇 응용을 지원합니다
May 19,2026
CubeMars의 혁신적인 RI-PH 시리즈 밀폐형 프레임리스 모터 소개
CubeMars의 혁신적인 RI-PH 시리즈 밀폐형 프레임리스 모터 소개
로봇 기술 및 산업 자동화 분야에서 모터의 성능과 신뢰성은 매우 중요합니다. CubeMars는 뛰어난 전기적 성능과 혁신적인 설계를 갖춘 최신 RI-PH 시리즈 포팅 타입 프레임리스 인러너 모터를 공식 출시했습니다. 외골격 로봇, 보행 로봇, 로봇 암, 산업용 협동 로봇 등 다양한 응용 분야에서 RI-PH 시리즈는 강력하고 안정적인 동력 지원을 제공합니다.
Aug 01,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내