Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
AGV 与巡检机器人应用差异理解
移动机器人电机选型的关键需求
移动机器人的电机类型与解决方案
如何进行移动机器人电机选型
真实应用场景:复杂地形下的轮式机器人
CubeMars 移动机器人电机解决方案
AGV与巡检机器人电机选型常见误区
结论

移动机器人电机选型指南:AGV 与巡检机器人

CubeMars / 2026-04-16 13:45:03

在移动机器人设计中,电机选型是最关键的决策之一。它直接影响机器人如何运动、运行效率以及长期可靠性。

 

在AGV和巡检机器人等系统中,电机与整体性能紧密相关——从负载能力和运动控制,到能耗和系统寿命。因此,选择合适的电机不仅仅是部件选择,更是系统层面的决策。

 

为了更有效地进行电机选型,首先需要理解电机在不同应用中的作用,以及选型不当可能带来的影响。

 

电机在AGV与巡检机器人中的核心作用

 

电机不仅仅是提供运动能力的组件,它还决定了机器人在实际环境中的行为表现,包括加速性能、响应能力以及稳定性。

 

在移动机器人中,电机主要负责:

  • 驱动与推进

  • 速度与加速度控制

  • 负载承载能力

  • 定位与运动精度

 

然而,不同应用对这些功能的侧重点差异明显。

 

对于AGV电机要求:

  • 持续且稳定的运行至关重要

  • 电机需在长时间工作周期内承受持续负载

  • 高效率对于延长运行时间非常关键

 

对于巡检机器人电机要求:

  • 运动更加动态且不可预测

  • 需要频繁启停和方向切换

  • 响应速度与控制精度更加重要

 

这些差异意味着移动或轮式机器人电机选型必须紧密结合机器人的实际运行方式,而不能仅依据通用参数进行选择。

 

为什么选型会影响性能与成本

 

移动机器人的电机选型不仅直接影响系统性能,也对整体成本产生重要影响,而且这种影响往往超出预期。

 

从性能角度来看:

  • 扭矩不足会导致加速性能差或无法承载负载

  • 低效率会缩短电池续航时间

  • 控制性能不足会影响导航精度和系统稳定性

 

从成本与可靠性角度来看:

  • 电机选型过大会增加重量和能耗

  • 低效率系统可能需要更大容量电池

  • 热管理问题和机械应力会缩短部件使用寿命

 

在实际应用中,无论是选型不足还是过度选型都会带来问题。关键并不是选择最强的电机,而是选择与应用需求匹配的电机。

 

合理的电机选型可以提升系统性能,降低系统复杂度,并有效减少长期运行成本。


AGV 与巡检机器人应用差异理解


application-in-inspection-robots


尽管AGV和巡检机器人都属于移动机器人范畴,但它们的运行环境和运动需求存在本质差异。这些差异直接影响电机的选型与优化方式。

 

在确定任何技术参数之前,理解这些应用层面的区别至关重要,因为同一套电机配置在某些场景中表现良好,但在其他场景中可能无法满足需求。

 

负载、速度与工作周期的差异

 

AGV与巡检机器人之间最重要的区别之一在于其负载处理方式和运动模式。

 

AGV通常用于物料搬运任务,运行环境相对稳定且重复性高,其运动特征表现为长时间连续工作和稳定的负载需求。

 

AGV的关键特征包括:

  • 负载要求较高且稳定

  • 长时间连续运行

  • 路径和运动模式可预测

  • 强调稳定的扭矩输出

 

相比之下,巡检机器人通常在更加动态的环境中运行,其工作负载会随着任务和环境变化而快速改变。

 

其典型特征包括:

  • 负载变化较大或相对较轻

  • 频繁加速与减速

  • 工作周期不规律,取决于任务需求

  • 对响应速度和适应能力要求更高

 

这种运动特性的差异意味着,AGV电机通常更侧重耐久性与稳定性,而巡检机器人电机则需要优先考虑动态响应能力与控制灵活性。

 

地形与环境挑战

 

除了运动特性之外,运行环境也是区分AGV与巡检机器人的重要因素。

 

AGV通常部署在受控的室内环境中,例如仓库或制造车间。这些环境具有平整的地面和稳定的运行条件,从而减少了对电机系统的外部干扰。而巡检机器人往往需要在更加复杂的环境中运行,例如工业现场、户外基础设施或狭小空间,这些环境条件更加不可预测。

 

巡检机器人可能面临的环境挑战包括:

  • 不平整或非结构化地形

  • 粉尘、湿气或温度变化的影响

  • 机械冲击与振动

  • 狭窄空间带来的结构限制

 

因此,相比AGV系统,巡检机器人所使用的电机通常需要具备更高的耐用性、更好的防护等级以及更强的环境适应能力。

 

这些差异对电机选型的意义

 

负载特性与环境条件的不同,直接导致电机选型侧重点的差异。

 

对于AGV系统,电机选型通常关注:

  • 稳定且持续的扭矩输出

  • 适用于长时间运行的高效率

  • 在恒定负载条件下的可靠性能

 

对于巡检机器人,则更侧重:

  • 快速响应与高精度运动控制

  • 对变化负载与复杂环境的适应能力

  • 更高的结构强度与环境耐受性

 

在实际应用中,这意味着移动机器人电机选型无法采用统一标准,而必须根据具体系统的运行特性进行针对性设计。


移动机器人电机选型的关键需求


key-factors-to-consider-in-mobile-robot-motor-selection


在理解了AGV与巡检机器人之间的应用差异之后,下一步是明确一组通用的电机需求。这些需求为在不同移动机器人应用中评估电机方案提供了基础标准。

 

尽管具体侧重点会因应用场景不同而有所变化,但大多数移动机器人系统在性能上都有一些共通的核心要求。

 

扭矩与负载能力

 

扭矩是移动机器人电机选型中最基础的参数之一,它直接决定系统在实际运行中的启动、运动以及负载能力。

 

在实际应用中,扭矩不足可能导致运动不稳定、加速性能差,甚至无法在负载条件下正常运行。

 

关键考虑因素包括:

  • 启动和加速所需的峰值扭矩

  • 稳定运行所需的持续扭矩

  • 负载变化(如载重变化或坡道条件)带来的影响

  • 应对突发阻力的安全裕量

 

合理的移动机器人电机选型不仅要保证基本运动能力,还需在动态和不确定条件下保持稳定性能。

 

在实际应用中,扭矩需求也存在一定差异,AGV通常面对重载和连续运行,而巡检机器人则更需要灵活应对复杂地形和动态运动,都是需要进行考虑的要点。

 

效率与电池续航

 

对于大多数移动机器人,尤其是电池供电系统而言,能效是直接影响运行时间和系统成本的关键因素。

 

更高的电机效率意味着更长的续航时间和更低的能量损耗,这对于AGV和自主巡检机器人的电机选择尤为重要。

 

效率相关考虑通常包括:

  • 额定负载下的功率消耗

  • 加速与减速过程中的能量损失

  • 长时间运行下的热效率表现

  • 对电池容量配置和系统重量的影响

 

提升电机效率可以在不增加系统复杂度的情况下显著延长任务执行时间。

 

尺寸、重量与集成性

 

空间和重量限制是移动机器人设计中的重要因素,尤其是在紧凑型平台或分布式驱动系统中。电机选型需要在性能与结构集成之间取得平衡。

 

关键要素包括:

  • 电机尺寸与安装空间的匹配程度

  • 整体重量对运动性能与能耗的影响

  • 与减速器、编码器或控制器的集成方式

  • 布线及机械装配复杂度

 

通常更推荐选择结构紧凑、高度集成的电机方案,以简化系统架构并降低机械设计难度。

 

耐用性与防护能力

 

移动机器人通常运行在存在机械应力和环境影响的场景中,因此电机的耐用性对系统长期可靠性至关重要。

 

重要因素包括:

  • 对灰尘、湿气和温度变化的抵抗能力

  • 在振动和冲击载荷下的机械强度

  • 轴承与减速器在连续运行中的寿命表现

  • 防护等级与应用环境的匹配程度

 

高耐用性的移动机器人电机系统有助于降低维护需求,并提升整体运行稳定性。

 

控制精度与响应性能

 

精确且快速响应的电机控制对于实现平稳导航、精准定位和系统稳定运行至关重要。

这在依赖实时反馈的巡检机器人和自主系统中尤为重要。

 

控制性能相关要求包括:

  • 高分辨率反馈(如编码器集成)

  • 对控制信号的快速响应能力

  • 低速运行时的稳定性

  • 扭矩输出平滑、波动小

 

优秀的控制性能可以在复杂或动态环境中实现更加精准和可靠的机器人运动。

 

尽管上述需求适用于大多数移动机器人,但在AGV与巡检机器人应用中,各项指标的重要性存在明显差异,这也进一步说明了电机选型必须基于具体应用进行针对性设计。


移动机器人的电机类型与解决方案


motor-types-for-mobile-robots


在明确了所需扭矩、转速以及系统约束之后,下一步就是选择合适的电机架构。不同类型的电机在性能、集成复杂度以及控制灵活性方面各有优势。

 

在移动机器人应用中,电机类型的选择往往决定了系统实现的效率以及在实际工况下的整体表现。

 

用于AGV与AMR的无刷直流电机(BLDC)

 

无刷直流电机(BLDC)因其高效率、性能稳定以及长寿命,被广泛应用于AGV和自主移动机器人(AMR)系统中。

 

它们特别适用于需要长时间稳定运行以及持续输出稳定扭矩的应用场景。

 

主要优势包括:

  • 高效率,能量损耗低

  • 在不同转速范围内均可保持稳定扭矩输出

  • 使用寿命长,维护需求低

  • 适用于连续工作工况

 

基于这些特性,BLDC电机通常是仓储、工厂及物流等结构化环境中的首选方案。

 

集成式机器人动力模组:简化系统设计

 

集成式机器人动力模组将电机、驱动器和控制电子集成于一个紧凑单元中。这种设计方式在移动机器人中越来越常见,有助于简化系统架构并降低开发复杂度。

 

与传统电机方案相比,集成式解决方案在实现上更加高效。

 

典型优势包括:

  • 减少布线和机械装配复杂度

  • 缩短系统集成与开发周期

  • 提升系统紧凑性并优化重量分布

  • 更便于控制与参数调试

 

这些优势使得集成式动力模组特别适用于紧凑型移动机器人以及对空间和集成效率要求较高的应用场景。

 

减速机构与扭矩优化

 

在许多移动机器人设计中,会通过减速机构来提升输出扭矩,而无需显著增大电机体积。这种方式可以更好地使电机性能匹配具体应用需求。

 

减速系统可以实现:

  • 在重载工况下获得更高输出扭矩

  • 改善低速控制性能

  • 更好适应坡道及阻力变化

  • 在速度与力之间实现灵活平衡

 

不过,减速机构的选择需要与电机特性进行合理匹配,否则可能导致效率下降或增加不必要的机械复杂性。


如何进行移动机器人电机选型


移动机器人电机选型并不是一步完成的决策,而是一个结合应用需求、机械约束和性能目标的系统化过程。通过结构化的方法,可以确保所选电机真正匹配机器人的实际运行条件。

 

在大多数工程实践中,电机选型通常可以分为几个关键步骤,从定义系统参数开始,到最终配置验证结束。

 

步骤一:确定机器人参数

 

电机选型的第一步是明确机器人系统的基础参数,这些参数构成后续所有计算和决策的基础。

 

常见输入参数包括:

  • 机器人总重量(含负载)

  • 轮径或驱动机构参数

  • 所需最大速度

  • 运行环境(室内、室外、坡道等)

  • 工作周期与运行时间要求

 

在这一阶段,参数的准确性非常重要,因为即使是较小的偏差,也可能在后续电机选型中被放大。在实际应用中,AGV通常参数较为明确,而巡检机器人由于环境多变,往往需要更灵活的设定。

 

步骤二:计算所需扭矩

 

在确定系统参数后,下一步是估算运动所需扭矩,这是判断电机是否能够满足机械需求的关键。

 

简化来看,扭矩主要受以下因素影响:

  • 作用在驱动系统上的总负载

  • 轮半径或传动结构

  • 滚动阻力与摩擦力

  • 坡道等额外阻力需求

 

虽然在高级设计阶段可以采用精确的动态建模,但在初期选型中,通常通过简化计算来确定一个合理的扭矩范围。

 

步骤三:考虑实际工况因素(坡度、摩擦等)

 

在真实环境中,仅靠理论计算是不够的,还需要考虑各种外部因素,以确保系统在实际运行中的可靠性。

 

重要因素包括:

  • 运行路径中的坡度变化

  • 地面摩擦差异(光滑地面与粗糙地形)

  • 启动阻力与瞬态负载

  • 传动系统中的机械损耗

 

为保证稳定运行,工程师通常会在计算结果基础上增加安全裕量,以避免在复杂或突发工况下性能不足。这一点对于巡检机器人尤为重要,因为其运行环境的不确定性远高于AGV。

 

步骤四:选择电机类型与系统配置

 

在明确性能需求之后,最后一步是选择合适的电机类型及系统配置。这一阶段通常需要在性能、集成复杂度与系统效率之间进行平衡。

 

常见决策因素包括:

  • 选择BLDC电机还是集成式执行器

  • 是否需要减速器或采用直驱方案

  • 编码器与控制系统的兼容性

  • 热管理与尺寸限制

 

最终选型不仅要满足扭矩和转速要求,还需要符合系统层面的设计目标,例如高效率、结构紧凑以及易于集成。


真实应用场景:复杂地形下的轮式机器人


为了更好地理解移动机器人在实际应用中的多样性,我们可以参考一个由 CubeMars 支持的轮式机器人项目。在该项目中,宾汉姆顿大学机器人团队为“大学火星车挑战赛(URC)”开发了一款探测车。该机器人面向类似行星探索的极端环境设计,需要在高度复杂和不确定的条件下运行。

 


应用特性


与在受控室内环境中运行的典型AGV不同,这类轮式机器人必须应对更加复杂的工况:

  • 不平整、非结构化地形

  • 牵引力与阻力的持续变化

  • 动态且不可预测的运动需求

  • 在有限空间内集成多个子系统这些特性也正是许多巡检机器人和户外移动机器人所面临的典型挑战。

 

对电机选型的启示


这种真实应用场景表明,电机选型不能仅依赖标称参数。相反,地形变化、动态响应能力以及环境适应性等因素,都会成为关键考量。这也进一步印证了前文所强调的结构化选型方法的重要性。

 

关键结论:实际移动机器人应用中的复杂性,往往远超设计阶段的理想假设。因此,以具体应用为导向进行电机选型,是确保系统性能与可靠性的关键。


在许多实际AGV系统中,通常会选择集成式BLDC动力模组,以简化机械设计并保留性能余量。同时,根据扭矩与转速需求,也可能引入减速机构进行优化。相比之下,如果将同样的选型流程应用于巡检机器人,则需要更加关注地形适应能力与动态响应性能,而不仅仅是持续负载下的效率表现。

 

CubeMars 移动机器人电机解决方案


在明确了电机类型与选型标准之后,下一步就是将这些需求映射到具体的产品方案中。


在实际工程中,工程师通常不会仅根据参数选型,而是通过“应用场景 + 电机特性”的匹配方式来选择方案。下表基于典型AGV与巡检机器人的需求,提供了一个简化参考。

 

推荐的 CubeMars 电机方案

 

应用场景推荐型号核心特点适配原因
AGV / AMR(重载、连续运行)AKA60-6 KV80高径向负载能力,高扭矩密度,结构坚固专为持续负载与长时间运行设计,确保稳定性与耐久性
中型AGV / 轮式机器人AKA10-9 KV60双编码器,长期运行稳定,高峰值扭矩提供可靠的连续运动能力与优秀控制性能
巡检机器人(紧凑 / 动态)AK60-39 V3.0 KV80体积紧凑,响应速度快,集成化设计适用于动态运动及空间受限环境


选型建议:

  • 对于AGV,应优先选择具备高扭矩稳定性和连续运行耐久性的型号

  • 对于巡检机器人,应重点关注紧凑性、响应速度和环境适应能力

  • 对于复杂系统,集成式执行器可以显著降低开发复杂度

 

在实际应用中,最佳电机方案取决于扭矩、效率以及系统集成之间的综合平衡,需要结合机器人真实运行工况进行优化选择。

 

AGV与巡检机器人电机选型常见误区


wheeled-and-inspection-robot-motor-selection


即使采用了结构化方法,如果未充分考虑实际运行环境,电机选型仍然容易出现问题。这些问题往往来源于“实际使用方式”与“理论设计假设”之间的偏差。

 

低估实际运行负载

 

一个常见错误是仅根据标称负载进行选型,而忽略实际运行中的工况变化。

 

  • 对于AGV,通常低估长时间连续运行中的持续负载

  • 对于巡检机器人,则往往忽略地形变化、坡度以及频繁启停带来的额外负载

 

如果不考虑这些因素,电机可能无法维持稳定运行,甚至在峰值负载下失效。

 

忽视应用场景下的热管理问题

 

电机的热性能常在理想条件下评估,但实际应用中往往更加复杂。

 

AGV在连续运行中会逐渐积累热量,而巡检机器人则可能在封闭空间或户外高温环境中运行,散热条件较差。

 

如果忽略这些因素,可能导致过热、效率下降甚至缩短电机寿命。

 

控制需求与运动特性不匹配

 

另一个常见问题是在选型时未充分考虑控制性能与应用需求之间的匹配。

 

AGV通常需要长距离平稳运行,而巡检机器人则更依赖快速响应和高精度控制。

 

如果电机与控制系统匹配不当,可能导致运动不稳定、定位精度下降或整体运行效率降低。


结论


移动机器人电机选型的核心在于将电机性能与实际运行工况相匹配。对于AGV和巡检机器人而言,电机的有效性不仅取决于参数指标,更取决于其与负载特性、运动方式以及环境约束的契合程度。

 

尽管这两类机器人在技术基础上具有共通性,但在实际应用中的侧重点存在明显差异。AGV更关注在稳定负载下的持续运行能力、效率与可靠性,而巡检机器人则更强调在动态、不确定环境中的响应速度、适应能力与系统鲁棒性。

 

通过采用结构化、以应用为导向的选型方法,并充分考虑实际工况及常见选型误区,可以有效提升系统性能并优化设计效率。对于从事移动机器人开发的工程师而言,电机选型的本质,是在性能、集成性与长期可靠性之间取得最佳平衡。

相关文章
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成机器人执行器解决方案,提升精度与响应速度,降低系统延迟,助力人形机器人与工业机器人实现高性能运动。
2026-04-08
CubeMars参展2024年世界机器人大会
CubeMars参展2024年世界机器人大会
2024年8月23日,北京——在2024年世界机器人大会上,CubeMars作为参展商展示了品牌旗下全系列的电机产品,引发广泛关注。此次展会汇集了全球机器人领域的顶尖专家、投资人和创新企业,共同探讨机器人技术的前沿趋势和投资机会。作为行业的年度盛事,机器人大会创投论坛不仅为与会者提供了深入交流的机会,还揭晓了“中国最具投资潜力机器人公司TOP20”榜单,对行业发展具有重要指导意义。
2024-08-28
一个机器人需要有多少个电机
一个机器人需要有多少个电机
解析机器人可配置的电机数量,涵盖自由度(DOF)、扭矩、机械结构及系统约束等关键工程因素,并结合不同机器人类型进行说明。
2023-11-03
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示