Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
外骨骼机器人电机的关键需求
外骨骼应用中的功率密度解析
电机选型中的人体安全性考量
外骨骼机器人的电机技术适配
选型设计权衡:功率、安全性与舒适性
CubeMars 电机在外骨骼机器人中的应用与选择
结论

基于功率和安全性的外骨骼机器人电机选型

CubeMars / 2026-04-10 10:36:10

外骨骼机器人正在快速改变人类与机器的交互方式,实现力量增强、运动能力提升以及康复效率的优化。从为行动受限患者提供支持的医疗辅助设备,到降低工人疲劳与受伤风险的工业系统,外骨骼正在成为现代机器人应用中不可或缺的组成部分。

 

与传统机器人不同,外骨骼系统需要与人体直接接触。这一基本特性带来了独特的工程挑战:系统性能不能仅通过输出能力来评估。执行器设计必须在以人为中心的高度受限环境中,仔细权衡功率、重量、响应速度和安全性。

 

在所有组件中,电机对系统性能起着决定性作用。它直接影响扭矩输出、运动平滑度、能效以及整体用户舒适性。然而,提高电机功率并非简单可行的解决方案。更高的输出通常伴随重量增加、热负荷提升和控制复杂度上升,这些因素可能对可穿戴性和用户安全产生负面影响。

 

因此,外骨骼机器人电机选择主要基于两个关键考量:

  • 功率密度 — 在保证足够输出的同时尽量减小体积与重量

  • 人体安全性 — 确保与用户的交互具有顺应性、可预测性与安全性

 

在外骨骼系统设计中,实现这两者的最佳平衡,对于打造高效可靠的机器人至关重要。接下来的章节中,我们将探讨电机的关键需求、功率密度的重要性,以及指导可穿戴机器人执行器设计的安全性考虑。

 

外骨骼机器人电机的关键需求

 

为外骨骼机器人设计电机,需要采用与传统机器人系统截然不同的方法。由于这些设备与人体直接接触,执行器的性能不仅仅取决于输出能力,还必须支持安全、自然且高效的人体运动。

 

以下是工程师在选择可穿戴机器人电机时必须考虑的关键因素:

 

高功率重量比

 

外骨骼是可穿戴系统,因此重量是一个关键限制。每增加一公斤都会增加代谢负担并降低用户舒适性,尤其是在长时间使用的场景中,如康复训练或工业辅助。

 

电机必须在保持最小质量的同时提供足够的扭矩和功率。高功率重量比可实现:

  • 减轻用户的物理负担

  • 提高能效与电池续航

  • 在不增加部件体积的前提下提升动态性能

 

对于下肢外骨骼,关节扭矩需求可能非常大(例如膝关节通常需要数十牛·米扭矩),这进一步凸显了紧凑而高效执行器的必要性。

 

紧凑且轻量化的集成设计

 

除了电机本身的重量外,整体执行器的结构布局同样重要。外骨骼关节必须与人体解剖结构高度匹配,机械部件空间十分有限。

 

高度集成的执行器设计——将电机、减速器和驱动电子整合在一起——具有以下优势:

  • 降低系统复杂性与布线难度

  • 更易与关节机械结构集成

  • 提高可靠性并加快部署速度

 

紧凑的模块化执行器对于可穿戴机器人尤为重要,因为空间限制和人体工程学直接影响可用性。

 

可反驱动性与机械顺应性

 

与工业机器人不同,外骨骼必须允许自然的人体运动,即便系统未通电或处于辅助模式。这要求执行器具备可反驱动性,即外力(来自用户)可以在最小阻力下驱动电机。

 

主要优势包括:

  • 更自然、直观的运动体验

  • 降低关节错位或受伤风险

  • 在意外接触情况下提高安全性

 

可反驱动性受齿轮减速比、摩擦力和电机惯量等因素影响。降低减速比并优化传动设计,可显著提升系统顺应性。


这一概念在近期关于准直驱(QDD)驱动的研究中得到了进一步验证。研究表明,低阻抗执行器能够显著提升反驱性和交互安全性。


例如,基于准直驱动(QDD)技术的外骨骼交互力估计中的研究显示,通过该技术可以实现对人机交互力的精确估计,其平均误差约为额定输出力的6.4%,从而实现更加灵敏且安全的辅助效果。

 

human-exoskeleton-interaction-force-estimation


精确的扭矩与位置控制

 

外骨骼性能高度依赖于系统与人体运动的同步精度。这需要对扭矩输出和位置进行精确控制。

 

在许多应用中,扭矩控制尤为关键:

  • 康复系统需要提供可控的辅助或阻力

  • 步态支持系统必须实时适应运动模式

  • 人机交互依赖于平滑且可预测的力输出

 

高分辨率传感器与先进控制算法能够让执行器实现稳定、响应迅速的性能,确保用户与机器之间的无缝协作。

 

效率与热管理

 

由于外骨骼通常依赖电池供电,电机效率直接影响运行时间和系统实用性。效率低下的电机不仅会快速消耗电能,还会产生过多热量。

 

热性能在可穿戴系统中尤为重要:

  • 热量积聚可能影响用户舒适性与安全

  • 空间限制制约散热方案

  • 持续运行需要稳定的温控

 

高效的电机设计结合优化的驱动电子,可在保持性能稳定的同时,将热风险降到最低。

综合来看,这些要求揭示了一个关键事实:外骨骼机器人电机的选择是一个多变量工程问题。

 

功率、体积、顺应性、控制精度与热特性都必须兼顾,以实现不仅强大,同时可穿戴、安全且直观的系统。

 

外骨骼应用中的功率密度解析

 

功率密度是外骨骼电机设计中的关键因素,它描述了电机相对于体积或重量能够产生的功率大小。在可穿戴机器人中,高功率密度使外骨骼能够提供强大辅助而不增加不必要的体积,从而保持设备的舒适性和易穿戴性。

 

功率密度对外骨骼的意义

 

简单来说,高功率密度电机在紧凑轻量的同时输出更高功率。这一点尤为重要,因为外骨骼直接穿戴在人体上,任何额外重量都会增加用户疲劳并降低舒适性。


高功率密度还能帮助机器人快速响应人体动作,保持平滑自然的运动。

 

功率密度的重要性

 

高功率密度为可穿戴机器人带来多个优势:

  • 舒适可穿戴 — 轻量电机减轻用户负担

  • 能源效率 — 小巧高效电机降低电池消耗

  • 响应迅速 — 低惯量执行器反应快,实现自然运动

  • 集成简便 — 紧凑电机更易嵌入关节结构

 

简而言之,功率密度使外骨骼能够在保持强大动力的同时,仍然便于穿戴。

 

这一原理的实际应用案例可以见于CubeMars机器人动力模组助力乔治亚理工学院AI外骨骼登上《Science Advances》一文,其中高功率密度执行器使系统能够在不同地形下实现自适应辅助。

 

该系统能够基于实时地形识别动态调整扭矩输出,在保持轻量化可穿戴结构的同时,实现强有力的辅助与自然流畅的运动。



高功率密度设计上的权衡

 

尽管高功率密度带来明显优势,但也会带来工程上的挑战:

  • 热管理 — 小型高功率电机若散热不当容易过热

  • 机械应力 — 紧凑设计可能增加齿轮或轴承应力,缩短寿命

  • 成本与材料限制 — 高级合金、磁体和绕组工艺往往提升生产成本

  • 扭矩与速度权衡 — 高速电机虽可实现高功率密度,但可能需要减速以满足扭矩要求

 

平衡这些权衡是提供既强大又可穿戴、可靠电机的关键。

 

对外骨骼电机选择的启示

 

在选择外骨骼电机时,工程师不仅需考虑峰值功率,还应关注连续功率输出、热极限和响应特性。

 

关键指导原则包括:

  • 选择高效无刷电机,以最大化单位重量功率

  • 仔细评估齿轮减速比,保持可反驱动性与顺应性

  • 考虑模块化执行器设计,将电机、减速器与驱动电子整合,以节省空间同时保持高输出

 

在实践中,高功率密度电机通常是现代外骨骼系统的核心,使系统兼具性能与用户舒适性。

 

电机选型中的人体安全性考量

 

外骨骼机器人与人体直接接触,这使得安全性在电机选型中成为首要考虑因素。与传统机器人不同,外骨骼必须平滑响应人体运动,防止任何潜在伤害。人体安全性不仅依赖机械设计,还依赖控制策略的有效实施。

 

机械安全性

 

安全的外骨骼始于硬件设计。电机和关节应尽量降低伤害风险:

  • 低惯量电机 — 轻量运动部件可减少突停或碰撞的冲击

  • 顺应式执行器 — 柔性或串联弹性设计可让关节吸收意外力

  • 安全关节范围 — 限制关节运动范围,防止过度伸展或不自然姿势

 

机械安全设计确保即便出现故障或用户突然动作,系统也不会对人体造成伤害。

 

控制层面的安全性

 

电机控制在维持安全的人机交互中起关键作用:

  • 扭矩限制 — 电机设定不会超过对用户安全的力值

  • 碰撞检测 — 传感器可识别意外阻力并停止或调整动作

  • 平滑运动曲线 — 缓慢加速和减速可避免动作突兀

 

有效的控制策略使外骨骼在辅助用户时不会施加过大力量,实现直观且可预测的使用体验。

 

热管理安全性

 

由于外骨骼直接穿戴在人体上,热管理是重要的安全考量:

  • 电机设计应尽量减少持续运行中的热量产生

  • 表面温度必须保持在安全可触范围,即使长时间使用

  • 高效散热方案或低热设计有助于保护设备和用户

 

这些特性确保系统在意外情况或断电时仍保持安全。

 

人体安全性对电机选型的启示

 

在考虑人体安全的前提下选择外骨骼电机时:

  • 选择低惯量、输出平滑可控的电机

  • 优先考虑可反驱动性与顺应性,以实现自然、安全的运动

  • 考虑模块化执行器方案,在紧凑设计的同时集成安全功能

 

通过在机械和控制层面同时关注安全,外骨骼能够在不危及用户健康的情况下提供有效辅助。

 

外骨骼机器人的电机技术适配


motor-technologies-for-exoskeleton-robots


选择合适的电机技术是外骨骼设计的核心环节。电机直接影响性能、可穿戴性和安全性,而不同技术各有优势,适用于不同应用场景。了解这些选项有助于工程师设计出自然、安全且高效的系统。

 

1.  无刷直流电机(BLDC)

 

优势:

  • 高效率,将更多电能转换为机械功率,延长电池续航

  • 紧凑轻量,实现强输出而不增加用户疲劳

  • 扭矩控制平滑精确,保证自然、类人运动

 

适用场景:

  • 下肢与上肢外骨骼

  • 需要可靠、响应迅速辅助的应用

 

BLDC 电机是许多可穿戴机器人的核心,兼顾性能与实用性。

 

2.  无框电机

 

无框电机即没有外壳的电机核心,可直接集成到外骨骼关节中。

 

优势:

  • 空间效率高:适合紧凑关节和狭小结构

  • 定制化集成:可与减速器、传感器或编码器组合,用于特殊应用

  • 高功率密度:在最小空间内提供强扭矩

 

应用场景:

  • 轻量康复设备

  • 每毫米都重要的机器人手臂或腿部

 

无框电机为设计者提供了将执行器无缝嵌入人体接口的灵活性。

 

3.  集成机器人动力模组

 

集成动力模组将电机、减速器和驱动电子整合为紧凑的一体化单元。

 

优势:

  • 简化机械与电气集成

  • 减少布线和潜在故障点

  • 提供稳定、可预测的性能

 

CubeMars 动力模组优势:

  • 高扭矩密度与轻量化设计

  • 平滑可控运动,适合人机交互

  • 模块化架构,可针对不同关节或外骨骼类型轻松定制

 

集成动力模组让工程师更多关注系统层级设计,而非单个组件。

 

4.  技术对比一览

 

技术核心优势最佳应用场景
BLDC 电机高效率、平滑控制通用外骨骼
无框电机节省空间、可定制紧凑关节、特殊设计
集成机器人动力模组简化集成、性能稳定工业或医疗可穿戴机器人


5.  技术与应用匹配

 

  • 康复外骨骼:优先考虑平滑运动、顺应性和安全性,通常选择无壳或集成动力模组

  • 工业辅助机器人:高扭矩和持续输出最重要,可选择 BLDC 或集成动力模组

  • 性能增强系统:快速响应和高动态功率至关重要,常用高功率密度 BLDC 或先进集成动力模组

 

选择适合的电机,需要在性能、安全性与舒适性之间取得平衡,以打造自然、可靠的外骨骼系统。

 

选型设计权衡:功率、安全性与舒适性

 

外骨骼设计需要在功率、安全性和用户舒适性之间进行精细平衡。与传统机器人不同,可穿戴设备必须在提供辅助的同时,保障人体健康。每一个设计选择都会影响系统的多个性能维度。

 

1.  功率与可穿戴性

 

高功率电机可提供更强的辅助和更快速的响应,但同时增加重量和体积,使外骨骼在长时间穿戴时可能不适。

 

考虑因素:

  • 更重的电机在长时间使用中增加疲劳

  • 体积大的执行器可能限制关节运动范围

  • 设计者需找到在满足扭矩需求的前提下最小化电机尺寸

 

最佳设计在提供足够功率的同时,保持系统轻量且舒适。

 

2.  安全性与响应性

 

过于激进的电机响应可能对用户构成风险,而过于谨慎的系统则会显得迟缓。安全性要求对扭矩和运动进行精确控制。

 

关键方法:

  • 使用扭矩限制以防止施加过大力量

  • 引入顺应性或串联弹性元件吸收意外负载

  • 实现平滑运动曲线,避免突兀晃动

 

安全性与响应性的平衡确保外骨骼能自然辅助用户,同时降低受伤风险。

 

3.  舒适性与机械复杂性

 

集成先进电机通常需要齿轮箱、传感器和电子元件。虽然能提升性能,但可能增加系统复杂性、重量和维护需求。

 

设计策略:

  • 优先选择模块化执行器,实现紧凑一体化解决方案

  • 尽量减少布线和外露部件,以免干扰运动

  • 考虑关节布局与固定点的人体工学设计

 

舒适性至关重要,即便性能出色,如果穿戴不适,外骨骼也难以被广泛使用。

 

4.  考虑最佳平衡点

 

每个外骨骼项目都涉及权衡,工程师需根据应用场景优先排序:

  • 康复设备:以安全性和舒适性优先,高功率非首要

  • 工业辅助外骨骼:需要较高功率,同时安全性和人体工学仍不可忽视

  • 性能增强系统:优先考虑功率和响应速度,但舒适性同样重要

 

最成功的设计是在这三者之间找到平衡,使外骨骼兼具强大动力、安全性和可穿戴性。

 

CubeMars 电机在外骨骼机器人中的应用与选择

 

外骨骼需要兼顾高功率密度与用户安全的电机。CubeMars 提供多种针对这些需求优化的执行器,使设计者能够选择既能提供充分辅助,又保持舒适性和可靠性的电机。


电机类别推荐 CubeMars 型号典型应用CubeMars 优势
关节执行器模块AK10‑9 V3.0 KV60, AK80-9 V3.0 KV100康复外骨骼、可穿戴辅助设备、轻量工业支持紧凑即插即用模块;在功率输出与安全人机交互之间取得平衡
准直驱电机AKE90‑8 KV35, AKE80‑8 KV30性能增强型外骨骼;下肢快速响应驱动电机与齿轮一体化设计;响应迅速,动态运动安全可靠
无壳扭矩电机RI60 KV120, RO80 KV105定制工业或科研外骨骼;快速原型开发;定制移动系统灵活适应独特设计;提供高扭矩密度,同时确保安全、自然运动


通过将 CubeMars 电机技术与外骨骼特定需求对齐,开发者可以确保设计既强大又可穿戴,同时利用 CubeMars 产品系列在模块化和集成方面的优势。


结论

 

外骨骼电机选型需要在功率密度、响应性和人体安全之间进行精细平衡。高性能、紧凑的执行器能够在保持系统轻量、舒适和直观的同时,提供强力辅助。

 

通过将电机技术与特定应用匹配:康复、工业辅助或性能增强,开发者可以打造安全、有效且用户友好的外骨骼。通过CubeMars 解决方案能够进一步改善机器人模块化、集成灵活性和高功率密度,确保外骨骼设计不仅技术上可靠,同时优化可穿戴性和人机交互体验。

相关文章
少年工程师的挑战:四足机器人如何在“活动地面”上保持平衡?
少年工程师的挑战:四足机器人如何在“活动地面”上保持平衡?
一起来看看这位15岁少年如何用CubeMars AK70-10机器人执行器自制并测试机器狗的平衡,实现了在复杂地形上的实时稳定与高级控制。
2025-08-06
如何在机器人手臂中使用伺服电机
如何在机器人手臂中使用伺服电机
在机器人手臂中使用伺服电机涉及多个步骤,需要合适的硬件和软件配置,以确保电机可以实现所需的精确控制。
2023-10-11
机器人动力系统是如何工作的
机器人动力系统是如何工作的
探索机器人动力系统(执行系统)的工作原理、核心组成与选型要点。本文详解电机、减速器、传感器如何协同工作,并对比足式、轮式及外骨骼机器人的执行器方案,助你精准匹配应用需求
2024-04-18
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示