ОГЛАВЛЕНИЕ
Почему так важны адаптивность и скорость отклика
Решение для экзоскелета коленного сустава с регулируемой жёсткостью
Силовое ядро: инженерная роль CubeMars AK80-64 в системе
Заключение

Как повысить отзывчивость и адаптивность экзоскелетов: на базе CubeMars AK80-64

CubeMars / May 20,2026

В робототехнике реабилитации и в экзоскелетных системах, хотя существующие решения уже способны обеспечивать определённый уровень поддержки движений, общая производительность механических суставов по-прежнему демонстрирует заметные ограничения при реальном использовании.

 

В настоящее время многие экзоскелетные системы в основном полагаются на относительно жёсткие методы привода и управления, что затрудняет достижение достаточно тонкой динамической адаптации при непрерывно изменяющихся движениях человека.

 

Во время реальной ходьбы эти ограничения обычно проявляются в следующих аспектах:


Распространённая проблемаВлияние на систему
Недостаточная плавность движения суставовСнижает естественность походки
Недостаточно мягкие переходы движенийУвеличивает ощущение резких движений
Ненатуральные переходы между фазами походкиСнижает общую непрерывность движения
Недостаточная скорость откликаСистема не успевает за изменениями движений человека в реальном времени


Эти проблемы напрямую влияют на общий пользовательский опыт экзоскелетных систем, особенно в реабилитационных сценариях, требующих длительных повторяющихся тренировок ходьбы.

 

Кроме того, при изменении ритма походки человека или условий нагрузки некоторые системы могут испытывать задержки движения суставов или снижение синхронизации из-за недостаточной скорости отклика, что дополнительно ухудшает стабильность и согласованность движений.

 

С точки зрения применения, ключевая проблема современных экзоскелетных систем заключается уже не просто в том, способны ли они обеспечивать вспомогательную силу, а в том, как достичь лучшей адаптивности суставов и более высокой скорости динамического отклика в условиях сложных и непрерывно изменяющихся движений.

 

Почему так важны адаптивность и скорость отклика


why-adaptability-and-response-speed-are-so-important


Человеческая ходьба по своей сути представляет собой непрерывно изменяющийся динамический процесс, а коленный сустав является одним из наиболее важных суставов на протяжении всего цикла походки. На различных фазах ходьбы состояние движения, условия нагрузки и механические характеристики коленного сустава постоянно изменяются

 

Например, в фазе опоры коленный сустав требует большей стабильности и опорной способности для поддержания веса тела и равновесия походки. В фазе переноса, напротив, сустав должен снижать сопротивление и жёсткость, позволяя ноге двигаться более естественно, тем самым уменьшая дополнительное энергопотребление и повышая плавность движения.

 

Это означает, что в реальных условиях эксплуатации экзоскелетные системы не могут полагаться только на фиксированную жёсткость или статические стратегии управления. Вместо этого они должны непрерывно и динамически корректировать выходные параметры сустава в соответствии с изменениями состояния движения человека.

 

Почему динамическая адаптивность так важна

 

В практических применениях «адаптивность» между экзоскелетом и человеческим телом напрямую влияет на общую эффективность движения системы.

 

Если механические суставы не способны достаточно быстро реагировать на изменения походки человека, экзоскелетные системы обычно проявляют следующие проблемы на различных этапах движения:

 

  • задержка реакции в фазе опоры, что снижает структурную стабильность

  • избыточное сопротивление в фазе переноса, увеличивающее нагрузку при движении

  • недостаточно плавные переходы между фазами походки, ухудшающие непрерывность движения

  • отсутствие синхронизации между управлением суставами и движением человека, что снижает эффективность реабилитации

 

Поскольку пользователям часто требуется длительная повторяющаяся тренировка походки, системы, не способные постоянно адаптироваться к изменениям движения человека, могут негативно влиять на комфорт, стабильность и общую плавность движения в процессе реабилитации.

 

Поэтому в применениях реабилитационных экзоскелетов динамическая адаптивность становится особенно критически важной.

 

Влияние скорости отклика на производительность системы

 

Помимо адаптивности суставов, скорость отклика является ещё одним ключевым фактором, влияющим на эффективность экзоскелета.

 

Во время реальной ходьбы ритм движения человека и условия нагрузки суставов постоянно изменяются. Поэтому экзоскелетная система должна выполнять корректировку состояния за крайне короткое время, включая:

 

  • регулировку жёсткости сустава

  • управление выходным крутящим моментом

  • переключение режимов движения

  • синхронизацию походки

 

Если скорость отклика системы недостаточна, даже корректная стратегия управления может не обеспечить эффективного согласования походки из-за задержек регулирования.

 

Таким образом, для высокопроизводительных экзоскелетных систем ключевой задачей является не только сама способность генерировать усилие, но и способность системы обеспечивать:

 

  • адаптацию к состоянию движения человека в реальном времени

  • быстрое реагирование на изменения походки

  • стабильное управление в условиях непрерывного движения

 

Под влиянием этих требований решения с переменной жёсткостью и высокой скоростью отклика постепенно становятся важным направлением исследований в современной реабилитационной робототехнике и экзоскелетных системах.


Решение для экзоскелета коленного сустава с регулируемой жёсткостью


tunable-stiffness-knee-exoskeleton-solution


Под влиянием растущего спроса на лучшую адаптивность суставов и более высокую динамическую реакцию исследовательская группа Университета Халифа предложила систему коленного экзоскелета с регулируемой жёсткостью для тренировки походки в реабилитации. Данная система была разработана и валидирована в исследовании Design and Validation of a Knee Exoskeleton with Tunable Compliance for Gait Rehabilitation.

 

В отличие от традиционных экзоскелетов с фиксированной жёсткостью, эта система в большей степени ориентирована на динамическое поведение коленного сустава на протяжении всего цикла походки. Используя подход к актуаторному управлению, который более точно имитирует характеристики человеческих мышц, исследователи стремились повысить естественность и стабильность движения с поддержкой экзоскелета.

 

Динамическое проектирование жёсткости для изменяющихся условий походки


Во время нормальной человеческой ходьбы коленный сустав не находится в постоянном состоянии.

 

Различные фазы походки предъявляют существенно разные механические требования к суставу:


Фаза походкиТребования к суставу
Фаза опорыБолее высокая жёсткость и устойчивость для поддержки нагрузки тела
Фаза переносаБолее низкое сопротивление и мягкий характер движения для снижения энергозатрат и повышения плавности



Традиционные экзоскелеты с жёсткой конструкцией часто испытывают трудности при обеспечении плавных переходов между этими фазами из-за отсутствия способности к динамической адаптации.

 

Для решения этой проблемы исследовательская группа внедрила механизм регулируемой податливости (tunable compliance) в актуатор коленного сустава, что позволило системе динамически изменять жёсткость в зависимости от изменений походки и более точно воспроизводить естественные характеристики человеческого движения.

 

Архитектура экзоскелетной системы

 

Общая система в основном состоит из следующих компонентов:


Модуль системыФункция
Актуатор коленного суставаОбеспечивает базовый выход движения и усилие привода сустава
Механизм регулируемой податливостиДинамически изменяет жёсткость и характеристики движения сустава
Система управленияОтслеживание цикла походки и регулирование в реальном времени
Отслеживание цикла походки и регулирование в реальном времениОбеспечивает высокодинамичный выход мощности


Среди этих компонентов механизм регулируемой податливости является ключевым элементом всей системы.

 

За счёт введения эластичной регулирующей структуры в цепь привода исследователи добились того, что сустав демонстрирует различные динамические характеристики на разных фазах движения. Такая конструкция не только снижает ударные нагрузки, характерные для жёстких систем, но и улучшает плавность переходов между фазами походки.

 

Управление и динамика отклика

 

Для достижения более стабильной синхронизации походки исследовательская группа объединила динамическую модель с ПИД-алгоритмами управления для регулирования состояния сустава в реальном времени.

 

Система способна быстро изменять состояние жёсткости в зависимости от изменений походки и одновременно динамически реагировать на изменения нагрузки во время движения.

 

Экспериментальные результаты показали, что:

 

  • переключение жёсткости выполняется примерно за 0,2 секунды

  • диапазон регулировки жёсткости составляет 30–500 Н·м/рад

  • система демонстрирует улучшенную непрерывность и синхронизацию при переходах между фазами походки

 

По сравнению с традиционными экзоскелетами с фиксированной жёсткостью данное решение показало более высокие результаты по скорости динамического отклика, адаптивности суставов и плавности движения.

 

Кроме того, исследовательская группа использовала лёгкую конструкцию на основе деталей из Tough PLA, напечатанных на 3D-принтере, и карбоновых стержней, что позволило снизить общий вес и повысить комфорт ношения. Модульная структура регулировки также обеспечивает адаптацию под пользователей разного роста, повышая практическую применимость системы в реабилитации.


Силовое ядро: инженерная роль CubeMars AK80-64 в системе


the-engineering-role-of-the-cubemars-ak80-64-in-the-system


В данной системе коленного экзоскелета с регулируемой жёсткостью CubeMars AK80-64 выполняет роль основного приводного узла, отвечая за ключевые задачи обеспечения выходного усилия сустава и поддержки динамической реакции. Это позволяет всей системе стабильно функционировать в условиях сложной и изменяющейся походки.

 

В отличие от традиционных раздельных архитектур «двигатель + редуктор», AK80-64 реализует высокоинтегрированную конструкцию, объединяющую бесщёточный двигатель, планетарный редуктор, энкодер и драйвер в одном компактном модуле. Благодаря этому привод обеспечивает высокую плотность выходной мощности и точность управления при ограниченном монтажном пространстве.

 

Это свойство особенно важно для суставных узлов экзоскелета, где необходимо одновременно обеспечить:

 

  • высокий крутящий момент

  • быструю реакцию

  • высокую стабильность

 

в рамках компактной механической конструкции.

 

Высокий крутящий момент для динамических нагрузок при ходьбе

 

Во время реабилитационной ходьбы коленный сустав постоянно переключается между фазами опоры и переноса, что приводит к непрерывному изменению нагрузки.

 

В данной системе AK80-64 в основном обеспечивает базовое приведение в движение и силовую поддержку, обладая следующими характеристиками:

 

Ключевая способностьИнженерная функция
Высокая плотность крутящего моментаОбеспечивает мгновенные пиковые нагрузки в фазе опоры
Широкий динамический диапазонАдаптируется к изменению усилий на разных фазах походки
Стабильная непрерывная работаПоддерживает непрерывность движения в процессе реабилитации



Его номинальный крутящий момент до 48 Н·м и пиковый до 120 Н·м позволяют покрывать основные нагрузки, возникающие при ходьбе и тренировке, обеспечивая надёжную силовую основу для системы с переменной жёсткостью.

 

Согласованное управление в системе переменной жёсткости

 

Ключевая сложность данной экзоскелетной системы заключается не только в генерации усилия, но и в динамической координации во время изменения жёсткости.

 

Благодаря высокоразрешающей обратной связи энкодера и сервоприводному управлению AK80-64 формирует замкнутую систему совместной работы с верхнеуровневым контроллером. Это позволяет суставу сохранять непрерывность усилия даже во время переключения жёсткости, избегая заметных провалов или задержек управления.

 

Такая координация обеспечивает плавные переходы движения и стабильную синхронизацию походки даже при переключениях жёсткости, происходящих в пределах примерно 0,2 секунды.

 

Преимущества интегрированной архитектуры

 

Интегрированная конструкция AK80-64 дополнительно снижает общую механическую сложность системы, позволяя приводу достигать более высокой плотности мощности в ограниченном пространстве и уменьшая зависимость от внешней проводки и отдельных управляющих модулей.

 

Это особенно важно для экзоскелетных систем, поскольку влияет не только на производительность, но и напрямую определяет распределение массы и комфорт при длительном ношении.

 

Рекомендации по выбору двигателей для суставов экзоскелета

 

В экзоскелетах и реабилитационных роботах приводы суставов должны обеспечивать баланс между:

 

  • высокой плотностью крутящего момента

  • низкой инерцией

  • высокой скоростью отклика

  • компактностью конструкции

 

При этом различные суставы — тазобедренный, коленный и голеностопный — предъявляют существенно разные требования к характеристикам привода. Поэтому выбор актуатора, как правило, осуществляется с учётом конкретного сценария применения.


Сравнение рекомендуемых актуаторов для экзоскелетов 

 

МодельОсновные инженерные характеристикиРекомендуемые области применения экзоскелетов
CubeMars AK80-64 KV80Высокомоментный интегрированный привод с планетарным редуктором 64:1, стабильная непрерывная работа, подходит для сценариев высоконагруженной динамической поддержкиЭкзоскелеты для реабилитации походки, системы силовой поддержки нижних конечностей, реабилитационные экзоскелеты с регулируемой жёсткостью
CubeMars AK60-6 V1.1 KV80Лёгкий интегрированный привод с высокой скоростью динамического отклика и компактной конструкцией, оптимизированный для носимых систем мобильностиЛёгкие носимые экзоскелеты, системы поддержки голеностопа, портативные реабилитационные устройства
CubeMars AK70-10 KV100Интегрированный привод с сбалансированной динамикой и повышенной ударопрочностью за счёт крестовинных роликовых подшипниковМногосуставные экзоскелеты нижних конечностей, системы динамической тренировки походки, роботизированные носимые ассистивные платформы


В данной исследовательской системе CubeMars AK80-64 в основном используется для обеспечения стабильной силовой поддержки и динамической реакции архитектуры коленного экзоскелета с регулируемой жёсткостью, что позволяет системе поддерживать плавные переходы походки и надёжную координацию человек–машина в процессе реабилитационной тренировки.


Заключение

 

Данное исследование посвящено системе коленного экзоскелета с регулируемой жёсткостью. Начиная с анализа динамических характеристик человеческой походки, оно рассматривает ограничения традиционных экзоскелетных систем с точки зрения адаптивности суставов и скорости отклика. В работе подчёркивается, что достижение баланса между стабильной поддержкой и плавными переходами движений в условиях сложных непрерывных движений является одной из ключевых задач современного проектирования экзоскелетов.

 

Для решения этих проблем в систему был внедрён механизм регулируемой податливости совместно с динамическими алгоритмами управления, что позволило коленному суставу быстро переключать состояния в различных фазах походки. Такой подход улучшает непрерывность движений и координацию человек–машина. Как с точки зрения экспериментов, так и с точки зрения архитектуры системы, решение демонстрирует высокие показатели в согласовании походки, скорости реакции и плавности движений.

 

В данной архитектуре системы CubeMars AK80-64 выступает в роли основного приводного узла, обеспечивая стабильную подачу мощности и высокую динамическую управляемость сустава. Это позволяет механизму переменной жёсткости надёжно работать в условиях сложной походки. Данный пример демонстрирует инженерную ценность и потенциал применения высокоинтегрированных приводов в экзоскелетах и реабилитационной робототехнике.

Похожие статьи
Что такое бескорпусный моментный мотор? Основные преимущества в конструкции суставов робота
Что такое бескорпусный моментный мотор? Основные преимущества в конструкции суставов робота
Подробный анализ ключевых преимуществ безкорпусных моментных двигателей в конструкции роботизированных суставов, обеспечивающих легкие, высокомоментные и высокоточные применения для интеллектуальных роботов
May 19,2026
Почему мы одержимы гуманоидными роботами?
Почему мы одержимы гуманоидными роботами?
Под каждым видео о гуманоидных роботах кто-то спрашивает: почему такая одержимость гуманоидными роботами? Разве двуногие, четвероногие или колесные не лучше приспособлены к рабочей среде?
Aug 21,2024
Новые идеи в управлении бионической рукой: магнитные имплантаты возвращают ампутантам ловкость рук
Новые идеи в управлении бионической рукой: магнитные имплантаты возвращают ампутантам ловкость рук
За последние годы технология бионических рук достигла впечатляющего прогресса. Последние исследования демонстрируют инновационный подход к управлению протезом, основанный на миокинетическом интерфейсе.
Sep 20,2024