Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
로봇은 송전선 점검 방식을 혁신적으로 변화시키고 있다
1.  송전선 점검의 전통적인 방법과 현황
2.  송전선 점검에서 로봇의 활용
Gorilla Mk1 송전선 점검 로봇 소개
송전선 점검 로봇용 모터 선택 방법
점검 로봇에서의 프레임리스 토크 모터 활용
프레임리스 토크 모터의 기타 로봇 분야 응용
산업 분야
재활 로봇
요약

프레임리스 토크 모터가 송전선 점검 로봇에 유리한 지원을 제공

CubeMars / Mar 20,2026

로봇은 송전선 점검 방식을 혁신적으로 변화시키고 있다


1.  송전선 점검의 전통적인 방법과 현황


  • 전통적인 점검 방법: 인력 점검 및 헬리콥터 점검


송전선 점검은 전력 시스템에서 중요한 업무이며, 그동안 인력 점검이나 헬리콥터 점검과 같은 전통적인 방법에 의존해 왔다.

 

  • 전통적인 방법의 한계: 높은 비용, 낮은 효율, 안전 위험


인력 점검은 경험을 통해 세밀한 점검이 가능하지만, 시간과 노력이 많이 소요되며, 고소, 악천후 환경에서는 안전 위험이 존재한다.

헬리콥터 점검은 효율을 높일 수 있지만, 여전히 높은 비용과 복잡한 지형에 대한 적응력 부족 문제가 있다.


  • 현대 점검의 요구: 높은 자동화, 정밀성 및 효율


전력 시스템의 안전성과 운용 효율 요구가 증가함에 따라, 전통적인 점검 방법의 한계가 드러나고 있다.

현대 송전선 점검은 여전히 높은 비용, 낮은 효율, 높은 위험 문제를 해결하고, 점검의 정밀성과 효율을 높여 보다 높은 자동화를 실현해야 한다.

 

2.  송전선 점검에서 로봇의 활용


로봇 점검의 장점: 인력 위험 감소, 점검 효율 향상


송전선 점검에서 로봇의 활용은 전력 산업에 혁신적인 변화를 가져왔다.


전통적인 인력 점검과 비교하여, 로봇은 고압 전력선, 험준한 지형, 악천후 조건에서도 안정적으로 작업할 수 있으며, 점검 중 안전 위험을 크게 줄이고, 짧은 시간 내에 대량의 점검 작업을 수행할 수 있다.

 

송전선 점검 로봇의 발전 과정

 

  • 인력 및 기계 지원


전력 시스템 초기 단계에서 송전선 점검은 주로 인력에 의존했다. 전력 회사는 점검 직원이 도보, 차량, 또는 헬리콥터를 통해 선로 안전성과 장비 상태를 확인했다.

 

  • 드론 점검 및 간단한 로봇


UAV(무인항공기)와 로봇 기술이 초기 발전함에 따라, 송전선 점검은 점차 드론과 로봇을 보조 도구로 도입했다.

 

  • 발전 단계: 지능형 로봇 시스템의 부상


인공지능, 머신 비전, 센서 기술, 데이터 분석 기술의 급속한 발전으로, 송전선 점검 로봇은 보다 지능적이고 효율적인 방향으로 발전하고 있다.

 

  • 현대 단계: 고도 통합 및 심층 지능화


최근 기술 혁신의 진전에 따라, 송전선 점검 로봇은 새로운 발전 단계에 진입했으며, 로봇 기술은 더욱 성숙해졌다.

 

3.  주요 적용 시나리오

 

  • 고압선 유지보수


송전선 점검 로봇은 완전 자동 점검 능력을 갖추고 있으며, 다양한 센서를 활용하여 장비 상태를 종합적으로 감지할 수 있다.

로봇은 선로 상태를 실시간 스캔하고 데이터를 수집·분석할 수 있으며, 고소 등 위험 구역 모니터링도 용이하게 수행할 수 있다.

 

  • 장비 진단


점검 로봇은 전용 검사 장비를 사용하여 자동으로 순회하며 장비 파라미터를 실시간으로 점검하고, 이상을 신속히 피드백할 수 있다.

이를 통해 배전실, 변환소, 고압 개폐기실 등 사람이 조작하기 어렵거나 건강 위험이 있는 장소에서도 활용 가능하다.

 

송전선 유지보수의 위험성을 해결하고 인건비를 절감하기 위해, C사의 팀은 Gorilla Mk1 로봇을 개발했다.

Gorilla Mk1 로봇은 기술적 수단을 통해 비용을 제어하면서, 인력에 의한 송전선 유지보수 위험을 효과적으로 낮추고 있다.


Gorilla Mk1 송전선 점검 로봇 소개



1.  핵심 파라미터


무게

견인 하중

최대 속도

최대 경사

20kg

280kg

20m/min

30°


2.  기술적 특징

 

  • 전륜 구동 및 전동 휠 설계로 안전하고 안정적인 작업

Gorilla Mk1은 독립 구동 전동 휠 4개를 장착하여, 견인력을 증가시키는 동시에 높은 안정성을 제공한다.

 

  • 원격 제어 시스템으로 원격 작업 가능

Gorilla Mk1은 다각도 카메라를 내장하여 작업 환경을 선명하게 확인할 수 있다.

무선 신호 전송을 통해 운영자는 원격 제어 시스템을 사용해 조작 가능하다.

 

  • 동적 내장 제어 시스템으로 정밀한 힘 적용

Gorilla Mk1은 동적 내장 제어 시스템을 갖추고 있어, 송전선에 가해지는 힘을 실시간 모니터링 및 조절하여 과도한 마모나 손상 없이 정확한 힘 적용을 보장한다.

 

3. 구동 시스템


Gorilla Mk1은 4개의 프레임리스 토크 모터를 탑재하여, 견인력을 효과적으로 향상시키고 로봇의 안정성을 보장하며, 복잡한 환경에서도 정확하고 안전하게 작업할 수 있다.


송전선 점검 로봇용 모터 선택 방법


1. 높은 토크 밀도


  • 높은 토크

  • 소형화



프레임리스토크 모터의 높은 토크 밀도로 로봇 구조가 보다 컴팩트해지고, 관절 및 구동 시스템에 유연하게 통합할 수 있다.

 

2. 극저 슬롯 토크


최적화된 전자기 구조로 저속 점검 시에도 부드러운 운전이 가능하며, 소음과 진동을 줄여 점검 정밀도와 편안함을 향상시킨다.

 

3. 컴팩트 구조로 통합 적합


소형·경량으로 점검 로봇의 관절, 회전축 등 주요 부위에 쉽게 장착 가능하며, 복잡한 환경에서도 높은 유연성을 발휘한다.

 

4. 높은 커스터마이징 가능성


프레임리스 모드는 구조 요구사항에 따라 지지 플랜지, 전송 인터페이스, 엔코더 브래킷 등을 맞춤 설계할 수 있어 로봇의 적응성과 유연성을 크게 향상시킨다.


점검 로봇에서의 프레임리스 토크 모터 활용


application-of-frameless-torque-motors

 

응용 사례: RI80 V2.0 KV75 프레임리스 토크 모터를 장착한 점검 로봇은 고성능 전동 구동 시스템을 통해 복잡한 환경에서도 빠르게 이동하며 문제를 정확하게 보고할 수 있다.

 

효과 분석: 이 로봇은 높은 비용, 낮은 효율, 높은 위험 문제를 해결하고, 점검 정밀성과 효율을 향상시켜 자동화를 실현했다.


RI80 V2.0 KV75 모터 기본 파라미터

모델

모터 크기

직경 모터

무게 최대

최대 토크

무부하 회전수

RI80 V2.0 KV75

Ф85*27mm

40.5mm

411g

4.1Nm

2960rpm@48V


CubeMars 프레임리스 토크 모터 추천 링크

내부 회전 프레임리스 토크 모터 – 부드럽고 정밀하며, 통합이 용이함

외부 구동 프레임리스 토크 모터 – 높은 토크, 초저 코그링 효과, 쉬운 통합


프레임리스 토크 모터의 기타 로봇 분야 응용


프레임리스 토크 모터는 첨단 구동 기술로서 산업 및 의료 분야에서도 응용 가능하다.


산업 분야


우수한 성능과 유연성으로, 프레임리스 모터는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용되고 있다.

 

  • 로봇 팔, 조립 라인, 자동화 설비

로봇 팔, 조립 라인, 자동화 설비에서 프레임리스 모터는 고정밀 운동 제어를 구현한다.

로봇 팔은 정밀 조립, 물체 집기, 용접 등 복잡한 작업을 수행할 수 있다.

 

  • 고정밀 공작기계

고정밀 공작기계에서는 프레임리스 모터가 높은 토크 출력과 빠른 응답성을 제공하여, 가공 시 정밀한 절삭과 위치 결정을 가능하게 한다.

 

  • 실크스크린 인쇄

실크스크린 인쇄는 높은 패턴 정렬 정확도와 균일한 인쇄 압력이 필요하며, 프레임리스 모터는 각 층의 인쇄를 기대대로 실현할 수 있다.

우수한 동적 성능으로 인쇄 오차를 줄이고, 패턴의 선명도와 정확성을 보장한다.

 

재활 로봇


고령화 사회 도래에 따라 재활 로봇 수요가 증가하고 있으며, 시장 전망이 밝다.

프레임리스 모터와 첨단 제어 알고리즘을 결합하여, 재활 로봇은 정밀하고 유연한 운동 제어가 가능하다.

로봇이 제공하는 반복 운동을 통해, 환자는 안전한 환경에서 물리치료를 받을 수 있다.

 

  • 상지 재활 로봇

팔과 손 재활에 특화되어, 악력, 협응력, 유연성을 회복하도록 돕는다.

 

  • 하지 재활 로봇

다리 재활에 사용되며, 환자가 보행, 서기, 균형 등 기본 동작을 재학습하도록 지원한다.

 

  • 외골격 로봇

웨어러블 설계를 통해 환자에게 지지력과 힘 보강을 제공하며, 보행 및 기타 동작을 지원한다.


요약


RI80 V2.0 KV75 프레임리스 토크 모터는 고성능, 고집적, 고맞춤화 특성으로 인해 송전선 점검 로봇에 이상적인 구동 솔루션이 된다.


따라서 로봇용 모터를 선택할 때는 토크 밀도, 구조 통합성, 맞춤화 가능성에 주목하여 실제 적용 요구를 충족시켜야 한다.


CubeMars는 로봇 모터 연구 개발 및 제조에 특화된 기업으로, 고객 요구에 따라 모터 및 구동 시스템 솔루션을 맞춤 제공할 수 있다.

현재까지 CubeMars는 전 세계 1600개 이상의 기업에 서비스를 제공해왔다.


산업 자동화, 휴머노이드 로봇, 외골격, 수중 추진기 등 다양한 용도에서 로봇에 적합한 구동 시스템을 찾고 있다면, 언제든지 문의해 달라.


관련 기사
CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개
CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개
AK80-9 로봇 액추에이터는 조지아텍 AI 외골격을 구동하며, 86%의 에너지 효율 개선과 실시간 지형 적응을 통해 향상된 이동성을 제공합니다.
Jul 19,2025
큐브마스, 미네소타 대학교 농업용 사족 보행 로봇 지원: 고도로 통합된 모터가 스마트 농업을 선도
큐브마스, 미네소타 대학교 농업용 사족 보행 로봇 지원: 고도로 통합된 모터가 스마트 농업을 선도
농업용 사족 보행 로봇견은 들판을 이동하며 데이터를 수집하고, 기존의 바퀴형 로봇이나 드론이 복잡한 지형에서 수행할 수 없는 작업을 수행합니다.
Jun 10,2025
전동기 시장의 발전과 미래 전망
전동기 시장의 발전과 미래 전망
최근 몇 년간, 전동기 시장은 기술 발전과 다양한 산업 분야에서의 수요 증가로 인해 크게 변화했습니다. 전기차에서 로봇, 산업 자동화에서 재생 에너지에 이르기까지, 전동기는 현대 인프라와 혁신의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 본 문서에서는 전동기 시장의 발전 과정, 현재 상황 및 유망한 미래 전망을 다룹니다.
May 31,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내