Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
짐벌 모터란 무엇인가?
짐벌 모터 구매 전 비교해야 할 핵심 성능 파라미터
짐벌 안정성에 영향을 주는 핵심 요소
짐벌 모터 구매 시 자주 간과되는 요소
다양한 응용 분야에 적합한 짐벌 모터 선택 방법
짐벌 모터 기술 발전의 미래 트렌드
결론

짐벌 모터 구매 전에 비교해야 할 주요 사양

CubeMars / Jun 03,2026

드론 짐벌, 로봇 비전 시스템, 보안 감시 장비 또는 LiDAR 플랫폼 등 다양한 분야에서 짐벌 모터는 시스템 안정성, 제어 정확도 및 응답 속도에 직접적인 영향을 미칩니다. 그러나 시장에는 다양한 짐벌 모터 사양이 존재하며, 모델마다 토크, KV 값, 엔코더 정밀도, 진동 제어 등 성능 특성이 크게 다릅니다. 단순히 크기나 가격만으로 모터를 선택하면 실제 응용 요구를 충족하기 어렵습니다.


따라서 짐벌 모터를 구매하기 전에 성능에 영향을 미치는 핵심 파라미터를 이해하고, 특정 응용 시나리오에 따라 종합적으로 평가하는 것은 시스템 신뢰성을 향상시키고 개발 리스크를 줄이는 중요한 단계입니다.


짐벌 모터란 무엇인가?


짐벌 모터는 플랫폼의 자세를 안정화하고 제어하기 위해 특별히 설계된 브러시리스 모터입니다. 카메라 짐벌, 드론 짐벌, 로봇 비전 시스템, 보안 감시 장비, LiDAR 플랫폼, 전기광학 추적 시스템, 측량 장비 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.


일반적인 서보 모터와 달리 짐벌 모터는 저속 또는 정지 상태에서도 부드럽고 연속적인 토크 출력을 제공하여 고정밀 자세 제어를 실현해야 합니다. 따라서 짐벌 시스템은 토크 출력, 응답 속도, 동작의 부드러움, 제어 정확도에 대해 훨씬 높은 요구사항을 가집니다.


드론, 로봇, 지능형 비전 장치 및 자동화 시스템의 빠른 발전과 함께 짐벌은 안정적인 작동과 정밀한 위치 제어를 위한 핵심 구성 요소가 되었습니다. 그러나 적용 분야마다 요구 성능은 다릅니다. 예를 들어 드론 짐벌은 무게와 전력 소비를 더 중시하며, 로봇 비전 시스템은 동적 응답과 제어 정확도를 더 중요하게 여깁니다.


따라서 짐벌 모터를 선택할 때 단순히 치수, 가격 또는 정격 전력만 비교하는 것은 충분하지 않습니다. 엔지니어와 구매 담당자는 토크 성능, 엔코더 정확도, 코깅 토크, 응답 속도, 열 특성과 같은 핵심 지표를 함께 고려해야 합니다.


gimbal-motor2


짐벌 모터 구매 전 비교해야 할 핵심 성능 파라미터


정격 토크 (Rated Torque)


정격 토크는 짐벌 모터의 연속 출력 능력을 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나이며, 엔지니어가 모터를 선택할 때 가장 먼저 평가하는 파라미터입니다. 이는 모터가 외부 교란이 존재하는 상황에서도 목표 자세를 장시간 안정적으로 유지할 수 있는지를 결정합니다.


짐벌 시스템에서 모터는 단순히 하중을 회전시키는 것뿐만 아니라 중력, 관성 및 외부 진동을 지속적으로 견뎌야 합니다. 정격 토크가 부족하면 고급 제어 알고리즘을 사용하더라도 제어 정확도가 저하될 수 있습니다.


토크 부족은 일반적으로 다음과 같은 문제를 유발합니다:

  • 짐벌 진동

  • 제어 불안정

  • 추적 오차 증가

  • 모터 지속 과부하

  • 과도한 온도 상승


실제 프로젝트에서는 정격 토크를 다음 요소들을 기반으로 평가해야 합니다:

  • 카메라 무게

  • 렌즈 무게

  • 센서 무게

  • 무게 중심 위치

  • 짐벌 구조 크기

  • 가속 요구사항


예를 들어, 망원 렌즈가 장착된 감시 짐벌은 더 큰 관성 때문에 더 높은 토크가 필요합니다. 반면 드론 짐벌 시스템에서는 토크와 무게 사이의 균형이 중요합니다.


일반적으로 계산된 요구 토크 대비 20%~50%의 안전 여유를 두는 것이 장기적인 안정성을 위해 권장됩니다.


피크 토크 (Peak Torque)


정격 토크 외에도 피크 토크는 짐벌 모터의 동적 성능을 평가하는 중요한 파라미터입니다.


피크 토크는 짧은 시간 동안 모터가 낼 수 있는 최대 토크를 의미하며 시스템의 순간 응답 능력에 직접적인 영향을 미칩니다.


피크 토크는 다음과 같은 상황에서 중요합니다:

  • 빠른 기동

  • 비상 제동

  • 외란 보상

  • 대각도 자세 변화

  • 고속 추적


로봇 비전 시스템에서는 대상이 갑자기 방향을 바꿀 때 짧은 시간 내에 자세를 보정해야 합니다. 피크 토크가 부족하면 정확한 추적이 어려워집니다.


드론 짐벌에서는 비행 중 바람과 같은 외란에 대응하기 위해 순간적인 높은 토크가 필요합니다.


KV 값 (Speed Constant)


KV 값은 브러시리스 모터의 중요한 파라미터로, 1V당 무부하 회전 속도를 의미합니다.


예를 들어:

  • KV100은 1V당 100 RPM을 의미합니다

  • KV50은 1V당 50 RPM을 의미합니다


KV 값은 드론 추진 시스템에서 자주 논의되지만 짐벌 응용에서도 중요합니다. 짐벌 시스템에서 KV 값은 주로 속도 특성을 나타내며, 실제 모터 선택에서는 정격 토크, 토크 상수(Kt), 제어 정확도가 더 중요한 요소입니다.


일반적으로 낮은 KV 모터는 더 높은 토크 상수를 제공하고, 높은 KV 모터는 더 높은 속도를 제공합니다.


짐벌 시스템은 대부분 저속 또는 정지 상태에서 동작하므로, 대부분의 짐벌 모터는 부드러운 출력과 높은 제어 정밀도를 위해 저 KV 설계를 채택합니다.


KV 값이 과도하게 높은 모터를 선택하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다:

  • 저속 제어의 부드러움 감소

  • 정밀 위치 제어 능력 저하

  • 전력 소비 증가

  • 운영 온도 상승


따라서 짐벌 응용에서는 KV 값이 높다고 항상 좋은 것은 아닙니다. 시스템의 하중 요구사항과 제어 목표에 맞게 선택해야 합니다.


토크 상수 (Kt)


KV 값과 비교할 때, 토크 상수(Kt)는 짐벌 응용에서 모터 성능을 보다 직접적으로 나타내는 지표입니다.


Kt는 전류 1A당 생성되는 토크를 의미하며 보통 Nm/A로 표현됩니다.


Kt 값이 높을수록 동일한 전류에서 더 큰 토크를 생성할 수 있습니다.


높은 Kt 값을 가진 모터는 다음과 같은 장점이 있습니다:

  • 더 높은 토크 출력

  • 전류 활용 효율 증가

  • 발열 감소

  • 에너지 소비 감소

  • 배터리 사용 시간 증가


장시간 연속 운용이 필요한 짐벌 시스템에서는 높은 Kt 설계가 드라이버와 전원 시스템의 부담을 크게 줄일 수 있습니다.


예를 들어 모바일 로봇, 검사 시스템, 야외 감시 플랫폼에서는 짐벌이 수 시간 또는 수 일 동안 지속적으로 동작해야 합니다. 이런 경우 높은 Kt 모터는 에너지 효율을 높이고 온도 상승에 따른 시스템 불안정을 줄여줍니다.


KV 값과 Kt는 일반적으로 반비례 관계에 있습니다. 따라서 모터 선택은 단일 파라미터가 아니라 토크 요구사항, 동작 속도, 전원 조건, 제어 정밀도를 종합적으로 고려해야 합니다.


gimbal-motor1

짐벌 안정성에 영향을 주는 핵심 요소


엔코더 정확도 (Encoder Accuracy)


대부분의 고성능 짐벌 시스템은 폐루프 제어를 사용하므로 엔코더 성능이 매우 중요합니다.


일반적인 엔코더 유형은 다음과 같습니다:

  • 자기식 엔코더

  • 광학식 엔코더

  • 듀얼 엔코더 시스템


높은 엔코더 해상도는 다음을 제공합니다:

  • 더 정밀한 자세 제어

  • 더 낮은 추적 오차

  • 더 높은 안정화 성능


산업용 비전 시스템과 측량 장비에서는 고정밀 엔코더가 필수 표준으로 자리 잡고 있습니다.


코깅 토크 (Cogging Torque)


코깅 토크는 짐벌의 부드러운 동작에 영향을 주는 가장 중요한 요소 중 하나입니다.


과도한 코깅 토크는 다음을 유발할 수 있습니다:

  • 저속 진동

  • 미세 진동

  • 영상 흐림


고품질 짐벌 모터는 일반적으로 다극 구조, 최적화된 자석 회로, 특수 슬롯 설계를 통해 코깅 토크를 최소화합니다. 이는 카메라 및 전기광학 추적 시스템에서 매우 중요합니다.


응답 속도 (Response Speed)


짐벌은 지속적으로 외란을 보정해야 하므로 모터의 동적 응답 성능이 매우 중요합니다.


주요 평가 요소는 다음과 같습니다:

  • 토크 응답 속도

  • 가속 능력

  • 제어 대역폭


응답 속도가 빠른 모터는 자세 오차를 더 빠르게 수정하여 시스템 안정성을 향상시킵니다.


진동 및 소음 수준 (Vibration & Noise)


비전 시스템에서 진동은 이미지 품질에 직접적인 영향을 줍니다.


저진동 모터는 다음과 같은 효과를 제공합니다:

  • 이미지 선명도 향상

  • 제어 오차 감소

  • 사용자 경험 향상


드론 촬영, 카메라 짐벌, 레이저 스캐닝 장비, 전기광학 추적 플랫폼에서는 속도보다 진동 특성이 더 중요한 경우가 많습니다.


짐벌 모터 구매 시 자주 간과되는 요소


모터 크기 및 설치 공간


짐벌 시스템은 일반적으로 매우 제한된 공간 조건에서 설계됩니다.


주요 비교 항목은 다음과 같습니다:

  • 외경

  • 길이

  • 무게

  • 장착 홀 패턴


특히 드론과 모바일 로봇에서는 모터 크기가 전체 시스템 설계에 직접적인 영향을 줍니다.


일반적으로:

  • 큰 직경 → 더 높은 토크

  • 짧은 길이 → 더 컴팩트한 구조


따라서 토크 밀도는 매우 중요한 설계 지표입니다.


작동 전압 및 드라이버 호환성


일반적인 전압은 다음과 같습니다:

  • 12V

  • 24V

  • 48V


구매 전 반드시 다음을 확인해야 합니다:

  • 정격 전압

  • 드라이버 호환성

  • 제어 인터페이스


일반적인 제어 방식:

  • PWM

  • UART

  • CAN Bus

  • RS485


산업용 로봇과 자동화 장비에서는 CAN Bus가 가장 널리 사용됩니다.


열 성능 (Thermal Performance)


짐벌 모터는 지속적으로 홀딩 토크를 생성해야 하는 경우가 많습니다.


열 관리가 부족하면 다음 문제가 발생할 수 있습니다:

  • 과도한 온도 상승

  • 자석 탈자

  • 제어 성능 저하

  • 수명 단축


엔지니어는 연속 출력 능력, 온도 상승 사양, 냉각 구조를 신중히 평가해야 합니다.


다양한 응용 분야에 적합한 짐벌 모터 선택 방법


정격 토크, 엔코더 정확도, 응답 속도는 모두 중요한 요소이지만, 실제로는 응용 분야마다 우선순위가 다릅니다. 모터 선택의 핵심은 “가장 높은 사양의 모터”를 고르는 것이 아니라, “해당 응용에 가장 적합한 솔루션”을 선택하는 것입니다.


예를 들어, 소형 카메라 짐벌은 경량화와 저진동 성능이 가장 중요하지만, 산업용 비전 시스템과 LiDAR 플랫폼은 높은 제어 정확도와 동적 응답 성능이 더 중요합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 CubeMars는 다양한 하중과 응용 시나리오에 맞는 여러 짐벌 모터 모델을 제공합니다.


아래 표는 대표적인 응용 분야별 주요 선택 기준을 정리한 것입니다.


응용 분야

우선 고려 파라미터

추천 CubeMars 모델

카메라 짐벌

저 코깅 토크, 저진동

GL30 KV290 / GL35 KV100

드론 짐벌

경량 설계, 토크 밀도

GL35 KV100 / GL40 KV70

보안 감시

긴 수명, 안정성, 신뢰성

GL40 KV70 / GL60 KV25

LiDAR 플랫폼

엔코더 정확도, 응답 속도

GL40 II KV82.5 / GL60 II KV28

로봇 비전 시스템

동적 성능, 제어 정확도

GL60 KV25 / GL80 KV60

산업 측량 장비

안정성, 연속 출력 능력

GL60 KV25 / GL80 KV30


짐벌 모터 기술 발전의 미래 트렌드


로봇, 드론 및 지능형 비전 시스템이 계속 발전함에 따라 짐벌 모터는 더 높은 성능, 더 높은 정밀도, 더 가벼운 구조로 진화하고 있습니다. 고급 응용 분야에서 짐벌 모터는 단순히 안정화 장치가 아니라 이미지 품질, 추적 정확도, 시스템 응답 속도까지 직접적으로 결정하는 핵심 요소가 되고 있습니다.


더 높은 토크 밀도 (Higher Torque Density)


최신 자석 재료와 최적화된 전자기 설계를 통해, 현대 짐벌 모터는 더 작은 크기와 더 낮은 무게에서도 더 높은 토크를 제공합니다. 이는 드론 짐벌, 휴대용 안정화 장비, 모바일 로봇 비전 플랫폼에서 매우 중요한 장점입니다.


더 낮은 코깅 토크


코깅 토크는 저속 및 정지 상태에서의 부드러운 동작에 큰 영향을 미칩니다. 향후 짐벌 모터는 자석 구조 최적화, 슬롯 설계 개선, 극-슬롯 조합 개선을 통해 미세 진동을 더욱 줄일 것입니다.


이는 카메라 짐벌, LiDAR 플랫폼, 고정밀 비전 시스템에서 매우 중요한 요소입니다.


특히 초저진동이 요구되는 응용 분야에서는 CubeMars GL30 KV290 및 GL35 KV100 모델이 널리 사용됩니다.


더 높은 엔코더 정확도


산업용 비전, 자동 측량, 지능형 검사 시스템이 발전함에 따라 더 높은 위치 정확도가 요구되고 있습니다. 고해상도 자기식 및 광학 엔코더는 더 정밀한 위치 피드백을 제공합니다.


이는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

  • 더 정밀한 자세 제어

  • 더 낮은 추적 오차

  • 더 안정적인 동적 제어


고정밀 시스템에서는 CubeMars GL60 II KV28 및 GL40 II KV82.5가 자주 사용됩니다.


더 가벼운 구조와 높은 전력 밀도


드론 및 모바일 장치에서는 무게가 매우 중요한 요소입니다. 짐벌 모터는 구조 최적화와 소재 개선을 통해 점점 더 가벼워지고 있습니다.


이는 비행 시간 증가와 안정성 향상에 직접적인 영향을 줍니다.


예를 들어 드론 짐벌 시스템에서는 CubeMars GL30 KV290 및 GL35 KV100이 널리 사용됩니다.


더 빠른 동적 응답 성능


빠르게 움직이는 대상 추적이나 급격한 환경 변화 보정에는 매우 빠른 토크 응답이 필요합니다. 향후 짐벌 모터는 제어 대역폭과 응답 속도가 더욱 향상될 것입니다.


고속 추적 시스템에서는 CubeMars GL80 KV60 및 GL100 KV10이 사용됩니다.


결론


짐벌 모터는 단순히 회전 장치가 아니라 시스템 안정성, 응답 속도, 사용자 경험을 직접 결정하는 핵심 구성 요소입니다. 모터를 선택할 때는 크기나 가격이 아니라 정격 토크, 피크 토크, 엔코더 정확도, 코깅 토크, 동적 응답, 열 성능 등을 종합적으로 고려해야 합니다.


이러한 요소를 종합적으로 평가하면 각 응용 분야에 가장 적합한 짐벌 모터를 선택할 수 있으며, 제품 성능 향상과 개발 리스크 감소를 동시에 달성할 수 있습니다.

관련 기사
CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개
CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개
AK80-9 로봇 액추에이터는 조지아텍 AI 외골격을 구동하며, 86%의 에너지 효율 개선과 실시간 지형 적응을 통해 향상된 이동성을 제공합니다.
Jul 19,2025
화성 용암 동굴 탐사를 위한 점핑 로봇
화성 용암 동굴 탐사를 위한 점핑 로봇
화성의 용암 동굴은 자원 채굴과 서식지 보호의 가능성으로 인해 행성 탐사의 유망하지만 도전적인 목표입니다.
Nov 27,2024
로봇 모터 백래시: 정밀 기계 제어의 핵심 요소
로봇 모터 백래시: 정밀 기계 제어의 핵심 요소
정밀 기계 및 로봇공학 분야에서 백래시(Backlash)는 매우 중요한 개념입니다. 백래시는 기어 간격이나 기타 부품 간 간격으로 인해 기계 전달 시스템에서 발생하는 의도하지 않은 움직임 또는 자유 운동을 의미합니다. 과도한 백래시는 제어 시스템의 정밀도를 낮추어 장비의 성능과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 백래시를 제어하는 것은 기계 시스템의 정밀도를 향상시키는 중요한 단계입니다.
Jun 28,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내