Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
로봇 관절의 모션 부드러움을 결정하는 요소는 무엇인가?
통합 액추에이터는 어떻게 로봇 모션의 부드러움을 향상시키는가
통합형 액추에이터는 어떻게 로봇 모션의 부드러움을 향상시키는가
로봇 모션 부드러움의 미래 발전 방향
결론

로봇 관절 움직임을 부드럽게 만드는 요소는 무엇인가? 핵심 요소 완전 분석

CubeMars / May 27,2026

휴머노이드 로봇, 외골격 시스템, 사족보행 로봇 및 협동 로봇 암이 지속적으로 발전함에 따라, 모션의 부드러움은 로봇 성능을 평가하는 중요한 지표 중 하나가 되었습니다. 부드러운 움직임을 가진 로봇 관절은 정밀도와 안정성을 향상시킬 뿐만 아니라, 더욱 자연스러운 인간-로봇 상호작용 경험을 제공할 수 있습니다.


로봇 모션의 부드러움은 실제 응용 환경에서의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.


휴머노이드 로봇의 경우, 불안정한 움직임이나 끊기는 동작은 보행 균형 능력과 동적 협응성을 저하시킬 수 있습니다. 외골격 시스템에서는 낮은 모션 품질이 착용 편의성과 운용 안전성에 영향을 줄 수 있습니다. 협동 로봇과 로봇 암 또한 정밀한 작업과 반복 동작을 구현하기 위해 부드러운 관절 제어에 의존합니다.


고품질 액추에이터의 부드러운 모션은 일반적으로 더 우수한 저속 제어 성능, 더 낮은 진동 및 소음, 더욱 정밀한 힘 제어 능력, 그리고 더욱 자연스럽고 부드러운 모션 궤적과 같은 일련의 직접적인 성능 향상을 가져옵니다. 동시에 위치 제어 정확도를 향상시키고 인간 상호작용 환경에서 보다 안전하고 안정적인 경험을 제공할 수 있습니다.


로봇 시스템이 경량 구조와 고출력 밀도 방향으로 계속 발전함에 따라, 제한된 공간 안에서 높은 토크 출력을 달성하면서도 모션의 부드러움을 유지하는 것은 점점 더 큰 도전 과제가 되고 있습니다.


그렇다면 로봇 관절의 “부드러움”은 정확히 무엇에 의해 결정될까요?


그 해답은 단순히 모터 출력 자체를 넘어섭니다. 로봇의 모션 품질은 실제로 모터 설계, 감속 구조, 엔코더 피드백, 제어 알고리즘 및 액추에이터 통합 솔루션을 포함한 여러 요소에 의해 공동으로 결정됩니다. 현대 로봇 시스템에서는 이러한 영역에서의 작은 최적화만으로도 전체 동적 성능과 모션 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다.


로봇 관절의 모션 부드러움을 결정하는 요소는 무엇인가?


낮은 코깅 토크는 모션 품질을 향상시킨다


로봇 관절의 부드러움에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나는 코깅 토크입니다.


코깅 토크는 모터 자석과 고정자 슬롯 사이의 자기 흡인 효과로 인해 발생하는 비이상적인 저항입니다. 과도한 코깅 토크는 일반적으로 저속 운전 중 로봇 관절에서 끊김 현상이나 불균일한 움직임을 유발합니다.


휴머노이드 로봇 보행, 로봇 암 제어 및 재활 로봇과 같은 응용 분야에서는 저속 모션의 부드러움이 특히 중요합니다. 작은 토크 변동조차도 모션 정확도와 제어 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.


코깅 효과를 줄이기 위해 현대 로봇 모터는 일반적으로 다음과 같은 기술을 채택합니다:

  • 최적화된 자기 회로 설계

  • 고극쌍 구조

  • 정밀 권선 설계


예를 들어, 프레임리스 토크 모터 아키텍처 기술은 전체 모션 과정에서 액추에이터가 더욱 안정적이고 연속적인 토크를 출력할 수 있도록 도와줍니다.



감속기 백래시는 관절 정밀도에 직접적인 영향을 미친다


또 다른 핵심 요소는 감속기 백래시입니다.


백래시는 감속기 내부 전달 구조 사이에 존재하는 작은 기계적 간극을 의미합니다. 과도한 백래시는 방향 전환 시 지연, 진동 및 위치 오차를 유발합니다.


로봇 관절에서는 다음과 같은 다양한 고성능 응용 분야를 위해 백래시를 줄이는 것이 특히 중요합니다:

  • 동적 보행 로봇

  • 힘 제어 시스템

  • 고정밀 로봇 암

  • 인간 상호작용 로봇


서로 다른 전달 솔루션은 각각 다른 장점을 가지고 있습니다:

  • 하모닉 감속기: 일반적으로 매우 낮은 백래시와 높은 위치 정밀도를 제공

  • 유성 감속 시스템: 높은 토크 밀도를 가진 컴팩트한 구조

  • QDD (Quasi-Direct Drive) 시스템: 역구동성과 동적 응답 능력을 더욱 중시


ake90-8


합리적인 감속 구조 선택은 전체 액추에이터의 모션 부드러움과 제어 성능 향상에 매우 중요한 의미를 가집니다.


엔코더 피드백은 모션 안정성에 영향을 미친다


엔코더 피드백 또한 부드러운 로봇 모션을 구현하는 중요한 요소입니다.


액추에이터 컨트롤러는 엔코더 신호를 기반으로 모터 위치, 속도 및 토크 출력을 판단합니다. 피드백 해상도가 부족하거나 신호가 불안정할 경우 진동, 오실레이션 및 부정확한 움직임이 발생할 수 있습니다.


이것이 점점 더 많은 고성능 로봇 액추에이터가 듀얼 엔코더 솔루션을 채택하기 시작한 이유입니다.


듀얼 엔코더 액추에이터는 일반적으로 모터 측 엔코더와 출력 측 엔코더로 구성됩니다. 이 솔루션은 모터 측과 출력 측의 모션 상태를 동시에 획득할 수 있어 전체 액추에이터 제어 성능을 더욱 향상시킵니다.


기존 솔루션과 비교했을 때, 듀얼 엔코더 구조는 일반적으로 다음과 같은 장점을 제공합니다:

  • 더 높은 위치 제어 정확도

  • 더욱 정밀한 토크 제어 능력

  • 더 우수한 백래시 보상 성능

  • 더 안정적인 모션 동기화 성능

  • 더욱 정확한 힘 피드백 성능


휴머노이드 로봇, 외골격 시스템 및 고동적 로봇 플랫폼에서 듀얼 엔코더 솔루션은 관절 모션의 부드러움과 일관성을 효과적으로 향상시킬 수 있으며, 따라서 고성능 로봇 액추에이터에 점점 더 널리 적용되고 있습니다.


동시에 단일 엔코더 액추에이터는 다음과 같은 특정 응용 분야에서 여전히 뚜렷한 장점을 가지고 있습니다:

  • 더 낮은 시스템 복잡성

  • 더 낮은 전체 비용

  • 더욱 컴팩트한 통합 구조

  • 경량 로봇 플랫폼에 더욱 적합


따라서 현재 많은 로봇 액추에이터 플랫폼은 성능, 비용 및 시스템 통합의 균형을 맞추기 위해 다양한 응용 요구 사항에 따라 듀얼 엔코더 및 단일 엔코더 구성 솔루션을 모두 제공합니다.


실제 로봇 응용 분야에서는 서로 다른 액추에이터가 특정 관절 요구 사항에 맞게 최적화되는 경우가 많습니다. CubeMars의 로봇 액추에이터 일부를 예로 들면, 서로 다른 모델은 엔코더 아키텍처, 토크 특성, 감속비 및 구조 설계 측면에서 각각 다른 중점을 두고 있습니다.


대표 모델 예시

모델

엔코더 타입

주요 특징

AK40-10 KV170

단일 엔코더

저관성 설계; 고속 성능

AK45-10 KV75

단일 엔코더

컴팩트한 구조; 경량 설계; 소형 로봇 관절에 적합

AK80-9 V3.0 KV100

듀얼 엔코더

균형 잡힌 토크와 동적 응답; 높은 제어 정밀도

AK10-9 V3.0 KV60

듀얼 엔코더

높은 토크 출력; 높은 안정성 제어

AK80-64 KV80

듀얼 엔코더

64:1 고감속비; 고토크 저속 제어


고급 모터 제어 알고리즘 역시 매우 중요하다


고품질의 부드러운 로봇 모션을 구현하기 위해서는 하드웨어 성능만으로는 충분하지 않습니다. 제어 알고리즘 또한 핵심적인 역할을 합니다. 현재 FOC(Field-Oriented Control)는 로봇 모터 제어 분야에서 널리 사용되는 주류 솔루션 중 하나가 되었습니다.


기존 제어 방식과 비교했을 때, FOC 제어는 일반적으로 다음과 같은 장점을 제공합니다:

  • 더욱 안정적인 전류 출력

  • 더 낮은 토크 리플

  • 더욱 우수한 저속 운전 성능

  • 더 빠른 동적 응답 능력

  • 더욱 부드러운 가감속 과정


고성능 제어 알고리즘이 고정밀 엔코더 및 최적화된 모터 구조와 결합되면, 로봇 관절의 모션 안정성, 응답 속도 및 전체 모션 품질을 더욱 향상시킬 수 있습니다.


기계적 통합 및 구조 설계


기계 구조 설계 또한 로봇 관절의 모션 부드러움에 직접적인 영향을 미칩니다. 구조 강성이 부족하거나 관절 자체가 지나치게 무거운 경우, 고속 움직임이나 동적 하중 상황에서 진동, 불안정성 및 제어 오류가 발생할 가능성이 높아집니다.


따라서 현대 로봇 액추에이터는 구조 설계 측면에서 다음과 같은 방향에 더욱 집중하고 있습니다:

  • 고집적 설계

  • 경량 구조 솔루션

  • 중공 샤프트 설계

  • 고강성 하우징 구조

  • 효율적인 열 관리 성능


기존 구조와 비교했을 때, 중공 샤프트 설계는 배선, 센서 및 구동 시스템을 위한 더욱 유연한 내부 라우팅 공간을 제공할 수 있으며, 동시에 로봇 관절의 전체 통합 수준과 공간 활용 효율 향상에도 도움을 줍니다.


현재 중공 샤프트 유성 액추에이터를 사용하는 솔루션은 고집적 로봇 관절에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 이러한 구조는 컴팩트한 크기를 유지하면서도 높은 토크 출력 능력을 제공할 수 있어, 특히 휴머노이드 로봇, 외골격 및 협동 로봇과 같이 컴팩트한 구조와 효율적인 공간 배치가 필요한 응용 분야에 매우 적합합니다.


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


동시에 고집적 액추에이터는 조립 과정에서의 기계적 오차와 연결 복잡성을 줄일 수 있으며, 시스템 신뢰성을 향상시키고 전체 모션 일관성 향상에도 기여할 수 있습니다.


통합 액추에이터는 어떻게 로봇 모션의 부드러움을 향상시키는가


모터, 감속기 및 제어 알고리즘 자체 외에도, 액추에이터 통합 방식 역시 로봇 모션의 부드러움에 직접적인 영향을 미칩니다.


기존 로봇 시스템은 일반적으로 모터, 감속기, 엔코더 및 드라이버를 각각 별도로 통합해야 하며, 외부 배선과 기계 구조를 통해 연결됩니다. 이러한 분리형 아키텍처는 시스템 복잡성을 증가시킬 뿐만 아니라, 더 많은 기계적 오차, 구조적 간극 및 신호 동기화 문제를 초래할 수 있습니다.


반면, 통합형 로봇 액추에이터는 모터, 감속 메커니즘, 엔코더 및 드라이브 제어 시스템을 고도로 통합하여 외부 연결 및 중간 전달 링크를 줄입니다.


이러한 통합 구조는 일반적으로 더욱 안정적인 시스템 동적 성능을 제공합니다.


첫째, 내부 구조가 일관되게 설계되고 매칭되기 때문에 액추에이터의 전체 강성과 모션 일관성이 더 높아져, 고속 움직임 중 진동과 구조적 오차를 줄일 수 있습니다.


둘째, 더 짧은 전달 체인과 더욱 컴팩트한 구조 레이아웃은 연결 부품으로 인해 발생하는 간극 누적 및 미세 변형 문제를 줄이는 데 도움이 되며, 이를 통해 저속 모션의 부드러움과 제어 안정성을 더욱 향상시킵니다.

동시에, 고집적 액추에이터는 조립 과정에서 기계적 오차와 연결 복잡성을 줄일 수 있으며, 시스템 신뢰성을 향상시키고 전체적인 모션 일관성을 강화하는 데에도 도움이 됩니다.


통합형 액추에이터는 어떻게 로봇 모션의 부드러움을 향상시키는가


모터, 감속기 및 제어 알고리즘 자체 외에도, 액추에이터의 통합 방식 역시 로봇 모션의 부드러움에 직접적인 영향을 미칩니다.


기존의 로봇 시스템은 일반적으로 모터, 감속기, 엔코더 및 드라이버를 각각 별도로 통합해야 하며, 외부 배선 및 기계 구조를 통해 연결됩니다. 이러한 분리형 구조는 시스템 복잡성을 증가시킬 뿐만 아니라, 더 많은 기계적 오차, 구조적 간극 및 신호 동기화 문제를 유발할 수 있습니다.


반면, 통합형 로봇 액추에이터는 모터, 감속 메커니즘, 엔코더 및 드라이브 제어 시스템을 고도로 통합함으로써 외부 연결과 중간 전달 구조를 줄입니다.


이러한 통합 구조는 일반적으로 더욱 안정적인 시스템 동적 성능을 제공합니다.


첫째, 내부 구조가 통일적으로 설계되고 최적 매칭되어 있기 때문에 액추에이터의 전체 강성과 모션 일관성이 일반적으로 더 높아지며, 이를 통해 고속 동작 시 진동과 구조적 오차를 줄일 수 있습니다.


둘째, 더 짧은 전달 체인과 더욱 컴팩트한 구조 레이아웃은 연결 부품으로 인해 발생하는 간극 누적 및 미세 변형 문제를 줄이는 데에도 도움이 되며, 이를 통해 저속 모션의 부드러움과 제어 안정성을 더욱 향상시킵니다.


동시에, 고집적 설계는 엔코더, 드라이버 및 모터 간의 신호 협조 효율을 최적화할 수 있어, 고동적 모션 과정에서도 더욱 안정적인 피드백 제어 능력을 제공합니다.


특히 휴머노이드 로봇, 사족보행 로봇 및 외골격 시스템과 같은 고동적 플랫폼에서는 다관절 모션이 높은 수준의 동기화와 제어 일관성을 요구하는 경우가 많습니다. 따라서 통합형 액추에이터는 고성능 로봇 관절 시스템에 점점 더 널리 적용되고 있습니다.


로봇 모션 부드러움의 미래 발전 방향


휴머노이드 로봇, 외골격 시스템 및 고동적 로봇 플랫폼이 지속적으로 발전함에 따라, 로봇 모션의 부드러움과 동적 제어 능력에 대한 요구 역시 계속해서 증가하고 있습니다.


미래의 로봇 모션 시스템 최적화는 액추에이터 하드웨어, 모션 제어 및 지능형 알고리즘을 포함한 여러 방향을 중심으로 발전할 것으로 예상됩니다.


더 높은 성능의 액추에이터 하드웨어


제한된 공간 내에서 더욱 자연스럽고 고동적인 모션 성능을 구현하기 위해, 로봇 액추에이터는 다음과 같은 방향으로 지속적으로 고성능화되고 있습니다:

  • 더 높은 토크 밀도

  • 더 낮은 회전 관성

  • 더 우수한 백드라이버빌리티

  • 더 높은 수준의 통합 구조 설계


이러한 최적화는 출력 성능을 향상시키는 동시에 로봇이 동적 응답 속도, 저속 제어 안정성 및 전체적인 모션 유연성을 더욱 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다.


동시에, 더욱 경량화된 구조 설계는 관절 하중과 운동 관성을 줄이는 데에도 도움이 되며, 이를 통해 모션 중 발생하는 진동과 제어 오차를 감소시킬 수 있습니다.


더 정밀한 모션 제어 시스템


하드웨어 자체 외에도, 제어 시스템 역시 로봇 모션 품질에 결정적인 영향을 미칩니다.


미래의 로봇 플랫폼은 다음과 같은 요소들을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다:

  • 힘 제어 정밀도

  • 저속 모션 안정성

  • 동적 응답 대역폭

  • 다관절 동기화 제어 능력

  • 상태 피드백 정밀도


고대역폭 제어 시스템과 고정밀 피드백 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 로봇 관절은 더욱 연속적이고 안정적이며 자연스러운 모션 궤적을 구현할 수 있게 될 것입니다.


휴머노이드 로봇의 경우, 이러한 제어 능력 향상은 특히 중요합니다. 복잡한 보행 제어와 동적 균형 시스템은 종종 여러 관절이 동시에 고주파 협조 제어를 수행해야 하기 때문입니다.


AI 기반 모션 제어 및 동적 최적화


최근 몇 년간 AI 기술 또한 점차 로봇 모션 제어 분야에 도입되고 있습니다.


기존의 고정 파라미터 제어 방식과 비교했을 때, 미래 시스템은 다음과 같은 요소들을 더욱 결합할 수 있습니다:

  • AI 기반 모션 제어

  • 적응형 동적 보상

  • 지능형 마찰 및 백래시 최적화

  • 실시간 모션 상태 예측

  • 환경 인식 및 모션 협조 최적화


실시간 센서 데이터와 동적 모델을 결합함으로써, 로봇 시스템은 복잡한 환경에 대한 적응성을 더욱 향상시키고, 다양한 하중, 지형 및 모션 상태에서도 더욱 안정적인 모션 성능을 유지할 수 있습니다.


미래 로봇 산업의 목표는 더 이상 단순히 기본적인 동작 능력을 구현하는 데 그치지 않고, 로봇이 복잡한 실제 환경 속에서 더욱 자연스럽고 안정적이며 효율적인 모션 성능을 갖추도록 하는 것입니다. 이를 통해 인간-로봇 상호작용, 동적 작업 및 복잡한 작업 수행과 같은 응용 분야에 더욱 잘 적응할 수 있게 됩니다.


결론


로봇 모션의 부드러움은 여러 기술이 결합되어 최적화된 결과입니다. 코깅 토크, 감속기 백래시, 엔코더 정밀도, 모터 제어 알고리즘 및 액추에이터 통합 솔루션과 같은 요소들은 모두 최종 모션 품질에 중요한 영향을 미칩니다.


로봇 시스템이 더욱 동적이고 더욱 휴머노이드적인 방향으로 지속적으로 발전함에 따라, 고성능 제어 및 고정밀 피드백 능력을 갖춘 로봇 액추에이터는 차세대 로봇 응용 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

관련 기사
StaccaToe 로봇: 동적 움직임과 정밀 제어의 융합
StaccaToe 로봇: 동적 움직임과 정밀 제어의 융합
매사추세츠대학교 애머스트 캠퍼스에서 개발한 StaccaToe 로봇은 인간의 다리와 발가락 움직임을 모방하도록 설계된 단다리 로봇입니다.
Oct 29,2024
Kemba: 동력과 정밀 제어를 겸비한 4족 로봇
Kemba: 동력과 정밀 제어를 겸비한 4족 로봇
현대 로봇공학의 발전에 힘입어, 동적 보행과 높은 기동성을 갖춘 로봇 개발은 연구의 최전선이 되었습니다. 케이프타운 대학교 연구팀은 혁신적인 4족 보행 로봇 Kemba를 선보였습니다. Kemba는 전기 및 공압 액추에이터를 혼합한 하이브리드 설계를 채택하여 동적 성능과 정밀 제어에서 뛰어난 성능을 보여줍니다.
Jun 28,2024
휴머노이드 로봇용 관절 모터 선택 방법 (어깨, 팔꿈치, 손목)
휴머노이드 로봇용 관절 모터 선택 방법 (어깨, 팔꿈치, 손목)
휴머노이드 로봇의 어깨, 팔꿈치, 손목 관절 모터 선택 기준과 토크 계산법, 추천 모델을 상세히 설명하는 실용 가이드입니다.
Mar 20,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내