Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
WAIC 2026이 보여준 로봇의 진화: 실제 산업 및 일상 응용으로의 확장
로봇 모션 성능 향상을 뒷받침하는 핵심 기술 기반
왜 고집적 로봇 액추에이터가 미래 로봇 기술의 핵심이 되는가
다양한 로봇 응용 분야를 위한 관절 모듈 솔루션
결론

로봇 액추에이터가 로봇의 더욱 유연한 모션 구현을 가능하게 하는 방법

Jay / Jul 29,2026

최근 몇 년간 로봇은 단일 목적의 자동화 장비에서 주변 환경을 인식하고, 복잡한 작업을 수행하며, 사람과 상호작용할 수 있는 지능형 시스템으로 빠르게 발전해 왔습니다. WAIC 2026에서는 뛰어난 운동 유연성을 갖춘 휴머노이드 로봇, 복잡한 환경을 위해 설계된 사족보행 로봇, 그리고 서비스 및 산업 분야를 위한 지능형 로봇이 선보이며 로봇 응용 분야가 얼마나 빠르게 확대되고 있는지를 보여주었습니다. 이러한 새로운 응용 환경에서는 로봇이 단순히 '움직이는 것'에 그치지 않고, 정교한 물체 조작이나 외부 환경 변화에 대한 신속한 대응과 같이 더욱 정확하고, 부드러우며, 자연스러운 움직임을 구현해야 합니다. 이러한 능력은 여러 내부 모션 구성 요소가 유기적으로 협력할 때 비로소 실현될 수 있습니다.

 

이러한 구성 요소 가운데 로봇 액추에이터는 제어 시스템과 기계 구조를 연결하는 핵심 요소로, 제어 신호를 실제 물리적 움직임으로 변환하는 역할을 합니다. 액추에이터의 성능은 로봇의 동작 정밀도, 응답 속도 및 하중 처리 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 로봇의 활용 분야가 더욱 다양하고 복잡한 환경으로 확대됨에 따라, 높은 토크 밀도, 정밀한 제어, 그리고 컴팩트한 구조 설계를 갖춘 액추에이터는 더 높은 수준의 로봇 성능을 구현하기 위한 필수적인 기반 기술로 자리 잡고 있습니다.


WAIC 2026이 보여준 로봇의 진화: 실제 산업 및 일상 응용으로의 확장


waic-2026-shows-robots-are-moving-toward-more-real-world-applications


WAIC 2026에서 나타난 로봇 기술의 가장 큰 변화는 단순히 다양한 형태의 로봇이 등장했다는 점이 아니라, '기술력을 보여주는 단계'에서 '실제 환경에서 작업을 수행하는 단계'로 발전하고 있다는 점이었습니다.


전시 현장에서는 로봇이 점점 더 다양한 실제 응용 분야에 적용되는 모습을 확인할 수 있었습니다. 일부 로봇은 뛰어난 운동 유연성을 바탕으로 복잡한 상호작용 작업을 수행했으며, 다른 로봇은 물류 및 제조 환경에서 자동화 효율을 높이는 데 초점을 맞추었습니다. 또한 로봇은 공공 서비스와 일상생활 지원 분야에도 점차 활용되기 시작하고 있습니다.


이러한 변화는 로봇 산업의 중요한 흐름을 보여줍니다. 이제 로봇은 더 이상 미리 정의된 동작만 수행하는 기계가 아니라, 주변 환경을 인식하고 작업을 이해하며 자율적으로 임무를 수행할 수 있는 지능형 시스템으로 발전하고 있습니다.

 

휴머노이드 로봇에서 지능형 서비스 로봇까지: 확장되는 로봇의 역량


휴머노이드 로봇은 이번 WAIC에서도 가장 주목받는 분야 가운데 하나였습니다.


과거에는 로봇이 '서고 걸을 수 있는가'가 주요 관심사였다면, 오늘날의 휴머노이드 로봇은 훨씬 더 복잡한 작업 수행 능력을 갖추는 방향으로 발전하고 있습니다. 전시된 일부 로봇은 춤을 추거나 프레젠테이션을 진행하고, 사람과 자연스럽게 상호작용하는 등 다양한 동작을 구현했습니다. 또한 비전, 음성, 모션 제어기술을 결합하여 사람과 더욱 자연스럽게 소통할 수 있는 수준에 이르렀습니다.


하지만 이러한 자연스러운 움직임 뒤에는 다음과 같은 여러 관절의 지속적인 협조 제어가 이루어지고 있습니다.


  • 신체 자세 유지

  • 다관절(Multi-Joint) 동작의 동기화

  • 팔과 손의 정밀한 조작


휴머노이드 로봇이 실제 산업과 일상 환경에 가까워질수록 모션 시스템에 대한 요구사항도 더욱 높아지고 있습니다. 각 관절의 성능은 액추에이터의 출력 토크, 제어 정밀도, 응답 속도와 밀접하게 연결되어 있습니다. 이러한 이유로 휴머노이드 로봇용 액추에이터는 로봇의 이동성과 상호작용 능력을 향상시키는 핵심 기반 기술로 자리잡고 있습니다.

 

이동에서 조작까지: 더욱 실용적인 작업에 적응하는 로봇


휴머노이드 로봇 외에도 WAIC에서 소개된 다양한 로봇 플랫폼은 로봇 응용 분야가 지속적으로 확대되고 있음을 보여주었습니다.


예를 들어, 로봇 개와 같은 사족보행 로봇은 뛰어난 기동성을 바탕으로 복잡한 환경에서 새로운 활용 가능성을 제시하고 있습니다. 기존의 이동형 플랫폼과 달리 사족보행 로봇은 안정적인 보행을 유지하기 위해 여러 관절의 자세와 움직임 경로를 지속적으로 조정해야 합니다.


한편, 물류 분류나 제약품 운반과 같은 분야에 적용되는 로봇은 자동화 작업에서 로봇 기술의 높은 잠재력을 보여주었습니다. 이러한 로봇은 일반적으로 장시간 동안 반복적인 작업을 고빈도로 수행해야 하므로, 정밀한 모션 제어뿐 아니라 높은 안정성과 신뢰성도 반드시 확보되어야 합니다.

 

로봇은 일상생활과 공공 서비스 영역으로 확대되고 있다


산업 및 전문 분야를 넘어, WAIC에서 소개된 로봇들은 일상생활 속 활용이 점차 확대되고 있음을 보여주었습니다.

예를 들어 공공 서비스 환경에서는 안내, 지원, 보안 순찰 등의 업무를 수행할 수 있으며, 사람과 상호작용하는 환경에서는 더욱 자연스러운 움직임과 빠른 응답 능력이 요구됩니다.

기존의 자동화 설비가 통제된 환경에서 운영되는 것과 달리 이러한 응용 환경은 훨씬 개방적이며 예측하기 어렵습니다. 따라서 로봇은 더욱 발전된 인공지능 알고리즘뿐만 아니라, 보다 유연하고 신뢰성 높은 기계식 모션 시스템도 함께 갖추어야 합니다.

 

다양한 응용 분야는 더욱 높은 수준의 모션 성능을 요구한다


WAIC 2026에서 전시된 로봇들은 로봇 기술이 점점 더 폭넓은 분야로 확장되고 있음을 보여주었습니다.


  • 휴머노이드 로봇이 구현하는 복잡한 인간-로봇 상호작용

  • 사족보행 로봇이 구현하는 역동적인 이동 성능

  • 산업 환경에서의 정밀 작업

  • 공공 서비스 분야에서의 지능형 지원


이처럼 형태와 용도는 서로 다르지만, 모든 로봇은 하나의 공통된 과제에 직면해 있습니다.


바로 더욱 높은 정밀도, 더 빠른 응답 속도, 그리고 더욱 안정적인 성능으로 작업을 수행하는 것입니다.


이 때문에  (Robotic Motion System) 은 로봇 기술 발전의 핵심 요소가 되었습니다. 앞으로 로봇 응용 분야가 더욱 확대될수록 액추에이터와 같은 핵심 모션 부품은 로봇의 전체 성능을 결정하는 데 있어 더욱 중요한 역할을 수행하게 될 것입니다.


로봇 모션 성능 향상을 뒷받침하는 핵심 기술 기반


the-technical-foundation-behind-the-advancement-of-robotic-motion-capability


WAIC 2026에서 공개된 로봇들은 다양한 형태와 활용 시나리오를 보여주었습니다. 자연스러운 인간-로봇 상호작용이 가능한 휴머노이드 로봇, 복잡한 환경에서 운용되도록 설계된 이동형 로봇, 그리고 물류·제조·공공서비스 분야에서 활용되는 특수 목적 로봇에 이르기까지, 모두 하나의 공통된 발전 방향을 보여주고 있습니다. 로봇이 점점 더 복잡한 작업을 수행하게 되면서, 더욱 고도화된 모션 성능이 요구되고 있다는 점입니다.


과거의 로봇은 비교적 구조화된 환경에서 미리 정의된 동작을 반복 수행하는 것이 일반적이었습니다. 그러나 이제 로봇은 점차 개방적이고 동적인 환경으로 진출하면서 단순히 걷기, 물체 집기, 운반과 같은 기본 동작만 수행하는 것이 아니라, 주변 환경 변화에 따라 실시간으로 움직임을 조정하여 더 높은 유연성, 안정성, 그리고 정밀성을 구현해야 합니다.


이러한 변화로 인해 로봇 기술의 경쟁력은 더 이상 알고리즘 성능만으로 결정되지 않습니다. 알고리즘이 생성한 제어 명령을 얼마나 빠르고 정확하게 실제 물리적 움직임으로 구현할 수 있는지가 중요한 요소가 되었습니다. 즉, 모션 시스템(Motion System) 은 이제 로봇 전체 성능을 결정하는 핵심 기반 요소로 자리 잡고 있습니다.

 

단순히 움직이는 것을 넘어, 고품질의 움직임으로


로봇이 하나의 동작을 수행하는 것은 단순히 하나의 관절을 구동하는 문제가 아닙니다. 이는 여러 제어 요소가 실시간으로 협력하여 이루어지는 결과입니다.

예를 들어 휴머노이드 로봇의 단순한 물체 집기(Grasping) 동작만 하더라도, 제어 시스템은 움직임의 궤적(Motion Trajectory)을 계획하는 동시에 어깨, 팔꿈치, 손목 등 여러 관절을 동시에 제어하여 위치(Position), 속도(Velocity), 토크(Torque)를 정밀하게 조절해야 합니다.


마찬가지로 사족보행 로봇이 장애물을 넘거나 고속으로 이동할 때에도 각 관절의 출력을 지속적으로 조정하여 몸의 균형과 안정적인 움직임을 유지해야 합니다.

로봇의 자유도(Degree of Freedom)가 증가할수록 다관절(Multi-Joint) 협조 제어는 더욱 복잡해집니다. 이제 로봇은 단순히 '움직일 수 있는 것' 만으로는 충분하지 않습니다. 움직임이 자연스러워야 하고, 응답 속도가 빨라야 하며, 장시간 운용에서도 안정적인 성능을 유지해야 합니다.


이러한 이유로 최근 로봇 모션 기술은 '움직일 수 있는 수준'에서 '고품질 움직임(High-Quality Motion)'을 구현하는 방향으로 발전하고 있습니다.

 

로봇 관절은 모션 성능을 결정하는 핵심 요소


제어 알고리즘이 '로봇이 어떻게 움직여야 하는가' 를 결정한다면, 로봇 관절(Robotic Joint) 은 그 움직임을 실제로 구현할 수 있는지를 결정합니다.


보행, 물체 파지, 균형 유지, 자세 제어 등 모든 로봇의 움직임은 결국 각각의 관절에 의해 수행됩니다. 각 관절은 제어 명령에 정확하게 응답해야 하며, 지속적으로 안정적인 출력을 제공하는 동시에 실시간으로 모션 상태를 피드백하여 여러 자유도 간의 협조 제어를 가능하게 해야 합니다.


이를 위해 최신 로봇 관절은 일반적으로 모터(Motor), 감속기(Reduction Mechanism), 엔코더(Encoder), 드라이브 시스템(Drive System) 을 하나의 고집적 구조로 통합합니다. 이를 통해 출력, 모션 제어, 상태 피드백이 하나의 완전한 폐루프 제어(Closed-Loop Control) 시스템을 구성하게 됩니다.


이러한 통합 설계는 로봇의 움직임 정밀도와 응답 속도를 향상시킬 뿐 아니라, 시스템의 소형화, 신뢰성, 그리고 통합 효율에도 직접적인 영향을 미칩니다.


로봇이 점점 더 경량화(Lightweight), 고동특성(High Dynamics), 고자유도(High Degree of Freedom) 방향으로 발전함에 따라 로봇 관절 시스템 역시 빠르게 진화하고 있습니다. 모션 시스템의 핵심 구성 요소인 액추에이터(Actuator) 는 제어 시스템과 기계적 움직임을 연결하는 필수적인 역할을 수행하며, 로봇이 더욱 정밀하고 유연하며 지능적인 모션 성능을 구현할 수 있도록 지원하고 있습니다.


왜 고집적 로봇 액추에이터가 미래 로봇 기술의 핵심이 되는가


why-highly-integrated-robotic-actuators-are-becoming-critical-to-the-future-of-robotics


알고리즘이 로봇이 주변 환경을 인식하고 작업을 계획할 수 있는지를 결정한다면, 액추에이터는 이러한 작업이 실제로 정확하고 효율적으로 수행될 수 있는지를 결정합니다.


로봇이 연구실을 벗어나 실제 산업 및 일상 환경으로 빠르게 확산됨에 따라, 모션 시스템의 중요성은 지속적으로 커지고 있습니다. 자연스러운 인간과의 상호작용이 필요한 휴머노이드 로봇, 고속 이동과 동적 균형을 요구하는 사족보행 로봇, 그리고 물류·제조·공공서비스 분야에서 장시간 운용되는 전문 로봇에 이르기까지, 모두가 동일한 핵심 과제에 직면해 있습니다. 바로 제한된 공간 안에서 더욱 정밀하고 안정적이며 효율적인 움직임을 구현하는 것입니다.


이는 로봇 기술 경쟁의 초점이 더 이상 알고리즘 성능에만 머물지 않고, 전체 모션 시스템의 종합적인 성능으로 확대되고 있음을 의미합니다. 제어 시스템과 기계 구조를 연결하는 핵심 요소인 액추에이터는 이제 로봇의 운동 품질을 결정하는 가장 중요한 핵심 부품 가운데 하나가 되었습니다.


액추에이터는 동력 전달 장치에서 모션 제어의 핵심으로 진화하고 있습니다


로봇의 운동 성능 향상은 단순히 모터의 출력을 높이는 것만으로 이루어지지 않습니다. 오히려 전체 관절 시스템(Joint System)의 지속적인 최적화를 통해 실현됩니다.


오늘날의 최신 로봇용 액추에이터는 일반적으로 모터, 감속기, 엔코더 및 드라이브 컨트롤러를 하나의 시스템으로 통합하여 설계됩니다. 기계적 동력을 제공하는 동시에 위치, 속도, 토크에 대한 폐루프 제어를 수행하며, 실시간으로 운동 상태를 피드백합니다.


이는 액추에이터의 역할이 단순히 "동력을 제공하는 장치"를 넘어섰음을 의미합니다.


동시에 로봇의 자유도(DOF)가 증가하고 관절 구조가 더욱 복잡해지면서 액추에이터 설계에도 더 높은 수준의 요구가 제기되고 있습니다. 개발자는 출력 성능뿐만 아니라 응답 속도, 제어 정확도, 구조 크기, 시스템 통합성, 장기적인 운용 신뢰성까지 균형 있게 고려해야 합니다.


다시 말해, 로봇 운동 성능의 모든 발전은 액추에이터 기술의 지속적인 혁신에 크게 의존하고 있습니다.


다양한 로봇의 요구가 액추에이터 기술의 진화를 이끌고 있습니다


로봇 응용 분야가 점점 다양해짐에 따라, 최신 로봇용 액추에이터 역시 새로운 방향으로 발전하고 있습니다.


과거에는 개별 성능 지표에 초점을 맞추었다면, 오늘날의 액추에이터 설계는 시스템 전체의 성능 최적화를 더욱 중요하게 생각합니다. 이러한 변화는 주로 다음과 같은 측면에서 나타납니다.


  • 높은 토크 밀도: 더욱 자유로운 설계 구현


로봇이 경량화 및 소형화 방향으로 발전하면서 관절 내부에 사용할 수 있는 공간은 점점 더 제한되고 있습니다. 특히 손목, 팔꿈치, 다리와 같은 핵심 관절에서는 매우 제한된 공간 안에서 충분한 출력 성능을 제공해야 합니다.


높은 토크 밀도는 단순히 더 큰 출력을 제공하는 것에 그치지 않습니다. 동일한 공간 안에서 더 높은 자유도, 전체 중량 감소, 그리고 더욱 유연한 기계 설계를 가능하게 합니다.


  • 더욱 정밀한 모션 제어: 복잡한 움직임의 협조 제어 실현


로봇 제어는 기존의 위치 제어 중심에서 벗어나 위치, 속도, 토크, 임피던스 제어를 함께 활용하는 방향으로 발전하고 있습니다.


휴머노이드 로봇은 여러 관절이 자연스럽고 연속적으로 협조하여 움직여야 하며, 사족보행 로봇은 동적 움직임 중에도 자세 안정성을 유지하기 위해 각 관절의 출력을 매우 빠르게 조정해야 합니다.


따라서 액추에이터는 빠른 응답 속도뿐만 아니라 안정적이고 예측 가능한 제어 성능도 제공해야 합니다.


  • 높은 통합성: 시스템 개발 복잡도 감소


로봇의 자유도가 증가함에 따라 기존의 분산형 아키텍처는 복잡한 배선, 어려운 설치, 높은 유지보수 비용 등의 문제에 직면하고 있습니다.


최신 액추에이터 시스템은 모터, 감속기, 엔코더 및 드라이브 컨트롤러를 고도로 통합함으로써 설치 공간을 줄이는 동시에 시스템 신뢰성을 향상시킵니다. 또한 개발자가 로봇 시스템의 설계 및 튜닝 기간을 단축하고 전체 통합 효율을 높일 수 있도록 지원합니다.


  • 장기 신뢰성: 실제 환경에서의 지속적인 운용 지원


오늘날 로봇은 장시간 연속 운전이 요구되는 다양한 환경에 점점 더 많이 적용되고 있습니다.


물류 운반, 산업 제조, 공공 서비스 등 다양한 분야에서 액추에이터는 빈번한 기동 및 정지, 장시간 연속 운전, 복잡한 작업 환경을 견뎌야 합니다.


일관된 출력 성능, 견고한 기계 구조, 긴 수명은 이제 로봇용 액추에이터를 평가하는 핵심 기준이 되었으며, 로봇의 대규모 상용화를 가능하게 하는 중요한 기반이기도 합니다.


로봇마다 요구되는 액추에이터 솔루션은 서로 다릅니다


로봇용 액추에이터는 공통적인 발전 방향을 공유하지만, 로봇의 종류와 관절 위치, 하중 조건, 운동 특성에 따라 요구 사항은 크게 달라집니다.


적용 분야액추에이터 핵심 요구사항
휴머노이드 로봇높은 출력 밀도, 경량 설계, 정밀한 토크 제어, 다관절 협조 제어
사족보행 로봇빠른 동적 응답, 안정적인 연속 출력, 높은 신뢰성
산업용 로봇높은 반복 정밀도, 장시간 연속 운전, 일관된 성능


이러한 이유로 로봇용 액추에이터는 범용 설계에서 벗어나, 특정 응용 분야에 최적화된 솔루션으로 발전하고 있습니다.


개발자들은 관절의 설치 공간, 요구 출력, 제어 방식, 설치 조건 등을 종합적으로 고려하여 각 응용 환경에 가장 적합한 액추에이터를 선택하고 있습니다.


다음 섹션에서는 이러한 발전 방향을 바탕으로, 높은 토크 밀도, 고집적 설계, 그리고 정밀한 모션 제어가 실제 로봇용 액추에이터 제품에서 어떻게 구현되고 있는지 자세히 살펴보겠습니다.


다양한 로봇 응용 분야를 위한 관절 모듈 솔루션


joint-module-solutions-for-different-robotic-applications


로봇 응용 분야가 지속적으로 확대됨에 따라, 액추에이터는 단순한 동력 전달 부품에서 벗어나 로봇의 운동 성능에 직접적인 영향을 미치는 핵심 모듈로 발전하고 있습니다.


로봇의 종류에 따라 관절 구동 시스템에 요구되는 조건은 서로 다릅니다. 예를 들어, 휴머노이드 로봇의 팔과 손목 관절은 말단 장치(End-effector)의 유연성을 향상시키기 위해 경량화와 빠른 응답성을 갖춘 액추에이터가 필요합니다. 다리 관절과 사족보행 로봇은 높은 출력 성능, 안정성, 그리고 동적 움직임 구현 능력을 더욱 중요하게 고려합니다. 한편, 산업용 및 서비스 로봇은 제한된 설치 공간에서도 안정적인 운용과 정밀한 제어가 가능한 액추에이터를 요구합니다.


따라서 모든 로봇 응용 분야를 하나의 액추에이터 솔루션으로 만족시키는 것은 어렵습니다. 대신 각 로봇 관절의 구조적 특징, 하중 요구사항, 그리고 운동 패턴에 맞춰 액추에이터 시스템을 최적화해야 합니다.


이러한 발전 방향에 맞춰 CubeMars는 AK Series 로봇용 액추에이터를 한층 업그레이드하고, AK40-10 V3.0 KV170, AK45-10 V3.0 KV75, AK45-36 V3.0 KV80 세 가지 신제품을 출시했습니다. 이 액추에이터들은 다양한 로봇 관절 응용 분야에 보다 유연한 동력 솔루션을 제공합니다.


세 모델 모두 모터, 유성 감속기, 드라이브 시스템을 하나의 컴팩트한 모듈로 통합한 고집적 설계를 적용했습니다. 작은 크기를 유지하면서도 출력 성능, 제어 성능, 설치 편의성 사이의 균형을 구현했습니다.


컴팩트한 설계부터 정밀한 제어까지: 로봇 모션 요구사항 충족


로봇의 자유도가 증가하고 관절 수가 늘어남에 따라, 액추에이터는 충분한 동력을 제공하는 것뿐만 아니라 크기, 무게, 제어 정확도 사이에서 최적의 균형을 달성해야 합니다.


AK Series 액추에이터는 모터, 감속 구조, 드라이브 모듈을 하나의 컴팩트한 구조 안에 통합한 고집적 설계를 채택했습니다. 이를 통해 기존 분산형 설계에서 발생하는 추가적인 연결 부품과 설치 요구사항을 줄였으며, 공간 제약이 있는 로봇 관절 응용 분야에 특히 적합합니다.


휴머노이드 로봇과 경량 로봇 팔과 같이 높은 자유도를 요구하는 플랫폼에서는 이러한 컴팩트한 관절 설계가 더욱 유연한 기계 구조 설계를 가능하게 하며, 전체 시스템 통합 효율 향상에도 기여합니다.


모션 제어 측면에서 세 가지 모델은 모두 정밀하고 빠른 로봇 관절 제어 요구사항을 중심으로 최적화되었습니다. Servo 제어 모드와 MIT 제어 모드를 모두 지원하며, 엔코더 피드백과 첨단 제어 알고리즘을 결합하여 다양한 제어 전략을 제공합니다. 이를 통해 개발자는 각 로봇 응용 환경에 적합한 제어 방식을 선택할 수 있습니다.


또한 고집적 설계는 다양한 로봇 플랫폼에 더욱 쉽게 적용할 수 있도록 지원합니다. 실험실 프로토타입부터 실제 운용되는 로봇 시스템까지, 액추에이터는 높은 성능뿐만 아니라 장시간 안정적인 작동 능력도 갖춰야 합니다.


따라서 AK Series는 출력 성능, 제어 정밀도, 그리고 전체적인 신뢰성 사이의 종합적인 균형을 실현하는 데 중점을 두고 있으며, 로봇 시스템을 위한 더욱 완성도 높은 모션 솔루션을 제공합니다.


실제 운용 성능으로 확인하는 액추에이터의 운동 능력


로봇용 액추에이터의 사양은 기본적인 성능 지표를 보여줄 수 있지만, 실제 운용 환경은 액추에이터의 실질적인 성능을 더욱 명확하게 이해할 수 있는 기준이 됩니다.


로봇이 움직이는 과정에서 액추에이터는 지속적으로 가속, 감속, 위치 조정, 그리고 다관절 협조 제어를 수행해야 합니다. 액추에이터의 응답 속도, 움직임의 부드러움, 제어 안정성은 모두 로봇 전체 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.


따라서 토크와 속도 같은 기본 사양뿐만 아니라 실제 작동 모습을 확인하는 것은 로봇 개발 과정에서 중요한 평가 기준이 됩니다.


아래 영상은 AK Series 액추에이터의 실제 운용 성능을 보여주며, 연속 동작 과정에서의 운동 응답성, 제어 성능, 그리고 안정성을 보다 직관적으로 확인할 수 있습니다.

 


단순히 제품 사양표를 확인하는 것과 비교하면, 실제 작동 영상은 개발자가 액추에이터의 운동 특성을 더욱 명확하게 이해하고, 다양한 액추에이터가 특정 로봇 관절 요구사항에 어떻게 적합한지 평가하는 데 도움을 줍니다.


세 가지 액추에이터, 다양한 로봇 관절을 위한 맞춤형 선택


AK40-10 V3.0, AK45-10 V3.0, AK45-36 V3.0은 모두 AK Series에 속하지만, 각 모델은 서로 다른 로봇 관절 요구사항에 맞춰 최적화되어 있으며 크기, 감속비, 출력 성능 측면에서 상호 보완적인 장점을 제공합니다.


제품 모델설계 특징적합한 응용 분야
AK40-10 V3.0 KV170컴팩트하고 경량화된 설계, 빠른 응답성과 유연한 움직임에 중점휴머노이드 로봇 손목 관절, 소형 로봇 팔, 경량 로봇 관절
AK45-10 V3.0 KV75크기, 속도, 출력 성능 사이의 균형을 갖춘 설계휴머노이드 로봇 팔꿈치, 어깨 관절 및 일반 로봇 관절
AK45-36 V3.0 KV80높은 감속비 설계로 더욱 강력한 출력 성능과 홀딩 토크 제공사족보행 로봇, 고하중 관절, 안정적인 출력이 필요한 응용 분야


이 중 AK40-10 V3.0 KV170은 컴팩트한 크기와 빠른 응답성을 중심으로 설계되었습니다. 약 185g의 무게와 10:1 유성 감속 구조를 기반으로 하여 경량 로봇 응용 분야에서 높은 출력 밀도를 제공합니다.


반면 AK45-36 V3.0 KV80은 36:1의 높은 감속비 설계를 적용하여 더욱 강력한 출력 성능을 구현하며, 최대 토크 24N·m에 도달합니다. 이를 통해 높은 부하 용량이 요구되는 로봇 관절 응용 분야에 더욱 적합합니다.


AK45-10 V3.0 KV75는 두 모델 사이에서 출력 성능, 컴팩트한 크기, 운동 응답성의 균형을 목표로 설계되었습니다. 다양한 성능 요구사항을 가진 로봇 응용 분야에 유연한 선택지를 제공합니다.


빠른 동적 응답이 필요한 경량 설계부터 높은 하중과 안정적인 출력을 요구하는 응용 분야까지, 이 세 가지 액추에이터는 서로 다른 로봇 관절 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다.


이러한 응용 중심의 설계 방식은 로봇 액추에이터 발전의 중요한 흐름을 보여줍니다. 로봇 응용 분야가 점점 다양해짐에 따라, 액추에이터는 단일 성능 지표만 추구하는 것이 아니라 특정 작업과 환경에 맞춰 최적화되는 방향으로 발전하고 있습니다.


결론


WAIC 2026에서 선보인 다양한 로봇 응용 사례는 로봇이 기존 자동화 장비의 한계를 넘어 더욱 다양하고 복잡한 실제 환경으로 확장되고 있음을 보여줍니다. 휴머노이드 로봇이 구현하는 자연스러운 인간 상호작용부터, 사족보행 로봇이 실현하는 복잡한 환경에서의 동적 움직임, 그리고 산업·물류·공공서비스 분야에서의 실제 활용까지, 로봇은 더욱 높은 자유도, 강한 적응성, 향상된 지능을 갖춘 방향으로 발전하고 있습니다.


로봇이 수행하는 작업이 더욱 복잡해짐에 따라, 운동 능력은 로봇의 실제 가치를 결정하는 핵심 요소가 되고 있습니다. 알고리즘은 로봇에게 환경 인식과 의사결정 능력을 제공하며, 액추에이터는 이러한 지능적인 명령을 정확하고 안정적인 물리적 움직임으로 변환합니다. 앞으로 높은 토크 밀도, 정밀한 제어 성능, 고집적 설계를 갖춘 액추에이터는 로봇이 단순히 "움직일 수 있는 수준"을 넘어 "고품질의 복잡한 작업을 수행할 수 있는 수준"으로 발전하는 데 지속적으로 기여할 것입니다.


로봇 모션 시스템의 핵심 구성 요소로서 CubeMars는 다양한 로봇 응용 분야의 요구사항에 지속적으로 집중하고 있습니다. AK Series 액추에이터와 같은 제품을 통해 CubeMars는 개발자들에게 더욱 유연하고 효율적이며 신뢰성 높은 모션 솔루션을 제공합니다. 로봇 기술이 계속 발전함에 따라, 액추에이터는 지능과 물리적 움직임을 연결하는 핵심 역할을 수행하며, 로봇이 더욱 다양한 응용 환경으로 진입할 수 있도록 지원할 것입니다.

관련 기사
CubeMars – 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON) 동력 스폰서
CubeMars – 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON) 동력 스폰서
7월 5일부터 7월 8일까지, 중국고등교육학회와 중국공정원 전략자문센터의 지도 아래, 전국대학생기계인대회 조직위원회가 주최하고, 전국 응용기술대학(대학교) 연맹과 산둥 방송텔레비전국이 지원하며, 난징이공대학교와 장인시 인민정부가 공동 주관한 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON)가 장쑤성 장인시에 위치한 난징이공대학교 장인 캠퍼스 체육관에서 개최되었습니다.
Jul 12,2023
찰머스 포뮬러 축하: AK10-9와 함께한 FSG 드라이버리스 컵 우승
찰머스 포뮬러 축하: AK10-9와 함께한 FSG 드라이버리스 컵 우승
강력한 AK10-9 모터와 함께 찰머스 Formula Student 팀이 FSG 드라이버리스 컵에서 어떻게 우승했는지 확인해보세요. 자율주행 레이싱에서 새로운 기준을 세운 그들의 혁신적인 접근법을 탐험하며, 뛰어난 공학 기술과 최첨단 기술력을 확인할 수 있습니다.
Oct 16,2025
로봇 모터 선정: 적합한 모터를 선택하는 방법
로봇 모터 선정: 적합한 모터를 선택하는 방법
애플리케이션에 적합한 로봇 모터를 선택하는 방법을 알아보세요. 토크, 속도, 출력, 감속비, 피드백 및 열 성능에 대한 실용적인 가이드를 제공합니다.
Sep 06,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내