Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
로봇의 모터 수를 결정하는 요소
로봇 유형별 모터 수
엔지니어링 트레이드오프 — 모터 수 최적화
빠른 답변 — 로봇에는 몇 개의 모터가 필요한가?
적절한 모터 수 매칭 방법
권장 솔루션 — CubeMars 액추에이터 시리즈
결론

로봇은 모터를 몇 개 장착할 수 있나요?

CubeMars / Nov 03,2023

로봇에 사용되는 모터의 수는 그 복잡성, 구조, 그리고 적용 목적에 따라 1개에서 수십 개까지 다양할 수 있습니다. 보편적인 기준은 존재하지 않으며, 모터 수는 로봇의 복잡도, 기계 설계, 기능적 목표, 그리고 시스템 제약 조건에 의해 결정됩니다. 궁극적으로 로봇에 필요한 모터 수를 결정하기 위해서는 운동 요구사항, 구조적 요소, 그리고 현실적인 제한 사항을 균형 있게 고려한 정밀한 공학적 분석이 필요합니다.

 

실제 로봇 시스템에서 필요한 모터 수를 이해하려면, 먼저 모터 수를 결정하는 핵심 요소들을 살펴보는 것이 중요합니다.

 

로봇의 모터 수를 결정하는 요소


로봇의 모터 수는 임의로 정해지는 것이 아닙니다. 공학적으로는 다음과 같은 주요 요소들의 조합을 통해 결정됩니다.

 

what-determines-the-number-of-motors-in-a-robot.png


자유도 

 

자유도(DOF)는 로봇이 수행할 수 있는 독립적인 움직임의 수를 의미합니다. 대부분의 로봇 시스템에서는 각 자유도마다 최소 하나의 구동기가 필요합니다.

  • 단순한 바퀴형 로봇: 약 2 DOF (전진 및 회전)

  • 일반적인 로봇 팔: 공간 내 완전한 작업을 위해 6 DOF 필요

  • 휴머노이드 로봇: 인간 동작을 재현하기 위해 20 DOF 이상

 

일반적인 원칙:

모터 수는 요구되는 자유도와 밀접하게 연관됩니다. 다만, 일부 설계에서는 결합 메커니즘이나 공유 구동을 사용하기 때문에 항상 1:1 관계가 성립하는 것은 아닙니다.

 

하중 및 토크 요구사항

 

각 관절이나 메커니즘이 처리해야 하는 하중 또한 모터 수에 영향을 미칩니다.

 

고하중 애플리케이션에서는 다음이 필요할 수 있습니다:

  • 더 큰 모터

  • 하나의 관절에 여러 개의 모터

  • 반면, 경량 시스템에서는 저토크 솔루션을 사용하여 모터 수를 줄일 수 있습니다.

 

예시:

  • 중량물을 다루는 산업용 로봇 팔은 주요 관절에서 높은 토크가 필요

  • 웨어러블 로봇은 사용자 피로를 줄이기 위해 경량 구동을 우선시

즉, 모터 선택과 모터 수는 상호 의존적인 관계를 가집니다.

 

운동 및 기구학적 구조

 

로봇의 기계적 구조는 필요한 모터 수에 직접적인 영향을 미칩니다.

  • 직렬 구조 (예: 로봇 팔)

  • 일반적으로 각 관절당 하나의 모터 필요 병렬 구조 또는 케이블 구동 시스템

  • 여러 관절에 힘을 분산시켜 모터 수를 줄일 수 있음 차동 또는 결합 메커니즘

 

더 적은 모터로 여러 동작을 구현 가능 서로 다른 기구학적 구조는 동일한 출력 움직임을 구현하더라도 필요한 구동기 수를 크게 변화시킬 수 있습니다.

 

제어 아키텍처 및 시스템 복잡도

 

제어 시스템은 로봇이 실제로 운용 가능한 모터 수를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.

1.  모터 수가 많을수록:

  • 더 많은 제어 채널 필요

  • 높은 연산 성능 요구

  • 복잡한 동기화 필요

 

2.  모터 수가 적을수록:

  • 제어가 단순해짐

  • 시스템 통합 난이도 감소

 

실제 설계에서는 선택한 모터 구성을 안정성과 지연 없이 제어할 수 있는지 반드시 검증해야 합니다.

 

전력, 공간 및 통합 제약

 

실제 시스템은 항상 물리적·전기적 한계의 영향을 받습니다.

  • 전력 공급: 총 모터 수와 출력 제한

  • 공간 제약: 모터 크기 및 배치 제한

  • 열 관리: 지속 동작 가능 여부에 영향

  • 배선 및 통합 복잡성: 모터 수 증가에 따라 상승

특히 컴팩트한 로봇 시스템에서는 이러한 제약이 운동 요구사항보다 더 큰 제한 요소가 되는 경우가 많습니다.

 

이러한 요소들은 로봇의 이론적인 모터 요구사항을 정의합니다. 그러나 실제 엔지니어링에서는 최종 모터 수가 이론만으로 결정되는 경우는 드뭅니다.

 

설계 과정에서는 성능, 복잡성, 시스템 효율성 간의 균형을 고려해야 하며, 이러한 공학적 트레이드오프를 통해 최적의 모터 수가 도출됩니다.

 

로봇 유형별 모터 수


이론은 모터 수를 이해하는 출발점이지만, 실제 설계에서는 훨씬 더 복합적인 양상이 나타납니다. 로봇의 유형에 따라 필요한 구동기의 수뿐만 아니라 배치 방식과 목적도 달라집니다. 성능 목표, 안정성 요구, 그리고 동작의 복잡성이 각기 다른 구동 전략을 형성합니다.

 

바퀴형 로봇 — 최소화 기반의 효율성


wheeled-robot.png


바퀴형 로봇은 비교적 적은 수의 구동기로 이동을 구현합니다. 주요 목적은 단순한 이동이며, 복잡한 관절 구조 없이도 이를 달성할 수 있습니다. 따라서 관절 구동보다는 구동 방식 자체에 초점을 맞춥니다.

 

주요 특징:

1.  차동 구동의 단순성: 두 개의 모터로 좌우 바퀴를 제어하여 전진, 후진, 회전 구현

2.  옵션 4륜 구동: 견인력과 하중 분산 향상, 복잡한 조향 구조 불필요

3.  낮은 제어 부담: 모터 수가 적어 동기화 및 연산 요구 감소

실제 적용에서는 매니퓰레이터나 센서 등 추가 기능이 필요할 때만 구동기가 추가됩니다.

 

핵심 인사이트: 모터 수가 적은 이유는 성능이 낮아서가 아니라, 요구되는 운동 복잡도가 낮기 때문입니다.


4족 보행 로봇 — 안정성과 협응


4족 로봇은 동적 균형 요구로 인해 모터 수가 증가하는 대표적인 사례입니다. 각 다리는 안정성 유지, 충격 흡수, 지형 적응을 위해 여러 관절을 제어해야 합니다.

 

구성 예시:

  • 다리당 2–4개의 모터 (DOF에 따라 결정)

  • 지형 대응을 위한 발목 피치/롤 제어용 추가 모터

  • 고속 보행 시 모든 관절 간 정밀한 토크 분배 필요

 

이러한 시스템에서는 DOF뿐 아니라 안정성 요구에 따라 모터 수가 증가합니다. 단 하나의 구동기 부족도 보행 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.중요 포인트:

  • 모든 구동기는 자세 제어와 힘 분배에 기여

  • 모터 수는 질량, 전력, 제어 복잡성과의 균형 속에서 결정

 

로봇 팔 — 정밀성과 작업 공간 유연성

 

로봇 팔은 직렬 기구학 구조를 기반으로 하며, 각 관절이 엔드 이펙터의 위치와 자세에 직접적인 영향을 미칩니다. 모터 수는 작업 범위, 정밀도, 작업 복잡도를 결정합니다.

 

설계 특징:

  • 산업용 표준: 6 DOF → 6개 모터

  • 공구 교환기 또는 중복성 확보를 위한 추가 모터

  • 하중과 작업 반경에 맞는 토크 설계 필요

 

단순히 모터 수를 늘리는 것이 아니라, 배치와 토크 특성이 정확도와 안정성에 미치는 영향을 함께 고려해야 합니다. 경우에 따라 하나의 고토크 모터가 여러 개의 소형 모터를 대체할 수 있습니다.

 

요약: 모터 수는 단순한 수치가 아니라 기능적 목적을 반영하는 설계 결과입니다.

 

휴머노이드 로봇 — 극대화된 복잡성


humanoid-robot.png


휴머노이드 로봇은 구동기 설계의 복잡성이 가장 높은 분야입니다. 다수의 사지, 몸통, 머리를 포함하며, 동적 보행과 정밀 조작을 동시에 지원해야 합니다.

 

일반적 특징:

  • 전신 제어를 위한 20–40개 이상의 모터

  • 하체: 보행 및 균형 유지

  • 상체: 정밀 작업 수행

  • 몸통 및 목: 자세 및 방향 제어

 

공학적 관점:

1.  높은 모터 수는 인간과 유사한 동작을 가능하게 하지만 제어 및 전력 부담 증가

2.  고성능·소형 구동기를 통해 질량 감소 및 토크 유지

3.  다수 구동기의 실시간 협응을 위한 고급 제어 알고리즘 필요

 

핵심: 휴머노이드는 생체 모사와 현실적 구현 가능성 간의 균형을 보여주는 대표적인 사례입니다.

 

웨어러블 로봇 — 선택적 보조

 

외골격 및 웨어러블 로봇은 사용자와의 상호작용을 고려한 설계가 핵심입니다. 완전 자율 로봇과 달리, 추가되는 각 구동기는 사용자 부담에 직접적인 영향을 줍니다.

 

모터 배치 전략:

  • 2–10개의 모터 (고관절, 무릎, 발목 중심)

  • 높은 토크 대비 경량 설계

  • 자연스러운 움직임을 방해하지 않는 배치

 

설계 철학:

  • 적은 수의 고성능 모터 선호

  • 각 구동기의 기여도를 사용자 피로도 및 안전성과 함께 평가

 

공통 관찰

 

모든 로봇 유형에서 모터 수 결정은 다음 세 가지 요소에 의해 반복적으로 정의됩니다:

1.  기능 우선: 이론적 DOF보다 실제 수행 기능이 더 중요

2.  안정성과 제어: 추가 모터는 신뢰성과 제어 성능 향상에 기여할 때만 의미 있음

3.  통합 제약: 질량, 전력, 제어 대역폭이 실질적인 상한을 결정

 

엔지니어링 트레이드오프 — 모터 수 최적화


로봇에서 최적의 모터 수를 결정하는 것은 단순한 계산 문제가 아닙니다. 기계 설계와 자유도(DOF)는 이론적 기준을 제공하지만, 실제 엔지니어링에서는 여러 상충되는 요소를 동시에 고려해야 합니다.

 

각 모터는 토크와 유연성을 제공하는 동시에, 무게 증가, 에너지 소비, 제어 복잡성, 그리고 통합 난이도를 함께 증가시킵니다. 성공적인 설계는 각 구동기의 한계 효용을 기계적·전기적·계산적 비용과 비교하여 신중하게 평가하는 데서 출발합니다.

 

이러한 맥락에서 모터 선택은 성능, 신뢰성, 실용성이 균형을 이루어야 하는 시스템 수준의 최적화 문제로 볼 수 있습니다.

 

성능 vs. 복잡성

 

모터 수를 늘리면 일반적으로 물체 조작 능력, 안정성 유지, 복잡한 지형 이동 성능이 향상됩니다. 그러나 추가된 구동기를 효과적으로 제어하지 못하면 성능 향상은 빠르게 한계에 도달합니다.

 

주요 고려 사항:

  • 제어 복잡성: 모터 수 증가 시 고급 동기화 알고리즘, 정밀 타이밍, 분산 제어 구조가 필요합니다. 제어가 충분하지 않으면 진동, 지연, 불안정성이 발생할 수 있습니다.

 

  • 기계적 통합: 각 모터는 공간을 차지하고 관절 밀도를 증가시키며 조립을 복잡하게 만듭니다. 특히 컴팩트한 로봇 팔이나 휴머노이드에서는 충돌 방지와 레버리지 문제를 고려한 배치가 중요합니다.

 

  • 전력 및 열 관리: 모든 모터는 전류를 소모하며, 밀집 배치 시 열이 발생하여 특히 웨어러블이나 밀폐형 시스템에서 방열이 중요한 문제가 됩니다.

 

인사이트: 엔지니어는 추가 모터 1개의 이점이 시스템 복잡성과 잠재적 고장 요소 증가를 정당화하는지 평가해야 합니다.

 

무게 및 크기 제약

 

모바일 및 웨어러블 로봇에서 무게는 핵심 제약 요소입니다. 모터가 늘어나면 질량이 증가하여 에너지 효율, 동적 성능, 사용자 편의성에 영향을 미칩니다.

 

실무적 관찰:

1.  대형 모바일 로봇은 높은 토크의 모터가 필요하며, 이는 다시 크기와 무게 증가로 이어지는 악순환을 유발할 수 있습니다.

2.  웨어러블 로봇과 외골격은 사용자 부담을 최소화해야 하므로 각 구동기의 필요성이 엄격히 평가됩니다.

3.  열 및 공간 제약은 관절 또는 구조 내에 통합 가능한 구동기 수를 제한합니다.

 

고토크·컴팩트 모터를 전략적으로 선택하면 성능을 유지하면서도 전체 시스템의 무게와 크기를 효과적으로 제어할 수 있습니다.

 

엔지니어링 원칙: 이상적인 모터 수는 DOF를 최대화하는 것이 아니라, 구동 요구와 물리적 제약 간의 균형입니다.

 

비용 vs. 성능

 

기계적·전기적 제약 외에도 비용은 중요한 요소입니다. 모터 수가 증가하면 부품 수, 조립 비용, 유지보수 부담이 함께 증가합니다.

 

  • 고모터 시스템: 높은 유연성, 중복성, 정밀도를 제공하지만 초기 및 운영 비용이 큼


  • 저모터 시스템: 단순하고 가벼우며 비용 효율적이지만, 결합 메커니즘이나 차동 구동과 같은 설계적 보완이 필요

 

예시: 6 DOF 로봇 팔은 6개의 독립 구동기로 구성할 수도 있고, 더 적은 수의 고토크 모터와 기계적 결합 구조로 구현할 수도 있습니다. 후자는 비용을 줄일 수 있지만 기계적 복잡성과 정밀도 저하 가능성이 존재합니다.핵심: 트레이드오프 평가는 성능, 비용, 장기 유지보수성 간의 균형입니다.

 

제어 전략 고려사항

 

모터 수는 제어 아키텍처에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

  • 모터 수가 적은 경우:복잡한 기구학 설계가 필요하지만 제어는 단순해짐

  • 모터 수가 많은 경우:관절 간 독립 제어가 가능해 기구학은 단순해지지만 계산량, 통신 대역폭, 센서 통합 요구가 증가

 

실제 시스템에서는 정밀도와 중복성을 확보할 만큼 충분한 모터를 사용하되, 제어 복잡성과 고장 위험이 과도해지지 않도록 균형을 맞춥니다.

 

CubeMars 관점에서의 실무 적용

 

CubeMars AK 시리즈와 같은 모듈형 고성능 모터는 이러한 트레이드오프 최적화를 효과적으로 지원합니다.


  • 높은 토크 밀도: 관절당 여러 모터를 사용할 필요를 줄여 기계 설계를 단순화

 

  • 컴팩트한 통합 구조: 제한된 공간에서도 효율적인 배치 가능

 

  • 유연한 모듈성: 성능 요구에 따라 모터 수를 쉽게 확장 또는 축소 가능

 

이러한 특성을 활용하면 불필요한 복잡성을 줄이면서도 요구되는 성능과 안정성을 확보할 수 있습니다.

 

핵심 정리

 

모든 로봇 유형에서 모터 수 최적화는 다음 세 가지 패턴으로 요약됩니다:

1.  성능 vs. 시스템 복잡성: 모터 수 증가는 기능 향상을 가져오지만 통합 난이도 증가

2.  물리적 제약: 무게, 부피, 열 관리가 실제 가능한 모터 수를 제한

3.  비용 효율성: 고토크 고성능 모터는 다수의 저토크 모터를 대체 가능

 

결론: 모터 수는 항상 전략적인 설계 결정입니다. 각 구동기는 성능, 신뢰성, 효율성 측면에서 명확한 가치를 제공해야 합니다. 공학적 원칙과 모듈형 구동 기술을 기반으로 한 시스템 수준의 접근이 최적화된 로봇 설계를 가능하게 합니다.

 

빠른 답변 — 로봇에는 몇 개의 모터가 필요한가?


로봇에 사용되는 모터 수는 적용 환경에 따라 크게 달라지며, 단일 구동기부터 수십 개까지 다양합니다. 자유도(DOF)를 기반으로 한 이론적 계산은 출발점이지만, 실제 엔지니어링에서는 성능, 무게, 비용, 제어 복잡성 간의 균형이 항상 함께 고려됩니다. 일반적인 모터 수 범위를 이해하면 과도한 설계나 출력 부족 없이 합리적인 설계 결정을 내릴 수 있습니다.

 

로봇 유형별 일반적인 모터 수 범위



로봇 유형일반적인 모터 수주요 설계 목표실무적 특징
바퀴형 로봇2–4효율적인 이동전진/후진 및 회전을 위한 최소 구동기 구성; 추가 모터는 매니퓰레이터나 기능 확장 시에만 적용
4족 보행 로봇8–16안정성 및 보행 제어다리당 2–4개의 모터 사용; 지형 대응을 위해 발목 피치/롤 제어용 추가 구동기 포함
로봇 팔6–12작업 공간 유연성 및 정밀도DOF 및 하중에 따라 모터 수 결정; 중복성 확보나 툴 체인저로 증가 가능
휴머노이드 로봇20–40+전신 동적 움직임사지, 몸통, 머리에 모터 분산; 높은 자유도는 정밀성을 높이지만 제어 복잡성 증가
웨어러블 로봇 / 외골격2–10사용자 편의 및 동작 보조핵심 관절 중심 설계; 적은 수의 고성능 모터로 무게와 피로도 최소화


적절한 모터 수 결정 방법

 

단일한 “정답”은 없으며, 엔지니어는 요구되는 동작과 성능을 충족하기 위해 다양한 제약 조건을 고려하여 모터 수를 결정합니다.

 

CubeMars와 같은 모듈형 고성능 구동기를 활용하면 다음이 가능합니다:

  • 요구 사항에 따른 모터 수 유연한 확장

  • 기능 저하 없이 무게 및 시스템 복잡성 감소

  • 향후 업그레이드 및 시스템 변경에 대한 높은 유연성 확보

 

핵심 결론: 모터 수는 단순한 수치가 아니라 전략적 설계 결정입니다. 이는 단순히 관절 수를 반영하는 것이 아니라, 로봇이 수행해야 할 기능과 전체 시스템 요구사항을 반영한 결과입니다.


적절한 모터 수 매칭 방법


로봇에 최적의 모터 수를 선택하는 것은 단순한 이론적 계산을 넘어, 시스템 수준의 사고가 필요한 과제입니다. 모터 수는 자유도(DOF)나 관절 수에만 의해 결정되지 않으며, 의도된 동작, 기계적 설계, 현실적 제약 사이의 균형을 반영합니다. 올바른 결정을 내리면 불필요한 복잡성, 무게, 비용 없이 목표 성능을 달성할 수 있습니다.

 

동작 요구사항 및 자유도 평가

 

설계의 출발점은 로봇이 수행해야 하는 동작을 명확히 이해하는 것입니다.

  • 자유도(DOF) vs 기능성: 각 독립적 동작은 일반적으로 최소 하나의 액추에이터가 필요하지만, 일부 동작은 결합되거나 공유될 수 있습니다.

  • 작업 특화 요구: 조작, 동적 이동, 정밀 자세 제어 등 특정 작업은 추가 모터를 정당화할 수 있습니다.

  • 신뢰성 확보를 위한 중복성: 고위험 환경에서는 효율을 희생하지 않고 예비 모터를 배치할 수 있습니다.

 

인사이트: 동작 요구사항을 DOF와 신중하게 매핑하면 과도한 설계를 피하면서 필요한 기능을 모두 충족할 수 있습니다.

 

기계 구조 및 운동학 고려

 

로봇의 구조적 아키텍처는 실제 필요한 모터 수에 직접적인 영향을 줍니다.

  • 직렬 구조: 관절당 모터 1개 배치, 정밀 제어 가능하지만 모터 수 증가 가능

  • 병렬 또는 케이블 구동 시스템: 힘을 여러 관절에 분산하여 액추에이터 수 감소 가능

  • 결합 구조 또는 디퍼렌셜 드라이브: 적은 모터로 여러 동작 구동 가능, 효율 최적화

 

핵심: 운동학적 설계를 이해하면 기능적 요구에 맞춰 모터 배치를 최적화하고 불필요한 추가를 피할 수 있습니다.

 

시스템 제약 평가

 

동작과 구조가 명확해지면, 현실적 제약이 최종 결정을 형성합니다.

  • 제어 및 계산 한계: 액추에이터 수 증가 시 정교한 동기화, 통신 대역폭, 실시간 피드백 필요

  • 무게, 공간, 전력: 이동형 및 웨어러블 로봇은 액추에이터 질량과 크기에 민감하며, 열 관리가 연속 운용을 제한

  • 비용 및 유지보수: 모터 1개 추가마다 부품, 조립, 유지보수 요구 증가

 

엔지니어링 원칙: 최적 모터 수는 성능 향상과 시스템 복잡성, 물리적 제약, 라이프사이클 비용 사이의 균형을 반영합니다.

 

의사결정 프레임워크

 

구조화된 접근 방식은 이론을 실질적 설계 선택으로 전환합니다:

1.  동작 요구사항 및 DOF 정의

2.  기계 구조 및 운동학과 동작 매핑

3.  제어, 무게, 공간, 전력 제약 평가

4.  모터 수 및 배치 결정

5.  모듈형 액추에이터를 활용하여 시스템 재설계 없이 성능 최적화

 

이 프레임워크를 따르면, 각 모터가 성능과 기능에 의미 있는 기여를 하도록 정확하게 배치할 수 있습니다.


권장 솔루션 — CubeMars 액추에이터 시리즈


최적 모터 수를 결정한 후, 고성능 모듈형 액추에이터를 선택하면 효율, 신뢰성, 확장성을 유지하면서 로봇이 의도한 기능을 완전히 수행할 수 있습니다. CubeMars 액추에이터는 다양한 로봇 응용 분야에서 이러한 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

 

유연한 모터 수를 위한 모듈형 액추에이터

 

로봇 설계의 큰 과제 중 하나는 모터 수를 성능, 무게, 비용 제약과 맞추는 것입니다. CubeMars 모듈형 모터는 엔지니어에게 다음과 같은 유연성을 제공합니다:

  • 응용 요구에 따라 모터 수 효율적 확장

  • 시스템 재설계 없이 토크와 속도 독립 조정

  • 공간 제약이 있는 설계에서도 통합 용이

 

이 모듈화 덕분에 팀은 프로토타이핑 단계에서 빠르게 반복 설계를 수행하고, 성능을 유지하며 생산 준비 단계에 최적화할 수 있습니다.

 

높은 토크 밀도 및 컴팩트 설계

 

CubeMars 액추에이터(AK 시리즈 등)는 브러시리스 모터, 유성 기어박스, 드라이버를 단일 유닛으로 통합합니다.

  • 높은 토크 밀도: 적은 모터로 동일한 힘 출력 가능, 시스템 전체 무게 감소

  • 컴팩트한 공간 점유: 직렬, 병렬, 결합 운동 구조에서도 긴밀한 배치 가능

  • 통합 제어: 모션 및 서보 모드 지원, 적응형 PID 튜닝으로 정밀 구동 가능

 

고성능, 소형 액추에이터를 활용하면 필요한 동작 성능을 유지하면서 불필요한 하드웨어와 통합 복잡성을 최소화할 수 있습니다.

 

응용별 추천


로봇 유형추천 CubeMars 모듈장점
바퀴형 로봇AK60-39 V3.0 KV80 2–4 모터 구성에 최적화된 효율적 디퍼렌셜/4륜 구동
사족 보행 로봇AK10-9 V3.0 KV60고토크, 소형 모듈로 총 모터 수 감소, 안정적 보행 지원
로봇 암AK60-6 V3.0 KV806–12 모터 직렬 암에 대한 정밀 제어, 페이로드 유연성
휴머노이드AK45-36 KV80전체 신체 제어 확장 가능, 20–40+ 모터 지원, 통합 복잡성 최소화
웨어러블/외골격AK70-10 KV100경량 고성능 모듈로 사용자 편안함과 필수 동작 지원


CubeMars가 모터 수 최적화에 적합한 이유


  • 중복성 감소: 고토크 모듈로 더 적은 액추에이터로 동일 성능 달성 가능

  • 시스템 통합 용이: 컴팩트 모듈과 내장 드라이버로 배선과 제어 복잡성 간소화

  • 미래 업그레이드 지원: 모듈형 설계로 모터 수 증감 시 대규모 재설계 불필요

  • 신뢰성 있는 성능: 브러시리스 모터와 최적화된 제조 공정으로 산업용, 이동형, 웨어러블 로봇에서 안정적 반복 작동 보장


핵심: 적절한 CubeMars 액추에이터 모듈 선택은 모터 수를 성능 목표와 효율적으로 일치시키고, 기능성, 무게, 비용, 통합 제약을 균형 있게 최적화할 수 있습니다.

 

결론


로봇에 필요한 이상적인 모터 수 결정은 고정된 규칙이 아닌 전략적 엔지니어링 결정입니다. 동작 요구, 기계 구조, 무게·공간·제어 복잡성과 같은 시스템 제약이 모두 고려되어야 합니다. 모터 수가 많다고 성능이 자동으로 향상되는 것은 아니며, 각 액추에이터는 효율성과 신뢰성을 유지하면서 특정 기능적 목적을 수행해야 합니다.


모듈형 고성능 액추에이터를 사용하면 로봇 응용에 맞춰 모터 수를 정확하게 조정할 수 있습니다. 정밀 토크, 컴팩트 설계, 유연한 통합을 결합하여, 최소한의 액추에이터로 필요한 동작과 안정성을 달성하며, 무게, 복잡성, 비용을 줄이면서 최적 성능을 유지할 수 있습니다.

관련 기사
로봇 및 비전 시스템에 적합한 짐벌 모터 선택 방법
로봇 및 비전 시스템에 적합한 짐벌 모터 선택 방법
짐벌 모터가 로봇 및 비전 시스템에서 정밀한 안정화를 구현하는 방법을 알아보세요. 원리, 적용 분야 및 선택 기준을 확인할 수 있습니다.
Mar 17,2026
로봇 액추에이터가 로봇의 더욱 유연한 모션 구현을 가능하게 하는 방법
로봇 액추에이터가 로봇의 더욱 유연한 모션 구현을 가능하게 하는 방법
CubeMars AK 시리즈 솔루션을 통해 휴머노이드 로봇부터 실제 산업 응용 분야까지 로봇 액추에이터가 로봇의 모션 성능을 어떻게 향상시키는지 알아보세요.
Jul 29,2026
BLDC 모터란 무엇인가?
BLDC 모터란 무엇인가?
무브러시 DC 모터(Brushless DC Motor, BLDC 모터)는 로봇 전용으로 자주 사용되는 모터 유형입니다. 직류 전원(DC)으로 구동되며, 전통적인 DC 모터처럼 브러시를 사용하지 않고 전자식 정류 방식으로 동작합니다. 오늘날 BLDC 모터는 전통적인 DC 모터보다 선호되며, 특히 고효율과 긴 수명이 요구되는 응용, 예를 들어 로봇 분야에 적합합니다.
Sep 15,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내