Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
AGVと点検ロボットにおけるアプリケーションの違いの理解
モバイルロボットのモータ選定における重要要素
モバイルロボット向けモータの種類とソリューション
モバイルロボットに最適なモーターの選び方
実世界のコンテキスト:複雑地形におけるホイール型ロボット応用
CubeMars モバイルロボット向けモーターソリューション
AGVおよび点検ロボットのモーター選定における一般的な誤り
結論

AGVおよび検査ロボット向けモバイルロボットモーターの選定方法

CubeMars / Apr 16,2026

モバイルロボットの設計において、モータ選定は最も重要な意思決定の一つです。これは、ロボットの動作方法、運用効率、そして長期的な信頼性に直接影響を与えます。

 

AGVや点検ロボットなどのシステムでは、モータは負荷処理やモーション制御からエネルギー消費、システム寿命に至るまで、全体性能と密接に関係しています。そのため、適切なモータの選定は単なる部品選択ではなく、システムレベルの意思決定といえます。

 

効果的にモータ選定を行うためには、まず異なるアプリケーションにおけるモータの役割と、不適切な選定がもたらす影響を理解することが重要です。

 

AGVおよび点検ロボットにおけるモータの役割

 

モータは単に動作を実現するだけでなく、加速、応答性、安定性など、実環境におけるロボットの挙動を決定します。

 

モバイルロボットにおいて、モータは以下の役割を担います:

  • 駆動および推進

  • 速度および加速度の制御

  • 負荷対応能力

  • 位置決めおよび運動精度

 

しかし、これらの機能の重要度はアプリケーションによって大きく異なります。

 

AGV用モータでは:

  • 連続かつ安定した運転が不可欠

  • 長時間のデューティサイクルにおいて持続的な負荷に対応する必要がある

  • 長時間稼働を支える高効率が重要

 

点検ロボット用モータでは:

  • 動作がより動的で予測が難しい

  • 頻繁な停止・再始動および方向転換が必要

  • 応答性と制御精度がより重要

 

これらの違いから、モバイルロボットや車輪型ロボットのモータ選定は、汎用的な仕様ではなく、実際の運用条件に基づいて最適化する必要があります。

 

適切な選定が性能とコストに与える影響

 

モータ選定は、システム性能と総コストの両方に直接影響を及ぼし、その影響は想定以上に大きい場合があります。

 

性能面では:

  • トルク不足は加速性能の低下や負荷運搬能力の不足につながる

  • 効率の低さはバッテリー寿命や稼働時間を短縮する

  • 制御性能の不足はナビゲーション精度や安定性に影響する

 

コストおよび信頼性の面では:

  • 過大なモータは重量とエネルギー消費を増加させる

  • 効率の低いシステムはより大容量のバッテリーを必要とする

  • 熱問題や機械的ストレスは部品寿命を短縮する

 

実際には、モータのスペック不足と過剰仕様のいずれも問題を引き起こします。重要なのは最も高出力なモータを選ぶことではなく、用途に適合したモータを選定することです。

 

適切に選定されたモータは、性能の向上、システムの簡素化、そして長期的な運用コストの低減に貢献します。


AGVと点検ロボットにおけるアプリケーションの違いの理解


application-in-inspection-robots


AGVと点検ロボットはいずれもモバイルロボットに分類されますが、その運用環境や運動要件は本質的に異なります。これらの違いは、モータの選定および最適化の方法に直接影響を与えます。

 

同一のモータ構成でも、ある用途では適切に機能しても、別の用途では十分な性能を発揮できない可能性があるため、技術仕様を定義する前に、こうしたアプリケーションレベルの違いを理解することが不可欠です。

 

負荷・速度・デューティサイクルの違い

 

AGVと点検ロボットの最も重要な違いの一つは、負荷の扱い方と運動パターンにあります。

 

AGVは主に搬送用途向けに設計されており、比較的安定かつ反復的な条件下で運用されます。その運動特性は、長いデューティサイクルと一定した負荷要求によって特徴づけられます。

 

AGVの主な特性:

  • 比較的高く安定した積載要求

  • 長時間の連続運転

  • 予測可能な経路と運動パターン

  • 安定したトルク出力を重視

 

一方、点検ロボットはより動的で変化の大きい環境で動作します。作業負荷はタスクや環境に応じて急激に変化します。

 

点検ロボットの主な特性:

  • 可変または比較的軽い負荷

  • 頻繁な加速・減速

  • 任務に応じて不規則なデューティサイクル

  • 高い応答性と適応性が求められる

 

このような運動特性の違いにより、AGV用モータは耐久性と安定性を重視して最適化される一方、点検ロボット用モータは動的応答性と制御の柔軟性を優先する必要があります。

 

地形および環境上の課題

 

運動特性に加え、運用環境もAGVと点検ロボットを分ける重要な要因です。

 

AGVは主に倉庫や製造施設などの制御された屋内環境で使用されます。これらの環境は路面が平滑で運用条件も安定しており、モータシステムへの外乱が少ないという特徴があります。

 

一方、点検ロボットは工業現場、屋外インフラ、狭小空間など、より複雑で予測困難な環境で運用されることが多くなります。

 

点検ロボットにおける環境課題:

  • 不整地または非構造化地形

  • 粉塵、湿気、温度変化への曝露

  • 機械的衝撃や振動

  • 狭い作業空間による制約

 

これらの条件により、点検ロボット用モータには、AGVシステムと比較して、より高い耐久性、防護性能、環境耐性が求められます。

 

これらの違いが電機選定に与える影響

 

負荷特性および環境条件の違いは、そのままモータ選定の優先事項の違いにつながります。

 

AGVシステムでは、主に以下が重視されます:

  • 安定かつ連続したトルク出力

  • 長時間運転に適した高効率

  • 一定負荷条件下での信頼性

 

点検ロボットでは、以下がより重要となります:

  • 高速応答と高精度なモーション制御

  • 変動する負荷や環境への適応性

  • 高い堅牢性と環境耐性

 

実際には、モバイルロボットのモータ選定を一律に標準化することはできません。それぞれのシステムの実際の運用特性に応じて最適化する必要があります。

 

モバイルロボットのモータ選定における重要要素


key-factors-to-consider-in-mobile-robot-motor-selection


AGVと点検ロボットのアプリケーションの違いを理解した後、次のステップは共通のモータ要件を定義することです。これらの要件は、モバイルロボットにおけるさまざまなモータソリューションを評価するための基準となります。

 

用途によって優先順位は異なりますが、多くのモバイルロボットシステムは共通した基本的な性能要件を持っています。

 

トルクと負荷能力

 

トルクはモバイルロボットのモータ選定において最も基本的なパラメータの一つであり、実際の運用条件下での起動、走行、および負荷運搬能力を直接左右します。

 

実際のアプリケーションでは、トルク不足は動作の不安定化、加速性能の低下、あるいは負荷下での動作不能につながる可能性があります。

 

主な検討要素:

  • 起動および加速に必要なピークトルク

  • 安定運転のための連続トルク

  • 積載変化や傾斜条件による負荷変動

  • 予期せぬ抵抗に対する安全マージン

 

適切に選定されたモータは、基本的な走行性能だけでなく、動的かつ不確実な条件下でも安定した性能を確保する必要があります。

 

実際には、トルク要件は用途によって異なります。AGVは重負荷かつ連続運転が前提である一方、点検ロボットは不整地や動的な動作に対応する柔軟性が求められます。

 

効率とバッテリー寿命

 

多くのモバイルロボット、特にバッテリー駆動システムにおいては、エネルギー効率が稼働時間とシステムコストに直接影響する重要な要素です。

 

モータ効率が高いほど、稼働時間が延び、エネルギー損失が低減されます。これはAGVや自律型点検ロボットにおいて特に重要です。

 

効率に関する主な検討事項:

  • 定格負荷時の消費電力

  • 加減速時のエネルギー損失

  • 連続運転時の熱効率

  • バッテリー容量やシステム重量への影響

 

モータ効率の向上は、システムの複雑化を伴わずにミッション時間を大幅に延長することが可能です。

 

サイズ・重量・統合性

 

スペースと重量の制約は、特にコンパクトなプラットフォームや分散駆動システムにおいて重要な設計要素です。

 

モータ選定では、性能と物理的な統合要件のバランスを取る必要があります。

 

主な要素:

  • 設置スペースに対するモータサイズの適合性

  • 総重量が機動性およびエネルギー消費に与える影響

  • 減速機、エンコーダ、コントローラとの統合性

  • 配線および機械組立の複雑さ

 

システム構造の簡素化や設計負担の軽減のため、コンパクトで高度に統合されたモータソリューションが好まれる傾向にあります。

 

耐久性と保護性能

 

モバイルロボットは機械的ストレスや環境要因を避けられない環境で動作することが多く、そのためモータの耐久性は長期的な信頼性に大きく影響します。

 

重要な要素:

  • 粉塵、湿気、温度変化への耐性

  • 振動や衝撃荷重に対する機械的強度

  • 連続運転時におけるベアリングや減速機の寿命

  • 使用環境に適した保護等級

 

耐久性の高いモバイルおよび車輪駆動用モータシステムは、メンテナンスの低減と運用の安定性向上に寄与します。

 

制御精度と応答性

 

精密で応答性の高いモータ制御は、スムーズなナビゲーション、正確な位置決め、安定したシステム挙動を実現するために不可欠です。

 

これは特にリアルタイムフィードバックに依存する点検ロボットや自律システムにおいて重要です。

 

制御に関する主な要件:

  • 高分解能フィードバック(エンコーダ統合など)

  • 制御信号に対する高速応答性

  • 低速域での安定した動作

  • トルク出力の滑らかさ(大きな変動がないこと)

 

優れた制御性能により、複雑または動的な環境においても、より正確で信頼性の高いロボット動作が可能になります。

 

これらの要件はモバイルロボット全般に共通しますが、その重要度はAGVと点検ロボットで大きく異なります。このことは、用途に応じたモータ選定の必要性を改めて示しています。

 

モバイルロボット向けモータの種類とソリューション


motor-types-for-mobile-robots


必要なトルク、速度、およびシステム制約を定義した後、次のステップは適切なモーターアーキテクチャを選定することです。モバイルロボット用モーターにはさまざまな種類があり、それぞれ性能、統合の複雑さ、制御の柔軟性において異なる利点を持っています。

 

モバイルロボットのアプリケーションにおいては、モータータイプの選択がシステムの実装効率や実環境下での性能を大きく左右することが多くあります。

 

AGVおよびAMR向けBLDCモーター

 

ブラシレスDCモーター(BLDC)は、高効率、安定した性能、そして長寿命といった特長により、AGVおよび自律移動ロボット(AMR)システムで広く使用されています。

 

これらのモーターは、長時間にわたり安定した運動と信頼性の高いトルク出力が求められる用途に特に適しています。

 

主な利点:

  • 高効率および低エネルギー損失

  • 広い速度範囲で安定したトルク出力

  • 長寿命かつ低メンテナンス

  • 連続運転(Continuous Duty)用途に適合

 

これらの特性により、BLDCモーターは倉庫、工場、物流システムなどの構造化された環境で最も一般的に選ばれる選択肢となっています。


設計簡素化のための統合型ロボットアクチュエータ

 

統合型アクチュエータは、モーター、ドライバ、制御電子回路を一体化したコンパクトなユニットです。この設計アプローチは、システム構造の簡素化と開発複雑性の低減を目的として、モバイルロボット分野でますます採用されています。

 

従来のモーター構成と比較すると、統合型ソリューションはより効率的な実装プロセスを実現します。

 

主な利点:

  • 配線および機械組立の複雑さを削減

  • システム統合および開発サイクルの短縮

  • システムの小型化および軽量化

  • 制御およびパラメータ調整の容易化

 

これらの利点により、統合型アクチュエータは、スペース制約が厳しく、統合効率が重要なコンパクトなモバイルロボットに特に適しています。

 

ギア減速とトルク最適化

 

多くのモバイルロボット設計では、モーターサイズを大きくすることなく出力トルクを最適化するためにギア減速が使用されます。このアプローチにより、設計者はモーター特性をアプリケーション要件により適切に適合させることができます。

 

ギアシステムによって実現できること:

  • 重負荷条件における高トルク出力

  • 低速時の制御性能向上

  • 傾斜や抵抗条件への適応性向上

  • 速度と力のバランスの柔軟な調整

 

ただし、ギアの選定はモーター特性と慎重に適合させる必要があり、効率低下や不要な機械的複雑性を避けることが重要です。


モバイルロボットに最適なモーターの選び方


モバイルロボットにおけるモーター選定は単一のステップで完結するものではなく、アプリケーション要件、機械的制約、性能目標を組み合わせた体系的なプロセスです。体系的なアプローチを用いることで、選定されたモーターが実際の運用条件に適切に適合することを確実にできます。

 

多くのエンジニアリングケースでは、モーター選定はシステム要件の定義から構成の検証まで、いくつかの主要なステップに分解されます。

 

ステップ1:ロボットパラメータの定義

 

モーター選定の最初のステップは、ロボットシステムの基本パラメータを明確に定義することです。これらのパラメータは、その後のすべての計算と判断の基盤となります。

 

代表的な入力パラメータ:

  • ロボット総重量(積載を含む)

  • 車輪径または駆動機構の仕様

  • 必要最大速度

  • 運用環境(屋内、屋外、傾斜条件など)

  • デューティサイクルおよび稼働時間要件

 

この段階では、仮定のわずかな誤差でも後工程のモーターサイズ選定に大きな影響を与える可能性があるため、精度が重要です。

 

実務では、AGVは比較的明確なパラメータが設定される一方で、巡検ロボットは環境変動が大きいため、より柔軟な前提設定が必要となります。

 

ステップ2:必要トルクの算出

 

システムパラメータを定義した後、次にモーションに必要なトルクを推定します。これは、モーターが機械的要求を満たせるかを判断する重要な要素です。

 

簡略化すると、トルクは以下に依存します:

  • 駆動系に作用する総荷重

  • 車輪半径または伝達機構の幾何構造

  • 転がり抵抗および摩擦

  • 坂道走行などの追加力

 

詳細な動力学モデルは設計後期で使用されますが、初期段階では適切なトルク範囲を把握するための簡易推定が一般的です。

 

ステップ3:実環境要因の考慮(勾配・摩擦など)

 

実際の運用環境では、理論計算だけでは不十分であり、外的要因を考慮する必要があります。

 

重要な要素:

  • 走行路における傾斜角

  • 路面摩擦の変化(平滑床 vs 粗い地形)

  • 起動抵抗および過渡負荷

  • 駆動系における機械損失

 

安定性を確保するため、エンジニアは通常、計算結果に安全マージンを加えます。これにより予期しない条件下での性能不足を防ぎます。

 

特に巡検ロボットでは、AGVよりも環境不確実性が大きいため、この工程は非常に重要です。

 

ステップ4:モータータイプと構成の選定

 

性能要件を定義した後、最終ステップとしてモータータイプとシステム構成を選定します。

 

この段階では、性能・統合性・システム効率のバランスが重要となります。

 

主な判断要素:

  • BLDCモーター vs 統合型ロボットアクチュエータ

  • ギアボックスの有無(減速機構)またはダイレクトドライブ構成

  • エンコーダおよび制御システムとの互換性

  • 熱設計およびサイズ制約

 

最終的なモーター選定は、トルクや速度要件を満たすだけでなく、効率性、小型化、統合の容易さといったシステムレベルの設計方針にも適合する必要があります。

 

実世界のコンテキスト:複雑地形におけるホイール型ロボット応用


実際の応用の多様性を理解するために、CubeMarsが支援したホイール型ロボットプロジェクトを例として紹介します。

 

このプロジェクトでは、ビンガムトン大学ロボティクスチームがUniversity Rover Challenge(URC)向けの探査ローバーを開発しました。このロボットは、惑星探査を想定した非常に過酷な環境での動作を目的として設計されています。詳細はこちら:CubeMars、2024年University Rover Challenge(URC)に向けたビンガムトン大学ロボティクスチームをスポンサー支援



アプリケーション特性

 

制御された屋内環境で動作する一般的なAGVシステムとは異なり、このタイプの車輪型ロボットは、より複雑な条件下で機能する必要があります。

 

  • 不整地および非構造化地形

  • 変化する牽引力および抵抗

  • 動的かつ予測困難な運動要求

  • 限られたスペース内での複数サブシステムの統合

 

これらの特性は、多くの点検ロボットおよび屋外移動ロボットアプリケーションに共通するものです。

 

モーター選定との関連性

 

このような実環境条件は、モーター選定が単なる公称スペックのみに依存できない理由を明確に示しています。代わりに、地形の変動性、動的応答性、環境耐性といった要素が重要な検討項目となります。

 

これは、前述した構造化された選定アプローチの重要性をさらに強調するものです。

 

重要なポイント:実際のモバイルロボットアプリケーションは、単純化された設計仮定よりもはるかに多くの変動要因を含むため、アプリケーション駆動型のモーター選定が不可欠です。

 

多くの実際のAGVシステムでは、機械設計を簡素化しつつ十分な性能余裕を確保するために、統合型BLDCアクチュエータが採用されています。また、トルクと速度のバランス要件に応じてギア減速機構が追加される場合もあります。

 

AGVと比較すると、同じ選定プロセスを点検ロボットに適用する場合には、連続負荷効率よりも地形適応性および動的応答性がより重視されます。


CubeMars モバイルロボット向けモーターソリューション


モータータイプと選定基準を定義した後の次のステップは、これらの要件を具体的なモーターソリューションにマッピングすることです。

 

エンジニアは単なるスペックベースではなく、アプリケーションシナリオとモーター特性を照らし合わせて選定することが一般的です。以下の表は、典型的なAGVおよび点検ロボット要件に基づく簡易的な参考情報です。

 

推奨 CubeMars モバイルモーターソリューション


アプリケーション推奨モデル特徴適合理由
AGV / AMR(重負荷・連続運転)AKA60-6 KV80高いラジアル負荷能力、高トルク密度、堅牢な構造長時間の連続負荷に対応し、安定性と耐久性を確保
中型AGV / 車輪型ロボットAKA10-9 KV60デュアルエンコーダ、長期安定動作、高ピークトルク安定した連続動作と高い制御性能を提供
点検ロボット(コンパクト・動的)AK60-39 V3.0 KV80コンパクト設計、高速応答、統合構造動的運動およびスペース制約環境に適合


  • AGVの場合:連続運転下での高いトルク安定性と耐久性を優先

  • 点検ロボットの場合:コンパクト性、応答性、環境適応性を重視

  • 複雑なシステムの場合:統合型アクチュエータにより開発複雑性を大幅に削減可能

 

実際には、最適なモーター選定はトルク、効率、およびシステム統合性のバランスによって決定され、ロボットの実際の運用条件に基づいて最適化されます。


AGVおよび点検ロボットのモーター選定における一般的な誤り



wheeled-and-inspection-robot-motor-selection


それでも、体系的なアプローチを用いていても、実際の運用環境が十分に考慮されていない場合にはモーター選定の問題が発生することがあります。AGVおよび点検ロボットでは、これらのミスは理論的な設計というよりも、実際の使用方法に起因することが多いです。

 

実際の運用負荷の過小評価

 

よくあるミスの一つは、公称負荷のみを基準にモーターを選定し、実際のロボットの運用状況を考慮しないことです。

 

AGVでは、長時間のデューティサイクルにおける連続負荷を過小評価してしまうケースが多く見られます。

 

一方、点検ロボットでは、地形変化、傾斜、頻繁な発進・停止条件を無視してしまうことが一般的です。これらの要素を考慮しない場合、モーターは安定した動作を維持できなかったり、ピーク負荷時に性能不足に陥る可能性があります。

 

用途特有の熱条件の無視

 

熱性能は理想条件下で評価されることが多いですが、実際のアプリケーションでは追加の課題が発生します。

 

AGVは連続運転により時間とともに熱が蓄積しやすく、点検ロボットは密閉空間や屋外環境などで換気不足や高周囲温度に直面する場合があります。

 

これらを考慮しない場合、過熱、効率低下、モーター寿命の短縮につながる可能性があります。

 

制御特性と運動要求のミスマッチ

 

もう一つの一般的な問題は、対象アプリケーションにおける制御挙動を十分に考慮せずにモーターを選定してしまうことです。

 

AGVは長距離を滑らかかつ安定して移動する必要がありますが、点検ロボットは動的環境において高速応答と高精度制御が求められます。

 

モーターと制御システムが適切に適合していない場合、動作の不安定化、位置決め精度の低下、あるいは非効率な運用につながる可能性があります。

 

結論

 

モバイルロボットにおけるモーター選定の本質は、モーター性能を実際の運用条件に適合させることにあります。AGVと点検ロボットのいずれにおいても、モーターの有効性はスペックだけでなく、負荷特性、運動特性、環境条件との整合性によって決まります。

 

これらのロボットは共通の技術基盤を持ちながらも、実際の運用では優先事項が異なります。AGVは安定性・効率性・連続運転を重視する一方、点検ロボットは動的かつ不確実な環境における応答性・適応性・堅牢性を必要とします。

 

体系的かつアプリケーション主導のアプローチに加え、実環境要因や典型的な選定ミスを慎重に考慮することで、信頼性の高い性能と効率的なシステム設計を実現できます。モバイルロボットに携わるエンジニアにとって、最適なモーター選定とは、性能・統合性・長期信頼性の最適なバランスを実現することに他なりません。

関連記事
OpenExo:CubeMarsロボティックアクチュエーターで駆動されるモジュラーオープンソース外骨格
OpenExo:CubeMarsロボティックアクチュエーターで駆動されるモジュラーオープンソース外骨格
OpenExoは、CubeMarsロボティックアクチュエーターによって駆動されるモジュラー外骨格で、リハビリテーションと人間のパフォーマンス向上のためのオープンソースの革新を提供します。
Aug 29,2025
仿生手臂制御の新しいアプローチ:磁性インプラントが切断者に巧妙な握る機能を再び与える
仿生手臂制御の新しいアプローチ:磁性インプラントが切断者に巧妙な握る機能を再び与える
近年、バイオニックアーム技術は目覚ましい進歩を遂げている。最新の研究では、Myokinetic Interface(筋運動インターフェイス)に基づく、義肢制御への革新的なアプローチが示されている。
Sep 20,2024
ロボットアームにサーボモーターを使用する方法
ロボットアームにサーボモーターを使用する方法
ロボットアームでサーボモーターを使用するには、いくつかのステップが必要で、モーターが所望の精密制御を実現できるように適切なハードウェアとソフトウェアの構成が求められます
Oct 11,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ