Percée technologique et innovation
Applications cliniques et limites
Développements futurs et défis

Une nouvelle approche pour le contrôle du bras bionique

CubeMars / Sep 20,2024

Une nouvelle approche pour le contrôle du bras bionique : les implants magnétiques restaurent la fonction de préhension habile


Bionic Arm Control

Ces dernières années, la technologie des bras bioniques a fait des progrès remarquables. Une étude révolutionnaire récente a présenté une méthode innovante de contrôle de prothèse basée sur une interface myokinétique. Cette technologie de pointe exploite les contractions musculaires pour détecter le déplacement de magnétismes implantés, offrant un mécanisme de contrôle inédit pour les amputés. Cette recherche démontre non seulement la faisabilité clinique de la technologie, mais ouvre également la voie à de futures explorations dans l’interaction homme-robot.


Percée technologique et innovation


L’idée centrale de l’interface myokinétique est de capturer le déplacement physique des contractions musculaires grâce à des aimants implantés afin de décoder l’intention de l’utilisateur. L’équipe de recherche a implanté six petits aimants en néodyme dans le moignon du participant et a développé un système de prothèse entièrement autonome. Ce système comprend tous les composants matériels et les batteries logés dans le boîtier de la prothèse, utilisant les changements de position des aimants pour contrôler la main robotisée habile en temps réel.


Dans la mise en œuvre, l’équipe a sélectionné les muscles fléchisseur ulnaire du carpe (FCU), extenseur des doigts (ED) et long fléchisseur du pouce (FPL) comme sites cibles pour l’implantation des aimants. Les aimants en néodyme implantés, chacun d’un diamètre de 2 mm, étaient recouverts d’un matériau de qualité médicale. Des imageries ultrasonores régulières ont été utilisées pour surveiller la stabilité du déplacement des aimants pendant les contractions musculaires, ce qui est crucial pour un contrôle précis de la prothèse.


Pour faciliter le contrôle de la prothèse, l’équipe a développé un localisateur magnétique percutané (TML), qui suit la position et l’orientation des aimants en temps réel à l’aide de grilles de capteurs intégrées dans le boîtier de la prothèse. Ces données sont utilisées comme entrée pour le contrôleur myokinétique, qui traite les signaux et les convertit en commandes pour la main robotique. Deux stratégies de contrôle—contrôle direct et reconnaissance de motifs—ont été employées pour valider l’efficacité du système.


Applications cliniques et limites


L’application clinique de cette technologie met en évidence les avantages uniques de l’interface myokinétique. Comparée aux méthodes traditionnelles de contrôle myoélectrique, cette technologie offre plusieurs bénéfices significatifs :


1. Réduction du risque d’infection: Les aimants implantés ne nécessitent ni alimentation sans fil ni câbles percutanés, réduisant ainsi le risque d’infection et les problèmes de stabilité à long terme.


2. Contrôle précis: La taille réduite des aimants permet leur implantation dans un plus grand nombre de muscles, offrant théoriquement plus de degrés de contrôle.


3. Mesure directe: Le déplacement des aimants fournit des mesures directes de la longueur et de la vitesse des muscles, ce qui aide à corréler plus précisément l’activation musculaire avec la force.


However, there are also challenges associated with the implementation of this technology. For instance, elbow movements can affect the relative position of the magnets, increasing the complexity of signal processing. The research team overcame some of these issues through clever algorithm design and an enable/disable switch to avoid false triggers caused by elbow movement.


Développements futurs et défis


Cette recherche pionnière ouvre la voie au développement futur de l’interface myokinétique. Les travaux à venir devraient se concentrer sur :


1. Recherche biomécanique: Étudier la biomécanique de la contraction musculaire et la déformation des tissus afin d’optimiser le placement et le nombre d’aimants.


2. Amélioration des techniques chirurgicales: Perfectionner les techniques chirurgicales et le design des aimants pour maximiser la qualité du signal et minimiser la réaction des tissus.


3. Optimisation du traitement du signal: Développer des algorithmes de traitement du signal et d’apprentissage automatique plus avancés pour extraire davantage d’informations à partir de signaux limités et atteindre un contrôle multi-degrés de liberté.


Des essais cliniques à long terme sont également essentiels. Bien que l’étude de six semaines n’ait révélé aucun effet indésirable significatif, la sécurité et la stabilité de l’implantation d’aimants à long terme doivent être évaluées plus avant. De plus, comprendre l’adaptation des patients et leur expérience à long terme avec cette nouvelle interface est crucial.


L’interface myokinétique représente une nouvelle frontière dans la technologie de contrôle des prothèses. Cette approche montre un immense potentiel, non seulement pour offrir aux amputés un contrôle plus intuitif et flexible de leurs prothèses, mais également pour explorer de nouvelles voies dans l’interaction homme-robot. Avec les progrès continus de la technologie, on peut anticiper que ce système de contrôle de prothèse basé sur des aimants apportera prochainement des bénéfices significatifs à davantage de patients, les aidant à retrouver des fonctions perdues et à améliorer leur qualité de vie.


Articles connexes
Baleka : un robot bipède doté d’une grande puissance de saut et d’une grande maniabilité
Baleka : un robot bipède doté d’une grande puissance de saut et d’une grande maniabilité
Poussée par les avancées de la technologie moderne, la robotique évolue à un rythme rapide. Récemment, l’équipe de recherche de l’Université du Cap a présenté un robot bipède impressionnant nommé Baleka. Ce robot ne se contente pas d’impressionner par son
Jun 24,2024
Moteur Gimbal Innerunning G60
Moteur Gimbal Innerunning G60
Le moteur gimbal Innerunning G60 adopte une conception à grand arbre creux, pouvant être intégré à un collecteur tournant électrique, ce qui facilite le passage des câbles.
Aug 22,2023
Pourquoi sommes-nous obsédés par les robots humanoïdes ?
Pourquoi sommes-nous obsédés par les robots humanoïdes ?
Sous chaque vidéo sur les robots humanoïdes, quelqu’un demande toujours : pourquoi tant d’acharnement à étudier les robots humanoïdes ? Les robots bipèdes, quadrupèdes ou à roues ne pourraient-ils pas mieux s’adapter aux environnements de travail ?
Aug 21,2024