Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
为什么传统动力模组限制先进机器人发展
什么是中空行星动力模组
中空行星动力模组的工作原理
中空行星动力模组的核心优势
中空动力模组的应用场景
人形机器人
机械臂与协作机器人
外骨骼与可穿戴机器人
工业机器人与模块化机器人系统
CubeMars AKH 系列中空行星动力模组介绍
技术优势
AKH 系列型号对比(快速选型指南)
如何选择合适的中空轴动力模组
第一步:明确关节负载需求
第二步:考虑空间和重量限制
第三步:检查集成功能特性
第四步:匹配实际应用场景
结论 

中空行星动力模组如何提升机器人关节性能

CubeMars / 2026-02-26 15:02:41

为什么传统动力模组限制先进机器人发展


随着机器人变得更加紧凑、更强大且具备更多功能,传统动力模组设计正日益限制其性能表现。布线复杂、结构笨重以及扭矩密度不足等问题,为现代机器人关节的集成带来了重大问题和挑战。理解这些关键痛点,有助于说明为何新一代动力模组作为解决方案已成为必然趋势。


  • 复杂布线与有限的集成能力

    传统动力模组通常依赖外部电缆来实现供电、通信和反馈功能,这会增加系统复杂性并提高故障风险。在具有多个关节的机器人系统中,管理这些电缆尤为困难,容易导致信号干扰、线缆磨损以及维护困难等问题。


  • 结构笨重且难以集成

    传统动力模组系统通常由独立的电机、减速器、编码器和驱动器组成。这种分布式架构会增加整体体积和重量,使其更难集成到紧凑型机器人关节中,同时也限制了整体设计灵活性。



  • 难以满足紧凑机器人需求的扭矩密度

    许多机器人应用——例如人形机器人的髋关节、四足机器人的腿部或机械臂——都需要在紧凑空间内提供高扭矩输出。然而,传统动力模组通常无法在不增加体积或重量的情况下提供足够的扭矩密度,迫使工程师在力量、速度和结构设计灵活性之间做出妥协。


为了解决这些挑战难题,中空行星动力模组作为一种高度集成的高性能解决方案应运而生,为下一代机器人关节设计奠定了基础,同时也为 CubeMars AKH 系列动力模组的应用提供了理想平台。


什么是中空行星动力模组


中空行星动力模组是一种高度集成的机器人动力模组模块,将无刷电机、行星减速器、传感器以及驱动组件集成于一个紧凑单元中,并采用中心空心轴结构。这种空心结构允许电缆、信号线或机械部件直接穿过执行器内部,从而实现更加整洁的布线布局和更高效的机器人关节设计。随着机器人系统日益紧凑化和复杂化,这种集成式执行器架构对于提升性能、可靠性以及系统集成便利性变得越来越重要。


components-of-akh-hollow-shaft-planetary-actuator


核心结构组成


中空行星动力模组主要是将多个关键驱动组件集成到单一动力模组单元中,具备如下几种要素:


  • 中空轴通道 – 支持内部线缆布线及结构贯穿

  • 无刷电机 – 提供高效且精确的运动控制

  • 行星减速机构 – 在保持紧凑结构的同时提高扭矩输出

  • 集成传感器与反馈系统 – 实现精确的位置与运动控制

  • 紧凑型外壳结构 – 提供结构刚性并简化安装过程


这种一体化设计减少了对外部组件的依赖,并显著简化了机器人系统架构。



中空行星动力模组的工作原理


中空行星动力模组通过集成电机与行星减速系统,将电能转换为可控的机械运动。这一过程能够在紧凑的动力模组结构内实现高效的扭矩放大与精确的运动输出。其工作过程大体可分为以下几个阶段:


1. 电能输入
动力模组从电机控制器接收电能输入。该电能在无刷电机内部产生受控电磁场,从而启动旋转运动。


2. 无刷电机旋转
无刷电机将电能转换为高速旋转运动。无刷电机具有高效率、快速响应以及精确控制能力,使其高度适合机器人应用场景。


3. 行星齿轮减速
电机产生的高速旋转传递至行星减速机构。行星齿轮系统在降低转速的同时放大输出扭矩,使动力模组能够在不增加电机体积的情况下输出更高扭矩。


4. 扭矩放大与传递
通过齿轮减速,扭矩得到有效放大,并高效传递至动力模组输出端。一体化结构可最大程度减少能量损耗,并保持较高的机械效率。


5. 通过中空轴输出至机器人关节
放大的扭矩通过中空轴输出端传递,直接驱动机器人关节。


通过结合高效的扭矩传递能力与集中式中空轴架构,这种动力模组设计为下一代机器人系统带来了显著的集成与性能优势。



中空行星动力模组的核心优势

(为何中空轴架构能够提升机器人集成能力)


相比传统动力模组设计,中空行星动力模组在系统集成度、效率与可靠性方面具有显著优势。其独特的结构架构与一体化动力模组设计,使其特别适用于需要紧凑尺寸、高性能和可扩展集成能力的现代机器人系统。


核心优势包括:


  • 内部线缆布线能力
    中空轴结构允许电源线缆、信号线或机械组件直接从动力模组中心穿过。这消除了外部线缆布线需求,减少了系统杂乱程度,并降低了运行过程中线缆干扰、磨损或损坏的风险。


  • 更高的结构集成度
    通过将电机、行星减速机构以及反馈系统集成到单一紧凑动力模组单元中,中空动力模组减少了对外部组件的依赖。这不仅简化了机械设计,还显著提高了整体系统的紧凑性与集成效率。


  • 简化机器人关节设计
    集中式、模块化的动力模组架构使机器人关节设计、装配与维护更加简单高效。工程师可以在减少机械和电气限制的情况下,构建更加整洁、高效的机器人系统。


这些优势使中空行星动力模组成为先进机器人系统的理想解决方案,并成为推动新一代机器人关节设计发展的关键技术之一。


中空动力模组的应用场景


基于上述结构与集成优势,中空行星动力模组已成为现代机器人系统中越来越重要的核心解决方案。其集中式架构能够实现更加紧凑的关节设计,降低机械复杂性,并支持可扩展的动力模组集成。因此,中空动力模组能够广泛应用于多个先进机器人领域,特别是在对性能、紧凑性和系统可靠性要求极高的应用中发挥关键作用。


人形机器人

人形机器人关节要求在有限空间内提供高扭矩输出,同时保持平稳且稳定的运动性能。而中空动力模组通过支持内部线缆布线并减少外部组件,能够更好地使关节结构更加紧凑和集中。


applications-of-hollow-shaft-actuators-humaniod robot


机械臂与协作机器人

对于机械臂和协作机器人而言,易于集成和结构简化是关键设计优先事项。中空动力模组能够减少外部布线,并降低对独立驱动组件的依赖,从而实现更加整洁的机械结构布局。


applications-of-hollow-shaft-actuators-collaborative robot


外骨骼与可穿戴机器人

外骨骼系统对轻量化和紧凑型动力模组解决方案具有极高要求,同时需要能够无缝集成到可穿戴结构中。中空动力模组允许设计人员构建集中式关节驱动结构,因此来减少体积并提高整体机械效率。


工业机器人与模块化机器人系统

现代工业机器人越来越依赖模块化动力模组架构,以提高系统可扩展性并简化集成过程。由于中空行星动力模组能够实现紧凑、自包含的关节驱动单元,并可轻松集成到机械臂和自动化设备中的这一特征,能最大化满足工业机器人和模块化机器人的运动需求。


CubeMars AKH 系列中空行星动力模组介绍


为应对现代机器人系统在集成性、效率和可靠性方面的挑战,CubeMars 开发了 AKH 系列中空行星动力模组。该系列采用紧凑的一体化动力模组设计,将高扭矩密度、内部走线能力以及行星减速机构集成于单一空间高效的结构中。这些特性使 AKH 系列动力模组特别适用于对性能、紧凑性和可靠性要求极高的先进机器人关节应用。


akh-series-hollow-shaft-planetary-actuator-cn


技术优势


  • 高扭矩密度: 在紧凑尺寸下提供强大的扭矩输出,使机器人关节在不增加体积的情况下实现更高性能。

  • 集成行星减速机构: 提高机械传动效率并减少背隙,从而实现更高的运动精度。

  • 中空轴结构: 支持电缆和传感器内部走线,简化关节结构设计并提升系统集成度。

  • 模块化设计: 将电机、传动机构和反馈系统集成于单一动力模组中,简化装配流程并降低维护复杂度。

  • 增强可靠性: 更少的外部组件以及带有受保护的布线确保电机在苛刻环境中实现长期耐用性。


AKH 系列型号对比(快速选型指南)

特性AKH70‑16 V1.0 KV41AKH70‑48 V1.0 KV41选型建议
减速比16:148:1更高减速比 = 更高输出扭矩
峰值扭矩78 Nm222 Nm根据关节负载需求选择
扭矩密度88.74 Nm/kg159 Nm/kg密度越高,单位重量性能越强
重量879 g1396 g在紧凑性与高功率之间权衡
适用关节类型中等负载、紧凑型关节高负载、大负载关节根据实际应用匹配动力模组
核心优势性能均衡、重量更轻最大扭矩输出能力根据紧凑性或扭矩优先级选择
中空轴结构支持支持支持内部走线与集成设计
集成电子系统支持支持简化控制与反馈集成
典型应用中型机械臂、小型足式机器人大型足式机器人髋/膝关节、重载机械臂帮助快速匹配适合型号

选型提示: 当空间、重量和中等扭矩为优先考虑因素时,建议选择 AKH70-16。当高扭矩输出和高负载能力是关键需求时,即使体积略大,建议选择 AKH70-48。


(AKH 系列测试视频)


凭借中空轴结构、集成行星减速机构以及紧凑的模块化设计,CubeMars AKH 系列中空行星动力模组为下一代机器人关节提供了高性能、可扩展且可靠的解决方案。对比表清晰展示了 AKH70-16 与 AKH70-48 之间的关键差异,使工程师能够在保持系统集成效率和可靠性的同时,快速为其应用选择合适的动力模组。


如何选择合适的中空轴动力模组


选择中空轴动力模组并不复杂。通过清晰的步骤拆解选型过程,即使是初学者也能在性能、尺寸和系统集成之间做出合理平衡。


第一步:明确关节负载需求


首先需要确定关节所需的扭矩,包括静态负载(关节需要支撑的重量)和动态负载(运动过程中产生的力。)选择能够可靠承受这些负载的动力模组,可确保关节运行平稳,并避免过早磨损。

(提示: 扭矩选型过高会增加不必要的体积和重量,而扭矩不足则可能导致系统失效。)


第二步:考虑空间和重量限制


接下来评估关节可用安装空间以及可承受重量。虽然中空轴动力模组本身结构紧凑,但不同型号在尺寸和重量上仍存在差异。


  • 对于 紧凑型机器人或可穿戴设备, 优先选择小型、轻量化动力模组

  • 对于 重载机械臂或大型关节, 选择更高扭矩动力模组,即使尺寸略大

(原因: 合理平衡尺寸与扭矩,可在保证性能的同时维持机器人灵活性与效率。)


第三步:检查集成功能特性


中空轴动力模组通常具备多种集成功能,应根据系统设计需求进行评估:


  • 内部走线结构 减少外部线缆杂乱并保护线缆

  • 集成行星减速机构 提高机械效率并减少背隙

  • 集成反馈系统 简化控制系统并减少外部组件

(提示: 确保动力模组功能与系统架构匹配,可避免后期重新设计带来的成本与时间损失。)


第四步:匹配实际应用场景


最后,根据具体应用类型和优先需求进行选择:


  • 人形机器人或外骨骼机器人 → 优先 考虑紧凑性、轻量化和平滑运动.

  • 工业机器人或重载机器人系统 → 优先 考虑高扭矩输出、耐用性和精度.

(原因: 明确应用场景可确保所选动力模组不仅满足参数要求,也符合实际运行需求。)


总结


通过遵循上述步骤——评估负载需求、分析空间与重量限制、检查集成功能特性,并匹配具体应用场景——工程师可以系统化地选择合适的中空轴动力模组。这种方法能够确保机器人关节具备高效率和高可靠性,并完美适配目标机器人平台,无需依赖经验猜测或反复试错。


结论 


中空行星动力模组代表了现代机器人领域的一项关键创新,具备紧凑集成、高扭矩密度和简化关节设计等核心优势。从内部走线能力到模块化动力模组架构,这些特性使工程师能够构建更加可靠、高效且具备良好扩展性的机器人系统。


通过深入理解动力模组的技术优势、评估具体应用需求,并遵循结构化选型流程,无论是初学者还是经验丰富的机器人设计工程师,都可以为下一代机器人项目自信地选择最合适的动力模组。


相关文章
多伦多都市大学机器人团队在大学火星车挑战赛中荣获加拿大队伍第二名
多伦多都市大学机器人团队在大学火星车挑战赛中荣获加拿大队伍第二名
多伦多都市大学机器人团队(Toronto MetRobotics,简称TMR)汇聚了众多学科领域的佼佼者,他们共同致力于设计、开发和制造具有竞争力的高性能机器人。
2024-07-11
CubeMars 2025赛事赞助名单公布
CubeMars 2025赛事赞助名单公布
机器人赛事不仅是技术创新的竞技场,更是激发年轻人创造力、推动行业发展的重要平台。Robocon和RoboMaster作为国内外知名的机器人赛事,长期以来吸引着成千上万的科技爱好者参与。
2024-11-22
康复机器人用什么电机?平顺扭矩与低齿槽设计分析
康复机器人用什么电机?平顺扭矩与低齿槽设计分析
康复机器人选电机,平顺扭矩与低齿槽是关键。详解手部、外骨骼、下肢拉伸等设备选型要点,附真实案例。
2026-04-28
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示